IMX8MP 内联 ECC 亲爱的恩智浦技术支持团队 我目前正在尝试在 IMX8MP 上使用 Inline ECC 功能(按照 AN13566.pdf 和https://community.nxp.com/t5/NXP-Tech-Blog/xxx中的步骤操作)。 ). 根据 IMX8MPRM.pdf 第 9.2.5.1.20.3 节、我尝试将 ecc_region_parity_lock 设置为解锁。 我修改了 lpddr4_timing.c 的内容,将 0x3d400074 寄存器的值设置为 0x780。 struct dram_cfg_param ddr_ddrc_cfg[] = {
{0x3d400304, 0x1},
{0x3d400030, 0x1},
{0x3d400000, 0xa3080020},
{0x3d400020, 0x1323},
{0x3d400024, 0x1e84800},
{0x3d400064, 0x7a0118},
{0x3d400070, 0x070277D4},
{0x3d400074, 0x780},
...... 但是,通过 memtool 工具读取的寄存器值是 0x790。 root@imx8mp-lpddr4-evk:~# /unit_tests/memtool 0x3d400074 1
E
Reading 0x1 count starting at address 0x3D400074
0x3D400074: 00000790 我想知道如何正确配置这个寄存器。 提前感谢您的支持。 Re: IMX8MP Inline ECC 感谢您的支持 Re: IMX8MP Inline ECC 你好@James33
请分享您修改后的 RPA 文件。
B.R Re: IMX8MP Inline ECC Hi @James33
你是自己手动修改的寄存器的值吗?
B.R Re: IMX8MP Inline ECC 你好 Re: IMX8MP Inline ECC lpddr4_timing.c 文件由 DDR 工具生成( * 代码由 DDR 工具 v4.0.0_10-1eade933a 生成)。该寄存器的默认值为 0x790。根据 AN13566 第 3.2.3 节的描述、我想访问 ECC 奇偶校验区,因此手动将其改为 0x780,但没有成功。 /*
* Copyright 2026 NXP
*
* SPDX-License-Identifier: BSD-3-Clause
*
* Code generated with DDR Tool v4.0.0_10-1eade933a.
* DDR PHY FW2020.06
* Part number: NXP LPDDR4 EVK board's default DDR part
*/
#include
#include
/* Initialize DDRC registers */
struct dram_cfg_param ddr_ddrc_cfg[] = {
{0x3d400304, 0x1},
{0x3d400030, 0x1},
{0x3d400000, 0xa3080020},
{0x3d400020, 0x1323},
{0x3d400024, 0x1e84800},
{0x3d400064, 0x7a0118},
{0x3d400070, 0x7027fd4},
{0x3d400074, 0x790},
{0x3d4000d0, 0xc00307a3},
{0x3d4000d4, 0xc50000},
{0x3d4000dc, 0xf4003f},
{0x3d4000e0, 0x330000},
{0x3d4000e8, 0x660048},
{0x3d4000ec, 0x160048},
{0x3d400100, 0x2028222a},
{0x3d400104, 0x8083f},
{0x3d40010c, 0xe0e000},
{0x3d400110, 0x12040a12},
{0x3d400114, 0x2050f0f},
{0x3d400118, 0x1010009},
{0x3d40011c, 0x502},
{0x3d400130, 0x20800},
{0x3d400134, 0xe100002},
{0x3d400138, 0x120},
{0x3d400144, 0xc80064},
{0x3d400180, 0x3e8001e},
{0x3d400184, 0x3207a12},
{0x3d400188, 0x0},
{0x3d400190, 0x49f820e},
{0x3d400194, 0x80303},
{0x3d4001b4, 0x1f0e},
{0x3d4001a0, 0xe0400018},
{0x3d4001a4, 0xdf00e4},
{0x3d4001a8, 0x80000000},
{0x3d4001b0, 0x11},
{0x3d4001c0, 0x1},
{0x3d4001c4, 0x1},
{0x3d4000f4, 0x799},
{0x3d400108, 0x9121b1c},
{0x3d400200, 0x14},
{0x3d400208, 0x0},
{0x3d40020c, 0x14141400},
{0x3d400210, 0x1f1f},
{0x3d400204, 0x50505},
{0x3d400214, 0x4040404},
{0x3d400218, 0x4040404},
{0x3d40021c, 0xf0f},
{0x3d400250, 0x1705},
{0x3d400254, 0x2c},
{0x3d40025c, 0x4000030},
{0x3d400264, 0x900093e7},
{0x3d40026c, 0x2005574},
{0x3d400400, 0x111},
{0x3d400404, 0x72ff},
{0x3d400408, 0x72ff},
{0x3d400494, 0x2100e07},
{0x3d400498, 0x620096},
{0x3d40049c, 0x1100e07},
{0x3d4004a0, 0xc8012c},
{0x3d402020, 0x1021},
{0x3d402024, 0x30d400},
{0x3d402050, 0x20d000},
{0x3d402064, 0xc001c},
{0x3d4020dc, 0x840000},
{0x3d4020e0, 0x330000},
{0x3d4020e8, 0x660048},
{0x3d4020ec, 0x160048},
{0x3d402100, 0xa040305},
{0x3d402104, 0x30407},
{0x3d402108, 0x203060b},
{0x3d40210c, 0x505000},
{0x3d402110, 0x2040202},
{0x3d402114, 0x2030202},
{0x3d402118, 0x1010004},
{0x3d40211c, 0x302},
{0x3d402130, 0x20300},
{0x3d402134, 0xa100002},
{0x3d402138, 0x1d},
{0x3d402144, 0x14000a},
{0x3d402180, 0x640004},
{0x3d402190, 0x3818200},
{0x3d402194, 0x80303},
{0x3d4021b4, 0x100},
{0x3d4020f4, 0x599},
{0x3d403020, 0x1021},
{0x3d403024, 0xc3500},
{0x3d403050, 0x20d000},
{0x3d403064, 0x30007},
{0x3d4030dc, 0x840000},
{0x3d4030e0, 0x330000},
{0x3d4030e8, 0x660048},
{0x3d4030ec, 0x160048},
{0x3d403100, 0xa010102},
{0x3d403104, 0x30404},
{0x3d403108, 0x203060b},
{0x3d40310c, 0x505000},
{0x3d403110, 0x2040202},
{0x3d403114, 0x2030202},
{0x3d403118, 0x1010004},
{0x3d40311c, 0x302},
{0x3d403130, 0x20300},
{0x3d403134, 0xa100002},
{0x3d403138, 0x8},
{0x3d403144, 0x50003},
{0x3d403180, 0x190004},
{0x3d403190, 0x3818200},
{0x3d403194, 0x80303},
{0x3d4031b4, 0x100},
{0x3d4030f4, 0x599},
{0x3d400028, 0x0},
}; 谢谢您的答复。 Re: IMX8MP Inline ECC Hello!!
View full article