1611656_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

1611656_ja-JP

1611656_ja-JP

S32K3 ADC 外部チャネルの利用

こんにちは。NXPチーム

S32K3 ADCの外部チャネルの使い方

_0-1678280791752.png


.

Re: S32K3 ADC Use of external channels

こんにちは、 @VaneBさん

これに関して、追加の質問があります。

もし私のデザインにマルチマックスがなくても、例えばセンサ1にADC1_X[0]、センサ2にADC1_X[1]、そしてADC1_Xセンサ3にだけ使いたい場合は、MAピンをGPIO出力ピンなど他の用途で再利用してLEDを駆動することは可能でしょうか?



私のデザインはs32k344をベースにしています

Re: S32K3 ADC Use of external channels

NPXチームの皆様、こんにちは。

このトピックに関連して、以下の図のようなSCHを実装することが可能かどうか確認していただけますか?

PereClapers_0-1714742575648.png

サポートありがとうございます。

Re: S32K3 ADC Use of external channels

@VaneB

ご協力いただき、誠にありがとうございました。

Re: S32K3 ADC Use of external channels

こんにちは@Niuyanlin

各ADCは外部アナログ多重化器の8チャネル中1チャネルを選択するために使う3つの外部デコード信号(MA)を提供し、最大4つのマルチプレクサを設置して32の外部チャネルを接続できます。つまり、これら4つのマルチプレクサは同じMA信号を共有します。

VaneB_0-1678390552677.png

ADCは変換対象の現在のチャネルに基づき、これらの外部アナログ多重化器を制御するよう自動設定します。マスクレジスタのビットに応じて、対応する「X」ピンがサンプリングされ、その結果が「MA」と「X」の組み合わせに対応する場所に格納されます。

当社の開発ボードには外部アナログ多重化装置が設計されていないため、そのような例は実装されていません。

Re: S32K3 ADC Use of external channelsこんにちは。ヴェインB
あなたのプロンプトによると、RTDで外部チャネルADCを使った例が見つかりません。もし対応するルーティンがあれば、ぜひ送っていただけると嬉しいです。どうもありがとうございます。
Re: S32K3 ADC Use of external channels

こんにちは@Niuyanlin

RTDで役立つかもしれないADCの実装例が見つかります。


BR

VaneB

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎06-30-2026 04:31 AM
Updated by: