2138214_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2138214_ja-JP

2138214_ja-JP

S32K14x プロジェクトを S32DS 2018.R1 および SDK 0.8.6 から S32DS 3.6.1 および RTD 3.0 に移行するにはどうすればよいでしょうか?

S32K 146 チップを使用して、プロジェクトを S32DS 2016.R1 から S32DS3.6.1 に移行し、SDK 0.8.6 から RTD 3.0 に切り替えようとしています。

S32DS 3.6.1でプロジェクト設定を手動で新しいプロジェクトに転送しています。しかし、ペリフェラルの設定に問題があります。

また、NXP の Web サイトでは、S32DS 3.6.1 および RTD 3.0 用の非 AUTOSAR サンプル プロジェクトは見つかりませんでした。AUTOSAR なしで RTD 3.0 を使用するサンプル プロジェクトがあれば、共有していただけますか?ペリフェラルがどのように構成されているかを確認したいと思います。


これらはDS2018.R1にあったコンポーネントです

MX1_0-1753173141434.png


また、ピンを設定した後、次のエラーが発生しました。
「Ftfc_Fls_Ip_Types.h と StandardTypes.h の AUTOSAR バージョン番号が異なります。」

この問題を解決するにはどうすればCANますか?

S32K1



Re: How to migrate S32K14x project from S32DS 2018.R1 and SDK 0.8.6 to S32DS 3.6.1 and RTD 3.0?

こんにちは、

SDKs/MCAL から RTD への移行は手動のプロセスであり、残念ながら、それを容易にする自動化ツールはありません。ユーザーは以下を行う必要があります。

1. RTD フレームワークを使用して新しいプロジェクトを作成します。
2. 必要なコンポーネントを追加し、構成ツールを使用して構成します。
3. RTD 構造に合わせて、元のプロジェクトのコードを手動で調整または書き換えます。

参照できる SDK/MCAL から RTD への移行ガイドがあります。
https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN13435.pdf

RTD がインストールされている場合は、S32 Design Studio (S32DS) 内に AUTOSAR 以外のサンプル プロジェクトがいくつか見つかります。

PetrS_0-1753183865257.png

これらのサンプルは S32K146 専用のものではないかもしれませんが、参考資料として役立ちます。

BR、ペトル

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-21-2025 06:22 PM
Updated by: