2146693_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2146693_ja-JP

2146693_ja-JP

S32G: FreeRTOS SMP サポートに関する質問

こんにちは、チームの皆さん

お客様: クアンタ

プラットフォーム: S32G3

モジュール: FreeRTOS SMP サポート

Quanta は、 FreeRTOS_4_0_3_CD3パッケージに SMP サポート付きの FreeRTOS v11 の例を投資しており、S32G3 Cortex-M7 プラットフォームでの SMP サポートの実装の詳細を知りたいと考えています。

1. S32G3 の Cortex-M7 コアで SMP を有効にして管理する方法。
2. SMP サポートの実際の範囲はどの程度ですか (例: タスクのスケジュール設定、同期、コア間通信)。
3. キャッシュ コヒーレンスがハードウェアでサポートされているか、または実装でキャッシュを完全に無効にする必要があるかどうか。

どうぞよろしくお願いいたします。

よろしくお願いいたします。

レオ

RTOSRe: S32G: Questions about FreeRTOS SMP support

こんにちは@congnguyenhuu @lequana2

サポートありがとうございます。これらの回答をお客様にフィードバックします。

BR、

レオ

Re: S32G: Questions about FreeRTOS SMP support

こんにちは@LeoLiAPこの情報はあなたの質問に対する解決策であるとマークしておきます。不明な点があればフィードバックしていただければマークを外します。

Re: S32G: Questions about FreeRTOS SMP support

こんにちは@LeoLiAP


1.リリース4.0.3CD3 には、SMP の組み込みサポートを提供する S32DS サンプルFreeRTOS_SMP_Example_S32G399が含まれています。SMP を有効にするために追加の構成は必要ありません。S32DS構成で SMP の有効化と管理が実行され、すぐに使用できます。

2. S32G SMP は、タスク スケジューラ、キュー、セマフォなどの API をサポートします。

コア間通信では、コア間の信号伝達、コアの再スケジュールのトリガーにコア間割り込みを使用しますが、ストリーム バッファー、メッセージ バッファー API はまだサポートされていません。

上記に記載されていない残りの API については、まだテストが行われておらず、動作が保証されていません。

3. キャッシュを有効にすると、S32G SMP CAN が動作します。

FPU が有効になっている場合はサポートされません。


ご質問がありましたら、どうぞお気軽にお尋ねください。

よろしくお願いします、
コング

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-21-2025 06:15 PM
Updated by: