Multi Source Translation Content

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

Multi Source Translation Content

ディスカッション

ソート順:
克服将U-Boot和Linux® OS移植到QorIQ P5系列开发系统的挑战 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 将最新版本的u-boot和Linux移植到最新QorIQ P5系列器件带来了全新的挑战。 面向Linux实现对UART、USB、闪存等外设的支持和使用扁平器件树结构,需要在u-boot与内核之间进行协调。 P5系列器件包含面向网络处理的数据通路加速架构(DPAA)和RAID引擎。 除此之外,通过管理程序可实现系统分区,基于内核的虚拟机支持资源共享和访问控制。 在本课程中,您将学习如何克服这些挑战,应使用哪些工具,如何使存储控制器支持DDR3,这些多核器件上的多重PCI Express®和DPAA,并了解管理程序和用户空间数据通路加速架构(USDPAA)等其他SDK组件。
記事全体を表示
NET-N1866は、ラインレートネットワーキングと64ビット性能を備えたバッテリ駆動アプリケーションを実現 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> ポータブルストレージ、IoTゲートウェイ、組み込み制御など、通信プロセッサの最新のイノベーションによって可能になった、低電力またはバッテリ駆動のスペースに制約のある新しいタイプのアプリケーションを見てみましょう。 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> ポータブルストレージ、IoTゲートウェイ、組み込み制御など、通信プロセッサの最新のイノベーションによって可能になった、低電力またはバッテリ駆動のスペースに制約のある新しいタイプのアプリケーションを見てみましょう。 スマートネットワーク
記事全体を表示
DES-N2001 配電が簡単に <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> このプレゼンテーションでは、PCB上の配電ネットワークを設計するための簡単なEM物理学と幾何学ベースのアプローチを紹介します。入力電源接続からICダイまで、説明した簡単なルールを使用して、電源ノイズを低減し、EMCを改善することができます。 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> このプレゼンテーションでは、PCB上の配電ネットワークを設計するための簡単なEM物理学と幾何学ベースのアプローチを紹介します。入力電源接続からICダイまで、説明した簡単なルールを使用して、電源ノイズを低減し、EMCを改善することができます。 デザイン |ソフトウェア&サービス
記事全体を表示
例 MPC5775K DSPI_with_interrupts S32DS_1.0 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> ******************************************************************************** *詳細な説明: * * アプリケーションはSPI0モジュールをマスターとして、SPI2モジュールをスレーブとして初期化します。 *データはマスターからスレーブへ、スレーブからマスターへ送信されます。データの後 ※受信後、モジュールごとの割り込みを処理し、データをグローバルに保存 *変数。 * * * ------------------------------------------------------------------------------ *テストHW:MPC5775K-356DS、MPC57xxマザーボード ※MCU:PPC5775KMMY3A 0N76P * Fsys:PLL0 266MHz * Z4コア133MHz *デバッガ:Lauterbach Trace32 * PeMicroのUSB-ML-PPCNEXUS ※対象:internal_FLASH(デバッグモード、リリースモード) * EVB接続:P18.0〜P18.5(CS_0) * P18.2からP18.7(SCK) * P18.3 から P18.9 (SIN - SOUT) * P18.4〜P18.8(SOUT-SIN) * * ******************************************************************************** <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> ******************************************************************************** *詳細な説明: * * アプリケーションはSPI0モジュールをマスターとして、SPI2モジュールをスレーブとして初期化します。 *データはマスターからスレーブへ、スレーブからマスターへ送信されます。データの後 ※受信後、モジュールごとの割り込みを処理し、データをグローバルに保存 *変数。 * * * ------------------------------------------------------------------------------ *テストHW:MPC5775K-356DS、MPC57xxマザーボード ※MCU:PPC5775KMMY3A 0N76P * Fsys:PLL0 266MHz * Z4コア133MHz *デバッガ:Lauterbach Trace32 * PeMicroのUSB-ML-PPCNEXUS ※対象:internal_FLASH(デバッグモード、リリースモード) * EVB接続:P18.0〜P18.5(CS_0) * P18.2からP18.7(SCK) * P18.3 から P18.9 (SIN - SOUT) * P18.4〜P18.8(SOUT-SIN) * * ******************************************************************************** 全般
記事全体を表示
DES-N1853 QorIQ LS1043A 应用解决方案套件(物联网、NAS、RGW) <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 本次课程中,教师将演示如何使用面向QorIQ LS1043A处理器的应用解决方案套件(ASK)开发终端产品。 观看视频演示 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 本次课程中,教师将演示如何使用面向QorIQ LS1043A处理器的应用解决方案套件(ASK)开发终端产品。 观看视频演示 设计 | 软件与服务
記事全体を表示
如何将丢失的设备安装到CodeWarrior for HCS12 v5.2 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> CodeWarrior Development Studio for HCS12(X) 微控制器(经典 IDE)v5.2 已经发布几个月了。   最近,自 v5.2 发布以来,我收到了许多来自客户的问题。这些问题几乎相似:如何将丢失的设备添加回我的 CodeWarrior v5.2?   从我的角度来看,我认为如果特定设备有服务包,则有一种解决方法。 详情请参阅附件。 概述 回复:如何将丢失的设备安装到CodeWarrior for HCS12 v5.2 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 请参阅步骤 D,了解处理器专家步骤 如何向 CodeWarrior Classic HCS12(X) 5.2 添加缺失的衍生产品(非官方方法) 回复:如何将丢失的设备安装到CodeWarrior for HCS12 v5.2 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 你好 我必须为我的芯片 MC9S12G64 添加服务包,但Processor Expert 不起作用。 回复:如何将丢失的设备安装到CodeWarrior for HCS12 v5.2 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 这里发布了一种不同的非官方(不受支持)解决方法,可以重新添加所有设备。 向 CodeWarrior 5.2 添加缺失的衍生产品(非官方方法)
記事全体を表示
AMF-AUT-T2411 - Altia: Breaking Down the Automotive eCockpit Design Challenge In the past, auto HMI developers approached the instrument cluster, infotainment system and any other auxiliary driver displays as separate projects, each with their own unique challenges and requirements. With eCockpit HMI developers are tasked with approaching the cluster, IVI system, HUD, rear-seat entertainment and other screens in the vehicle as a single system of displays that have been fragmented within the vehicle and even run on a singular MPU. Examine the requirements for these new integrated cockpit systems. Discuss how design teams can deliver consistent language, look and feel across multiple displays with separate and varied purposes. Talk about the concerns related to safety and certification for system as it applies to a variety of auto standards and reveal how teams can successfully design these systems for a single processor family and reuse across low- high-end auto models. In the past, auto HMI developers approached the instrument cluster, infotainment system and any other auxiliary driver displays as separate projects, each with their own unique challenges and requirements. With eCockpit HMI developers are tasked with approaching the cluster, IVI system, HUD, rear-seat entertainment and other screens in the vehicle as a single system of displays that have been fragmented within the vehicle and even run on a singular MPU. Examine the requirements for these new integrated cockpit systems. Discuss how design teams can deliver consistent language, look and feel across multiple displays with separate and varied purposes. Talk about the concerns related to safety and certification for system as it applies to a variety of auto standards and reveal how teams can successfully design these systems for a single processor family and reuse across low- high-end auto models.
記事全体を表示
AUT-N1793 实践研讨会 S32 设计工作室和 SDK <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 使用 S32 SDK 和 S32 Design Studio,在几分钟内即可启动并运行 NXP S32K 平台。本次实践课程将介绍 S32 SDK 包的全部灵活性和功能,概述出色的开箱即用体验、易用性和更短的上市时间。与会者将学习如何结合 S32 Design Studio IDE 使用它来快速创建适合通用用例的应用程序,并完成所有开发步骤(安装、软件配置和 RTOS 集成、插入应用程序代码和目标调试)。 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 使用 S32 SDK 和 S32 Design Studio,在几分钟内即可启动并运行 NXP S32K 平台。本次实践课程将介绍 S32 SDK 包的全部灵活性和功能,概述出色的开箱即用体验、易用性和更短的上市时间。与会者将学习如何结合 S32 Design Studio IDE 使用它来快速创建适合通用用例的应用程序,并完成所有开发步骤(安装、软件配置和 RTOS 集成、插入应用程序代码和目标调试)。 安全互联汽车和自动化汽车
記事全体を表示
AUT-N1775 - 启用混合 CAN 网络 CAN FD 屏蔽 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 随着新CAN FD协议的推出,CAN应用需要同时支持传统的CAN帧和CAN FD帧。 特别是在过渡期,客户正在寻求可将传统的CAN帧与CAN FD帧混合的解决方案。 恩智浦开发出了全新的CAN收发器功能"CAN FD屏蔽",实现在CAN/CAN FD 混合架构中使用CAN控制器。 观看视频演示 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 随着新CAN FD协议的推出,CAN应用需要同时支持传统的CAN帧和CAN FD帧。 特别是在过渡期,客户正在寻求可将传统的CAN帧与CAN FD帧混合的解决方案。 恩智浦开发出了全新的CAN收发器功能"CAN FD屏蔽",实现在CAN/CAN FD 混合架构中使用CAN控制器。 观看视频演示 安全互联汽车和自动化汽车
記事全体を表示
INS-N2024 Semiconductor 101-102 Functionality and Manufacturing of Integrated Circuits Many people involved in the electronics industry need a basic knowledge of semiconductor components in order to understand issues like manufacturing cycle time, semiconductor fab consolidation and failure analysis results. This session is geared towards a non-technical audience and gives a high-level overview of semiconductor devices and how they are made. The lecture begins with a brief overview of how semiconductor devices work. The bulk of the presentation describes the generic manufacturing flow for semiconductor devices with an emphasis on the complexity of the equipment/facilities used and the process time required. Watch Video Presentation Many people involved in the electronics industry need a basic knowledge of semiconductor components in order to understand issues like manufacturing cycle time, semiconductor fab consolidation and failure analysis results. This session is geared towards a non-technical audience and gives a high-level overview of semiconductor devices and how they are made. The lecture begins with a brief overview of how semiconductor devices work. The bulk of the presentation describes the generic manufacturing flow for semiconductor devices with an emphasis on the complexity of the equipment/facilities used and the process time required. Watch Video Presentation Insight & Innovation Re: INS-N2024 Semiconductor 101-102 Functionality and Manufacturing of Integrated Circuits Please advise at Page 63 regarding the Assembly Package Process Flow, the arrows at the second row indicating the process flow are reserved.  Should it be: Plasma Clean --> Wire Bonding --> Mold --> Post Mold Cure .......
記事全体を表示
FTF-ACC-F1259 Simultaneous multithreading (SMT) is an advanced processor microarchitecture feature that allows independent execution threads to more effectively utilize a superscalar CPU pipeline organization. SMT implementations in a 2-way superscalar pipeline maximize dual-thread concurrency with relatively little incremental dynamic power dissipation. This session focuses on the SMT capabilities included in the next-generation Power Architecture e200z9 processor core, and the improved performance/power metric achievable through this microarchitecture. Simultaneous multithreading (SMT) is an advanced processor microarchitecture feature that allows independent execution threads to more effectively utilize a superscalar CPU pipeline organization. SMT implementations in a 2-way superscalar pipeline maximize dual-thread concurrency with relatively little incremental dynamic power dissipation. This session focuses on the SMT capabilities included in the next-generation Power Architecture e200z9 processor core, and the improved performance/power metric achievable through this microarchitecture. Re: FTF-ACC-F1259 When will the new e200z9 go out on the market?
記事全体を表示
ホームオートメーション向けの低電力ワイヤレス接続ソリューション <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> EUF-HMB-T1750 - ワイヤレス接続は、近い将来に見られるホームオートメーションアプリケーションの基本的な側面を表しており、ローカルワイヤレス接続ノードは国内ネットワークのビルディングブロックです。このセッションでは、プレゼンターは、NXP Semiconductorsの関連技術を、外部世界へのゲートウェイまでの単純なノードに紹介します。このセッションでは、すべての接続されたシナリオでますます重要になっているセキュリティの側面にも焦点を当てます。 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> EUF-HMB-T1750 - ワイヤレス接続は、近い将来に見られるホームオートメーションアプリケーションの基本的な側面を表しており、ローカルワイヤレス接続ノードは国内ネットワークのビルディングブロックです。このセッションでは、プレゼンターは、NXP Semiconductorsの関連技術を、外部世界へのゲートウェイまでの単純なノードに紹介します。このセッションでは、すべての接続されたシナリオでますます重要になっているセキュリティの側面にも焦点を当てます。
記事全体を表示
FTF-INS-F1125 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 一些物联网装置需要在现场维持运行超过10年。为这些应用选择传感器组件与移动和消费产品有很大不同。本演示文稿探讨了传感器的环境兼容性和长期运行特性,并概述了嵌入式工业应用的设计考虑因素。 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 一些物联网装置需要在现场维持运行超过10年。为这些应用选择传感器组件与移动和消费产品有很大不同。本演示文稿探讨了传感器的环境兼容性和长期运行特性,并概述了嵌入式工业应用的设计考虑因素。
記事全体を表示
Toradex、ハードウェアパートナープログラムを発表 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 2016年1月27日、スイス、ホルフ:Toradexは、新しいイニシアチブであるハードウェアパートナープログラムを発表しました。このプログラムの目的は、Toradexのお客様に 、ARM®ベースのシステムオンモジュール (SOM)と互換性のあるサードパーティハードウェアのエコシステムを提供することです。現在、このプログラムには、キャリアボード、キャリアボードとディスプレイの組み合わせ、パネルPCが含まれています。 Toradexの広範な 無料設計 リソースと サービスパートナー ネットワークにより、カスタマイズされたキャリアボードを迅速かつ簡単に作成できます。ただし、市場投入までの時間が特に短く、開発コストを低く抑える必要がある場合は、既製のソリューションがより望ましい場合があります。新しいハードウェアパートナープログラムは、Toradex独自の カスタマイズシングルボードコンピューター の提供を補完し、お客様が利用できる既製のソリューションをさらに拡大します。 ToradexのCEOであるStephan Dubachは、「Toradexは、堅牢なARMベースのSystem on Modulesを補完するハードウェアとソフトウェアの完全なエコシステムを提供することに取り組んでいます。私たちはすでに、お客様のソフトウェアおよびハードウェアサービスを支援することができるサードパーティ企業を含む、成功した サービスパートナープログラムを持っています。新しいハードウェアパートナープログラムは、既存のハードウェアエコシステムを補完するもので、既製のハードウェアの選択肢を増やすことでお客様に提供し、迅速なプロジェクト開発を支援します。」 サードパーティ製ハードウェアの全リストは、 https://www.toradex.com/support/partner-network/hardware で入手できます。 ▽Toradexについて: Toradexは、ARMベースのシステムオンモジュール(SOM)とカスタマイズされたSBCを提供するスイスを拠点とする企業です。NXP®/Freescale i.MX 6、 i.MX 7 & Vybrid、 NVIDIA® Tegra プロセッサを搭載したピン互換のSOMは、価格、パフォーマンス、消費電力、I/Oの面でスケーラビリティを提供します。Toradexは、オンライン直販と長期的な製品供給に加え、スイス、米国、インド、ブラジル、中国、日本などの 場所で 、現地での直接プレミアムサポートと在庫切れを提供しています。 全般
記事全体を表示
QorIQ处理平台中的DDR基础知识 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 了解 DDR 的基础知识,比较 DDR4 与 DDR3,并发现 QorIQ 产品中 DDR4 的新引脚和功能。本次会议还将提供使用 QorIQ 产品实现 DDR4 硬件和软件的指南。 由 Garry Guske 呈现 2015 年 3 月 26 日在 DwF 硅谷发表 会话 ID:AMF-SNT-T1044 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 了解 DDR 的基础知识,比较 DDR4 与 DDR3,并发现 QorIQ 产品中 DDR4 的新引脚和功能。本次会议还将提供使用 QorIQ 产品实现 DDR4 硬件和软件的指南。 由 Garry Guske 呈现 2015 年 3 月 26 日在 DwF 硅谷发表 会话 ID:AMF-SNT-T1044 Layerscape 处理平台
記事全体を表示
飞思卡尔全新解决方案——Wi-Fi模块+Beacon <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 基于 ARM ®技术的 DwF Kinetis MCU 南京站 — 2015 年 3 月 12 日 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 基于 ARM ®技术的 DwF Kinetis MCU 南京站 — 2015 年 3 月 12 日 Arm® 处理器 接口和连接
記事全体を表示
APF-ACC-T1551 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 本课程介绍了飞思卡尔 i.MX 6 系列应用处理器中的多种接口,这些接口使其成为汽车应用的理想选择。 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 本课程介绍了飞思卡尔 i.MX 6 系列应用处理器中的多种接口,这些接口使其成为汽车应用的理想选择。
記事全体を表示
HOWTO: Install IAR Eclipse plug-in into S32 Design Studio for ARM S32 Design Studio (S32DS) for ARM supports IAR Eclipse plug-in that enables users to build and debug a S32DS project with IAR toolchain for ARM. This document describes how to install this plugin and how to enable IAR in the new project wizard. Current version of S32DS for ARM 2018.R1 supports IAR compilers  v7.x and v8.x. After the IAR eclipse plugin installation is finished you should be able to create, build and debug a new S32DS project (including SDKs) using IAR compiler/debugger interface directly under S32DS Eclipse environment.   Installation instructions First of all make sure you have IAR Embedded Workbench installed with a valid license from IAR. Now let's proceed to eclipse plug-in installation.   1. Install IAR Plugin manager  go to menu "Help" -> "Install New Software" and  click on "Add..." button to add a new IAR repository located here: http://eclipse-update.iar.com/plugin-manager/1.0 Tick " I Accept the terms of the license agreement" and click "OK" to accept unsigned content software Finally you proceed to the installation. When the plugin is installed you will be asked to restart S32DS Anytime you create a new workspace you will be asked to enter path to IAR Embedded Workbench IDE   2. Configure IAR plugins in IAR Embedded Workbench plugin manager Run IAR plugin manager (Menu "Help" -> "IAR Embedded Workbench plugin manager...") Select the ARM version (8.x) and click "Install" button.  Select all the IAR components displayed and proceed to installation by clicking "Next" button.   3. New IAR project in the project wizard You can now create a new project in S32DS and select IAR toolchain for ARM instead of default GCC compiler. There should appear a new item it the Debugger selection - "IAR plugin Debugger". Please choose this option if you intend to debug using IAR supported probes (e.g. I-jet) IAR specific panels and settings are now displayed in the project properties for a new S32DS project with the IAR options enabled (see above). There is a new category "IAR C-SPY Application" in the debug configurations panel that contains all the debug configurations for projects with IAR debug plugin option selected. The Debugger perspective now offers several IAR specific Views and features. Enjoy building and debugging with IAR Eclipse plug-in in S32DS! 3-rd party (premium) plug-ins New Project Wizard - Project Management and Settings Re: HOWTO: Install IAR Eclipse plug-in into S32 Design Studio for ARM hello. Stanislav Sliva I want to use IAR compiler. so I install IAR Plugin manager like you. But I encountered the following problem during installation. \ After installation, I did check 'window->preferences'. but there is no 'IAR Embedded Workbench' As shown in the picture below, I can not proceed with the installation any more. Please check this problem. Best regards MinYeop
記事全体を表示
MCUXpresso IDE v11.8.1 现已推出 我们很高兴地宣布 MCUXpresso IDE v11.8.1(build 1197)现已推出。 这是一个基于之前的 MCUXpresso IDE v11.8.0 版本的维护版本,我们建议所有现有用户下载并安装这个新版本。   安装程序下载 要下载所有平台的安装程序,请登录我们的下载网站: https://www.nxp.com/mcuxpresso/ide/download   文档 更多信息可在更新后的用户指南及其他文档中查阅,这些文档可通过 IDE 的“帮助”菜单访问内置帮助系统,或以 PDF 格式从安装目录中获取。   未来版本的发布通知 如需接收有关未来版本发布的通知,请关注:MCUXpresso IDE - 发布历史   变更摘要 - 版本 11.8.1 - 2023 年 10 月 升级:更新的 SEGGER J-Link 软件 (v7.92l)。 已升级:更新的 PEmicro 插件(v5.7.3)。 新增:支持 i.MX RT1180 设备和 MIMXRT1180-EVK 板。 新增:支持 KE1xZ512 器件和 X-FRDM-KE17Z512 开发板。 新增:支持 MCXA153 设备和 FRDM-MCXA153 开发板。 改进:[工具链集成] 在支持的编译器方言列表中添加了 C++20 和 C++23 条目。 修复:[Debugger][RW61x] 当安全项目位于闪存中时,连接脚本在 SYSRESET 后不会暂停。 修复:[Flash Programmer] 与 Flash blank 命令相关的一些问题。 已修复:[SDK 集成] 更改设备包时,未考虑设备特定的预处理器定义。   已知问题 请参阅安装布局中的 KnownIssues.txt 文件以获取详细列表。  
記事全体を表示
Switched Mode Power Supply Overview Reference Designs Block Diagram Recommended Products Overview NXP digital signal controllers provide a switched-mode power supply solution that maximizes efficiency while reducing system costs through bill-of-materials savings. Our solution dynamically compensates for system disadvantages such as component aging and operational variability due to changing load conditions. Reference Designs Product Name Link Features 3-Phase PMSM Control https://www.nxp.com/design/designs/3-phase-pmsm-control:PERMANENT-MAGNET-MOTOR The 3-Phase Permanent Magnet Synchronous (PMSM) Motor Control Reference Design is based on Kinetis V Series MCUs and intended to provide the example for 3-phase sensorless PMSM motor control solutions. The Reference design utilizes a closed-loop field-oriented vector speed (FOC) control mechanism. KV Series Full-Bridge DC-DC Switch Mode Power Supply (SMPS) https://www.nxp.com/design/designs/kv-series-full-bridge-dc-dc-switch-mode-power-supply-smps:FULL-BRIDGE-SMPS  Full Bridge DC-DC Switch Mode Power Supply Block Diagram Recommended Products Category Products Features DSC Kinetis® V Series: Real-time Motor Control & Power Conversion MCUs based on Arm® Cortex®-M0+/M4/M7 | NXP  Kinetis V Series MCUs are based upon the Arm Cortex-M0+, Cortex-M4, and Cortex-M7 cores and are designed for a wide range of BLDC, PMSM, and ACIM motor control and digital power conversion applications. Temperature Sensor I²C Digital Temperature/Voltage Sensors | NXP  NXP I2C Temperature/Voltage monitors offer best-in-industry precision to fit any thermal management need. Block Diagrams Industrial
記事全体を表示