将最新版本的u-boot和Linux移植到最新QorIQ P5系列器件带来了全新的挑战。 面向Linux实现对UART、USB、闪存等外设的支持和使用扁平器件树结构,需要在u-boot与内核之间进行协调。 P5系列器件包含面向网络处理的数据通路加速架构(DPAA)和RAID引擎。 除此之外,通过管理程序可实现系统分区,基于内核的虚拟机支持资源共享和访问控制。 在本课程中,您将学习如何克服这些挑战,应使用哪些工具,如何使存储控制器支持DDR3,这些多核器件上的多重PCI Express®和DPAA,并了解管理程序和用户空间数据通路加速架构(USDPAA)等其他SDK组件。