********************************************************************************
詳細な説明:
FlexCAN 0 を RXFIFO にメッセージを送受信するように設定します。
LOOPBACK モードが有効になっています。
RXFIFO IDテーブルには2つのIDが設定されます。
DMA は、RXFIFO からメッセージを読み取るように構成されています。
DMA メジャー割り込み内では、新しいメッセージは次のように送信されます。
どの Identifier 受け入れフィルターがヒットしましたか。
------------------------------------------------------------------------------
テストHW:S32K144 EVB-Q100
MCU:PS32K144HFVLL 0N77P
Fsys:160MHzの
デバッガー: Lauterbach
対象:internal_FLASH
********************************************************************************
改訂履歴:
1.0 Sep-4-2017 Petr Stancik 初期バージョン
*******************************************************************************
上記のコードをどこに追加しましたか..私も同じ問題に直面しています
CANソフトウェアバッファメモリをアライメントした後に解決しました。
組合
{
uint8_tバッファ[64];
構造 体
{
uint32_tバフ1;
uint32_tバフ2;
uint32_tデータ1;
uint32_tデータ2;
}MBS[8];
}CAN_RxData __attribute__((整列(64)));;
私もあなたと同じ問題を抱えています。もう解決しましたか