1121827_zh-CN

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

1121827_zh-CN

1121827_zh-CN

MPC5777M TSENS 温度计算示例 GHS616<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

********************************************************************************
详细描述:

示例展示了借助 TSENS 进行 MCU 的温度测量。
TSENS0 的校准常数从测试闪存中读取,
SARADC_B 设置为测量 Vbg 和 TSENS 输出。
计算出的内部温度可以显示在终端上。

EVB连接:

母板
J14-SCI_RX开启
J13-SCI_TX开启
J25——SCI_PWR开启

查看 PC 终端上的结果(19200、8N1、无)。您应该看到以下文本
(肯定有不同的值)

TSENS——温度测量
按任意键继续...

从测试闪存读取的TSENS校准常数

TSCA = 184
TSCB = 21
 
T = (232 + TSCA * 2^-6) * TSENS_code / VBG_code - (273 + TSCB * 2^-4) [摄氏度]

----------------------------------------------------------------------------

VBG_code = 251
TSENS_code = 339

TSENS温度=42.91摄氏度

------------------------------------------------------------------------------
测试硬件:MPC5777M
面罩组:0N50N
目标:RAM、internal_FLASH
Fsys:600 MHz PLL1,带 40 MHz 晶振参考
终端:19200波特,8N1
********************************************************************************

概述
Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-19-2025 08:27 AM
Updated by: