Multi Source Translation Content

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Multi Source Translation Content

Discussions

Sort by:
索取 S32K344 基本安全启动的 PC 端 GMAC 示例 您好,NXP团队, 我正在 S32K344 上测试基本安全启动。我已将示例图像 S32K344_SecureBootBlinky.bin(AppBootHeader + App)扩展到 0x40 + 0x 1000 字节。我正在尝试编写一个PC 端 GMAC 计算工具,以便我计算出的标签与 HSE 生成的标签一致,但到目前为止,我无法获得与 HSE 相同的 GMAC 标签。 你能否提供一个重现基本安全启动的 HSE GMAC 的 PC 端参考实现(任何语言都可以;C 或 Python 最理想)? 由于我无法分享我的实际 IV值和 ADKP 值,请随意选择测试值。包含以下内容的最小套餐: 短测试有效载荷(二进制), 示例 ADKP(16 字节)和基本安全启动使用的确切密钥派生, IV(12 字节), 预期的 GMAC 标签(16 字节), 而所需的图片布局(包括在何处/如何在末尾放置 IV 和标签) 将是完美的。 附件:我的扩展版 s32k344_secureBootBlinky 二进制文件(AppBootHeader + App = 0x40 + 0x1000)。 如果已经有 S32K344 Basic Secure 启动 的官方 PC 端示例或经过验证的测试向量,如有链接或 zip,将不胜感激。 感谢您的支持! Re: Request for PC-side GMAC example for S32K344 Basic Secure Boot 它的工作!谢谢 Re: Request for PC-side GMAC example for S32K344 Basic Secure Boot 你好@mws 这不是我们应该提供的东西,但我花了一些时间在这上面,因为它对我也很有用。请参见所附的 python 脚本。它包含 ADKP(与 HSE_DemoExamples 中的相同,因为我已经在板上对其进行了编程)。然后它需要文件 image.bin(纯二进制格式)。它应包含页眉+图像+IV。结果可在生成的 gmac_tag.txt 中找到。 它在我这边起作用,我得到的 GMAC 与 HSE 使用服务 hsebootdataimagesignsrv_T 生成的 GMAC 相同。我重复使用了示例 s32k344_basic_secureBoot,它使用 hsebootdataimagesignsrv_T 生成 IV 和 GMAC。它还能在图像背后进行编程。然后我将标题+图像+IV 导出到二进制文件并用它来开发脚本。在外部计算 GMAC 时,用户需要提供 IV。您可以像我一样在 bin 文件中提供 IV,也可以根据需要修改脚本。 此致, Lukas
View full article
iMX91-FRDM BLE接続の問題 こんにちは、 私は iMX91-FRDM ボード上の BLE コネクティビティに取り組んでいます。BLE チップは ( IW610 ) です。私の目標は、Gatt-Client を実装することです。 初期段階では特定の BLE デバイスに接続しようとしています。以下はその C コードです。 #define OCF_LE_EXT_CREATE_CONN 0x0043 int hci_connect( uint8_t *pMacAddr ) { le_ext_create_conn_cp cp; int ret; memset( (& cp), (0x00), sizeof(cp) ); cp.filter_policy = (0x00); //// do not filter cp.own_addr_type = (0x00); //// THIS device has a Random MAC address cp.peer_addr_type = (0x01); //// peer has a Random MAC cp.peer_addr.b[0] = (pMacAddr[0]); cp.peer_addr.b[1] = (pMacAddr[1]); cp.peer_addr.b[2] = (pMacAddr[2]); cp.peer_addr.b[3] = (pMacAddr[3]); cp.peer_addr.b[4] = (pMacAddr[4]); cp.peer_addr.b[5] = (pMacAddr[5]); cp.initiating_phys = (0x01); //// 01-->1M PHY cp.scan_interval = (0x0060); //// time between scans (x 0.625) => 60mS cp.scan_window = (0x0060); //// scan duration (x 0.625) => 60mS cp.conn_interval_min = (0x0050); //// connection interval MIN => 50mS cp.conn_interval_max = (0x00A0); //// connectino interval MAX => 100mS cp.conn_latency = (0x0000); //// connecion latency => 0mS cp.supervision_timeout = (0x03E8); //(0x0190); //// supervision timeout => 250mS cp.min_ce_length = (0x0000); //// 0 cp.max_ce_length = (0x0000); //// 0 ret = send_hci_command( m_hci_device, OGF_LE_CTL, OCF_LE_EXT_CREATE_CONN, (uint8_t *)(& cp), sizeof(cp) ); if ((0x00) != ret) { printf("-------- !!!! hci_connect() ---- %02x-%04x ", OGF_LE_CTL, OCF_LE_EXT_CREATE_CONN); printf(" ---- FAIL(0x%02x)\r\n", ret); return (0); } printf("@@@@@@@@ hci_connect() ---- %02x-%04x ", OGF_LE_CTL, OCF_LE_EXT_CREATE_CONN); printf(" ---- OK(0x%02x)\r\n", ret); return (1); } ........ bdaddr_t bdaddr; uint16_t handle; str2ba("CC:CD:C5:BA:7B:71", &bdaddr); int status = hci_le_add_white_list(m_hci_device, &bdaddr, 0, 1000); // 0 = public, 1 = random if (status == 0x00) printf("Device added to white list\n"); else printf("Failed, status: 0x%02x\n", status); scanEnabParm.enable = (0x00); //// enable == true printf("Set Scan-DISABLE Parameters.\n"); if (! send_hci_command( m_hci_device, 0x08, 0x0042, (uint8_t *)(& scanEnabParm), sizeof(scanEnabParm) )) { printf("\nSet Scan-Disable Parameters command failed.\n"); } sleep(2); if (! hci_connect(m_con_addr)) { printf("*Error- hci_connect() - FAILED \n"); return (0); } ただし、接続は完全には成功していません。以下はその hcidump です。 コードを実行すると、以下の応答が返されます。 HCI送信失敗: 入出力エラー 以下のコマンドは検出されません: HCIコマンド: 不明 (0x08|0x0043) plen 26   0000: 00 01 01 71 7b ba c5 cd  cc 01 60 00 60 00 50 00  ...q{.....`.`.P.   0010: a0 00 00 00 e8 03 00 00  00 00                    ………… > HCIイベント情報: コマンドステータス (0x0f) plen 4     不明 (0x08|0x0043) ステータス 0x00 ncmd 1 < HCIコマンド: LEデバイスを承認リストに追加 (0x08|0x0011) plen 7   0000: 00 71 7b ba c5 cd cc                              .q{.... > HCIイベント情報: コマンド完了 (0x0e) plen 4     LE デバイスを承認リストに追加 (0x08|0x0011) ncmd 1     ステータス 0x00 < HCIコマンド: 不明 (0x08|0x0042) plen 6   0000: 00 01 00 00 00 00                                …… > HCIイベント情報: コマンド完了 (0x0e) plen 4     不明 (0x08|0x0042) ncmd 1     0000: 00                                                。 < HCIコマンド: 不明 (0x08|0x0043) plen 26   0000: 00 01 01 71 7b ba c5 cd  cc 01 60 00 60 00 50 00  ...q{.....`.`.P.   0010: a0 00 00 00 e8 03 00 00  00 00                    ………… > HCIイベント情報: コマンドステータス (0x0f) plen 4     不明 (0x08|0x0043) ステータス 0x00 ncmd 1 > HCI イベント情報: LE メタ イベント情報 (0x3e) プレン 31     接続リクエスト     0000: 00 80 00 00 01 71 7b バ  c5 cd cc 00 00 00 00 00  .....q{.........     0010: 00 00 00 00 00 00 00 9c  00 00 00 e8 03 01        .............. < HCI コマンド: LE リモート使用機能の読み取り (0x08|0x0016) plen 2   0000: 80 00                                            .. > HCI イベント情報: LE メタ イベント情報 (0x3e) プレン 4     コマンド完了     0000: 80 00 01                                          ... > HCIイベント情報: コマンドステータス (0x0f) plen 4     LE リモート使用機能読み取り (0x08|0x0016) ステータス 0x00 ncmd 1 > ACLデータ: ハンドル128フラグ0x02 dlen 7     ATT: MTU要求 (0x02)       クライアント RX MTU 245 > HCI イベント情報: LE メタ イベント情報 (0x3e) プレン 11     お問い合わせ完了     0000: 80 00 f9 00 48 08 f9 00  48 08                    ……はぁ……はぁ。 > HCI イベント情報: LE メタ イベント情報 (0x3e) プレン 12     LE リモート読み取り使用機能完了       ステータス 0x00 ハンドル 128       機能: 0x25 0x41 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 < ACLデータ: ハンドル128フラグ0x00 dlen 7     ATT: MTU要求 (0x02)       クライアント rx mtu 517 < ACLデータ: ハンドル128フラグ0x00 dlen 7     ATT: MTU応答 (0x03)       サーバー rx mtu 517 > HCIイベント情報: 完了したパケットの数 (0x13) plen 5     128パケットを処理する1 > ACLデータ: ハンドル128フラグ0x02 dlen 7     ATT: MTU応答 (0x03)       サーバー RX MTU 245 < ACLデータ: ハンドル128 フラグ 0x00 dlen 11     ATT: タイプによる読み取り要求 (0x08)       開始 0x0001、終了 0xffff       タイプUUID 0x2b3a > HCIイベント情報: 完了したパケットの数 (0x13) plen 5     128パケットを処理する1 > HCIイベント情報: 完了したパケットの数 (0x13) plen 5     128パケットを処理する1 > ACLデータ: ハンドル128フラグ0x02 dlen9     ATT: エラー (0x01)       エラー: 属性が見つかりません (10)       ハンドル 0x0001 のタイプ要求 (0x08) による読み取り < ACLデータ: ハンドル128 フラグ 0x00 dlen 11     ATT: グループによる読み取り要求 (0x10)       開始 0x0001、終了 0xffff       タイプUUID 0x2800 > HCIイベント情報: 完了したパケットの数 (0x13) plen 5     128パケットを処理する1 > ACLデータ: ハンドル128フラグ0x02 dlen 24     ATT: グループ応答による読み取り (0x11)       属性ハンドル 0x0001、終了グループハンドル 0x0009       値 0x00 0x18       属性ハンドル 0x000a、終了グループハンドル 0x000d       値 0x01 0x18       属性ハンドル 0x000e、終了グループハンドル 0x001a       値 0x0a 0x18 < ACLデータ: ハンドル128 フラグ 0x00 dlen 11     ATT: グループによる読み取り要求 (0x10)       開始 0x001b、終了 0xffff       タイプUUID 0x2800 > HCIイベント情報: 完了したパケットの数 (0x13) plen 5     128パケットを処理する1 > ACLデータ: ハンドル128 フラグ 0x02 dlen 86     ATT: グループ応答による読み取り (0x11)       属性ハンドル 0x001b、終了グループハンドル 0x002f       値 0x66 0x9a 0x0c 0x20 0x00 0x08 0x12 0xab 0xea 0x11 0x78 0x6f 0x40 0x1b 0xc9 0xed       属性ハンドル 0x0030、終了グループハンドル 0x003e       値 0x66 0x9a 0x0c 0x20 0x00 0x08 0xf4 0xbd 0xe6 0x11 0x42 0x5b 0x90 0x82 0xea 0x18       属性ハンドル 0x003f、終了グループハンドル 0x0053       値 0x66 0x9a 0x0c 0x20 0x00 0x08 0xf4 0xbd 0xe6 0x11 0xcc 0x8b 0x50 0x10 0x58 0x4b       属性ハンドル 0x0054、終了グループハンドル 0xffff       値 0x9e 0xca 0xdc 0x24 0x0e 0xe5 0xa9 0xe0 0x93 0xf3 0xa3 0xb5 0x01 0x00 0x40 0x6e < ACLデータ: ハンドル128フラグ0x00 dlen 9     ATT: 書き込み要求 (0x12)       0x000dの値を処理する  0x02 0x00 > HCIイベント情報: 完了したパケットの数 (0x13) plen 5     128パケットを処理する1 > ACLデータ: ハンドル128フラグ0x02 dlen5     ATT: 書き込み応答 (0x13) < ACLデータ: ハンドル128フラグ0x00 dlen 7     ATT: 読み取り要求 (0x0a)       ハンドル 0x0003 > HCIイベント情報: 完了したパケットの数 (0x13) plen 5     128パケットを処理する1 > HCI イベント情報: LE メタ イベント情報 (0x3e) プレン 11     お問い合わせ完了     0000: 80 00 f9 00 48 08 f9 00  48 08                    ……はぁ……はぁ。 > HCI イベント情報: LE メタ イベント情報 (0x3e) プレン 6     認証完了     0000: 00 80 00 02 02                                    ..... > ACLデータ: ハンドル128フラグ0x02 dlen16     ATT: 読み取り応答 (0x0b)       0000: 53 42 44 2d 44 43 20 54  4f 4f 4c                SBD-DCツール < ACLデータ: ハンドル128フラグ0x00 dlen 7     ATT: 読み取り要求 (0x0a)       ハンドル 0x0005 > HCIイベント情報: 完了したパケットの数 (0x13) plen 5     128パケットを処理する1 > ACLデータ: ハンドル128フラグ0x02 dlen 7     ATT: 読み取り応答 (0x0b)       0000: c0 03                                            .. > HCIイベント情報: 切断完了 (0x05) plen 4     ステータス 0x00 ハンドル 128 理由 0x13     理由: リモートユーザーが接続を終了しました Re: iMX91-FRDM BLE connection issue こんにちは、 ご確認いただきありがとうございます。 - BluetoothCTを使用したテストのターミナル出力全体を共有してください - btmon -w file.pcapを使用してテストした HCI ログ ファイルを共有してください。 - 接続しようとしている BT デバイスの詳細を教えてください。IW610 がセントラルとして動作していると理解しています。ペリフェラルの GATT プロファイルを共有してください。 よろしくお願いいたします。 ダニエル。 Re: iMX91-FRDM BLE connection issue こんにちは、 私の返信は以下をご覧ください。 1. root@imx91frdm:~# cat /etc/os-release ID=fsl-imx-xwayland NAME="NXP i.MX リリース ディストリビューション" VERSION="6.6-スカースギャップ (スカースギャップ)" バージョンID=6.6-スカースギャップ VERSION_CODENAME="スカースギャップ" PRETTY_NAME="NXP i.MX リリース ディストリビューション 6.6-scarthgap (scarthgap)" CPE_NAME="cpe:/o:openembedded:fsl-imx-xwayland:6.6-scarthgap" ルート@imx91frdm:~#    uname -a Linux imx91frdm 6.6.36-lts-next-ge3c30730af75 #1 SMP PREEMPT 水曜日 9月  4 08:22:45 UTC 2024 aarch64 GNU/Linux 2. root@imx91frdm:~# bluetoothctl hci0 new_settings: 電源付きボンディング可能 le secure-conn cis-セントラル cis-ペリフェラル  エージェント登録済み [CHG] コントローラ B8:F4:4F:E0:53:A4 ペアリング可能: はい [Bluetooth] # バージョン バージョン5.72 [ブルートゥース] # 3. bluetoothctl から接続を試みましたが、正常に接続されません。ACL ログは hcidump -X で表示されます。BLE デバイスからの応答が表示されます。また、モバイル上の nRF Connect アプリを使用して BLE デバイスを正常に接続できました。 Re: iMX91-FRDM BLE connection issue こんにちは、 以下の情報についてご協力をお願いします。 1. 使用している OS のバージョンは何ですか? 2. 使用しているワイヤレス ドライバのバージョンは何ですか? 3. 問題を再現するために、bluetoothctl などの BlueZ ツールを既に試しましたか? よろしくお願いいたします。 ダニエル。
View full article
在SPI样例工程中如何配置CAN模块 我在S32DS软件中选择了s32k118芯片的SPI官方样例工程并配置成功后希望在MCAL中加入CAN功能模块。在CAN的CanConfigSet/CanHardwareObject功能时,CAN Object Type为RECEIVE时必须添加CAN HwFilter,但是添加完就提示10处错误,不添加又显示必须添加,如何解决?     Re: 在SPI样例工程中如何配置CAN模块 嗨,@sweet1、 是的,如果容器是 RECEIVE 类型,则需要启用 CanHwFilter。不过,RTD 1.0.1 应该安装在S32DS v3.4 上。请安装 S32DS v3.4,或将 RTD 版本升级到 2.0.0。 S32K1 RTD 1.0.1 版本说明: 致以最诚挚的问候, Julián Re: 在SPI样例工程中如何配置CAN模块 按照您的方法操作后,我还是遇到了这个错误。看来必须在接收操作期间启用 CanHwFilter。一旦启用,就会出现以下 10 种错误。我使用的是 RTD S32k1 AUTOSAR 4.4 RTD1.0.1 D2202 示例项目,S32DS 版本为 3.5。 Re: 在SPI样例工程中如何配置CAN模块 嗨,@sweet1、 您使用的是哪个 RTD 版本和 S32DS 版本? 您的 HTH(发送处理程序)Ids 应该高于 HRH(接收处理程序)Ids。因此,请尝试 将 HRH 放在 HTH 之前,如下图所示: 致以最诚挚的问候, Julián
View full article
コピー: S32K3XX の機能安全包囲安全パックの使用中に、CMU 检测中断構成 この投稿はここからのコピーです お客様は SAF バージョン 1.0.2 を購入しました。 CMU_FC_0 チャネルを使用して DCMRWP3 を 0X100 に構成する場合、破壊性ビットは発生しませんか? 安全_SW Re: Copy: 在使用S32K3XX的功能安全包safetypack时,CMU检测中断配置 こんにちは、ダニエル。 CMU_FC_0 は FXOSC クロックを監視し、割り込み (SYNC イベント) または破壊的リセット (ASYNC イベント) への反応を設定できます。反応を適切に設定するには、RTD MCU モジュールを使用してください。 DCMRWP3 を使用すると、PLL ロック喪失に対するデフォルトの破壊的なリセット反応を割り込みに降格できます。 この設定を確認するために、SW 手段 (EIM 経由の障害注入) によってこの障害を強制する方法はないと思います。 DCMRWP3とCMU_FC_0の間には関係はありません。 敬具、 ラドスラフ
View full article
S32K3 EB Tresos 上の CAN-RX WakeUp の構成エラーを解決するにはどうすればよいですか? APチームの皆さん、こんにちは。 EB-Tresos 上の CAN-RX WakeUp の設定エラーを解決したいと思います。 私の理解する限りでは、CAN-RX WakeUp の 1 つのポートに対して 2 種類のパターンを設定する必要があります。 1.CAN RX(例:CAN0-RX) 2.起床(例:WKPU[15]) しかし、両方のポート(CAN0-RXとWKPU[15])にPortPin Mscr:6があるため、エラーが発生しました。 図1を参照してください。 設定方法を教えてください。 EB-Tresos のバグでしょうか? RTD 5.0.0 と RTD2.0.0 には同じ問題があります... 図1.EB Tresos のエラーが設定されました。 敬具、 ふみ 優先度: 高 RTD 出典: NXP社内 Re: S32K3 How to solve configuration error of CAN-RX WakeUp on EB Tresos? こんにちは@DanNguyenDuy 、 ご確認いただきSOありがとうございます! BR、 ふみ Re: S32K3 How to solve configuration error of CAN-RX WakeUp on EB Tresos? こんにちは@Fumihiko_Satoさん 実際、この例では追加のウェイクアップポートは意味がありません。これは、以下の画像のように生成されたコードで確認できます(ウェイクアップポートはPTA6ピンの設定には変更されず、ALT2 - CAN_RXのままです)。SO、この例ではウェイクアップポートを削除できます。 よろしくお願いいたします。 ダン Re: S32K3 How to solve configuration error of CAN-RX WakeUp on EB Tresos? こんにちは@DanNguyenDuy 、 本当にありがとうございました! プロジェクトに基づいて設定する方法を理解しています。 このプロジェクトは K3 コミュニティと共有されていないと思います... CAN WakeUp RTD MCAL の次のプロジェクトは、追加のウェイクアップ ポートが原因でビルド エラーが発生します... https://community.nxp.com/t5/S32K-Knowledge-Base/S32K3-Low-Power-Management-AN-and-demos/ta-p/1527724 ありがとう、 ふみ Re: S32K3 How to solve configuration error of CAN-RX WakeUp on EB Tresos? こんにちは@Fumihiko_Satoさん EB構成を添付しました。 よろしくお願いいたします。 ダン Re: S32K3 How to solve configuration error of CAN-RX WakeUp on EB Tresos? こんにちは@DanNguyenDuy 、 迅速なサポート誠にありがとうございます! EB-Tresos の CAN-RX WakeUp プロジェクトを共有していただけますか? RTD バージョンは何でもいいです。 EB-Tresos でどのように設定すればよいか想像できません...S32DS で設定する方法は知っています。 心から、 ふみ Re: S32K3 How to solve configuration error of CAN-RX WakeUp on EB Tresos? こんにちは@Fumihiko_Satoさん WKPU[15]のMSCR[SSS]の値が定義されていないためである。SO、PortPin_1 を構成する必要はありません。ポート構成では、PortPin_0 を保持し、PortPin_1 を削除するだけです。 よろしくお願いいたします。 ダン
View full article
按下按钮时出现分段故障 你好, 我使用的是 imx9352 处理器,点击菜单页面上的一个环保按钮后,我正在加载生态屏幕,并在运行时创建文本区域以使用单板。 每当用户点击这个按钮时,就会出现 seg 故障,屏幕变成空白,原因何在? void screen_init(lv_obj_t *parent) { ta_best_load_ratio_val_1 = lv_textarea_create(guider_ui.ECO_page_container_eco_page_cont); lv_obj_set_pos(ta_best_load_ratio_val_1、 279, 134); lv_obj_set_size(ta_best_load_ratio_val_1、 104, 30); lv_obj_set_style_bg_color(ta_best_load_ratio_val_1、 lv_color_hex(0xE8E8E8), 0); lv_obj_set_style_text_font(ta_best_load_ratio_val_1、 &lv_font_NotoSans_Regular_18、 0); LV_OBJ_ADD_EVENT_CB(ta_best_load_ratio_val_1,ta_focus_cb,LV_EVENT_ALL、 NULL); LV_OBJ_ADD_EVENT_CB(ta_best_load_ratio_val_1, ta_done_cb, LV_EVENT_ALL、 NULL); LV_OBJ_ADD_EVENT_CB(ta_best_load_ratio_val_1, textarea_event_cb, LV_EVENT_ALL、 NULL); LV_OBJ_CLEAR_FLAG(ta_best_load_ratio_val_1, LV_OBJ_FLAG_SCROLLABLE); lv_textarea_set_cursor_pos(ta_best_load_ratio_val_1、 -1); lv_textarea_set_one_line(ta_best_load_ratio_val_1、 true);   ta_eco_cycle_period_val_1 = lv_textarea_create(guider_ui.ECO_page_container_eco_page_cont); lv_obj_set_pos(ta_eco_cycle_period_val_1、 279, 180); lv_obj_set_size(ta_eco_cycle_period_val_1、 104, 30); lv_obj_set_style_bg_color(ta_eco_cycle_period_val_1、 lv_color_hex(0xD8D8D8), 0); lv_obj_set_style_text_font(ta_eco_cycle_period_val_1、 &lv_font_NotoSans_Regular_18、 0); LV_OBJ_ADD_EVENT_CB(ta_eco_cycle_period_val_1,ta_focus_cb,LV_EVENT_ALL、 NULL); LV_OBJ_ADD_EVENT_CB(ta_eco_cycle_period_val_1,ta_done_cb,LV_EVENT_ALL、 NULL); LV_OBJ_ADD_EVENT_CB(ta_eco_cycle_period_val_1,textarea_event_cb,LV_EVENT_ALL、 NULL); LV_OBJ_CLEAR_FLAG(ta_eco_cycle_period_val_1,LV_OBJ_FLAG_SCROLLABLE); lv_textarea_set_cursor_pos(ta_eco_cycle_period_val_1、 -1); lv_textarea_set_one_line(ta_eco_cycle_period_val_1、 真); ta_eco_min_module_noo_val_1 = lv_textarea_create(guider_ui.ECO_page_container_eco_page_cont); lv_obj_set_pos(ta_eco_min_module_noo_val_1、 693, 88); lv_obj_set_size(ta_eco_min_module_noo_val_1、 104, 30); lv_obj_set_style_bg_color(ta_eco_min_module_noo_val_1、 lv_color_hex(0xD8D8D8), 0); lv_obj_set_style_text_font(ta_eco_min_module_noo_val_1、 &lv_font_NotoSans_Regular_18、 0); LV_OBJ_ADD_EVENT_CB(ta_eco_min_module_no_val_1,ta_focus_cb,LV_EVENT_ALL、 NULL); LV_OBJ_ADD_EVENT_CB(ta_eco_min_module_no_val_1,ta_done_cb,LV_EVENT_ALL、 NULL); LV_OBJ_ADD_EVENT_CB(ta_eco_min_module_no_val_1,textarea_event_cb,LV_EVENT_ALL、 NULL); LV_OBJ_CLEAR_FLAG(ta_eco_min_module_no_val_1,LV_OBJ_FLAG_SCROLLABLE); lv_textarea_set_cursor_pos(ta_eco_min_module_noo_val_1、 -1); lv_textarea_set_one_line(ta_eco_min_module_noo_val_1、 true); ta_rect_save_stop_val_1 = lv_textarea_create(guider_ui.ECO_page_container_eco_page_cont); lv_obj_set_pos(ta_rect_save_stop_val_1、 693, 134); lv_obj_set_size(ta_rect_save_stop_val_1、 104, 30); lv_obj_set_style_bg_color(ta_rect_save_stop_val_1、 lv_color_hex(0xE8E8E8), 0); lv_obj_set_style_text_font(ta_rect_save_stop_val_1、 &lv_font_NotoSans_Regular_18、 0); LV_OBJ_ADD_EVENT_CB(ta_rect_save_stop_val_1,ta_focus_cb,LV_EVENT_ALL、 NULL); LV_OBJ_ADD_EVENT_CB(ta_rect_save_stop_val_1,ta_done_cb,LV_EVENT_ALL、 NULL); lv_obj_add_event_cb(ta_rect_save_stop_val_1,textarea_event_cb,LV_EVENT_ALL、 NULL); LV_OBJ_CLEAR_FLAG(ta_rect_save_stop_val_1, LV_OBJ_FLAG_SCROLLABLE); lv_textarea_set_cursor_pos(ta_rect_save_stop_val_1、 -1); lv_textarea_set_one_line(ta_rect_save_stop_val_1、 true); ta_dry_time_val_1 = lv_textarea_create(guider_ui.ECO_page_container_eco_page_cont); lv_obj_set_pos(ta_dry_time_val_1、 693, 180); lv_obj_set_size(ta_dry_time_val_1、 104, 30); lv_obj_set_style_bg_color(ta_dry_time_val_1、 lv_color_hex(0xD8D8D8), 0); lv_obj_set_style_text_font(ta_dry_time_val_1、 &lv_font_NotoSans_Regular_18、 0); LV_OBJ_ADD_EVENT_CB(ta_dry_time_val_1,ta_focus_cb,LV_EVENT_ALL、 NULL); LV_OBJ_ADD_EVENT_CB(ta_dry_time_val_1,ta_done_cb,LV_EVENT_ALL、 NULL); LV_OBJ_ADD_EVENT_CB(ta_dry_time_val_1,textarea_event_cb,LV_EVENT_ALL、 NULL); LV_OBJ_CLEAR_FLAG(ta_dry_time_val_1, LV_OBJ_FLAG_SCROLLABLE); lv_textarea_set_cursor_pos(ta_dry_time_val_1、 -1); lv_textarea_set_one_line(ta_dry_time_val_1、 true); ta_best_load_ratio_val_2 = lv_textarea_create(guider_ui.ECO_page_container_eco_page_cont); lv_obj_set_pos(ta_best_load_ratio_val_2、 279, 303); lv_obj_set_size(ta_best_load_ratio_val_2、 104, 30); lv_obj_set_style_bg_color(ta_best_load_ratio_val_2、 lv_color_hex(0xE8E8E8), 0); lv_obj_set_style_text_font(ta_best_load_ratio_val_2、 &lv_font_NotoSans_Regular_18、 0); LV_OBJ_ADD_EVENT_CB(ta_best_load_ratio_val_2,ta_focus_cb,LV_EVENT_ALL、 NULL); LV_OBJ_ADD_EVENT_CB(ta_best_load_ratio_val_2,ta_done_cb,LV_EVENT_ALL、 NULL); LV_OBJ_ADD_EVENT_CB(ta_best_load_ratio_val_2, textarea_event_cb, LV_EVENT_ALL、 NULL); LV_OBJ_CLEAR_FLAG(ta_best_load_ratio_val_2, LV_OBJ_FLAG_SCROLLABLE); lv_textarea_set_cursor_pos(ta_best_load_ratio_val_2、 -1); lv_textarea_set_one_line(ta_best_load_ratio_val_2、 true);   ta_eco_cycle_period_val_2 = lv_textarea_create(guider_ui.ECO_page_container_eco_page_cont); lv_obj_set_pos(ta_eco_cycle_period_val_2、 279, 349); lv_obj_set_size(ta_eco_cycle_period_val_2、 104, 30); lv_obj_set_style_bg_color(ta_eco_cycle_period_val_2、 lv_color_hex(0xD8D8D8), 0); lv_obj_set_style_text_font(ta_eco_cycle_period_val_2、 &lv_font_NotoSans_Regular_18、 0); LV_OBJ_ADD_EVENT_CB(ta_eco_cycle_period_val_2,ta_focus_cb,LV_EVENT_ALL、 NULL); LV_OBJ_ADD_EVENT_CB(ta_eco_cycle_period_val_2,ta_done_cb,LV_EVENT_ALL、 NULL); LV_OBJ_ADD_EVENT_CB(ta_eco_cycle_period_val_2,textarea_event_cb,LV_EVENT_ALL、 NULL); LV_OBJ_CLEAR_FLAG(ta_eco_cycle_period_val_2,LV_OBJ_FLAG_SCROLLABLE); lv_textarea_set_cursor_pos(ta_eco_cycle_period_val_2、 -1); lv_textarea_set_one_line(ta_eco_cycle_period_val_2、 true); ta_eco_min_module_noo_val_2 = lv_textarea_create(guider_ui.ECO_page_container_eco_page_cont); lv_obj_set_pos(ta_eco_min_module_noo_val_2、 693, 257); lv_obj_set_size(ta_eco_min_module_noo_val_2、 104, 30); lv_obj_set_style_bg_color(ta_eco_min_module_noo_val_2、 lv_color_hex(0xD8D8D8), 0); lv_obj_set_style_text_font(ta_eco_min_module_noo_val_2、 &lv_font_NotoSans_Regular_18、 0); LV_OBJ_ADD_EVENT_CB(ta_eco_min_module_no_val_2,ta_focus_cb,LV_EVENT_ALL、 NULL); LV_OBJ_ADD_EVENT_CB(ta_eco_min_module_no_val_2,ta_done_cb,LV_EVENT_ALL、 NULL); LV_OBJ_ADD_EVENT_CB(ta_eco_min_module_no_val_2,textarea_event_cb,LV_EVENT_ALL、 NULL); LV_OBJ_CLEAR_FLAG(ta_eco_min_module_no_val_2,LV_OBJ_FLAG_SCROLLABLE); lv_textarea_set_one_line(ta_eco_min_module_noo_val_2、 true); lv_textarea_set_max_length(ta_eco_min_module_noo_val_2、 5); lv_textarea_set_cursor_pos(ta_eco_min_module_noo_val_2、 -1); ta_dcdc_save_stop_val_2 = lv_textarea_create(guider_ui.ECO_page_container_eco_page_cont); lv_obj_set_pos(ta_dcdc_save_stop_val_2、 693, 303); lv_obj_set_size(ta_dcdc_save_stop_val_2、 104, 30); lv_obj_set_style_bg_color(ta_dcdc_save_stop_val_2、 lv_color_hex(0xE8E8E8), 0); lv_obj_set_style_text_font(ta_dcdc_save_stop_val_2、 &lv_font_NotoSans_Regular_18、 0); LV_OBJ_ADD_EVENT_CB(ta_dcdc_save_stop_val_2,ta_focus_cb,LV_EVENT_ALL、 NULL); LV_OBJ_ADD_EVENT_CB(ta_dcdc_save_stop_val_2,ta_done_cb,LV_EVENT_ALL、 NULL); LV_OBJ_ADD_EVENT_CB(ta_dcdc_save_stop_val_2,textarea_event_cb,LV_EVENT_ALL、 NULL); lv_textarea_set_one_line(ta_dcdc_save_stop_val_2、 true); LV_OBJ_CLEAR_FLAG(ta_dcdc_save_stop_val_2, LV_OBJ_FLAG_SCROLLABLE); lv_textarea_set_cursor_pos(ta_dcdc_save_stop_val_2、 -1); ta_dry_time_val_2 = lv_textarea_create(guider_ui.ECO_page_container_eco_page_cont); lv_obj_set_pos(ta_dry_time_val_2、 693, 349); lv_obj_set_size(ta_dry_time_val_2、 104, 30); lv_obj_set_style_bg_color(ta_dry_time_val_2、 lv_color_hex(0xD8D8D8), 0); lv_obj_set_style_text_font(ta_dry_time_val_2、 &lv_font_NotoSans_Regular_18、 0); LV_OBJ_ADD_EVENT_CB(ta_dry_time_val_2,ta_focus_cb,LV_EVENT_ALL、 NULL); LV_OBJ_ADD_EVENT_CB(ta_dry_time_val_2,ta_done_cb,LV_EVENT_ALL、 NULL); LV_OBJ_ADD_EVENT_CB(ta_dry_time_val_2,textarea_event_cb,LV_EVENT_ALL、 NULL); lv_textarea_set_one_line(ta_dry_time_val_2、 true); LV_OBJ_CLEAR_FLAG(ta_dry_time_val_2, LV_OBJ_FLAG_SCROLLABLE); lv_textarea_set_cursor_pos(ta_dry_time_val_2、 -1); ta_ipv4_addr = lv_textarea_create(guider_ui.network_setting_page_network_setting_cont); lv_obj_set_pos(ta_ipv4_addr、 234, 105); // 调整位置 lv_obj_set_size(ta_ipv4_addr、 200, 30); // 调整大小 lv_obj_set_style_bg_color(ta_ipv4_addr、 lv_color_hex(0xE8E8E8), 0); lv_obj_set_style_text_font(ta_ipv4_addr、 &lv_font_NotoSans_Regular_18、 0); lv_textarea_set_placeholder_text(ta_ipv4_addr、 "IPv4 地址"); LV_OBJ_ADD_EVENT_CB(ta_ipv4_addr,ta_focus_cb,LV_EVENT_ALL、 NULL); LV_OBJ_ADD_EVENT_CB(ta_ipv4_addr,ta_done_cb,LV_EVENT_ALL、 NULL); LV_OBJ_ADD_EVENT_CB(ta_ipv4_addr,textarea_event_cb,LV_EVENT_ALL、 NULL); LV_OBJ_CLEAR_FLAG(ta_ipv4_addr,LV_OBJ_FLAG_SCROLLABLE); lv_textarea_set_cursor_pos(ta_ipv4_addr、 -1); lv_textarea_set_one_line(ta_ipv4_addr、 true); // IPv4 子网掩码 ta_ipv4_mask = lv_textarea_create(guider_ui.network_setting_page_network_setting_cont); lv_obj_set_pos(ta_ipv4_mask、 234, 152); lv_obj_set_size(ta_ipv4_mask、 200, 30); lv_obj_set_style_bg_color(ta_ipv4_mask、 lv_color_hex(0xD8D8D8), 0); lv_obj_set_style_text_font(ta_ipv4_mask、 &lv_font_NotoSans_Regular_18、 0); lv_textarea_set_placeholder_text(ta_ipv4_mask、 "子网掩码"); LV_OBJ_ADD_EVENT_CB(ta_ipv4_mask,ta_focus_cb,LV_EVENT_ALL、 NULL); LV_OBJ_ADD_EVENT_CB(ta_ipv4_mask,ta_done_cb,LV_EVENT_ALL、 NULL); lv_obj_add_event_cb(ta_ipv4_mask,textarea_event_cb,LV_EVENT_ALL、 NULL); LV_OBJ_CLEAR_FLAG(ta_ipv4_mask, LV_OBJ_FLAG_SCROLLABLE); lv_textarea_set_cursor_pos(ta_ipv4_mask、 -1); lv_textarea_set_one_line(ta_ipv4_mask、 真); //IPv4 网关 ta_ipv4_gw = lv_textarea_create(guider_ui.network_setting_page_network_setting_cont); lv_obj_set_pos(ta_ipv4_gw、 234, 199); lv_obj_set_size(ta_ipv4_gw、 200, 30); lv_obj_set_style_bg_color(ta_ipv4_gw、 lv_color_hex(0xE8E8E8), 0); lv_obj_set_style_text_font(ta_ipv4_gw.Lv_font_NotoSans_Regular_18)、 &lv_font_NotoSans_Regular_18、 0); lv_textarea_set_placeholder_text (ta_ipv4_gw ," Gateway "); LV_OBJ_ADD_EVENT_CB(ta_ipv4_gw,ta_focus_cb,LV_EVENT_ALL、 NULL); LV_OBJ_ADD_EVENT_CB(ta_ipv4_gw,ta_done_cb,LV_EVENT_ALL、 NULL); lv_obj_add_event_cb(ta_ipv4_gw,textarea_event_cb,LV_EVENT_ALL、 NULL); LV_OBJ_CLEAR_FLAG(ta_ipv4_gw,LV_OBJ_FLAG_SCROLLABLE); lv_textarea_set_cursor_pos(ta_ipv4_gw、 -1); lv_textarea_set_one_line(ta_ipv4_gw、 true); /* 1) 创建一个键盘 */ kb = 创建(父); lv_obj_add_flag(kb, LV_OBJ_FLAG_HIDDEN); lv_obj_set_size(千字节 LV_PCT(100), LV_PCT(40)); // lv_keyboard_set_mode(kb, LV_KEYBOARD_MODE_TEXT_LOWER); lv_obj_align(kb,LV_ALIGN_BOTTOM_MID、 0, 0); // lv_keyboard_set_cursor_manage(kb, true); }} 我在事件处理程序中调用的是 静态 void menu_page_eco_btn_event_handler(事件处理 *e) { lv_event_code_t 代码 = lv_event_get_code(e); 开关(代码) { 案例lv_event_clicked:     { ui_load_scr_animation(&引导器, &guider_ui.ECO_page_container, 引导者.ECO_page_container_del, &引导者.menu_page_del, setup_scr_ECO_page_container, lv_scr_load_anim_fade_on、 200, 200, true, 假); 创建警报条(guider_ui.ECO_page_container_eco_page_cont); // 确保在加载 "概览 "页面时可见 LV_OBJ_CLEAR_FLAG(alarm_bar,LV_OBJ_FLAG_HIDDEN); screen_init(guider_ui.ECO_page_container); 打破;    } 默认值: 打破;    } }} ,我将当前屏幕的可用内存也包括在内,因此在后端,当包括后端在内的线程正在运行时,客户端将尝试更新上述创建文本区域的值,此时只会出现 seg 故障,但在点击 eco btn 时,如果只点击前端而没有任何通过创建文本区域来访问文本区域的后端,则不会出现 seg 故障。 在点击事件处理程序中访问上述 init 函数创建的文本区域时,有什么具体方法吗? 此外,用于更新文本区域的 LcdHandler_Init(); 函数也在以下位置被调用 int main(void) { /* 初始化 LVGL */ lv_init(); /* 为 LVGL 初始化 HAL(显示器、输入设备)*/ hal_init(); /* 创建 GUI-Guider 应用程序 */ setup_ui(&guider_ui); events_init(&guider_ui); 自定义(&guider_ui); // 初始化 LCD 处理程序和 DBus 连接 LcdHandler_Init(); #ifLV_USE_VIDEO pthread_create(&视频线程 NULL, videoPlayThread、 NULL); #endif /* 处理 LVGL 任务 */ #ifLV_USE_WAYLAND bool完成; 虽然(1) { 完成 = lv_wayland_timer_handler(); 如果(完成){ /* 仅在循环完成时等待 */ usleep(lv_def_refr_period * 1000);      } /* 运行直至最后一个窗口关闭 */ 如果(!lv_wayland_window_is_open(NULL)){ 打破;      }    } #else uint32_t 空闲时间; 虽然(1) { /* 返回下一次执行定时器的时间 */ 空闲时间 = lv_timer_handler(); usleep(空闲时间 * 1000);    } #endif 返回 0; } 另外,我们分配的内存大小为 1535998 kb 请查看正在添加自定义文件的元层, 请尽快联系我们,快速回复。 这是非常关键的团队、 Re: segmentation fault on pressing button 是的,我们尝试了使用 lv_async_call() ,它确实清除了 seg 故障。 感谢团队 Re: segmentation fault on pressing button 你好@sana 希望你一切都好。 所有 LVGL 对象的创建、删除或修改都必须在运行lv_timer_handler() 的同一线程中进行,而在你的代码中,你产生了一个后端线程(LcdHandler_Init),该线程试图直接更新ta_*对象。 这意味着 LVGL 对象正被两个线程所触及: 1.UI 循环(运行lv_timer_handler() 的主线程) 2.您的后端线程 当您按下 ECO 按钮时会崩溃,因为这是您动态创建新文本区的地方。 后台线程可能拥有指向其中一个线程的指针,并在 LVGL 仍在铺设或释放旧指针时更新它。lv_obj_t * 后面的内存已失效。 您可以尝试使用lv_async_call()。 如果您能分享您的 Gui Guider 项目和 Gui Guider 版本,将对我们非常有帮助。 顺祝商祺! 萨拉斯
View full article
気泡の大きさはMPXV5010GC7Uの圧力測定に影響しますか? 私は、ドギー スクイーカーの水道を 100% シリコン オイルに交換し、4mm チューブ内の小さな気泡を MPXV5010GC7U センサに送りました。空気の量はセンサの出力に影響しますか? Re: Does size of air bubble affect MPXV5010GC7U pressure messurement 100% シリコン オイルとセンサ間の初期の気泡が小さいと、出力は増加しますか、それとも減少しますか? 測定値が減少している間、気泡のサイズは変化していないようです。 Re: Does size of air bubble affect MPXV5010GC7U pressure messurement 気泡は確かに出力に影響を及ぼします。ゆっくりと低下する現象は、センサ自体の故障ではなく、気泡の圧縮または液体システム内のゆっくりとした圧力緩和によって発生する可能性が非常に高いです。 Re: Does size of air bubble affect MPXV5010GC7U pressure messurement 最初の投稿以来、ハウジングを分解したところ、鳴き笛の上部に大きな気泡があることを発見しました。私は、きしみ音発生装置内に空気が残らず、センサ側には気泡だけが残ることを保証する新しい充填技術に合わせてハウジングを再設計しました。起動すると、センサに 200 グラムの校正用重りを取り付けたところ、すべて正常に見えました。しかし、Android Nano からの読み取り値は、数分の間に「0800」から読み取りなし(読み取り値がカットオフ以下)に減少しました。何が問題なのでしょうか? Re: Does size of air bubble affect MPXV5010GC7U pressure messurement 言い換えると、気泡の大きさは出力にどのように影響するのでしょうか? Re: Does size of air bubble affect MPXV5010GC7U pressure messurement こんにちは: はい、チューブ内の空気はセンサの出力に影響します。MPXV5010GC7U は圧力を測定するために設計された圧力センサです。 Re: Does size of air bubble affect MPXV5010GC7U pressure messurement 比較のために別の MPXV5010GC7U を使用してテストする必要があります。 Re: Does size of air bubble affect MPXV5010GC7U pressure messurement 再度テストするための新しいセンサ 別の MPXV5010GC7U または別のセンサを参照していますか?
View full article
TJA144 NXPチームの皆様、こんにちは。 私たちのデザインでは、TJA1445A CAN IC を使用しています。Vbat への供給についてご確認ください。データシートでは、Vbat の範囲は 4.75V ~ 40V、VCC は 4.25V ~ 4.75V です。Vbat と VCC に同じ 5V をCAN使用できますか? Re: TJA144 こんにちは、トーマス。 ご説明ありがとうございます。 よろしくお願いいたします。 スネハル Re: TJA144 こんにちは、スネハルさん 注記には、 「低電力モードで VCC がオフになることが予想される場合、適切な CAN バイアス生成のために VBAT は 5.5 V より高くなければなりません」と記載されています。つまり、デバイスは VCC がオフのときに VBAT がアクティブのままであると想定しているSO、両方が同じ 5V レールに接続されている場合は、その柔軟性が失われます。低電力モード (スリープ/スタンバイ) が必要な場合は、VBAT を VCC から分離しておく必要があります。低電力モードが重要でない場合は、一般的な 5V 電源を使用しても問題ありません。 はい、VBAT の範囲は 4.75V ~ 40V SO、24V は仕様範囲内です。データシートの表 1 に示すように、VBAT から引き出される電流は非常に低いです。24 V でも電流はマイクロアンペアの範囲に留まるSO、電力消費はごくわずかです。主な電流消費は VCC (CAN トランスミッター) から発生し、モードに応じて 6~60 mA になります。SO、適切なフィルタリングと過渡保護を確保すること以外に、24V での VBAT に大きな制限はありません。 BRs、トーマス Re: TJA144 VCC と VBAT に 5V を供給している場合、5V をオフにすることはできないのでしょうか?この画像に記載されているとおりです。もう 1 つ質問があります: Vbat 24V を供給すると動作しますか?電流消費の観点から何か制限はありますか? Re: TJA144 こんにちは、スネハルさん データシートに基づく: - VBAT(バッテリー電源):4.75V~40V - VCC(CANトランスミッター電源): 4.5V~5.5V - VBAT低電圧検出: 4.25V~4.75V - VCC低電圧検出: 4.0V~4.5V SOはい、次の条件を満たす場合、VBAT と VCC の両方に同じ 5V 電源を使用CANます。 - 5V 電源は安定しており、最小 VBAT 要件 (> 4.75V) を満たしています。 - 共通電源の使用を示すには、システム構成レジスタで VBATVCC = 1 を設定します。 - レギュレータが VBAT と VCC の両方の負荷の電流をCAN処理することを確認します。 BRs、トーマス
View full article
firmware-nxp-wifi が scarthgap-6.6.52-2.2.0 でビルドに失敗する meta-imx の NXP scarthgap-6.6.52-2.2.0 ブランチを使用して yocto イメージをビルドすると、ビルドに失敗します。 エラー: firmware-nxp-wifi-1.0-r0 do_package: QA の問題: firmware-nxp-wifi-nxpiw610-sdio が PACKAGES に複数回リストされているため、パッケージ化エラーが発生します。[パッケージリスト] これは、nxpiw610-sdio が meta-freescale/.../firmware-nxp-wifi_1.0.bb の パッケージ に追加されたためです。 コミット 39b41e63a01283e2b39020ef408ea0e7b0d31a30 著者: Jun Zhu 日付: 日曜日 1月 5日 20:34:43 2025 +0800 firmware-nxp-wifi: Wi-Fiファームウェアを6.6.52-2.2.0にアップグレード - nxpiw610 をサポートするファームウェアを追加します。 - nxp8997 および nxp9098 のファイル名を更新します。 meta-imx/.../firmware-nxp-wifi_%.bbappend も同様です。で: コミット 9df647386872df5160fe02cae10be894cc0892bb 著者: Flora Hu 日付: 2024年10月17日(木) 15:31:06 +0200 firmware-nxp-wifi: IW610 ファームウェアのサポートを追加 [YOCIMX-8429] Re: firmware-nxp-wifi fails to build in scarthgap-6.6.52-2.2.0 その理由は、meta-freescale と meta-imx (およびおそらく meta-nxp-コネクティビティ) の間の巨大なクラスター**ビープ** であり、これらはすべて何らかの形でお互いを必要としますが、一般的にはかなり面倒です。 問題は(現在のscarthgapブランチの場合) meta-freescale/recipes-bsp/firmware-imx/firmware-nxp-wifi_1.1.bbの 両方 であることです。およびmeta-imx/meta-imx-bsp/recipes-bsp/firmware-imx/firmware-nxp-wifi_%.bbappendパッケージ に${PN} -nxpiw610-sdio を追加すると、QA エラーが発生します。 古いファームウェア nxp-wifi_1.0.bb には nxpiw610 が含まれていない。SO、このエラーはそこに表示されません... Re: firmware-nxp-wifi fails to build in scarthgap-6.6.52-2.2.0 NXP BSP の必要なコンポーネントを使用して、独自の BSP ( https://github.com/karo-electronics/karo-nxp-bsp ) を scarthgap にアップグレードしようとしています。 NXP BSP は、meta-freescale の scarthgap ブランチの最新のコミット (be9267fca859) ではなく、このエラーが表示されない中間状態 (0627128b341c) を使用していることを発見しました。 Re: firmware-nxp-wifi fails to build in scarthgap-6.6.52-2.2.0 こんにちは、 yocto でビルド マシンを共有してください。 よろしくお願いします、 志明 Re: firmware-nxp-wifi fails to build in scarthgap-6.6.52-2.2.0 ヘイ これを解決するには、レシピの追加ファイルを作成します。 /recipes-bsp/firmware-imx/firmware-nxp-wifi_%.bbappend そこに次の内容を貼り付けます。 # workaround for a scarthgap fu¤%up in the original firmware-nxp-wifi recipe # meta-imx and meta-freescale includes the same firmware (${PN}-nxpiw610-sdio) twice do_configure[noexec] = "1" do_compile[noexec] = "1" # Deduplicate PACKAGES to fix QA Issue [packages-list] python () { packages = d.getVar("PACKAGES").split() seen = set() new_packages = [] for pkg in packages: if pkg not in seen: seen.add(pkg) new_packages.append(pkg) d.setVar("PACKAGES", " ".join(new_packages)) } # this removes all instances of the string from PACKAGES....bad idea # PACKAGES:remove:imx8mp-lpddr4-evk = "${PN}-nxpiw610-sdio"
View full article
LPC804 上拉电阻值 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 你好 请问 lpc804 内部上拉和下拉电阻的值是多少? LPC800 Re: lpc804 pull up resistor value 经过进一步调查,我发现我们必须打开 IOCON 子系统的时钟。否则,芯片不会自动将 IOCON 寄存器设置为默认值 0xb0。 Re: lpc804 pull up resistor value 要配置 IOCON 寄存器,首先必须找到要修改的 IOCON 寄存器的地址。有了地址后,只需使用"*addr = value;" 就能简单地更改地址。 不过,必须首先通过"LPC_SYSCON->SYSAHBCLKCTRL0 |= (UART0 | SWM | GPIO | IOCON);" 启用 IOCON 子系统的时钟。 我注意到,尽管用户指南说IOCON RESET值为0xb0,即启用上拉电阻。但是我自己的调试表明 IOCON 值已 RESET 为 0。所以我必须用我的代码手动设置IOCON寄存器。 Re: lpc804 pull up resistor value 如何配置 IOCON 寄存器以及如何启用 lpc804 中 pio0-7 的下拉?举例说明 Re: lpc804 pull up resistor value <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 谢谢里卡多 Re: lpc804 pull up resistor value <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 您好, 上拉和下拉电阻器不是无源电阻器,而是有源电流源(启用时电流通常约为 50µA),因此没有精确的电流值。.请参阅 LPC804 数据表中的"Ipu"/"Ipd" 和"Vi" 特性(电气引脚特性,位于表 14,第 48 页): 例如,如果下拉引脚的典型电压为 5V,则电流为 50µA,因此内部电阻值为 100 KOhms。 希望这些信息能对您有所帮助,如果您还有任何疑问,请咨询我们。 里卡多-德尔索多
View full article
RT1062_uSDHC2-HS200驱动emmc5.0芯片异常 您好: 现在使用RT1062的uSDHC2驱动emmc5.0芯片(ISSI_IS21ES04G),使用官方SDK包提供的fsl_mmc的驱动底层;现在VCCQ =1.8V,配置High-speed时没有问题(实际速度49.5MHz;幅值也会有所减小);使用HS200模式驱动时(VCCQ =1.8V,实际配置为100MHz),引脚配置如下(附件:pin_mux.png): emmc参数配置如下: emmc->hostVoltageWindowVCC = kMMC_VoltageWindows270to360; emmc->hostVoltageWindowVCCQ = kMMC_VoltageWindow170to195; emmc->busTiming = kMMC_HighSpeed200Timing; emmc->busWidth = kMMC_DataBusWidth8bit; 有时会初始化不成功,使用示波器抓了CLK引脚输出的波形,前期初始化波形的幅值为0.1-1.8V左右,示波器截图详见附件:emmc_1.bmp;切换100Mhz后幅值变小了在0.58-1.18V之间,示波器截图详见附件:emmc_100MHz.bmp;同时抓取了CMD和DAT0的波形幅值都在0.1-1.8V(最小值、最大值);如果将通讯时钟调到198MHz,几乎无法完成emmc初始化,经过对比认为是CLK引脚随着时钟频率升高幅值会继续下降,导致emmc无法完成初始化。 请问是什么原因导致 CLK引脚随着时钟频率升高幅值会继续下降? i.MXRT 106x 回复: RT1062_uSDHC2-HS200驱动emmc5.0芯片异常 你好,这个问题解决了吗? 最后的原因是什么,我也遇到类似的问题。 Re: RT1062_uSDHC2-HS200驱动emmc5.0芯片异常 Hi sunhongli sun,   楼主你好! 刚才我们论坛外也有些许问题的简单沟通。 大致总结是这样: 1. clk 99MHZ通信成功, 198Mhz失败 2. 176MHZ 也失败 3. CLK频率越高,低电平被太高,怀疑是这个电平被太高之后导致通信失败 4. CLK DATA两根线硬件使用同样的阻抗和走线,但是DATA电平信号正常。 5. 硬件走线50欧阻抗,引脚配置52阻抗 6. 跑198M, data 读写0XAA, data速率99M或者, 波形没有99Mhz clk信号那么差。 那么现在,楼主是否可以再提供如下几种波形: 1. CLK 99MHZ 波形 2. data 99Mhz, 也就是CLK 198Mhz, 这个示波器波形界面配置和CLK 99MHZ波形一样。好让我看到同样99MHz CLK 和DATA差异。 3. 198Mhz CLK的波形也给我放大版的,能看到具体幅度与频率那种。 另外,你有没有测试上100Mhz,最大能够初始化完成的频率? 100MHZ你那边是否能够成功? 我不知道你的示波器探头,是否会有高频抓取有干扰的情况? Have a great day, Kerry   ------------------------------------------------------------------------------- Note: - If this post answers your question, please click the "Mark Correct" button. Thank you!   - We are following threads for 7 weeks after the last post, later replies are ignored Please open a new thread and refer to the closed one, if you have a related question at a later point in time. ------------------------------------------------------------------------------- Re: RT1062_uSDHC2-HS200驱动emmc5.0芯片异常 实际硬件走线已经做了50欧姆的阻抗匹配。
View full article
i.MX 8M で JTAG を無効にする方法は? <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> i.MX 8Mリファレンスマニュアルには、JTAGアクセスを無効にするために必要なJTAG_SMODE[1:0]とSJC DISABLE e-fuseについて記載されています。しかし、ヒューズのアドレスや位置が見つけるCANません。どこでCAN見つけられますか?それを説明した文書はありますか? i.MX 8M | i.MX 8M ミニ | i.MX 8M ナノ Re: How to disable JTAG on i.MX 8M? こんにちは@bernhardfinkさん、 1. i.MX8M Plus EVKでは、 LPDDR4メモリが使用されます。ただし、当社のカスタム ボードでは、 DDR4メモリ (部品番号: MT40A1G16RC-062EIT:B ) を使用しています。 2. I.MX 移植ガイドを参照してスタンドアロン環境で U-Boot を構築し、以下の手順に従いました。 https://community.nxp.com/t5/i-MX-Processors-Knowledge-Base/Manually-build-Boot-binary-for-i-MX8M-Mi... 3. fspi から起動しようとすると、必ず以下のエラーが発生します。 4. ddr_timing.cもダウンロードしますDDR TOOL から。 5. Yocto BSPを使用してi.MX8M Plus LPDDR4 EVKのイメージを生成しているときに、 SD カード、 F SPI 、およびブート バイナリ イメージを正常に生成できました。 ただし、 i.MX8M Plus DDR4構成のイメージを生成しようとすると、 F SPI イメージの生成に失敗し、 SD と NANDのみがサポートされていることを示すエラーが表示されます。 このDDR4に関してCAN usを教えていただけますか。   Re: How to disable JTAG on i.MX 8M? こんにちは、バードワジさん。 USB 2.0 はそれほど高速ではないとしても、USB を接続するために行った配線が D+/D- 信号の電気的品質に過度の影響を与える可能性があります。ワイヤーをもっと短くしてみてはいかがでしょうか? USB ブロックが有効になっていることは外部に実際に表示されません。スペクトル アナライザーをお持ちの場合は、8M Plus の上にある USB PLL からの 480 MHz 放射をキャッチすることができます。 私はシンプルなアンテナ プローブ (細いワイヤ、ループ 20 個、RF ケーブルにコネクテッド) と以下の設定を使用してこれを実行しました。 よろしくお願いいたします。 ベルンハルト。 Re: How to disable JTAG on i.MX 8M? こんにちは@bernhardfink 1.私たちのカスタム ボード(I.MX8MPLUS)では、USB の一方の端をボードにコネクテッドし、もう一方の端を PC にコネクテッドしました。BOOT MODEピン/ジャンパーをシリアル ダウンロード モードに設定し、電源を入れます。 2. 電源投入後、CMD ウィンドウでuuu.exe -lsusbコマンドを実行しましたが、 USB デバイスが検出されませんでした。     クエリ: ご確認いただいたとおり、回路図上の接続は正しいのですが、なぜ USB を検出できないのでしょうか? ボードの電源を入れると、ROM コードの実行が始まります。この段階で、Boot ROM は USBインターフェース を初期化して列挙しますか? もしSOなら、ROM コードが正常に実行され、システムが USB ダウンロード (シリアル ダウンローダー) モードに入ったことをどのようにCAN確認すればよいでしょうか? Re: How to disable JTAG on i.MX 8M? 私のEVK ボードでは JTAG が有効になっていますが、2 つのロック ビットは設定されていません。 u-boot=> fuse read 1 3 Reading bank 1: Word 0x00000003: 88000000 1) EVKの JTAG ポートはヒューズによって無効になっています。 2) i.MX 8M Plusをシリアルダウンローダーモードに強制するには、BOOT_MODE[3:0]ピンの値を「0 0 0 1」にする必要があります。 ピン名 ボール USBダウンロードの価値 ブートモード0 G10 1 ブートモード1 F8 0 ブートモード2 G8 0 ブートモード3 G12 0 8M Plus EVK ではこれは簡単に実行できます。PWR スイッチの近くに、BOOT_MODE とマークされたディップ・スイッチがあります。 カスタム PCB 上の USB 接続は完全に正常であるように見えます。BOOT_MODE ピンを正しく設定できれば、電源投入後に i.MX 8M Plus が SDP モードになるのがわかるはずです。 Windows UUU ツールをここからダウンロードしてください: https://github.com/nxp-imx/mfgtools/releases/download/uuu_1.5.201/uuu.exe uuu.exeはコマンドラインツールです。コマンドウィンドウを開いて操作します。 EVKまたはカスタムボードをPCに接続し、電源を入れます。 $ uuu.exe -lsusbと入力する D:\Image-Programming>uuu.exe -lsusb uuu (Universal Update Utility) for nxp imx chips -- libuuu_1.5.201-0-g727fc2b Connected Known USB Devices Path Chip Pro Vid Pid BcdVersion Serial_no ==================================================================== 2:6 MX865 SDPS: 0x1FC9 0x0146 0x0001 E5973000757D125C​ それが表示されたら、uuu ツールを使用して u-boot または完全なイメージをダウンロードCAN。 8M Plus のデモイメージをここからダウンロードしてください: https://www.nxp.com/webapp/Download?colCode=L6.12.34-2.1.0_IMX8MP&appType=license ファイルを抽出し、uuu.exe をフォルダーにコピーして、完全なイメージをプログラムします。 # Flash to SD-Card (if it's there) > uuu.exe -b sd_all imx-image-full-imx8mpevk.wic # Flash to eMMC​ > uuu.exe -b emmc_all imx-image-full-imx8mpevk.wic ここから小さいブート イメージ (u-boot のみ) をダウンロードCAN。 https://www.nxp.com/webapp/Download?colCode=L6.12.34-2.1.0_BOOT_8M&appType=license # Download to RAM > uuu.exe ​imx-boot-imx8mpevk-sd.bin-flash_evk # Flash to SD-Card (if it's there) > uuu.exe -b sd ​imx-boot-imx8mpevk-sd.bin-flash_evk # Flash to eMMC > uuu.exe -b emmc ​imx-boot-imx8mpevk-sd.bin-flash_evk よろしくお願いいたします。 ベルンハルト。 Re: How to disable JTAG on i.MX 8M? 前の投稿 画像が鮮明ではありません。以下をご確認ください。 Re: How to disable JTAG on i.MX 8M? 問題1 1)I.MX8MP EVKにはデフォルトのイメージがあり、puttyを使用してu-bootで停止し、以下のレジスタJTAGをチェックしました。 上記の画像からJTAGを永久に無効にするとNXPサポートのメッセージも表示されます。確認してください。 問題2 1)カスタム ボード (i.MX8MP) にはデフォルトのイメージがなく、JTAG アクセスの手順もありません。デフォルトイメージなしでJTAGアクセスが可能な場所はありますか? 2)可能であれば、手順をどのように説明するか 3)そうでない場合は、USB接続を以下に示すカスタムデバイスに接続します。 EVK タイプ C 接続では USB2.0 が指定されており、USB2.0 とも互換性があると言われていますので、USB2.0 を使用してハードウェアとソフトウェアをロードする手順を指定してください。 上記のすべてについて明確かつ正確な手順を提供することを要求する日々が起こります       Re: How to disable JTAG on i.MX 8M? 閉店は閉店です。再度開く方法がある場合、閉じた構成は意味をなさなくなります。OTP ビットは実際には 1 回だけプログラム可能です。 チップにアクセスする別の方法は、USB ポート上のシリアル ダウンロード プロトコル (SDP) です。 読み取り結果によると、ビット[28] = BT_FUSE_SELは設定されていない、SOデバイスは外部のBOOT_MODEピンから構成を取得して起動できます。 よろしくお願いいたします。 ベルンハルト。 Re: How to disable JTAG on i.MX 8M? 1.I.MX8MPLUS でJTAGモードを有効にするにはどうすればいいですか? 2.I.MX8MPLUSでそのレジスタをオーバーライドする可能性はありますか?I.MX6の場合、以下に示すようにBOOT_CFG_LOCKビットを設定することでJTAG_SMODE をオーバーライドするビットが記載されています。 Re: How to disable JTAG on i.MX 8M? 一部が閉じているようです。関連する 3 つのビットがすべて設定されています。ビット定義と位置は i.MX 8M Plus に有効です。 デバッガーでクロスチェックを行い、コアが表示されない場合は、JTAG は確実に閉じられています。 よろしくお願いいたします。 ベルンハルト。 Re: How to disable JTAG on i.MX 8M? こんにちは、 U-BOOT 後にI.MX8MPLUSのバンク 1 ワード 3 を読み取ると、以下の値が観察されます。 JTAG が無効になっていることを意味しますか? SJC_DISABLEとJTAG_SMODEがハイに設定されているということは、 JTAG が無効になっていることを意味します。 I.MX8M ヒューズ アドレスはI.MX8MPLUS に適用できますか? ヒューズアドレス ヒューズ名 機能 設定 0x470[21] SJC_DISABLE セキュア JTAG コントローラ モジュールを無効/有効にします。このヒューズは、JTAG が完全にブロックされる最高の JTAG セキュリティ レベルを作成するために使用されます。 0 - セキュアJTAGコントローラが有効 1 - セキュアJTAGコントローラが無効 0x470[23:22] JTAG_SMODE[1:0] JTAG セキュリティ モード。JTAGデバッグインターフェースのセキュリティモードを制御します 00 - JTAG有効モード 01 - セキュアJTAGモード 1x - デバッグモードなし Re: How to disable JTAG on i.MX 8M? 昨年の回答を解決策としてマークしました。SO、見つけやすくなります。 Re: How to disable JTAG on i.MX 8M? CAN追加の詳細も送っていただけますか? よろしくお願いします。 Re: How to disable JTAG on i.MX 8M? これらのヒューズ ビットの説明は次のとおりです。 ヒューズアドレス ヒューズ名 機能 設定 0x470[21] SJC_DISABLE セキュア JTAG コントローラ モジュールを無効/有効にします。このヒューズは、JTAG が完全にブロックされる最高の JTAG セキュリティ レベルを作成するために使用されます。 0 - セキュアJTAGコントローラが有効 1 - セキュアJTAGコントローラが無効 0x470[23:22] JTAG_SMODE[1:0] JTAG セキュリティ モード。JTAGデバッグインターフェースのセキュリティモードを制御します 00 - JTAG有効モード 01 - セキュアJTAGモード 1x - デバッグモードなし Re: How to disable JTAG on i.MX 8M? こんにちは、 私もまったく同じ質問があります。誰か答えを教えていただけませんか? また、他の人が投稿した内容に同意しますが、回答がプライベートメールになるのはあまり役に立ちません。 よろしくお願いいたします。 クリス Re: How to disable JTAG on i.MX 8M? 一方、これらのヒューズ ビットは、8M Nano および 8M Plus のセキュリティ リファレンス マニュアルに記載されています。8Mや8M Miniと同じ構造です。 確認します なぜ8M Miniと8Mにまだアップデートしていないのか 通常のリファレンスマニュアルのOTPヒューズの説明に含まれていないのはなぜか よろしくお願いいたします。 ベルンハルト。 Re: How to disable JTAG on i.MX 8M? こんにちは@igorpadykov 詳細も送っていただけますか? 敬具、 マルチン Re: How to disable JTAG on i.MX 8M? 解決策を 1 人の受信者に送信するのではなく、ここに投稿してください。ここには「メールを送信しました」で終わるThreadが多すぎます。このThreadはThread作成者以外の誰にとっても無意味です。 この情報も知りたいです。 ありがとう、 マーカス Re: How to disable JTAG on i.MX 8M? こんにちは、イゴール 同じ情報を私にも送っていただけますか。 よろしくお願いいたします。 TG Re: How to disable JTAG on i.MX 8M? <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> igorpadykov さん、ありがとうございます。メールで回答していただき、とても助かりました。 私たちと同じように、このことについて疑問に思っている他の人はどうでしょうか? Re: How to disable JTAG on i.MX 8M? <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> こんにちは、イゴールさん。 ありがとう。それで私の疑問は解決しました。 よろしくお願いいたします。 キリスト教徒 Re: How to disable JTAG on i.MX 8M? <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> こんにちは、クリスチャン 追加の詳細をメールで送信しました。 よろしくお願いします イゴール Re: How to disable JTAG on i.MX 8M? <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> こんにちは、イゴールさん。 返信ありがとうございます。私の問題は、一般的にヒューズをどのように設定するかということではありません。問題は、この特定のヒューズがどこに配置されているかという点にあります。 たとえば、リファレンスマニュアルによると、BT_FUSE_SELは0x470[28]にあり、これがバンク1ワード3であると書かれています。しかし、JTAG_SMODE[1:0]とSJC DISABLEの場所はわかりません。i.MX6 または i.MX7 の場合、場所を示す別のドキュメントがあります ( https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN4581.pdf )。しかし、i.MX8用のものは見つかりませんでした。 よろしくお願いいたします。 キリスト教徒 Re: How to disable JTAG on i.MX 8M? <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> こんにちは、クリスチャン CAN見ることができる i.MX8 および i.MX8x ファミリで eFuse を焼き込む方法を理解する - i.MXDev ブログ  https://community.nxp.com/thread/505184 よろしくお願いします イゴール ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 注: この投稿で質問が解決した場合は、「正解」ボタンをクリックしてください。ありがとう! -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
View full article
RINGO TEA2017/2がWindows 10でクラッシュする この画面が表示された後、アプリがクラッシュしました。 システム ログには次の説明が含まれます。 .NET Framework バージョン 3.5 および 4.8 は既にインストールされています。 Re: RINGO TEA2017/2 在WIN10运行闪退 わかりました。ありがとうございます。 Re: RINGO TEA2017/2 在WIN10运行闪退 それは誰かが以前使っていたものかもしれません。 かなり前にこれを試してみましたが、うまくいきました。 Re: RINGO TEA2017/2 在WIN10运行闪退 しかし、ボードに接続しなくても実行できるコンピューターがここにあります。 Re: RINGO TEA2017/2 在WIN10运行闪退 ボードを接続する必要があります。そうしないと、初回はこのようにクラッシュしてしまいます。
View full article
哪里可以下载 license-llce.rtf 文件 您好,NXP团队: 我试图在 s32g399ardb3 BSP44 版本中添加 llce-can 功能 我在 meta-alb/meta-alb-电路板支持包/conf/machine/s32g399ardb3.conf 中添加了如下两行 DISTRO_FEATURES:append = " llce-fw-load llce-can llce-can-logger" NXP_FIRMWARE_LOCAL_DIR = "${TOPDIR}/../sources/meta-alb/meta-alb-sdk/nxp_local_fw" 但是版本失败了 build_s32g399ardb3/../sources/meta-alb/meta-alb-sdk/nxp_local_fw/license-llce.rtf': No such file or directory 在 linux-firmware-llice.inc 中需要许可证文件"license-llce.rtf" LIC_FILES_CHKSUM:append = " \ file://license-llce.rtf;md5=97a0abc6fb5eb52a8cd1e99205caa71b \ " 在哪里可以下载"license-llce.rtf" 文件? 谢谢! Re: Where can I download license-llce.rtf file 你好@Joey_z、 我的票号是:00741572 谢谢! Re: Where can I download license-llce.rtf file 嗨,GG0712 您能否发布一张私人机票(https://support.nxp.com)?我可以共享 .inc和你在一起 BR 乔伊 Re: Where can I download license-llce.rtf file 你好@Joey_z、 结果如下 谢谢! Re: Where can I download license-llce.rtf file 谢谢  Re: Where can I download license-llce.rtf file 嗨,GG0712 能否按照下面的方式搜索 LLCE 信息? BR 乔伊 Re: Where can I download license-llce.rtf file 你好@Joey_z、 以下是我们的所有步骤。目前,我们仍然不知道如何更新配方。 放入 LLCE 固件和 license.rtf(许可证来自 S32G_LLCE_GATEWAY_1_0_9_D2408.exe)。 将 license.rtf 重命名为 license-llce.rtf    在机器配置中启用 llce-can 功能并更新 license-llce.rtf md5sum 将版本映像和闪存映像到 SD 卡。我们将在内核日志中看到待处理的探测结果 谢谢! Re: Where can I download license-llce.rtf file 嗨,GG0712 对不起,我的回复晚了。 很抱歉,由于我们的系统延迟问题和长假,我没能及时查看您的上一封邮件。您报告的问题是一个软件错误,内部团队已经确认了这个问题,稍后会加以改进。 另外,请问您是否成功应用了我之前提供的修改方法?如果没有成功,我会继续为你提供支持。 BR 乔伊 Re: Where can I download license-llce.rtf file 你好@Joey_z、 据我所知,如果我只是删除并重命名文件,应该不会有问题。 ERROR: Unable to parse /home/user/bsp44/sources/poky/meta/recipes-kernel/linux-firmware/linux-firmware_20240909.bb | ETA: --:--:-- Traceback (most recent call last): File "/home/user/bsp44/sources/poky/bitbake/lib/bb/cooker.py", line 2285, in parse_next raise result FileNotFoundError: [Errno 2] file /home/user/bsp44/sources/meta-alb/meta-alb-bsp/recipes-kernel/linux-firmware/linux-firmware_% not found 以下是当前的 linux-firmware-llce.inc 文件 # Copyright 2021,2025 NXP require ${@bb.utils.contains('DISTRO_FEATURES', 'llce-fw-load', 'linux-firmware-llce.inc', '', d)} NXP_FIRMWARE_LOCAL_DIR ?= "." 以下是源 linux-firmware_%.bbappend # Copyright 2021,2025 NXP require ${@bb.utils.contains('DISTRO_FEATURES', 'llce-fw-load', 'linux-firmware-llce.inc', '', d)} NXP_FIRMWARE_LOCAL_DIR ?= "." 以下是 linux-firmware-llce.inc 的起源 # Copyright 2025 NXP LICENSE:append = " & NXP-S32-PLATFORM-SOFTWARE \ " LIC_FILES_CHKSUM:append = " \ file://license-llce.rtf;md5=2404c94395614cb73b0dc475bb179978 \ " NO_GENERIC_LICENSE[NXP-S32-PLATFORM-SOFTWARE] = "license-llce.rtf" FILESEXTRAPATHS:prepend := "${NXP_FIRMWARE_LOCAL_DIR}:" # linux-firmware may be included by other recipes as well, since it # originates in poky, so make sure that we don't break default # functionality SRC_URI:append = " \ ${@f"""file://dte.bin """ if os.path.exists(f"""file://dte.bin""") else ''} \ ${@f"""file://frpe.bin """ if os.path.exists(f"""file://frpe.bin""") else ''} \ ${@f"""file://ppe_tx.bin """ if os.path.exists(f"""file://ppe_tx.bin""") else ''} \ ${@f"""file://ppe_rx.bin """ if os.path.exists(f"""file://ppe_rx.bin""") else ''} \ ${@f"""file://license-llce.rtf """ if os.path.exists(f"""file://license-llce.rtf""") else ''} \ " do_install:append () { install -m 0644 ${NXP_FIRMWARE_LOCAL_DIR}/dte.bin ${D}/${base_libdir}/firmware/dte.bin install -m 0644 ${NXP_FIRMWARE_LOCAL_DIR}/frpe.bin ${D}/${base_libdir}/firmware/frpe.bin install -m 0644 ${NXP_FIRMWARE_LOCAL_DIR}/ppe_tx.bin ${D}/${base_libdir}/firmware/ppe_tx.bin install -m 0644 ${NXP_FIRMWARE_LOCAL_DIR}/ppe_rx.bin ${D}/${base_libdir}/firmware/ppe_rx.bin } do_unpack_license() { cp -vf ${NXP_FIRMWARE_LOCAL_DIR}/license-llce.rtf ${WORKDIR}/${BPN}-${PV}/ } python do_unpack:append() { bb.build.exec_func('do_unpack_license', d) } PACKAGES =+ "${PN}-llce" FILES:${PN}-llce = "${base_libdir}/firmware/dte.bin \ ${base_libdir}/firmware/frpe.bin \ ${base_libdir}/firmware/ppe_tx.bin \ ${base_libdir}/firmware/ppe_rx.bin" 谢谢  Re: Where can I download license-llce.rtf file 嗨,GG0712 你的意思是删除原始的 inc 文件,然后将 bbappend 文件重命名为 inc 文件? >>>它需要将原始 inc 文件更改为 bbappend 文件。 但如何将 LLCW fw 放入图像中? >>>您可以参考图片。 BR 乔伊 Re: Where can I download license-llce.rtf file 你好@Joey_z、 你的意思是删除原始的 inc 文件,然后将 bbappend 文件重命名为 inc 文件? 但如何将 LLCW fw 放入图像中? 谢谢! Re: Where can I download license-llce.rtf file hi,GG0712 抱歉,回复晚了。 你可以尝试将 meta-alb-bsp/recipes-kernel/linux-firmware/linux-firmware_%.bbappend 更改为 meta-alb-bsp/recipes-kernel/linux-firmware/linux-firmware_%.bbappend 改为 meta-alb-bsp/recipes- BR 乔伊 Re: Where can I download license-llce.rtf file 嗨,GG0712 感谢您的回复。 我已经帮你敦促内部团队处理这个问题。一旦有了结果,我会尽快给您回复。 BR 乔伊 回复: Where can I download license-llce.rtf file 你好@Joey_z、 对不起,我漏掉了,但删除参数后结果是一样的。 您有成功探针驱动程序吗? 我使用以下命令重建镜像 bitbake -c cleansstate linux-firmware fsl-image-auto; bitbake fsl-image-auto 谢谢! 回复: Where can I download license-llce.rtf file hi,GG0712 您是否在配置中使用了"llce-can-logger" 参数? DISTRO_FEATURES:append = " llce-fw-load llce-can llce-can-logger" BR 乔伊 回复: Where can I download license-llce.rtf file 你好@Joey_z、 我们可以在重命名目标文件并修改 md5sum 值之后版本成功 但在探测过程中,驾驶员也遇到了同样的问题。 谢谢! 回复: Where can I download license-llce.rtf file 嗨,GG0712 感谢您的回复。 我还没有收到回复。我会尽快给你结果的。 此外,您能否试试图片中的文件,而不添加记录仪配置。 BR 乔伊 回复: Where can I download license-llce.rtf file 你好@Joey_z、 恩智浦软件团队是否有我们可以使用 LLCE CAN 的解决方案或变通方法? 谢谢! 回复: Where can I download license-llce.rtf file 嗨,GG0712 感谢您的回复。 我已复制了您的问题,我们已将此问题移交给软件团队。一旦有了结果,我会尽快给您回复。 BR 乔伊 回复: Where can I download license-llce.rtf file 你好@Joey_z、 如果我们如下更改 linux-firmware-llce.inc,以绕过 license-llce.rtf。 CAN 功能不会使用 -LICENSE:append = " & NXP-S32-PLATFORM-SOFTWARE \ -" -LIC_FILES_CHKSUM:append = " \ - file://license-llce.rtf;md5=97a0abc6fb5eb52a8cd1e99205caa71b \ -" -NO_GENERIC_LICENSE[NXP-S32-PLATFORM-SOFTWARE] = "license-llce.rtf" FILESEXTRAPATHS:prepend := "${NXP_FIRMWARE_LOCAL_DIR}:" # linux-firmware may be included by other recipes as well, since it @@ -16,7 +10,6 @@ SRC_URI:append = " \ ${@f"""file://frpe.bin """ if os.path.exists(f"""file://frpe.bin""") else ''} \ ${@f"""file://ppe_tx.bin """ if os.path.exists(f"""file://ppe_tx.bin""") else ''} \ ${@f"""file://ppe_rx.bin """ if os.path.exists(f"""file://ppe_rx.bin""") else ''} \ - ${@f"""file://license-llce.rtf """ if os.path.exists(f"""file://license-llce.rtf""") else ''} \ " do_install:append () { @@ -26,14 +19,6 @@ do_install:append () { install -m 0644 ${NXP_FIRMWARE_LOCAL_DIR}/ppe_rx.bin ${D}/${base_libdir}/firmware/ppe_rx.bin } -do_unpack_license() { - cp -vf ${NXP_FIRMWARE_LOCAL_DIR}/license-llce.rtf ${WORKDIR}/${BPN}-${PV}/ -} - -python do_unpack:append() { - bb.build.exec_func('do_unpack_license', d) -} - PACKAGES =+ "${PN}-llce" FILES:${PN}-llce = "${base_libdir}/firmware/dte.bin \ ${base_libdir}/firmware/frpe.bin \ root@s32g399ardb3:~# dmesg | grep "llce\|can" [ 0.409440] HugeTLB: 0 KiB vmemmap can be freed for a 1.00 GiB page [ 0.422451] HugeTLB: 0 KiB vmemmap can be freed for a 32.0 MiB page [ 0.435471] HugeTLB: 0 KiB vmemmap can be freed for a 2.00 MiB page [ 0.448491] HugeTLB: 0 KiB vmemmap can be freed for a 64.0 KiB page [ 0.832119] vcan: Virtual CAN interface driver [ 0.836640] slcan: serial line CAN interface driver [ 0.846380] flexcan 401b4000.can: device registered (reg_base=(____ptrval____), irq(s): [ 0.854530] flexcan 401b4000.can: 30 [ 0.858259] flexcan 401b4000.can: 31 [ 0.861981] flexcan 401b4000.can: 32 [ 0.865705] flexcan 401b4000.can: 33 [ 0.869425] flexcan 401b4000.can: ) [ 0.873640] flexcan 401be000.can: device registered (reg_base=(____ptrval____), irq(s): [ 0.881787] flexcan 401be000.can: 34 [ 0.885514] flexcan 401be000.can: 35 [ 0.889237] flexcan 401be000.can: 36 [ 0.892962] flexcan 401be000.can: 37 [ 0.896682] flexcan 401be000.can: ) [ 1.308242] can: controller area network core [ 1.317558] can: raw protocol [ 1.320570] can: broadcast manager protocol [ 1.324815] can: netlink gateway - max_hops=1 [ 9.050817] llce_core 43ff8000.llce: Successfully loaded LLCE firmware [ 9.186932] llce_mb 43a00000.llce_mb: LLCE firmware version: KKII_3DCREL_LLCE1_0_9 [BLD_BMB2408261311] [ 9.195831] llce_mb 43a00000.llce_mb: LLCE firmware: logging support disabled [ 21.828489] platform can_phy01: deferred probe pending [ 21.828508] platform can_phy2: deferred probe pending [ 21.828515] platform can_phy3: deferred probe pending [ 21.828521] platform can_phy45: deferred probe pending [ 21.828527] platform can_phy67: deferred probe pending [ 21.828533] platform can_phy89: deferred probe pending [ 21.828538] platform can_phy1011: deferred probe pending [ 21.828543] platform can_phy1213: deferred probe pending [ 21.828550] platform can_phy1415: deferred probe pending [ 21.828555] platform 43ff8000.llce:llce_can0: deferred probe pending [ 21.828561] platform 43ff8000.llce:llce_can1: deferred probe pending [ 21.828567] platform 43ff8000.llce:llce_can2: deferred probe pending [ 21.828573] platform 43ff8000.llce:llce_can3: deferred probe pending [ 21.828578] platform 43ff8000.llce:llce_can4: deferred probe pending [ 21.828584] platform 43ff8000.llce:llce_can5: deferred probe pending [ 21.828589] platform 43ff8000.llce:llce_can6: deferred probe pending [ 21.828596] platform 43ff8000.llce:llce_can7: deferred probe pending [ 21.828601] platform 43ff8000.llce:llce_can8: deferred probe pending [ 21.828608] platform 43ff8000.llce:llce_can9: deferred probe pending [ 21.828614] platform 43ff8000.llce:llce_can10: deferred probe pending [ 21.828620] platform 43ff8000.llce:llce_can11: deferred probe pending [ 21.828625] platform 43ff8000.llce:llce_can12: deferred probe pending [ 21.828632] platform 43ff8000.llce:llce_can13: deferred probe pending [ 21.828637] platform 43ff8000.llce:llce_can14: deferred probe pending [ 21.828644] platform 43ff8000.llce:llce_can15: deferred probe pending 谢谢! Re: Where can I download license-llce.rtf file 你好@Joey_z、 由于 BSP44 需要 DDR 固件,因此我们将 NXP-EULA 文件放入NXP_FIRMWARE_LOCAL_DIR。 谢谢! Re: Where can I download license-llce.rtf file hi,GG0712 您是否已将 NXP-EULA 文件放入 NXP_FIRMWARE_LOCAL_DIR。 BR 乔伊 回复: ,Re: Where can I download license-llce.rtf file 您好, 当然,我会通过内部途径帮助您。一旦有了结果,我会尽快给您回复。 BR 乔伊 回复: ,Re: Where can I download license-llce.rtf file 你好@Joey_z、 还没有。您能帮帮我吗? 谢谢! 回复: ,Re: Where can I download license-llce.rtf file hi.GG0712 您已获得许可证文件,还是需要更多帮助? BR 乔伊 回复: ,Re: Where can I download license-llce.rtf file 你好@Joey_z、 我们已经安装,但无法找到目标文件 谢谢! 回复: ,Re: Where can I download license-llce.rtf file hi,GG0712 你可以安装 llce 软件包来从 firmware/llce_bin/s32g3/bin/ghs/enablemen 中获取文件。 链接为:https://nxp.flexnetoperations.com/control/frse/download?element=7082661 BR 乔伊 回复: ,Re: Where can I download license-llce.rtf file 你好@Joey_z、 是的,我已将这些文件放入文件夹 Untracked files: (use "git add ..." to include in what will be committed) meta-alb-sdk/nxp_local_fw/dte.bin meta-alb-sdk/nxp_local_fw/frpe.bin meta-alb-sdk/nxp_local_fw/ppe_rx.bin meta-alb-sdk/nxp_local_fw/ppe_tx.bin 提交显示添加了 llce 许可证文件,我从哪里可以获得该文件? 谢谢! ,Re: Where can I download license-llce.rtf file 嗨,GG0712 感谢您与我们联系。 你已经发布了要进入 nxp_local_fw 的二进制文件了吗? BR 乔伊
View full article
如何使用 S32 Design Studio 中的配置工具为 S32K1 创建 PAL 驱动程序? 我们试图在未来的项目中使用 S32K1,因此购买了 S32K116_EVB。 我们安装了 S32 Design Studio,并安装了有关 S32K1 的所有可用扩展。 当我们尝试使用配置工具时,却遇到了问题。然后安装"SW32K1_S32M24x_RTD_R21-11_2.0.0_P04_D2404_DS_updatesite.zip" 。3.0.0热电阻版本不工作。我们尝试使用这个:"SW32K1_S32M24x_RTD_4.4_3.0.0_QLP03_D2508_DesignStudio_updatesite.zip". 然后,我们就可以配置引脚。但它不会添加我们在"S32_SDK_S32K1xx_RTM_4.0.2" 中看到的 PAL 驱动程序。 我们被困在这里了。如何将 RTM 的 PAL 驱动程序与 S32 Design Studio 的 configTools 配合使用? 非常感谢您的帮助。 Re: How to create PAL drivers for S32K1 with the config Tool in the S32 Design Studio? 非常感谢,这就是我的问题所在。我不知道如何配置驱动程序! 引脚配置成功了,现在驱动程序也正常工作了。 Re: How to create PAL drivers for S32K1 with the config Tool in the S32 Design Studio? 请按照 HOWTO_Create_the_Blinking_LED_example_project_using_S32K1xx_RTD_without_AUTOSAR.pdf (C:/NXP/S32DS.3.6.0_S32K1_RTD300/S32DS/help/resources/howto/k1dev/HOWTO_Create_the_Blinking_LED_example_project_using_S32K1xx_RTD_without_AUTOSAR.pdf) 进行操作。 如果您之前只使用过 S32K1 SDK 而不是 RTD,建议您阅读 AN13435:SDK/MCAL to 实时驱动 — 应用笔记。 Re: How to create PAL drivers for S32K1 with the config Tool in the S32 Design Studio? 你好,罗宾, 非常感谢你的回答。 我能够安装实时驱动程序。但他们不会为任何外设创建类似 PAL 的驱动程序。 也许我的设置有误? 我在附件中放了一些截图。谢谢 最佳 Jonas Re: How to create PAL drivers for S32K1 with the config Tool in the S32 Design Studio? HI 对于新项目,我们不建议使用S32K1 SDK 4.0.x。 QLP03只包含加密驱动程序,因此安装后看不到示例。   请下载 S32K1_S32M 24X 实时驱动程序 AUTOSAR R21-11 版本 3.0.0还是QLP02? 请点击下载适用于 S32K1 的实时驱动程序-> 汽车软件-s32k1_s32m24x-Cortex-M 的实时驱动程序-> S32K1_S32M24X 实时驱动程序 AUTOSAR R21-11 版本 3.0.0-> SW32K1_S32M24x_RTD_R21-11_3.0.0_D2503_DesignStudio_updatesite.zip   然后将其安装到 S32DSv3.6.1 ,请参阅https://community.nxp.com/t5/S32-Design-Studio-Knowledge-Base/HOWTO-S32-Design-Studio-Offline-Install-of-Extensions-and/ta-p/1126424。   祝好, Robin ------------------------------------------------------------------------------- 注: - 如果本帖回答了您的问题,请点击"ACCEPT AS SOLUTION" 按钮。谢谢! - 我们会在最后一次发帖后的 7 周内跟踪主题,之后的回复将被忽略 如果您以后有相关问题,请另开新主题并参考已关闭的主题。 -------------------------------------------------------------------------------
View full article
SJA1000 接收数据错误 在 CAN 总线通信中遇到的问题涉及 SJA1000 芯片的使用。数据传输完全正常,但接收到的数据不正确。例如,当发送两个字节,即 0x00 和 0xFF 时,SJA1000 会接收 0x00 和 0x00。但是,当发送 0x00、0x11、0x22 或 0xFF、0xFF 等数据时,SJA1000 会正确接收数据。为什么会这样? Re: SJA1000 receive data incorrect 亲爱的 Jozef, 感谢您在我最近的项目中给予的支持。 最后,我在ALE信号和接地之间添加了一个15pF的电容,之前的问题解决了。 还有一件事要提的是,SJA1000 和这个故障板上的控制器之间的信号是使用杜邦电缆全线连接的。在集成控制器和 SJA1000 的另一块板上,相同的硬件设计没有这个问题。因此,怀疑是线路问题造成的。 致以最诚挚的问候, Frank Re: SJA1000 receive data incorrect 亲爱的弗兰克 这种行为表明存在信号完整性问题,可能是由于 弱上拉/下拉或浮空线: 示波器探头可能增加了电容或起到了弱上拉/下拉的作用,从而稳定了 ALE 信号。 阻抗失配或反射: 电平移器或 PCB 布局可能会导致反射或电压等级不正确。 时间问题: ALE 信号可能有轻微的定时,探测它对定时的影响足以使其工作。 在 ALE 线路上添加一个上拉或下拉电阻器: 尝试 4.7kΩ 或 10kΩ 等值,观察稳定性是否有所改善。   审查级别换档器规格: 确保 TI 芯片支持 SJA1000 所需的驱动强度和时序。   尝试添加一个小型电容(例如,10—100 pF): 这有助于过滤噪音或稳定信号(如果探测有帮助的话)。 致以最崇高的敬意 约瑟夫 Re: SJA1000 receive data incorrect 0xFF received erroneous waveform0xFF 接收到错误波形 0xFF receives the correct waveform0xFF 接收到正确的波形 黄色代表其中一条数据线。 绿色代表 RD 线。 紫色代表 CS 线。 从图中可以看出,黄色信号具有上升脉冲,但不会保留。 测试过程中发现,使用示波器探头测量 ALE 信号时,接收到的数据是正确的。但是,当不使用探头测试 ALE 信号时,接收到的数据是不正确的。ALE 信号正常。我们使用的控制器通过 TI 电平转换芯片与 SJA1000 通信,该芯片将 3.3V 电压转换为 5V 电压。 Re: SJA1000 receive data incorrect 亲爱的弗兰克 可能的原因和建议: 位填充或帧解释问题: CAN 采用位填充技术,即在连续五个相同值的位之后,插入一个互补位。如果填充或去填充逻辑配置错误或出现故障,它可能会误读某些模式,如 0xFF (全部为 1)。 检查收发器或 SJA1000 是否正确处理位填充和去填充。 定时或同步问题: 如果节点之间的波特率或定时参数(如传播延迟、相位段)不匹配,就会导致比特采样错误。 验证 CAN 总线上的所有节点都配置了相同的波特率和时序设置。 收发器问题: SJA1000 依赖于外部 CAN 收发器(如 TJA1040)。如果收发器出现故障或与总线不正确匹配,则可能会使某些位模式失真。 尝试更换收发器或用已知的好收发器进行测试。 电气噪声或信号完整性: 某些位模式可能更容易受到噪声的影响,尤其是在总线端接不当或有反射的情况下。 确保端接电阻正确(通常总线两端为 120Ω),并使用示波器检查信号完整性。 SJA1000 寄存器配置不正确: 再次检查验收过滤器、帧格式和操作模式(BasicCAN 与 PeliCAN)。 配置错误可能会导致控制器误解或丢弃某些帧。 致以最崇高的敬意 约瑟夫
View full article
LS1028A 上的 Serdes PLL RST_ERR 你好,我一直在开发一款基于 LS1027A 的定制板。 我已经调出了包括 Linux 在内的所有软件栈。 现在,我正试着把 Serdes 引进来。最初,在启动阶段,我必须禁用两个PLL,因为由于PLL锁定错误,RESET要求被触发。 现在,我需要再次面对它。 问题是,我使用与 LS1028ARDB 相同的 Serdes 协议配置。 问题是我经常在 SerDes PLLA RESET 控制寄存器中出现 RST_ERR,因此主板一直在 RESET。 发生这种情况的原因是什么?从哪里开始调试?我应该检查什么? Re: Serdes PLL RST_ERR on LS1028A 是的,我们说的是同一个人。 您所面临的 PLL 行为已在 Chip-Errata 中记录。 我分享的变通方法都有详细的文档记录,如果您想了解整个上下文,请打开一个新案例(不是社区案例),以便我们提供文档。 Re: Serdes PLL RST_ERR on LS1028A 我们说的是同一个人吗?你为什么要提到我根本没有使用的 FlexSPI?我不想失礼,但如果您不知道主题--没关系,请指派其他人来看看这个问题。 在 PLL1RSTCTL 和 PLL2RSTCTL 中,我都设置了 RST_ERR 位,表明(根据手册)-"1b - PLL 锁定没有在预期时间内完成" SD1_REF_CLK1_P/N = 100MHz SD1_REF_CLK2_P/N = 156.25MHz 部件编号:LS1027AXE7NQA Serdes protocl 选择器: 83BB -> SGMII 1T | 10G-QXGMII | PCIe2 x1 | PCIe1 x1 当前的 RCW 为 * * 频率: * 核心 -- 1500 MHz * 平台 -- 400 MHz * DDR -- 1600 MHz * DDR 数据速率 -- 1.600 GT/s */ #include<../ls1028asi/ls1028a.rcwi> SYS_PLL_RAT=4 MEM_PLL_RAT=16 CGA_PLL1_RAT=15 CGA_PLL2_RAT=12 HWA_CGA_M1_CLK_SEL=3 HWA_CGA_M2_CLK_SEL=7 HWA_CGA_M3_CLK_SEL=6 HWA_CGA_M4_CLK_SEL=3 DDR_REFCLK_SEL=2 DRAM_LAT=1 BOOT_LOC=21 FLASH_CFG1=3 SYSCLK_FREQ=600 IIC2_PMUX=6 IIC4_PMUX=2 IIC6_PMUX=3 XSPI1_A_DATA74_PMUX=1 CLK_OUT_PMUX=2 USB3_CLK_FSEL=39 ENETC_RCW=3 SRDS_PRTCL_S1_L0=1 SRDS_PRTCL_S1_L1=3 SRDS_PRTCL_S1_L2=11 SRDS_PRTCL_S1_L3=11 xml-ph-00 /* 已添加 DDR 测试 */ SRDS_PLL_PD_PLL1=0 SRDS_PLL_PD_PLL2=0 /* PCIe 控制器的勘误表 */ #include<../ls1028asi/a008851.rcw> #include<../ls1028asi/a010477.rcw> #include<../ls1028asi/a009531.rcw> /* 增加 FSPI 时钟频率 */ #include<../ls1028asi/fspi_speed.rcw> 我设法获取了一些日志,但忽略了系统控制器上的 RESET_REQ。 [ 1.500433] lynx-10g 1ea0000.phy:PLLF:已启用、已解锁、参考时钟 100MHz、时钟网络 5GHz [1.509408] lynx-10g 1ea0000.phy:支持的接口和链路模式: [ 1.516086] lynx-10g 1ea0000.phy:sgmii [ 1.520132] lynx-10g 1ea0000.phy:1000base-x [ 1.524616] lynx-10g 1ea0000.phy:1000baseKX/Full [ 1.529539] lynx-10g 1ea0000.phy:qsgmii [ 1.533671] lynx-10g 1ea0000.phy:PLLS:已启用、已解锁、参考时钟 156.25MHz、时钟网络 5.15625GHz [ 1.543420] lynx-10g 1ea0000.phy:支持的接口和链路模式: [ 1.550101] lynx-10g 1ea0000.phy:10g-qxgmii [ 1.554585] lynx-10g 1ea0000.phy:usxgmii Re: Serdes PLL RST_ERR on LS1028A 你可以尝试下一种解决方法: > > 一旦通道 A 的 STS2[AREFLOCK, ASLVLOCK] 位(或通道 B 的 STS2[BREFLOCK, BSLVLOCK] 位)设置为 1,在使用 FlexSPI 之前插入 4 μs 的延迟。 << Re: Serdes PLL RST_ERR on LS1028A 亲爱的@pb3, ,请与我分享日志(我不得不禁用两个 PLL,并启用了 PLL)。 另外,请告诉我你正在使用的 LS1027a 的完整部件号,请分享设备的图片。 请仔细检查是否有 100MHz 的稳定信号: DIFF_SYSCLK/ DIFF_SYSCLK_B ------>> > > 这些引脚是芯片的差分主时钟输入,仅支持"" 100 MHz"" 。 "芯片勘误表" 中报告了一个问题,可能与您的问题有关。 > > > > > > > > > > > > > 变通方法 • 平台频率等于 300 MHz —对于正常操作,使用 IP 命令模式 — 使用 I2C、SD 或 eMMC 作为启动源。 - 或者使用 400 MHz 的平台频率和 1500/1300/1000 MHz 的 CPU 速度。请勿在"CPU 速度" = 'H' 时使用部件号 。(参见数据表中的表 "部件编号命名法")。 <<<<<<<<<<<<<<<< 问候 LFGP Re: Serdes PLL RST_ERR on LS1028A 对不起,但我总觉得你的答案有点随意。我的 SYS_PLL_SPD 已经设置为 0,而 SYS_PLL_RAT = 5 是一个无效值。 Re: Serdes PLL RST_ERR on LS1028A 亲爱的@pb3, ,你是对的,很抱歉我的失误。 srds_pll_pd_pllX > > " SerDes PLL 在 POR RESET 状态下加电,标题为 " SERDES 从 RESET 中释放 " 如果此字段设置为 0,它会通知 RESET_REQ 逻辑,如果未应用正确的参考时钟或 SERDES PLL 未锁定, 它应该断言 RESET_REQ。" 有鉴于此,您需要检查系统时钟(使用示波器),以剔除一些不可用的信号。 另一方面,请设置 SYS_PLL_SPD = 0 并设置 SYS_PLL_RAT = 5 ,请告诉我结果。 问候 LFGP Re: Serdes PLL RST_ERR on LS1028A 你确定吗?这与 LS1028A-RDBhttps://github.com/nxp-qoriq/rcw/blob/master/ls1028ardb/R_SQPP_0x85bb/rcw_1500_sdboot.rcw上的设置完全相同。 此外,根据 LS1028A 参考手册 4.8.8,SYSCLK_FREQ 的唯一有效选项是 0b1001011000 600(十进制,如 RCW)= 0b1001011000,因此我认为这不是问题所在。 Re: Serdes PLL RST_ERR on LS1028A 亲爱的 @pb3, " " 运行频率高达 1.5 GHz " " 你的 sys_clk 设置为 600MHz,SYS_PLL_RAT = 4,所以你正在尝试在 2.4GHz 下运行 你必须设置 SYSCLK_FREQ = 100 查看参考手册中的 " 4.8.8.7 RESET 控制字 (RCW) 寄存器描述 "。 BR LFGP Re: Serdes PLL RST_ERR on LS1028A 以下是我的 RCW 配置 /* * SerDes 协议 - 0x85bb * * 频率: * 核心 -- 1500 MHz * 平台 -- 400 MHz * DDR -- 1600 MHz * DDR 数据速率 -- 1.600 GT/s */ #include<../ls1028asi/ls1028a.rcwi> SYS_PLL_RAT=4 MEM_PLL_RAT=16 CGA_PLL1_RAT=15 CGA_PLL2_RAT=12 HWA_CGA_M1_CLK_SEL=3 HWA_CGA_M2_CLK_SEL=7 HWA_CGA_M3_CLK_SEL=6 HWA_CGA_M4_CLK_SEL=3 DDR_REFCLK_SEL=2 DRAM_LAT=1 BOOT_LOC=21 FLASH_CFG1=3 SYSCLK_FREQ=600 IIC2_PMUX=6 IIC4_PMUX=2 IIC6_PMUX=3 XSPI1_A_DATA74_PMUX=1 CLK_OUT_PMUX=2 USB3_CLK_FSEL=39 ENETC_RCW=3 SRDS_PRTCL_S1_L0=8 SRDS_PRTCL_S1_L1=5 SRDS_PRTCL_S1_L2=11 SRDS_PRTCL_S1_L3=11 /* 已添加 DDR 测试 */ SRDS_PLL_PD_PLL1=0 SRDS_PLL_PD_PLL2=0 /* PCIe 控制器的勘误表 */ #include<../ls1028asi/a008851.rcw> #include<../ls1028asi/a010477.rcw> #include<../ls1028asi/a009531.rcw> /* 增加 FSPI 时钟频率 */ #include<../ls1028asi/fspi_speed.rcw>
View full article
Rt1176_evkb OTA Via Ethernet I am using rt1176 evkb we can are using j-link and serial linker for code dump and debug if i want to apply OTA via ethernet how it is possible.And also prvide guidance for that. @nxp #NXPAnalogComp FRDM-Training Hands-On Training i.MXRT 102x i.MXRT 105x Re: Rt1176_evkb OTA Via Ethernet Hello Raviraj, The following threads may be of help: Solved: Need RT1170 FOTA example - NXP Community Solved: RT1170 - Field firmware update - NXP Community Regards, Gustavo Re: Rt1176_evkb OTA Via Ethernet Hello, I am working on the i.MX RT1176 EVKB and exploring options for implementing OTA (Over-The-Air) updates. I would like to know if it is possible to perform OTA updates over Ethernet without using the Lightweight IP (LWIP) stack, by directly communicating MAC-to-MAC (i.e., using raw Ethernet frames). Is there any example, SDK support, or recommended approach for handling OTA purely at the MAC layer (bypassing LWIP)? Or is LWIP (or another IP stack) mandatory for OTA implementation? Thank you. — Raviraj Re: Rt1176_evkb OTA Via Ethernet Hi, Implementing OTA over Ethernet is a common requirement. The usual way to do it is to run a simple web server on your device that can handle file uploads. For this, you can use the Mongoose Networking Library. It's a lightweight library for embedded systems that provides a wide range of networking protocols like HTTP, MQTT, WebSockets, and more. A key feature is its powerful HTTP server, which has built-in support for handling large file uploads, making it ideal for Over-the-Air (OTA) firmware updates, which is supported in Mongoose through an easy-to-use API. The library is well-documented and designed to be easily portable across different platforms, including bare-metal and RTOS environments like the one on the RT1170 board. To give you a practical starting point, I've put together a simple MCUXpresso project for the RT1170 that demonstrates a working OTA implementation using Mongoose. You can import it directly and see how it works. Heads up: I am part of the Mongoose development team. Hope this helps you get started. Re: Rt1176_evkb OTA Via Ethernet The usual way of implementing that is a TFTP. It is a simple file transfer protocol over UDP which is often used to implement firmware OTA updates. UDP is extremely simple and can be implemented directly on top of the Ethernet driver. Can you elaborate, why you'd like to avoid TCP/IP stack, what is your use case?
View full article
在 FRDM-IMX91S 上运行 Zephyr 您好, 你知道是否有计划扩展这篇由 xinyu_chen 使用 FRDM-IMX93 和 FRDM-IMX91 在 A55 上运行 Zephyr 为 FRDM-IMX91S 添加支持? 谢谢! FRDM 培训 Re: Run Zephyr on FRDM-IMX91S 嗨,丹尼尔 我正在考虑使用 Zephyr fw 写入 FRDM-IMX91S 中的 spi 与非 的工具,以便能够启动 Zephyr。 谢谢! Re: Run Zephyr on FRDM-IMX91S 嗨,阿斯平: Zephyr 通过 jedec 内置对 SPI 或非 闪存的支持,兼容 spi-或非。但是不能以同样的方式直接支持 SPI 与非。 我在 Zephyr 中找到了一个与非 Flash 项目,如下所示,它包括 SPI 通信逻辑和示例句柄实现。也许你可以把它当作参考 https://github.com/D-Buckingham/NAND_flash https://docs.zephyrproject.org/latest/hardware/porting/board_porting.html 此致 丹尼尔 Re: Run Zephyr on FRDM-IMX91S 是的,谢谢 Daniel:你对如何管理 spi 与非有什么建议吗? Re: Run Zephyr on FRDM-IMX91S 如果您遇到任何问题或需要进一步帮助,请随时联系我们。 此致 丹尼尔 Re: Run Zephyr on FRDM-IMX91S 嗨,丹尼尔 我同意你的看法,我只是在考虑一些细微的区别,比如 spi 与非 和 pmic。 谢谢! Re: Run Zephyr on FRDM-IMX91S 你好@aspin 该代码包可以支持 FRDM-IMX91S,它与 FRDM-IMX91 非常相似 此致 丹尼尔
View full article
IW610モジュールを搭載したカスタムボードでSDIO初期化が停止する こんにちは、皆さん。 私はカスタム ボードを使用してMIMXRT1176に取り組んでおり、 IW610チップ ファミリに基づく Bluetooth/Wi-Fi モジュール用に MCUXpresso SDKs v25.09を使用しています。 ハードウェア接続: SDIO インターフェース: SD_DATA0-3、SD_CMD、SD_CLK がコネクテッド。 UART : Tx、Rx、GND コネクテッド。 GPIO : WL_RST、SDIO_RST がコネクテッド。 モジュールは外部 USB-C ケーブルを介して電源を供給されます。 ソフトウェア: 私は BLE 用の SDK サンプルWireless_uartを使用しています。 プリプロセッサ セクションのマクロを次のように更新しました。 WIFI_IW610_ボード_ムラタ_2LL_M2 SDIO インターフェースを初期化しようとすると、プログラムがループに陥ります。 ハングが発生しているコードセクションのスクリーンショットを添付しました。 この問題の原因は何なのか、またはカスタム ボード上の IW610 モジュールの適切な SDIO 初期化に関するガイダンスを提供できる方はいらっしゃいますか? 前もって感謝します、 アマール。 Re: SDIO Initialization Stuck on Custom Board with IW610 Module こんにちは@Ricardo_Zamoraさん、 他のサンプルコードを使用してテストしましたが、同じ問題が発生しました。コマンド転送が正しく応答している間、Wi-Fi クライアントの例では、長さ 16 または 17 を返す次の関数を使用して確認されます。 t_u16 wlan_card_read_f1_base_regs(void) { t_u16 レジスタ; uint32_t 応答 = 0; (void)sdio_drv_creg_read(READ_BASE_0_REG、1、&resp); reg = (t_u16)(応答 & 0xFFU); (void)sdio_drv_creg_read(READ_BASE_1_REG、1、&resp); reg |= (t_u16)((resp & 0xFFU) << 8); reg を返します。 } しかし、ファームウェアデータを送信しようとすると、転送は SDMMCHOST_TransferFunction 。この関数は、以下のフラグを使用してデータ転送の失敗を検出します。 else条件 そしてセット エラー = kStatus_Fail 。 ご参考までに機能の画像を添付いたしました。このデータ転送の問題を解決する方法についてアドバイスをいただけませんか? どちらも IW610 チップセット ファミリをベースとしていますが、MURATA TYPE 2LL モジュールに提供されているのと同じファームウェアを MAYA W4 モジュールにも使用できますか? ありがとう、よろしく。 タラク。 Re: SDIO Initialization Stuck on Custom Board with IW610 Module こんにちは、アマールさん。 もしかしたら、他の Wi-Fi の例もテストしたことがありますでしょうか? よろしくお願いいたします。 リカルド Re: SDIO Initialization Stuck on Custom Board with IW610 Module こんにちは@Ricardo_Zamora 、 私の進捗状況について最新情報をお知らせします。SDIO の初期化が正常に機能しており、ファームウェアを MAYA W476 モジュールにダウンロードしようとしています。ただし、 fwdnld_sdio.c内の関数static fwdnld_intf_ret_t sdio_interface_send()で問題が発生しています。実行中、長さの値は2 ~ 3 回の反復で 16になり、その後はエラーが発生します。正確な停止位置を示す画像を参考までに添付しました。 さらに、次の点を明確にしておきたいと思います。Murataタイプ 2LL モジュールとMAYA-W4はどちらもIW610 チップセットをベースとしているため、 Murata 2LL に提供されているのと同じファームウェアを MAYA-W4 でもCAN使用できますか? よろしくお願いいたします。 アマール。 Re: SDIO Initialization Stuck on Custom Board with IW610 Module ご説明のとおり、Wi-Fi/BLE モジュールの完全な部品番号はu-blox MAYA-W476で、 NXP IW610チップセットをベースにしています。 ドライバのサポートが利用可能な場合は、サポートを有効にするために必要なソフトウェアの変更について教えてください。 よろしくお願いいたします。 アマルナート。 Re: SDIO Initialization Stuck on Custom Board with IW610 Module こんにちは @Ricardo_Zamora 、 ご返信よろしくお願いします。 1.私は持っていません MIMXRT1170-EVKB 、これが私がカスタム ボードを使用している理由です。 2. 現在、 ユーブロックス MAYA-W4 モジュールは、 IW610 Wi-Fi/BLE 用のチップ ファミリ。 u-blox MAYA-W4 のドライバー/ファームウェア サポートが利用可能かどうか教えてください。 よろしくお願いいたします。 アマール。 Re: SDIO Initialization Stuck on Custom Board with IW610 Module こんにちは、 あなたの調子が良いといいのですが。もしかしたら、弊社のMIMXRT1170-EVKBを試してみたことがありますか?同じ動作が見られますか? 2LL Murataモジュールを使用していることをご確認ください。 よろしくお願いいたします。 リカルド
View full article