2198727_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2198727_ja-JP

2198727_ja-JP

TJA144

NXPチームの皆様、こんにちは。

私たちのデザインでは、TJA1445A CAN IC を使用しています。Vbat への供給についてご確認ください。データシートでは、Vbat の範囲は 4.75V ~ 40V、VCC は 4.25V ~ 4.75V です。Vbat と VCC に同じ 5V をCAN使用できますか?

Re: TJA144

こんにちは、トーマス。

ご説明ありがとうございます。

よろしくお願いいたします。

スネハル

Re: TJA144

こんにちは、スネハルさん

注記には、 「低電力モードで VCC がオフになることが予想される場合、適切な CAN バイアス生成のために VBAT は 5.5 V より高くなければなりません」と記載されています。つまり、デバイスは VCC がオフのときに VBAT がアクティブのままであると想定しているSO、両方が同じ 5V レールに接続されている場合は、その柔軟性が失われます。低電力モード (スリープ/スタンバイ) が必要な場合は、VBAT を VCC から分離しておく必要があります。低電力モードが重要でない場合は、一般的な 5V 電源を使用しても問題ありません。

はい、VBAT の範囲は 4.75V ~ 40V SO、24V は仕様範囲内です。データシートの表 1 に示すように、VBAT から引き出される電流は非常に低いです。24 V でも電流はマイクロアンペアの範囲に留まるSO、電力消費はごくわずかです。主な電流消費は VCC (CAN トランスミッター) から発生し、モードに応じて 6~60 mA になります。SO、適切なフィルタリングと過渡保護を確保すること以外に、24V での VBAT に大きな制限はありません。

BRs、トーマス

Re: TJA144

chothesnehal_0-1762333716376.pngchothesnehal_0-1762333716376.png

VCC と VBAT に 5V を供給している場合、5V をオフにすることはできないのでしょうか?この画像に記載されているとおりです。もう 1 つ質問があります: Vbat 24V を供給すると動作しますか?電流消費の観点から何か制限はありますか?

Re: TJA144

こんにちは、スネハルさん

データシートに基づく:
- VBAT(バッテリー電源):4.75V~40V
- VCC(CANトランスミッター電源): 4.5V~5.5V
- VBAT低電圧検出: 4.25V~4.75V
- VCC低電圧検出: 4.0V~4.5V

SOはい、次の条件を満たす場合、VBAT と VCC の両方に同じ 5V 電源を使用CANます。
- 5V 電源は安定しており、最小 VBAT 要件 (> 4.75V) を満たしています。
- 共通電源の使用を示すには、システム構成レジスタで VBATVCC = 1 を設定します。
- レギュレータが VBAT と VCC の両方の負荷の電流をCAN処理することを確認します。

BRs、トーマス

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-21-2025 05:04 AM
更新者: