2196887_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2196887_ja-JP

2196887_ja-JP

気泡の大きさはMPXV5010GC7Uの圧力測定に影響しますか?

私は、ドギー スクイーカーの水道を 100% シリコン オイルに交換し、4mm チューブ内の小さな気泡を MPXV5010GC7U センサに送りました。空気の量はセンサの出力に影響しますか?

Re: Does size of air bubble affect MPXV5010GC7U pressure messurement

100% シリコン オイルとセンサ間の初期の気泡が小さいと、出力は増加しますか、それとも減少しますか?

測定値が減少している間、気泡のサイズは変化していないようです。

Re: Does size of air bubble affect MPXV5010GC7U pressure messurement

気泡は確かに出力に影響を及ぼします。ゆっくりと低下する現象は、センサ自体の故障ではなく、気泡の圧縮または液体システム内のゆっくりとした圧力緩和によって発生する可能性が非常に高いです。

Re: Does size of air bubble affect MPXV5010GC7U pressure messurement最初の投稿以来、ハウジングを分解したところ、鳴き笛の上部に大きな気泡があることを発見しました。私は、きしみ音発生装置内に空気が残らず、センサ側には気泡だけが残ることを保証する新しい充填技術に合わせてハウジングを再設計しました。起動すると、センサに 200 グラムの校正用重りを取り付けたところ、すべて正常に見えました。しかし、Android Nano からの読み取り値は、数分の間に「0800」から読み取りなし(読み取り値がカットオフ以下)に減少しました。何が問題なのでしょうか?Re: Does size of air bubble affect MPXV5010GC7U pressure messurement言い換えると、気泡の大きさは出力にどのように影響するのでしょうか?Re: Does size of air bubble affect MPXV5010GC7U pressure messurement

こんにちは:
はい、チューブ内の空気はセンサの出力に影響します。MPXV5010GC7U は圧力を測定するために設計された圧力センサです。




Re: Does size of air bubble affect MPXV5010GC7U pressure messurement

比較のために別の MPXV5010GC7U を使用してテストする必要があります。

Re: Does size of air bubble affect MPXV5010GC7U pressure messurement

再度テストするための新しいセンサ

別の MPXV5010GC7U または別のセンサを参照していますか?

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎02-04-2026 03:20 AM
Updated by: