2152707_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2152707_ja-JP

2152707_ja-JP

RINGO TEA2017/2がWindows 10でクラッシュする

_1716_0-1755237953901.png

この画面が表示された後、アプリがクラッシュしました。

システム ログには次の説明が含まれます。

_1716_1-1755238048704.png

.NET Framework バージョン 3.5 および 4.8 は既にインストールされています。



Re: RINGO TEA2017/2 在WIN10运行闪退わかりました。ありがとうございます。Re: RINGO TEA2017/2 在WIN10运行闪退

それは誰かが以前使っていたものかもしれません。

かなり前にこれを試してみましたが、うまくいきました。

Re: RINGO TEA2017/2 在WIN10运行闪退しかし、ボードに接続しなくても実行できるコンピューターがここにあります。Re: RINGO TEA2017/2 在WIN10运行闪退

ボードを接続する必要があります。そうしないと、初回はこのようにクラッシュしてしまいます。

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-21-2025 12:48 AM
Updated by: