Multi Source Translation Content

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Multi Source Translation Content

Discussions

Sort by:
Verifying images in HAB in Linux or OPTEE Hi, I'm trying to work on an update procedure on an IMX6UL that checks to see if an image will pass the HAB check before updating the images. I'm having trouble accessing the boot ROM from OPTEE so I need to re-implement the authentication function in as a TA in OPTEE or failing that as a regular Linux application, similar to the uboot command hab_auth_img. Is there any code available for this? Is there a way to make the CST do this? i.MX6UL Security Re: Verifying images in HAB in Linux or OPTEE We also have the requirement to perform kernel signature verification within OP-TEE. Could you provide the methodology and an implementation (code) for this? thanks Re: Verifying images in HAB in Linux or OPTEE @gcornacchia  Hello,   There is no the hab checking in  userspace. Regards, Yuri. Re: Verifying images in HAB in Linux or OPTEE Hi Yuri, I'm trying to use hab checking function for imxull in kernel userspace is there any implementation? Can you share your considerations? What I would like to achive is a signature checking thank you Re: Verifying images in HAB in Linux or OPTEE Hello,     I've sent You directly some considerations. Have a great day, Yuri     ------------------------------------------------------------------------------- Note: - If this post answers your question, please click the "Mark Correct" button. Thank you! - We are following threads for 7 weeks after the last post, later replies are ignored   Please open a new thread and refer to the closed one, if you have a related question at a later point in time. Re: Verifying images in HAB in Linux or OPTEE Hi, is there any solution this? This seems like a fairly common use case that will stop people bricking their devices.
View full article
S32K314 でデバッグ ポート暗号化を有効にすると、どのような HSE 機能が影響を受けますか? S32K314にHSEファームウェアをインストールし、HSEプロパティを設定してデバッグポートの暗号化認証を有効にしました。認証方法はパスワードベースで、現在のライフサイクルはOEMです。この状況では、 HSE関連のどの機能が影響を受けますか? Re: 关于S32K314开启调试口加密后会对HSE哪些功能有影响? 現在の設定では、次の HSE 関連の機能と動作が影響を受けます。 - 安全なデバッグアクセス デバッグ アクセスは制限されており、アプリケーション デバッグ キー/パスワード (ADKP) を使用した認証が必要です。 デバッグ エントリ中に認証を適切に処理するには、SECUREDEBUG ターゲット ラベルを使用するようにデバッガー (S32DS または Lauterbach Trace32 など) を構成する必要があります。 - ライフサイクルに依存する制限 ライフサイクルが OEM_PROD または IN_FIELD に進むと、安全なデバッグが必須になります。 ライフサイクルを進める前に、キー カタログのフォーマットと ADKP のプロビジョニングを完了する必要があります。これらの操作は CUST_DEL ライフサイクルでのみ許可されます。 ライフサイクルが進むと、事前に設定されていない限り、HSE ファームウェアを再インストールしたり、特定の HSE 機能を再構成したりすることはできません。 - 影響を受けるHSEサービス ご使用の構成では、次の HSE サービスが影響を受けるか、必要になります。 ProgramADKPService: デバッグ パスワードを設定するために使用されます。 AdvanceLifecycleService: デバイスを OEM_PROD ライフサイクルに移動します。 セキュア デバッグ モードの選択: 構成する必要があります (静的または動的)。 デバッグ認証: スクリプトまたはデバッガー構成 (例: debug_authorization.cmm、debug_App_ADKP.py) を介して処理する必要があります。 - デバッグに関する考慮事項 認証が失敗した場合、または正しく構成されていない場合は、デバッグがブロックされます。 記述子を初期化し、HSE サービスを正しくトリガーするには、特別なスクリプトまたは HSE DemoApp の例を使用する必要がある場合があります。
View full article
关于S32K314开启调试口加密后会对HSE哪些功能有影响? 我使用S32K314 安装了HSE固件 并通过设置HSE属性的方式开启了调试口加密认证,认证方式为密码方式,目前推进生命周期为OEM,该条件下会对哪些HSE相关功能有影响? Re: 关于S32K314开启调试口加密后会对HSE哪些功能有影响? 在您当前的设置下,以下与 HSE 相关的功能和行为会受到影响: - 安全调试访问 调试访问受到限制,需要使用应用程序调试密钥/密码 (ADKP) 进行身份验证。 您必须配置调试器(如 S32DS 或 Lauterbach Trace32)使用 SECUREDEBUG 目标标签,以便在调试输入期间正确处理身份验证。 - 与生命周期有关的限制 一旦生命周期推进到 OEM_PROD 或 IN_FIELD,安全调试就成为强制性的。 必须先完成密钥目录格式化和 ADKP 配置,然后才能推进生命周期。这些操作只允许在 CUST_DEL 生命周期中进行。 生命周期升级后,除非事先安装好了,否则您无法重新安装 HSE 固件或重新配置某些 HSE 功能。 - 受影响的 HSE 服务 在您的配置中,以下 HSE 服务受到影响或需要使用: ProgramADKPService:用于设置调试密码。 AdvanceLifeCycleService:将设备移至 OEM_PROD 生命周期。 安全调试模式选择:必须配置(静态或动态)。 调试授权:必须通过脚本或调试器配置(如 debug_authorization.cmm、debug_App_ADKP.py)来处理。 - 调试注意事项 如果身份验证失败或配置不当,调试将被阻止。 您可能需要使用特殊脚本或 HSE DemoApp 示例来初始化描述符并正确触发信号 HSE 服务。
View full article
将采用 SE050E2 的 DLM 的 AES-GCM 身份验证标签长度设置为 12 字节 您好, 我目前正在使用 SE050E2 安全元件进行 AES-GCM 加密和解密操作。加密和解密 API 运行良好,特别是以下功能: sss_status_t sss_aead_one_go( sss_aead_t *context,const uint8_t*srcData,uint8_t *destData,size_t size,uint8_t *nonce,size_t nonceLen,const uint8_t *aad,size_t aadLen,uint8_t *tag,size_t *tagLen); 当身份验证标签长度为 16 字节时,此 API 可以完美运行。但是,我正在使用要求身份验证标签长度仅为 12 字节的 DLMS 协议有效负载。 当我使用这个 API 加密 DLMS 纯数据时,它会生成 16 字节的身份验证标签,但是 DLMS 标准需要一个 12 字节的标签。同样,对于解密而言,当加密的 DLMS 负载带有 12 字节的身份验证标签到达时,将这个 12 字节的标签传递给 API 会导致解密失败,因为 API 预计该标签为 16 字节。 我的问题是 有没有办法在 SE050E2 或其中间件中配置或设置身份验证标签长度,以便它可以按照 DLMS 标准的要求使用 12 字节的标签? 当前,API 在加密后始终返回 16 字节的标签,并且需要 16 字节的标签才能解密。我想确保与使用 12 字节标签的 DLMS 设备兼容,而不会导致解密错误。 如能就 SE050E2 的 AES-GCM 标签长度配置提供指导,或就处理 DLMS 标签大小不匹配的建议方法提供指导,我们将不胜感激。 先行感谢! BR, Faizy Re: Setting AES-GCM Authentication Tag Length to 12 Bytes for DLMS with SE050E2 感谢您的支持。 BR、 Faizy Re: Setting AES-GCM Authentication Tag Length to 12 Bytes for DLMS with SE050E2 你好@Faizy98、 这是在创建 AEAD 操作密钥时定义的。详情请参阅下文。 祝您愉快, Kan ------------------------------------------------------------------------------- 注: - 如果本帖回答了您的问题,请点击"标记正确" 按钮。谢谢! - 我们会在最后一次发帖后的 7 周内跟踪主题,之后的回复将被忽略 如果您以后有相关问题,请另开新主题,并参考已关闭的主题。 -------------------------------------------------------------------------------
View full article
JCOP4.xにおけるI2Cによる通信 JCOP4.xをI2Cで通信するには、参考としてサンプルコードを参照してください。 事前に以下の項目もご確認ください。 1. ベースOSがI2Cをサポートしていることを確認する 2. パラメータ設定を確認する I2C_SPI_PARAMS ATR_I2C_IF_バイト スマート・カード Re: Communication by I2C in JCOP4.x パラメータI2C_SPI_PARAMSとATR_I2C_IF_BYTESにはデフォルト値を使用してください。 Re: Communication by I2C in JCOP4.x コードは役立ちましたが、I2CTester.javaにエラーがあります。 このセクションは - ケース I2C_TRANSFER: //通信設定は、API呼び出しごとに設定する必要があります。 //これを行うには、すべてのTLVタグが入力バッファに存在する必要があります len = I2cMaster.i2cMaster(buf,ISO7816.OFFSET_CDATA、len、buf、(short)0、(short)225); apdu.setOutcomingAndSend((短い)(0), len); (例えば、出力長はI2CMaster.i2cMaster呼び出しからの戻り長と一致させる必要があり、バッファ長は受信コマンドの長さによって設定されるのではなく、APDUバッファの長さに近い値に設定する必要があります。) Re: Communication by I2C in JCOP4.x 修正済みのI2C_Tester.javaファイルはこちらです。何らかの理由で、このフォーラムは.javaファイルのアップロードをサポートしていません。ファイル - .c を追加しました最後に。ファイルを保存し、拡張子「.c」を削除してください。そして、あなたはこれをコンパイルできるはずです。 これは、NXPが提供するサンプルコードに含まれるいくつかのバグを修正するものです。 Re: Communication by I2C in JCOP4.x 何らかの理由で、私が送信したコードがアップロードされませんでした。もう一度試させてください。これは修正された I2C_Tester.java ですが、.java何らかの理由でファイルのアップロードがサポートされていないため、これは.txtファイルとしてここにあります。
View full article
Basic Secure Boot HSE S32K344 ADKP Hello everyone, I wanted to ask how to program ADKP in Base Secure Boot S32K344-WB #HSE#BaseSecureBoot Thanks Re: Basic Secure Boot HSE S32K344 ADKP Hello everyone, I’m working with an S32K312EVB-Q172 board and I’d like to test the HSE demo examples. Would it be possible to get access to the file S32K3_HSE_DemoExamples_1_0_0.zip? I’m using S32 Design Studio for S32 Platform together with a PEMicro debugger. Thank you in advance for your help! Best regards, Davide Re: Basic Secure Boot HSE S32K344 ADKP Hi @silvia_zandoli2  I recommend reviewing the following thread, as it may be related to the problem you are experiencing. S32K344 Secure Boot HSE_VerifyBootImage issue Re: Basic Secure Boot HSE S32K344 ADKP Hello, After successfully booting the bootloader (HSE_SignBootImage OK) and passing the verification, the system displays a brief LED blue flash (indicating a successful Secure Boot). However, upon reboot or a second debug, the system crashes and it does not pass /* Verify that the generated TAG is valid for the APPBL */ #if VERIFY_TAG srvResponse = HSE_VerifyBootImage(pAppBL); ASSERT(HSE_SRV_RSP_OK == srvResponse); I suspect the problem is an overwrite. Do you know how to fix it? Thank you very much Re: Basic Secure Boot HSE S32K344 ADKP Hi @silvia_zandoli2  The HSE service response 0x55A5AA33 corresponds to HSE_SRV_RSP_OK. However, if you are encountering issues when calling the HSE_SignBootImage() function, I recommend reviewing the following thread, as it may be related to the problem you are experiencing. HSE_VerifyBootImage return HSE_SRV_RSP_VERIFY_FAILED If the issue persists or the thread does not address your specific case, please let me know. Re: Basic Secure Boot HSE S32K344 ADKP  I have S32K3_HSE_DemoExamples_1_0_0, S32K344 device The ADKP is programmed successfully (check_debug_password_programmed_status() returns TRUE). However, the function HSE_SignBootImage() continues to fail immediately upon invocation, returning the error code 0x55a5aa33 In the main of Basic Secure Boot it does not pass the assert /* Verify that the generated TAG is valid for the APPBL */ #if VERIFY_TAG srvResponse = HSE_VerifyBootImage(pAppBL); ASSERT(HSE_SRV_RSP_OK == srvResponse); #endif I generate S32K344_SecureBootBlinky.bin, I put it in C:\NXP while the SecureBootBlinky and the Basic_SecureBoot are in C:\NXP\S32K3_HSE_DemoExamples_1_0_0\S32K3_HSE_DemoExamples\Secure_Boot I noticed in the linker file of Basic Secure Boot "S32K344_flash.ld" there is not  _adkp_key :    {      . = ALIGN(4);      KEEP(*(_adkp_key))       . = ALIGN(4);    } > PFLASH Do I have to modify that file? i attach it to you /***************************************************************************** * * Copyright 2020-2022 NXP * All Rights Reserved * ***************************************************************************** * * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NXP "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR * IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES * OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. * IN NO EVENT SHALL NXP OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, * INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES * (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR * SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, * STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING * IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF * THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. * ****************************************************************************/ __STACK_SIZE = 0x00001000; __HEAP_SIZE = 0x00001000; /* Linker script to configure memory regions. aggiungi PFLASH_SECURE se vuoi una regione dove mettere chiavi critiche*/ MEMORY { ITCM (RWX) : ORIGIN = 0x00000000, LENGTH = 0x10000 PFLASH (RX) : ORIGIN = 0x400000, LENGTH = 0x3f4000 DFLASH (RX) : ORIGIN = 0x10000000, LENGTH = 0x20000 DTCM (RW) : ORIGIN = 0x20000000, LENGTH = 0x20000 SRAM0_STDBY (RW) : ORIGIN = 0x20400000, LENGTH = 0x8000 SRAM (RW) : ORIGIN = 0x20408000, LENGTH = 0x48000 } /* Linker script to place sections and symbol values. Should be used together * with other linker script that defines memory regions FLASH and RAM. * It references following symbols, which must be defined in code: * Reset_Handler : Entry of reset handler * * It defines following symbols, which code can use without definition: * __exidx_start * __exidx_end * __ecc_table_start__ * __ecc_table_end__ * __etext * __data_start__ * __preinit_array_start * __preinit_array_end * __init_array_start * __init_array_end * __fini_array_start * __fini_array_end * __data_end__ * __bss_start__ * __bss_end__ * __end__ * end * __HeapLimit * __StackLimit * __StackTop * __stack */ ENTRY(Reset_Handler) SECTIONS { .text : { KEEP(*(.vectors)) *(.text*) KEEP(*(.init)) KEEP(*(.fini)) /* .ctors */ *crtbegin.o(.ctors) *crtbegin?.o(.ctors) *(EXCLUDE_FILE(*crtend?.o *crtend.o) .ctors) *(SORT(.ctors.*)) *(.ctors) /* .dtors */ *crtbegin.o(.dtors) *crtbegin?.o(.dtors) *(EXCLUDE_FILE(*crtend?.o *crtend.o) .dtors) *(SORT(.dtors.*)) *(.dtors) *(.rodata*) KEEP(*(.eh_frame*)) } > PFLASH .ARM.extab : { *(.ARM.extab* .gnu.linkonce.armextab.*) } > PFLASH __exidx_start = .; .ARM.exidx : { *(.ARM.exidx* .gnu.linkonce.armexidx.*) } > PFLASH __exidx_end = .; .ecc.table : { . = ALIGN(4); __ecc_table_start__ = .; QUAD (__data_start__) QUAD ((__data_end__ - __data_start__) / 😎 QUAD (__bss_start__) QUAD ((__bss_end__ - __bss_start__) / 😎 QUAD (__HeapTop) QUAD ((__HeapLimit - __HeapTop) / 😎 QUAD (__StackLimit) QUAD ((__StackTop - __StackLimit) / 😎 QUAD (ORIGIN(ITCM)) QUAD (LENGTH(ITCM) / 😎 QUAD (ORIGIN(DTCM)) QUAD (LENGTH(DTCM) / 😎 __ecc_table_end__ = .; } > PFLASH .copy.table : { . = ALIGN(4); __copy_table_start__ = .; LONG (__etext) LONG (__data_start__) LONG ((__data_end__ - __data_start__) / 4) /* Add each additional data section here */ /* LONG (__etext2) LONG (__data2_start__) LONG ((__data2_end__ - __data2_start__) / 4) */ __copy_table_end__ = .; } > PFLASH .zero.table : { . = ALIGN(4); __zero_table_start__ = .; /* Add each additional bss section here */ /* LONG (__bss2_start__) LONG ((__bss2_end__ - __bss2_start__) / 4) */ __zero_table_end__ = .; } > PFLASH __etext = ALIGN(8); .boot_header : { KEEP(*(.boot_header)) } > DFLASH .standby_ram : { *(.standby_ram) } > SRAM0_STDBY /* Due ECC initialization sequence __data_start__ and __data_end__ should be aligned on 8 bytes */ .data : AT (__etext) { . = ALIGN(8); __data_start__ = .; *(vtable) *(.data) *(.data.*) . = ALIGN(4); /* preinit data */ PROVIDE_HIDDEN (__preinit_array_start = .); KEEP(*(.preinit_array)) PROVIDE_HIDDEN (__preinit_array_end = .); . = ALIGN(4); /* init data */ PROVIDE_HIDDEN (__init_array_start = .); KEEP(*(SORT(.init_array.*))) KEEP(*(.init_array)) PROVIDE_HIDDEN (__init_array_end = .); . = ALIGN(4); /* finit data */ PROVIDE_HIDDEN (__fini_array_start = .); KEEP(*(SORT(.fini_array.*))) KEEP(*(.fini_array)) PROVIDE_HIDDEN (__fini_array_end = .); KEEP(*(.jcr*)) . = ALIGN(8); /* All data end */ __data_end__ = .; } > SRAM /* Due ECC initialization sequence __bss_start__ and __bss_end__ should be aligned on 8 bytes */ .bss : { . = ALIGN(8); __bss_start__ = .; *(.bss) *(.bss.*) *(COMMON) . = ALIGN(8); __bss_end__ = .; } > SRAM /* Due ECC initialization sequence __HeapTop and __HeapLimit should be aligned on 8 bytes */ .heap (COPY): { . = ALIGN(8); __HeapTop = .; __end__ = .; _end = .; PROVIDE(end = .); . = . + __HEAP_SIZE; . = ALIGN(8); __HeapLimit = .; } > SRAM /* Due ECC initialization sequence __StackLimit and __StackTop should be aligned on 8 bytes */ .stack (ORIGIN(SRAM) + LENGTH(SRAM) - __STACK_SIZE) (COPY) : { . = ALIGN(8); __StackLimit = .; . = . + __STACK_SIZE; . = ALIGN(8); __StackTop = .; } > SRAM PROVIDE(__stack = __StackTop); /* Check if data + heap + stack exceeds RAM limit */ ASSERT(__StackLimit >= __HeapLimit, "region RAM overflowed with stack") CM7_START_ADDRESS = ORIGIN(PFLASH); __STDBYRAM_START = ORIGIN(SRAM0_STDBY); __STDBYRAM_SIZE = LENGTH(SRAM0_STDBY); } S32K344-WB  Re: Basic Secure Boot HSE S32K344 ADKP Hi @silvia_zandoli2  Refer to the following thread, which contains information related to this topic and may be helpful for you. [S32K3] Restrict the debug access with a password when HSE is used Additionally, I recommend reviewing the implementation of the functions ProgramADKPService(), Advance_LifeCycle_Service(), and attributeProgrammingService() provided in the S32K3 MCUs for General Purpose HSE Demo Examples and/or the HSE_DEMOAPP. BR, VaneB
View full article
启动后检查内存 在 s32k312 板上启动后如何验证 RAM 检查?我们是否有任何模块或寄存器可以在启动过程中验证 RAM CHECK。 我们正在使用 Autosar 模块,但到目前为止,我们还没有找到任何用于内存检查的应用程序接口。在手动操作时,我们会遇到异常情况。 谁能帮帮我? Re: RAM check after startup. 嗨,@harsh_95、 S32K3 的所有存储器都包含错误检测和纠错码 (ECC)。必须对 SRAM 存储器进行初始化,以避免任何 ECC 错误,这项工作也可由内核或 DMA 完成。 您可以参考 AN13388,它描述了该设备的所有内存功能。具体来说,第 5 节介绍了如何通过 DMA 初始化 SRAM。 除此之外,你还可以研究功能安全外设驱动器 (SPD)。这些驱动程序包括 BIST 管理器和 eMcem 模块。 BIST 提供内置内存自检 (MBIST),用于功能安全启动和诊断,而 emcEM 提供故障检测和内存错误校正。 致以最诚挚的问候, Julián
View full article
CMU 参考计数计算 RTD 与参考手册之间的差异 这篇文章是这里的副本,设备:S32G3 在参考手册 RMS32G3 修订版 4 第 69.6 节编程指南中: 3*fref /fbus 8+(5*ref/fmonitored) 代码中 (Mcu_TS_T40D11M40I2R0/src/Clock_Ip_Monitor.c) 3*fref /fbus 9+(5*ref/fmonitored) 80(clock_ip_cmu_reference_counter_minimum_value) 我不确定在参考手册中的哪个位置将 80 作为参考数的选择,也不确定为什么他们在第二个方程中选择 9 而不是 8。应该更新参考手册还是更新代码?有人能帮忙澄清一下吗?谢谢 Casper RTD Re: CMU Reference Count calculation discrepancy between RTD and Reference Manual 你好,@CasperQian、 从我的角度来看,正如您在公式中看到的那样:它包含了"...... ",这意味着如果结果是 8.1,它将返回 9。因此,用 9 代替 8。 从 RM 中选择 80 作为 RCCR 的最低参考数如下: 顺祝商祺! Nhi
View full article
为 mcuboot 生成一个固件,其中包含一个小的非安全分区和一个安全分区 你好 我正在使用 frdm_rw612 板进行这个测试。我的集成开发环境是带有 MCUxpresso 插件的 vscode。我正试图将固件编译成"mcuboot ready" ,也就是说,我希望能用它进行 OTA。 首先,我按照以下教程进行了操作: https://community.nxp.com/t5/Zephyr-Project-Knowledge-Base/Zephyr-app-with-MCUboot-in-VS-Code/ta-p/2089541 运行正常。当前的分区组织就是我在板中找到的 xp\frdm_rw612\frdm_rw612_common.dtsi 文件中: partitions { compatible = "fixed-partitions"; #address-cells = <1>; #size-cells = <1>; /* * Partition sizes must be aligned * to the flash security sub-region size of 128KB. */ boot_partition: partition@0 { label = "mcuboot"; reg = <0x00000000 DT_SIZE_K(128)>; }; slot0_partition: partition@20000 { label = "image-0"; reg = <0x00020000 DT_SIZE_K(640)>; }; slot0_ns_partition: partition@C0000 { label = "image-0-non-secure"; reg = <0x000C0000 DT_SIZE_M(3)>; }; slot1_partition: partition@3C0000 { label = "image-1"; reg = <0x003C0000 DT_SIZE_K(640)>; }; slot1_ns_partition: partition@460000 { label = "image-1-non-secure"; reg = <0x00460000 DT_SIZE_M(3)>; }; storage_partition: partition@760000 { label = "storage"; reg = <0x00760000 (DT_SIZE_M(57) - DT_SIZE_K(384))>; }; }; 据我所知,hello-world 示例非常小,可以放在很小(640kB)的安全分区中。 不幸的是,当我对当前固件(具有 Wifi、蓝牙等功能)进行同样的操作时,却无法编译,因为它说分区超载: [...]/arm-zephyr-eabi/bin/ld.bfd.exe: zephyr\zephyr_pre0.elf section `rodata' will not fit in region `FLASH' [...]/arm-zephyr-eabi/bin/ld.bfd.exe: region `FLASH' overflowed by 1682828 bytes 总而言之 我可以编译和闪存 mcuboot。我还能正确闪存 hello-world 示例(我可以从 UART 看到它能正确加载 hello-world 应用程序)。另一方面,我无法编译我的"大" 固件。 如何生成一个具有最小安全分区的映像,该映像只能在主固件所在的非安全区域跳转? 我想保留您当前的分区结构,因为我将来会使用这个安全分区。 谢谢! Re: Generate a firmware for mcuboot with a small non secure partition and a secure partition 你好@_Arthur_,希望你一切都好。 如果您想重新调整分区大小,可以在覆盖文件中进行,就像您对分区所做的那样,但您应该保持结构不变,以便 MCUboot 能够在指定的分区中识别镜像。 此外,如果您希望使用共享的闪存分区,请考虑将其与 TF-M 堆栈一起使用,后者也使用 MCUboot 作为安全引导加载器,以在安全环境中验证和加载映像。 有关受保护存储的更多信息,请参阅 Zephyr 参考文档 “安全存储”。 Re: Generate a firmware for mcuboot with a small non secure partition and a secure partition 我取得了一些进展。作为短期解决方案,我将 frdm_rw612_common.dtsi 文件中的 slotx_partition 与 slotx_ns_partition 反转,这样就可以编译并使用更大的安全分区。 如果我在覆盖文件中修改了这一点,就可以编译,但 mcuboot 无法在运行时跳转到图像。我想,当 mcuboot 生成时,它并没有使用我当前项目中的覆盖文件。 总之,我不太明白安全分区和非安全分区之间的区别。将整个固件放在安全分区中会有什么缺点吗? 我还在想如何将 PSA_protected_storage 添加到这个项目中。如果添加此功能,哪个分区将用于此功能? Re: Generate a firmware for mcuboot with a small non secure partition and a secure partition 你好,罗曼、 问题与您的示例相同,只要我的闪存大小超过 640kB(您的默认安全分区大小),编译时就会出现这个错误: 区域 “FLASH” 溢出 15872 字节 将 BT 和 UDP 支持添加到此 smp_svr 示例中,您将看到错误信息 因此,我之前提出的所有问题仍然有效,以便理解和解决我的问题: 如何生成一个具有最小安全分区的映像,该映像只能在主固件所在的非安全区域跳转? 如何生成同时处理这两个分区的固件? 使用 psa_protected_storage 时,加密数据存储在哪里?我想使用这项功能。 不过,我需要为文件自定义一个非易失性分区,是 common.dtsi 中分区表定义中的当前 storage_partition 吗? Re: Generate a firmware for mcuboot with a small non secure partition and a secure partition 你好@_Arthur_。 如果需要使用 MCUboot 进行 OTA,我建议使用"smp_svr" 样本,其主要目的是通过 MCUmgr 协议进行固件更新,并允许通过蓝牙、UDP、UART 等进行更新。此示例与 McuBoot 一起使用,检查是否有正确签名的二进制文件并将其更新到您的 MCU 中。 要测试该示例,您需要下载一个 McUmGR 客户端来进行固件更新,并先单独版本和刷新 McuBoot,然后版本并烧录 smp_svr 示例,并将所需的宏添加到 smp_svr 示例的 prj.conf 文件中(这将取决于您希望使用的 OTA 传输)。完成上述操作后,系统就可以与 MCUmgr 客户端正常通信,检查上传的图像列表并加载新图像。 要为 MCUboot 加载新的有效映像,我建议在要加载的样本的 prj.conf 文件中添加以下配置: CONFIG_HEAP_MEM_POOL_SIZE=2048 只需构建样本,即可生成 MCUboot 有效签名映像: CONFIG_MCUBOOT_SIGNATURE_KEY_FILE=" /root-rsa-2048.pem" CONFIG_MCUBOOT_GENERATE_CONFIRMED_IMAGE=y CONFIG_BOOTLOADER_MCUBOOT=y 请告诉我这是否适合您,是否符合您的要求。 Re: Generate a firmware for mcuboot with a small non secure partition and a secure partition 我读了这个帖子: https://community.nxp.com/t5/Wi-Fi-Bluetooth-802-15-4/Zephyr-MCUBoot-TFM-Demo-using-RW612/ta-p/2047528 我还下载了"psa_protected_storage" 样本,以便更好地理解 tfm 结构,但我还是不确定你是如何对镜像进行分区的。 例如,对于 psa_protected_storage,哪个分区用于存储加密数据?是在"storage_partition" 吗? 我在上面提到的帖子中提到了 fw_storage 分区。我没有这个分区,但我可以使用 Wifi。 最新文件在哪里?我并不想做什么花哨的事情,只想使用 mcuboot 进行 OTA,但我苦于找不到正确的文档来了解如何操作。 感谢您的帮助! 亚瑟 Re: Generate a firmware for mcuboot with a small non secure partition and a secure partition 你好,罗曼、 说实话,我也不知道。正如我在第一个帖子中所说,我想遵循 frdm_rw612 分区分布,因为这似乎是推荐的方法。 今天我没有使用任何安全功能,因为它还只是一个原型,但我们很快就会开发生产版本,我不想今天做出的选择会在日后成为问题。 FRDM_RW612 有一个 640kB 的安全分区和一个 3MB 的非安全分区。 我目前的应用程序大小为 2.3MB(完全没有优化)。 如何生成同时处理这两个分区的固件? Re: Generate a firmware for mcuboot with a small non secure partition and a secure partition 你好@_Arthur_,希望你一切都好。 能否请您确认所需的分区分布?是一个小的非安全分区和一个大的安全分区,还是相反?此外,能否请您也分享一下您的应用规模? 在任何情况下,您都可以使用覆盖文件修改分区大小,同时注意考虑每个 128kB 大小分区的对齐方式。 Re: Generate a firmware for mcuboot with a small non secure partition and a secure partition 亲爱的罗曼 你不回答我的问题,很难完全理解。 当您说"时,您应该保持"的结构,您的意思是先有安全分区,然后再有非安全分区? 我还在想如何将 PSA_protected_storage 添加到这个项目中。如果添加此功能,哪个分区将用于此功能? 如何生成一个具有最小安全分区的映像,该映像只能在主固件所在的非安全区域跳转? 如何生成同时处理这两个分区的固件? Re: Generate a firmware for mcuboot with a small non secure partition and a secure partition 你好,罗曼、 谢谢,我现在明白了。 这个链接是你们工程团队写的吗?https://community.nxp.com/t5/Wi-Fi-Bluetooth-802-15-4/Zephyr-MCUBoot-TFM-Demo-using-RW612/ta-p/2047528 我还需要这样修改 SDK 吗?因为我无法按照"Modify non-secure image" 部分的描述修改非安全图像。nxp_zephyr\ zephyr\ 中不存在 " 版本 " 文件夹 不过,在我的 frdm_rw612_rw612_ns.dts 文件中,有一行删除了 frdm_rw612_common.dtsi 中已配置的所有分区。这不符合保留分区结构的理念。 无论如何,如果我使用非安全板,它无法编译,因为我使用的是存储分区,而且它在 /delete-node/ 行中已经不存在了 &w25q512jvfiq { /delete-node/ partitions; partitions { compatible = "fixed-partitions"; #address-cells = <1>; #size-cells = <1>; slot0_ns_partition: partition@080C0000 { label = "image-0-non-secure"; reg = <0x080C0000 DT_SIZE_M(3)>; }; /* This partition is reserved for connectivity firmwares storage * and shouldn't be moved. */ fw_storage: partition@400000 { label = "fw_storage"; reg = <0x400000 0x280000>; read-only; }; }; }; 当您说"开发必须在您自己的" 上进行时,您的意思是您不正式支持 TF-M?这就是为什么我们需要手动修改 SDK? Re: Generate a firmware for mcuboot with a small non secure partition and a secure partition 你好@_Arthur_。 是的,该指南由我们的工程团队编写,用于 Zephyr 4.0.0 版本、不过,正如您所提到的,在更高版本(目前为 4.2.0 和 4.3.0)中不需要本指南,因为指南中显示的 TFM 示例默认包含 BL2 集成(MCUboot 作为安全引导加载器)。因此,在 4.2.0 下行& 上行和 4.3.0 版本中已支持该功能。 希望这能解开你的疑惑。 Re: Generate a firmware for mcuboot with a small non secure partition and a secure partition 你好,罗曼、 好吧,这有助于我更好地理解。 通过删除 frdm_rw612_rw612_ns.dts 文件中的这一点,我可以用 tfm 编译固件: &w25q512jvfiq { /delete-node/ partitions; partitions { compatible = "fixed-partitions"; #address-cells = <1>; #size-cells = <1>; slot0_ns_partition: partition@080C0000 { label = "image-0-non-secure"; reg = <0x080C0000 DT_SIZE_M(3)>; }; /* This partition is reserved for connectivity firmwares storage * and shouldn't be moved. */ fw_storage: partition@400000 { label = "fw_storage"; reg = <0x400000 0x280000>; read-only; }; }; }; 我不明白删除分区节点的目的是什么。 总之,如果我闪存"tfm_merged.hex" 、输出结果如下 [INF] Starting bootloader [WRN] This device was provisioned with dummy keys. This device is NOT SECURE [INF] PSA Crypto init done, sig_type: EC-P256, using builtin keys [INF] Image index: 1, Swap type: none [INF] Image index: 0, Swap type: none [INF] Bootloader chainload address offset: 0x20000 [INF] Image version: v0.0.0 [INF] Jumping to the first image slot Booting TF-M v2.2.0+g9a6c6f958 [WRN] This device was provisioned with dummy keys. This device is NOT SECURE [Sec Thread] Secure image initializing! [INF][PS] Encryption alg: 0x5500100 [INF][Crypto] Provision entropy seed... [INF][Crypto] Provision entropy seed... complete. bl2 似乎可以正常启动,但随后什么也没发生。我的非安全固件无法启动。 我还尝试闪存文件 zephyr_ns_signed.hex,但结果是一样的。 我认为 boot_partition 是带有 bl2(mcuboot)的分区 slot0_partition 是带有 TFM(PSA)的分区 slot0_ns_partition 是装有我的固件的分区   您是否确认这种非安全配置与启用 sysbuild 版本 mcuboot 不兼容?就像这里解释的那样: https://community.nxp.com/t5/Zephyr-Project-Knowledge-Base/Zephyr-app-with-MCUboot-in-VS-Code/ta-p/2089541 Re: Generate a firmware for mcuboot with a small non secure partition and a secure partition 你好@_Arthur_。 能否请你和我分享一下使用 TF-M 和 BL2 版本和刷新应用程序时要遵循的步骤?你在用 sysbuild 来版本 McuBoot 吗? 此外,这些分区的用途与您提到的一样,安全分区用于托管 TF-M 的安全服务,而非安全分区将用于您的非安全应用程序。 Re: Generate a firmware for mcuboot with a small non secure partition and a secure partition 你好,罗曼、 使用 sysbuild 更糟糕。这就是我从我当前的项目(已经实现了许多功能,例如Wifi、蓝牙、以太网)中做的事情,该项目是根据一个hello_world的例子创建的(这意味着它既不使用mcuboot,或非使用分区)。 在我的调试配置中,我将板从 frdm_rw612 更改为 frdm_rw612/rw612/ns。而且我明确设置了 dtc_overlay_file='板/frdm_rw612.overlay'(以保持我在当前项目中使用的叠加文件相同) 我在 prj.conf 中添加了以下内容 我在 frdm_rw612_rw612_ns.dts 文件中删除了我在上一条信息中告诉您的内容 右键单击我的项目,然后"闪存所选目标" ,我选择了 tfm_merged.hex。 我在 prj.conf 中添加的内容 CONFIG_BUILD_WITH_TFM=y CONFIG_WIFI_NXP=y CONFIG_NXP_RW610=y CONFIG_ETH_DRIVER=y # stack size CONFIG_SHELL_STACK_SIZE=6144 CONFIG_SYSTEM_WORKQUEUE_STACK_SIZE=2048 CONFIG_NET_MGMT_EVENT_STACK_SIZE=4608 CONFIG_NET_TCP_WORKQ_STACK_SIZE=2048 CONFIG_MAIN_STACK_SIZE=4096 CONFIG_IDLE_STACK_SIZE=1024 我的控制台里有什么? [INF] Starting bootloader [WRN] This device was provisioned with dummy keys. This device is NOT SECURE [INF] PSA Crypto init done, sig_type: EC-P256, using builtin keys [INF] Image index: 1, Swap type: none [INF] Image index: 0, Swap type: none [INF] Bootloader chainload address offset: 0x20000 [INF] Image version: v0.0.0 [INF] Jumping to the first image slot Booting TF-M v2.2.0+g9a6c6f958 [WRN] This device was provisioned with dummy keys. This device is NOT SECURE [Sec Thread] Secure image initializing! [INF][PS] Encryption alg: 0x5500100 [INF][Crypto] Provision entropy seed... [INF][Crypto] Provision entropy seed... complete. 我没有启用 sysbuild,因为根据输出结果,我已经有了引导加载程序。 您能告诉我我做错了什么吗? 非常感谢! Re: Generate a firmware for mcuboot with a small non secure partition and a secure partition 使用 sysbuild: 在为 tfm 修改的项目中,我启用了 sysbuild,然后添加了以下 Cmake 额外参数 SB_CONFIG_BOOTLOADER_MCUBOOT='y' 我做了 " 原始版本 " 然后它编译了很多不同的东西 最后我收到这样一条信息 image.py: sign the payload image.py: sign the payload Usage: imgtool.py sign [OPTIONS] INFILE OUTFILE Try 'imgtool.py sign -h' for help. Error: Image size (0x1ed91c) + trailer (0x1b0) exceeds requested size 0xa0000 image.py: sign the payload Batch file failed at line 12 with errorcode 2 Re: Generate a firmware for mcuboot with a small non secure partition and a secure partition 你好,罗曼、 您能告诉我我做错了什么吗?为了在本周发布固件,找到解决方案对我来说非常重要。 感谢您的帮助 Re: Generate a firmware for mcuboot with a small non secure partition and a secure partition 你好@_Arthur_,很抱歉耽误了您的时间。 我试着用 TF-M 和 BL2 生成了一个基本固件,运行正常。我明白你为什么要从 frdm_rw612_rw612_ns.dts 文件中删除你提到的部分,但是这个步骤是必需的,因为这个叠加层应该设置 TF-M 在非安全的“版本”中使用的分区结构,删除它可能会生成不兼容的结构,而且你的应用程序可能无法加载到已知的 MCUboot 地址中。 能否与我分享您的项目生成的 dts 文件?或者是 dts 分区的截图?它应位于项目内的以下路径:debug/zephyr/zephyr.dts 感谢您的耐心等待。 Re: Generate a firmware for mcuboot with a small non secure partition and a secure partition 你好,罗曼、 对不起,我还是有同样的问题: 1.我是否需要启用 sysbuild(并设置 SB_CONFIG_BOOTLOADER_MCUBOOT="y" )? 2.我添加到 prj.conf 中的内容是否正确? 3.一切编译完成后,我需要闪存什么? 你说我需要保留删除分区的节点。那么,在这种情况下,我的问题就来了: 在我当前的固件中,我使用的是 common.dtsi 中定义的 storage_partition。当我使用非安全配置时,由于删除了所有分区,storage_partition 不再被定义,因此我的代码无法编译。4.如何在这种非安全配置中使用 storage_partition? 您明确指出,我必须保持 common.dtsi 中定义的分区结构不变。5.因此,为什么 fw_storage 分区位于 0x400000?如果我查看 common.dtsi 结构,它位于 slot1_partition 中。 6.这个 fw_storage 分区到底是什么?"标准" 安全配置中为什么没有? 我知道您时间不多,请回答我的 6 个问题,这将有助于我更好地理解和自主。 如果你能分享一个分步的 TF-M 和 BL2 示例,使用 storage_partition 和 WiFi/BLE 连接来编译和刷新标准固件,那就太完美了。谢谢 PS:我没有分享我的 DTS 分区部分,因为它在当前状态下没有感知上的意义。 Re: Generate a firmware for mcuboot with a small non secure partition and a secure partition 你好,罗曼、 我明天必须发布一个固件,能收到回复吗?还是你那边还没准备好,我需要找一个 B 计划? 感谢您的帮助! 亚瑟 Re: Generate a firmware for mcuboot with a small non secure partition and a secure partition 你好@_Arthur_。 我需要启用 sysbuild(并设置 SB_CONFIG_BOOTLOADER_MCUBOOT= "y")还是不需要? 不,你不需要使用 sysbuild,因为 TF-M 版本系统默认包含 MCUboot。 我在 prj.conf 中添加的内容是否正确? 是的,作为观察结果," CONFIG_BUILD_WITH_TFM " 是在为非安全版本的板创建项目时默认设置的。 一切编译完成后,我需要闪存什么? 在 TF-M 版本 System Zephyr 文档的屏幕截图中,这取决于对每个生成文件的实用性的详细解释: 不过,考虑到首次使用的场合,您应该闪存 tfm_merged.hex 文件,其中包含 MCUboot 引导加载程序、TF-M 安全映像和非安全应用程序的合并文件。 。 如何在此非安全配置中使用存储分区? 预计用户将使用 TF-M 提供的安全存储服务,因为 TF-M 配置的闪存布局为该存储预留了空间。 。 这个 fw_storage 到底是什么? fw_storage 分区用于存储 Wi-Fi、BLE 和 802.15.4 固件。 希望这些信息对您的发展有所帮助。感谢您的耐心等待。 Re: Generate a firmware for mcuboot with a small non secure partition and a secure partition 你好@_Arthur_,希望你一切都好。 在回答您的问题时,预计 Wifi 固件会自动加载。不过,我正在内部检查这个问题。 感谢您的耐心等待。 Re: Generate a firmware for mcuboot with a small non secure partition and a secure partition 你好,罗曼、 我尝试编译并闪存(tfm_merged.hex)为基本样本。如果我使用 zephyr/samples/hello_world,就会出现这种情况: [INF] Starting bootloader [WRN] This device was provisioned with dummy keys. This device is NOT SECURE [INF] PSA Crypto init done, sig_type: EC-P256, using builtin keys [INF] Image index: 1, Swap type: none [INF] Image index: 0, Swap type: none [INF] Bootloader chainload address offset: 0x20000 [INF] Image version: v0.0.0 [INF] Jumping to the first image slot Booting TF-M v2.2.0+g9a6c6f958 [WRN] This device was provisioned with dummy keys. This device is NOT SECURE [Sec Thread] Secure image initializing! [INF][PS] Encryption alg: 0x5500100 [INF][Crypto] Provision entropy seed... [INF][Crypto] Provision entropy seed... complete. *** Booting Zephyr OS build nxp-v4.1.0-23883-g5fbcfde7cfc2 *** Hello World! frdm_rw612/rw612/ns 因此,一切似乎都按预期进行。 但是,如果我使用一个使用 WiFi 的示例,如 zephyr/samples/net/wifi/shell,那么我得到的输出与我的固件(使用 WiFi 和 BLE)相同: [INF] Starting bootloader [WRN] This device was provisioned with dummy keys. This device is NOT SECURE [INF] PSA Crypto init done, sig_type: EC-P256, using builtin keys [INF] Image index: 1, Swap type: none [INF] Image index: 0, Swap type: none [INF] Bootloader chainload address offset: 0x20000 [INF] Image version: v0.0.0 [INF] Jumping to the first image slot Booting TF-M v2.2.0+g9a6c6f958 [WRN] This device was provisioned with dummy keys. This device is NOT SECURE [Sec Thread] Secure image initializing! [INF][PS] Encryption alg: 0x5500100 [INF][Crypto] Provision entropy seed... [INF][Crypto] Provision entropy seed... complete. 因此,问题的根本原因来自 Wifi,可能与我提出的固件分区问题有关。能否分享一下编译 Wifi 和 tf-m 示例的步骤? Re: Generate a firmware for mcuboot with a small non secure partition and a secure partition 你好,罗曼、 感谢您的反馈。你没有回答关于分区结构的问题 5.因此,为什么 fw_storage 分区位于 0x400000?如果我查看 common.dtsi 结构,它位于 slot1_partition 中。 1.这个 fw_storage 似乎很重要,为什么"安全" 配置中从未提及? 2.要在该分区中填充必要的固件,我需要做什么特别的事情吗? Re: Generate a firmware for mcuboot with a small non secure partition and a secure partition 你好@_Arthur_。 由于正值假期,恐怕我无法给您一个预计的答复时间,不过,一旦有消息,我会通知您的。 谢谢。 Re: Generate a firmware for mcuboot with a small non secure partition and a secure partition 你好,罗曼、 谢谢您的帮助。预计到达时间是几天还是几周? Re: Generate a firmware for mcuboot with a small non secure partition and a secure partition 你好@_Arthur_,谢谢你,祝你 2026 年快乐! 我仍在等待我的内部团队就此事做出答复,一旦得到答复,我会通知你们。 Re: Generate a firmware for mcuboot with a small non secure partition and a secure partition 你好,罗曼、 祝您和恩智浦在 2026 年一切顺利 您有关于这个话题的任何消息吗? 谢谢! 亚瑟 Re: Generate a firmware for mcuboot with a small non secure partition and a secure partition 你好@_Arthur_,我对此事的延误表示歉意。 关于你在使用 TF-M 从 Zephyr 构建 Wi-Fi Shell 示例时观察到的应用程序无法正确启动的行为,请尝试在 prj.conf 文件中添加以下设置。 # General CONFIG_HEAP_MEM_POOL_SIZE=122880 # TF-M S CONFIG_TFM_BL2=y CONFIG_BUILD_WITH_TFM=y CONFIG_TFM_PROFILE_TYPE_NOT_SET=y # Update the flash base address of ns image CONFIG_FLASH_BASE_ADDRESS=0x80C0000 # TF-M IPC CONFIG_TFM_IPC=y CONFIG_TFM_ISOLATION_LEVEL=2 # TF-M NS CONFIG_HWINFO=y # Networking (TF-M NS) CONFIG_NETWORKING=y CONFIG_NET_L2_ETHERNET=y CONFIG_NET_SOCKETS=y CONFIG_NET_DHCPV4=y CONFIG_NET_IPV4=y CONFIG_NET_TCP=y CONFIG_DNS_RESOLVER=y CONFIG_ETH_DRIVER=n CONFIG_WIFI=y # NXP Networking (TF-M NS) CONFIG_WIFI_NXP=y CONFIG_NXP_RW610=y CONFIG_NET_MGMT_EVENT_QUEUE_SIZE=20 CONFIG_NET_BUF_DATA_SIZE=1744 CONFIG_NET_SOCKETS_POLL_MAX=12 CONFIG_ZVFS_OPEN_MAX=30 CONFIG_PSA_CRYPTO_ENABLE_ALL=y 这些设置现在应该允许 shell 应用程序正常启动。不过,目前内部团队仍在检查一种行为,即当使用"wifi scan" 命令时,应用程序会进入硬故障状态。因此,请使用"nxp_wifi scan" 命令扫描附近的网络,而不是使用"wifi scan" 。不过,你仍然可以使用默认的"wifi connect..." 命令连接到网络,如下图所示: 如果这对你有用,请告诉我。
View full article
S32K WDG 您好,有个问题想请教一下。对于S32K312芯片的看门狗模块,超时过后可以配置成两种回应方式。第一种是对于任何超时,产生复位。第二种方式,是第一次超时产生中断,第二次超时产生复位。我理解的是,第一次超时的时间是我们设置的喂狗时间,但我不知道第二次超时的时间是指什么时间。想请您帮忙解答一下。期待您的回复! Re: S32K WDG 你好@夏超、 这是相同的超时。 S32K3xx 参考手册第 66 章软件监视程序定时器 (SWT) 对此进行了详细解释。 恩智浦提供了两个 RTD 驱动程序 SWT_Ip 和 MCAL WDG,您可以使用它们来配置硬件。 如果您有任何具体问题,请告诉我、 此致问候 丹尼尔
View full article
S32G399A 运行 SRAM 演示错误 亲爱的工程师们 在自定义板和 VNP-RDB3 参考板的比较测试中使用 S32G399A 时,我遇到了以下问题: 串行输出问题:使用 S32DS FlashTools 刻录"S32G_TestTransmission_921600_0x34080000_SRAM.bin 之后"以两个板为例,VNP-RDB3 可以正确输出数据,但是我的板没有输出任何数据。 1.QSPI 闪存算法错误:在我的板上使用 S32DS FlashTools 烧录 QSPI FLASH 算法会导致错误(QSPI FLASH 与 VNP-RDB3 的型号相同)。 2. 工作演示:使用 S32DS + S32Debug Probe 烧录的 M7 UART 演示和 M7 GMAC 演示版可在我的板上正常运行。 3. 附加信息:我的主板上的时钟源是 1.8V CMOS 有源晶振,它与 VNP-RDB3 的时钟配置不同。 晶体波和 S32DS 闪存工具错误 Re: S32G399A Run SRAM Demo ERROR 您好, 抱歉回复晚了。 您能提供更多信息吗? 你能用 Flash T ool 把 " S32G_TestTransmission_921600_0x34080000_SRAM.bin " 刷到你的客户板上 或非 Flash 吗?您是否在客户板上使用过 Flash 算法?图像的功能是什么? BR 乔伊 Re: S32G399A Run SRAM Demo ERROR 该问题发生在闪存算法编程之后,编程之后 QSPI 时钟没有波形。 Re: S32G399A Run SRAM Demo ERROR hi,liuchi 感谢您提供的信息和提出的问题。 在将图像加载到或非闪存之前,您应该烧录下载算法。在你关于 “在我的板上使用 S32DS FlashTools 烧录 QSPI FLASH 算法会导致错误 "” 的信息中,我认为你应该检查一下客户板上的硬件问题。确保算法加载成功。 BR 乔伊 Re: S32G399A Run SRAM Demo ERROR 大家好 我可以在文件夹下提问吗? C:\NXP\S32FlashTool_2.3.3\examples\S32G\SRAM\ 有 2 个 bin 文件 - S32G_TestTransmission_921600_8E1_0x34080000_SRAM.bin - S32G_TestTransmission_921600_8E1_0x34080000_SRAM_SINGLE.bin 我试着把它们放到评估板 (EVB3) 上,通过 UART 刷机 - S32G_TestTransmission_921600_8E1_0x34080000_SRAM.bin -> worked - S32G_TestTransmission_921600_8E1_0x34080000_SRAM_SINGLE.bin -> 不显示任何控制台 它们之间有什么不同? 谢谢!
View full article
ADC supported instances for S32K36x Company: AVNET Contact Name: Norm Siegel Device: S32K36x Hi team, Just to report that according with Table 270. Configuration and supported instances of reference manual, "ADC_0/ADC_1/ADC_2 are not available in S32K36x". However, Pins Tool (RTD 6.0.0) allows to assign pins to such ADC instances. Adc Hardware Unit of Adc_Sar_Ip driver properly do not include ADC_0/ADC_1/ADC_2. Adc Target Mask of Bctu_Ip driver should generate an error/warning when user select ADC_0/ADC_1/ADC_2. Please share your feedback about it. Thank you in advance for your help. Have a nice day! Best Regards, Leonardo RTD Re: ADC supported instances for S32K36x Hello @_Leo_, The RTD dev team confirmed this issue is a bug of RTD driver. The ticket ID: ARTD-196382 Best regards, Dan Re: ADC supported instances for S32K36x Same issue for SDADC, according to reference manual "SDADC_2/SDADC_3 are not available in S32K36x". But Config Tools seems to allow their usage.
View full article
IMX1170 EVKB - 在 FreeRTOS 中运行 LVGL 任务和 SPI 任务时出现 SPI 通信数据丢失问题 在运行 LVGL 任务和 SPI 任务时遇到问题,如果运行 LVGL 任务,数据就会丢失。如果 LVGL 任务已注释,则 SPI 不会丢失数据。SPI 运行频率为 2 MHZ,我们正在使用LPSPI_SlaveTransferNonBlocking()。 ,SPI 外设配置为传输 。 Re: IMX1170 EVKB - SPI communication dataloss Issue while Running LVGL task and SPI task in FreeRTOS 您好, 请参考官方的 lvgl 示例,看看是否存在基于相同硬件的性能问题。 此外,如果您使用 NXP GUI Guider 工具进行开发,还可以了解如何提高性能。 Re: IMX1170 EVKB - SPI communication dataloss Issue while Running LVGL task and SPI task in FreeRTOS @Sam_Gao @Jack310West 当前 lvgl TASK 优先级小于 SPI 任务优先级。 我已尝试更改刷新率,但没有发现任何明显改善。 ,在 freertos 配置中,我们启用了时间切片功能,同时还启用了抢占功能。 Re: IMX1170 EVKB - SPI communication dataloss Issue while Running LVGL task and SPI task in FreeRTOS 您好, 合理的做法是提高 SPI 任务的优先级,使其高于 LVGL 的优先级,或优化 LVGL 的性能(如降低刷新率、简化用户界面),并确保 LVGL 中没有关键部分长时间禁用中断。 Re: IMX1170 EVKB - SPI communication dataloss Issue while Running LVGL task and SPI task in FreeRTOS 通过降低时钟频率,效果会更好,但我们的使用情况需要 2 mhz,还有其他建议吗? Re: IMX1170 EVKB - SPI communication dataloss Issue while Running LVGL task and SPI task in FreeRTOS 您好! LVGL 运行时会丢失 SPI 数据,而注释 LVGL 时不会丢失,这强烈表明存在资源争用或 CPU 饥饿现象。LVGL 任务可能消耗了太多 CPU 周期,导致 SPI 任务或其中断服务例程 (ISR) 无法及时处理 LPSPI_SlaveTransferNonBlocking() 完成。提高 SPI 任务的优先级,使其高于 LVGL 的优先级,优化 LVGL 的性能(如降低刷新率、简化用户界面),并确保 LVGL 中没有关键部分长时间禁用中断。暂时降低 SPI 时钟速度也有助于确认它是否是吞吐量瓶颈。
View full article
iMxRT104x:SAI/DMA 中断,频率为 192 kHz。 你好 我们正在实施一个音频应用程序,运行频率为 48kHz、96kHz 和 192kHz。 SAI 源时钟由内部音频 PLL 生成。(49.152 MHz) 我们将 SAI1 配置为 Tx0(异步/领导)和 Rx0(同步)。 SAI FIFO 以 16 个字激活(默认中间值) SAI Tx 和 Rx 由 DMA 通道驱动。DMA 与 2 个连锁 TCD 配合使用(创建双缓冲机制)。 SAI 使用 2 个通道/24 位(32 位对齐字)。 下面是一个关于采样率变化的示例 // SubDivSamples is 4/8/16 respectively for 48/96/192 kHz uint32_t singleBufferSize = 2 * sizeof(int32_t) * getSubDivSamples(); uint32_t minorLoopSize = 8 * sizeof(int32_t); EDMA_PrepareTransfer( &transferConfig, txBuffer0, sizeof(int32_t), (void *)sai1TxRegAddr, sizeof(int32_t), minorLoopSize, singleBufferSize, kEDMA_MemoryToPeripheral); EDMA_TcdSetTransferConfig(TxTcd0, &transferConfig, TxTcd1); EDMA_TcdEnableInterrupts(TxTcd0, kEDMA_MajorInterruptEnable); EDMA_PrepareTransfer( &transferConfig, txBuffer1, sizeof(int32_t), (void *)sai1TxRegAddr, sizeof(int32_t), minorLoopSize, singleBufferSize, kEDMA_MemoryToPeripheral); EDMA_TcdSetTransferConfig(TxTcd1, &transferConfig, TxTcd0); EDMA_TcdEnableInterrupts(TxTcd1, kEDMA_MajorInterruptEnable); EDMA_InstallTCD(DMA0, mTxDmaHandle.channel, TxTcd0); EDMA_StartTransfer(&mTxDmaHandle); SAI_TxEnableDMA(SAI1, kSAI_FIFORequestDMAEnable, true); SAI_TxSetChannelFIFOMask(SAI1, 1U << kSaiTxChannelId); SAI_TxEnable(SAI1, true); 然后发生频率为 12kHz 的 Tx 中断。(每个 4 个采样点,48kHz;每个 8 个采样点,96kHz,......)。 我监测 Tx 和 Rx 中断回调(使用 GPIO)和 I2S 信号(BCLK、SYNC、TX、Rx) 在 48kHz 和 96kHz 频率下一切运行良好。 但当我将采样率改为 192kHz 时,系统就会停止运行。 我可以看到 I2S BCLK 和 SYNC 是正确的。 我可以看到第一次中断频率为 192kHz(约 14 个 DMA 周期),然后就停止了。 我可以将采样率改回 48kHz,但中断始终无法恢复。 如果有人有想法 Re: iMxRT104x : SAI /DMA interrupt Stop at 192 kHz. 我终于找到了解决办法。我的问题是由于内存中位于 TCD 之前的缓冲区溢出,改变了 TCD 的内容。 现在代码工作得非常完美。 Re: iMxRT104x : SAI /DMA interrupt Stop at 192 kHz. 你好@ju_fz, 根据 TCSR 值(0x90170001),检测到三个标志: FIFO 请求标志:指示启用的发送 FIFO 出现欠载。向该字段写入逻辑 1 可清除该标记。 FIFO 警告标志:指示启用的发送 FIFO 已空。 FIFO 错误标志:指示启用的发送通道 FIFO 中的字数小于或等于发送 FIFO 水印。 这些标志表明 DMA 无法足够快地传输数据,无法阻止它们被触发信号。这可能有多种原因,如其他中断或 CPU 速度慢。这也解释了为什么在较低的采样率下不会出现这个问题。请确保及时处理中断,以便 DMA 能顺利传输数据。 BR Habib   Re: iMxRT104x : SAI /DMA interrupt Stop at 192 kHz. 你好 感谢您的回复。 SAI FIFO 大小始终为 32 字。 我已将 FIFO 水印安装为 16。 我在几种情况下检查了 TCSR: 48kHz 时:0x90100001 表示无错误 192kHz 时:0x90170001 表示 FIFO 出错 我尝试在 DMA 中断中检测 SAI FIFO 错误标志。我在中断的入口和输出端进行了测试。中断期间未检测到错误,但 DMA 停止。 我尝试禁用 Rx SAI/DMA。发送仍停留在 192kHz。 目前我还没有更多的线索。 朱利安 Re: iMxRT104x : SAI /DMA interrupt Stop at 192 kHz. 您好@ju_fz, 抱歉回复晚了。 问题可能与先进先出超限有关。为了缩小范围,您是否可以尝试将 FIFO 的大小增加到最大值 32 个字,如第 37.3.4 章所述参考手册的 " 数据 FIFO "? 此外,请检查发送控制寄存器 (TCSR) 中的错误状态标志,详见第 37.5.1.4 节、查看是否报告了任何错误状态。 BR Habib
View full article
S32K3xx_SBC_FS23_R21-11_1.0.0_D2402のモジュール「TM_TS_T40D34M10I0R0」を追加した後EB レポート エラー こんにちは、専門家の皆様 私のお客様は FS23+S32K3 をベースにプロジェクトを開発しています。 S32K3xx_SBC_FS23_R21-11_1.0.0_D2402.exeとSW32K3_S32M27x_RTD_R21-11_4.0.0_D2311.exeがインストールされています。 しかし、EBTresos にモジュール「 TM_TS_T40D34M10I0R0 」( C:\NXP\S32K3xx_SBC_FS23_R21-11_1.0.0\eclipse\plugins\TM_TS_T40D34M10I0R0 )を追加すると、エラーが発生します。 Module "TM_TS_T40D34M10I0R0" (defined in plugin "TM_TS_T40D34M10I0R0") defines the schema file "config/TM.xdm" which cannot be found (if the file is signed or crypted, it must be referenced in META-INF\CRYPTOMANIFEST.MF). The manager of a schema of configuration extension "TM_TS_T40D34M10I0R0" of plugin "TM_TS_T40D34M10I0R0" cannot be created S32K3xx_SBC_FS23_R21-11_1.0.0_D2402.exe で TM が何をするのか分かりません。ぜひ紹介していただき、使い方も教えてください。 ご協力をよろしくお願いします! よろしくお願いします、 ロビン お客様情報は次のとおりです: お問い合わせ名 超夏 メール(お問い合わせ)[email protected] NXPについて:奇瑞汽車有限公司 AA SW - 外部デバイス 優先度: 中 Re: After add Module "TM_TS_T40D34M10I0R0" of S32K3xx_SBC_FS23_R21-11_1.0.0_D2402 EB repor ご説明ありがとうございます。今は明らかだと思います。 これをお客様に説明しましょう。 Re: After add Module "TM_TS_T40D34M10I0R0" of S32K3xx_SBC_FS23_R21-11_1.0.0_D2402 EB repor 同意します。そうでなければ、Tm に関する他のすべては明らかになりましたか? Re: After add Module "TM_TS_T40D34M10I0R0" of S32K3xx_SBC_FS23_R21-11_1.0.0_D2402 EB repor @Ondřej_Vácha TM.xdm がない場合、混乱を避けるために plugin.xml から除外する必要があるのではないでしょうか。 Re: After add Module "TM_TS_T40D34M10I0R0" of S32K3xx_SBC_FS23_R21-11_1.0.0_D2402 EB repor こんにちは。TM ドライバは現在、構成がないため、EBT 内にプラグインするように設計されていません。したがってこれはバグではありません。TM は、SWS_CanTrcv_00230 に準拠するために CanTrcv ドライバと共有されます。EBT 内に TM を入れる必要はありません。ビルド時に、その中に含まれるファイルだけをプロジェクトに含める必要があります。 Tm には時間遅延に使用される API が含まれています。 共有されたスクリーンショットによると、cantrcv_fs23 の例をコンパイルしようとしているようです。私も試してみましたが、Tm モジュールはそこに存在する必要はありません。 Re: After add Module "TM_TS_T40D34M10I0R0" of S32K3xx_SBC_FS23_R21-11_1.0.0_D2402 EB repor こんにちは、ラドゥさん お客様情報は次のとおりです: お問い合わせ名 超夏 メール(お問い合わせ)[email protected] NXPについて:奇瑞汽車有限公司 よろしくお願いいたします ロビン Re: After add Module "TM_TS_T40D34M10I0R0" of S32K3xx_SBC_FS23_R21-11_1.0.0_D2402 EB repor こんにちは@Robin_Shen 、 お客様は誰ですか? Re: After add Module "TM_TS_T40D34M10I0R0" of S32K3xx_SBC_FS23_R21-11_1.0.0_D2402 EB repor こんにちは、クオンさん。 お返事ありがとうございます。 FS23 SBC AUTOSAR R21-11 バージョン 1.0.0はすでに FS23 の最新バージョンなので、 AA SW - 外部デバイスの同僚がそれを処理するのを待ちましょう。 よろしくお願いいたします ロビン Re: After add Module "TM_TS_T40D34M10I0R0" of S32K3xx_SBC_FS23_R21-11_1.0.0_D2402 EB repor こんにちは@Robin_Shen 「config/TM.xdm」が CRYPTOMANIFEST.MF ファイルに含まれていない場合、SBC パッケージのバグのようです。確認しましたが、CRYPTOMANIFEST.MF にこのファイルの記載が見つかりません。 問題が修正されたかどうかを確認するために、SBC の別の新しいバージョンを試していただけますか。 「RTD」というラベリングはSBC - AA SW - 外部デバイスに関連しているため削除します。
View full article
S32K144 RAM 测试在启动阶段失败 当我在启动阶段进行下面的内存测试时,它总是在 step3 中RESET,我找不到原因, 请帮帮我/(ㄒoㄒ)/~~ -----------------------↓----------------↓----------------------------------- ;;RAM 测试 (__RAM_START=0x1FFF9000 /__RAM_END=0x20006FFF) ;;STEP 1 - 写入背景 00,地址递增 LDR R1, =__RAM_START LDR R2, =__RAM_END subs r2, r2, r1 subs r2, #1 ble .ts1_2 movs r0, #0 movs r3, #4 .ts1_1: ;测试步骤 1.1 str r0, [r1] add r1, r1, r3 subs r2, #4 bge .ts1_1 .ts1_2: ;测试步骤 1.1 ;;第 2 步 - 验证背景并写入反相背景 0xFF,地址递增 LDR R1, =__RAM_START LDR R2, =__RAM_END subs r2, r2, r1 subs r2, #1 ble .ts2_2 LDR R3, =0xFFFFFFFF .TS2_1: ;测试步骤 2.1 LDR R0, [R1] CMP R0, #0 BNE Fst_RAMTSTFAIL str r3, [r1] adds r1, r1, #4 subs r2, #4 bge .ts2_1 .ts2_2: ;测试步骤 2.2 ;;第 3 步 - 验证反相背景 0xFF,并写入背景 0x00,地址为 增加 ldr r1, =__ram_start ldr r2, =__ram_end 子系统 R2、R2、R1 SUBS R2, #1 BLE .TS3_2 MOVS R4, #0 .ts3_1: ;测试步骤 3.1 LDR R0, [R1] LDR R3, =0xFFFFFFFF CMP R0, R3 BNE Fst_RAMTSTFAIL STR R4、[R1] 追加 R1、R1、#4 SUBS R2, #4 BGE .TS3_1 .TS3_2: ;测试步骤 3.2 ;;第 4 步 - 验证背景 0x00,并写入反转背景 0xFF,地址为 .... 第 5 步 - 核实反转背景并写入背景,地址递减 .... Re: S32K144 RAM test failed in startup phase 你好@丹尼尔-马蒂内克 我在禁用 wdog 之前做了 ram 测试,所以它会 RESET! 在 s32k118(内存大小为 23k)上没有出现这种情况,因为要测试的内存小于 32k144(内存大小为 64k)。 我在内存测试前禁用了监控程序,结果运行正常😁 谢谢 Re: S32K144 RAM test failed in startup phase 你好,@李杰都、 在 RESET 状态下,WDOG 默认处于启用状态: 它在启动过程中被禁用: 此致, 丹尼尔 Re: S32K144 RAM test failed in startup phase 我找到了 RESET 原因,但仍然对此感到困惑,我甚至没有配置 wdog。 Re: S32K144 RAM test failed in startup phase 你好@丹尼尔-马蒂内克 很难找到 RESET 原因!这就是我在这里寻求帮助的原因😭 执行 RESET 处理程序(RESET 向量表)时,MCU 为空,然后它初始化寄存器 R1-R12 并启动 RAM 测试。其他什么都没做。 Re: S32K144 RAM test failed in startup phase 你好,@李杰都、 你还能识别 RESET 源吗? Re: S32K144 RAM test failed in startup phase 你好@丹尼尔-马蒂内克 感谢您的回答,我已经执行了 HardFault 处理程序,但它没有运行。 这个代码用在 s32k118 上,我在 s32k144 上重复使用它,区别在于 RAM_START 和 RAM_END 的定义。 是代码出了问题,还是我忽略了 s32k144 的其他功能? Re: S32K144 RAM test failed in startup phase 你好,@李杰都、 你知道 MCU RESET 的地址吗? 如果 MCU 意外 RESET,则可能是内核锁定造成的,这会设置 RCM_SRS [LOCKUP] 标志。这种情况通常发生在故障(如 HardFault)发生时,而项目中没有执行有效的 HardFault_Handler。 为了改进调试并更有效地捕获这些异常,我建议实施自定义 HardFault_Handler。 此致, 丹尼尔
View full article
FPGA 如何实现CAN通讯 用SJA1000的话,如何实现信号连接,电平不匹配 Re: FPGA 如何实现CAN通讯 你可以尝试使用level shifter芯片NTS0104-Q10 或者NTS0102-Q10
View full article
S32K312 " 无法访问内存 " 在 Cyclone 闪存编程期间出现错误和设备锁定 你好 在使用 Cyclone 编程器对 S32K312 MCU 编程时,我们遇到了一些问题。我们的流程需要使用内存交换功能,我们的 Cyclone 脚本按以下顺序写入图像: HSE 图片 FBL + RTSW 图像 B 部分区域的 FBL 图像 在刷新过程中,我们经常会遇到"无法访问内存" 错误,有时 MCU 会被锁定。这个问题似乎尤其发生在 HSE 映像编程之后。 我们想问 在对 HSE 映像进行编程后,是否严格要求完全的电源循环(完全断电和开机)? 在为 S32K312 使用 Cyclone 脚本时,是否有推荐的闪存顺序或注意事项,尤其是有关 HSE 和内存交换的内容? 使用内存交换功能时还有其他注意事项吗? 如果 MCU 被锁定,推荐的恢复方法是什么(例如,安全启动恢复工具)? 如果您能提供任何官方指南、推荐编程顺序或故障排除建议,我们将不胜感激。 谢谢! Re: S32K312 "cannot access memory" Error and Device Lock During Cyclone Flash Programming 对 HSE 映像进行编程后,并不严格要求进行完整的电源循环;标准 RESET 通常就足够了。但是,在安装了 HSE 固件的 A/B 交换版本后,需要进行两次 RESET 才能将固件自动复制到主动和被动分区。"无法访问内存" 错误和 MCU 锁定问题通常是由于 Cyclone 编程器使用了不正确的闪存算法造成的。您必须选择与配置相对应的特定闪存算法(例如,如果启用了内存交换,则选择 nxp_s32k312_1x32x424k_ab_swap.arp),以确保编程器不会覆盖 HSE 固件保留的内存区域。使用内存交换功能时,必须等到 HSE 固件在交换后完成对被动分区的备份,这可能需要长达一秒钟的时间。这由 HSE_STATUS_INIT_OK 标志指示。如果 MCU 被锁定,恢复方法取决于特定的锁定状态(例如,如果配置了安全启动)。安全启动恢复工具是一种选择,但成功与否取决于锁定的确切原因 pay byplatema Re: S32K312 "cannot access memory" Error and Device Lock During Cyclone Flash Programming 你好,@HaileyByun "在刷新过程中,我们经常会遇到"无法访问内存" 错误,有时 MCU 会被锁定。" - 这似乎是最重要的一点。安装 HSE 固件后,是否选择了正确的闪存算法?您可以访问: https://www.pemicro.com/arm/device_support/NXP_Automotive/S32K3xx/S32K312/index.cfm 有三种算法: nxp_s32k312_1x32x500k_hse_disabled.arp nxp_s32k312_1x32x424k_ab_swap.arp nxp_s32k312_1x32x456k_hse_enabled.arp 对UTEST 中的 HSE 功能闪存编程时,将从内存映射中删除为 FULL_MEM 版本固件保留的闪存区域。一旦安装了 AB_SWAP 固件,内存中就会为活动块预留额外区域。 Pemicro 程序员需要了解这一点--有必要选择正确的算法。那么它就不会触及这些保留区域。 这难道不是根本原因吗? 回答你的问题 - 在对 HSE 映像进行编程后,是否严格要求完全的电源循环(完全断电和开机)? 不,RESET 就足够了。请注意,安装 AB_SWAP 版本后需要进行两次 RESET,因为需要将固件复制到主动和被动分区(自动完成)。 - 在为 S32K312 使用 Cyclone 脚本时,是否有推荐的闪存顺序或注意事项,尤其是有关 HSE 和内存交换的内容? 如上所述,有必要选择正确的闪光算法。 - 使用内存交换功能时还有其他注意事项吗? 每次交换后,将 HSE 固件备份到被动分区大约需要 1 秒钟。应用程序(此处也包括闪存编程器)应等待该操作完成(直到 HSE_STATUS_INIT_OK 被设置)。 -如果 MCU 被锁定,推荐的恢复方法是什么(例如,安全启动恢复工具)? 这取决于"锁定" 的含义。您的应用程序是否配置了安全启动?是否设置了 ADKP,生命周期是否提前?您能通过调试器建立连接吗? 问候, Lukas
View full article
AVTP 项目中的以太网初始化问题 我正在使用恩智浦提供的 AVB 协议栈实施 AVTP 我正在具体实施 s32k358_baremetal_acf_example 项目,在闪存精灵后遇到了一些问题。我在构建项目时没有遇到任何问题(确保 RTD 版本是 4.0,而不是 5.0)。我的以太网模块在闪烁后没有完成初始化。 问题: 程序闪烁后立即出现硬件故障,原因是" MemManage:处理器试图从一个不允许执行的位置获取指令。硬故障:故障已升级为硬故障。"在调试窗口中单击RESET按钮后,它会进入main.c 在 EMACLLD_ClockInit_HwSwitch() 函数中,时钟切换没有发生,通过观察寄存器,我发现时钟切换请求失败,FIRC 是时钟源,而不是 EMAC_EXTERNAL_TX_RMII。"010b - 由于目标时钟不活动且当前时钟为 FIRC,请求失败后切换。" 经过进一步挖掘,我决定将其与 LWIP 裸金属项目进行比较。上述寄存器在 device_init() 中的 Clock_Ip_Init () 之后显示成功,而 AVTP 项目的情况并非如此。 我使用的是同一个板和 PHY,但我不知道为什么在 AVTP 项目中它显示目标时钟处于非活动状态。 即使我注释掉 EMACLLD_ClockInit_HwSwitch() 函数,并在外设工具中进行适当的时钟配置,它也会再次卡在 DMA 初始位置。 请帮我解决这个拦截器。 使用的硬件:S32K358 评估板 PHY:ADTJA1101-RMII Re: Ethernet initialisation issues in AVTP project 你好@ssattva1、 很抱歉延迟回复--我在度假。 很高兴听到 LWIP 的例子对你有用。 关于REFCLK的电压下降,这似乎是硬件冲突。请确认 LWIP 示例和您的 AVTP 项目之间的 RMII 引脚配置是否匹配。具体来说,emac_mii_rmii_tx_clk 引脚应配置为输入。 换句话说,既然一个示例可以正常运行,我建议将其配置与另一个项目进行比较,以找出任何差异。 顺祝商祺! 帕维尔 Re: Ethernet initialisation issues in AVTP project 你好@PavelL,Lwip 示例在不对 RMII 的硬件进行这些更改的情况下也能工作。 我最近发现了这个东西,当我探测 ADTJA1101 中的电阻 65(即 REFCLK 沿线的电阻器)时,LWIP 项目的电压等级约为 2V,但是一旦我运行 AVTP 项目,它就会降至 1V。您能帮帮我吗? Re: Ethernet initialisation issues in AVTP project 你好@ssattva1、 我已经成功地在 S32K3X8EVB-Q289 上使用 TJA1103-SDBR 运行了 RGMII。 但是,RMII 需要对板进行一些硬件修改。详情请参阅 S32K3X8EVB-Q289硬件用户手册 第 13.2 节 (S32K3X8EVB-Q289HWUM.pdf)。 顺祝商祺! 帕维尔
View full article
[i.MX Yocto] i.MX91 用仮想ディスプレイ X11 RDP こんにちは、皆さん。 i.MX91 (FRDM ボード) のディスプレイ サポートについての理解を再確認したいと思います。 私の知る限り、i.MX91 FRDM のボードにはHDMI または MIPI-DSI (またはその他のディスプレイ) 出力がなく、BSP の SoC によって公開されるディスプレイコントローラは表示されません。 私の目標は、Yocto アプリをテストするためだけに軽量 GUI をリモートで実行することでした。 私が試したこと core-image-sato (X11)をビルドし、 xrdpをセットアップしました。RDP セッションは接続しますが、ターミナル セッションしか取得できません (Sato デスクトップはありません)。 STM32MP157で同じワークフローを実行すると適切なリモート GUI が生成される。SO、i.MX91 で何が異なっているか、何がサポートされていないかを理解しようとしています。 質問 現在の BSP では、i.MX91 (SoC + FRDM ボード) にハードウェア ディスプレイ コントローラがない、またはディスプレイ出力 (HDMI/MIPI/LVDS/RGB) がサポートされていないかどうか確認していただけませんか? 本当にディスプレイ パイプラインがない場合、i.MX91 上のヘッドレス GUI に推奨されるアプローチは何ですか?例えば: Westonヘッドレスバックエンド+ RDP/VNCバックエンド、 Xvfb/Xdummy + xrdp を使用した Xorg、 または、i.MX91 グラフィックス スタックで動作する NXP 推奨の方法 (llvmpipe 経由のソフトウェア レンダリングなど)。 サポートされているディスプレイ・インターフェースを提供する i.MX91 用のリファレンス・デザインまたはアドオン ボードはありますか?または、ディスプレイは他の i.MX9 バリアント (i.MX93 など) でのみ利用可能ですか? 環境(コンテキスト用) ボード: FRDM-i.MX91 Yocto:scarthgap はhttps://www.nxp.com/document/guide/getting-started-with-frdm-imx91-development-board:GS-FRDM-IMX91?section=build-and-runのガイドに従ってください。 画像: core-image-sato (X11) リモート: xrdp (RDP) → ターミナルのみ、デスクトップなし i.MX91 での RDP セットアップに使用した正確な手順にご興味がある方がいらっしゃいましたら、喜んで共有いたします。 よろしくお願いします! グラフィックスとディスプレイ Linux Yocto Project Re: [i.MX Yocto] Virtual Display X11 RDP for i.MX91 こんにちは、 はい、フリーダム ボードの在庫については、Web ページでご確認ください。お急ぎの場合は、お近くの NXP オフィスまたは担当の NXP 営業担当者に在庫状況についてお問い合わせください。 よろしくお願いいたします。 アルド。 Re: [i.MX Yocto] Virtual Display X11 RDP for i.MX91 こんにちは@AldoG お返事ありがとうございます 実はこのスクリーンについては知っていますが、SO高価で、スクリーンの価格はボードの価格の 3 倍です。 SO、私は仮想ディスプレイ ソリューションを使い続けるつもりです。PC から xfreerdp に GUI を出力するために、何らかのポート転送またはスクリーンキャスト フレームバッファーが使用可能だと思いますか。 また、現在 frdm-i.mx93 は在庫切れですが、少なくとも 11 月まで待つ必要がありますか? Re: [i.MX Yocto] Virtual Display X11 RDP for i.MX91 こんにちは、 i.MX91 FRDM は、BSP ではデフォルトで 5 インチの Tianma LCD ディスプレイのみをサポートします。 ボードユーザーガイドを参照してください: https://www.nxp.com/webapp/Download?colCode=UM12262&isHTMLorPDF=HTML 第3.1章 5インチTianma LCD よろしくお願いいたします。 アルド。 Re: [i.MX Yocto] Virtual Display X11 RDP for i.MX91 こんにちは、誰か何かアイデアを持っていますか?
View full article