こんにちは、皆さん。
i.MX91 (FRDM ボード) のディスプレイ サポートについての理解を再確認したいと思います。
私の知る限り、i.MX91 FRDM のボードにはHDMI または MIPI-DSI (またはその他のディスプレイ) 出力がなく、BSP の SoC によって公開されるディスプレイコントローラは表示されません。
私の目標は、Yocto アプリをテストするためだけに軽量 GUI をリモートで実行することでした。
私が試したこと
core-image-sato (X11)をビルドし、 xrdpをセットアップしました。RDP セッションは接続しますが、ターミナル セッションしか取得できません (Sato デスクトップはありません)。
63eaadc99173192d4062.jpg
STM32MP157で同じワークフローを実行すると適切なリモート GUI が生成される。SO、i.MX91 で何が異なっているか、何がサポートされていないかを理解しようとしています。
image (3).png
質問
現在の BSP では、i.MX91 (SoC + FRDM ボード) にハードウェア ディスプレイ コントローラがない、またはディスプレイ出力 (HDMI/MIPI/LVDS/RGB) がサポートされていないかどうか確認していただけませんか?
本当にディスプレイ パイプラインがない場合、i.MX91 上のヘッドレス GUI に推奨されるアプローチは何ですか?例えば:
Westonヘッドレスバックエンド+ RDP/VNCバックエンド、
Xvfb/Xdummy + xrdp を使用した Xorg、
または、i.MX91 グラフィックス スタックで動作する NXP 推奨の方法 (llvmpipe 経由のソフトウェア レンダリングなど)。
サポートされているディスプレイ・インターフェースを提供する i.MX91 用のリファレンス・デザインまたはアドオン ボードはありますか?または、ディスプレイは他の i.MX9 バリアント (i.MX93 など) でのみ利用可能ですか?
環境(コンテキスト用)
ボード: FRDM-i.MX91
Yocto:scarthgap はhttps://www.nxp.com/document/guide/getting-started-with-frdm-imx91-development-board:GS-FRDM-IMX91?s...のガイドに従ってください。
画像: core-image-sato (X11)
リモート: xrdp (RDP) → ターミナルのみ、デスクトップなし
i.MX91 での RDP セットアップに使用した正確な手順にご興味がある方がいらっしゃいましたら、喜んで共有いたします。
よろしくお願いします!
こんにちは、
はい、フリーダム ボードの在庫については、Web ページでご確認ください。お急ぎの場合は、お近くの NXP オフィスまたは担当の NXP 営業担当者に在庫状況についてお問い合わせください。
よろしくお願いいたします。
アルド。
こんにちは@AldoG
お返事ありがとうございます
実はこのスクリーンについては知っていますが、SO高価で、スクリーンの価格はボードの価格の 3 倍です。
SO、私は仮想ディスプレイ ソリューションを使い続けるつもりです。PC から xfreerdp に GUI を出力するために、何らかのポート転送またはスクリーンキャスト フレームバッファーが使用可能だと思いますか。
また、現在 frdm-i.mx93 は在庫切れですが、少なくとも 11 月まで待つ必要がありますか?
こんにちは、
i.MX91 FRDM は、BSP ではデフォルトで 5 インチの Tianma LCD ディスプレイのみをサポートします。
ボードユーザーガイドを参照してください:
https://www.nxp.com/webapp/Download?colCode=UM12262&isHTMLorPDF=HTML
第3.1章 5インチTianma LCD
よろしくお願いいたします。
アルド。
こんにちは、誰か何かアイデアを持っていますか?