現在の設定では、次の HSE 関連の機能と動作が影響を受けます。
- 安全なデバッグアクセス
デバッグ アクセスは制限されており、アプリケーション デバッグ キー/パスワード (ADKP) を使用した認証が必要です。
デバッグ エントリ中に認証を適切に処理するには、SECUREDEBUG ターゲット ラベルを使用するようにデバッガー (S32DS または Lauterbach Trace32 など) を構成する必要があります。
- ライフサイクルに依存する制限
ライフサイクルが OEM_PROD または IN_FIELD に進むと、安全なデバッグが必須になります。
ライフサイクルを進める前に、キー カタログのフォーマットと ADKP のプロビジョニングを完了する必要があります。これらの操作は CUST_DEL ライフサイクルでのみ許可されます。
ライフサイクルが進むと、事前に設定されていない限り、HSE ファームウェアを再インストールしたり、特定の HSE 機能を再構成したりすることはできません。
- 影響を受けるHSEサービス
ご使用の構成では、次の HSE サービスが影響を受けるか、必要になります。
ProgramADKPService: デバッグ パスワードを設定するために使用されます。
AdvanceLifecycleService: デバイスを OEM_PROD ライフサイクルに移動します。
セキュア デバッグ モードの選択: 構成する必要があります (静的または動的)。
デバッグ認証: スクリプトまたはデバッガー構成 (例: debug_authorization.cmm、debug_App_ADKP.py) を介して処理する必要があります。
- デバッグに関する考慮事項
認証が失敗した場合、または正しく構成されていない場合は、デバッグがブロックされます。
記述子を初期化し、HSE サービスを正しくトリガーするには、特別なスクリプトまたは HSE DemoApp の例を使用する必要がある場合があります。