Multi Source Translation Content

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

Multi Source Translation Content

ディスカッション

ソート順:
S32M27x EWM こんにちは、NXP 家、我在 S32M27x RM 手册中無法找到外部 WatchDog モニター関連説明,想麻烦帮忙提供下,谢谢 Re: S32M27x EWM こんにちは@Chenxu1 このような簡単な質問でお待たせしてしまい申し訳ございません。また、まだ内部から何の確認も受けておりません。 しかし、これはドキュメントのエラーであると確信しており、S32M27 には S32K1 や S32M24 のような EWM モジュールはありません。 ご理解いただきありがとうございます。 Re: S32M27x EWM こんにちは@ Chenxu1 お待たせして申し訳ございませんが、社内チームからの確認はまだありません。 2025年7月28日 Re: S32M27x EWM こんにちは@ Chenxu1 お待たせして申し訳ございませんが、社内チームからの確認はまだありません。 Re: S32M27x EWM こんにちは@Chenxu1 これがドキュメントのエラーであるかどうかを確認する必要があります。 私の知る限り、S32K3 には S32K14X と同様の EWM モジュールがないので、S32M27X にも EWM モジュールはないはずです。
記事全体を表示
imx93 に RPi カメラ V2 のサポートを追加 こんにちは、 私はimx93-11x11 evkを使用しており、RPiカメラV2を持っています。私は、ビルディング中のcore-image-baseを使用してYoctoビルドにそのサポートを追加したいと考えています。 Up カメラ モジュールに必要な DTS およびハードウェア接続のCANパッチを提供してくれる人はいますか? Yocto Project Re: Add support for RPi camera V2 in imx93 こんにちは、joanxieさん 参考までに、あなたが言及したパッチを共有していただけますか? Re: Add support for RPi camera V2 in imx93 結局、移植は成功したのでしょうか?現在、移植も試みており、ビデオ デバイスのリストは表示できるようになりましたが、ストリーミングされたビデオ データは空です。 Re: Add support for RPi camera V2 in imx93 @ジョアンシー それを解決して/dev/video0を取得できるようになりましたが、キャプチャ中に問題が発生します 参考までにすべてのログを載せておきます root@imx93-11x11-lpddr4x-evk:~# media-ctl -p Media controller API version 6.6.23 Media device information ------------------------ driver mxc-md model FSL Capture Media Device serial bus info platform:42800000.bus:camera hw revision 0x0 driver version 6.6.23 Device topology - entity 1: mxc_isi.0 (16 pads, 2 links, 0 routes) type V4L2 subdev subtype Unknown flags 0 pad0: Sink <- "mxc-mipi-csi2.0":4 [ENABLED] pad1: Sink pad2: Sink pad3: Sink pad4: Sink pad5: Sink pad6: Sink pad7: Sink pad8: Sink pad9: Sink pad10: Sink pad11: Sink pad12: Source -> "mxc_isi.0.capture":0 [ENABLED] pad13: Source pad14: Source pad15: Sink - entity 18: mxc_isi.0.capture (1 pad, 1 link) type Node subtype V4L flags 0 device node name /dev/video0 pad0: Sink <- "mxc_isi.0":12 [ENABLED] - entity 22: mxc-mipi-csi2.0 (8 pads, 2 links) type Node subtype V4L flags 0 device node name /dev/v4l-subdev0 pad0: Sink <- "imx219 2-0010":0 [ENABLED,IMMUTABLE] pad1: Sink pad2: Sink pad3: Sink pad4: Source -> "mxc_isi.0":0 [ENABLED] pad5: Source pad6: Source pad7: Source - entity 31: imx219 2-0010 (1 pad, 1 link, 0 routes) type V4L2 subdev subtype Sensor flags 0 device node name /dev/v4l-subdev1 pad0: Source [stream:0 fmt:SRGGB10_1X10/3280x2464 field:none colorspace:raw xfer:none quantization:full-range crop.bounds:(8,8)/3280x2464 crop:(8,8)/3280x2464] -> "mxc-mipi-csi2.0":0 [ENABLED,IMMUTABLE] root@imx93-11x11-lpddr4x-evk:~# root@imx93-11x11-lpddr4x-evk:~# v4l2-ctl --list-device FSL Capture Media Device (platform:42800000.bus:camera): /dev/media0 mxc-isi-cap_v1 (platform:4ae40000.isi:cap_devic): /dev/video0 root@imx93-11x11-lpddr4x-evk:~# $ gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video0 ! videoconvert ! queue ! tcpclientsink host=192.168.68.209 port=>video/x-raw,format=NV12,width=1920,height=1080 ! videoconvert ! queue ! tcpclientsink host=192.168.68.209 port=5000 Setting pipeline to PAUSED ... $ gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video0 ! video/x-raw,format=YUY2,width=1920,height=1080 ! videoconvert ! queue ! tcpclientsink host=192.168.68.209 port=5000 Setting pipeline to PAUSED ... $ gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video0 ! video/x-raw,format=YUY2,width=640,height=480 ! videoconvert ! autovideosink Setting pipeline to PAUSED ... Pipeline is live and does not need PREROLL ... WARNING: from element /GstPipeline:pipeline0/GstAutoVideoSink:autovideosink0: Failed to initializ[ 46.432183] mxc_isi.0: Call subdev s_power fail! e egl: EGL_NOT_INITIALIZED Additional debug info: /usr/src/debug/gstreamer1.0-plugins-base/1.24.7.imx/ext/gl/gstglimagesink.c(1140): _ensure_gl_setup (): /GstGLImageSinkBin:autovideosink0-actual-sink-glimage/GstGLImageSink:sink Pipeline is PREROLLED ... Setting pipeline to PLAYING ... New clock: GstSystemClock ERROR: from element /GstPipeline:pipeline0/GstV4l2Src:v4l2src0: Failed to allocate required memory. Additional debug info: /usr/src/debug/gstreamer1.0-plugins-good/1.24.7.imx/sys/v4l2/gstv4l2src.c(956): gst_v4l2src_decide_allocation (): /GstPipeline:pipeline0/GstV4l2Src:v4l2src0: Buffer pool activation failed Execution ended after 0:00:00.016970917 Setting pipeline to NULL ... ERROR: from element /GstPipeline:pipeline0/GstV4l2Src:v4l2src0: Internal data stream error. Additional debug info: /usr/src/debug/gstreamer1.0/1.24.7.imx/libs/gst/base/gstbasesrc.c(3177): gst_base_src_loop (): /GstPipeline:pipeline0/GstV4l2Src:v4l2src0: streaming stopped, reason not-negotiated (-4) Freeing pipeline ... [ 158.156378] mxc_isi.0: Call subdev s_power fail! [ 328.749218] mxc_isi.0: Call subdev s_power fail! [ 350.954960] mxc_isi.0: Call subdev s_power fail! [ 509.022065] mxc_isi.0: Call subdev s_power fail! [ 826.091379] mxc_isi.0: Call subdev s_power fail! [ 1043.341463] mxc_isi.0: Call subdev s_power fail! [ 1454.303027] mxc_isi.0: Call subdev s_power fail! Re: Add support for RPi camera V2 in imx93 エラーメッセージと限定された情報を参照して、imx8-プレスリリース、製品ニュース-dev.cをデバッグしてください。根本的な原因を確認するために、さらに印刷を追加することCAN。 Re: Add support for RPi camera V2 in imx93 @ジョアンシー 問題を解決し、/dev/video0を取得しました root@imx93-11x11-lpddr4x-evk:~# media-ctl -p Media controller API version 6.6.23 Media device information ------------------------ driver mxc-md model FSL Capture Media Device serial bus info platform:42800000.bus:camera hw revision 0x0 driver version 6.6.23 Device topology - entity 1: mxc_isi.0 (16 pads, 2 links, 0 routes) type V4L2 subdev subtype Unknown flags 0 pad0: Sink <- "mxc-mipi-csi2.0":4 [ENABLED] pad1: Sink pad2: Sink pad3: Sink pad4: Sink pad5: Sink pad6: Sink pad7: Sink pad8: Sink pad9: Sink pad10: Sink pad11: Sink pad12: Source -> "mxc_isi.0.capture":0 [ENABLED] pad13: Source pad14: Source pad15: Sink - entity 18: mxc_isi.0.capture (1 pad, 1 link) type Node subtype V4L flags 0 device node name /dev/video0 pad0: Sink <- "mxc_isi.0":12 [ENABLED] - entity 22: mxc-mipi-csi2.0 (8 pads, 2 links) type Node subtype V4L flags 0 device node name /dev/v4l-subdev0 pad0: Sink <- "imx219 2-0010":0 [ENABLED,IMMUTABLE] pad1: Sink pad2: Sink pad3: Sink pad4: Source -> "mxc_isi.0":0 [ENABLED] pad5: Source pad6: Source pad7: Source - entity 31: imx219 2-0010 (1 pad, 1 link, 0 routes) type V4L2 subdev subtype Sensor flags 0 device node name /dev/v4l-subdev1 pad0: Source [stream:0 fmt:SRGGB10_1X10/3280x2464 field:none colorspace:raw xfer:none quantization:full-range crop.bounds:(8,8)/3280x2464 crop:(8,8)/3280x2464] -> "mxc-mipi-csi2.0":0 [ENABLED,IMMUTABLE] root@imx93-11x11-lpddr4x-evk:~# root@imx93-11x11-lpddr4x-evk:~# v4l2-ctl --list-device FSL Capture Media Device (platform:42800000.bus:camera): /dev/media0 mxc-isi-cap_v1 (platform:4ae40000.isi:cap_devic): /dev/video0 root@imx93-11x11-lpddr4x-evk:~# しかし、キャプチャすることはできません?どうすればCANをキャプチャできますか?上記を分析してキャプチャ用のコマンドを教えていただけますか? Re: Add support for RPi camera V2 in imx93 こんにちは@joanxie dtsにパッチを適用し、imx219を正常にプローブしましたが、ドライバimx8_media_devのロード中に以下のエラーが発生しました root@imx93-11x11-lpddr4x-evk:~# dmesg | grep -E 'imx219|mx8-img-md' [ 2.529849] imx219: imx219_probe() 関数を開始しています [ 2.529859] imx219: imx219構造体に割り当てられたメモリ [ 2.529888] imx219: CCI regmap を初期化しました [ 2.529898] imx219: システムクロック(xclk)を取得しました [ 2.529901] imx219: xclk周波数が検証されました: 24000000 Hz [ 2.529916] imx219 2-0010: 電源VANAが見つかりません。ダミーレギュレータを使用しています。 [ 2.536651] imx219 2-0010: 電源VDIGが見つかりません。ダミーレギュレータを使用しています。 [ 2.543291] imx219 2-0010: 供給VDDLが見つからないため、ダミーレギュレータを使用しています [ 2.549915] imx219: 規制当局が買収 [ 2.550112] imx219: オプションのリセットGPIOが要求されました [ 2.557779] imx219: センサがストリーミングモードに設定されました [ 2.558012] imx219: センサがスタンバイモードに戻りました [ 2.558181] imx219: サブデバイスフラグと関数セット [ 2.558185] imx219: メディアエンティティパッドが初期化されました [ 2.558189] imx219: サブデバイスの初期化が完了しました [ 2.558199] imx219: サブデバイスセンサが非同期に登録されました [ 2.558296] imx219: ランタイムPMが初期化されました [ 7.541231] mx8-img-md: mxc_isi.0.capture を /dev/video0 として登録しました [ 7.567996] mx8-img-md: 登録されたセンササブデバイス: imx219 2-0010 (1) [ 7.600977] mx8-img-md: リンク [mxc_isi.0] を作成しました=> [mxc_isi.0.キャプチャ] [ 7.643109] mx8-img-md: リンクを作成しました [mxc-mipi-csi2.0]=> [mxc_isi.0] [ 7.685370] mx8-img-md: subdev_notifier_complete エラー終了 [ 7.697350] mx8-img-md: すべてのエンティティを登録解除しました Re: Add support for RPi camera V2 in imx93 最小限の画像から始めて、自分でモジュールを追加することができます。私たちの AN は最小限の画像ではなく、マルチメディアまたはフル画像に基づいています。異なる画像へのカメラの移植についてさらに問題がある場合は、新しいCASEを作成し、詳細な問題を添付してください。 Re: Add support for RPi camera V2 in imx93 こんにちは@joanxie 一度CAN? Re: Add support for RPi camera V2 in imx93 minimal は、デバイスの起動のみを可能にする小さなイメージです。以前マルチメディアを使用していましたが、imx93カメラの移植については最小限のテストを行っていませんが、問題ないはずです。 Re: Add support for RPi camera V2 in imx93 こんにちは@joanxie このアプリケーションノートでは、デフォルトで ap1302 が有効になっています。これには完全なイメージが必要ですか、それとも最小限のイメージにも含まれるのでしょうか? ご存知のとおり、imx219 のサポートを追加しているので、そのために最小限のイメージをビルディングしています。SO、dts パッチを追加するだけで動作するかどうか? Re: Add support for RPi camera V2 in imx93 メールで述べたように、これは公式バージョンではなく、参考用です。パッチ全体を直接適用するのではなく、独自の BSP に移植する必要があります。独自の BSP に基づいてソースコードを変更CAN。 Re: Add support for RPi camera V2 in imx93 こんにちは@joanxie はい、できます。しかし、この前にも別のドライバでエラーが発生しました。6.6-scarthgap を使用していますが、確認してもらえますか。行番号も一致していないため、MAKEFILE パッチを別途追加する必要があります。 Re: Add support for RPi camera V2 in imx93 int imx219_probe(struct i2c_client *client, const struct i2c_device_id *id) を int imx219_probe(struct i2c_client *client) に変更するのはどうでしょうか? Re: Add support for RPi camera V2 in imx93 こんにちは@joanxie コンパイル中に取得したエラー ログ ファイルを添付して、指定されたパッチを適用しました。 Re: Add support for RPi camera V2 in imx93 こんにちは、 わかりました。パッチを確認します。実際には、RPI カメラモジュール v2 を持っており、ハードウェア仕様から imx219 を使用してそれを知りました。 フレックスケーブルが接続されたカメラを持っているので、それをアップしたいと思っています。 Re: Add support for RPi camera V2 in imx93 通常、お客様はIMX219出力を生データとして使用しますが、imx93はこれを直接処理できません。キャプチャだけが必要な場合は、imx93がサポートしています。その後、ソフトウェアを使用して生データを他の形式に変換します。メールを確認してください。パッチを参考用に送信します。 Re: Add support for RPi camera V2 in imx93 こんにちは@joanxie 返信ありがとうございます。 これは ap1302 用です。カメラモジュール RPi カメラ V2 を使用しており、センサは Sony IMX219 を使用しています。上記の手順で直接接続すると動作しますか? Re: Add support for RPi camera V2 in imx93 このアプリケーションを一度参照してください https://docs.nxp.com/bundle/UM11933/page/topics/getting_started.html Re: Add support for RPi camera V2 in imx93 パッチを公開していただけますか?
記事全体を表示
Does ayone have a footprint and 3d model for the s32k144EVB-Q100 board? I'd like to incorporate the SK32EVB into some prototype builds and would like to be able to plug the EVB onto another board. A step file or packaging and a pin footprint would be nice. I could not find anything in a search.  Thanks, Brian Re: Does ayone have a footprint and 3d model for the s32k144EVB-Q100 board? Hi @brian_moran  Could you send me your 3D model (STL files or similar)? I would like to print them for my S32K144 board. Thanks. Re: Does ayone have a footprint and 3d model for the s32k144EVB-Q100 board? Can you share those files with me , I need 3D model of EVM for my upcoming project Re: Does ayone have a footprint and 3d model for the s32k144EVB-Q100 board? Hello brian_moran, I'm very interesting by your PCS ! Can I have your footprint for Kicad? Best regards, Re: Does ayone have a footprint and 3d model for the s32k144EVB-Q100 board? Hello Victor, I made one based on careful measurements. I have now had some PCB's made and the fit was good. If some one is interested in the footprint I have it for KiCad. No warranties of-course. Best Brian Re: Does ayone have a footprint and 3d model for the s32k144EVB-Q100 board? Hello Brian,  Unfortunately, we don't have those files for the evaluation boards, sorry for the inconvenience that this might cause.  Have a great day, Victor ------------------------------------------------------------------------------- Note: - If this post answers your question, please click the "Mark Correct" button. Thank you! - We are following threads for 7 weeks after the last post, later replies are ignored Please open a new thread and refer to the closed one, if you have a related question at a later point in time. -------------------------------------------------------------------------------
記事全体を表示
S32K144: lin_master_s32k144 (S32DS.ARM2.2) への FlexCAN の統合 おはよう: 現在、S32K144EVB ボードを使用してシステム デモを準備しており、1 つの従来の CAN-HS ネットワーク (500k) と 3 つの LIN を管理する必要があります。(19200、各LINに複数のスレーブ) k144EVB ボードは 3 つの LIN の LIN マスターとして動作します。そのため、開始点として LIN_master_S32K144 の例を選択しました。LINStACK は正常に動作しており、現在、プロジェクトへの CAN 通信の統合を確認し始めています。S32K144 のドキュメントと例を確認すると、K144 には CAN 通信を管理する 2 つの方法があることがわかります... FIFO 経由か MB 経由です... どちらが優れているかは不明です... 4 〜 5 件の CAN メッセージを受信し、コンテンツ データの一部を処理し、定期的に 1 つまたは 2 つの CAN メッセージを送信する必要があるシステムの場合: 1) LIN マスターがフル稼働することを考慮すると、FIFO または MB のどちらの構成の方が使いやすいですか? 2) NXP linstack と FlexCAN 統合の間でレジスタ/クロック/割り込みの競合が発生する可能性はありますか? 3) このような統合 (LIN-MASTER + CAN-HS) を備えた例は既に存在しますか? Re: S32K144: Integration of FlexCAN inside lin_master_s32k144 (S32DS.ARM2.2) こんにちは@rricart LIN と CAN の間には関係はなく、2 つの独立したペリフェラルです。 S32K1 FlexCAN の場合、CAN FIFO は CAN FD をサポートしていないため、CAN FD をサポートする必要があるかどうかを検討する必要があります。 プロジェクトで CAN FD 機能が必要ない場合は、MB または FIFO のいずれかで十分です。 このリンクで提供されているデモを参照できます。このデモでは、FlexCAN のさまざまな使用方法が分類され、簡単なテスト デモが提供されています。 https://community.nxp.com/t5/S32K-Knowledge-Base/S32K1xx-FlexCAN-Mask-Setting-Demo/ta-p/1519753
記事全体を表示
Zephyr 支持村田 2FR 型模块 你好 我在我的定制板上使用村田2FR型模块。另一方面,我的大部分固件都是在 FRDM_RW612 板上开发的。 现在我正在尝试将我当前的固件(针对 frdm_rw612)移植到我的自定义板上。因为我很难做到这一点,所以我从简单的 hello-world Zephyr 示例开始。 我正在尝试创建自己的板配置。FCB 会有所不同,因为嵌入式 或非 SPI 闪存与 FRDW_RW612 不同。Murata 给了我 2 个附件文件,用于配置 FreeRTOS 闪存。我尝试使用它们并替换 MX25U51245GZ4I00_FCB.c 然后我使用以下命令(也由村田提供)通过 ISP 刷新我的板: set comport=COM9 set timeout=-t 60000 if [%comport%]==[] (set /p "comport=Enter COM Port (if COM port 7 then enter COM7): ") blhost.exe -p %comport% %timeout% -- write-memory 0x20001000 fcb_WIN.bin blhost.exe -p %comport% %timeout% -- configure-memory 0x9 0x20001000 blhost.exe -p %comport% %timeout% -- get-property 0x19 0x9 blhost.exe -p %comport% %timeout% -- flash-erase-region 0x08000000 0x1000 blhost.exe -p %comport% %timeout% -- fill-memory 0x20001000 0x04 0xf000000f blhost.exe -p %comport% %timeout% -- configure-memory 0x9 0x20001000 blhost.exe -p %comport% %timeout% -- flash-erase-region 0x08000000 0x10000 blhost.exe -p %comport% %timeout% -- write-memory 0x08000400 sdk20-app-wb.bin sdk20-app-wb.bin 是他们的 hello world 名称,我将用我的固件文件名替换该文件名。(我还更新了之前的闪存擦除区域),根据我的固件大小删除了足够的字节。 最终,当我刷新板时,它可以使用 Murata 的原始 sdk20-app-wb.bin(板 RESET 并在 USART 上写入 " hello-world++ "),但它不适用于我的 zerphy Hello World 示例(MCU 总是在 ISP 模式下重启)。 我做错了什么?你有这个村田模块的板配置吗?我为以太网 phy 和 flexcomm3 usart 使用了相同的引脚(与 FRDM_RW612 相同)。你有与这个村田模块相匹配的板配置吗? 谢谢! 亚瑟 Re: Murata Type 2FR module support by Zephyr 你好@_Arthur_,希望你一切都好。 你能否确认一下你是否要将自定义板添加到你的 Zephyr 项目中,以及你构建的应用程序是否适用于 frdm rw612? 对于任何基于 SoC 的定制板,不仅需要调整内存 FCB,还需要调整设备树、yaml 文件和 CMakeList。请参阅 Zephyr 板移植指南,获取更多具体建议,为您的板添加支持 Zephyr 项目。 另外,请确保在 CMakeList 中更改了板路径中对您的 FCB 的参考(对于 FRDM-RW612,此路径位于 boards/nxp/frdm_rw612)。 如果这些信息有用,请告诉我。
記事全体を表示
Imx93 调试 IR Imx93 调试 IR,原理图如下,支持 IR 吗?如果是,如何调试? Re: Imx93 debugging IR @xiang_1001, 请参考支持红外的 imx8mm。前段时间,我进行了测试,并写了一篇技术博客 -在 iMX8MM EVK 上启用红外接收器 - 恩智浦社区 原理保持不变,即一个 GPIO 将用于红外接收器。在博客中,我提到了驱动程序和启用它的 dtsi。你也许可以从这里开始调试。 Re: Imx93 debugging IR 你好,有结果了吗? Re: Imx93 debugging IR 我会为您确认,请稍候。
記事全体を表示
FS6500 看门狗 你好、 我们在项目应用中使用 FS6500。请告诉我看门狗信号的时序参数。是否完全可以通过软件配置? Re: FS6500 Watchdog 如果占空比不是 50%,那么与 " 表 18 相比,窗口期的持续时间会是什么样子。WD_WINDOW ".例如,如果我们在 WD_WINDOW 中设置 0011b,则窗口周期持续时间可以低至 2.7 毫秒,当占空比不是 50% 时,窗口周期持续时间可以高达 3.3 毫秒。在这种情况下,打开& 关闭窗口是否仍然平分?对 FS CLK 精确度图像有点困惑,似乎红色和蓝色周期具有相等的打开& 关闭窗口周期。 Re: FS6500 Watchdog 谢谢你,托马斯! 请告诉我以下数据: 1.看门狗定时器检测上升沿和下降沿所需的时间 2。RESET 时间和 RESET 周期持续时间 Re: FS6500 Watchdog 嗨,安妮、 看门狗窗口周期可由 SW 配置。不仅在 INIT_FS 阶段(版本 RSTB 后的前 256 毫秒),而且在稍后的普通模式下也是如此。 默认情况下,WD 窗口持续时间为 3 毫秒,与低于 10 毫秒的 FTTI 一致。 监视器窗口占空比设置为 50% ± 10%,不可修改。 顺祝商祺! 托马斯
記事全体を表示
S32K311 ADCモジュール こんにちは、NXP サポーターの皆さん。 NXP s32k311 100 ピン パッケージの ADC 構成プロジェクトが必要です。ライブ式のデバッグ モードで表示できるシンプルな ADC ピン読み取りのような、特定の s32k311 MCU のサンプル プロジェクトを提供してください。s32k311 の特定の例がないとは言わず、あれこれ参照してください。期限があるのでプロジェクトを提供してください。積極的なサポートを期待しています。 Re: S32K311 ADC module こんにちは、 はい、もちろんです。 BR、ペトル Re: S32K311 ADC module わかりました...しかし、それらのリターゲット ファイルなどを作成するのではなく、メイン ソース ファイルで UART API を使用してデータを転送するだけでよいのでしょうか? Re: S32K311 ADC module こんにちは、 retarget.c/hを再利用します元のプロジェクトからのファイル。使用するターゲットに応じて変更する必要があります。Lpuart_Uart_Ip_SyncSend を呼び出す _write 関数が定義されています。 _write 関数は、C ライブラリ内の printf ルーチンの最下位レベルによって呼び出されます。 BR、ペトル Re: S32K311 ADC module しかし、printf 関数がどのようにデータを送信しているのかが 1 つわかりません。シリアル端末にデータを送信するために、Lpuart_Uart_Ip_SyncSend API を呼び出す必要はありませんか? Re: S32K311 ADC module ありがとう、兄弟...うまくいきました...NXP 製品に取り組む自信がさらに高まるよう、皆さんからのさらなるサポートを楽しみにしています。 Re: S32K311 ADC module こんにちは、 https://community.nxp.com/t5/S32K-Knowledge-Base/RTD400-LLD-K344-ADC-SW-HW-trigger/ta-p/1966179から添付の ADC SW トリガー例のポートを参照してください。 RTD600を使用してS32DS3.6に移植されました。例では、XS32K31XEVB-Q100のPOT(ADC1チャネルP7、PTA15)を読み取り、UART0に結果を表示します。 お役に立てれば幸いです。 BR、ペトル
記事全体を表示
在 i.MX8 DRM 上使用 modetest 启用不同叠加平面时,为什么会收到"Permission denied" ? 你好 我正在 i.MX 平台上使用 modetest 工具测试叠加平面。我注意到,当我尝试启用某些叠加平面时,会出现"Permission denied" 错误,而其他叠加平面则运行正常。 以下是命令和结果: 飞机 70:   modetest -P 70@69:1024x768 # ... testing 1024x768@XR24 overlay plane 70 # (Success) 84 号飞机 modetest -P 84@69:1024x768 # ... testing 1024x768@XR24 overlay plane 84 # failed to enable plane: Permission denied 为什么启用某些飞机能起作用,而其他飞机却返回"拒绝许可" ? 是否有任何硬件或驱动程序限制了某些飞机的使用? 这是否与权限、资源冲突或其他因素有关? 任何建议或文档参考将不胜感激! 谢谢! Re: Why do I get "Permission denied" when enabling different overlay planes with modetest 您好@longzimggg 请键入 modetest -l 命令显示结果。 您不能直接在同一 CRTC 上同时独立运行多架飞机。这种限制主要来自 DRM 框架和驱动程序资源管理,而非硬件本身。 B.R Re: Why do I get "Permission denied" when enabling different overlay planes with modetest 请允许我说明一下我的情况: 目前,我正在使用 相同的 CRTC.我认为问题与使用相同的 CRTC 有关。然而,我想要实现的是使用不同进程的同一 CRTC 的不同平面进行渲染。
記事全体を表示
在哪里获得 S32K388EVB-Q289 评估板的演示软件? 您好,NXP团队, 我们已经购买了 S32K388EVB-Q289 评估板。请您就以下方面向我们提供建议: 我们在哪里可以获得该板的相应演示软件(演示软件)? 对于 S32K388,建议使用什么版本的 RTD(运行时驱动程序)进行软件操作? TCP/IP 相关驱动代码包的相应版本是什么? 我们目前安装的版本如下: 用于 S32 平台的 S32 Design Studio:3.6.3 rtd s32k3_s32m27x: 6.0.0.202508131114 tcpip_stack s32k3xx: 3.0.0.202507110930 freertos s32k3xx: 6.0.0.202506270658 感谢您的帮助! Re: Where to Obtain the Demo Software for the S32K388EVB-Q289 Evaluation Board? 您好, 关于预刷新 SW,我询问了 Apps 团队是否可以提供。 对于 TCPIP 模块,从 TCPIP 栈 2.0.0开始 ,只支持 Eth_HLD 驱动程序,而 lwip 演示示例仅基于 HLD。使用 IP 驱动程序时,CT 会产生您所遇到的错误。如果需要 LLD/IP,应使用以前版本的 TCPIP。 BR, Petr Re: Where to Obtain the Demo Software for the S32K388EVB-Q289 Evaluation Board? 还有一个问题:在 GMAC_K388 示例中添加 TCPIP 模块后,会出现这些错误,而且无法通过修改配置界面来消除问题。请问有没有解决这些问题的办法?还是驱动程序的 Gmac 无法与 Tcpip 模块配合使用?您能帮忙看看吗?谢谢! 问题:[CODEGEN] 生成文件失败"netifcfg.c" 级别: 错误 类型: 工具问题 工具:Peripherals 来源:Peripherals 相关资源:来源 信息:[CODEGEN] 生成文件失败"netifcfg.c" Re: Where to Obtain the Demo Software for the S32K388EVB-Q289 Evaluation Board? 收到开发板后无需下载程序,因为开发板已经有预编程的程序。我需要的正是出厂时预先刷到板上的这个固件及其源代码。 或者,此开发板上预安装的软件是否是 RTD 演示中包含的 LED 演示软件? Re: Where to Obtain the Demo Software for the S32K388EVB-Q289 Evaluation Board? 您好, 不知道您指的是哪个固件。 EVB 入门指南简单地指出了 RTD 演示 BR, Petr Re: Where to Obtain the Demo Software for the S32K388EVB-Q289 Evaluation Board? 谢谢您的解释! 但是,我真正需要的是在我们购买的演示板上运行的程序固件和相应的源代码。能否提供给我们? 安装RTD 6.0后,独立组网 (SA) 模块示例程序似乎不再可用,只能在安装RTD 4.0的环境中查看它们。 Re: Where to Obtain the Demo Software for the S32K388EVB-Q289 Evaluation Board? 您好, 1) 演示示例是 RTD、FreeRTOS 和 TCPIP 协议栈安装的一部分。如果所有程序都已正确安装,那么从示例中创建新项目后,就可以看到可用的演示程序。 2) RTD600 是最新版本。还有一些补丁,但您使用的 RTD 是正确的; https://www.nxp.com/webapp/swlicensing/sso/downloadSoftware.sp?catid=SW32K3-STDSW-D 3)TCPIP_STACK S32K3XX: 3.0.0 是最新版本,应在 RTD S32K3_S32M27X: 6.0.0 和 FREERTOS S32K3XX: 6.0.0 上使用/安装。 BR, Petr
記事全体を表示
S32G2 Cortex-M7 裸机编程 大家好 我想知道如何在 S32G2 上启动 Cortex-M7。 我想在上面运行一个裸机应用程序,不需要任何 RTOS。 我该如何继续,有关于启动 M7 内核并在其上运行裸机程序的参考文档吗? 先行致谢。 BR Arun Re: S32G2 Cortex-M7 Baremetal Programming 你好,@arun_belamge 感谢您的回复。 对于仅通过 M7 端启动板,可以使用 RTD 中显示的大多数示例,您可以参考示例中的起始阶段代码以了解详细信息(例如,您可以参考 gmac 示例,但忽略网络部分,只关注启动阶段步骤/API) 此外,GoldVIP 代码包中还显示了一个 M7 引导加载程序示例,这是一个用于启动 S32G2 的完整 M7 引导加载程序示例。 BR 切宁 Re: S32G2 Cortex-M7 Baremetal Programming 你好,Chenyin。 感谢您的建议。 你能指出任何显示 " 如何只启动 Cortex-M7 内核的参考文档吗?"。 一旦我能够启动 M7 内核,我将尝试使用低级 API 直接访问硬件来运行我的程序。 谢谢! BR Arun Re: S32G2 Cortex-M7 Baremetal Programming 你好,@arun_belamge 感谢您的回复。 1.从恩智浦的正式软件来看,为 M7 端提供的唯一 SDK 是 RTD 2。如果你愿意用真正的裸机方式在你的板上编程,你可以直接尝试位于 MCAL 底层的低级 API 很抱歉没有这样的文件供你参考,我建议直接参考代码/MCAL UM。 BR 切宁 Re: S32G2 Cortex-M7 Baremetal Programming 你好,Chenyin。 感谢您的回复。 从您分享的文档中,我可以看到示例应用程序在 MCAL 上运行,我可以用它来运行我的 Baremetal 应用程序,但我担心它会带来性能开销。 有没有办法在不涉及任何高级抽象层的情况下直接在硬件(真正的裸机)上工作? 我目前使用的是S32G274AEVB。 谢谢! BR Arun Re: S32G2 Cortex-M7 Baremetal Programming 你好,@arun_belamge 谢谢您的帖子。 支持在 S32G2 上运行不带 RTOS 的应用程序。 在拿着恩智浦的参考板后,我建议先引用以下文档。 https://www.nxp.com/webapp/Download?colCode=S32G-VNP-RDB2-SW-UG BR 切宁
記事全体を表示
ADC 引脚上的偏置电压 我正在使用 S32K312 作为一个项目的主 MCU。它使用一个电机驱动器集成电路来驱动五个有刷直流电机,并通过 ADC 对电机的位置反馈(0-5 V)进行采样。电机具有机械末端止动器,相应的反馈电压在 0.29-4.3 V 之间。V 范围。ADC 采样阶段的部分原理图如下:Net_ModFB 连接到电机的电压反馈节点,MCU_AD_ModFB 连接到 MCU 的 ADC 引脚。 我想检测反馈线路上的开路故障,因此需要选择一个合适的开路检测阈值。我观察到以下情况:如果反馈节点在 MCU 上电前已经打开,那么上电后 Net_ModFB 或 MCU_AD_ModFB 上的可测量电压为 40-50 mV;如果反馈线在 MCU 上电后断开,那么 Net_ModFB 或 MCU_AD_ModFB 上的可测量电压为 130-150 mV。是什么导致了这种偏置电压? Re: Bias Voltage on the ADC Pin 你好@cupofc0t、 ADC 引脚为高阻抗,很容易受到任何电荷的影响: 在 MCU 上电后,内部电路可能会稍微拉动浮空输入上的电压。 如果上电后断开反馈线,先前状态的残余电荷可能会保留下来,并通过 ADC 输入阻抗缓慢放电。 如果 Net_ModFB 靠近其他活动信号,可能会产生小电压。 ADC 采样效应应由 C69 消除。 不过,您也可以选择一个 200 mV 左右的阈值,低于该值时,输入被视为开路。 顺祝商祺! 帕维尔
記事全体を表示
请求提供 MIMXRT1176 EVKB 的内存图 你好 我目前正在使用 MIMXRT1176 EVKB 板开发一个项目,想获得该设备的详细内存映射。 请提供以下方面的文件或指导: 完整的内存布局(ITCM、DTCM、OCRAM、外置闪存、同步动态随机存取存储器(SDRAM) 等) 每个内存区域的地址范围 CM7 和 CM4 内核之间内存映射的任何差异 掌握这些信息将有助于我在 MCUXpresso IDE 中正确配置链接器文件和内存部分。 提前感谢您的支持! 致以最崇高的敬意, Meet Bhatt Re: Request for Memory Map of MIMXRT1176 EVKB 你好@meetbhatt2113、 非常感谢您关注我们的产品并使用我们的社区。 我想为你的问题推荐一些有用的应用笔记,请仔细查看。 1:https://www.nxp.com.cn/docs/en/application-note/AN12077.pdf 2:https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN13264.pdf 这些描述了 CM7 和 CM4 内核可访问的共享内存。 3: 您还可以参考 IMXRT1170RM 和 IMXRT1170 数据表。 希望它能帮到你。 如果您还有疑问,请告诉我。 敬上 MayLiu
記事全体を表示
S32R47 IPCF v0.8.0 - UM API 规范与 Linux API 不同 亲爱的 AP 支持专家 在尝试使用 S32R47 IPCF v0.8.0 版本的 UM 用于: 通过 LLM(恩智浦的 Copilot)生成代码,用于 一个 S32R47/A53/Linux 用户空间应用程序 在轮询模式下 我遇到了 UM 中描述的 API 与 ipc-shm 模块中可用的 API 之间的差异: ipc_shm_is_channel_not_empty, ipc_shm_get_message_from_channel& ipc_shm_get_channel_type(GET_DATA_API)[第 7.32、7.33 节& 7.34,第 44 页]在 Linux 中不存在(参见:https://github.com/nxp-auto-linux/ipc-shm/blob/SW32R47_IPCF_0.8.0/ipc-shm.h#L162、 & c.f. 其他内核可用的 API : https://bitbucket.sw.nxp.com/projects/IPCF/repos/ipcf/browse/src/common/ipc-shm.h?at=refs%2Ftags% 2FSW32R47_IPCF_0.8.0#293) UM Sektion 7 API 中列出的错误代码在 Linux 上根本不存在。而不是使用 errno。 必须在 UM 中说明这两种分歧 我看到我们的内部存储库 1. 中的开发已经解决了这个问题(即GET_DATA_API将成为未来版本的一部分,从而消除了未来版本中的差异)。 对于 2:这种分歧是否经过深思熟虑?如果是,则必须在 UM 中提及。如果不行,也许可以放弃在 Linux 上使用 errno,以便在所有内核上使用完全相同的 api,尽管在 Linux 上使用 errno 更符合规范。另外,也可以尝试将所有非 Linux 系统使用的错误代码与 errno 统一起来,但这感觉很危险。 致以最崇高的敬意, Leonard Hübner IPCF Re: S32R47 IPCF v0.8.0 - UM API Spec diverges from Linux API 你好@leonard-huebner、 以下是有关您的询问的一些说明: 1.这将在 2026 年 3 月的下一个版本中推出。 2。未来版本的新用户手册将单独列出 RTOS 和 Linux 类型的章节。    因此,从下一个版本开始,这些问题将得到解决。 祝您愉快, Marius
記事全体を表示
在 LS1088A 上禁用 DDR 时 eMMC 闪存编程器出现故障-自定义板 大家好 我正试图用 cwflash.py 对 eMMC 进行编程,但即使命令(如 fl_dump)已完成,我还是面临初始化失败的问题。 1。我在做什么: 我想转储第一个扇区(512 字节),所以我运行: 奇怪的是: - 我的 eMMC 容量为 7.3GB,但信息仅为 3.6 - 转储说完成,但立即出现"init error(初始错误)。" 2.我做出的改变 由于我的 DDR 无法初始化(DDR:等待 D_INIT 时超时),我按照官方文档进行了操作 ——注释掉了 DDR 初始调用——在 Config_Flash_Device () 中设置 sw_address = 0x18000000 (OCRAM) ——重装板和闪存编程器。 除了 init_ddr() 之外,我还需要禁用其他程序吗?请告诉我 提前谢谢! 顺祝商祺! Re: eMMC flash programmer fails when DDR disabled on LS1088A - Custom Board 鉴于 eSDHC 编程算法的复杂性和规模,早先的尝试并未成功。 关于 DDR 问题,您通过 DDR 验证了吗? 谢谢!
記事全体を表示
通过 Wifi SDK 收发原始数据包 亲爱的读者   我正在开发恩智浦 RW612 SoC,并尝试使用恩智浦 无线 驱动程序在两台设备之间发送和接收原始 无线 数据包 ,无需任何握 手。 你知道我如何才能实现它吗? 以下函数尚未实现,只有其 签名在 Wifi.h 文件中: int wifi_raw_packet_send(发送t_u8 *packet, t_u32 length); int wifi_raw_packet_recv(t_u8 **data, t_u32 *pkt_type); 我需要将接收机设置为监视模式并在发射器中使用以下功能吗? intwifi_inject_frame(常量 枚举wlan_bss_type bss_type、 常数uint8_t *buff、 常量size_t len) Re: Transmit and receive Raw packet through Wifi SDK 我测试了 wifi_test_mode 示例,我注意到它只发送具有固定有效载荷模式的 802.11 帧。 就我而言,我需要发送和接收带有自定义有效载荷的原始 802.11 帧。 我可以为此使用以下函数吗? int wifi_inject_frame(const enum wlan_bss_type bss_type, const uint8_t *buff, const size_t len); 如果是,我如何在接收端接收数据包? 提前感谢您的支持。 顺祝商祺! Re: Transmit and receive Raw packet through Wifi SDK 您好, wifi_test_mode 应用程序演示了 CLI 对各种射频和合规性测试的支持。 更多详情请参见第4.9.1.7节 "传输标准 802.11 数据包(UM11799)"。 此致, 丹尼尔 Re: Transmit and receive Raw packet through Wifi SDK 欲了解更多信息。我实际上需要通过 80.11 MAC 层发送和接收数据。 Re: Transmit and receive Raw packet through Wifi SDK 亲爱的丹尼尔 感谢您的回复。 我查看了 wifi_test_mode SDK 示例。不过,此示例仍然创建了 STA 和 uAP。我实际需要的是在不握手的情况下收发数据。你知道我怎样才能做到这一点吗? 另外,我在使用监测模式方面做出了巨大努力,但我一直无法成功启动它。你能提供监测模式的示例代码吗? 提前感谢您的支持。 致以最诚挚的问候, Mohsen Re: Transmit and receive Raw packet through Wifi SDK 您好, 要发送原始 Wi-Fi 数据包,可以试试 wifi_test_mode SDK 示例。 此致, 丹尼尔
記事全体を表示
MDIORead が RMII インターフェースで常に 0xFFFF を返す こんにちは。私は s32k148 と Microchip LAN8720A phy ドーターボードを使って通信できるように取り組んでいます。私は、PHY からの信号を J16 コネクタにルーティングするための嵌合 PCB を設計しました。電源投入時に PHY を適切に初期化することができ、Windows コンピューターに接続するとオレンジと緑の LED が表示され、PC 側では Wireshark のアクティビティも確認できます。次のステップは、ボードの MAC インターフェースを PHY と通信させることですが、ここで問題が発生します。tja1101 の例をできるだけ忠実にコピーするようにコードを設定しましたが、実行しようとするたびに、メイン関数命令の PHY_SHARED_ReadBasicStatus() 内の ENET_DRV_MDIORead() が 0xFFFF を返します。 私が二重チェックした項目のリストは次のとおりです。 - 50MHz クロックは仕様範囲内であり、PHY の CLKIN ピンと J16 の PTD11 の両方にあります。 - 内部モジュール クロックと MII_SPEED ビットによって指定される MDC 周波数は 2.4MHz です (内部モジュール クロック = 48MHz、MII_SPEED ビット = 9)。 - データシートによれば、物理アドレスは0です(RXER/PHYADD0は内部でローにプルダウンされています) 初期化コードと PHY のデータシートが適切であることを確認できるように、プロジェクト全体をこの投稿に添付しました。 また、オシロスコープを使用して MDIO および MDC ラインのアクティビティを測定しましたが、それが適切な形式であったかどうかはわかりません。 よろしくお願いします! Re: MDIORead always returning 0xFFFF on RMII interface こんにちは@christopherlajoie 、 休暇に関してお知らせいただきありがとうございます。そうすれば、詳細な回答を準備するのに十分な時間が得られます。 最新情報と詳細な観察に感謝します。 MDIO および MDC 信号のレベル シフターに関しては、ボード上の U14 (MDIO) と U22 (MDC) (黄色のもの) の位置については添付の画像を参照してください。オシロスコープを使用して動作を調べ、信号の整合性を検証CAN。ボードが新品であれば、製造上の欠陥がない限り、損傷の可能性は低いことに同意します。 セットアップ時間に関するご質問ですが、SMI インターフェースでは、MDIO は MDC の次の立ち上がりエッジでサンプリングされます。つまり、セットアップ時間要件は、必ずしもキャプチャに表示される現在のエッジの前ではなく、そのエッジの前に有効になっているデータに適用されます。SO、セットアップ時間の要件は簡単に満たされます。 動作を検証するために、次の設定を使用して S32K148EVB-Q176 ボードで lwip_s32k148 の例を実行しました。 ソフトウェア: S32 Design Studio v3.5 SDK: s32sdk_s32k1xx_rtm_401 ハードウェア: TJA1103-SDBRドーターボード(rev-RMIIモード) PHYアドレス: 0x02 MDIOラインにプルアップ抵抗がない PHY ドライバーを追加し、PHY エントリを定義しました。 LED を点滅させ、PHY_Read() を使用して 2 つの PHY レジスタを定期的に読み取る FreeRTOS タスクが作成されました。MSCR 設定をデフォルトのままにしておくと、次のようになります。 MDC周波数: ~2.39 MHz ホールド時間: 20 ns (MSCR.HOLDTIME = 0x0) ホールド時間: 170 ns (MSCR.HOLDTIME = 0x7 - デバッガによって設定) PHY をリセットしようとしましたが、不要であることが判明したSO、関連コードをコメント アウトしました。 抵抗器 R46 (MDIO) と R38 (MDC) で信号が観測されました。以下は、完全な第 22 条の読み取りトランザクションの波形キャプチャです。 ターゲットPHY: 0x02 読み取りレジスタ: 0x03 TJA1103 によって返されたデータ: 0xB013 (カーソル間) 比較のために、オシロスコープで第 22 条の完全なトランザクションをキャプチャしてみてください。波形は、マネジメントデータ入出力 - Wikipediaに記載されているタイミング図に似ているはずです。 コード全体を確認することはできませんが、とにかく共有していただきありがとうございます。ただし、PHY_Read (および他の PHY 関数) の最初のパラメーターは PHY アドレスではなく、PHY エントリのインデックスであるSO、0 または PHY_INSTANCE_0 になる必要があることに注意してください。PHY アドレスは、PHY エントリ自体内に設定する必要があります。 よろしくお願いいたします。 パベル Re: MDIORead always returning 0xFFFF on RMII interface LAN8720A にあった 1.5k オームの抵抗の代わりに 10k オームの抵抗をはんだ付けしましたが、これが強すぎるようで、3.3V ライン全体が 1.5V 程度まで引き下げられています。信号全体が途切れてしまう、SOこれは解決策にはなりません。Digi-Key の注文を受け取ったら、1.5k から 10k までの他の値を試してみます。来週は休暇を取る予定です。SOこれ以上のデバッグ作業は行えないことをご了承ください。8月4日月曜日(EST時間)に戻ります Re: MDIORead always returning 0xFFFF on RMII interface こんにちは、パベルさん。詳しい回答をありがとうございます。3.3V ラインへのプルアップ抵抗を増やして、信号が改善されるかどうか確認してみます。 TXB0104 双方向レベル シフターに関しては、どのようにテストすればよいのか、ボード自体のどこにあるのかもわかりません。それを実行する方法について教えていただけますか?また、ボードはかなり新しいSO、欠陥がない限り、壊れている可能性は非常に低いと思います。 セットアップ時間に関する質問について、何かご意見はありますか?私の写真に示されているように、MDC の立ち上がりエッジの少なくとも 10 ns 前に MDIO 信号がトリガーされないのは非常に奇妙だと思います。ホールドタイム パラメータを 1 サイクルに設定しました。これは、私のCASE、48 MHz で約 20 ns に相当します。データシートには、セットアップ時間は少なくとも 10 ns である必要があることが明記されています。PHY への読み取り操作と書き込み操作の両方をテストしましたが、どちらもセットアップ時間は表示されません。 サポートありがとうございました! Re: MDIORead always returning 0xFFFF on RMII interface こんにちは@christopherlajoie 、 詳細なフォローアップと測定に感謝します。回答と提案は以下をご覧ください。 MDIO ラインの急激なスパイクは確かに異常です。プルアップ抵抗を10kΩ以上に増やしてみてください。1.5 kΩ のプルアップは厳密には必要ではなく、このCASEは強すぎる可能性があります。 S32K148-Q176 ボードは、MCU と PHY の間に TXB0104 双方向レベル シフタを使用します。これらは信号の形状とタイミングにCAN影響を与える可能性があります。PTB4 で観察されるリンギングや歪みの原因となっている可能性があるため、正しく動作していることを確認してください。 ドライブ強度について: これを High に設定すると、より強力な出力ドライバ (より多くのトランジスタ) が有効になり、立ち上がり/立ち下がり時間が改善され、電流能力が向上します。これは、特に長いトレースや容量性負荷の場合に、信号の整合性を高めるのにCAN。違いは S32K1 のデータシートに記載されています。 MDC 周波数を調整するということは、プルアップ抵抗、トレース長、寄生静電容量など、MDIO ラインの電気的特性に合わせて調整することを意味します。MDC は技術的には最大 2.5 MHz までCANますが、それを下げると (たとえば、500 kHz または 250 kHz に)、限界信号条件を安定させることができます。ただし、すでにこれを試しても改善が見られない場合、問題は他の場所にある可能性があります。 MDC は MSCR レジスタを介して ENET モジュール クロックから派生されるという事実を除けば、コア クロックと MDC クロックの間に厳密な依存関係はありません。MDC が仕様内である限り、コア クロックは MDIO タイミングに直接影響しません。 よろしくお願いいたします。 パベル Re: MDIORead always returning 0xFFFF on RMII interface また、LAN8720A のデータシートの表 5-12 には、MDC の立ち上がりエッジを基準としたデータ入力の MDIO 信号セットアップ時間は少なくとも 10 ns である必要があると記載されています。ただし、電源が入っていないボードで PHY を外して信号を測定したところ、セットアップ時間はまったくないようです。設定し忘れたパラメータでしょうか?ホールド時間は設定しましたが、セットアップ時間は設定しませんでした。下の写真をご覧ください Re: MDIORead always returning 0xFFFF on RMII interface また、3.3V 間と GND 間の MDIO ラインの抵抗も測定しました。PHY のみで測定した場合 (NXP ボードに接続されていない)、3.3V に対して 1.5k オーム、GND に対して 120k オームが得られます。ただし、ボードに接続した状態で測定すると (電源が入っていない状態で)、3.3V に対して 1.5k オームになりますが、GND に対しては 2.9k オームになります。PTB4 は電源が入っていないときにシンクする可能性があると思いますが、それはボードに接続されていないときは MDIO ラインが正常であることも意味します。 Re: MDIORead always returning 0xFFFF on RMII interface 私が間違っていたようです。PCB を接続せずに (PHY なしで) MDIO ライン上の信号を測定しただけなので、MCU の読み取り要求に何も応答せず、信号は実際にはクリーンに見えます。また、全体的な形式は同じで信号が不良であり、これは MDIO ライン上の MCU との物理的な相互作用により、MCU の信号が何らかの形で破損していることを意味します。下の画像をご覧ください Re: MDIORead always returning 0xFFFF on RMII interface また、問題が PCB にないことを確認するために、R46 抵抗器で MDIO 信号を測定しましたが、抵抗器に十分近い GND スポットが見つからなかったため、多少のノイズはありましたが、まったく同じ信号が得られました。下の写真をご覧ください Re: MDIORead always returning 0xFFFF on RMII interface こんにちは、パベルさん。 それは知っておいてよかったです!内部で自動的に制御されているはずだと考えましたが、確かめたかったのです。しかし、それでは私の問題は解決されないのではないかと心配しています。前に述べたように、MDC のクロック サイクル間の高ロジックと低ロジックの間の急速なスパイクにより、MDIO ラインは本来あるべき姿ではなくなります。PTB4 のラインおよび動作にはまだ問題があります。 ご提案のとおり、MDC 速度を 1 MHz から 500KHz、さらに 250KHz まで下げてみましたが、動作は同じでした。いつもあの鋭いスパイクです。MDC クロックは、PHY の基本レジスタ 1 から取得する読み取り値に影響しているようですが、これは MDIO ラインの問題によるものだと思います。通常のCASE、MDC 速度は 2.5MHz 未満であれば何も影響しないはずです。コア クロックと MDC クロックの間には、従うべき何らかの関係があるのでしょうか? PTB4のプルアップ機能の設定も試してみました。プルアップとプルダウンの両方を試しましたが、成功しませんでした。高いドライブ強度と低いドライブ強度の違いは何か知りたいです。 最後に、「MDC 周波数を調整する」とはどういう意味かわかりませんが、私の理解では、2.5 MHz 未満であればマターないはずです。このラインは通信のために MAC と PHY の間で共有される唯一のラインなので、PTB4 と組み合わせるとラインの電気的動作に何か問題があるのではないかと思います。他に何をテストすればよいかというアイデアや、S32k148EVB-Q176 で実行されて成功した同様のプロジェクトの他の例はありますか? 継続的なサポートに感謝します。とても感謝しています! Re: MDIORead always returning 0xFFFF on RMII interface こんにちは@christopherlajoie 、 MDIO ピン (PTB4) は ENET ペリフェラルによって制御され、Clause-22 操作中に方向 (TX/RX) とオープン ドレイン動作を自動的に管理します。ピンを手動でオープンドレインとして設定する必要はありません。 MDC 周波数を 1 MHz に下げたのは良い動きでした。安定性と可視性を向上させるには、さらに低い周波数 (たとえば、500 kHz) に設定してみるとよいでしょう。PHY には MDC 最大クロックの制限はありません。 MDC のエッジ間の最小時間は 160 ns です。エッジ間の最大時間はありません。最小サイクル時間 (2 つの連続する立ち上がりエッジまたは 2 つの連続する立ち下がりエッジ間の時間) は 400 ns です。これらの適度なタイミング要件により、このインターフェースはマイクロコントローラの I/O ポートによって簡単に駆動できます。 ドライブ強度を「高」に設定すると、適切な調整になりました。 実際の状況に合わせて MDC 周波数を調整するだけです。 よろしくお願いいたします。 パベル Re: MDIORead always returning 0xFFFF on RMII interface こんにちは、PaveILさん ご意見ありがとうございます。アンダーサンプリングについてはおっしゃる通りで、確かに信号を正しく読み取っていませんでした。きちんとサンプリングしてみた結果は次のとおりです。 - すべての PHY_read() トランザクションで、信号の MDIO バス部分への MAC 書き込みが乱れているように見えますが、バスへの PHY 書き込みはクリーンに見えます。 - リンクした画像から判断すると、MAC はラインを適切にローに引き下げて論理 0 を送信することができず、書き込み期間全体にわたって 0V と 3.3V の間で非常に急激なスパイクが発生するようです。 - 私が見た限りでは、書き込みのタイミングは問題ないようです。 調べてみたところ、J16 コネクタの MDIO/PTB4 ピンに問題があるのではないかと思いました。下記のように適切に設定しましたが、オープンドレインコレクターとして動作していないようです。何か設定が足りないのでしょうか? 設定を変更して、MDC 周波数を 1 MHz に設定しました。そのため、画像では 1 MHz と表示されています。また、ホールド時間は 48MHz で 3 モジュール クロック サイクルに設定されています。 よろしくお願いします! Re: MDIORead always returning 0xFFFF on RMII interface 物理識別子1レジスタから物理ID番号を正常に読み取ることができたので、このCASE 0が正しいアドレスであると考えています。 Re: MDIORead always returning 0xFFFF on RMII interface CASE、他の PHY アドレスをスキャンしてみましたか?ストラップが適切に機能せず、PHY が予想とは異なるアドレスで起動するCASEがありました。 Re: MDIORead always returning 0xFFFF on RMII interface こんにちは@christopherlajoie 、 提供されているすべての利用可能な構成ファイル、初期化コード、およびオシロスコープのキャプチャを確認しました。MDC 信号は正しく構成され、2.4 MHz で動作するようになりました。MDIO ラインには適切な 1.5 kΩ の外部プルアップ抵抗があり、ENET ペリフェラルは正しく初期化されています。これを踏まえると、残る問題は機能障害ではなく信号観測に関連していると思われます。 更新してすべてのデータを共有していただきありがとうございます。あなたの説明とオシロスコープのキャプチャに基づくと、あなたが観察しているMDIO信号の不安定性は、おそらく以下の原因によるものです。 アンダーサンプリング。 各 MDIO トランザクション (Clause-22 読み取り) は 64 ビットで構成され、クロック速度は約 2.4 MHz → 合計所要時間は約 27 µs です。 タイムベースが 500 µs/div の場合、オシロスコープはトランザクションごとに数個のサンプルしかキャプチャできません。 その結果、放電/充電曲線や「V 字型」の低下に似た歪んだ波形や部分的な波形が発生するCANがあります。 PHY 読み取りによって有効なデータが返され、MDC 信号が正しいことが確認されたため、MDIO ラインは正常に機能していると考えられます。 推奨される次のステップ: オシロスコープを1~5µs/divに設定します。 MDC の立ち上がりエッジでトリガーします。 既知の PHY_Read() 中にシングルショット モードでキャプチャします。 これにより、完全な MDIO トランザクションを観察し、信号の整合性を確認することができます。 よろしくお願いいたします。 パベル Re: MDIORead always returning 0xFFFF on RMII interface また、MDIOのV字型信号がMDCの立ち下がりエッジとタイミングが合わず、1.5V~2Vまでしか下がらないこともあります。 Re: MDIORead always returning 0xFFFF on RMII interface 両方の信号が一緒に写っている写真がこちらです Re: MDIORead always returning 0xFFFF on RMII interface 状況を更新したところ、MDC の正しいピンを多重化していなかったことが判明しました。変更後、MDC 信号は 2MHz で完璧です。ただし、MDIO の安定性にはまだ問題があります。Mac は PHY から読み取ることができますが、リンクの安定性はひどいです。オシロスコープから読み取った MDIO の画像をいくつか添付しました。私は、MII_RMII_MDIO であるピン PTB4 は、MAC と phy の両方が書き込めるようにするためにはオープン ドレインである必要があることを理解しました。ただし、ピン多重化メニュー内にそのオプションは表示されず、入力/出力ピンとしてロックされています。何らかの理由で、PHY と MAC が争っているような印象を受けます。また、写真上の 3.3V 付近の信号は、放電/充電曲線のように見えます。
記事全体を表示
NFCコックピット用SPIアダプター こんにちは、 PN5180 および他のリーダー用のディスカバリー ボードを発見しました。このボードには USB<->SPI アダプターが搭載されているようで、NfcCockpit はこれを使用して PN5180 などのデバイスと通信できます。 私の質問は、同じことを実現する Arduino ベースのファームウェアはありますか? esp32 または rp2040 をベースにしたボードをたくさん持っていますが、提供されているファームウェアではサポートされていないようです... Re: SPI Adapter for the NFC Cockpit こんにちは。ご提案ありがとうございます! 最終的に、独自のソリューションを設計しました: https://github.com/dakhnod/NFCCockpitSPIAdapter 再度、感謝します! Re: SPI Adapter for the NFC Cockpit こんにちは@dakhnod 1. 私の質問は、同じことを実現する Arduino ベースのファームウェアはありますか? いいえ、Arduino ベースのファームウェアはありません。 2. esp32 または rp2040 をベースにしたボードをたくさん持っていますが、提供されているファームウェアではサポートされていないようです... NFC COCKPIT VCOMをtesp32またはrp2040に移植できます。ソースコードはNFC Cockpit | NXP Semiconductorsからダウンロードできます。
記事全体を表示
LPC54102 外部时钟输入最大频率 你好 我参考了 LPC5410x 的用户手册和数据表,注意到了以下几点: 摘自(用户手册)UM10850: 在时钟发生方面,外部时钟输入最高可达 24 MHz。 摘自产品数据表: 它指出,外部时钟输入的时钟频率最高可达 25 MHz。 请问哪种说法是正确的? 此致, 肯尼斯 LPC54xxx Re: LPC54102 Max Freq of External clock input 你好@kennethkong852 感谢您的报告。 这是时钟配置工具中的一个错误。出现这个问题是因为新版 DS 将频率从 24M 改为 25M。在旧版 DS 中,仍为 24MHZ。 我会立即向配置工具开发团队报告这个错误。 目前,如果您需要使用 25MHZ,请通过代码进行配置。 对于给您带来的不便,我深表歉意。   BR 爱丽丝 Re: LPC54102 Max Freq of External clock input 嗨,爱丽丝、 感谢您的答复和提供的信息! 当我使用时钟配置工具(从 SDK Builder 访问)时,我注意到配置器不允许我输入 25 MHz 的 CLKIN 输入。 它的频率限制在 24 兆赫。 请参阅随附的照片以供参考。 CLKIN valuesCLKIN 值 BR、 肯尼斯 Re: LPC54102 Max Freq of External clock input 你好@kennethkong852 数据表是正确的。 高达25 MHz的外部时钟输入时钟频率。 我将把 UM 问题上报给 DOC 小组。 感谢您的分享。 BR 爱丽丝
記事全体を表示
[SDK 2.6.11无线元器件]-BLE 控制器库在 MCU KW38 中引发了硬故障 您好, 我正在开发一个在 MCU KW38 上运行的 BLE 应用程序。该应用程序非常简单,它扫描 BLE 广告,如果数据符合特定模式,就通过 CAN 发送。我使用 nrfConnect 来模拟被跟踪的 BLE 设备。 该应用程序依赖 SDK_2.6.11_FRDM-KW38 中包含的 BLE 库来支持 BLE 连接。 应用程序的行为符合预期,但最终 BLE 控制器库引发了硬故障。具体来说,就是函数 ll_update_adv_report_event()。更多详情,请参阅附件中的截屏。 重现该问题所需的时间在很大程度上取决于环境中存在的 BLE 设备的密度。在家里,失败需要几分钟甚至几小时。然而,在办公室里,这只需要一分钟。 这个问题是众所周知的吗? 有什么建议可以找出/解决这个问题? 注意:我启用了所有与内存故障(stackoverflow 和 malloc 失败)相关的 FreeRTOS 挂钩,以跟踪这是否是与内存不足有关的问题,但它们都没有被触发信号。 Re: [SDK 2.6.11 wireless component] - BLE Controller library raises a hardfault in MCU KW38 Hello 为了尝试确定所述问题,我们需要确认您的应用程序基于哪个示例,以及我们在尝试复制时需要做哪些修改。 强烈建议在开始定制代码时,以恩智浦提供的示例为基础,然后根据客户要求进行修改。 你能帮我们确认一下你之前能否在开发板上测试 SDK 中的任何 BLE 示例吗? 顺祝商祺! 路易斯 Re: [SDK 2.6.11 wireless component] - BLE Controller library raises a hardfault in MCU KW38 你好,路易斯, ,感谢您的快速回复。SDK 升级是我们路线图的一部分,但我们一直在使用 SDK 2.6.11。多年,希望在有保障的情况下实现过渡。我们将按照您建议的解决方案开始工作,但与此同时,我们希望了解问题所在,以便评估如何利用当前的 SDK 解决这个问题。有什么想法/建议吗? Re: [SDK 2.6.11 wireless component] - BLE Controller library raises a hardfault in MCU KW38 你好,希望你一切都好、 我强烈建议使用最新 SDK 中的示例作为启动自定义项目代码的基础;这样可以避免 BLE 相关问题,并获得最新 SDK 版本的改进。 FRDM-KW38 的最新 SDK 版本是 2.6.15。 涉及多个设备连接的一个示例是无线 Uart 示例, 该应用程序起初充当 GAP 中心节点,它进入 GAP 有限发现程序并搜索要连接的其他无线 UART 设备;您可以切换到外围设备角色,当设备进入 GAP 常规可发现模式并等待 GAP 中央备注连接时。该应用程序需要更多的资源,只需牢记即可。 请尝试更新到最新的 SDK,并告诉我您的发现。 如果您有任何进一步的问题,请随时向我提出。 顺祝商祺! 路易斯
記事全体を表示