2186153_zh-CN

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2186153_zh-CN

2186153_zh-CN

ADC 引脚上的偏置电压

我正在使用 S32K312 作为一个项目的主 MCU。它使用一个电机驱动器集成电路来驱动五个有刷直流电机,并通过 ADC 对电机的位置反馈(0-5 V)进行采样。电机具有机械末端止动器,相应的反馈电压在 0.29-4.3 V 之间。V 范围。ADC 采样阶段的部分原理图如下:Net_ModFB 连接到电机的电压反馈节点,MCU_AD_ModFB 连接到 MCU 的 ADC 引脚。
image.png0d4d5417c3763f192820c3d45ede39e9.jpg4861e501e7c8e76fd9d41747711df3f8.jpg

我想检测反馈线路上的开路故障,因此需要选择一个合适的开路检测阈值。我观察到以下情况:如果反馈节点在 MCU 上电前已经打开,那么上电后 Net_ModFB 或 MCU_AD_ModFB 上的可测量电压为 40-50 mV;如果反馈线在 MCU 上电后断开,那么 Net_ModFB 或 MCU_AD_ModFB 上的可测量电压为 130-150 mV。是什么导致了这种偏置电压?

Re: Bias Voltage on the ADC Pin

你好@cupofc0t

ADC 引脚为高阻抗,很容易受到任何电荷的影响:

  • 在 MCU 上电后,内部电路可能会稍微拉动浮空输入上的电压。
  • 如果上电后断开反馈线,先前状态的残余电荷可能会保留下来,并通过 ADC 输入阻抗缓慢放电。
  • 如果 Net_ModFB 靠近其他活动信号,可能会产生小电压。
  • ADC 采样效应应由 C69 消除。

不过,您也可以选择一个 200 mV 左右的阈值,低于该值时,输入被视为开路。

顺祝商祺!

帕维尔

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-20-2025 10:54 PM
更新者: