Multi Source Translation Content

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Multi Source Translation Content

Discussions

Sort by:
S32G SerSes PFE SMGII 配置 亲爱的工程师们 我正在使用 S 3 2 G 3 9 9 A 并在设计中参考 R D B 3。目前,我想对 S e r d e s 进行如下配置。 Re: S32G SerSes PFE SMGII Config 你好,@liuchi 谢谢您的帖子。 1 对于这两个板,serdes1 的工作模式是什么?都是模式 3? 2. 你在使用哪个电路板支持包? BR 切宁
View full article
S32K344 引导加载程序 您好, 我打算为 S32k344 微控制器开发一个引导加载程序,该程序支持 CAN XCP。 我已经有了用于该 MCU 的 CAN 驱动程序? 问题 1.知道在哪里可以买到 XCP 堆栈吗? 2.您有带足够闪存处理程序/驱动程序的基本引导加载程序吗? Re: S32K344 Bootloader 您好, 有一个统一的引导加载程序,可以在这里下载: https://community.nxp.com/t5/S32K-Knowledge-Base/Unified-bootloader-Demo/ta-p/1423099 请注意,这只是演示软件,没有任何保证和支持。 如果需要生产代码,请查询第三方,如 Vector,他们可以提供 XCP 协议栈,因为恩智浦不提供任何协议栈: https://www.vector.com/int/en/products/products-a-z/embedded-components/flash-bootloader/ BR, Petr
View full article
i.MX8QXPMEK USBGadget CDC ACM over Type-A Type-A:支持& Yocto Nanbield (6.6.3)整合步骤 您好,NXP团队: 我们正在尝试使用 USB Type-A 转 A 型电缆启用从 i.MX8QXP C0 产品名 到 Linux 主机 PC 的 USB 设备小工具通信 。目标是为我们的工厂验证工具暴露CDC ACM /dev/ttyGS0 ↔ /dev/ttyACM0 。 请确认Yocto Nanbield与Linux 内核 6.6.3 的官方支持和推荐集成步骤。 环境 SoC /板:i.MX8QXP C0 MEK Yocto:Nanbield 内核:基于 6.6.3 LF-6.6.Y 用例:USB Gadget CDC ACM 设备模式用于与 PC 主机通话 我方看到的 UDC:5b120000.usb(有时也称为ci_hdrc.0)。出现) 电缆USB Type-A ↔ Type-A 先前状态:通过 ConfigFS 设置,我们可以枚举目标机上的/dev/ttyGS0和主机上的/dev / ttyACM0。我们希望确保我们的方法是正确的,并且对生产安全无害。 我们需要恩智浦 支持/硬件路径 对于这种情况,i.MX8QXP MEK 是否正式支持 USB 设备小工具模式? 在该平台上应使用哪个UDC(5b120000.usb 与 ci_hdrc.0)?有针对板的指导吗? 内核配置 (6.6.3) — NXP 推荐的最小设置 请确认您推荐 的最小设置(内置与模块): config_usb_gadget config_usb_libcomposite config_usb_configfs config_usb_configfs_acm CONFIG_USB_CHIPIDEA 和 CONFIG_USB_CHIPIDEA_UDC(如适用于 8QXP)。 8QXP 换成产品名,如“i.mx8-mek是……” 上需要任何 DWC3/角色切换选项吗? 此主板上的设备模式需要其他 PHY/CI_HDRC 选项吗? 器件树 在 i.mx8QXP 换成产品名,如“i.mx8-mek是……” 上对设备模式(dr_mode、角色切换、PHY、vbus-supply、pinmux)有任何 DTS 要求吗? 如果有的话,你能否分享一个经过恩智浦验证的本板小工具/CDC-ACM的参考DTS片段? Yocto 集成(Nanbield) 有没有 恩智浦提供的在 8QXP 上设置 ConfigFS 小工具 (CDC-ACM) 的配方 /示例? 你推荐了什么 systemd 订购或 udev 满足要求以确保 UDC 在启动时绑定一次无需竞赛? 电缆/接口指南 关于在设备模式下使用 Type-A ↔ Type-A 和 换成产品名,如“i.mx8-mek是……”(电气/OTG 角色注意事项)有任何官方指南吗? 如果恩智浦建议在换成产品名,如“i.mx8-mek是……”上使用不同的端口/电缆以实现稳定设备模式,请提出建议。 我们已经尝试过的方法(可行,但需要恩智浦提供的路径) 使用ConfigFS(而非传统的 g_serial)创建acm.usb0,并绑定到5b120000.usb。 在彻底清除所有以前的大容量存储设备后,我们就能可靠地进行枚举: 目标/dev/ttyGS0 主机:/dev/ttyACM0 我们希望将其锁定为恩智浦推荐的 生产安全方法。 复制(供参考) 内核配置(请求恩智浦确认应该是内置的还是模块的):   CONFIG_USB_GADGET =y CONFIG_USB_ LIBCOMPOSITE =y CONFIG_USB_CONFIGFS =y CONFIG_USB_CONFIGFS_ACM =y CONFIG_USB_CHIP IDEA =y CONFIG_USB_CHIPIDEA_UDC =y # + i.mx8QXP MEK 所需的 PHY/ci_HDRC 选项   配置FS 设置(摘要):   modprobe libcomposite mount -t configfs none /sys/kernel/configmkdir-p /sys/kernel/config/usb_gadget/acm_gcd/sys/kernel/config/usb_gadget/acm_gecho0x1d6b> idVendor# 占位符;request NXP's recommended IDs echo0x0104> idProduct# placeholder; CDC-ACM mkdir-p strings/0x409echo "TVS-IMX8QXP" > strings/0x409/manufacturerecho "ACMGadget" > strings/0x409/productecho "0123456789" > strings/0x409/serialnumbermkdir-p configs/c.1/strings/0x409echo "CDC ACM" > configs/c.1/strings/0x409/configurationmkdir-pfunctions/acm.usb0ln-sfunctions/acm.usb0 configs/c.1/# 为 8QXP 换成产品名,如“i.mx8-mek是……” 选择正确的 UDC:e cho 5b120000.usb > UDC # <- 请求恩智浦确认这是 换成产品名,如“i.mx8-mek是……” 的正确选择   Yocto 服务(启动时)订购: Type=oneshot 服务用于基本文件系统启动后的小工具设置。 在绑定新小工具之前,请确保所有旧小工具均已解除绑定/删除(防止 “设备繁忙”)。 可选的:udevadm 决定避开竞争条件。 意见/未决问题 我们之前看到过 “设备或资源繁忙”,当时早期的 mass_storage 小工具没有被完全拆除。彻底清理后就解决了。 我们偶尔会在不同的启动中看到ci_hdrc.0和5b120000.usb。我们希望恩智浦确认在换成产品名,如“i.mx8-mek是……”上绑定单个正确UDC的设备模式。 通过工作设置,通信是可靠的;我们只想确保遵循恩智浦的长期维护最佳实践。 问题(浓缩) 对于我们的用例,i.MX8QXP MEK 是否完全支持 USB 小工具 (CDC-ACM) 设备模式? 在 官方上绑定哪 个 UDC 在换成产品名,如“i.mx8-mek是……” 上是正确的 ( 5b1 20000.usb 与 ci_hdrc.0)? 请确认 6.6.3 的最小内核配置集以及它们是否应该是内置的。 有 DTS 要求或 MEK 上小工具模式的参考 DTS 吗? 恩智浦是否提供任何Yocto Nanbield示例或systemd订购说明? 在设备模式下在 换成产品名,如“i.mx8-mek是……” 上使用 Type-A ↔ Type-A 有任何注意事项吗? 如果需要,很乐意分享 dmesg、lsusb-v(主机)和完整启动日志。 非常感谢--目前,这是我们工厂验证流程中的一个障碍,因此,关于受支持的 UDC、配置和DTS的指导将真正帮助我们完成生产设置。 Re: i.MX8QXPMEK USBGadget CDC ACM over Type-A Type-A:Support & Yocto Nanbield (6.6.3) Integrati 你好@Ram2 我们注意到恩智浦 FAE 团队正在处理这个问题。请参阅他们的答复。 致敬, Zhiming
View full article
iMXRT1170 提高性能 在MIMXRT1170-EVKB上,我们正在评估处理器的处理能力。 目前,我们从 freertos_hello_cm7 项目示例开始创建了一个测试应用程序。 我们的测试处理内存位于 SRAM_OC1 和 SRAM_OC2,因为我们需要多达 700KB 的内存来进行处理。 %% 我们猜测是内存出现了瓶颈。 我们已经验证了高速缓存是否正常工作,因为禁用高速缓存后,处理时间缩短了 x10。 有没有人提供一些提示,说明需要验证哪些事项,或者需要以不同于 freeRTOS 基本示例的方式进行配置,以改进结果? > Re: iMXRT1170 improve performances 遗憾的是,无法在 RT1170 上将这两个区域几乎连成一体。 BR, Omar Re: iMXRT1170 improve performances 在对该文件和其他文件进行分析后,我们进行了一些测量。 首先,我们做了一个进行大量内存访问的示例处理。 使用内存160kB 如果放在 DTC 中,我们得到的处理时间比放在 OCRAM 中要长 50% 。 如果我们使用 200KB 的内存来处理一部分数据,那么将内存放置在 DTC 中的处理时间比 OCRAM 长 80% 。 结果还是没有达到预期效果,因此我们仍在对配置进行深入研究。 有一个新问题:DTC 内存位于 0x20000000,而 OCRAM 位于 0x20200000。有没有办法让它们实际上是毗连的,这样我们就可以在同一个虚拟空间中分配所有内存,而且一部分内存将位于快速内存库中,另一部分内存将位于慢速内存库中? Re: iMXRT1170 improve performances OCRAM 的性能明显低于 TCM,使用高速缓存后性能会有所提高,但似乎并没有明显改善。 为了提高性能,可以将 DTCM 用于存储关键数据,如果 DTCM 的空间不够,可以将其重新定位:AN12077:使用 i.MX RT FlexRAM — 应用笔记 BR, Omar
View full article
关于通过 MU 接口安装 HSE 的几个问题 你好,恩智浦 我正在尝试通过 MU 接口在我的 S32K344 开发板中安装 HSE。 在阅读了大量文档和文件后,我仍有一些问题。 1.我想在 Sram 中加入粉红色图像。我尝试使用 ld 文件直接将图像放入 sram,但似乎失败了。(使用 ld 文件将图像放入闪存即可) HSE_FLASH : ORIGIN = 0x00502000, LENGTH = 0x00030000 HSE_SRAM :ORIGIN = 0x20410000,LENGTH = 0x00030000 作为替代解决方案,现在我禁用 MPU,并使用 memcpy 将图像从闪存复制到 ram,这样就能正常工作了。 2。我使用 " power_IP_PerformReset (& power_IP_HwipsConfigpB); " 来调用功能 RESET。 当触发 " power_IP_performReset " 时,sram 中的内容会丢失,转到主函数的第一行。这似乎与文档不符、 我的用法正确吗?这是功能RESET的正常行为吗?   3.如何 通过应用程序写入和读取 DCMRWP1 和 MU Rx/tx 寄存器。我尝试在调试中使用 jlink,但读写失败。 非常感谢。 Re: Few questions about HSE installation via MU interface 必须初始化 RAM 内存: 在 POR RESET 之后以及当 RAM 内容无效时进行破坏性 RESET 后,需要进行此初始化。RAM 内容会在功能 RESET 后保留,因此在这种情况下不需要 RAM 初始化。 调试器中的"????????" 表示调试器无法读取数据。如果是内存,则是由于内存未初始化时出现了 ECC 错误。 回答你的问题 1。功能 RESET 将使 "App 核心" 回到 main.c 的第一行,但安装需要 2 次功能 RESET。我能保持 PC 指针不被 RESET 吗? -功能RESET将强制程序计数器移至入口点,而不是 main.c 的第一行。如果调试器停在 main 函数的第一行,则是由断点引起的。不可能让 PC 持续 RESET。正如我上面提到的,RAM 内容会在功能 RESET 期间保留。RAM 初始化可以是有条件的-您的启动代码在功能 RESET 后无需初始化 RAM。 2.我不知道如何通过应用程序写入和读取这些寄存器,你能教教我吗? - 这些是正常的内存映射寄存器。您可以像读写其他外设寄存器一样读写这些寄存器。HSE FW RM 中描述的 MU 安装方法甚至包含这些寄存器的地址。 问候, Lukas Re: Few questions about HSE installation via MU interface 非常感谢你的答复。 我的公司生产程序员。我们的一位客户选择使用 MU 安装,并将图像放入 SRAM。所以我正在研究,试图找到 自主开发程序员的实施计划。 Sram 中的内容被删除的原因已经找到: 在.ld文件,有一个配置 " __RAM_INIT = 0;" 这会导致每次 RESET 都会初始化 sra m。 我没有 trace32,所以用 Jlink。我试图通过调试器直接修改,但失败了。 警告:读取地址为 0x402AC2C0 的内存失败 警告:读取地址为 0x402AC2C0 的内存失败 警告:读取地址为 0x402AC66F 的内存失败   因此,我正在寻找新的方法,我的想法是通过应用程序控制 MU。 目前,我的主要困惑在于以下几点: 1。功能 RESET 将使 "App 核心" 回到 main.c 的第一行,但安装需要 2 次功能 RESET。我能保持 PC 指针不被 RESET 吗? 2.我不知道如何通过应用程序写入和读取这些寄存器,你能教教我吗? 我是第一次接触这种安装方法和集成开发环境,所以我的理解可能有一些不准确的地方。如果有任何错误,希望您能谅解和指正。 通过应用程序控制 MU 安装是否可行?   Re: Few questions about HSE installation via MU interface 你好@边浩鹏 首先,通过 MU 接口进行安装有什么特殊原因吗?这通常用于恢复目的。通过 IVT 安装是更常见的方法。 粉色图像可以留在闪存中。没必要把它移到内存中。RESET后,RAM 由启动代码初始化,变量也会被清除/初始化。这可能就是内存中不再有图像的原因。 此外,调试器在捕获 RESET 事件时通常会遇到问题,RESET 后的行为有时是不可预测的。最好在没有调试器的情况下测试此类操作。 使用劳特巴赫公司的 Trace32 调试器时,通过 MU 接口安装固件没有问题。超时时间足够长,在调试器中手动执行序列应该没有问题。 如何写入 DCMRWP1 寄存器?只能写入 24:31 位。我只需读出寄存器的内容,相应屏蔽 24:31 位,然后将该值写回。这在我这边起了作用。 此致, Lukas
View full article
编译新项目时遇到的问题 我刚刚设置了开发环境,我打算学习如何使用 S32K312 安装完IDE、ADE更新包和RTD软件包后,我创建了一个简单的项目,遇到了以下编译问题。 把新创建的项目放到另一位同事的电脑上(他的电脑和我的电脑有相同的开发环境),编译时没有任何问题。 请帮帮我,我已经重新安装了 3 次。 这是为什么? S32K312EVB-Q172 S32DS-S32PLATFORM Re: ‌Problems encountered during compilation of a new project 我把它安装到了我的电脑上,操作是一样的,但这台电脑出了问题。你提到的参考手册似乎没有提供太多有用的信息。 Re: ‌Problems encountered during compilation of a new project 我的问题还没有解决。使用 FSL 仍有问题,使用 Gnu 则太慢。 Re: ‌Problems encountered during compilation of a new project 我很高兴你解决了这个问题。 另一方面,我发现您没有按照 RTD 4.0.0 的安装流程进行安装。 更多详情,请参阅SW32K3_S32M27x_RTD_R21-11_4.0.0_D2311_ReleaseNotes.pdf。 Re: ‌Problems encountered during compilation of a new project 我还发现了一个问题,即在C/C++版本 的工具链编辑器中选择FSL Make Builder作为当前生成器时,会出现上述编译错误。不过,选择其他选项也能成功编译。这意味着什么? Re: ‌Problems encountered during compilation of a new project 感谢您关注我们的产品并为我们的社区做出贡献。 请分享你的 " 安装详情 " 的屏幕截图,你可以在 " 帮助 " 税务摊销收益中找到。
View full article
数字输入/ADC/PWM 输入完整性检查 我正在使用 MPC5746C 微控制器进行功能安全关键型 ECU 设计,我需要确保我的 ASILB ECU 的功能安全相关输入(数字输入、ADC、PWM)的完整性。 根据 MPC5746C 功能安全手册(修订版 2),第 5.2.31 节 (SIUL2) 和假设 [SM_232]、[SM_233] 和 [SM_237],建议使用冗余 I/O 模块或复制传感器来实现所需的功能安全完整性。 不过,由于当前系统的硬件限制,我只能使用单个硬件输入,没有冗余引脚或重复的传感器。因此,我无法实现硬件级冗余。 我想请您就以下方面提供指导 推荐或支持哪些软件或 MCU 级别的机制(例如诊断、自检或可信性检查)来确保此类非冗余配置中输入数据完整性? 在 SIUL2、ADC 或其他模块中,是否有寄存器、内部交叉检查或外设功能可用于在运行时检测故障(卡住、VDD/GND 短路等)? 恩智浦是否为单通道输入完整性监控提供任何参考实现或示例,以替代硬件冗余? Re: Inputs integrity check for Digital Input/ ADC/PWM 你好 在内部将单个 ADC 输入连接到不同的 ADC 通道并验证两个通道的输出如何?- 这种说法是否成立? 这样就可以排除内部 ADC 模块的故障。但也可以通过每隔一段时间进行 ADC 测试测量来消除这种情况,以确保 ADC 正确转换引脚信号。 有些 UC 还为此进行了 ADC 硬件自检。但这次不是。 如果引脚上存在电磁兼容干扰(感应),那么这种电磁兼容干扰也会从引脚传播到所有路由 ADC 通道。 换句话说,如果您在引脚上测量到不正确的电压(由于感应),您只能通过两个不相邻的输入引脚进行双重感应来消除这种情况。 我在这里看不到任何解决方法。 也许如果你知道要测量的预期电压范围,那么你可以编写一个比较+测试算法,使其至少在预期范围内,如果不是,你将进入安全状态(RESET/重新测量等...)。但这并不能捕捉边角情况。 请说明如何对数字输入和PWM 输入实施类似的完整性检查或故障检测机制? 以下是一些一般提示: 1.数字输入 - 完整性监测技术 卡死故障检测 上拉/下拉电阻器切换: 将输入引脚配置为内部上拉,然后切换为下拉。 如果输入值没有相应变化,则可能是卡住或短路。 输入激励(如有可能) 如果输入端连接到可控外部信号(如通过 MCU 输出或测试模式),则切换信号并验证输入响应。 可信度检查 时间行为:确保输入在预期时间间隔内切换。 与系统状态交叉检查:例如,如果预期某个开关在某个操作过程中处于关闭状态,则标记意外接通状态。 2.PWM 输入 - 完整性监测技术 捕获和测量占空比 在输入捕获模式下使用 emiOS 可以: 测量频率、占空比和脉冲宽度。 与预期范围或模式进行比较。 可信度检查 范围检查:确保占空比和频率在有效范围内。 变化率:检测突然跳变或冻结的信号。 超时检测:如果在时间窗口内未检测到边沿,则标记为故障。 与 ADC 或系统状态交叉检查 如果 PWM 输入控制物理致动器(例如风扇),则将测得的 PWM 与 ADC 反馈(例如 RPM 传感器)进行比较。 据我了解,在每次破坏性RESET期间,STCU 已经验证了外设的完整性,而 ADC的输入完整性只能通过冗余输入通道得到充分保证。请确认这一解释是否正确。 是,如果选择并启用了 ADC 的 STCU BIST。除了冗余测量之外,我看不到其他确保测量信号正确的方法。由于电磁兼容性通常不会影响所有引脚。这只是邻居针脚的感应。 顺祝商祺! Peter Re: Inputs integrity check for Digital Input/ ADC/PWM 正如您所提到的,在同一 ADC 通道上执行多次读取(突发采样)可以提高诊断覆盖率,但无法检测到所有类型的故障。因此,这种方法并不能完全有效地确保电磁兼容性条件下的输入完整性。 在内部将单个 ADC 输入连接到不同的 ADC 通道并验证两个通道的输出如何?- 这种说法是否成立? 请说明如何对数字输入和PWM 输入实施类似的完整性检查或故障检测机制? 据我了解,在每次破坏性RESET期间,STCU 已经验证了外设的完整性,而 ADC的输入完整性只能通过冗余输入通道得到充分保证。请确认这一解释是否正确。 Re: Inputs integrity check for Digital Input/ ADC/PWM 你好 推荐或支持哪些软件或 MCU 级别的机制(例如诊断、自检或可信性检查)来确保此类非冗余配置中输入数据完整性? 好吧,你很难用软件对策取代硬件层面的冗余读取。我不清楚 ASIL-B 标准中关于 ADC 读冗余的具体要求,但您可以在同一通道上进行多次读取(如突发),然后查看所有数据是否都在所需的阈值范围内。 但是,如果输入受到电磁兼容性的干扰,这就没有什么用了。 因此,需要对引脚分布的 2 个通道进行物理读取。 在 SIUL2、ADC 或其他模块中,是否有寄存器、内部交叉检查或外设功能可用于在运行时检测故障(卡住、VDD/GND 短路等)? 我不用担心外设的完整性,因为它在每次破坏性 RESET 时都会由 STCU2 逻辑 BIST 进行测试。该设备没有像 ASIL-D 设备那样的版本 ADC 自检功能。 恩智浦是否为单通道输入完整性监控提供任何参考实现或示例,以替代硬件冗余? 不,我们通过多种渠道为 HW 提供支持。而且我看不出任何软件示例将如何帮助消除模拟引脚上的电磁干扰。 我认为 ASIL-B 要求的目的是消除 EMC 导致的通道错误读取,因此您需要对遍布 uC 的引脚进行冗余读取。 顺祝商祺! Peter
View full article
在裸机 S32G-VNP-RDB3 中调试程序 你好 如https://community.nxp.com/t5/S32G/Using-S32K399A-A53-primary-core-in-bare-metal/m-p/2194502#M15372所述、 我正在使用 S32G399A 的 RDB 和一些定制应用程序评估其性能。虽然我设法直接通过 U-启动 运行一些小函数,但是当我尝试安装一个更大的应用程序时,处理器开始崩溃——尽管如此,它仍然只有大约 300KB 的代码和数据,而且它使用的堆栈肯定不到 4KB。 我可以在基于 PowerPC 的 T1040D4-RDB 中使用的 U-启动 上运行相同的应用程序,但我不知道在尝试为 S32G-VNP-RDB3 做同样的事情时会遇到什么问题,因为甚至没有 RESET 板 —— " go " 命令根本不会回来。 由于我最近还购买了 LS1028ARDB,我在那里尝试了同样的问题,但遇到了同样的问题,这让我觉得 Cortex-A 处理器固有的某些堆栈指针配置或其他方面,在从 U-启动 运行代码时我应该考虑这些方面。 你对如何通过 U-启动 为这些基于 Arm 的处理器运行 " 稍微复杂的 " 代码有任何见解吗? 由于我的一个朋友有备用的 ARM20 连接器,而且我们有完整的 Green Hills 环境,我决定将它用于这块板。我遇到了一些问题,首先是因为调试器无法停止处理器(我可以自己动手),然后由于一些 " 内存写入错误——转换错误,第一级 ",它无法将可执行代码复制到 RAM(既不是 SRAM 或非同步动态随机存取存储器(SDRAM))。要使它在 Green Hills 环境(似乎支持 S32G399A)中运行,我必须在板中进行任何额外配置吗? 由于这两个问题都是"让 S32G 运行" 这一单一目标的一部分,所以我把它们放在一起,但如果有必要,我可以把它们分成两个帖子。 谢谢! 里卡多 Re: Debugging programs in bare-metal S32G-VNP-RDB3 又见面了@ricardofranca、 我假设你已经很熟悉我们的电路板支持包的源代码。很抱歉造成了误会,现在我知道了,我建议将你的应用程序从绿色山丘移植到 启动 源代码。你可以在 nxp-auto-linux 中查看所有与电路板支持包相关的代码,目前最相关的是 u-boot 和 Arm-trusted-firmware 你需要两者才能生成可启动的二进制文件。定义新命令后,您就可以运行所需的应用程序,例如,您可以检查gpio.c作为新命令和操作 GPIO 的基础,你可以下载文档,了解如何在 AUTO-SW-PACKAGE-MANAGE-MANAGER 中构建所有内容: 例如,在电路板支持包44 中,你需要查看 3.2.2.2 版本 U-Boot 启动加载程序和 3.2.3.2 版本 Linux 内核,你可以在 Linux 原生机器、 Linux 虚拟机甚至 WSL 中完成,我认为后者是最简单的,如果你决定这样做并尝试版本 Yocto,请查看以下帖子 版本-NXP-Auto-Linux-Yocto-电路板支持包-on-Windows-USS 使用 WSL 来避免 Yocto 出现任何问题。 如果您决定将代码移植到 U-启动 代码,您现在可以打印到终端,通过将 J2-UART0 中的 USB 电缆连接到计算机,可以在任何终端中看到该代码。 如果您有更多问题,请告诉我 Re: Debugging programs in bare-metal S32G-VNP-RDB3 你好@alejandro_e、 我的错我忘了说,我正在尝试使用 A53_0 内核。目前,我不需要任何其他... 我正在使用主板自带的 U-启动 版本:2020.04+g6286902c94。我用 Green Hills 编译器编译代码(没有任何启动文件,因为环境已经由 U-Boot 设置了),使用 U-Boot loadb 命令将其上传到 DDR 或 SRAM,然后使用 "go" 和我的主地址 () 运行它。在部署这样的代码时,我无法真正调试任何东西,只能考虑一些与堆栈相关的问题。 至于 Green Hills 环境,我设法让一切正常运行(我在 DDR 中运行了我的应用程序),但我还有一个与环境本身无关的问题:虽然我可以通过将 MSCR6 配置为输出缓冲区(我在地址 0x4009c258 中输入值 0x21_0000),然后设置或 RESET GPDO6 字节(0x4009d305)来切换板 LED,但我想是这样如果我不依赖 U-Boot 启动,我必须在 SIUL2 中进行配置:我在 Green Hills 调试器上运行的应用程序可以在上面(和邻近的地址)上写入寄存器显示一致的值(就像我在 U-Boot 中看到的那样),但是,LED 本身仍然没有切换。U-启动 如何配置 SIUL2?此板附带的 U-启动 版本的源代码可用吗? 谢谢! 里卡多 Re: Debugging programs in bare-metal S32G-VNP-RDB3 你好@ricardofranca 感谢您再次与我们联系。关于您问题中的 GreenHills 部分。我无法为此提供支持,我无法使用GreenHills软件或非调试工具。如需这方面的支持,请联系 GreenHills。 关于你的问题中的 u-启动 + M7 部分,请分享以下细节,以便我能更好地分析你的问题: 你使用的是哪个 u-boot 启动 版本?或者您使用哪个 电路板支持包 版本作为起点。 你使用什么程序将 M7 代码加载到 u-启动 中,然后在 M7 SRAM 中加载和执行它。请描述一般的编译过程和在 u-启动 中使用的命令。 谢谢! Re: Debugging programs in bare-metal S32G-VNP-RDB3 你好 感谢您的帮助!我终于运行了我的代码(不过我最终还是使用了 Green Hills 环境,因为我一个人设置太笨拙了)。作为最后一个问题,我想知道预取在该处理器中是如何工作的,因为我注意到使用内部 SRAM 或外部 LPDDR4 可以获得相同(极快)的执行时间--直到我在运行基准测试之前插入了数十万条 NOP 指令,以确保二级缓存中没有有用的信息。预取器似乎能够在我的函数首次运行之前就预取我的大部分(或全部)代码...在哪里可以找到有关预处理器和二级缓存的更多信息? 谢谢! 里卡多 Re: Debugging programs in bare-metal S32G-VNP-RDB3 你好@ricardofranca 在我们的手册中,我们没有分享太多有关内核架构的信息,其中包括预取过程。但是,你可以查看 S32G3 参考手册的 A53 集群通用寄存器 (A53_GPR) 部分 [Rev.4,02/2024],欲了解更多详细信息,你可以查看 Arm 的文档,例如 Arm Cortex-A53 mPCore 处理器技术参考手册 r0p 4。你也可以通过 https://developer.arm.com/support-hub 联系 Arm 的支持团队。 如果这些信息有用,请告诉我  
View full article
S32N55 - RTD ドライバによる NETC 送信の問題。 こんにちは、チームの皆さん 確認関数と送信関数が 2 つの別々のタスクから呼び出されると、NETC 送信で問題が発生しました。 Example_Task1ms: Eth_43_NETC_TxConfirmation Example_Task5ms: Eth_43_NETC_ProvideTxBuffer と Eth_43_NETC_Transmit この例をしばらく (数分) 実行した後、TX バッファを取得できなくなります。 以下の条件が満たされていないため、すべての TX バッファが解放されていないことがわかりました。 buff == Netc_Eth_Ip_apxState[ctrlIndex]->TxDataBuffAddr[ring][LastDescrCheckIndex](下図参照)です。 この例は、SW32N5_GRAYVIP_1_0_22_0 内のコホート 2 VIP アプリケーションです。 ソフトウェア: SW32N_RTD_R21-11_1.8.0_CD05 + SW32N5_GRAYVIP_1_0_22_0 ハードウェア: S32N55 RDB よろしくお願いいたします。 唐生。 RTD Re: S32N55 -NETC transmit issue with RTD driver. こんにちは@Tangsheng_Zhouさん 私は GrayVip で働いていないので、このプロジェクトの運営をコントロールすることはできません。SO、いくつかの情報を提供してください。これは、前の質問に添付された情報と同時に読むことができます (lastTxBd = 14 だが buff = 16 の場合など)。 - Netc_Eth_Ip_apxState[] を完全に読み取ることができますか? Tx リング サイズなど、Tx に関連するすべての情報です。 - Eth_43_NETC_axTransmissionRequests[CtrlIdx][FifoIdx] を読み取ることができますか - 各タスクに対してどのような順序で呼び出しましたか?Transmit を呼び出す前に ProvideTx のステータスを確認するなど... よろしくお願いいたします。 ニ Re: S32N55 -NETC transmit issue with RTD driver. または、Thread 呼び出し TxConfirmation によって Transmit および ProvideTxBuf 関数が中断されることはありません。 Re: S32N55 -NETC transmit issue with RTD driver. こんにちは@Nhi_Nguyen ご説明いただきSOありがとうございました。 私はあなたに同意します。問題の瞬間を捉えようとしましたが、失敗しました。 この関数は再入不可能であることを理解しています。 「非再入可能」についての私の理解は、非再入可能とは、関数が実行を終了する前に再度呼び出すことができないことを意味します。ただし、他のThreadが同じ関数を呼び出さない限り、他のThreadによって中断される可能性があります。 私の理解では、非再入可能≠非割り込み可能 現在、関数 Eth_43_NETC_TxConfirmation は、Provide_TxBuf や Transmit などの Thread 呼び出しによって割り込まれることはありません。 このデザインは許容できるものと考えられるべきでしょうか、それとも重要な共有変数に対して安全策を導入する必要があるのでしょうか? よろしくお願いいたします。 唐生。 Re: S32N55 -NETC transmit issue with RTD driver. こんにちは@Tangsheng_Zhouさん 再入関数の定義を確認しましたが、あなたの意見に同意します。チケットARTDCC1-494をSWチームに提出しました。このチケットをフォローしてステータスを確認してください。 よろしくお願いいたします。 ニ Re: S32N55 -NETC transmit issue with RTD driver. @Nhi_Nguyen はい、サポートしていただきありがとうございました。 よろしくお願いいたします。 唐生。
View full article
从片上 ROM(eSDHC 或 eSPI)启动 P2040/P2041 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 片上 ROM 代码不设置任何本地访问窗口 (LAW)。访问 CCSR 地址空间或 L2 缓存不需要 LAW。用户有责任通过控制字地址/数据对为所需的目标地址和执行起始地址(通常位于 DDR 或本地总线内存空间)设置 LAW。 SD 卡/MMC 启动所需的配置 从 SD 卡/MMC 启动所需的配置设置如下: 确保 cfg_rom_loc[0:3] (Boot_Rom_Loc) 的驱动值为 0b0111。 只有一个核心可以处于启动模式。如果您的设备有多个核心,则所有其他核心都必须处于启动延迟模式。CPU 启动配置输入 cfg_cpux_boot 应为 0,其中 x 是从 1 到 n(n = 核心数)。 如果电路板上设计了多个 SD 卡插槽,则可以从不同的 SD 卡插槽进行从 eSDHC 接口的启动。在这种情况下,请确保选择了适当的 SD 卡/MMC。例如,在 P2040 板上,SW8 的第 7 位用于选择使用哪个 SD/MMC 插槽。如果 SW8[7] = 1,则必须将 SD 卡/MMC 插入外部 SD 卡/MMC 插槽 (J1)。 提示SDHC_CD 信号的极性应为低有效。 EEPROM 启动所需的配置 从 EEPROM 启动所需的配置设置如下: 确保 cfg_rom_loc[0:3] (Boot_Rom_Loc) 的驱动值为 0b0110。 只有一个核心可以处于启动模式。如果您的设备有多个核心,则所有其他核心都必须处于启动延迟模式。CPU 启动配置输入 cfg_cpux_boot 应为 0,其中 x 是从 1 到 n(n = 核心数)。 eSPI 芯片选择 0 (SPI_CS[0]) 必须连接到用于启动的 EEPROM。没有其他芯片选择可用于启动。这是因为在启动期间,eSPI 控制器配置为以主模式运行。从 eSPI 接口启动仅适用于 SPI_CS[0]。 QorIQ P2设备
View full article
下一代 NFC_Tech Days Lyon & Strasbourg_May 2016-02.pdf <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
View full article
飞思卡尔物联网解决方案 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 了解什么是物联网网关?不同类型的物联网网关有哪些功能要求?为什么安全很重要以及飞思卡尔如何满足这些需求?您还将了解物联网解决方案的连接选项和软件支持。 在 DwF IoT 无线模块解决方案 - 济南 - 2015 年 4 月 23 日 & 广州 - 2015 年 6 月 11 日 上发表 会话 ID:APF-SNT-T1356 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 了解什么是物联网网关?不同类型的物联网网关有哪些功能要求?为什么安全很重要以及飞思卡尔如何满足这些需求?您还将了解物联网解决方案的连接选项和软件支持。 在 DwF IoT 无线模块解决方案 - 济南 - 2015 年 4 月 23 日 & 广州 - 2015 年 6 月 11 日 上发表 会话 ID:APF-SNT-T1356
View full article
NXP CZ for Students   NXP CZ for Students Shaping a smarter, safer and more sustainable world - together. Welcome to NXP Semiconductors CZ! We are a global technology leader driving innovation in semiconductors. In the Czech Republic, we work closely with university students, offering opportunities to gain hands‑on experience and contribute to technologies that have a real impact on the world around us. At NXP, we believe that talent, innovation and collaboration go hand in hand. We create an environment where students can grow, learn from industry experts and take part in solutions that shape the future of automotive, industrial, IoT and secure systems. Our sites are located in Brno, Rožnov pod Radhoštěm, Ostrava and Zlín. NXP Semiconductors CZ provides Students and New College Graduates with plenty of interesting opportunities for cooperation, such as Internships↗, Thesis topics↗, workshops, and much more.  🏎️Driving Innovation: NXP CUP (function() { var wrapper = document.getElementById('lia-vid-6366762118112w960h540r302'); var videoEl = wrapper ? wrapper.querySelector('video-js') : null; if (videoEl) { if (window.videojs) { window.videojs(videoEl).ready(function() { this.on('loadedmetadata', function() { this.el().querySelectorAll('.vjs-load-progress div[data-start]').forEach(function(bar) { bar.setAttribute('role', 'presentation'); bar.setAttribute('aria-hidden', 'true'); }); }); }); } }})(); (view in My Videos) Learn. Build. Compete. NXP CUP is a prestigious international competition focused on autonomous model vehicles. Students from across Europe apply their technical knowledge in practice while working with real NXP technologies. hands‑on experience with hardware and software development of system thinking and teamwork skills technical challenges in an international environment an opportunity to showcase talent and creativity Join the famous autonomous car model race NXP CUP and compete with students from all across Europe! More info here: https://nxpcup.nxp.com/ Rules here: https://www.nxp.com/docs/en/supporting-information/NXP-Cup-2025-rules.pdf 💻 Internships at NXP Turning knowledge into real‑world impact. Our student internships are designed to bridge the gap between academic knowledge and real‑world application. At NXP, interns are not observers — they are active contributors to teams developing technologies of the future. What you can expect: Meaningful work Be involved in real projects with tangible impact. Expert mentorship Learn from top professionals in your field. Flexibility Working hours adapted to your study schedule. Professional growth Build skills and experience that support your academic and career development. Long‑term opportunities An internship is often the first step toward a long‑term career with NXP. CZ Interships 🎓 Thesis Collaboration Research with purpose. Looking for a bachelor’s or master’s thesis topic?At NXP, you can work on your thesis in close collaboration with our experts, either by choosing from NXP‑defined thesis topics or by proposing your own topic aligned with our technologies and areas of expertise. freedom to work on your own idea or select an NXP‑listed topic up‑to‑date, technically relevant assignments supervision by experienced industry professionals strong connection between academia and real‑world applications valuable experience and a strong reference for your future career CZ/SK Diploma thesis MCX Lab Empowering hands‑on learning and university innovation. MCX Lab is a strategic NXP initiative designed to strengthen collaboration with universities and support hands‑on STEM education. The program provides students and educators with access to modern NXP hardware, software and learning resources, enabling practical experience with embedded systems, AI/ML, IoT and edge computing. At the core of the MCX Lab is the FRDM‑MCX development platform, which allows students to move beyond theory and work directly with technologies used in real‑world applications. Through guided labs, projects and experimentation, students build practical skills while developing a deeper understanding of modern microcontroller‑based systems. MCX Lab reflects our commitment to learning by doing, innovation through collaboration and long‑term partnerships with academic institutions. Supporting STEM Education Building the next generation of innovators. At NXP, supporting STEM education (Science, Technology, Engineering and Mathematics) is a key part of our mission. We actively collaborate with universities and students to help bridge the gap between academic studies and industry needs. Through initiatives such as internships, thesis collaboration, NXP CUP, MCX Lab and university events, we empower students to develop technical expertise, system thinking and problem‑solving skills that are essential for their future careers. By investing in STEM education, we are helping to shape a diverse and skilled talent pipeline and enabling students to contribute to technologies that make the world smarter, safer and more sustainable. 🌱 Life at NXP Innovation powered by people. At NXP, we build on values of collaboration, openness and mutual respect. We believe the best solutions emerge when diverse perspectives, experiences and ideas come together. (function() { var wrapper = document.getElementById('lia-vid-6395318955112w400h225r688'); var videoEl = wrapper ? wrapper.querySelector('video-js') : null; if (videoEl) { if (window.videojs) { window.videojs(videoEl).ready(function() { this.on('loadedmetadata', function() { this.el().querySelectorAll('.vjs-load-progress div[data-start]').forEach(function(bar) { bar.setAttribute('role', 'presentation'); bar.setAttribute('aria-hidden', 'true'); }); }); }); } }})(); (view in My Videos) 🤖 Community & University Events Connect. Learn. Inspire. We offer students more than just work experience: WIN – Women in NXP Campus Connect – students connecting students NXP CUP and technical workshops university lectures and networking events 🗨️Get in Touch Let’s create the future. #BrighterTogether Interested in an internship, thesis collaboration, or learning more about student opportunities at NXP? Contact us!
View full article
[FINISHED] UX design for MCUXpresso Configuration Tools [Title CZ/SK] UX design pre MCUXpresso Configuration Tools Assignment UX (User experience) design is one of the main deciding factors in the choice of a software application. Analyze UX of MCUXpresso Configuration Tools, specifically its user interface. Suggest specific user interface improvements. Create examples of suggested improvements. Compare the examples with the current solution. Test the examples with the help of app users. Assignment CZ/SK UX design aplikácie je jedným z kľúčových faktorov na základe ktorých sa užívateľ rozhoduje o používaní aplikácie. Analyzujte UX aplikácie MCUXpresso Configuration Tools so zameraním na GUI. Navrhnite konkrétne vylepšenia pre prácu s aplikáciou. Vytvorte ukážky navrhnutých vylepšení. Tieto ukážky porovnajte s existujúcim riešením. Vytvorené ukážky otestujte na užívateloch aplikácie. Language CZ/SK/EN   Leaders David Danaj   Contact University team NXP Semiconductors CZ  Apply by email  Finished
View full article
Community Guidelines Welcome to NXP Community  The NXP Community provides the opportunity for NXP customers, partners, and employees to share ideas, tips, ask, collaborate, and receive input on just about any embedded design topic or technical questions. Our Community will help our customers to innovate and move through the design process quickly and efficiently by using this comprehensive collaboration environment for communication, content creation, sharing ideas, and problem resolution.    Get expert advice from the developer community. The NXP Support teams monitor these forums to provide answers and listen to your feedback. Anyone can read messages, but only registered members on nxp.com can post questions, experiences and/or responses.    Track your progress  Badges: The Badge rewards a member on different types of individual actions or activities. Many badges are easy to earn and are awarded as soon as members start participating. Badges help to identify a specific set of skills that a member brings to the community.   Ranks: A Rank rewards a member for completing multiple, different and often unrelated actions. While a member can achieve multiple badges, a member can hold only one rank at a time. A member’s rank is an indicator of the member’s overall status in the community.  Category Experts: Anyone can be a category expert, so we encourage our members to continue participating and helping others. Experts are based on their participation in specific categories or boards.   Avoid creating duplicate posts:   Before posting a new question or idea we encourage our members to use the global search bar to verify if the question or idea is already posted by another user. In case of finding an existing question or idea, the recommendation is to add a comment in this post letting know the community members that you are also having the same or similar question or idea.     Creating a new post:   When posting a question or idea, provide as much information as possible.   Pay particular attention about stating the problem in the subject line of your post.  Subject lines such as "Please help" or "This does not work" are too vague. A subject line such as "USB is not working with NXP Product" is more likely to attract the attention of someone familiar with the problem.  Identify the correct forum where the post should be added. This will help other members to collaborate on this post.  Include smart tag and labels to the post for an easy way to find it through the search engine.  Remember, all the collaborations can help others.    Verify your post is Solved  The posts have the feature to display if it is solved and a quick link to the answer, once you have a new post please follow on track the issue, and mark the reply with the answer even if the answer is yours.  Remember, all your collaborations are directly reflected on your badges and rank.   Track your progress in your profile.    Report inappropriate content  As a community member, you can help us to keep our Community organic and clean.  If you find any other user that is posting or replying with topics that don’t matter with our Community, you can report any of these abuses from another user. (Any abuse reported will be monitored by NXP support team).    Be respectful with other members and avoid issues   “Keep it civil, folks!”.  Avoid being banned doing a bad use of the community and features  Community moderators continually are reviewing the content. Depending on the infraction avoid a strike or a Permanent Ban from our site.   Examples: grinding kudos between two users.    In the NXP community, we want to warranty the respect and the good use of this site.  Examples of community violations:  Attempting to impersonate staff or other community members  Threats of violence  Hate or racist speech  Transmit JavaScript, active code, data, text, files, links, software, chat, communication or other materials ("content") that is considered to be unlawful or harmful  Repetitive threads or spam with intent to disrupt the flow of discussion    Visit our FAQ site 
View full article
第九届飞思卡尔杯智能赛车创意团队赛规则(1).pdf <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 附件最终规则适用于2014年飞思卡尔创新大赛规则 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 附件最终规则适用于2014年飞思卡尔创新大赛规则
View full article
适用于 S32 平台的 S32 Design Studio 工具 - 重点概述支持我们下一代产品的 S32 Design Studio 工具 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 本演示概述了支持 S32 平台 MCU 和应用处理器的新工具链,其中包括带有新项目生成的 IDE、易于使用和入门的大量附属品以及下一代调试器工具、专为 S32 平台设计的新 Flash 工具、S32 配置工具以及集成到工具链中以方便客户使用的众多软件产品。 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 本演示概述了支持 S32 平台 MCU 和应用处理器的新工具链,其中包括带有新项目生成的 IDE、易于使用和入门的大量附属品以及下一代调试器工具、专为 S32 平台设计的新 Flash 工具、S32 配置工具以及集成到工具链中以方便客户使用的众多软件产品。 Arm® 处理器
View full article
了解恩智浦全新高性能、集成、可编程Wi-Fi,该系列产品基于即将推出的新标准,并提供专注于家庭、办公和工业环境的解决方案 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 无线 (802.11)预计到本世纪后期,以太网部署的收入将超过以太网交换收入。除了这一数量之外,新的 802.11ax 标准还将使可用性能提高 300%,并为学校、机场、体育场等提供更高密度的接入。另一个驱动因素是家庭对高带宽无线的需求。来了解恩智浦的全新 Layerscape LA1575 和其他创新、集成、可编程解决方案,以满足日益增长的无线性能需求。 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 无线 (802.11)预计到本世纪后期,以太网部署的收入将超过以太网交换收入。除了这一数量之外,新的 802.11ax 标准还将使可用性能提高 300%,并为学校、机场、体育场等提供更高密度的接入。另一个驱动因素是家庭对高带宽无线的需求。来了解恩智浦的全新 Layerscape LA1575 和其他创新、集成、可编程解决方案,以满足日益增长的无线性能需求。
View full article
车身电子:实践研讨会:使用 MagniV 进行边缘节点开发 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 本次会议将讨论 S12 MagniV 混合信号 MCU 如何帮助客户设计更紧凑、更具成本效益的电子控制单元。S12 MagniV 设备基于成熟的 S12 技术构建,可实现整个产品组合的软件和工具兼容性。S12 MagniV 产品组合将数字可编程性和高精度模拟完美结合,并配有一系列可扩展内存选项,从而简化了汽车设计。 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 本次会议将讨论 S12 MagniV 混合信号 MCU 如何帮助客户设计更紧凑、更具成本效益的电子控制单元。S12 MagniV 设备基于成熟的 S12 技术构建,可实现整个产品组合的软件和工具兼容性。S12 MagniV 产品组合将数字可编程性和高精度模拟完美结合,并配有一系列可扩展内存选项,从而简化了汽车设计。
View full article
尤达里程碑奖金 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 大家好, 在此视频中,我们展示了我们作为奖励实现的 Android 应用程序。 UDOO Quad 上运行的虚拟助手程序也是一个 Web 服务器,它公开了一个非常基本的 REST API。该API用于远程控制助手。Android 应用程序使用 Google 的 STT API 将语音转换为文本,通过互联网将输入发送给 Yoda,Yoda 处理输入并返回答案,该答案使用 Google 的 TTS API 呈现。 之前视频中演示的所有插件都可以在 Android 应用程序中使用,因为手机只是另一个 I/O,所有处理仍然由在 UDOO 板上运行的应用程序完成。 有关实施、安装说明和其他规格的更多详细信息,请查看我们的 Git 存储库。 感谢观看, 尤达团队 (在 “我的视频” 中查看)
View full article