Multi Source Translation Content

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Multi Source Translation Content

Discussions

Sort by:
S32k312 的 PLL 计算 大家好 我在设计中使用的是 S32K312 微芯片。请帮我计算 PLL 的输出频率。我们使用的是 40 MHz 的外部晶振。你能提供一个计算示例吗?如果我们使用 40 MHz 晶振可以吗? 请提供 S32K312 的时钟计算器。 Re: PLL calculation for S32k312 你好@mogilipuri_harish,你能解决这个问题吗?我也遇到了同样的问题。我的配置完全相同,使用的是 MCAL 6.0.0 版 S32K312。 面对"PLL ODIV2 = 2" 超出范围的误差 Re: PLL calculation for S32k312 Hi@mogilipuri_hari sh 除数据表外,没有更多关于时钟配置的指导文件 如图所示,RTD 2.0.1 及以上版本有用于 S32K312 的例程。 Re: PLL calculation for S32k312 嗨 我正在尝试进行 PLL 时钟计算。您能提供一些如何进行计算的说明吗?比如参考文档。我没有在工具中找到 S32k312 示例,能否请您分享一下,这将对我有所帮助。 Re: PLL calculation for S32k312 您好, 供你参考,例如: PLL 输出频率范围必须在 640MHz~1,28GHz 之间。 Re: PLL calculation for S32k312 您好, 没有完全理解你的问题,你的意思是哪些分频器值可以改变? 图中的这些参数可以更改,您可以在 S32 DS 中查看这些时钟树配置。 Re: PLL calculation for S32k312 在这里,我们可以更改哪些变量值? Re: PLL calculation for S32k312 谢谢提醒 在 S32K312 中,CORE_CLK=160Mhz 仍可运行,但不建议客户使用这种方式,会有未知风险 Re: PLL calculation for S32k312 你好,森伦特、 实际上,S32k312 的核心时钟频率为 120Mhz。 Re: PLL calculation for S32k312 Hi@mogilipuri_harish FXOSC 的频率可以从 8MHz 到 40MHz,所以 40MHz 的晶振应该没问题。 您可以使用"S32 Design Studio for S32 Platform" 设置时钟树。 例如: PS: 我们提供的 S32K312EVB 使用 16MHz 外部晶振
View full article
ADCチャネル割り当てについて <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> こんにちは、コミュニティの皆様 データシートの表99のADC1_IN0~ADC1_IN3に割り当てられます。 一方、リファレンスマニュアルのADCメモリマップでは、ADC1にはCH_AからCH_Dがあります。 以下をサポートするために、チャネル 0 を CHA_SEL、チャネル 1 を CHB_SEL、チャネル 2 を CHC_SEL、チャネル 3 を CHD_SEL に割り当てることは可能ですか? IN0-CH_A IN1-CH_B IN2-CH_C IN3-CH_D よろしくお願いいたします www.freescale.comのサイトに入って下さい i.MX7Dual About ADC channel assignment こんにちは、igorpadykovさん。 解決策なのですが、理解できないSO質問があります。 データシートのピン割り当てによると、ADC1_IN0 から ADC2_IN3 までの 8 つの物理入力があります。 リファレンスマニュアルでは、ADCx_CH_A_CFG1 の CHA_SEL の範囲は 0 ~ 15 です。 ADC1_INx と Channelx は何に対応していますか? それとも無関係でしょうか? ADC2_IN0はどのように設定すればよいでしょうか? よろしくお願いいたします。 Re: About ADC channel assignment <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> こんにちは後藤 はい、可能です。14.1.1節で説明したように概要 i.MX 7デュアルアプリケーションプロセッサリファレンスマニュアル 「ADCは最大5つのロジックグループ(ChA / ChB / ChC / ChD / SW)をサポートします。各グループは1つのチャンネルを選択できます 0 〜 15 の物理チャネル。 よろしくお願いします イゴール ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 注: この投稿で質問が解決した場合は、「正解」ボタンをクリックしてください。ありがとう! -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
View full article
S32k312のPLL計算 こんにちは、チーム 私たちのデザインでは S32K312 マイクロチップを使用しています。PLL 出力周波数の計算を手伝っていただけますか。40 MHz の外部水晶発振器を使用しています。CAN計算例を一つ教えていただけますか?40MHzの水晶発振器を使用しても大丈夫でしょうか? S32K312 用のクロック計算機を提供してください。 Re: PLL calculation for S32k312 こんにちは@mogilipuri_harish 、この問題は解決できましたか。私も同じ問題を抱えています。私もまったく同じ構成で、S32K312 に MCAL 6.0.0 を使用しています。 「PLL ODIV2 = 2」が範囲外のためエラーが発生しました Re: PLL calculation for S32k312 こんにちは @mogilipuri_hari sh データシート以外に、クロック設定に関するガイダンス文書は存在しません。 図に示すように、RTD 2.0.1以降のバージョンにはS32K312用のルーチンがあります。 Re: PLL calculation for S32k312 こんにちは この PLL クロックの計算を試みています。この計算のやり方について、いくつかメモをCANいただけますか?参考資料のようなもの。ツール内に S32k312 の例が見つからなかったのですが、役立つと思うので共有していただけますか。 Re: PLL calculation for S32k312 こんにちは、 参考までに、例えば: PLL 出力周波数は 640MHz ~ 1.28GHz の範囲内である必要があります。 Re: PLL calculation for S32k312 こんにちは、 質問を完全に理解できませんでした。どの仕切り値を変更CANかということでしょうか? 画像内のこれらのパラメータはCAN変更可能で、S32 DS でこれらのクロック ツリー構成を表示できます。 Re: PLL calculation for S32k312 ここで変更できる変数値は何ですか? Re: PLL calculation for S32k312 思い出させてくれてありがとう S32K312ではCORE_CLK=160Mhzでも動作可能ですが、お客様がこの方法を使用することは推奨されません。未知のリスクがあります。 Re: PLL calculation for S32k312 こんにちは、センレントさん 実際、S32k312 のコアクロック周波数は 120Mhz です。 Re: PLL calculation for S32k312 こんにちは@mogilipuri_harish FXOSC は 8MHz から 40MHz までCAN、SO、40MHz の水晶発振器でも問題ないはずです。 「S32 Design Studio for S32 プラットフォーム」を使用してクロックツリーを設定できます。 以下にその例をご紹介します。 PS:当社が提供するS32K312EVBは16MHzの外部水晶発振器を使用しています
View full article
ボディ図に関する問題点の指摘 lv_drivers\display\monitor.c 作成本体の関数window_create 中の有段代コード iconSurface = SDL_CreateRGBSurfaceFrom(simulator_icon, 32, 32, 16, 32 * 2, 0xf000, 0x0f00, 0x00f0, 0x000f); SDL_SetWindowIcon(m->window, iconSurface); SDL_FreeSurface(アイコンサーフェス); これらの機能は SDL ボディのピクチャを表示することですが、パッケージ全体ではこのピクチャが配置される場所にも到達せず、許可が固定されているかどうかもわかりません。 これは修正できますか? 追伸:私たちの仕事は、GuiGuider を使用して、Linux 上で実行可能なプログラムを構築することです。 Re: 提问关于窗体图标的问题 こんにちは、 @water spinach 、 ご投稿ありがとうございます。このコードは、GuiGuiderのデフォルトロゴであるSDLウィンドウアイコンの設定に使用されています。関連する画像データはソースコードに直接書き込まれています。コンパイルされたソフトウェアは変更できません。 ソフトウェアのソースコードは提供されていないため、ユーザーは変更できません。コードエディターで表示できるのは、ソフトウェアによって生成されたアプリケーションコードのみです。 これが役に立つことを願います。 BR、 セレステ
View full article
i.MX7D の DRAM_SDCLK0 は約 270MHz で遅いです。 こんにちは。 CCM_ANALOG_PLL_DDR が 0x0000302C に設定されている場合、DRAM_SDCLK0 は 132MHz になります。 SO、CCM_ANALOG_PLL_DDR の TEST_DIV_SELECT ビットが 0x01 に設定され、0x0020302C に設定されている場合、DRAM_SDCLK0 は約 270MHz になります。 533Mhzの半分です。 DRAM_PHYM_ALT_CLK_ROOT と DRAM_ALT_CLK_ROOT は DDR_PLL_DIV2 に設定されています。 1/2にする設定はありますか? よろしくお願いいたします。 Re: DRAM_SDCLK0 of i.MX7D is about 270MHz,  it's slow ! こんにちは、ジョアンシー。 よろしくお願いします。 計算結果と実際の DDR_SDCKE には 1/2 の差があります。 理由は分かりませんが、とりあえずここで終わりにします。 周波数が高くなると、DDR_SDCLKE の電圧レベルは低下します。 SO、頻度を下げようと考えています。 よろしくお願いいたします。 Re: DRAM_SDCLK0 of i.MX7D is about 270MHz,  it's slow ! 私が示したドライバは式を教えてくれるので、 CCM_ANALOG_PLL_DDR、CCM_ANALOG_PLL_DDR_NUM、CCM_ANALOG_PLL_DDR_DENOMレジスタを読み取って、正しいかどうかを確認する必要があります。 Re: DRAM_SDCLK0 of i.MX7D is about 270MHz,  it's slow ! こんにちは、ジョアンシー。 uboot-2022.01をビルディングしています。 示したコードは get_ddrc_clk(void) です。 このコードで見つけたもの reg = readl(&ccm_reg->root[DRAM_CLK_ROOT].target_root; 「図5-7.DRAM_Clock構造」に記載されていないDRAM_CLK_ROOTがregにロードされます。 DRAM_CLK_ROOTの初期値は0x00000001でした。 DRAM_CLK_ROOT をクリアすると正しく表示されるようになりました。 ただし、DRAM_SDCKE0 は 270MHz です。これは正しいですか?オシロスコープで確認しました。 よろしくお願いいたします。 Re: DRAM_SDCLK0 of i.MX7D is about 270MHz,  it's slow ! 以下のようにソースコードを確認しました https://github.com/nxp-imx/uboot-imx/blob/lf_v2025.04/arch/arm/mach-imx/mx7/clock.c#L162 decode_pll関数をチェックした CASE PLL_DDR: reg = readl(&ccm_anatop->pll_ddr); (reg & CCM_ANALOG_PLL_DDR_POWERDOWN_MASK) の場合 0を返します。 num = ccm_anatop->pll_ddr_num; denom = ccm_anatop->pll_ddr_denom; (reg & CCM_ANALOG_PLL_DDR_BYPASS_MASK) の場合 MXC_HCLK を返します。 div_sel = (reg & CCM_ANALOG_PLL_DDR_DIV_SELECT_MASK) >> CCM_ANALOG_PLL_DDR_DIV_SELECT_SHIFT; 頻度を返します * (div_sel + num / denom); SO、式は24M *(DIV_SELECT+(NUM/DENOM))、div_selはCCM_ANALOG_PLL_DDRから、mumはCCM_ANALOG_PLL_DDR_NUMから、denomはCCM_ANALOG_PLL_DDR_DENOMから取得されます。 Re: DRAM_SDCLK0 of i.MX7D is about 270MHz,  it's slow ! こんにちは、ジョアンシー。 説明していただいた図は理解できました。 しかし、リファレンスマニュアルには、FASTMIX がどのレジスタであるかは説明されていません。 レジスター名を教えてください。 このCASE、CCM_ANALOG_PLL_DDRn の TEST_DIV_SELECT を 0x00 に設定する必要がありますか? よろしくお願いいたします。 Re: DRAM_SDCLK0 of i.MX7D is about 270MHz,  it's slow ! 1/2にする設定はありますか? >どういう意味ですか? DRAM_SDCLKに533Mhzが必要だということですか? 図5-7を参照してください。専用のDRAM_PLLを使用して1066MHzの2倍クロックを生成し、分周器を使用してそれを2で分割して、デューティサイクルが良好な533MHzクロックを生成します。この533MHzクロックは PHY_MCLK として使用されます。一方、1066MHzのクロックも2で割られ、 1/N 分周器を使用して 533MHz を PHY_CLK として取得するほか、PHY クロックを 266MHz や 133MHz などの低い周波数に分割するために使用される 1/N 分周器があります。1/N除算器は3ビットの除算器である Nは2から8までの範囲で設定できます。SO、1/Nを1/2に設定すると533MHzになります。
View full article
i.MX6ULL割り込みが頻繁にトリガーされます(21f4000.serial)。 皆さん、こんにちは。システムの動作中に遅延が発生していました。トラブルシューティングの結果、RS485周辺機器の割り込み回数が異常であることが判明しました。前夜の割り込み回数は3億回を超えていました。 67: 334823120 GPC 30 レベル 21f4000.シリアル 翌日にはさらに増えました。 このシリアル ポートを使用してデータを送受信するプロセスは 1 つだけです。通常の業務操作では、これほど頻繁にデータが送信されることはありません。 異常波形は以下のとおりです。 通常の波形 周辺機器からRS485通信ケーブルを取り外すと、割り込み回数は正常に戻りました。しかし、その後機器を再起動すると、割り込み回数が1秒あたり数万回増加しました。この問題は最終的にUARTプロセスを再起動することで解決しました。3台の機器を同時に稼働させていますが、この現象は突然発生し、この1台のみで発生しました。正常な動作データは下図のとおりです。 なぜこのようなことが起こるのか知りたいです。よろしくお願いします! i.MX6UL Re: i.MX6ULL 中断频繁触发(21f4000.serial) こんにちは@JosephAtNXP 、 この問題に関してのサポートに心より感謝申し上げます。最新情報をお知らせします。UART4 を使用するプロセスを再開すると、デバイスは通常の動作を再開しました。それ以来監視を続けてきましたが、問題は再発していません。 ちなみに、この RS485 バスには 2 つのスレーブ デバイスがあります。当時、スレーブデバイスからのログを確認しましたが、明らかな異常は見つかりませんでした。実際には、異常状態中に元のパケットをキャプチャするためにプロセスのログ レベルを調整していましたが、そのプロセスの一環として UART4 プロセスを再起動すると問題は解決し、残念ながら問題のあるパケットをキャプチャすることはできませんでした。 よろしくお願いします。 Re: i.MX6ULL 中断频繁触发(21f4000.serial) こんにちは@xisuisan222さん この孤立した動作は物理的な問題のように見えますが、回線にはケーブルやもう一方の端、ハードウェア障害などの原因があるはずです。 すべての要素の電源を入れ直した後、何か違いが見られますか? よろしくお願いします。
View full article
RT1170 FLexSPI (NOR) 構成 - フラッシュとブート こんにちは、皆さん。 i.MX RT1170 をベースにしたカスタム ボードの導入を準備中です。MCU には、セカンダリ FlexSPI インターフェース、セカンダリ ピン グループを介して、Micron MT25QL02GCBB QSPI NOR フラッシュが搭載されています。デバッグの目的で MCU-Link デバッグ プローブを接続する予定であり、最終目標は Zephyr RTOS をオペレーティング システムとして実行することです。 PRM に従って、特定のインターフェースと構成についてブート ROM に指示するために、BT_FUSE_SEL、FLEXSPI_INSTANCE、および FLEXSPI_PIN_GROUP のヒューズを焼き付ける予定です。   1170 EVKBがフラッシュされる方法と同様に、LinkServerを利用してEVK jsonファイル(/usr/local/LinkServer/devices/MIMXRT1170-EVKB.json)を観察します。MIMXRT1170_SFDP_QSPI.cfx フラッシュ ドライバ ファイルを参照します。NXP が提供する RT1170 用の QSPI および SFDP ベースのドライバを覗いてみましょう。 $ fd cfx /usr/local/LinkServer | rg 1170 | rg SFDP | rg QSPI /usr/local/LinkServer/binaries/Flash/MIMXRT1170_FlexSPI2_A_SFDP_QSPI.cfx /usr/local/LinkServer/binaries/Flash/MIMXRT1170_SFDP_QSPI.cfx   後者は EVK に使用されているようです。リファレンス デザインと比較すると、私たちのデザインは FlexSPI インスタンス、ピン制御グループ、および特定の NOR フラッシュが異なります。問題は、これらの違いそれぞれによって、カスタム フラッシュ ドライバを開発して LinkServer に提供する必要が生じるかどうかです。RT1180 ドライバはより幅広い種類のドライバを提供していることに気づき、これらのいずれかを使用できるかどうか疑問に思いました。 $ fd cfx /usr/local/LinkServer | rg 1180 | rg SFDP | rg QSPI /usr/local/LinkServer/binaries/Flash/MIMXRT1180_SFDP_FlexSPI1_A_QSPI.cfx /usr/local/LinkServer/binaries/Flash/MIMXRT1180_SFDP_FlexSPI1_A_QSPI_S.cfx /usr/local/LinkServer/binaries/Flash/MIMXRT1180_SFDP_FlexSPI1_B_QSPI.cfx /usr/local/LinkServer/binaries/Flash/MIMXRT1180_SFDP_FlexSPI1_B_QSPI_S.cfx /usr/local/LinkServer/binaries/Flash/MIMXRT1180_SFDP_FlexSPI2_PriGr_A_QSPI.cfx /usr/local/LinkServer/binaries/Flash/MIMXRT1180_SFDP_FlexSPI2_PriGr_A_QSPI_S.cfx /usr/local/LinkServer/binaries/Flash/MIMXRT1180_SFDP_FlexSPI2_PriGr_B_QSPI.cfx /usr/local/LinkServer/binaries/Flash/MIMXRT1180_SFDP_FlexSPI2_PriGr_B_QSPI_S.cfx /usr/local/LinkServer/binaries/Flash/MIMXRT1180_SFDP_FlexSPI2_SecGr_A_QSPI.cfx /usr/local/LinkServer/binaries/Flash/MIMXRT1180_SFDP_FlexSPI2_SecGr_A_QSPI_S.cfx /usr/local/LinkServer/binaries/Flash/MIMXRT1180_SFDP_FlexSPI2_SecGr_B_QSPI.cfx /usr/local/LinkServer/binaries/Flash/MIMXRT1180_SFDP_FlexSPI2_SecGr_B_QSPI_S.cfx   フラッシュが最終的に成功すると仮定すると、ブート ROM によって解析される適切な FlexSPI 構成ブロックも提供する必要があります (EVK バリアントと同等: https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/blob/main/boards/nxp/mimxrt1170_evk/xip/evkbmimxrt1170_flexspi_nor_config.c )。これまでのところ、この構造の中で最も複雑な部分は LUT です。SFDP は NOR フラッシュでサポートされているので、これらは実際に初期の起動に必要なのでしょうか、それともパフォーマンスの最適化のためだけに必要なのでしょうか?既存の NXP Zephyr/MCUXpresso リポジトリのいずれかからこれらの LUT を見つけることができる可能性はありますか?   ありがとうございます マーティン Re: RT1170 FLexSPI (NOR) Configuration - Flashing and Booting こんにちは@anbnさん、 はい、その理解は正しいです!この GUI ビューは作業セットの一部であり、これを正しく設定してテスト ボタンをクリックすると、ROM がフラッシュの FCB からそのような情報を取得するのと同様に、ツールは検証のためにそのような情報を ROM に送信します。結果が良好であれば、それを完全な FCB に変換し、SPT がそれをフラッシュ上の FCB のスペースにプログラムし、さらに使用するためにローカル ドライブに bin ファイルとして保存します。 それが意味を成すといいのですが、 すてきな一日を、 カン --------------------------------------------------------------------------------- 注記: - この投稿があなたの質問への回答である場合は、「正解としてマーク」ボタンをクリックしてください。ありがとう! - Threadは最後の投稿から7週間フォローされます。それ以降の返信は無視されます。 後ほど関連する質問がある場合は、新しいThreadを開いて、閉じたThreadを参照してください。 --------------------------------------------------------------------------------- Re: RT1170 FLexSPI (NOR) Configuration - Flashing and Booting ボードはまだ届いていない。SO、少なくとも最小限の構成を十分に理解して、起動時間を最小限に抑えるようにしています。 基本を検証するために速度は必要ないため、シングル パッド SPI を使用するとセットアップも簡素化されます。 セキュア プロビジョニング ツールを備えた fcb を作成するには、物理ボード上で構成をテストする必要がありますか? 私は、データシートに一致するシングル パッド spi コマンドを使用して、この最小限の FCB を組み立てようとしました。 正常に動作するセットアップのように見えますか、それとも私が何かを誤解しているのでしょうか? また、ブート ROM は SFDP を使用してこれらの設定を上書きしますか、それともコードのフラッシュ中に cfx ドライバに対してのみ使用されますか? カスタムユニットを受け取るスケジュールが厳しいため、ご協力に大変感謝しています。 const flexspi_nor_config_t mt25ql_minimal_config = { .memConfig = { .tag = FLEXSPI_CFG_BLK_TAG, // Identifier for FCB .version = FLEXSPI_CFG_BLK_VERSION, // FCB version // Use internal loopback for read sampling (no DQS pad) .readSampleClksrc=kFlexSpiReadSampleClk_InternalLoopback, .csHoldTime = 3, // Chip Select hold time .csSetupTime = 3, // Chip Select setup time // No device mode configuration (no QE bit needed) .deviceModeCfgEnable = 0, .deviceModeType = 0, .deviceModeSeq = {0, 0}, .deviceModeArg = 0, .configCmdEnable = 0, // No extra config commands // Misc options: // - Bit 4: Enable second pinmux group .controllerMiscOption = (1 << kFlexSpiMiscOffset_SecondPinMux), .deviceType = kFlexSpiDeviceType_SerialNOR, // Serial NOR flash .sflashPadType = kSerialFlash_1Pad, // Standard SPI mode .serialClkFreq = kFlexSpiSerialClk_60MHz, // 60 MHz clock .sflashA1Size = 256 * 1024 * 1024, // 256 MiB flash size .dataValidTime = {16, 16}, // Default timing .busyOffset = 0, // Status register offset .busyBitPolarity = 1, // Busy bit is active high // Lookup Table (LUT) for basic SPI commands .lookupTable = { // LUT[0] - Fast Read (0x0B) // 1. Send 0x0B command on 1 pad // 2. Send 24-bit address on 1 pad // 3. Send 8 dummy cycles // 4. Read data on 1 pad [0] = FLEXSPI_LUT_SEQ( kFLEXSPI_Command_SDR, kFLEXSPI_1PAD, 0x0B, kFLEXSPI_Command_RADDR_SDR, kFLEXSPI_1PAD, 0x18), [1] = FLEXSPI_LUT_SEQ( kFLEXSPI_Command_DUMMY, kFLEXSPI_1PAD, 0x08, kFLEXSPI_Command_READ_SDR, kFLEXSPI_1PAD, 0x04), // LUT[4] - Write Enable (0x06) [4] = FLEXSPI_LUT_SEQ( kFLEXSPI_Command_SDR, kFLEXSPI_1PAD, 0x06, kFLEXSPI_Command_STOP, kFLEXSPI_1PAD, 0), // LUT[5] - Page Program (0x02) [5] = FLEXSPI_LUT_SEQ( kFLEXSPI_Command_SDR, kFLEXSPI_1PAD, 0x02, kFLEXSPI_Command_RADDR_SDR, kFLEXSPI_1PAD, 0x18), [6] = FLEXSPI_LUT_SEQ( kFLEXSPI_Command_WRITE_SDR, kFLEXSPI_1PAD, 0x04, kFLEXSPI_Command_STOP, kFLEXSPI_1PAD, 0), // LUT[7] - Sector Erase (0xD8) [7] = FLEXSPI_LUT_SEQ( kFLEXSPI_Command_SDR, kFLEXSPI_1PAD, 0xD8, kFLEXSPI_Command_RADDR_SDR, kFLEXSPI_1PAD, 0x18), // LUT[8] - Read Status Register (0x05) [8] = FLEXSPI_LUT_SEQ( kFLEXSPI_Command_SDR, kFLEXSPI_1PAD, 0x05, kFLEXSPI_Command_READ_SDR, kFLEXSPI_1PAD, 0x01), }, }, .pageSize = 256, // Page size in bytes .sectorSize = 64 * 1024, // Sector size in bytes .blockSize = 256 * 1024, // Block size in bytes .isUniformBlockSize = true, // All blocks are same size }; Re: RT1170 FLexSPI (NOR) Configuration - Flashing and Booting こんにちは@anbn 、 シリアル ダウンロード モードでカスタム ボードにコネクテッドし、テスト ボタンを押しましたか?結果は合格でしたか?クエリ パッドとコマンド パッドは 1 つであるべきだと思いますが、クアッド モードに設定すると、フラッシュはデータ IO に 4 つのパッドを使用します。 すてきな一日を、 カン --------------------------------------------------------------------------------- 注記: - この投稿があなたの質問への回答である場合は、「正解としてマーク」ボタンをクリックしてください。ありがとう! - Threadは最後の投稿から7週間フォローされます。それ以降の返信は無視されます。 後ほど関連する質問がある場合は、新しいThreadを開いて、閉じたThreadを参照してください。 --------------------------------------------------------------------------------- Re: RT1170 FLexSPI (NOR) Configuration - Flashing and Booting こんにちは、カン リンクをありがとうございます。理解が深まりました。 Secure Provisioning Tool のテンプレートを使用して FCB を作成しようとしていますが、常にこのメッセージが表示されます。 クアッド モード設定については少し不安です。データシートによると、クアッド I/O モードに入ることはコマンド 35h によって処理されますが、これは利用できないようです。 Re: RT1170 FLexSPI (NOR) Configuration - Flashing and Booting こんにちは@mns 、 私が言及しているのは、あなたが言及した部分を含む qspiflash_config です。 すてきな一日を、 カン --------------------------------------------------------------------------------- 注記: - この投稿があなたの質問への回答である場合は、「正解としてマーク」ボタンをクリックしてください。ありがとう! - Threadは最後の投稿から7週間フォローされます。それ以降の返信は無視されます。 後ほど関連する質問がある場合は、新しいThreadを開いて、閉じたThreadを参照してください。 --------------------------------------------------------------------------------- Re: RT1170 FLexSPI (NOR) Configuration - Flashing and Booting 素早い返信をありがとう@Kan_Li 。声明に関して: 「... FCBはそのままにしておきます...」 何を意味しているのか分かりません。「lookupTable」構造を残すことを指しているのでしょうか ( https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/blob/88de138290b683c26abf81142756621a02169eb5/boards/nxp/mimxrt1170_evk/xip/evkbmimxrt1170_flexspi_nor_config.c#L52 )その間、 'memConfig' の残りの部分を入力します ( https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/blob/88de138290b683c26abf81142756621a02169eb5/boards/nxp/mimxrt1170_evk/xip/evkbmimxrt1170_flexspi_nor_config.c#L26C3-L26C12 )FCB の基盤となる構造ですか? 再度、感謝します、 マーティン Re: RT1170 FLexSPI (NOR) Configuration - Flashing and Booting こんにちは@anbn 、 SDK のドライバは EVK で使用する必要があるため、EVK で使用される部分以外のフラッシュを備えたカスタム ボードを設計する場合は、フラッシュ ローダーもカスタマイズする必要があります。そのためのガイドを提供していますので、詳細についてはhttps://community.nxp.com/t5/i-MX-RT-Crossover-MCUs-Knowledge/RT1170-flexSPI1-secondary-QSPI-flash-debug-flashdriver/tac-p/1938828#M222を参照してください。 お役に立てれば幸いです。 すてきな一日を、 カン --------------------------------------------------------------------------------- 注記: - この投稿があなたの質問への回答である場合は、「正解としてマーク」ボタンをクリックしてください。ありがとう! - Threadは最後の投稿から7週間フォローされます。それ以降の返信は無視されます。 後ほど関連する質問がある場合は、新しいThreadを開いて、閉じたThreadを参照してください。 --------------------------------------------------------------------------------- Re: RT1170 FLexSPI (NOR) Configuration - Flashing and Booting こんにちは、カン 早速のご返信ありがとうございます。私はMartinのチームに所属し、同じプロジェクトに取り組んでいます。 CAN MIMXRT1170_FlexSPI2_A_SFDP_QSPI.cfx をそのまま使用できますか、それともフラッシュ IC に合わせてコードをカスタマイズする必要がありますか?efuse によっても設定されるセカンダリ ピン グループの構成オプションが表示されますが、これは冗長ですか? ドライバでカスタマイズする必要があるものは他に何かありますか? 具体的には、セカンダリ ピン グループを使用するように CONFIG_OPTION1 を設定し、iMXRT117x_FlexSPI_SFDP を再コンパイルする必要がありますか? (また、そのサンプル ドライバにはボード/プロジェクトからの何かが含まれていますか?) MCUXpresso IDE で、pinmux やカスタム ボードと一緒にコンパイルする必要がありますか? フラッシュ IC とボード用の動作する flexspi_nor_config を生成するために使用する CAN ツールはありますか? 私たちは立ち上げ前にできる限り多くの不確実性を排除しようとしている、SOご協力にとても感謝しています。 よろしくお願いします アンダース Re: RT1170 FLexSPI (NOR) Configuration - Flashing and Booting こんにちは@mns 、 はい、その理解は正しいです!あなたのCASE、FlexSPI2 の 2 番目のピン グループを NOR フラッシュとの接続に使用する場合は、リンク サーバーなどのデバッガー用のカスタム フラッシュ ローダーを開発する必要があります。また、前述のとおり、適切な FCB を使用して eFUSE をアプリケーションに適合させる必要があります。FCB は flexspi インスタンスとピン グループの選択も設定するため、eFUSE をプログラムして FCB をそのままにしておくと、ブート ROM は eFUSE の助けを借りてフラッシュを見つけることができますが、FCB 部分をチェックした後、アプリケーションを取得する場所が間違ってしまう可能性があります。 さらに追加したい場合は、アプリケーション コードによって LUT を更新できます。evkmimxrt1170_flexspi_nor_polling_transfer_cm7 の SDKs デモに、このトピックの例が示されています。 それが意味を成すといいのですが、 すてきな一日を、 カン --------------------------------------------------------------------------------- 注記: - この投稿があなたの質問への回答である場合は、「正解としてマーク」ボタンをクリックしてください。ありがとう! - Threadは最後の投稿から7週間フォローされます。それ以降の返信は無視されます。 後ほど関連する質問がある場合は、新しいThreadを開いて、閉じたThreadを参照してください。 ---------------------------------------------------------------------------------
View full article
i.MX93 SRK 生成,"输入 PKI 树持续时间年数" 使用的字段? 在 i.MX93 超级根密钥生成过程中,其中一个问题是 Enter PKI tree duration (years): 该字段的值何时使用? (因为目标在启动期间无法验证时间戳/证书持续时间的有效性。) 安全
View full article
KITSGTL5000EVBE 開発キットが応答しない、i2c 障害 KITSGTL5000EVBE 開発キットを受け取りました。開始時のドキュメントを確認しました。 i2c 初期化エラーが発生します。接続しようとすると。 Saleae 16 を J1 と J2 の 16 個のピンすべてに接続しました。回路図を PCB 上のテスト ポイントと照合すると、一致しません。それは間違いかもしれません。 USBを接続すると、CTRL_DATAとCTRL_CLK(ボードではTP8と9としてリストされています)に何かが表示されます。 ウェブサイトによれば、この開発キットにはボード、ケーブル、および入門ガイドが付属しています。しかし、ドキュメントhttps://www.nxp.com/docs/en/user-guide/KTSGTL5000UG.pdfには、セクション 4.2 には、5V 電源が付属すると記載されています。大丈夫です。接続して電流を監視していました。最初に起動したとき、ボードはいくつかの初期スパイクとともに 600 mA を消費しました。これを応答させようと 1 時間SO試みた後、約 32mA まで低下しました。 現時点では U10 は 1.5 V を出力していますが、1.8 V を出力しているのを確認しました。 何かご意見はございますか?不良な評価キットを入手したのでしょうか?他に試すべきことはありますか? 評価ボード Re: KITSGTL5000EVBE Dev kit not responding, i2c fail 600mAは本当に高いですね。そして私は驚きました。そんな感じで30分くらい続きました。そして24mAまで低下しました。今は24mAです。最初にボードを接続したときに、ボードにSO多くの電流が流れたことが奇妙に思えました。StereoCodecControlSoftware.exe ソフトウェアが接続されなかったため、心配になりました。 私はオンラインであなたの指示に従っていました https://www.nxp.com/docs/en/ユーザーガイド/KTSGTL5000UG.pdf ドライバーは FT2232C チャネル A と FT2232C チャネル B である必要があるようですが、実際はそうではなく、COM ポートとして表示されていました。SO私は何か間違ったことをしているのだと思いました。 最新の FTDI D2xx ドライバをダウンロードし、指示に従いましたが、どのドライバがインストールされているかを確認した後、それを COM ポートとして表示させて続行すると、正常に動作しました。これらはチャネル a と b ではなく 2 つの COM ポートとして表示されますが、StereoCodecControlSoftware.exe ソフトウェアは現在動作しており、接続されています。 ありがとう。 Re: KITSGTL5000EVBE Dev kit not responding, i2c fail こんにちは、スティーブ 600mA は本当に高いですね、まだそんなに高いのでしょうか?先ほど測定してみたところ、約 27mA でした。おそらくボードの不良でしょう。 電源については、どうやらキットには含まれていないようです。ハードウェア チームに問い合わせて、それがあるはずだかどうか確認してみます。 FDTI ソフトウェアについては、Windows 10 にインストールできます。インストールされていると思います Re: KITSGTL5000EVBE Dev kit not responding, i2c fail シンレイ・タン、 ご返答ありがとうございます。そのドライバを「最新の」オペレーティング システムで動作させるための手順はありますか?(かなり古いバージョンの Windows 用に書かれたと思われるドキュメント内の) 指示に従うと、次のメッセージが表示されます。   これまでのところ、あなたのサイトからダウンロードしたドライバを Windows 10 または Windows 11 で使用できませんでした。FTDI チップが認識されるのは通信ポートのみです。それは間違っていると思います。 そのボードを認識するために、Ftdi D2xx および D3xx ドライバ (インストール済み) をダウンロードしましたが、今のところうまくいきません。 また、電流と、ドキュメントには電源が付属していると書いてあるのに私のには付属していないという事実について何か考えはありますか? ありがとう スティーブ Re: KITSGTL5000EVBE Dev kit not responding, i2c fail ハイ まず最初に、FTDI ドライバがインストールされているかどうかを再確認します。init script.txt を C ドライブに貼り付けます。ソフトウェアは少し古いです。ドライバが正しくインストールされているかどうかをもう一度確認してください。 私は、すべての電力を得るために、JP3、JP4、JP5 を Vreg にコネクテッドしてボードをセットアップしました。JP2 は OSC に接続します。(添付画像にはI2Cクロックがありません) よろしくお願いします。 シンレイ・タン Re: KITSGTL5000EVBE Dev kit not responding, i2c fail こんにちは、Xinlei ( @Xinlei_Tang ) さん KITSGTL5000EVBEに関するこのお客様の質問にご協力いただけますでしょうか? ありがとう、BRs、トーマス
View full article
SDK カスタム ボード、runner.yaml がありません ビルディングに従って https://mcuxpresso.nxp.com/mcuxsdk/latest/html/develop/sdk/custom_board_development.html west build -b frdmmcxa346_custom examples/demo_apps/hello_world -DCUSTOM_BOARD_ROOT= (could be absolute path or relative path)> ビルド出力に runner.yaml は生成されません。 カスタムボードはmcux拡張機能で完全に実装されていないようです よろしくお願いします。 /ピーター 開発ボード MCXA Re: SDK Custom board, missing runner.yaml Zephyrは使用していません。 よろしくお願いします。 /ピーター Re: SDK Custom board, missing runner.yaml こんにちは@Peter19さん、 あなたが参照しているリンクは、Zephyr を使用せずに SDK 外でカスタム ボードを開発するためのものです。 代わりに、次の Web ページに従ってください:ボード移植ガイド - Zephyr プロジェクト ドキュメント。 その Web サイトに記載されているように、「通常は、ボード ディレクトリをコピー/貼り付けし、その内容をハードウェアに合わせて変更することから始めることができます。 」 当社の MCU の 1 つに基づいて Zephyr を使用してカスタム ボードを実装する最適な方法は、VSCode の MCUXpresso 拡張機能を使用して zephyr リポジトリをダウンロードし、 \zephyr\boards\nxp に移動して、同じ SoC を実装するボードを識別し (Zephyr ガイドに記載されているとおり)、ボードを複製して名前をカスタム名に変更することです。次に、この新しいボード フォルダー内のすべてのファイルを新しい名前に調整するためのすべての変更を実行し、ボード デバイス ツリーをカスタム ボードの特定のハードウェアに変更します。 これを実行すると、VS Code の MCUXpresso 拡張機能は、選択した Zephyr リポジトリから例をインポートするときに新しいボードを表示します。新しいカスタム ボードのプロジェクトをインポートしたら、通常どおりプロジェクトをビルディングすると、ビルディング プロセスによって runners.yaml ファイルと、カスタム ボード専用に作成された残りのファイルが作成されます。 これが役に立つことを願います。 BR、 エドウィン。
View full article
i.MXRT1180-EVK:无法在 CM33 项目中设置断点 我正在使用装有 Keil uVision 的 i.MXRT1180-EVK 板和 CMSIS-DAP ARMv8-M 调试器来调试 hello_world_cm33 多核项目。我可以逐步执行代码,但是当我设置断点并按下 “运行” 按钮时,命令窗口显示消息 “无法访问内存(@0x2800F3E0,读取,访问大小:2 字节)”,程序崩溃。请注意,我使用的是原始示例项目,在开始 hello_world_cm33 项目的调试过程之前,我版本了 hello_world_cm7 项目。i.MXRT1180-EVK 板设置为 BOOT_MODE [2:0]-100 FlexSPI 四通道SPI 串行 NOR。 在项目中使用断点需要做些什么? Re: i.MXRT1180-EVK: Cannot set a breakpoint in CM33 project 嗨,@pat24、 您正在执行什么流程来导入示例并版本这些项目?您是否确保创建了多核工作区?您是否确保先构建辅助内核 (cm7),然后构建主内核 (cm33)?请在此处查看如何在 Keil 上运行多核应用程序的过程:使用 Keil MDK/μVision 运行演示 - MCUXpresso SDK 文档 虽然 RT1170 的流程与 RT1180 相同。 BR, Edwin. Re: i.MXRT1180-EVK: Cannot set a breakpoint in CM33 project 我使用 MCUXpresso 也没有问题,但我必须使用 Keil uVision,无法切换到 MCUXpresso。我使用带有代码包 NXT:: MIMXRT1189_DFP — 25.09.00-pvw2 的 Keil uVision Pack 安装程序(2025-08-12).在我看来,我们使用的是相同的设备专用代码包。我试用了 Segger Flasher Portable PLUS 调试器,它可以处理 hello_world_cm33 项目,但不能处理 hello_world_cm7。项目挂在 tasks.c 中在启动时。无法进行任何调试。 板载调试器 Segger hello_world_cm33 没有断点可能工作 hello_world_cm7 的工作在启动时挂起在任务中 Re: i.MXRT1180-EVK: Cannot set a breakpoint in CM33 project 嗨,@pat24、 我从 MIMXRT1180-EVK SDK v25.09.00 中导入了多核 hello world 示例项目。你也在使用这个 SDK 版本吗?我运行了示例,并在 main.c 上设置了断点文件,并在断点处停止,没有任何错误信息。 不过,我是在 MCUXpresso 上做的。您能否尝试在 MCUXpresso 上执行此操作,以确保这不是硬件或示例项目的问题,而是集成开发环境设置的问题? BR, Edwin. Re: i.MXRT1180-EVK: Cannot set a breakpoint in CM33 project 谢谢您的答复。我可以在 hello_world_cm7 项目中设置断点,但在 hello_world_cm33 项目中却不起作用,即使清除了所有闪存也是如此。我试过好几次了。您能重现我的调试问题吗?这是 Keil 的示例项目,我使用的是 i.MXRT1180-EVK 开发板。 Re: i.MXRT1180-EVK: Cannot set a breakpoint in CM33 project 嗨,@pat24、 尝试进行大规模擦除,删除项目上的 " debug " 文件夹,最后在重建和重新刷新你的板之前清理项目。如果你无法进行大规模擦除,请按照以下步骤操作:调试器连接问题的 RT 板恢复-恩智浦社区 BR, Edwin.
View full article
[i.MX RT1064] SDカードの初期化が停止し、コマンドタイムアウトが発生しない こんにちは! 現在、MIMXRT1064 CVL5B プロセッサを搭載したカスタム ボード上の SD カード インターフェースの信頼性を向上させようとしています。SDK の sdmmc サンプルを使用して、ほとんどのものを実行できました。カードと通信してデータの読み書きがCAN。しかし、まれに、SD カードの初期化中にアプリケーションが停止することがあります。この問題は、SD カード スロットの機械的な故障によって発生した誤ったカード検出信号に起因することが判明しました。ファームウェアは、スロットにカードが挿入されていないにもかかわらず SD カードの初期化を試み、コマンドの完了を待機し続けます。もちろんこれはハードウェアの問題ですが、プログラムの実行が永久にブロックされることはありません。 MIMXRT1064-EVK 評価ボードで問題を再現しようとしましたが、その SD カード スロットは少し堅牢なようで、空の micro SD カードでは誤動作しません。しかし、25.09 SDKのsdcard_pollingの例を使用し、sdmmc_config.cのBOARD_SDCardGetDetectStatus関数を変更することで、評価ボードで問題の動作をトリガーすることができました。SD カードが挿入されていない場合でも常に true を返すには: bool BOARD_SDCardGetDetectStatus(void) { return true; } SD カードがないと、初期化は USDHC_WaitCommandDone 関数の while ループで停止します。 static status_t USDHC_WaitCommandDone(USDHC_Type *base, usdhc_command_t *command, bool pollingCmdDone) { assert(NULL != command); status_t error = kStatus_Success; uint32_t interruptStatus = 0U; /* check if need polling command done or not */ if (pollingCmdDone) { /* Wait command complete or USDHC encounters error. */ while (!(IS_USDHC_FLAG_SET(interruptStatus, kUSDHC_CommandFlag))) { // SD card initialization gets stuck running this loop interruptStatus = USDHC_GetInterruptStatusFlags(base); } if ((interruptStatus & (uint32_t)kUSDHC_CommandErrorFlag) != 0UL) { error = kStatus_Fail; } /* Receive response when command completes successfully. */ if (error == kStatus_Success) { error = USDHC_ReceiveCommandResponse(base, command); } USDHC_ClearInterruptStatusFlags(base, kUSDHC_CommandFlag); } return error; } 完全なスタック トレースは次のとおりです。 USDHC_WaitCommandDone() at fsl_usdhc.c:729 0x7000741a USDHC_TransferBlocking() at fsl_usdhc.c:1.641 0x70007f3e SDMMCHOST_TransferFunction() at fsl_sdmmc_host.c:190 0x7000a960 SD_SendInterfaceCondition() at fsl_sd.c:1.206 0x70004430 SD_ProbeBusVoltage() at fsl_sd.c:1.950 0x70005388 sdcard_init() at fsl_sd.c:2.020 0x7000549a SD_CardInit() at fsl_sd.c:2.107 0x700055ea main() at sdcard_polling.c:174 0x70002bb6 通常、SD カードはコマンドに応答し、USDHC1.INT_STATUS.CC フラグが設定されて、プログラムは while ループを終了できるようになります。カードが存在しない場合は、USDHC1.INT_STATUS エラー フラグの 1 つ (CTOE コマンド タイムアウト エラーなど) が設定され、最終的に init 関数がエラーを返すことが予想されます。しかし、そんなことは決して起こりません。また、USDHC1.INT_STATUS_EN.CTOESEN が有効になっており、SD クロックが動作していることも確認しました。 このCASE、コマンド タイムアウトがトリガーされるはずだという私の想定は正しいでしょうか、それともこの動作は正しいのでしょうか。 SD カードが挿入されていないときに初期化が失敗して停止しないようにする別の方法はありますか?SD ドライバ全体を変更するのは避けたいのですが、while ループ内の再試行回数を制限することが現時点で考えられる唯一の解決策です。 よろしくお願いします ヤン i.MXRT 106x
View full article
请让我知道当连接的设备发出“解除关联”时如何通知。 尊敬的恩智浦支持团队, 我目前正在使用 88W8887 并需要接入点模式的帮助。 当连接到接入点的 STA 设备断开连接时,STA 设备会发出“解除关联”。 有没有办法在发出“解除关联”时发出通知? 此外,当 AP 和 STA 之间的连接通过发出此“解除关联”时,是否有办法发出断开连接通知? 我正在使用“SD-WLAN-UART-BT-8887-U16-MMC-W15.87.19.p64-15.100.19.p64-C4X15704_A2-MGPL”。 ・Linux 内核版本 v3.18.24 ・hostapd 版本:2.10 ・wpa_supplicant 版本:2.10 我将非常感激您对以下几点的指导: TCC8971(Telechips)是否需要特定的配置或设置才能与 Marvell 88W8887 WiFi 设备一起在 AP 模式下有效运行? 是否有任何固件更新或特定版本可以更可靠地支持 AP 模式? 我可以使用任何其他故障排除步骤或工具来诊断和解决连接问题吗? 感谢您的时间和帮助, 此致, 高地宏之 协议:Wi-Fi 回复:请告诉我当连接的设备发出“解除关联”时如何通知。 非常感谢您的解决方案。 回复:请告诉我当连接的设备发出“解除关联”时如何通知。 你好, @Pioneer 感谢您的反馈,我们随时欢迎您。 如果对此案没有其他担忧,您介意将我之前的回复标记为解决方案吗?这样我们就可以结案了。 如果您将来有任何其他问题,请随时向我们创建新案例。 祝你有美好的一天~ 顺祝商祺! 克里斯汀。 回复:请告诉我当连接的设备发出“解除关联”时如何通知。 亲爱的克里斯汀, 非常感谢您的详细回复和指导。非常感谢您对当前系统限制的解释,以及对应用层日志分析和实现的建议。 针对 Linux 和 Android 平台的建议以及有关最新固件版本的信息非常有用。我将继续更新固件并查看推荐的故障排除文档。 也感谢您提供有关日志捕获和诊断连接问题的说明。我一定会参考它们。 再次对各位的鼎力支持表示感谢。如果将来我需要进一步的帮助,我期待您能继续提供帮助。 此致, 高地宏之 回复:请告诉我当连接的设备发出“解除关联”时如何通知。 你好, @Pioneer 感谢您为我们创建案例。 请参阅我的内联回复: 1. 发出“解除关联”命令时,有什么方法可以发出通知吗?当 AP 和 STA 之间的连接因发出“解除关联”命令而断开时,有什么方法可以发出断开连接通知吗? ==>很抱歉造成不便。目前,从控制器方面来看,我们还没有这样的策略,当连接的 STA 与以 AP 模式工作的 88W8887 断开连接时,可以自动向最终用户报告/通知。您可以查看相关的 dmesg 日志、journal 日志,或者 Wi-Fi OTA 日志,并根据日志内容自行实现应用层的需求。 TCC8971(Telechips)是否需要特定的配置或设置才能与 Marvell 88W8887 Wi-Fi 设备一起在 AP 模式下有效运行? ==>对于 Linux 平台,您可以参考《在运行 Linux 操作系统的 i.MX 8M Quad EVK 上开始使用基于 NXP 的无线模块 - 用户手册》 对于Android平台,您可以参考: 在运行Android 14操作系统的i.MX 8M Quad EVK上使用基于NXP的无线模块入门指南 是否有任何固件更新或特定版本可以更可靠地支持 AP 模式? ==>我们的最新版本是: SD-WLAN-UART-BT-8887-U16-MMC-W15.87.19.p69-15.100.19.p69-CS4X15711_A2-MGPL 您可以通过上面的链接下载并更新您的 FW。我们始终建议客户使用最新版本,因为它包含一些已知的修复并具有更好的兼容性。 我可以使用任何其他故障排除步骤或工具来诊断和解决连接问题吗? ==>您可以参考i.MX 8M Quad EVK 上基于 NXP 的无线模块的功能配置指南 - 用户手册。 第 3 节 Wi-Fi 驱动程序调试包含一些 Wi-Fi 调试的指导步骤。 特别是对于连接问题,我们通常会捕获 dmesg、wpa_supplicant 日志和 Wi-Fi OTA 日志来查看发生了什么。 如何捕获 dmesg 日志: 在Linux终端上,直接执行:dmesg > log.log 它会将 dmesg 日志保存到 log.log 文件中并保存在您的主机平台上。 如何捕获 wpa_supplicant 日志: 您可以使用以下步骤启用请求者日志: 1. 启动开发板 2. 终止 wpa_supplicant 3.打开“vi /lib/systemd/system/wpa_supplicant.service” 4. 在末尾添加 -ddd “ExecStart=/usr/sbin/wpa_supplicant -u -ddd” 5.重启开发板 6. 使用 nmcli 运行场景 7. 运行 journalctl -a -b 来捕获请求者日志 如何捕获 Wi-Fi OTA 日志使用 wireshark 或 Ominipeek 和支持监控模式的 Wi-Fi 卡来捕获 Wi-Fi OTA 日志。 为了解决连接问题,我们需要确定根本原因是来自我们这边还是来自远程那边。从驾驶员侧或 FW 侧。我们的Wi-Fi芯片端或者您的应用程序端。无论如何,一旦我们发现任何证据表明问题出在我们的 Wi-Fi 方面,我们就会尝试解决它。除了验证之外您不需要做任何事情。 如果需要我们的 Wi-Fi 芯片支持,请随时创建案例。 顺祝商祺! 克里斯汀。
View full article
SM1.FLASH.AI_SELFCHECK 和 MEM_43_INFLS/C40_Ip RTD 你好呀。 我们使用 MEM_43_INFLS 和 C40_Ip rtd 实现 SM1.FLASH.AI_SELFCHECK 安全机制。这是正确的实施方式吗?我想问您是否有可用的示例代码。 我们有两个问题: 1.-阵列完整性检查进入 HardFault(指令总线错误)。看来 AI 的功能必须分配在 RAM 部分中。我们如何配置模块 Mem_43_INFLS 和 C40_Ip 来分配 RAM 中的功能?   2.- 我们如何离线计算 Flash 的 MISR?我正在阅读手册,但二进制文件的 MISR 计算并不清楚,我想必须下载一个工具,但并不清楚。 谢谢!  
View full article
IMX8mm ブート ROM イベント バッファ読み出し こんにちは 私は現在、カスタムボード上のi.MX8MMでメインラインのu-bootv2025.01を実行しようとしています。ただし、ブートローダーでスタックしており、シリアルインターフェイス経由で出力されません。そこで、J-Linkベースを接続してレジスタを読み出しました。SPLが明らかにBoot ROMに戻ることがわかったので(Cortex-A53を停止したときにPCがBoot ROMの範囲内にあるため)、ROMイベントログバッファを読み出して詳細を確認したいと思いました。 この投稿(https://community.nxp.com/t5/i-MX-Processors/ROM-Event-on-i-MX8M/m-p/1989877)を見つけたので、アドレスとして0x9E0も試してみましたが、出力は意味をなさないようです。 --- Cortex-A53が同定されました。 Jリンク>停止 PC = 00000000000160C4 CPSR = 600003CD(AArch64、EL3h(SP_EL3)モード、IRQマスク、FIQマスク) SP = 0000000000901F40 ELR_EL1 = 2280006102140688 ELR_EL2 = A700010002088A08 ELR_EL3 = 0000000000016390 SP_EL0 = 01C0000202200002 SP_EL1 = 030C001080440040 SP_EL2 = 000000002002F0F3 SP_EL3 = 0000000000901F40 R0 = 000000000090CC90、R1 = 0000000000000006 R2 = 0000000000901DFB、R3 = 0000000000000000000 R4 = 000000000000C1DC、R5 = 0000000000901DFC R6 = 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 R8 = 00000000000000000000、R9 = 0000000000000180 R10 = 0000000000000047、R11 = 000000000000000000000 R12 = 000000000090B5E0、R13 = 000000000090B528 R14 = 0000000000004000、R15 = 000000000090B5E0 R16 = 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 R18 = 0000000000000000000、R19 = 0000000030350480 R20 = 000000000000000F、R21 = 000000000090E6D8 R22 = 000000000090C000、R23 = 0000000030350480 R24 = 0000000000000002、R25 = 0000000000910000 R26 = 0000000030390070、R27 = 0000000072000000 R28 = 00000000000000000000、R29 = 0000000000901F40 R30 = 00000000000160C4、R31 = 000000000000000000000 JMISC = 0000000000000008 J-Link>mem32 0x9E0 4 000009E0 = 0090E558 00000000 0090E6D8 00000000 Jリンク> --- 0x9E0はixm8m Mini(Nanoだけでなく)でも正しいバッファアドレスですか?この点については、AN12853あまり明確ではありません... これが正しい場合、最初の8ビットはROMイベントID(0x01で始まる)であるはずなので、読み取られたデータは私には意味がありませんが、0x00として読み取られましたか?それとも、ここでの解釈を間違えたのでしょうか? 敬具 マルクス PS:私はすでにこの質問を https://community.nxp.com/t5/i-MX-Processors/ROM-Event-on-i-MX8M/m-p/1989877 に追加しました 、 しかし、この投稿は「解決済み」とマークされているため、そうしないと見つからないことを恐れて、新しい投稿を作成しました... Re: imx8mm ブート ROM イベント バッファの読み出し こんにちは i.MX mSCALEシリーズには、すべてのi.MX8Mファミリプロセッサが含まれています。 i.MX8MM、i.MX8MQ、i.MX8MN、i.MX8MPlus また、実際には間違っていますが、OCRAMのアドレス0x9E0読み取られると、ROMログが保存されているアドレスが返されることに注意してください。   だからあなたのログ0でx90E558 は、ROM ログが格納されている正しいアドレスです。 よろしくお願いします/サルドス、 アルド。
View full article
Override a wks.in partition file I have an imx8mp board. I created a custom image based on the imx-image-core. The image uses the `imx-imx-boot-bootpart.wks.in` partition file to set the drive. I modified it to add a home partition. However I would like to create my own wks.in file since I don't have control over the `imx-imx-boot-bootpart.wks.in` file. For .bb files you can fo .bbappend. How do you do it for wks.in files? I tried adding this "WKS_FILE="imx-image-custom-imx8mp.wks.in" to the imx-image-custom.bb file but no luck i.MX 8 Family | i.MX 8QuadMax (8QM) | 8QuadPlus Linux Yocto Project Re: Override a wks.in partition file @jimmychanI followed your suggestion but I still wasn't able to make it work. I ended up using "WKS_FILES="imx-image-custom-imx8mp.wks.in". That extra "S" made the difference. Re: Override a wks.in partition file FYI. https://stackoverflow.com/questions/64049094/override-wks-file-for-sd-partition-layout
View full article
SAM AV3 SAM_ChangeKeyEntryに問題がある 私はpyscardを使用してSAM AV3用のソフトウェアを作成しています。SAM AV3はここで議論できる公開製品ですか、それともチケットを始めるべきですか?
View full article
How to build device tree changes? IMX8M Nano Yocto build setup from NXP I want to build a modified device tree for the imx8m nano. I understand the syntax of device tree source files (.dts, dtsi), but I don't know how to get the yocto build to update the DTB: imx8mn-evk.dtb. I modified imx8mn-evk.dts and built, but my changes do not seem to affect the build. As a test I simply typed garbage into the file and even renamed the file. I expected the build to fail, but no it doesn't. Thing is there's many copies of this file in my build tree. I picked the one under nano/tmp/work-shared/imx8mn-lpddr4-evk/kernel-source/arch/arm64/boot/dts/freescale/ where nano is my build dir. I realize that the files under tmp are only quasi-source files. They come from somewhere else. Maybe modifying them under tmp does not automatically cause the build to see the change. Or I have modified the wrong copy of the file. Or I selected the wrong target to build. I did "bitbake core-image-minimal" thinking that would be good. IDK whether this is a general yocto issue or something particular to the IMX yocto build. FYI Yocto makes little sense to me in general. How do I get the yocto build to build changes to the device tree? i.MX 8M | i.MX 8M Mini | i.MX 8M Nano Linux Yocto Project Re: How to build device tree changes? The info in the link How-to-compile-Linux-Kernel-Image-and-device-tree-using-Yocto is good. I actually had already found that info in NXP docs. But it's spread across two docs. The linked article is a more concise and direct description of the steps.  That said, it was not clear to me from the NXP docs or the article _why_ I'd want to use a standalone build or why it so very complicated to setup. But, I see the value of the standalone build now. And I was able to build an updated DTB. Thanks. Re: How to build device tree changes? Hi @chillinwithscb! Thank you for contacting NXP Support! You can follow the next posts to solve the problem. https://community.nxp.com/t5/i-MX-Processors-Knowledge-Base/How-to-compile-Linux-Kernel-Image-and-device-tree-using-Yocto/ta-p/2022759 https://community.nxp.com/t5/i-MX-Processors-Knowledge-Base/How-to-use-Devshell-to-compile-device-tree-files/ta-p/1727428 Best Regards! Chavira
View full article
I have a S32K344 with a S32KX4EVB-T172 I have followed all instructions from Getting Started with the S32K3X4EVB-T172 Evaluation Board for Automotive General Purpose | NXP Semiconductors  and I am now in the Build, Run phase. Compilation of the code with the Port Example for S32K344 was successful but for some reason, when going into debug, I am facing these errors: UsageFault: A coprocessor access error has occurred. The coprocessor is disabled or not present. UsageFault: An instruction executed with an invalid EPSR.T or EPSR.IT field. BusFault: A bus fault has occurred during lazy floating-point state preservation. Possible BusFault location: 0xF87AF003. BusFault: A bus fault has occurred on exception entry. MemManage: The processor attempted a load or store at a location that does not permit the operation. MemManage: The processor attempted an instruction fetch from a location that does not permit execution. HardFault: A fault has been escalated to a hard fault. HardFault: A BusFault has occurred on a vector table read during exception processing. Note: I have the FreeMaster Serial Communication Driver installed. The debugger initially would show: However, upon clicking either Resume/ Step Over, these errors would then occur. Any advice will be very much appreciated.  
View full article
外部实体按键 有几个外部实体按键,相应的按键事件可以在gui-guider里面添加吗 Re: 外部实体按键 你好呀!可以问下你是怎么解决的吗?有教程参考下不? Re: 外部实体按键 我已经参照网上的教程做好了,谢谢 Re: 外部实体按键 Hi @Cui5222  请问您用哪款芯片? BR Harry Re: 外部实体按键 有教程或者参考吗 Re: 外部实体按键 Hi @Cui5222  可以,GUI Guider 是支持将外部硬件按键与图形界面进行联动的,但这通常需要你在 GUI Guider 中设计界面逻辑,然后在生成的代码中手动添加对外部按键的处理逻辑。 BR Harry
View full article