こんにちは、NXP サポーターの皆さん。
NXP s32k311 100 ピン パッケージの ADC 構成プロジェクトが必要です。ライブ式のデバッグ モードで表示できるシンプルな ADC ピン読み取りのような、特定の s32k311 MCU のサンプル プロジェクトを提供してください。s32k311 の特定の例がないとは言わず、あれこれ参照してください。期限があるのでプロジェクトを提供してください。積極的なサポートを期待しています。
こんにちは、
はい、もちろんです。
BR、ペトル
こんにちは、
retarget.c/hを再利用します元のプロジェクトからのファイル。使用するターゲットに応じて変更する必要があります。Lpuart_Uart_Ip_SyncSend を呼び出す _write 関数が定義されています。
_write 関数は、C ライブラリ内の printf ルーチンの最下位レベルによって呼び出されます。
BR、ペトル
ありがとう、兄弟...うまくいきました...NXP 製品に取り組む自信がさらに高まるよう、皆さんからのさらなるサポートを楽しみにしています。
こんにちは、
https://community.nxp.com/t5/S32K-Knowledge-Base/RTD400-LLD-K344-ADC-SW-HW-trigger/ta-p/1966179から添付の ADC SW トリガー例のポートを参照してください。
RTD600を使用してS32DS3.6に移植されました。例では、XS32K31XEVB-Q100のPOT(ADC1チャネルP7、PTA15)を読み取り、UART0に結果を表示します。
PetrS_0-1753881988651.png
お役に立てれば幸いです。
BR、ペトル