2141114_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2141114_ja-JP

2141114_ja-JP

NFCコックピット用SPIアダプター

こんにちは、


PN5180 および他のリーダー用のディスカバリー ボードを発見しました。このボードには USB<->SPI アダプターが搭載されているようで、NfcCockpit はこれを使用して PN5180 などのデバイスと通信できます。


私の質問は、同じことを実現する Arduino ベースのファームウェアはありますか?


esp32 または rp2040 をベースにしたボードをたくさん持っていますが、提供されているファームウェアではサポートされていないようです...

Re: SPI Adapter for the NFC Cockpit

こんにちは。ご提案ありがとうございます!


最終的に、独自のソリューションを設計しました: https://github.com/dakhnod/NFCCockpitSPIAdapter


再度、感謝します!

Re: SPI Adapter for the NFC Cockpit

こんにちは@dakhnod

1. 私の質問は、同じことを実現する Arduino ベースのファームウェアはありますか?

いいえ、Arduino ベースのファームウェアはありません。

2. esp32 または rp2040 をベースにしたボードをたくさん持っていますが、提供されているファームウェアではサポートされていないようです...


NFC COCKPIT VCOMをtesp32またはrp2040に移植できます。ソースコードはNFC Cockpit | NXP Semiconductorsからダウンロードできます。

KaiLi_0-1753701919912.png


Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-20-2025 04:15 PM
Updated by: