1089440_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

1089440_ja-JP

1089440_ja-JP

ADCチャネル割り当てについて<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

こんにちは、コミュニティの皆様

データシートの表99のADC1_IN0~ADC1_IN3に割り当てられます。


一方、リファレンスマニュアルのADCメモリマップでは、ADC1にはCH_AからCH_Dがあります。
以下をサポートするために、チャネル 0 を CHA_SEL、チャネル 1 を CHB_SEL、チャネル 2 を CHC_SEL、チャネル 3 を CHD_SEL に割り当てることは可能ですか?

IN0-CH_A
IN1-CH_B
IN2-CH_C
IN3-CH_D

よろしくお願いいたします

www.freescale.comのサイトに入って下さい

i.MX7DualAbout ADC channel assignment

こんにちは、igorpadykovさん。

解決策なのですが、理解できないSO質問があります。

データシートのピン割り当てによると、ADC1_IN0 から ADC2_IN3 までの 8 つの物理入力があります。

リファレンスマニュアルでは、ADCx_CH_A_CFG1 の CHA_SEL の範囲は 0 ~ 15 です。

ADC1_INx と Channelx は何に対応していますか?
それとも無関係でしょうか?

ADC2_IN0はどのように設定すればよいでしょうか?

よろしくお願いいたします。

Re: About ADC channel assignment<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

こんにちは後藤

はい、可能です。14.1.1節で説明したように概要

i.MX 7デュアルアプリケーションプロセッサリファレンスマニュアル

「ADCは最大5つのロジックグループ(ChA /
ChB / ChC / ChD / SW)をサポートします。各グループは1つのチャンネルを選択できます
0 〜 15 の物理チャネル。

よろしくお願いします
イゴール
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
注: この投稿で質問が解決した場合は、「正解」ボタンをクリックしてください。ありがとう!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎11-21-2025 06:28 PM
更新人: