2140533_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2140533_ja-JP

2140533_ja-JP

ボディ図に関する問題点の指摘

lv_drivers\display\monitor.c 作成本体の関数window_create 中の有段代コード

iconSurface = SDL_CreateRGBSurfaceFrom(simulator_icon, 32, 32, 16, 32 * 2, 0xf000, 0x0f00, 0x00f0, 0x000f);
SDL_SetWindowIcon(m->window, iconSurface);
SDL_FreeSurface(アイコンサーフェス);

これらの機能は SDL ボディのピクチャを表示することですが、パッケージ全体ではこのピクチャが配置される場所にも到達せず、許可が固定されているかどうかもわかりません。 GUI_Guider_Icon256×256.pngGUI_Guider_Icon256×256.pngこれは修正できますか?

追伸:私たちの仕事は、GuiGuider を使用して、Linux 上で実行可能なプログラムを構築することです。

Re: 提问关于窗体图标的问题

こんにちは、 @water spinach

ご投稿ありがとうございます。このコードは、GuiGuiderのデフォルトロゴであるSDLウィンドウアイコンの設定に使用されています。関連する画像データはソースコードに直接書き込まれています。コンパイルされたソフトウェアは変更できません。

ソフトウェアのソースコードは提供されていないため、ユーザーは変更できません。コードエディターで表示できるのは、ソフトウェアによって生成されたアプリケーションコードのみです。

これが役に立つことを願います。

BR、

セレステ

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-21-2025 06:20 PM
Updated by: