1616306_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

1616306_ja-JP

1616306_ja-JP

S32k312のPLL計算

こんにちは、チーム


私たちのデザインでは S32K312 マイクロチップを使用しています。PLL 出力周波数の計算を手伝っていただけますか。40 MHz の外部水晶発振器を使用しています。CAN計算例を一つ教えていただけますか?40MHzの水晶発振器を使用しても大丈夫でしょうか?

S32K312 用のクロック計算機を提供してください。

Re: PLL calculation for S32k312こんにちは@mogilipuri_harish 、この問題は解決できましたか。私も同じ問題を抱えています。私もまったく同じ構成で、S32K312 に MCAL 6.0.0 を使用しています。
「PLL ODIV2 = 2」が範囲外のためエラーが発生しました
Re: PLL calculation for S32k312

こんにちは @mogilipuri_hari sh

データシート以外に、クロック設定に関するガイダンス文書は存在しません。

図に示すように、RTD 2.0.1以降のバージョンにはS32K312用のルーチンがあります。

Senlent_0-1679275360762.pngSenlent_0-1679275360762.png


Re: PLL calculation for S32k312

こんにちは

この PLL クロックの計算を試みています。この計算のやり方について、いくつかメモをCANいただけますか?参考資料のようなもの。ツール内に S32k312 の例が見つからなかったのですが、役立つと思うので共有していただけますか。

Re: PLL calculation for S32k312

こんにちは、

参考までに、例えば:

Senlent_0-1679045256458.pngSenlent_0-1679045256458.png

PLL 出力周波数は 640MHz ~ 1.28GHz の範囲内である必要があります。

Re: PLL calculation for S32k312

こんにちは、

質問を完全に理解できませんでした。どの仕切り値を変更CANかということでしょうか?

Senlent_0-1679014916370.pngSenlent_0-1679014916370.png

画像内のこれらのパラメータはCAN変更可能で、S32 DS でこれらのクロック ツリー構成を表示できます。

Re: PLL calculation for S32k312

ここで変更できる変数値は何ですか?

Re: PLL calculation for S32k312

思い出させてくれてありがとう

S32K312ではCORE_CLK=160Mhzでも動作可能ですが、お客様がこの方法を使用することは推奨されません。未知のリスクがあります。

Re: PLL calculation for S32k312

こんにちは、センレントさん

実際、S32k312 のコアクロック周波数は 120Mhz です。

Re: PLL calculation for S32k312

こんにちは@mogilipuri_harish

FXOSC は 8MHz から 40MHz までCAN、SO、40MHz の水晶発振器でも問題ないはずです。

「S32 Design Studio for S32 プラットフォーム」を使用してクロックツリーを設定できます。

以下にその例をご紹介します。

Senlent_0-1678946272283.pngSenlent_0-1678946272283.png

PS:当社が提供するS32K312EVBは16MHzの外部水晶発振器を使用しています

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-21-2025 06:27 PM
Updated by: