Multi Source Translation Content

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Multi Source Translation Content

Discussions

Sort by:
关于使用 RTD 进行功能安全配置的问题 你好,团队 请问 S32K314 的热电阻(MCAL/SPD)配置如何? Q1.我没有在 RTD 上找到关于带中断的 PLL LOL 的 "配置"。 哪种配置(来自带有 SPD 的 MCAL RTD)可以配置 LOL 的 RESET 或中断? Q2.对于带中断功能的低压检测 和 HVD,我没看清哪个与低压检测 和 HVD 有关。 请问哪一个是低压检测和 HVD 的中断反应,“MCU_ERROR_ISR_NOTIFICATION” 还是 “MCU_PMC_NOTIFICATION”? Q3.对于 ERM0 配置,如何配置 ERM(使用 RTD/SPD),例如下面的代码? 谢谢! RTD S32_CONFIG_TOOL S32DS Re: Question about Safety configuration using RTD 是的 用户可在 EB Tresos 的此节点中配置其用户通知,MCU_ERROR_ISR_NOTIFICATION 将在 PMC_VoltageError_IRQHandler> 中调用 ...> 然后,Mcu_Ipw_ReportPowerErrorsCallback 将调用此通知 Re: Question about Safety configuration using RTD 你好@congnguyenphu 感谢您的回复。 为了再次确认,低压检测/HVD 与 MCU_ERROR_ISR_NOTIFICATION 有关,不是吗? 谢谢! (我将关闭此票......) Re: Question about Safety configuration using RTD 你好@Luke_Chun 1.要配置 PLL LOL 的中断,Platform 模块中指向的 IRQ 必须正确。应启用 SoC_PLL_IRQn(NVIC 212)。它在参考手册和我们的头文件中提到: 但是,我检查了 RTD 代码包,我们不为这个中断提供 ISR。我在 SPD 包中也找不到。因此,用户需要为该中断处理程序实现自己的 ISR。 2。NVIC 52 参考手册中提及的带中断的低压检测 和 HVD: 在 RTD 的 MCU 集成手册中,我们提供了名为 PMC_VoltageError_IRQHandler 的 ISR 来处理该问题: 您可以在 RTD 平台中通过 IRQ"PMC_IRQn" 配置并启用它。 在 PMC_VoltageError_IRQHandler() 中,它还通过"MCU_ERROR_ISR_NOTIFICATION "宏调用MCU 配置中用户自定义的回调通知 McuErrorIsrNotification。 3.如何配置 ERM: -在 RTD 代码包中:我们在 EB Tresos/S32CT 上没有配置来帮助用户配置 ERM 寄存器的值。但 RTD 在 BaseNXP/header/S32K314_ERM.h 中提供了宏,帮助用户设置该寄存器的值: 用户可以使用这些宏作为裸机代码来设置寄存器的值。 -在 SPD 代码包中:我指的是 emcem 插件,文件 emceM_ERM.C在函数 eMcem_Erm_Init()中,以下宏用于设置 ERM[CR] 寄存器的值:erm_cr_addr32()、safetybase_reg_write32()  
View full article
RW612ローミング設定 親愛なるコミュニティの皆さん、ローミング設定についていくつか質問があります。私はwifi-wpa-supplicantの例を実行しており、ネットワークに接続しているときにローミング(wlan_set_roaming(1、70))を有効にしています。rssiが70を下回り、バックグラウンドスキャンの代わりに通常のスキャンを開始すると、低rssiイベントがトリガーされることに気付きました。ただし、wpa_supplicantを無効にすると、通常のスキャンではなくバックグラウンドスキャンが実行されます。なぜ違いがあるのですか? WPA_supplicantバックグラウンドスキャン(CONFIG_BGSCAN)をサポートしていますが、それ(bgscan.c)は、サンプルプログラムから削除されたように見えます。これには何か理由がありますか? 私の現在の設定では、RSSIが特定のしきい値を下回ったときにのみローミングが開始されます。より強力なアクセスポイントを検出したときにローミングを開始するようにスケジュールスキャンを設定するにはどうすればよいですか? 多くの感謝と敬意 日時:RW612ローミング設定 SDK のバージョンは 24_12_00 です
View full article
imx8mp アプリ実行時に m4 を停止 imx8mp の A53 コアでユーザー アプリケーションを実行しながら、M4 コアで実行中のプログラムを確実に停止するにはどうすればよいですか?再起動後に M4 コアが自動的に再起動するため、デバイス ツリーやその他の設定を変更せずに特定のテストを実行する必要があります。これにより、テストを行っていないときでも、M4コアは正常に動作し続けることができます。
View full article
如何构建示例项目的版本 — S32K1 AUTOSAR 您好,NXP团队, 我目前正在使用 S32K1 AUTOSAR RTD 2.0.0 示例项目。 我创建了一个 GPIO_DIO_LP_example_s32K118 项目并成功构建了 Debug_Flash 版本 。 不过,该示例项目默认情况下似乎只支持在调试模式下构建。 你能告诉我如何配置项目来构建发布版本吗? 感谢您的支持! Re: How to Build Release Version of Example Project – S32K1 AUTOSAR 你好,彼得斯 谢谢您的建议。 Re: How to Build Release Version of Example Project – S32K1 AUTOSAR 您好, 你可以进入项目的属性并添加新的版本配置 输入新名称并从现有调试配置中复制 最后删除调试标记 然后应用并版本 BR, Petr
View full article
S32K358 HSE 固件不稳定 您好, 我们在安全启动配置方面遇到了问题。 1.将 BOOT_SEQ 设置为 1 后,0x400000 处的值为 1,FSR 正常报告 0x0B600000 2。安装 SMR 并 RESET 后,我附上了调试器和 BOOT_SEQ 返回 0 和 FSR 报告 0x00000000 这是异常 我执行脚本是为了进行 HSE 握手并 RESET 目标板 2/3 次,FSR 值为 0x0f600000 这很正常。 这意味着 HSE 仍然存在,并在工作,但不稳定 有什么原因吗? Re: S32K358 HSE firmware unstable 我发现在配置SMR之后,必须使用功能RESET而不是破坏性RESET。更改为功能 RESET 后,HSE 固件运行良好。 我们可以结束这个话题了。 https://community.nxp.com/t5/S32K/s32k3-hse-basic-secure-boot-protect-problem/m-p/1943667 Re: S32K358 HSE firmware unstable 感谢您对我的支持。 Re: S32K358 HSE firmware unstable 您能否与分配给您的恩智浦 FAE 讨论这个问题?或在此创建新票据: https://support.nxp.com/s/?language=en_US ......并将其转发给他们。谢谢。 Re: S32K358 HSE firmware unstable 您好, 我们的应用程序不会将 BOOT_SEQ 改为 0。 我们确实在多个板上进行了测试,但只有 1/2 个板出现了这个问题。 下面是 GPR 寄存器的值 GSR 值为 0 Re: S32K358 HSE firmware unstable 你好@HaiHoangSoftware 如果即使在 RESET 后大约 1 秒后,FSR 寄存器仍保持 0x00000000,则表示 HSE 固件根本没有启动。在 GSR 注册表中可以看到什么?是否设置了第 0 位?在 HSE GPR 寄存器 0x4039_C028 中可以看到什么? HSE FW 或 SBAF 不应该这样做。你的申请不是改变了这一点吗? 问候, Lukas
View full article
IMX8QM 未使用的电源和信号绑带 您好, 我们正在为 IMX8QM 处理器设计定制板。本项目中有一些未使用的硬件模块,如 HDMI、LVDS、MIPI-CSI、MIPI-DSI、PCIe 等。我们要确保未使用的电源和信号绑扎。 例如,根据 IMX8HWDG 表 47,如果不使用HDMI-RX,下面给出的电源引脚必须接地。 VDD_HDMI_RX0_1P8 ---> GND VDD_HDMI_RX0_LDO0_1P0_CAP ---> GND VDD_HDMI_RX0_LDO1_1P0_CAP ---> GND vdd_hdmi_rx0_vh_rx_3p3 ---> gnd 查看表 48,如果不使用 HDMI-RX,信号引脚的连接方式如下: HDMI_RX0_ARC_P/N ---> 保持未连接状态 HDMI_RX0_CEC ---> 保持未连接状态 HDMI_RX0_HPD ---> 保持未连接状态 HDMI_RX0_MON_5V ---> 不连接 HDMI_RX0_CLK_P/N ---> GND HDMI_RX0_DATAx_P/N ---> GND HDMI_RX0_REXT ---> GND HDMI-RX 块没有问题。 不过,LVDS和 MIPI-CSI 或 MIPI-DSI 块有些令人困惑。根据表 47,LVDS电源引脚必须用 10kΩ 电阻器连接至 GND。 VDD_LVDS0_1P0 ---> 10 kΩ 至地面 VDD_LVDS0_1P8 ---> 10 kΩ 至地面 VDD_LVDS1_1P0 ---> 10 kΩ 至地面 VDD_LVDS1_1P8 ---> 10 kΩ 至地面 在硬件设计指南第 78 页中有一项关于对地 10 kΩ 建议的说明: 所有球可作为一组通过一个 10 kΩ 电阻器连接并拉低至地,或作为多组(根据球图位置)通过多个 10 kΩ 电阻器连接并拉低至地。如果相关电源没有供电,信号球可以不连接。 问题 1:根据上述解释,我们将 VDD_LVDS0_1P0(球 AV36)和 VDD_LVDS1_1P0(球 AW35)短路,并只用一个 10k 电阻与地相连。数据表显示,这些电源引脚属于第 1 组(同一组)。这样做安全吗?我在下面附上了一张图片。 表 48 中另有 LVDS 块未使用信号引脚的说明: 所有球可作为一组通过一个 10 kΩ 电阻器连接并拉低至地,或作为多组(根据球图位置)通过多个 10 kΩ 电阻器连接并拉低至地。此解决方案仅在与每个 I/O 组关联的所有功率域均已断开或接地时才适用。如果某些功能域仍处于供电状态,则落入这些功能域的未使用的 I/O 必须保持浮空或单独接地,每个信号都通过自己的 10kΩ 电阻器。 未使用的电源引脚中指出,对于 LVDS,未使用的无电源硬件模块信号引脚可以不连接。但上面的说明没有提到在不提供电源的情况下不连接信号引脚的任何信息。 问题 2:如果我们将 LVDS 电源引脚 10K 与地相连,不连接 LVDS 信号引脚是否安全?我在下面附上了一张图片。 问题 3:我只举了一个 LVDS 的例子。我可以将这些线路应用于 MIPI-CSI 和 MIPI-DSI 块吗? 需要您帮助完成该项目的硬件设计。 先行致谢。 易卜拉欣 i.MX8 i.MX 8 系列 | i.MX 8QuadMax (8QM) | 8QuadPlus Re: IMX8QM Unused Power and Signal Strapping 感谢您的答复。我们将像下面这样布线: 要为每条线路布线并为每组线路放置一个电阻器是很困难的。无论如何,哪种方法更安全,我们都必须这样做。 再次感谢。 易卜拉欣 Re: IMX8QM Unused Power and Signal Strapping 你好 1.是的,它是安全的。 2.不需要,每个组或信号都需要用一个 10k 电阻器连接到地。 3.是的,LVDS 和 MIPI 信号的指导原则类似。 顺祝商祺!
View full article
LPC55xx:启用柔性通信接口 USART CMSIS 的时钟源 你好 运行 MCUXpresso IDE 25.06 和用于 LPC5536 的 SDK 25.06。我使用配置工具来配置通过"新项目向导" 创建的新项目的硬件接口。 我首先使用时钟 工具将 CPU 时钟配置为 100 MHz。 接下来,我使用外设工具将 Flexcom0 配置为 USART(CMSIS 通用驱动程序)。当我添加该接口时,配置页面正确显示了一个错误:"clock source is not configured" 。 它还快速提示我可以启用 FXCOM0 时钟: 我选择"启用 FXCOM0 时钟" ,然后错误指示灯就消失了。 我点击"更新代码" 。然后关闭 "外设 "窗口,返回 "显影 "视图。 现在我打开 Clocks Tool(时钟工具),以更改 FXCOM0 时钟的路由。 可以看到"FXCOMCLK0" 时钟已启用: 在这里,我将 FCCCLKSEL0 从"main_clk" 改为"system_pll_divided_clock。这将禁用 FXCOMCLK0。 点击"更新代码" 后,我再次打开外设工具。 在那里,我看到了与之前相同的错误指示器,即断言 Flexcom0 时钟未配置(正确)。 现在,我再次使用之前的"快速修复" ,让外设工具为我启用时钟。 我打开时钟工具,发现时钟路径上的一些元器件现在已启用,但以前曾被禁用: 和以前一样,我不想使用"main_clk" 的时钟路由,而是使用"pll_clk_div" 的时钟路由。 当切换到"pll_clk_div" 时,FXCOMCLK0 会再次禁用。Arrrgghh. 我到此为止。这显然不是将时钟路由到硬件接口的有效工作流程。在不同的配置工具之间来回切换需要太多的麻烦。 因此,我从振荡器开始为时钟布线。这在我按下 PLLDIV 之前一直有效。 该元素已禁用,我不知道如何启用它。我尝试双击它、名称、分频器、" 处于非活动状态的 " 文本,但无济于事。 最后,我右键单击元素,选择"编辑设置:PLLDIV" 。在这里,我尝试输入"PLLDIV Frequency" ,但弹出的错误窗口称该元素已禁用。我绝望地点击了 " 暂停分频器计数器 " 然后选择了 " 启用分频器计数器 "。 你能相信吗?🤷‍♂️ 时钟工具在这方面确实很不方便,也不直观。它应该提供 " 快速修复 " 以轻松启用任何元器件。这将很有帮助。 Re: LPC55xx: enable clock source for flexcomm interface USART CMSIS 你好@marek_neuzil、 真聪明非常感谢你花时间写出如此详细和全面的回答。我非常欣赏你的深入研究。 在我的下一个项目中,我一定会尝试你描述的步骤。 致以最诚挚的问候, Daniel Re: LPC55xx: enable clock source for flexcomm interface USART CMSIS 你好@danielholala、 我检查了您的使用案例和您报告的问题。外设工具中提供的启用 FXCOM0 时钟功能只是时钟工具的快捷方式。时钟工具为时钟图中的每个电平输出提供相同的功能: 您的用例可以在时钟工具中处理,无需切换工具。每个电平输出的快捷菜单都包含 “启用” 命令。此功能只是通过启用时钟路径上的时钟门、分频器和其他元件来启用时钟。您的特定要求必须通过手动选择时钟源和选择 PLL 模式、配置外部时钟源(还必须根据板的连接手动指定外部时钟源/晶体)来处理。 例如,如果您想使用启用 FXCOM0 时钟命令,可以这样做: 选择 FCCLKSEL0 的main_clk时,选择系统 PLL 分频 ,然后点击启用 FXCOM0 时钟。 然后选择main_clk(因为这是 FRGCLKSEL0 的唯一有效时钟源),然后必须选择pll_clk_div ,因为要使用 PLL 输出。 再次处理启用 FXCOM0 时钟命令时,请参阅下文: PLLDIV 分频器已启用: 请注意,PLL 本身不使用,PLL 被旁路,因为 PLL 未配置。它提供两种功能模式和其他必须指定的设置。 例如,选择 "正常 "模式时,将启用 PLL 并设置 384 MHz 频率。 如果板使用晶体,例如 16 MHz,则必须在 XTAL 时钟源详细信息设置中将其设置为包括电容和工作模式: 您可以为 PLL 选择外部时钟源和源时钟: 时钟门是禁用的,因此您可以在 "细节 "视图设置中手动启用它(单击元素)。 选择启用和时钟值: 您还可以在时钟图中指定输出频率: 时钟工具会选择可能的时钟分频器并提供满足要求的设置: 选择所需频率也会导致频率输出锁定(图中频率附近的锁定图标)。 如果您需要的频率无法通过现有时钟路径实现(例如 FXCOMCLK2 的 30 MHz),则可以使用 FXCOM2 时钟的高级解析器: 它对可能的时钟路径进行了更复杂的分析,并尝试为所有要求和锁定设置找到可能的解决方案。在这种情况下,它会更改主时钟和 PLL 频率的设置: 时钟工具为现代 MCU 的复杂时钟模型提供高级支持,这些模型为所有外设和系统模块提供多种时钟路径设置,有时还需要更高级的用户配置以满足特定要求。 如果您还发现任何问题或需要改进,请随时与我联系。我们仍在开发新功能,并在下一版配置工具中为客户做出改进。 顺祝商祺! 马雷克-诺伊齐尔 Re: LPC55xx: enable clock source for flexcomm interface USART CMSIS @danielholala 你好、 我使用的是 MCUXpresso IDE 最新版本的 ConfigTools,即 25.6.136。 尽管如此,我会将您的信息作为宝贵建议转发给 ConfigTools 团队。 Re: LPC55xx: enable clock source for flexcomm interface USART CMSIS 亲爱的 EdwinHz,感谢您的回复。 你的时钟工具版本和我的不一样吗?禁用 CTIMER4CLKDIV 时无法启用 CTIMER4 时钟。这对我来说是有感知的。我认为将时钟从源(振荡器)路由到目标元器件(例如 CTIMER4 时钟)是一种很好的做法。大图中,从左到右依次为 我坚信,当我为时钟分频器选择频率或更改 " Clocks 图 " 中的分频器值后自动启用时钟分频器时,用户体验可以得到明显而关键的改善。 希望您能将我的建议转达给 ConfigTools 团队。 谢谢。 丹尼尔 Re: LPC55xx: enable clock source for flexcomm interface USART CMSIS @danielholala 你好、 在这种特殊情况下,需要先启用 CTIMER4 时钟,才能修改 CTIMER4CLKDIV 的值: 考虑到分频器的输出直接是 CTIMER4 时钟,正如你所提到的,也许它还应该从 CTIMER4CLKDIV 的配置中启用它。我将把这一请求转达给 ConfigTools 团队,以便他们对实施情况进行评估。 BR, Edwin. Re: LPC55xx: enable clock source for flexcomm interface USART CMSIS 亲爱的@EdwinHz、 你建议输入一个频率来启用分频器。这很直观,我同意。 我试过这个,但对我不起作用。如果我输入频率,会弹出一个警告窗口,告诉我分频器已禁用,请参见屏幕截图: 我认为在我输入频率或修改分频器值时启用分频器会很直观(例如,只需点击文本 " /1 " 上的元素下方)。 我希望配置工具团队能在今后的更新中解决这个问题。 Re: LPC55xx: enable clock source for flexcomm interface USART CMSIS @danielholala 你好、 当点击这些分频器中的任何一个方块时,你会看到右边的 " Details " 窗口将发生变化,以反映该方块可能发生的变化。因此,编辑过程是点击区块,然后通过在"Details" 窗口设置频率来启用它: 此外,您还可以右键单击程序块,然后选择"编辑其设置:在这种情况下,PLDIV" ,就像你之前在帖子中提到的那样。这样,就会出现一个弹出窗口,其中的所有设置与之前的 "详细信息 "窗口相同: BR, Edwin Re: LPC55xx: enable clock source for flexcomm interface USART CMSIS 谢谢@EdwinHz 的回复。我知道"quick fix" 无法知道我要使用哪个时钟源。因此,这不是我的主要不满。 我的主要抱怨是关于启用时钟分频器,例如PLLDIV: 我找不到用鼠标在时钟图上启用它的方法。这是一次令人沮丧的经历。 有没有办法通过鼠标操作来启用它? 如果没有,我建议添加一个。 谢谢 Daniel Re: LPC55xx: enable clock source for flexcomm interface USART CMSIS @danielholala 你好、 我理解 ConfigTools 带来的挫败感,有时,当"修补" 某个东西时,可能会"破坏" 其他东西。问题是,在这种情况下,使用 ConfigTools 提示的"快速修复" 选项就能快速、轻松地解决时钟初始化问题。我知道您不希望在这种情况下使用主 CPU 时钟,但在这种情况下,这是 ConfigTools 可以提供的最快速、最简单的修复方法。如果要进行更细微的配置,则需要手动设置。 BR, Edwin.
View full article
VS Code の MCUXpresso: SDK サンプルの操作 このガイドでは、次の内容について説明します。 スタンドアロン SDK からサンプル プロジェクトをインポートする方法 ビルド、フラッシュ、デバッグの方法 シリアルモニターの使い方 (マイビデオで視聴) MCUXpresso for VS Code
View full article
CRTOUCH GUIの一般的な質問 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> このドキュメントでは、CRTOUCH GUI の使用に関する一部の問い合わせについて、テクニカル サポート チームから寄せられた一般的な質問の一部に対する回答を提供します。 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> このドキュメントでは、CRTOUCH GUI の使用に関する一部の問い合わせについて、テクニカル サポート チームから寄せられた一般的な質問の一部に対する回答を提供します。 タッチ・センサ
View full article
如何在 MCUXpresso IDE 中切换 C/C++ 库 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> MCUXpresso IDE 支持三个 C/C++ 库:Newlib、NewlibNano 和 Redlib。Newlib 是一个标准的 GNU C/C++ LIB,包含全面的功能。NewlibNano 在 Newlib 的尺寸上进行了优化。而且 Redlib 提供的应用程序要小得多,它不是 GUN C 库。 MCUXpresso SDK 演示默认使用 Redlib,一些客户希望切换库以平衡代码大小和功能。 特别是对于小内存嵌入式芯片,推荐使用Redlib。 本文档主要包含两部分内容: 一、 MCUXpresso IDE中使用的不同C/C++库 二. MCUXpresso IDE 中的 Switch C 库 有关详细信息,您还可以参考 。
View full article
AUT-N1798 統合型 MagniV ソリューションによるアプリケーションの小型化 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> シングルダイ・ソリューションを備えた統合型ミックスド・シグナル・マイクロコントローラにより、システム設計を簡素化し、市場投入までの時間を短縮します。この講義では、NXP MagniVポートフォリオの概要を説明し、アプリケーションを縮小するためのソリューションを提供します。 ビデオプレゼンテーションを見る <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> シングルダイ・ソリューションを備えた統合型ミックスド・シグナル・マイクロコントローラにより、システム設計を簡素化し、市場投入までの時間を短縮します。この講義では、NXP MagniVポートフォリオの概要を説明し、アプリケーションを縮小するためのソリューションを提供します。 ビデオプレゼンテーションを見る
View full article
The best way to build a PCB first time right with KW47 (Automotive) or MCX W72 (IoT/Industrial) Please, find the important link to build a PCB using a KW4x or MCX W7x and all concerning the radio performances, low power and radio certification (CE/FCC/IC). matthieu_baudry_0-1768238081772.png “As RF behavior are dependent of PCB layout & manufacturing; PCB prototypes (based on NXP recommendations) will have to be fine-tuned to insure the expected qualified in RF is reached on the final productized platform.” KW47 product NXP web page:  https://www.nxp.com/products/KW47 MCXW72 product NXP web page: https://www.nxp.com/products/MCX-W72 Board pages:  KW47-EVK Evaluation Kit with Bluetooth® Low Energy 6.0 KW47-LOC Localization Reference Design using KW47 MCXW72-LOC Localization Board for MCX W72 Bluetooth Channel Sounding MCU FRDM-MCXW72 Development Board for MCX W72 Wireless MCU   in addition of the product webpages please refer to KW47 Knowledge Hub Do not use pre-production or production board prior to April 2026 KW47-LOC or MCXW72-LOC platform for Channel Sounding certification - contact NXP for further note NXP Channel Sounding PAGE        (Bluetooth ®  SiG Channel Sounding Technical Overview ) More Channel Sounding enablement Available on request to NXP  Channel Sounding Fundamentals for the KW47 and MCX W72[AN14865] Fundamental Steps to Design a Channel Sounding Board - Creating a Simple PCB without Diversity[AN14832] Fundamental Steps to Design a Complex Channel Sounding Board[AN14869]        Printed Channel Sounding Antennas for the KW47 and MCX W72[AN14779] HARDWARE KW47-MCXW72-EVK HW guideline: KW47 Hardware Design Guide[UG10127] MCX W72 Hardware Design Guide[UG10273] HVQFN48 package specification: SOT619-17(D)   pending release of SOT619-17(DD)   KW47-MCXW72-EVK User Manual  KW47-LOC Board User Manual[UM12114] KW47-EVK Board User Manual[UM12094] MCXW72-LOC Board User Manual[UM12113] FRDM-MCXW72 User Manual[UM12222] Minimum BoM (attached file)  DCDC management guide (AN13831) :  Power Management Hardware (nxp.com) - KW45 applicable for KW47 waiting release of KW47/MCXW72  Design-In check list: see attached file at the bottom of this article RF matching: S parameters (attached file) Available on request    How to handle coincell application on PCB:  Coin Cell Hardware Recommendations for Kinetis Bluetooth LE Applications[AN14664] KW47-MCXW72 module can also be handled in standalone:  How to run KW47-M2 standalone RF output power level: Please note it is expected that each final PCB platform, is refine with the right RF matching and filtering, to fit your market and region mandatory certification. For instance the +10dBm at pin level can be exceeded in some configuration. It is final PCB owner responsibility to build a system (incl. all Rf path loss) with the expected target power level fitting with Bluetooth SiG Core spec and European radio certification target. Then the Tx power has to be adjusted at application level.   UFL SMA CABLE: On EVK, to connect M10 module for RF trials a µFL to SMA cable is recommended:  CSH-SGFB-200-UFFR TE Connectivity / Linx Technologies | Mouser France On KW47-LOC or MCXW72-LOC to connect SMA specific connector has to be populated: TE Connectivity Ltd CONSMA021.062-G. Warning to solder SMA connector:  please insure the PCB edge is well cut and right smooth; if not please mill a bit with a sand paper. (risk is to get SMA core line not well soldered on PCB line) Also for higher Harmonics the µFL is not convenient as connector is limited above 6GHz (an SMA has to be soldered to control RF losses ) RF matching component tolerance: Please note, on NXP EVK, FRDM and LOCalization platform the RF matching components (Inductors, Capacitors) are using the HIGH tolerance Muratasets. During your RF board tuning you may need to use low tolerance Murata set to insure all RF limits are passing. Eg: GJM1555C1H3R3CB01D is +/-0.25pF tolerance where GJM1555C1H3R3BB01 with +/-0.1pF tolerance may be preferred Eg2: LQG15HS1N3S02D  is +/-0.3nH tolerance where LQG15HS1N3B02D   with +/-0.1nH tolerance may be preferred KW47 from KW45 hardware porting :  KW47 is pin to pin compatible with KW45. However from HW point of view, some components values will have to be adjusted like RF matching components values. Other components around KW4x are not foreseen as to change based on current silicon validation.  Please also note some new muxing is in place to get new features of KW47 on pins. For instance on KW47 a second Flex CAN is available. See attached file RADIO RF report:         AN14461: KW47-EVK RF System Evaluation Report for Bluetooth Low Energy Applications | NXP Semiconductors KW47-LOC RF System Evaluation Report for Bluetooth Low Energy Applications        AN14580: MCX W72 RF System Evaluation Report for Bluetooth and IEEE.802.15.4 Applications | NXP Semiconductors Radio co-existence:  Kinetis Wireless Family Products Bluetooth Low Energy Coexistence with Wi-Fi Application (nxp.com) pending release of KW47/MCXW72  Antenna:  Compact Planar Antennas for 2.4 GHz Communication Designs and Applications within NXP EVK Boards Printed Channel Sounding Antennas for the KW47 and MCX W72[AN14779] Return loss (S11) measurement: How to measure the return loss of your RF matching (S11) part of the RF report (AN13728) Loadpull: Loadpull Test Report for KW47[AN14696] SW tools for RF trials:     IoT Tool box (mobile application)     Connectivity test tool for connectivity products (part of the IoT toolbox)     DTM: How to use the HCI_bb on Kinetis family products a... - NXP Community https://community.nxp.com/t5/Wireless-Connectivity-Knowledge/BLE-HCI-Application-to-set-transmitter-... CRYSTAL   Recommended Crystal attached   Articles: KW47/MCX W72 32MHz & 32kHz Oscillation margins - NXP Community  32 kHz Crystal-less Mode on KW47[AN14884]   Please note for Channel Sounding feature with higher 10dBm transmit output, some specific care have to be taken adding to pass all harmonics on all Bluetooth Channels: see "32 MHz crystal harmonics design recommendations" chapter in "AN14826: KW47-LOC RF System Evaluation Report" where an extra inline inductor on Xtal path may be needed. LowPower      All power profiling tools are available in this NXP community web page:              KW35, KW38, KW45, KW47 & MCX W71, MCX W72 & MCX W23 Power Profile Tools (including Localization)      Bluetooth LE power profile estimator Tool               KW45_WK47_MCXW71_MCXW72_BLE_power_profile_calculator vx.x.xls              AN14554 Kinetis KW47 & MCX W72 Bluetooth LE Power profile analysis release.pdf      802.15.4 Matter & Zigbee power profile estimator Tool               MCX W7x 802.15.4 Matter ICD SIT LIT & ZED Power profile vx.x.xls               AN MCX W72 802.15.4 Matter and Zigbee Power profile analysis.pdf      CCC Channel Sounding BLE power profile estimator Tool               KW47 Digital Key CCC CS Power Estimator tool vx.x.xls               AN14628_AN14628_KW47_CCC_CS_Power_Profile_estimator tool_release.pdf CERTIFICATION RF full certification of KW47/MCXW72  available on board product pages KW47 and MCXW72 are Bluetooth 6.x channel Sounding certified!
View full article
i.MX 8M Quad/Mini/Nano/Plus - LPDDR4, DDR4 & DDR3L memory compatibility guide The purpose of this document is to provide supportive information for selection of suitable LPDDR4, DDR4 and DDR3L devices that are supported by i.MX 8M family of processors to aid project feasibility assessment capabilities of customers that are evaluating the SoCs for usage in their products.  It is strongly recommended to consult with NXP and the memory vendor the final choice of the memory part number to ensure that the device meets all the compatibility, availability, longevity and pricing requirements. Please note that some of the LPDDR4 devices may not support operation at low speeds and in addition, DQ ODT may not be active, which can impact signal integrity at these speeds. If low speed operation is planned in the use case, please consult with the memory vendor the configuration aspects and possible customization of the memory device so correct functionality is ensured. In all cases, it is strongly recommended to follow the DRAM layout guidelines outlined in the NXP Hardware Developer's Guides for the specific SoCs available on NXP.com Memory devices with binary densities (e.g., 1 GB, 2 GB, 4 GB) are preferred because they simplify memory management by aligning with system addressing schemes and reducing software complexity. For any questions related to specific DRAM part numbers please contact the respective DRAM vendor. For any questions regarding the i.MX SoC please contact your support representative or enter a support ticket.  LPDDR4 - maximum supported densities Please note that the SoCs only support memory devices that support either the LPDDR4 mode or support both LPDDR4 and LPDDR4X modes. Memory devices that support only the LPDDR4X mode are not supported. SoC Max data bus width Maximum density Assumed memory organization Notes i.MX 8M Quad 32-bit 32Gb/4GB dual rank, dual-channel  device with 16-row addresses (R0-R15) 1, 2, 4 i.MX 8M Mini  32-bit 64Gb/8GB dual rank, dual-channel  device with 17-row addresses (R0-R16) 1, 2 i.MX 8M Nano  16-bit 32Gb/4GB dual rank, single-channel  device with 17-row addresses (R0-R16) 1, 2, 3, 12 i.MX 8M Plus  32-bit 64Gb/8GB dual rank, dual-channel  device with 17-row addresses (R0-R16)  1, 2 LPDDR4 - list of validated memories Please note that the validation process is an ongoing effort - regular updates of the table are expected. Please contact NXP if a specific vendor or configuration is required. SoC Density Memory Vendor Validated Memory Part#  Notes i.MX 8M Quad  24Gb/3GB    Micron MT53B768M32D4NQ-062 WT:B  15 32Gb/4GB Micron MT53D1024M32D4DT-046 AAT:D  14 4Gb/512MB ISSI IS43LQ16256B-062BLI  5, 14 8Gb/1GB ISSI IS43LQ32256B-062BLI  5, 14 i.MX 8M Mini 16Gb/2GB Micron MT53D512M32D2DS-053 WT:D  15 16Gb/2GB    ESMT M56Z16G32512A-SMBIG 5, 14 32Gb/4GB Micron MT53E1G32D2FW-046 WT:A  5, 14 64Gb/8GB Micron MT53E2G32D4DT-046 AIT:A  5, 14 64Gb/8GB Micron MT53E2G32D4DE-046 AUT:C 5, 14 32Gb/4GB Intelligent Memory IMBG32L4KBB 5,14 32Gb/4GB Kingston B3221PM3BDGUI -U 5 16Gb/2GB Kingston D1621PM4CDGVIW-U related PNs also covered by the test: D1621PM4CDGUI-U D1621PM4CDGUIW-U D1621PM4CDGVI-U 5 i.MX 8M Nano  16Gb / 2GB  Kingston C1612PC2WDGTKR-U  15 16Gb / 2GB  Kingston  D1611PM3BDGUI-U 5,14 32Gb / 4GB Micron MT53E2G32D4DT-046 AIT:A  5, 13, 15 16Gb / 2GB Intelligent Memory  IMAG16L4KBB 5,14 4Gb / 512MB Nanya NT6AN256M16AV-J2 5,14 4Gb / 512MB  Winbond W66CP6RBQAHJ 5,14 8Gb / 1GB ISSI IS43LQ16512A-053BLI 5,14 8Gb / 1GB  Micron MT53D512M32D2DS-053 WT:D 13, 15 i.MX 8M Plus 48Gb/6GB  Micron MT53E1536M32D4DT-046 WT:A  15 64Gb/8GB  Micron MT53E2G32D4DE-046 AUT:C  5, 14 32Gb/4GB Samsung K4FBE3D4HB-KHCL  5, 14 32Gb/4GB Kingston B3221PM3BDGVIW-U 5, 14 64Gb/8GB Kingston Q6422PM3BDGVK-U  5, 14 8Gb/1GB Winbond W66DP2RQQAHJ  5, 14 32Gb/4GB ISSI IS46LQ32K01S2A-046BLA2 5, 14 16Gb/2GB ISSI IS46LQ32512A-046BLA3 5 32Gb/4GB ISSI IS43LQ32K01S2A-046BLI 5, 14 32Gb/4GB IM IMBG32LK4BBG-046I 5, 14 32Gb/4GB Nanya NT6AN1024F32AV-J2 5, 14 32Gb/4GB Nanya NT6AT1024T32AV-J1 5 LPDDR4 - list of incompatible devices Given the limitations mentioned in this document, the following memory devices were identified as incompatible with the particular SoCs as detailed in the following table:   Memory Vendor Memory Part# Density Incompatible SoCs Incompatibility reason Samsung K4FHE3S4HA-KU(H/F)CL 24Gb/3Gb i.MX 8M Quad  The memory device requires 17th row address bit to function. Samsung K4UHE3S4AA-KU(H/F)CL K4UJE3D4AA-KU(H/F)CL 24Gb/3Gb 48Gb/6GB i.MX 8M Quad i.MX 8M Mini i.MX 8M Nano i.MX 8M Plus The memory device only supports the LPDDR4X mode. Samsung K4FCE3Q4HB-KU(H/F)CL K4UCE3Q4AB-KU(H/F)CL 64Gb/8GB i.MX 8M Quad i.MX 8M Mini i.MX 8M Nano i.MX 8M Plus A byte mode memory device. The memory device only supports the LPDDR4X mode.  DDR4 - maximum supported densities SoC Max data bus width Maximum density Assumed memory organization Notes i.MX 8M Quad  32-bit 32Gb/4GB x16, 16Gb device with 1 bank group address, 17-row addresses and 10 column addresses 1, 6 i.MX 8M Mini  32-bit 64Gb/8GB x16, 16Gb device with 1 bank group address, 17-row addresses and 10 column addresses 1, 7 i.MX 8M Nano  16-bit 64Gb/8GB x8, 16Gb device with 2 bank group addresses, 17-row addresses and 10 column addresses 1, 8 i.MX 8M Plus  32-bit 64Gb/8GB x16, 16Gb device with 1 bank group address, 17-row addresses and 10 column addresses 1, 7 DDR4 - list of validated memories Please note that the validation process is an ongoing effort - regular updates of the table are expected. Please contact NXP if a specific vendor or configuration is required. SoC Density Memory Vendor Validated Memory Part#  Notes i.MX 8M Quad 32Gb/4GB Micron 4x MT40A512M16JY-083EAAT  15 i.MX 8M Mini  16Gb/2GB Micron 2x MT40A512M16LY-075:E  15 i.MX 8M Nano 16Gb/2GB Micron 1x MT40A1G16RC-062E:B  15 8Gb/1GB Rayson 1x RS512M16Z2DD-62DT 14 8Gb/1GB UniIC SCB12Q8G160BF-06SI 14 i.MX 8M Plus 64Gb/8GB Micron 4x MT40A1G16RC-062E:B  15 16Gb/2GB Nanya NT5AD512M16C4-JRI  14 DDR3L - maximum supported densities SoC Max data bus width Maximum density Assumed memory organization Notes i.MX 8M Quad  32-bit 32Gb/4GB x16, 8Gb device with 16-row addresses and 10 column addresses 1, 9 i.MX 8M Mini  32-bit 64Gb/8GB x8, 8Gb device with 16-row addresses and 11 column addresses 1, 10 i.MX 8M Nano  16-bit 32Gb/4GB x8, 8Gb device with 16-row addresses and 11 column addresses 1, 11 i.MX 8M Plus  i.MX 8M Plus does not support DDR3L DDR3L - list of validated memories Please note that the validation process is an ongoing effort - regular updates of the table are expected. Please contact NXP if a specific vendor or configuration is required. SoC Density Vendor Validated Memory Part#  Notes i.MX 8M Quad  16Gb/2GB Micron 4x MT41K256M16TW-107 AAT  14 i.MX 8M Mini  16Gb/2GB Micron 4x MT41K256M16TW-107 AAT  14              i.MX 8M Nano 8Gb/1GB Micron MT41K512M16VRN-107  15 Note 1: The numbers are based purely on the IP vendor documentation for the DDR Controller and the DDR PHY, on the settings of the implementation parameters chosen for their integration into the SoC, and on the JEDEC standards JESD209-4/JESD209-4A (LPDDR4), JESD279-4/JESD279-4A (DDR4), and JESD79-3E/JESD79-3F/JESD79-3-1A (DDR3/DDR3L). Therefore, they are not backed by validation, unless said otherwise and there is no guarantee that an SoC with the specific density and/or desired internal organization is offered by the memory vendors. Should the customers choose to use the maximum density and assume it in the intended use case, they do it at their own risk. Note 2: Byte-mode LPDDR4 devices (x16 channel internally split between two dies, x8 each) of any density are not supported therefore, the numbers are applicable only to devices with x16 internal organization (referred to as "standard" in the JEDEC specification). Note 3: The memory vendors often do not offer so many variants of single-channel memory devices. As an alternative, a dual-channel device with only one channel connected may be used. For example: A dual-rank, single-channel device with 16-row address bits has a density of 16Gb. If such a device is not available at the chosen supplier, a dual-rank, dual-channel device with 16-row address bits can be used instead. This device has a density of 32 Gb however since only one channel can be connected to the SoC, only half of the density is available (16 Gb). Usage of more than one discrete memory chips to overcome market constraints is not supported since only point-to-point connections are assumed for LPDDR4. Note 4: Devices with 17-row addresses (R0-R16) are not supported by the DDR Controller Note 5: The memory part number did not undergo full JEDEC verification however, it passed all functional testing items. Note 6: The density can be achieved by connecting 2 single-rank discrete devices with one 16Gb die each. Since the SoC supports x8 devices and also has connectivity for a second rank, usage of more discrete devices is possible. However, this advantage cannot be used to get higher density since this SoC has only 32Gb/4GB of address space dedicated for the DDR. Two x16 16Gb devices giving 32Gb/4GB in total is, therefore, the optimal choice that balances the maximum density aspects, the signal integrity aspects (only two discrete devices used), and bandwidth aspects (full data bus width used). Note 7: The density can be achieved by connecting 4 single rank discrete devices with one 16Gb die each, 2 devices connected to each chip select. Since the SoC supports x8 devices, the usage of more discrete devices is possible. However, this advantage cannot be used to get higher density since this SoC has only 64Gb/8GB of address space dedicated for the DDR. Four x16 16Gb devices giving 64Gb/8GB in total is the optimal choice that balances the maximum density aspects, the signal integrity aspects (only four discrete devices used), and the bandwidth aspects (full data bus width used). Note 8: The density can be achieved by connecting 4 single rank discrete devices with one 16Gb die each, 2 devices connected to each chip select.  Note 9: The density can be achieved by connecting 4 single rank discrete devices with one 8Gb die each, 2 devices connected to each chip select, or by connecting 2 dual rank discrete devices with two 8Gb dies each. Since the SoC supports x8 devices, the usage of more discrete devices is possible. However, this advantage cannot be used to get higher density since this SoC has only 32Gb/4GB of address space dedicated for the DDR. Four x16 8Gb devices giving 32Gb/4GB in total is, therefore, the optimal choice that balances the maximum density aspects, the signal integrity aspects (four discrete devices used), and bandwidth aspects (full data bus width used). Note 10: The density can be achieved by connecting 8 single rank discrete devices with one 8Gb die each, 4 devices connected to each chip select or by connecting 4 dual rank discrete devices with two 8Gb dies each. Note that the first option significantly exceeds the number of devices used on the validation board (4 discrete devices) therefore, it is not guaranteed that the i.MX would be able to drive the signals with margin to the required voltage levels due to increased loading on the traces. A significant effort would be required in terms of PCB layout and signal integrity analysis. Practically, it is not recommended to use more than 4 discrete DDR3L devices. This corresponds to the maximum density of 32Gb/4GB in the case of the single rank devices containing one 8Gb die or 64Gb/8GB in case of the dual-rank devices, each containing two 8Gb dies. Note 11: The density can be achieved by connecting 4 single rank discrete devices with one 8Gb die each, 2 devices connected to each chip select or by connecting 2 dual rank discrete devices with two 8Gb dies each. Note 12: For single-channel (x16) memory devices, the current maximum available density in the market is 16Gb/2GB (Q1 2022). Note 13: Only one channel of the device (and hence, half of its density) was utilized due to the reduced data bus width (x16) of the SoC. Note 14: Part is active. Reviewed Jan 2026 Note 15: Part will either EoL or is not recommended for new designs by the respective vendor. Additional Links https://community.nxp.com/t5/iMX-and-Vybrid-Support/i-MX-8-8X-8XL-maximum-supported-LPDDR4-and-DDR3L-densities/ta-p/1152715            IMX8MPLUSEVK
View full article
[技術ノート] i.MX RT1170 JEDEC互換性 この記事ではi.MXRT1170を例に挙げていますが、ルールはi.MX RTシリーズにも適用されます。 1. 背景と質問 データシート(例:RT1170A、RT1170B)には 'NON JEDEC' パッケージが以下のように示されていますが、製品品質ページ(例:MIMXRT1172AVM8A)では WSL 3 (Moisture Sensitivity Level 3)としてマークされており、これはJEDEC-STD-020で定義された湿度感度レベルの1つです。 矛盾はあるのでしょうか? 製品はJEDEC-STD-020に準拠していますか? 2. JEDEC-STD-020とは何ですか? JEDEC-STD-020は、リフローはんだ付け工程中の表面実装デバイス(SMD)における湿度感度レベル(MSL)および事前条件要求事項を定義した規格です。 この規格に準拠しているということは、リフローはんだ付け前のデバイスの保管および取り扱いが業界仕様に適合しており、自動化製造環境での使用に適していることを意味します。 3. WSL 3およびJEDEC-STD-020準拠 NXPの製品品質ページでは、一部のi.MX RT1170バリアントがWSL 3(Moisture Sensitivity Level 3)としてマークされており、これはJEDEC-STD-020で定義された湿度感度レベルの1つです。これは次のことを意味します。 デバイスはリフローはんだ付け前に168時間まで周囲環境にさらすことができます。 また、乾燥梱包で保管する必要があります。 JEDEC-STD-020の取り扱いおよび処理要件に準拠しています。 これは、i.MX RT1170シリーズがJEDEC-STD-020に従ってテストおよび認定されていることを示しています。NXP製品ページからの主なパラメータ: MSL(吸湿感度レベル):3 ピークパッケージ本体温度:260°C ピーク時の時間:40秒 4. データシートにおける「NON JEDEC」パッケージ i.MX RT1170データシートでは、一部のパッケージタイプが「NON JEDEC」とラベル付けされており、通常は以下を意味します。 パッケージの寸法やレイアウトがJEDEC標準のアウトラインに厳密には従っていない デバイスが正式なJEDEC-STD-020認証プロセスを経ていない 例えば、IMXRT1170BCEC Rev.1データシートでは以下のように記載されています。 パッケージ情報:プラスチックパッケージ 289ピン MAPBGA、14 x 14 mm、0.8 mmピッチ パッケージタイプ:NON JEDEC [1] これはパッケージがJEDEC標準の機械的アウトラインではないことを示しています。ただし、必ずしもデバイスがJEDEC-STD-020で定義された湿度感度要件を満たしていないことを意味するわけではありません。 5. まとめ 「NON JEDEC」は機械的形状のみを指し、信頼性規格には関係ありません。 データシート上の「NON JEDEC」の表示は物理的なパッケージアウトラインを指しており、製品品質ページのMSL 3評価は、JEDECの試験方法に基づいて決定された信頼性および取り扱い仕様を示しています。 JEDEC-STD-020は非密閉型表面実装デバイスにおける湿度感度レベルの試験規格です。i.MX RTは、MSL評価がJEDEC-STD-020の試験プロセスに基づいていることを明確に示しています。 パッケージがJEDEC標準(例えばMO-220)に準拠しているかどうかは、JEDEC-STD-020で試験可能かどうかに直接関係しません。 ‘NON JEDEC’是指物理封装中的机械形式,不是可靠性标准。 JEDEC-STD-020 是针对非气密性表面贴装器件的湿敏等级测试标准; NXP 明确表示i.MX RT产品 MSL 等级是依据 JEDEC-STD-020 测试流程; 封装是否为 JEDEC 标准(如 MO-220)与是否能进行 JEDEC-STD-020 测试无直接关系。 6. 参考資料 NXP i.MX RT1170製品ページ: https://www.nxp.com/part/MIMXRT1172AVM8A  i.MX RT1170 データシート: https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/IMXRT1170CEC.pdf JEDEC-STD-020規格: https://www.jedec.org/document_search/field_doc_type/151?search_api_views_fulltext=%E2%80%8BJ-STD-020&order=title&sort=asc     
View full article
安装 Zephyr SDK 版本 Zephyr SDK 是一套用于构建 Zephyr 应用程序的构建工具。它包含 GCC 和 CMake,并且每个 Zephyr 版本都与特定的 Zephyr SDK 版本相关联。此版本已在 Zephyr 存储库的 SDK_VERSION 文件中注明。使用推荐的 Zephyr SDK 版本非常重要——版本不匹配可能导致构建错误。 例如,Zephyr v4.1指定Zephyr SDK v0.17.0。如果在 Zephyr v4.1 中使用 Zephyr SDK v0.17.2(用于 Zephyr v4.2),会遇到版本错误。如果您需要为 Zephyr v4.1 版本应用程序,请安装Zephyr SDK v0.17.0。 您可以安装多个 Zephyr SDK 版本,并在构建时进行切换(请参阅下方说明)。 完整安装与最小安装。 完全安装:包括每个支持的 SoC 架构的所有工具链。建议初学者使用,但需要更多磁盘空间和下载时间。 最小安装:允许您仅选择所需的工具链。节省空间和时间。 对于最小化安装,运行 setup.cmd 脚本选择要安装的工具。在恩智浦板上,选择: 注册 Zephyr SDK CMake 软件包 安装主机工具 aarch64-zephyr-elf (64 位 ARM) arm-zephyr-eabi (32 位 ARM,包括 NXP 微控制器) 可选 xtensa-nxp… (Cadence Tensilica DSP 内核) 安装 Zephyr SDK 这些步骤包括使用 MCUXpresso 安装程序安装 Zephyr SDK、从 CLI 安装 West 或手动下载。 使用 MCUXpresso 安装程序进行安装 MCUXpresso 安装程序从 Zephyr v4.2 开始支持 Zephyr 软件包。每个软件包都会安装相应的 Zephyr SDK 版本(例如,v4.2 软件包会安装 SDK v0.17.2)。此选项安装了面向恩智浦开发的最小工具集。 MCUXpresso 安装程序不支持更早版本的 Zephyr SDK。对于 v0.17.1 或更早版本,请使用 West 或手动安装。 使用 West CLI 进行安装 Zephyr 项目已将 Zephyr SDK 安装添加到 West。 对于命令行界面 (CLI),请激活Python 虚拟环境,然后运行: west sdk install --version 0.17.0   如果省略 --version ,West 将使用 Zephyr 仓库的 SDK_VERSION 文件中的版本。 默认情况下,安装完整软件包。如需最小化,请添加 -i 。 通过手动下载安装 从 https://github.com/zephyrproject-rtos/sdk-ng/releases 下载 Zephyr SDK。 请根据您的主机操作系统选择完整版或精简版。 解压到您的用户文件夹(West 和 MCUXpresso 的默认位置): Windows: C:\Users\ \zephyr-sdk-0.17.0 Ubuntu: /home/ /zephyr-sdk-0.17.0 选择 Zephyr SDK 版本 多个 Zephyr SDK 版本可以共存。West 默认使用最新版本,但你可以将其覆盖: VS Code:导入示例时,在向导中选择 Zephyr SDK 版本。 CLI:在构建前设置环境变量 ZEPHYR_SDK_INSTALL_DIR 。此命令在 Ubuntu 中设置该变量: 导出 ZEPHYR_SDK_INSTALL_DIR="/home/ /zephyr-sdk-0.17.0" 或者在 Windows 中: set ZEPHYR_SDK_INSTALL_DIR= C:\Users\ \ zephyr-sdk-0.17.0   返回 Zephyr 知识中心    
View full article
GD31xx Altium and Cadence models The attached GD3100 and GD3160 models may be used by customers in developing their schematic and PCB layout.
View full article
MIIT (China) sharpened Homologation on FRDM-KW38 & KW36 The homologation requirements in China (MIIT [2002]353) obviously are planned (end of December 2022) to be sharpened (MIIT publication from 2021-01-27: “Notice on Matters Related to Radio Management in the 2400MHz, 5100MHz and 5800MHz Bands”). A modification register is need on the KW38 and KW36 to pass the new Chinese  requirement with acceptable margin: PA_RAMP_SEL value must be set to 0x02h (2us) instead of 0x01h (1us default value) Modification SW: XCVR_TX_DIG_PA_CTRL_PA_RAMP_SEL(2) in the nxp_xcvr_common_config.c All the details are in the attached file. Note: This SW modification is for China country only. BLE Software KW KW35 | 36
View full article
i.MX RT1170 DVFS Demo Dynamic voltage and frequency scaling (DVFS) is a power management technique that allows dynamically reducing power consumption of a CPU by dynamically scaling down supply voltage and CPU frequency. Because the internal DCDC of the i.MX RT1170 cannot cover the needed maximum current requirement at the junction temperature of 125 °C, the DVFS technique can be used to reduce current drain for compatibility with the internal DCDC. Lowering the processor frequency dynamically can help reduce the chip input current demand and ensure that the chip can continue to work at the junction temperature of 125 °C. The demo is attached. Only IAR and armgcc versions are enabled. The corresponding Application Note can be downloaded in the below link. https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN13267.pdf
View full article
EIQ Software Application based on OpenCV Neural Network Framework on Layerscape Platforms NXP created eIQ machine learning software for QorIQ Layerscape applications processors, a set of ML tools which allows developing and deploying ML applications on the QorIQ Layerscape family of devices. OpenCV is an open-source computer vision library. It offers a unitary solution for both the neural network inference (DNN module) and the standard machine learning algorithms (ML module). It includes many computer vision functions, making it easier to build complex machine learning applications in a short amount of time and without being dependent on other libraries. This document describe applications YOLO object detection, Image segmentation, Image colorization, Image classification, Human pose estimation and Text detection developed based on OpenCV DNN framework.
View full article
i.MX RT1170 DVFS デモ ダイナミック電圧および周波数スケーリング(DVFS)は、電源電圧とCPU周波数を動的にスケールダウンすることで、CPUの消費電力を動的に削減できる電力管理手法です。i.MX RT1170の内部DCDCは、125°Cの接合部温度で必要な最大電流要件をカバーできないため、DVFS技術を使用して電流ドレインを低減し、内部DCDCとの互換性を確保できます。プロセッサの周波数を動的に下げると、チップの入力電流需要を減らし、チップが125°Cの接合部温度で動作し続けることができます。 デモが添付されています。IAR と armgcc のバージョンのみが有効になります。 対応するアプリケーションノートは、以下のリンクからダウンロードできます。 https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN13267.pdf
View full article