2139258_zh-CN

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2139258_zh-CN

2139258_zh-CN

IMX8QM 未使用的电源和信号绑带

您好,

我们正在为 IMX8QM 处理器设计定制板。本项目中有一些未使用的硬件模块,如 HDMI、LVDS、MIPI-CSI、MIPI-DSI、PCIe 等。我们要确保未使用的电源和信号绑扎

例如,根据 IMX8HWDG 表 47,如果不使用HDMI-RX,下面给出的电源引脚必须接地。

  • VDD_HDMI_RX0_1P8 ---> GND
  • VDD_HDMI_RX0_LDO0_1P0_CAP ---> GND
  • VDD_HDMI_RX0_LDO1_1P0_CAP ---> GND
  • vdd_hdmi_rx0_vh_rx_3p3 ---> gnd

查看表 48,如果不使用 HDMI-RX,信号引脚的连接方式如下:

  • HDMI_RX0_ARC_P/N ---> 保持未连接状态
  • HDMI_RX0_CEC ---> 保持未连接状态
  • HDMI_RX0_HPD ---> 保持未连接状态
  • HDMI_RX0_MON_5V ---> 不连接
  • HDMI_RX0_CLK_P/N ---> GND
  • HDMI_RX0_DATAx_P/N ---> GND
  • HDMI_RX0_REXT ---> GND

HDMI-RX 块没有问题。


不过,LVDS和 MIPI-CSI 或 MIPI-DSI 块有些令人困惑。根据表 47,LVDS电源引脚必须用 10kΩ 电阻器连接至 GND。

  • VDD_LVDS0_1P0 ---> 10 kΩ 至地面
  • VDD_LVDS0_1P8 ---> 10 kΩ 至地面
  • VDD_LVDS1_1P0 ---> 10 kΩ 至地面
  • VDD_LVDS1_1P8 ---> 10 kΩ 至地面

在硬件设计指南第 78 页中有一项关于对地 10 kΩ 建议的说明:

所有球可作为一组通过一个 10 kΩ 电阻器连接并拉低至地,或作为多组(根据球图位置)通过多个 10 kΩ 电阻器连接并拉低至地。如果相关电源没有供电,信号球可以不连接。

问题 1:根据上述解释,我们将 VDD_LVDS0_1P0(球 AV36)和 VDD_LVDS1_1P0(球 AW35)短路,并只用一个 10k 电阻与地相连。数据表显示,这些电源引脚属于第 1 组(同一组)。这样做安全吗?我在下面附上了一张图片。

image.pngimage.png

表 48 中另有 LVDS 块未使用信号引脚的说明:

所有球可作为一组通过一个 10 kΩ 电阻器连接并拉低至地,或作为多组(根据球图位置)通过多个 10 kΩ 电阻器连接并拉低至地。此解决方案仅在与每个 I/O 组关联的所有功率域均已断开或接地时才适用。如果某些功能域仍处于供电状态,则落入这些功能域的未使用的 I/O 必须保持浮空或单独接地,每个信号都通过自己的 10kΩ 电阻器。

未使用的电源引脚中指出,对于 LVDS,未使用的无电源硬件模块信号引脚可以不连接。但上面的说明没有提到在不提供电源的情况下不连接信号引脚的任何信息。

问题 2:如果我们将 LVDS 电源引脚 10K 与地相连,不连接 LVDS 信号引脚是否安全?我在下面附上了一张图片。

ibocakir_06_0-1753262512046.pngibocakir_06_0-1753262512046.png


问题 3:我只举了一个 LVDS 的例子。我可以将这些线路应用于 MIPI-CSI 和 MIPI-DSI 块吗?


需要您帮助完成该项目的硬件设计。

先行致谢。

易卜拉欣


i.MX8

i.MX 8 系列 | i.MX 8QuadMax (8QM) | 8QuadPlusRe: IMX8QM Unused Power and Signal Strapping

感谢您的答复。我们将像下面这样布线:

ibocakir_06_0-1754221515993.pngibocakir_06_0-1754221515993.png


要为每条线路布线并为每组线路放置一个电阻器是很困难的。无论如何,哪种方法更安全,我们都必须这样做。

再次感谢。


易卜拉欣

Re: IMX8QM Unused Power and Signal Strapping

你好

1.是的,它是安全的。

2.不需要,每个组或信号都需要用一个 10k 电阻器连接到地。

3.是的,LVDS 和 MIPI 信号的指导原则类似。

顺祝商祺!

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-20-2025 04:31 PM
Updated by: