1284060_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

1284060_ja-JP

1284060_ja-JP

i.MX RT1170 DVFS デモ

ダイナミック電圧および周波数スケーリング(DVFS)は、電源電圧とCPU周波数を動的にスケールダウンすることで、CPUの消費電力を動的に削減できる電力管理手法です。i.MX RT1170の内部DCDCは、125°Cの接合部温度で必要な最大電流要件をカバーできないため、DVFS技術を使用して電流ドレインを低減し、内部DCDCとの互換性を確保できます。プロセッサの周波数を動的に下げると、チップの入力電流需要を減らし、チップが125°Cの接合部温度で動作し続けることができます。

デモが添付されています。IAR と armgcc のバージョンのみが有効になります。

対応するアプリケーションノートは、以下のリンクからダウンロードできます。

https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN13267.pdf

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-19-2025 03:21 PM
更新者: