2139273_zh-CN

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2139273_zh-CN

2139273_zh-CN

S32K358 HSE 固件不稳定

您好,

我们在安全启动配置方面遇到了问题。

1.将 BOOT_SEQ 设置为 1 后,0x400000 处的值为 1,FSR 正常报告 0x0B600000

HaiHoangSoftware_0-1753257384760.pngHaiHoangSoftware_0-1753257384760.png

HaiHoangSoftware_1-1753257440958.pngHaiHoangSoftware_1-1753257440958.png

2。安装 SMR 并 RESET 后,我附上了调试器和 BOOT_SEQ 返回 0 和 FSR 报告 0x00000000 这是异常

HaiHoangSoftware_2-1753258163407.pngHaiHoangSoftware_2-1753258163407.png

HaiHoangSoftware_3-1753258222524.pngHaiHoangSoftware_3-1753258222524.png

我执行脚本是为了进行 HSE 握手并 RESET 目标板 2/3 次,FSR 值为 0x0f600000 这很正常。

这意味着 HSE 仍然存在,并在工作,但不稳定

有什么原因吗?


Re: S32K358 HSE firmware unstable

我发现在配置SMR之后,必须使用功能RESET而不是破坏性RESET。更改为功能 RESET 后,HSE 固件运行良好。

我们可以结束这个话题了。

https://community.nxp.com/t5/S32K/s32k3-hse-basic-secure-boot-protect-problem/m-p/1943667

HaiHoangSoftware_0-1753954706382.pngHaiHoangSoftware_0-1753954706382.png


Re: S32K358 HSE firmware unstable

感谢您对我的支持。

Re: S32K358 HSE firmware unstable

您能否与分配给您的恩智浦 FAE 讨论这个问题?或在此创建新票据:

https://support.nxp.com/s/?language=en_US

......并将其转发给他们。谢谢。

Re: S32K358 HSE firmware unstable

您好,

我们的应用程序不会将 BOOT_SEQ 改为 0。

我们确实在多个板上进行了测试,但只有 1/2 个板出现了这个问题。

下面是 GPR 寄存器的值

HaiHoangSoftware_0-1753426558530.pngHaiHoangSoftware_0-1753426558530.png

GSR 值为 0

HaiHoangSoftware_1-1753426610399.pngHaiHoangSoftware_1-1753426610399.png


Re: S32K358 HSE firmware unstable

你好@HaiHoangSoftware

如果即使在 RESET 后大约 1 秒后,FSR 寄存器仍保持 0x00000000,则表示 HSE 固件根本没有启动。在 GSR 注册表中可以看到什么?是否设置了第 0 位?在 HSE GPR 寄存器 0x4039_C028 中可以看到什么?

HSE FW 或 SBAF 不应该这样做。你的申请不是改变了这一点吗?

问候,
Lukas

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-20-2025 04:32 PM
Updated by: