Multi Source Translation Content

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Multi Source Translation Content

Discussions

Sort by:
i.MX v24.12 配置工具现已推出 我们很高兴地宣布,i.MX v24.12 的配置工具现已推出。 下载与链接 如需下载适用于所有平台的安装程序,请通过以下链接登录我们的下载网站: https://www.nxp.com/design/designs/config-tools-for-i-mx-applications-processors:CONFIG-TOOLS-IMX 有关安装和快速入门指南,请参考文档。 如需了解有关 DDR 配置和验证的更多信息,请访问此 博客文章。 发布说明 发布的完整详细信息(功能、已知问题……) • DDR 工具 – 增加了对自定义系统管理器图像导入的支持。 – 启用 i.MX 95 高级测试:用于 DQ 的 Vref 和用于 CA 优化的 Vref • SerDes 工具 – 添加了 i.MX 95 的 GUI 上的 TX 配置附加参数(摆动、裕度、均衡)。 – PCIe Gen1/Gen2/Gen3 开启模式生成。 •时钟 – 支持模块化时钟初始化。 – 初始化模式在时钟图和详细信息视图中可见。 – 创建了新的模块初始化视图,用于配置初始化模式和模块的核心选择。 •球座 – 支持对相同地址和不同地址空间的区域进行配置和概览。 – 可以为全局选项组切换代码生成。 – 支持在设置 TRDC 之前释放 ELE 加密货币的流程。 •别针 – 添加了各种 Pins 配置选项的杂项选项卡。 – 添加了路由对话框的过滤。
View full article
Battery Management Controller for HEV/EV Overview Use Cases Block Diagram Products Overview NXP solutions enable AD/DC chargers in hybrid electric vehicles (HEV). The AD/DC charger interfaces with the battery management system to ensure a proper charge of electricity of the cells until it fulfills high-voltage (HV) requirements. Our comprehensive portfolio provides the critical building blocks for high-performance, efficient and safe pawer management control system for electric traction motors. Use Cases This solution can be applied and various sectors of the industry, specially in the automotive field. NXP solutions enable Hybrid and Electric Vehicles applications as: Converters and Chargers Stop/Start Systems Power inverters Block Diagram Products Category MCU Product URL S32K144EVB: S32K144 Evaluation Board  Product Description The S32K144EVB is a low-cost evaluation and development board for general purpose automotive applications. Category Safety SBC Product URL 1 FS6500: Grade 1 and Grade 0 Safety Power System Basis Chip with CAN Flexible Data Transceiver  Product Description The NXP® FS6500 system basis chip (SBC) provides power to MCUs and optimizes energy consumption through DC/DC switching regulators, linear regulators, and ultra-low-power saving modes. Category RTC Product URL PCA85073A: Automotive tiny Real-Time Clock/Calendar with alarm function and I2C-bus  Product Description The PCA85073A is a CMOS1 Real-Time Clock (RTC) and calendar optimized for low power consumption. Category Serial Interface Product URL  MC33660: ISO K Line Serial Link Interface  Product Description The NXP® MC33660 is a serial link bus interface device designed to provide bi-directional half-duplex communication interfacing in automotive diagnostic applications. Automotive Block Diagrams
View full article
PMIC PF3000/3001 资源 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> PF3000 是一款电源管理集成电路 (PMIC),专为与 NXP i.MX 7 和 i.MX 6SL/SX/UL 应用处理器配合使用而设计。PF3000 配备最多四个降压转换器、六个线性稳压器、RTC 电源和纽扣电池充电器,可以为整个系统(包括应用处理器、内存和系统外设)供电。该设备采用 SMARTMOS 技术。 最新版本的数据表: https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/PF3000.pdf 应用笔记: https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN5132.pdf https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN5161.pdf https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN5094.pdf https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN5113.pdf 评估板用户指南: https://www.nxp.com/docs/en/user-guide/KTPF3000FRDMEVMUG.pdf PF 电源管理开发工具的 GUI: https://www.nxp.com/downloads/en/device-drivers/PF3000-HID-GUI.zip EVM 和工具: https://www.nxp.com/webapp/sps/download/license.jsp? colCode=KITPF3000FRDMEVM 更多信息: https://www.nxp.com/products/power-management/pmics/pmics-for-i.mx-application-processors/12-channel-configurable-pmic:PF3000 PF3000PF3001
View full article
实践研讨会:FreeMASTER 快速入门 – 轻松实现应用开发和调试 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 在本课程中,您将学习使用 NXP 的 FreeMASTER 调试工具来辅助系统开发和调试。尽管它在各种应用中都有许多用途,但我们将通过基于我们的 MagniV MC9S12ZVMRM 微控制器的电机控制示例来演示 FreeMASTER 的功能和用法,以简化开发过程。参与者将看到它是多么有用和易于使用和配置,以便可以随时调整系统变量或实时观察系统参数。 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 在本课程中,您将学习使用 NXP 的 FreeMASTER 调试工具来辅助系统开发和调试。尽管它在各种应用中都有许多用途,但我们将通过基于我们的 MagniV MC9S12ZVMRM 微控制器的电机控制示例来演示 FreeMASTER 的功能和用法,以简化开发过程。参与者将看到它是多么有用和易于使用和配置,以便可以随时调整系统变量或实时观察系统参数。
View full article
恩智浦无线充电解决方案和设计简介 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 本次会议将概述 NXP 无线充电解决方案产品组合,其中包括在无线充电发射器中集成 NFC 通信的功能。与会者将清楚了解恩智浦适用于汽车、消费品、家电和基础设施市场的最先进的发射和接收参考设计。本次会议还将提供无线充电发射器和接收器设计的深入技术细节和指导。此外,还将介绍涵盖低功率和中功率应用的 NFC/RFID 卡保护的回顾。 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 本次会议将概述 NXP 无线充电解决方案产品组合,其中包括在无线充电发射器中集成 NFC 通信的功能。与会者将清楚了解恩智浦适用于汽车、消费品、家电和基础设施市场的最先进的发射和接收参考设计。本次会议还将提供无线充电发射器和接收器设计的深入技术细节和指导。此外,还将介绍涵盖低功率和中功率应用的 NFC/RFID 卡保护的回顾。
View full article
PF82/8100 Resources Hi     Pls find the latest version datasheet in the link: https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/PF8100_PF8200.pdf     Pls find the errata file in the link:https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/ES_MC33PF8100_MC33PF8200.pdf     More resources will be updated periodically. 
View full article
HMB-N2042 Thread 让互联家居成为现实 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 要在家庭中实现物联网(IoT),企业需要采用开放式生态合作体系,满足从基于IPv6的网状网络协议到最终用户体验等各个方面的要求。 本课程将介绍如何将线程融入智能家居,线程的主要优势以及如何使用恩智浦和线程生态合作体系其它资源提供的模块,将线程产品概念从理念变为成品。 观看视频演示 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 要在家庭中实现物联网(IoT),企业需要采用开放式生态合作体系,满足从基于IPv6的网状网络协议到最终用户体验等各个方面的要求。 本课程将介绍如何将线程融入智能家居,线程的主要优势以及如何使用恩智浦和线程生态合作体系其它资源提供的模块,将线程产品概念从理念变为成品。 观看视频演示 智能家居和智能建筑
View full article
AUT-N1813 車両アーキテクチャのトレンド <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 2015年にいくつかの主要な自動車ブランドがハッキングを公にしたことで、車両のセキュリティに新たな注目が集まっています。車両の電気アーキテクチャにはさまざまな種類があり、地域によって大きなばらつきがありますが、ドメイン指向のセキュアネットワークへの移行が加速しています。このプレゼンテーションでは、接続性とセキュリティが強化された世界におけるセントラルゲートウェイの重要性の高まりについて見ていきます。イーサネットが普及するにつれて、IPルーティングとファイアウォールのトピックと、別のセキュリティレイヤーを追加する上でのその役割が紹介されます。最後に、テレマティクスユニットを超えてネットワーク全体に更新されたOTAソフトウェアを有効にするための中央ゲートウェイの役割について説明します。 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 2015年にいくつかの主要な自動車ブランドがハッキングを公にしたことで、車両のセキュリティに新たな注目が集まっています。車両の電気アーキテクチャにはさまざまな種類があり、地域によって大きなばらつきがありますが、ドメイン指向のセキュアネットワークへの移行が加速しています。このプレゼンテーションでは、接続性とセキュリティが強化された世界におけるセントラルゲートウェイの重要性の高まりについて見ていきます。イーサネットが普及するにつれて、IPルーティングとファイアウォールのトピックと、別のセキュリティレイヤーを追加する上でのその役割が紹介されます。最後に、テレマティクスユニットを超えてネットワーク全体に更新されたOTAソフトウェアを有効にするための中央ゲートウェイの役割について説明します。 セキュアなコネクテッド&自動運転車
View full article
示例 MPC5775K DSPI_with_interrupts S32DS_1.0 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> ******************************************************************************** * 详细说明: * * 应用程序将 SPI0 模块初始化为主机,将 SPI2 模块初始化为从机。 * 数据从主机发送到从机,从从机发送到主机。数据之后 * 收到后,处理每个模块的中断并将数据保存到全局 * 变量。 * * * ---------------------------------------------------------------------------------------------- * 测试硬件:MPC5775K-356DS,MPC57xx主板 * 微控制器: PPC5775KMMY3A 0N76P *系统频率:PLL0 266MHz * Z4 核心 133MHz * 调试器:Lauterbach Trace32 * PeMicro USB-ML-PPCNEXUS * 目标:internal_FLASH(调试模式、发布模式) * EVB连接:P18.0至P18.5(CS_0) * P18.2 至 P18.7 (SCK) * P18.3 至 P18.9(SIN - SOUT) * P18.4 至 P18.8(SOUT - SIN) * * ******************************************************************************** <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> ******************************************************************************** * 详细说明: * * 应用程序将 SPI0 模块初始化为主机,将 SPI2 模块初始化为从机。 * 数据从主机发送到从机,从从机发送到主机。数据之后 * 收到后,处理每个模块的中断并将数据保存到全局 * 变量。 * * * ---------------------------------------------------------------------------------------------- * 测试硬件:MPC5775K-356DS,MPC57xx主板 * 微控制器: PPC5775KMMY3A 0N76P *系统频率:PLL0 266MHz * Z4 核心 133MHz * 调试器:Lauterbach Trace32 * PeMicro USB-ML-PPCNEXUS * 目标:internal_FLASH(调试模式、发布模式) * EVB连接:P18.0至P18.5(CS_0) * P18.2 至 P18.7 (SCK) * P18.3 至 P18.9(SIN - SOUT) * P18.4 至 P18.8(SOUT - SIN) * * ******************************************************************************** 概述
View full article
TQ-Systems: モジュラー・アプローチで設計を高速化および最適化する方法 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> プロセッサを統合設計で使用するのも一つの方法です。組み込みモジュールを使用することも方法であり、設計を高速化し、設計リスクを軽減し、設計コストを削減します。組み込みモジュールを使用する場合、どのような制限や制約がありますか?組み込みモジュールを選択するための市場概要とガイドライン。 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> プロセッサを統合設計で使用するのも一つの方法です。組み込みモジュールを使用することも方法であり、設計を高速化し、設計リスクを軽減し、設計コストを削減します。組み込みモジュールを使用する場合、どのような制限や制約がありますか?組み込みモジュールを選択するための市場概要とガイドライン。
View full article
飞思卡尔 ARM ®微控制器概述 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 本次会议将概述飞思卡尔 ARM 微控制器以及基于 ARM ® Cortex ® -M4 / M+ 的 Kinetis MCU 和基于 Cortex-A8 和 Cortex-A9 的 i.MX 应用处理器的产品系列路线图。会议还将介绍飞思卡尔专注于 Kinetis MCU 的部分内容,例如 KM、KM 和 KV 系列。 James Huang 主讲 2015 年 5 月 7 日,台北 DwF 展 会话 ID:APF-IND-T1453 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 本次会议将概述飞思卡尔 ARM 微控制器以及基于 ARM ® Cortex ® -M4 / M+ 的 Kinetis MCU 和基于 Cortex-A8 和 Cortex-A9 的 i.MX 应用处理器的产品系列路线图。会议还将介绍飞思卡尔专注于 Kinetis MCU 的部分内容,例如 KM、KM 和 KV 系列。 James Huang 主讲 2015 年 5 月 7 日,台北 DwF 展 会话 ID:APF-IND-T1453 i.MX 应用处理器 Kinetis Cortex ® -M 微控制器
View full article
电源管理仿真和验证工具 - eFast <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 演示所有者David Lopez 该演示概述了我们的电源管理模拟和验证工具。我们的工具将帮助您加速符合 ISO 26262 标准的电源管理验证。 通过此演示,您将了解 NXP 如何开发创新验证工具来涵盖多种用例,并加速符合 ISO26262 的产品验证。开发该工具所使用的主要设备是 MC33908,具有 DC/DC 和最高功能安全级别的系统基本芯片。此外,该工具还涵盖 MCU 和 SBC 附件的验证。该工具包含一个通过收集不同汽车 OEM“非 ISO”脉冲而创建的数据库,执行速度很快。   特性 暂态仿真工具平台 加速符合 ISO 26262 标准的电源管理验证 全球 OEM 用例数据库 特色恩智浦产品 模拟和电源管理|恩智浦 汽车电子 工业控制
View full article
APF-IND-T1642 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> キットには、FRDM-34931S-EVB、FRDM-KL25Z、電源、ブラシ付きDCモーター、およびmbed™サイトのGUIが含まれます。mbedサイトからGUIをロードして使用してモーターを駆動する方法、PExソフトウェアについて説明し、産業用アプリケーション向けのMC34931Sの強みについて説明します。 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> キットには、FRDM-34931S-EVB、FRDM-KL25Z、電源、ブラシ付きDCモーター、およびmbed™サイトのGUIが含まれます。mbedサイトからGUIをロードして使用してモーターを駆動する方法、PExソフトウェアについて説明し、産業用アプリケーション向けのMC34931Sの強みについて説明します。
View full article
AN5200 - Error Correcting Codes Implemented on MPC55xx and MPC56xx Revision 1 of the document is now officially published: https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN5200.pdf   Related code examples can be found also here (equal to AN5200SW): Example 1 - MPC5634M_2b_RAM_ECC_error_injection CW210 Example 2 - MPC5674F_1b+2b_RAM_ECC_error_injection CW210 Example 3 - MPC5643L 1b_RAM_ECC_error_injection CW210 Example 4 - MPC5643L 2b RAM and 2b FLASH ECC error injection CW210 Example 5 - MPC5675K-2b_RAM+2b_FLASH_ECC_error_injection CW210 Revision 1 of the document is now officially published: http://cache.freescale.com/files/microcontrollers/doc/app_note/AN5200.pdf http://cache.freescale.com/files/microcontrollers/doc/app_note/AN5200SW.zip   Related code examples can be found also here (equal to AN5200SW): Example 1 - MPC5634M_2b_RAM_ECC_error_injection CW210 Example 2 - MPC5674F_1b+2b_RAM_ECC_error_injection CW210 Example 3 - MPC5643L 1b_RAM_ECC_error_injection CW210 Example 4 - MPC5643L 2b RAM and 2b FLASH ECC error injection CW210 Example 5 - MPC5675K-2b_RAM+2b_FLASH_ECC_error_injection CW210 Re: AN5200 - Error Correcting Codes Implemented on MPC55xx and MPC56xx SOLVED. Your code is running properly, but my did not run properly. The problem was completly different. Whe I downloaded (twice) your code was corrupted.Today I download it again and I could see it running. Then I translate your code to my application with SSD. Everithing is working now. I wanted  Exceprion_Handlers to correct corrupted flash block, that works. Thank you. Re: AN5200 - Error Correcting Codes Implemented on MPC55xx and MPC56xx I am not sure if you speak about 2b ECC error injection (because it described in chapter 6.2 and example for MPC5643L have it shown in function Generate_noncorrectable_FLASH_ECC_error) or your question is related to certain ECC error reporting flags (EER) implemented in flash memory controller. I consider these flags as redundant thus I haven't mentioned them in the appnote. Also I haven't used SSD driver for simplicity, but you can inject ECC error with SSD driver, the principle is the same. Re: AN5200 - Error Correcting Codes Implemented on MPC55xx and MPC56xx Hi, about there is not much documentation. Thank you for your attitude. I am using MPC5634M, CW10.2 and SSD C90LC. When I over program the flash it is possible to occur EER. The disposed examples with MPC56XX_C90LC_JDP_SSD_100_DEVD or your ECC_preliminary are not simulating EER in e200z335 core. Or there are missing files (in your projects) or there are no practical routine to do this (in SSD drive). If you can help ...
View full article
Install Packages.txt
View full article
Zephyrに関するメモリの詳細 これらのリソースに関するご質問や問題がございましたら、新しい質問をお寄せください。そちらで NXP サポートチームが対応いたします。 Zephyrを学習する際には、メモリに関する疑問が多く生じます。リンカはコードとデータをどこに配置するのでしょうか?アプリケーションはどのように設定すれば他のメモリを使用できるのでしょうか? リンカーが使用するデフォルトのメモリセクションは、デバイスツリーで設定されています。通常、デバイスツリーは選択されたノードを使用してこれらのセクションを設定します。MIMXRT1060-EVKボードの例を以下に示します。 chosen { zephyr,flash = &is25wp064; zephyr,sram = &sdram0; }; これらの選択したノードの名前は誤解を招く可能性があります。 zephyr,flash は、リンカがすべてのコード(.text)および読み取り専用データセクションに使用するノードを指します。通常、これは物理的なフラッシュメモリを指します。このボードでは、外部のQSPIフラッシュに配置されていますが、フラッシュではないメモリにある場合もあります。 zephyr,sram は、リンカがすべての.dataセクションと.bssセクションに使用するノードを指します。これはRAMに存在する必要がありますが、SRAMに存在する必要はありません。このボードは外部SDRAMに配置されます。アプリケーションは、これらのノードをそのアプリに最適な他のメモリに指すことができます。他に使用される一般的なメモリノードは &dtcm 、 &itcm 、または &ocram です。 通常、選択されたノードはボードのデバイスツリーファイルに設定されます。しかし、Zephyrを学び、デバイスツリーを扱う際には、アプリケーションのビルド中に生成されたデバイスツリーファイル内の設定を確認するのが最善です。詳細は、「ラボガイド:DevicetreeとVS Code Devicetree Viewer」をご覧ください。 i.MX RTメモリ メモリに関する質問のほとんどは、i.MX RTデバイスを使用している方々から寄せられます。これらのMCUは、アプリケーションの性能と柔軟性を最大限に引き出すために、複数の内部および外部メモリオプションを備えた高性能なフラッシュレスデバイスです。以下は、i.MX RTデバイスに特化した参考リソースです。 i.MX RTアプリケーションノート: AN12437 i.MX RTシリーズのパフォーマンス最適化 AN12077 i.MX RT FlexRAMの使用 AN13970 ZephyrにおけるRTシリーズメモリの再配置 ROMのブートローダーは、起動時にフラッシュコンフィギュレーションブロック(FCB)を必要とします。また、オプションでデバイス構成データ(DCD)または外部メモリ構成データ(XMCD)を追加することができ、通常はSDRAMを有効にするために使用されます。こちらの投稿には、これらの構造の所在と、それらがボードにどのように含まれているかについての詳細が記載されています。 SDRAMなし:外部SDRAMを備えたRT開発ボードのZephyrサポートは、通常、SDRAMにデータを配置します。また、ROMブートローダーは、DCDまたはXMCDを使用してZephyrアプリを実行する前にSDRAMインターフェイスを構成します。こちらの投稿では、カスタムボードのSDRAMを取り外す方法について説明しています。 FlexRAMの設定、ITCM、DTCM、またはOCRAMのサイズ変更については、AN13970 『Zephyr』でのRTシリーズメモリ再配置を参照してください。 RAMへのコードの再配置 パフォーマンスの最大化や消費電力の削減などの目的で、コードをRAMに配置し直すことは一般的な要件です。Zephyrを使用すると、アプリケーションはすべてのコード、またはコードの一部をRAMに再配置できます。以下は、再配置に役立つリソースです。 AN13970 ZephyrにおけるRTシリーズメモリの再配置 Zephyrコードおよびデータ再配置API コードを再配置するアプリケーションの例: シンプルな例として、アプリ全体をSDRAMに移動し、アプリの実行前にROMブートローダーを使ってRAMにロードするSDRAM_hello_world.zip があります。 Zperfサンプル:この Zephyr のネットワークサンプルは、ネットワークスタックとイーサネットドライバコードを ITCM に再配置し、MIMXRT1170-EVK用にビルドされた際にパフォーマンスを向上させます。残りのコードはデフォルトの外部QSPIフラッシュに残ります。 NXP SmartWatch デモとウェビナー:消費電力を削減するためにほとんどのコードを内部SRAMに再配置しますが、グラフィックアセットはフラッシュに残します。 RAMへのデータの配置 Zephyrでは、すべてのデータ、変数、スタックのデフォルトの配置は zephyr,sram ノードにあります。ただし、一部のアプリケーションでは、特定のデータを別の場所に配置する必要があります。パフォーマンスを最大化するためにDTCMにデータを配置したり、DMAバッファをキャッシュ不可能なメモリに配置したり、ディスプレイの大きなフレームバッファを外部RAMに移動したりします。データ配置を指定するための便利なリソースには、次のようなものがあります。 スタティック変数の宣言には、特定のセクションに配置するために、リンカセクションタグを含めることができます。その例としては、dma_mcux_edma.cドライバがあり、これは dma_tcdpool 構造体を __dtcm_noinit_section セクションまたは __nocache セクションに配置しています。 スタティック変数の別の選択肢として、変数宣言でデバイスツリーノードを使用して特定のセクションに配置することができます。参考となる一例として、NXPの顔検出デモがあります。このデモでは、デバイスツリーに選択されたノード zephyr,modelbuf を追加し、これはメモリセクションノード sramx を指します。このメソッドを使用するには、メモリセクションノードにプロパティ zephyr,memory-region が必要です。ソースコードでは、 model_input_buf バッファが zephyr_modelbuf ノードで宣言されています。その後、リンカは model_input_buf を sramx セクションに配置します。 ソースファイル全体またはライブラリのデータセクションとbssセクションは、他のRAMに再配置できます。Zephyrコードおよびデータ再配置APIを参照してください。 Zephyrでは、割り込みスタックやメインスタックを別のRAMセクションに配置するために、特別な固定セクションを使用できます。簡単な例として、pinned_hello_world.zipでは、割り込みスタックとメインスタックがDTCMに固定されています。   その他のメモリリソース 例として、メモリノードのサイズを変更し、NXP LPC5500のすべてのSRAMを活用しています。 Zephyr Knowledge Hub に戻る
View full article
i.MX7D DRAM Register Programming Aids Important: If you have any questions or would like to report any issues with the DDR tools or supporting documents please create a support ticket in the i.MX community. Please note that any private messages or direct emails are not monitored and will not receive a response. These are detailed programming aids for the registers associated with DRAM initialization (LPDDR3, DDR3, and LPDDR2). The last work sheet tab in the tool formats the register settings for use with the ARM DS5 debugger. It can also be used with the windows executable for the DDR Stress Test (note the removal of debugger specific commands in this tab). These programming aids were developed for internal NXP validation boards. This tool serves as an aid to assist with programming the DDR interface of the MX7D and is based on the DDR initialization scripts developed for NXP boards and no guarantees are made by this tool. The following are some general notes regarding this tool: The default configuration for the tool is to enable bank interleaving. Refer to the "How To Use" tab in the tool as a starting point to use this tool. The tool can be configured for one of the three memory types supported by the MX7D.  However, three separate programming aids are provided based on the DRAM type: LPDDR3, LPDDR2, and DDR3.  Therefore, you may use the tool pre-configured for your desired memory type as a starting point. The DRAM controller IP in MX7D is different from the MX6 series MMDC controller. Results from DRAM calibration may be updated for the following registers: DDR_PHY_OFFSET_WR_CON0 (0x30790030) and DDR_PHY_OFFSET_RD_CON0 (0x30790020).  Also, the MX7D memory map DRAM starting address is fixed at 0x80000000. Some of the CCM programming at the beginning of the DRAM initialization script (in the "DStream .ds file" tab) were automatically generated and in very few cases may involve writing to reserved bits, however, these writes to reserved bits are simply ignored. Note that in the "DStream .ds file" tab there are DS5 debugger specific commands that should be commented out or removed when using the DRAM initialization for non-debugger specific applications (like when porting to bootloaders). This tool may be updated on an as-needed basis for bug fixes or future improvements.  There is no schedule for aforementioned maintenance. For questions or additional assistance using this tool, please contact your local sales or FAE. Re: i.MX7D DRAM Register Programming Aid Hi LinWang, Thank you for bringing this to my attention.  I have made the necessary changes per the thread you referenced. Thanks, Mike Re: i.MX7D DRAM Register Programming Aid Hello Michael, One ZQ cali related bug had been idendified, please refer to thread.i.MX7 : ZQ calibration sequence is inconsistent with reference manual Update programming aid will be appreciated.
View full article
mcxn947开启加密后,对双银行A B区固件升级是否有什么影响? 在 MCXN947 上,启用固件加密对双库 A、B 固件更新有何影响? 例如,应用程序当前在 Bank A 上运行。将新的固件映像下载到 Bank B,然后交换地址映射,以便应用程序在 Bank B 上运行。 启用固件加密后,这会影响此过程吗?从 Bank B 下载固件、交换地址映射或启动应用程序是否需要任何额外的注意事项或修改? Re: mcxn947 开启加密后,对dual bank A B区固件升级是否有什么影响? 你好@justdomyself 请参考双镜像启动功能进行实现。详情请参阅 MCXN947 参考手册。 如果您不想使用 ROM 引导加载程序,也可以参考 SDK 中提供的 MCUboot 示例。   从以下位置下载 SDK:   SDK 构建器 | MCUXpresso SDK 构建器 谢谢! BR 爱丽丝 Re: mcxn947 开启加密后,对dual bank A B区固件升级是否有什么影响? 我是说 ,  开启加密对 dual bank  升级方式的影响,  不是问什么是dual  bank Re: mcxn947 开启加密后,对dual bank A B区固件升级是否有什么影响? Hello @justdomyself  没影响。 BR Alice
View full article
什么因素决定了流媒体服务是否适合日常观看? 在比较在线流媒体服务时,我认为最重要的因素是播放稳定性、图像质量、设备兼容性以及内容更新的频率。 在探索不同选择的过程中,我发现了NexusIPTV ,这项服务声称可以为使用不同设备的观众提供直播电视和在线点播内容。 值得评估的一些功能包括: 图像质量:支持全高清和 4K,具体取决于内容和连接方式。 设备兼容性:可兼容智能电视、安卓设备、Fire TV 设备、电脑和智能手机。 内容丰富多样:除了电影和电视剧外,还有直播电视节目。 播放性能:服务在高峰时段和不同网络连接下的性能表现。 内容更新:现有资料库是否得到定期维护和更新。 当然,单凭规格参数并不能保证良好的体验。实际性能取决于网络连接、设备和服务条件。此外,还需确认该内容在您所在地区是否已获得合法授权。 点击此处了解更多信息 讨论问题:在评估流媒体服务时,您最看重的是:播放稳定性、4K 画质、内容多样性,还是与您的设备的兼容性?
View full article
S32K3X8EVB-Q289 Boundary Scan test based on Lauterbach μTrace and Trace32. 1. Abstract/Introduction Boundary scan is a method for testing interconnects (wire lines) on printed circuit boards or sub-blocks inside an integrated circuit (IC). Boundary scan is also widely used as a debugging method to watch integrated circuit pin states, measure voltage, or analyze sub-blocks inside an integrated circuit. The Joint Test Action Group (JTAG) developed a specification for boundary scan testing that was standardized in 1990 as the IEEE Std. 1149.1-1990. In 1994, a supplement that contains a description of the boundary scan description language (BSDL) was added which describes the boundary-scan logic content of IEEE Std 1149.1 compliant devices. Since then, this standard has been adopted by electronic device companies all over the world. Boundary scan is now mostly synonymous with JTAG. This test is based on existing application notes for LPC55(S)xx, i.MX RT and MCXA (See references). The procedure follows how to do both a BYPASS, IDCODE and SAMPLE test, as well as an EXTEST. Following boundary scan instructions are defined in the IEEE standard: BYPASS (mandatory): TDI is connected to TDO via a single shift register. IDCODE (optional): Reads the device identification register. SAMPLE (mandatory): Takes a snapshot of the normal operation of the IC. EXTEST (mandatory): Apply preloaded data of the boundary scan register to the ports. 2. Hardware platform Lauterbach: LA-3505 POWER-DEBUG-PRO S32K3: S32K3X8EVB-Q289 There are no hardware modifications needed for connecting JTAG interface, as the S32K3 family includes the standard Arm debug port, supporting both the JTAG and SWD interfaces. S32K3XX derivatives can directly use the JTAG interface. Ensure S32K3X8EVB-Q289's jumpers are set as in the Quick Start Guide for S32K3X8EVB Board: Default Jumper settings.Default Jumper settings. Ensure a valid connection between the EVB's JTAG ARM 20-pin Standard Port (On board: J365), and the Debug Cable for Lauterbach interface. 3. Software platform This test uses Lauterbach's TRACE32 Software Package. Download the TRACE32_202509.7z to the computer and install it: Because the installation package is relatively large, you can install software components according to the target processor to save hard disk space. You can find installed driver at C:\T32\bin\windows64\drivers. 4. BSDL file validation using Lauterbach JTAG debugger. Confirm that Lauterbach probe is detected in 'Device Manager': Device Manager Trace32 device enumeration.Device Manager Trace32 device enumeration. Note: Lauterbach debugger used is LA-3500, with Probe LA-3000 + LA-7844A Debug License. Related information can be found on the Lauterbach's page. Open TRACE32 Arm interface: Type in the following commands: SYStem.Down BSDL.RESet BSDL.ParkState Select-DR-Scan BSDL.state  BSDL.state window should now appear. Select 'FILE' and load BSDL from S32K3 HW Design Package. S32K3X8EVB-Q289 should use S32K358_bga289_customer_1995E01D.bsdl. BSDL.state window.BSDL.state window.  After loading the file, type the following command: BSDL.SOFTRESET​ Switch to the Check tab of the BSDL.state window. Click BYPASSall and IDCODEall button to see if both results pass. Both should change from 'No result' to 'Test PASS': BYPASS and IDCODE check.BYPASS and IDCODE check. BYPASS: PASS means the bypass scan completed correctly for all configured devices. This indicates that the JTAG chain connectivity, chain order/length, and basic BSDL configuration are probably correct. IDCODE: PASS means the received device ID matches the expected BSDL description. This is evidence that the correct device and BSDL file are being used, but it still does not validate the boundary-register pin definitions. Next, click the SAMPLEall button, 'No result' should become Test done. Double-click the entity name, and the BSDL.SET window will pop-up: BYPASS and IDCODE check, BSDL.SET window appears.BYPASS and IDCODE check, BSDL.SET window appears. SAMPLE: PASS indicates that the pin can be observed through the boundary-scan cell, the BSDL input/observe mapping is likely correct, and that the captured value corresponds to the actual pad level. In the BSDL.SET window, uncheck Intern option to filter out the internal registers. The remaining contents are the sampled value on each signal pins. Use a multimeter to measure voltage of at least three signal pins and see if the logic state matches the sampled value. BSDL.SET window, SAMPLE check.BSDL.SET window, SAMPLE check. Next, in the Instructions field, click EXTEST and in the DR mode field, choose Set Write. Then switch to the BSDL.state window and check SetAndRun and TwoStepDR. BSDL.SET & BSDL.STATE windows EXTEST set up.BSDL.SET & BSDL.STATE windows EXTEST set up. Switch back to BSDL.SET window, click 'ENABLE' in Init BSR to enable output of corresponding signal pins, and click the buttons in “Reg.” column to toggle their output logic state 0 or 1. Use a multimeter to measure if the logic state really toggles on those signal pins. At least three signal pins need to be verified. BSDL.SET window enable and toggle signal levelBSDL.SET window enable and toggle signal level Note: PTG29/30/31 (User LED indicators Red/Green/Blue) for simplicity reasons, however, as a diagnostic recommendation, use an unloaded or lightly loaded pad if possible. 5. Conclusion This procedure provides a practical method for validating the S32K3X8EVB JTAG boundary-scan chain using TRACE32 and the appropriate S32K358 BSDL file. BYPASSall and IDCODEall verify JTAG-chain connectivity and device identification, SAMPLEall confirms pin-state observation, and EXTEST verifies pin control through the boundary-scan register. While these checks confirm basic boundary-scan operation, additional pin-level testing is recommended to validate board connectivity and application-specific signals. Any reset observed during EXTEST should be investigated before concluding a BSDL-related issue. The final report should capture the BSDL file used, JTAG-chain results, validated pins, measured logic levels, and any reset behavior observed during EXTEST. 6. References How to Perform Boundary Scan for LPC55(S)xx based on μTrace AN12919: Introduction to Boundary Scan of i.MX RT Series – Application Note How To Perform Boundary Scan On MCXA Series Using μTrace And Trace32 Boundary Scan User's Guide S32K3 Auto General-Purpose MCUs | NXP Semiconductors Software Download | Lauterbach TRACE32
View full article