mcxn947开启加密后,对双银行A B区固件升级是否有什么影响?在 MCXN947 上,启用固件加密对双库 A、B 固件更新有何影响?
例如,应用程序当前在 Bank A 上运行。将新的固件映像下载到 Bank B,然后交换地址映射,以便应用程序在 Bank B 上运行。
启用固件加密后,这会影响此过程吗?从 Bank B 下载固件、交换地址映射或启动应用程序是否需要任何额外的注意事项或修改?
Re: mcxn947 开启加密后,对dual bank A B区固件升级是否有什么影响?你好@justdomyself
请参考双镜像启动功能进行实现。详情请参阅 MCXN947 参考手册。

如果您不想使用 ROM 引导加载程序,也可以参考 SDK 中提供的 MCUboot 示例。
从以下位置下载 SDK:

谢谢!
BR
爱丽丝
Re: mcxn947 开启加密后,对dual bank A B区固件升级是否有什么影响?我是说 , 开启加密对 dual bank 升级方式的影响, 不是问什么是dual bank
Re: mcxn947 开启加密后,对dual bank A B区固件升级是否有什么影响?Hello @justdomyself
没影响。
BR
Alice