Multi Source Translation Content

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Multi Source Translation Content

Discussions

Sort by:
MIMXRT1170 割り込みの問題 こんにちは、皆さん GPIO 外部割り込みについて質問があります。MIMXRT1170_igpio_input_interrupt の例では、GPIO13_io0 ピンが入力として定義され、立ち上がりエッジ割り込みが有効になっています。GPIO13_io0 の代わりに GPIO8_io29 を使いたいです。しかし、gpio8 の割り込みハンドラーは見つかりません。 gpio8_29 を外部割り込みとして定義するにはどうすればよいですか? Re: MIMXRT1170 Interrupt issue こんにちは@EdwinHz 、 最近、あなたの回答を見て、何かがおかしいと感じたので、本当にそうなのかどうか疑問に思い始めました。 「GPIO7 から GPIO12 はすべて CM4 ドメインからのみアクセス可能」と述べられていた。SO、RM を調べ始めたところ、次のことがわかりました。 AIPS-4 の説明では、このメモリ マップ範囲は CM7 コアと CM4 コアの両方からアクセスできると明記されています。SO、私の理解では、それはあなたが少し前に述べたことと矛盾しています。 さらに、あなたが貼り付けたバスダイアグラムは、実際には次の経路でGPIO[12-7]へのバス接続を持っていると思います(私の理解が正しいと仮定)。 RM からの情報によると、PGIO はアクセス可能であるため、フローは次のようになると想定しました。間違っていたら訂正してください。しかし、何かが明らかに間違っているので、正す必要があると感じています。 よろしくお願いします、 マイケル Re: MIMXRT1170 Interrupt issue 私も同じ問題に遭遇しました。何か進展はありますか? Re: MIMXRT1170 Interrupt issue ありがとうエドウィン、分かりました Re: MIMXRT1170 Interrupt issue こんにちは@muratokuslukさん、 ほとんどのピンは CM7 ドメインと CM4 ドメインの両方からアクセスできますが、GPIO7 から GPIO12 はすべて CM4 ドメインからのみアクセスできます。 したがって、GPIO8 は CM4 アクセスのみを目的としており、CM7 割り込みはありません。「表 4-2.リファレンスマニュアルの「CM4 ドメイン割り込み概要」には、IRQ 99 に GPIO7 から GPIO11 が示されています。 しかし、「表4-1.「CM7 ドメイン割り込みサマリー」には、代わりに CM7_GPIO2 と CM7_GPIO3 IRQ があります。 ただし、GPIO8_IO29 をルーティングするパッドである GPIO_EMC_B2_19 は、代替機能 10 ではなく 5 を使用する場合、GPIO_MUX2_IO29 もルーティングします。 したがって、CM4 を使用する場合は GPIO8 のパッドと割り込みを IRQ 99 で構成し、CM7 を使用する場合は CM7_GPIO2 に同じパッドと割り込みを構成することができ、IRQ は引き続き IRQ 99 (CM7_GPIO2) になります。 プロジェクトをcm7ではなくipgio_input_interrupt_cm4に基づいている場合は、startup_mimxrt1176_cm4.cに「GPIO7_8_9_10_11_IRQHandler()」が見つかります。 これでご質問への回答になったかと思います。 BR、 エドウィン。
View full article
s32k144 aips の使い方は? ハイ フラッシュメモリを動的に保護したり保護解除したりする必要があります。 SO、MPU とフラッシュ保護レジスタ、AIPS について勉強しました。 MPU およびフラッシュ保護レジスタは解決できません。 また、AIPS(ペリフェラルアクセス保護)の説明は、RM で使用するには不十分です。 OPACR の wp ビットは関連していると思います。 しかし、各 wp ビットがどこを示しているのかわかりません。 AIPSの使い方を詳しく教えていただけますか? よろしくお願いします。 よろしくお願いいたします。 フィリップ Re: How to use s32k144 aips? こんにちは@minsky 、 新しいThreadを作成していただけますか? Re: How to use s32k144 aips? こんにちは。周辺機器のアクセス制御では、どのレジスタとどのスロットにあるかをどのように決定するのでしょうか? Re: How to use s32k144 aips? こんにちは、フィリップ。 「X」は、S32K1 派生製品にペリフェラル アクセス制御が存在することを意味します。 FTFC の周辺アクセス制御は、OPACRA のスロット 0 にあります。 要件によって異なりますが、FTFCレジスタを書き込みから保護する場合は、OPACRA[WP0] = 1を設定します。 よろしくお願いいたします。 ダニエル Re: How to use s32k144 aips? こんにちは、ダニエル 「x」は何を意味していますか? どのペリフェラルレジスタを書き込み保護しますか? : FTFC を書き込み禁止にしたいです。 SO OPACR Slot1 が該当します。 でもどうやってCAN? よろしくお願いします。 よろしくお願いいたします。 フィリップ Re: How to use s32k144 aips? こんにちは、フィリップ。 どのペリフェラルレジスタを書き込み保護しますか? RM に添付されているS32K1xx_Mamory_Map.xlsxを参照してください。 よろしくお願いいたします。 ダニエル
View full article
看门狗定时器 MIMXRT1042XJM5B 的引脚配置 亲爱的团队 我们在即将到来的项目中使用 MIMXRT1042XJM5B,我们正在寻找 Watch Dog Timer 的引脚排列,在那里可以对其进行配置,请与我们联系 期待您的来信、 此致, Bhavesh Re: Pin configuration for Watch Dog timer MIMXRT1042XJM5B 你好@bhaveshtirex、 非常感谢您关注我们的产品并使用我们的社区。 关于"我们在即将开始的项目中使用 MIMXRT1042XJM5B,我们正在查找 Watch Dog Timer 的引脚输出,它可以在哪里配置" ,在 IMXRT1040RM 中,有一些关于 WDOG 外部信号的说明。 至于如何配置引脚,您可以使用 MCUXPresso IDE 中的引脚工具 希望它能帮到你。 如果您还有疑问,请告诉我。 祝你愉快 敬上 MayLiu
View full article
S32K118 中的非对称算法库支持 你好 要使用带有 cSec 部分的 S32K118,我想知道恩智浦是否为非对称网络安全算法提供了任何库,(主要需要 ed25519ph) 如果是,我可以从哪里快速集成并进行烟雾测试和性能检查。 如果没有,是否有适用于 S32K118 的第三方库? 谢谢您! Re: asymmetric algorithm library support in S32K118 嗨@zzzzz 恩智浦 S32K1 系列微控制器中的 cSEC(加密服务引擎——压缩)模块不支持任何非对称加密算法,包括 RSA、ECC、Ed25519 等。 1.网上有很多实现 Ed25519ph 的轻量级 C 语言库,但由于我们没有测试过,所以不能向您推荐。 2。如果性能或网络安全要求很高,可以考虑通过 SPI/I2C 接口连接支持非对称加密的外部安全芯片(例如恩智浦 A71CH 或 ATECC608A)。
View full article
FRDM-MCXW71のPCBアンテナ こんにちは、 評価ボード FRDM-MCXW71 上の PCB アンテナの正しい寸法を取得することは可能ですか?ボードの積み重ねもですか? よろしくお願いします。 ボード設計 FRDMトレーニング Re: PCb Antenna on FRDM-MCXW71 こんにちは、 あなたの調子が良いといいのですが。 AN2731 2.4 GHz 通信用コンパクト平面アンテナで、ボード レイアウトとアンテナ設計に関する詳細情報を見つけることができます。 UG10146 MCXW71 ハードウェア設計ガイドでは、ワイヤレス ハードウェア設計のデバイス フットプリント、RF 回路、アンテナなどに関連する PCB 設計とレイアウトのガイドラインも提供されています。 正確な寸法については、 FRDM-MCXW71 ボードデザインファイルを参照してください。 よろしくお願いいたします。 アナ・ソフィア。
View full article
有关 NXP RT1010 SDK 中的 flexspi_nor_flash_read 示例的问题。 你好,恩智浦、 如前所述,我发现 flexspi_nor_flash_read 示例使用了写入启用命令。但如果之后没有写入或擦除,写入使能锁存器就会保持高电平,这可能会导致闪存意外写入或其他问题。 SDK 这样做有什么特殊原因吗?如果我直接删除该命令,会不会有风险?
View full article
mc145010 图 8.MC145010 数据表中典型的电池供电应用。 腔室内部没有反射,但是突然间 LED 开始闪烁几次,但输出 I/O 没有触发信号。 哪些条件会使发光二极管出现这种行为? 在哪里可以获得这些信息? Re: mc145010 亲爱的fpgiovanini 在与烟雾检测无关的几种情况下,LED 会闪烁: 低供电电压状态: 该芯片使用来自 LED 引脚的脉冲负载电流定期检查电源电压。 如果电压下降至阈值以下(由外部电阻器设定),LED 会与蜂鸣音或线性调频一起闪烁,表示电池电量不足。 箱体灵敏度降低: 集成电路会定期检查腔室灵敏度是否下降。 LED 指示灯闪烁到一半时发出 "嘟嘟 "声,表示出现这种情况。 按钮测试模式: 如果按下测试按钮,集成电路将进入高增益模式,并可能导致 LED 指示灯闪烁,作为测试序列的一部分。 上电复位或内部监控: 开机或待机时,集成电路可能会执行内部检查,从而瞬间激活 LED。 致以最崇高的敬意 约瑟夫
View full article
在 i.MX RT 双图像设置中,HAB 身份验证成功,但出现警告(不支持的引擎 - DCP)1050 你好, 我正在为 i.MX RT1050 MCU 开发安全启动实现,并希望实现双映像身份验证 ——一个用于第二阶段引导加载程序,另一个用于应用程序映像,两者都位于外部闪存中。 设置概述 SRK、IMG 和 CSF 证书使用恩智浦安全配置工具 (SPT) 生成。 第二阶段引导加载程序由 ROM 使用 HAB 进行签名和验证。 应用程序映像在启动加载程序后存储在外部闪存中,可独立更新(如通过 USB 或 OTA)。 第二态引导加载程序会调用ROM HAB 应用程序接口(API),以在执行前验证应用程序映像。 实施细节 两个镜像(引导加载程序 + 应用程序)都使用相同的 SRK/CSF 密钥集签名。 在第二阶段引导加载程序中,我调用了 HAB 身份验证,如下所示: load_addr = (uint32_t) hab_authenticate_image_no_dcd(1,ivt_offset,image_start,字节); hab_image_entry_f hab_authenticate_image_no_dcd (uint8_t cid、uint32_t ivt_t 起始、大小_t 字节) { 返回 g_habrvtTree-> authenticate_image_no_dcd (cid、ivt_offset、(void **) & 开始,(size_t *) & 字节,空值);} 身份验证有效 — 该函数返回有效的重置处理程序地址,以确认图像已成功验证。 问题:HAB 警告(不支持的引擎 - DCP) 验证成功后,我使用 hab_rvt_report_status() 和 hab_rvt_report_event() 查询 HAB 状态和事件日志。 虽然身份验证通过了,但我始终收到HAB 警告,而不是 HAB_SUCCESS。 输出示例: Hab rvt 报告状态 = 0x69,配置 = 0xcc,状态 = 0x99 报告事件 #0-> 0xf0 [HAB EVENT #0](44 字节): DB 00 2C 43 69 0A C0 00 CA 00 24 00 02 C5 1B 00... 根据HAB4 文档对这一事件进行解码时,它表示 0x69 → 警告 0x0A → 不支持的引擎 0xC0 → 在 hab_rvt.run_csf() 中记录的事件 序列 02 C5 1B 00 映射到 图像密钥验证索引 协议:HAB_PCL_CMS 发动机DCP 默认配置 由此我明白,ROM 报告 "警告 "是因为它试图在 CSF 执行期间使用 DCP 引擎,但 DCP 在我的第二阶段引导加载器上下文中没有正确初始化或可用。 我的尝试 我使用 SDK 驱动程序手动初始化了 DCP:   DCP_Init(DCP,&config); (启用所有通道和默认设置) 但是,警告仍然存在 - 验证成功,但事件日志仍然报告 "不支持引擎 (DCP)"。 问题 在初级 HAB 验证SSB 过程中,ROM 如何初始化和使用 DCP? 手动调用 HAB ROM 应用程序接口时,会出现这种警告吗? 是否有可能从自定义引导加载程序调用 ROM HAB 身份验证 API 并实现 HAB_SUCCES S(无警告),还是在初始启动环境之外使用 ROM HAB API 时会出现此警告? Re: HAB authentication succeeds with WARNING (Unsupported Engine – DCP) on i.MX RT dual image setup1 你好@BiHDeveloper 感谢您的联系! 在深入研究之前,您能否手动修改 BD 文件,将 Header_Engine 设为 "any"?然后把结果告诉我 编辑:更新bd文件后,如上所示,再次版本镜像,注意SPT在版本映像时自动生成BD文件按钮。为了避免这种情况,您可以在项目工作区手动运行 build_image 脚本。然后将新图像写入处理器。 如果您发现任何变化,请告诉我。 迪亚戈
View full article
S32K144 における VLPS ウェイクアップ ISR + FreeRTOS xTaskNotifyFromISR の問題 NXPチームの皆様、こんにちは。 私は FreeRTOS を使用して S32K144 MCU を操作し、Very Low Power Stop (VLPS) モードを実装しています。MCU を起動して FreeRTOS タスクに通知することを目的とした GPIO スイッチが PORTB にあります。 設定: GPIO スイッチが PORTB にコネクテッド。 スイッチが押されると ISR がトリガーされます。 xTaskNotifyFromISR を使用して FreeRTOS タスクに通知します。 FreeRTOS 構成: configPRIO_BITS = 4 configLIBRARY_MAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY = 0x01 configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY = (configLIBRARY_MAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY << (8 - configPRIO_BITS)) configKERNEL_INTERRUPT_PRIORITY = 255 ISR および NVIC 構成: PORTB->ISFR = (1U << SWITCH_PIN_NUMBER) // スイッチピンの割り込みフラグをクリアする INT_SYS_SetPriority(PORTB_IRQn、SWITCH_IRQ_PRIORITY) INT_SYS_EnableIRQ(PORTB_IRQn) void PORTB_IRQHandler(void) { BaseType_t xHigherPriorityTaskWoken = pdFALSE; if (PORTB->ISFR & (1U << スイッチピン番号)) { PORTB->ISFR = (1U << SWITCH_PIN_NUMBER) // 割り込みフラグをクリア uint32_t switch_state = (((PINS_DRV_ReadPins(PTB) >> SWITCH_PIN_NUMBER) & 0x01) == 0) ?スイッチオン: スイッチオフ xTaskNotifyFromISR(hmainTask、switch_state、eSetBits、&xHigherPriorityTaskWoken) portYIELD_FROM_ISR(xHigherPriorityTaskWoken) } } vPortEnterCritical() status_t ret = POWER_SYS_SetMode(0, POWER_MANAGER_POLICY_AGREEMENT) if (ret == STATUS_SUCCESS) wakeupOccurred = true vPortExitCritical() 観察された動作: ISR 優先度 = 0 (最高): MCU は VLPS から起動しますが、xTaskNotifyFromISR は機能しません。 ISR 優先度 = 1: xTaskNotifyFromISR は機能しますが、MCU は VLPS から起動しません。 私の理解では: 優先度 0 の割り込みは BASEPRI によってマスクできないため、FreeRTOS API を安全に呼び出すことはできません。 FreeRTOS API は、優先度 >= configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY の ISR から呼び出す必要があります。 VLPS ウェイクアップには、最高優先度の割り込みが必要になる場合があります。 質問: MCU を VLPS から確実に起動し、FreeRTOS タスクに安全に通知するために、S32K144 で推奨されるパターンは何ですか? NXP が提供するより良いアプローチはありますか? あらゆるガイダンス、参考例、ベストプラクティスをいただければ幸いです。 ご回答をお待ちしています。 よろしくお願いします、 パンディヤンT Re: VLPS Wakeup ISR + FreeRTOS xTaskNotifyFromISR Issue on S32K144 こんにちは、ダニエル。 POWER_SYS_SetMode() を呼び出す前に SysTick タイマーを無効にすると、システムは vPortEnterCritical() を使用せずに VLPS に正常に入るようになりました。 また、ウェイクアップ メカニズムと ISR からの通知メカニズムは両方とも期待どおりに動作しています。 ご指導ありがとうございました! よろしくお願いします、 パンディヤン Re: VLPS Wakeup ISR + FreeRTOS xTaskNotifyFromISR Issue on S32K144 FreeRTOS と VLPS を組み合わせた公式の例はまだ見つかりませんでした。 私の見るところ、ウェイクアップの問題は SysTick がまだ実行されていることが原因である可能性があります。 VLPS に入るには、POWER_SYS_SetMode() を呼び出す直前に SysTick を無効にしてみてください。 留意点: VLPS では、コア クロックがゲートされているため、SysTick タイマーは無効になります。 ただし、デバッガーがコネクテッドされている場合、MCU は真の VLPS にはならず、エミュレートされた STOP モードになります。 さらに、FreeRTOS port.cすでに vPortSuppressTicksAndSleep() の弱い実装を提供しています。 アイドル時に SysTick を停止します。 次のティックのリロード値を計算します。 __WFI() を実行します。 2つのフックを呼び出します: configPRE_SLEEP_PROCESSING() configPOST_SLEEP_PROCESSING() これは弱い実装であり、独自の実装によって上書きされるCANがあります。 よろしくお願いいたします。 ダニエル Re: VLPS Wakeup ISR + FreeRTOS xTaskNotifyFromISR Issue on S32K144 こんにちは@danielmartynek 迅速なご対応ありがとうございます。 POWER_SYS_SetMode() の前に vPortEnterCritical() 呼び出しを削除すると、MCU は実際には VLPS モードに入らず、一時的に遷移してからすぐに起動します。 FreeRTOS の実行中に適切に VLPS モードに入るための正しいまたは推奨される方法を提案していただけますか? 可能であれば、FreeRTOS タスクコンテキストから VLPS に安全に入る方法を示す例またはリファレンス実装も共有していただけますか? サポートありがとうございます! よろしくお願いします、 パンディヤンT Re: VLPS Wakeup ISR + FreeRTOS xTaskNotifyFromISR Issue on S32K144 こんにちは@Panidiyan_Tさん、 プロジェクトを共有していただければ、私の側でテストすることができます。 とにかく、FreeRTOS では、FromISR API を呼び出す ISR の優先度が configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY 以下である必要があります。 POWER_SYS_SetMode() の前に vPortEnterCritical() を呼び出さないでください。
View full article
SM1.FLASH.AI_SELFCHECK 和 MEM_43_INFLS/C40_Ip RTD 你好呀。 我们使用 MEM_43_INFLS 和 C40_Ip rtd 实现 SM1.FLASH.AI_SELFCHECK 安全机制。这是正确的实施方式吗?我想问您是否有可用的示例代码。 我们有两个问题: 1.-阵列完整性检查进入 HardFault(指令总线错误)。看来 AI 的功能必须分配在 RAM 部分中。我们如何配置模块 Mem_43_INFLS 和 C40_Ip 来分配 RAM 中的功能?   2.- 我们如何离线计算 Flash 的 MISR?我正在阅读手册,但二进制文件的 MISR 计算并不清楚,我想必须下载一个工具,但并不清楚。 谢谢!  
View full article
Trouble implementing ios app using Taplinx SDK Hi, i'm trying to follow UG10045.pdf - Starting development with TapLinx iOS SDK. Below is excerpt from that guide: 3.4 Implementing the delegate method for APDU communication To communicate with the TapLinx iOS Library and the Tag (or Card), a delegate method which is created inside the MIFAREApduHandler must be implemented in your class. Below is the delegate method. However i do not understand where i should implement that TapLinxApduHandlerProtocol, on what class? Where/how should i pass my class to something in Taplinx SDK to indicate where i implemented that hander? Is there a ios sample app like for Android? It would be very helpful. In case there is no such app, could someone share a code sample with full sdk initialization on ios? Re: Trouble implementing ios app using Taplinx SDK Hello @DamianD  Since your problem involves the level of code debugging, we do not have such a test environment as yours, so your problem needs to be debugged by you, say sorry for that. Re: Trouble implementing ios app using Taplinx SDK hi @KaiLi  - unfortunately there is only swiftsourceinfo file inside Project folder and it is of no use to me. When i add libTapLinxLibrary.a to xcode app project (and set up search paths) during compilation i get error: /Users/xxx/Projects/xcodeproj/facilityapp/SampleTaplinxApp/SampleTaplinxApp/ContentView.swift:9:8 Compiled module was created by a different version of the compiler '5.10.0.13'; rebuild 'TapLinxLibrary' and try again: /Users/xxx/Projects/xcodeproj/facilityapp/SampleTaplinxApp/TapLinxLibrary2/TapLinxLibrary.swiftmodule/arm64-apple-ios.swiftmodule\ Could you hint me at what to do? Re: Trouble implementing ios app using Taplinx SDK thanks, i will give it a try and let you know Re: Trouble implementing ios app using Taplinx SDK Hello @DamianD  Unfortunately, there is not the dedicated sample for ios, but I think there should be something in SDK could refer to, like sdk_TapLinx_Library_iOS\TapLinxv1.0.1\TapLinxiOSSDK\TapLinxiOSSDK\TapLinxLibrary\TapLinxLibrary.swiftmodule\Project. Please try it.
View full article
imx8MP swupdateのお問い合わせ(ext4イメージの入手方法) 私の環境は、以下の通りです。 i.MX Linux Yocto Project BSP 6.1.22_2.0.0 リリース NXP i.MX 8MPlus EVK (imx8mpevk) imx8MP で swupdate を使用するには、SWUpdate OTA i.MX8MM EVK_rev3.pdf を参照してください。 「画像組み立て」の内容には、以下の内容があります。 06-imx-image-multimedia --> ../slota/imx-image-multimedia-imx8mmevk.ext4 bitbake の出力に ext4 形式の画像はありません。(wic.zst と tar.zst があります) ext4形式の画像を取得するにはどうすればよいですか?あるいは、wic.zstを使用して「画像の組み立て」に進むことはできますか? ブートROM|ブート|フラッシュ Re:imx8MPスワプアップデートのお問い合わせ(ext4イメージの入手方法) ご指摘のドキュメントによると、ext4を作成できるようです。 最初からドキュメントがあれば難しくはなかったのですが、グーグルで得られる断片的な知識には限界がありました。 ありがとうございます。 Re:imx8MPスワプアップデートのお問い合わせ(ext4イメージの入手方法) ドキュメントを参照できます Re:imx8MPスワプアップデートのお問い合わせ(ext4イメージの入手方法) ご返信ありがとうございます 以下を作りました。 06-IMX-イメージ-マルチメディア -> ../slota/imx-image-multimedia-imx8mp-lpddr4-evk.wic.zst そして、readme.txtの内容に合わせ、以下を実行しました。 切り捨てる -S 3000M 06-IMX-イメージ-マルチメディア e2fsck -f 06-imx-image-multimedia resize2fs 06-imx-image-multimedia その後、以下のようなエラーが発生します。 e2fsck 1.45.5 (2020 年 1 月 7 日) ext2fs_open2:スーパーブロックの魔法の数字が悪い e2fsck:スーパーブロックが無効です。バックアップブロックを試みています... e2fsck: 06-imx-image-multimedia を開こうとしているときに、スーパーブロックに不正なマジックナンバーが表示されます スーパーブロックを読み取れなかったか、有効な ext2/ext3/ext4 を記述していません ファイルシステム。デバイスが有効で、実際に ext2/ext3/ext4 が含まれている場合 ファイルシステム (スワップや UFS などではない)、次にスーパーブロック が破損している場合は、別のスーパーブロックを指定して e2fsck を実行してみてください。 e2fsck -b 8193 又は e2fsck -b 32768 どうすればよいですか? Re:imx8MPスワプアップデートのお問い合わせ(ext4イメージの入手方法) あるいは、wic.zstを使用して「画像の組み立て」に進むことはできますか? はい、お使いいただけます、問題ありません。
View full article
EB:如何在EB中设置优先级分组? 当我在平台模块中使能Isr的时候,发现最大优先级只能到15,如果优先级设置的大于15的话,EB就会报优先级超出范围的错误。我怎样才能将优先级设置为大于 15?我想知道是否可以在EB中设置优先级组。 这里我使用s32k344和RTD 4.0.0.0
View full article
新手该使用哪个 IDE? 当为 iMXRT1010 或 iMXRT1064 板启动新项目时,哪个 IDE 最适合新手? 这是 MCUXpress 还是 VSCode(带有 MCUXpress 用于 VSCode 扩展)。 或者它们是一样的?我尝试了一段时间来找出答案,但仍然不确定。 MCUXpress for VSCode 是否基于 Zephyr? 对于新手来说 Zephyr 是否更容易学习? 与 Zephyr 相比,MCUXpress 是否对外设提供更好的支持? 我不介意学习新的环境。但我不想在学习了几个小时之后才发现我需要学习不同的课程。 回复:新手应该使用哪个 IDE? 非常感谢 Diego 的详细回答!我现在终于明白了其中的区别。 在我看来,VSCode 路线是一种新的工作方式。MCUXpresso SDK 会在未来 10 年左右继续存在吗?那么使用 MCUXpresso SDK 启动新项目仍然明智吗?
View full article
MC EDAC を Linux EDAC サブシステムに登録します NXP が提供する BSP 40 を使用して Linux を実行している S32G-VNP-EVB3 ボードがあります。LinuxカーネルのEDACシステムを有効にしてsbesとdbesを監視しましたが、ファイルシステムに表示されません。このボードでEDACが実際に有効になっているのかどうか疑問に思いますか?使用可能なメモリの量は、そうであることを示しているようです。ただし、デバイスツリーで再確認するメモリノードが見つかりませんでした。私が確認する方法はありますか? ここにedacの情報が見られることを期待してください、 /sys/devices/system/edac/mc # ls power subsystem uevent システムメモリ、 /sys/devices/system/edac/mc # cat /proc/meminfo MemTotal: 3500312 kB MemFree: 3442776 kB MemAvailable: 3442020 kB Buffers: 1724 kB Cached: 9168 kB SwapCached: 0 kB Active: 7532 kB Inactive: 3924 kB Active(anon): 64 kB Inactive(anon): 640 kB Active(file): 7468 kB Inactive(file): 3284 kB Unevictable: 0 kB Mlocked: 0 kB SwapTotal: 0 kB SwapFree: 0 kB Dirty: 24 kB Writeback: 0 kB AnonPages: 724 kB Mapped: 2116 kB Shmem: 60 kB KReclaimable: 25168 kB Slab: 33908 kB SReclaimable: 25168 kB SUnreclaim: 8740 kB KernelStack: 1376 kB PageTables: 192 kB NFS_Unstable: 0 kB Bounce: 0 kB WritebackTmp: 0 kB CommitLimit: 1750156 kB Committed_AS: 2520 kB VmallocTotal: 259653632 kB VmallocUsed: 1872 kB VmallocChunk: 0 kB Percpu: 656 kB CmaTotal: 262144 kB CmaFree: 260576 kB HugePages_Total: 0 HugePages_Free: 0 HugePages_Rsvd: 0 HugePages_Surp: 0 Hugepagesize: 2048 kB Hugetlb: 0 kB Re: MC EDAC を Linux EDAC サブシステムに登録する これは、このボードがインラインドラムを使用しているため、スクラバーがMCからの結果を難読化しているため、ARMがこの情報にアクセスできないためですか?
View full article
リンカが noneexistend crt0 オブジェクトを含めようとするのはなぜですか。 ここでは、リンカが存在しない crt0.o の暗号化を試みていることを示すログ ファイルの一部を示します。オブジェクト: 建物対象:DiagnosticsTest_CM7.elf 起動時:標準S32DS Cリンカ arm-none-eabi-gcc -o "DiagnosticsTest_CM7.elf" "@DiagnosticsTest_CM7.args" c:/nxp/s32ds.3.5/s32ds/build_tools/gcc_v9.2/gcc-9.2-arm32-eabi/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/9.2.0/../../../../arm-none-eabi/bin/real-ld.exeに追加します。crt0.o が見つかりません:該当するファイルやディレクトリはありません c:/nxp/s32ds.3.5/s32ds/build_tools/gcc_v9.2/gcc-9.2-arm32-eabi/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/9.2.0/../../../../arm-none-eabi/bin/real-ld.exeに追加します。-LC が見つかりません collect2.exe:エラー: ld が 1 つの終了ステータスを返しました make: *** [makefile:76: DiagnosticsTest_CM7.elf] エラー 1 "make -j12 TOOLCHAIN=linaro" が終了コード 2 で終了しました。ビルドが不完全である可能性があります。 明らかに調整が必要なS32DSツールオプションに案内してください。 ところで、私はまた、オプションの-lcがツールで設定される場所を見ていません Re: なぜリンカは noneexistend crt0 オブジェクトを含めようとするのですか? ところで、2023年11月頃、私はNXP SWチームのメンバーと、この診断コードの将来について話し合いました。その時点では、すでにコンパイルされていませんでした。そして、NXPチームは知っていました。では、どうやってコンパイルしたのでしょう。とにかく。。。問題は、S32DSで適切なコンパイラを選択して再度コンパイルするにはどうすればよいかだと思います。
View full article
使用安全引擎生成 CRC 我正在一个新项目中使用 LS1028A 处理器。我们需要非常快速地生成/验证 CRC。我已经看到可以使用安全引擎(SEC)来执行此操作。 我担心的是,我们将支持那些因为美国出口法而要求禁用加密的客户。处理器的部件号指定是否启用或禁用加密。 我们是否能够使用 SEC 在加密关闭的处理器上生成/验证 CRC? 回复:使用安全引擎生成 CRC NXP 社区论坛似乎讨论了在 Layerscape 平台中使用安全引擎进行 CRC 生成,其中涉及安全数据处理和加密过程。探索此类系统的安全功能可以为优化数据完整性和验证过程提供有价值的见解,特别是在敏感应用中。如果您深入研究这个领域,可能会有各种最佳实践和实施考虑值得进一步探索。 回复:使用安全引擎生成 CRC 我们关注出口管制,因此第 2 点是适用的情况。 因此,我们能够通过烧断保险丝来使该部件可导出并保留 CRC 引擎。这是个好消息。 哪个文档有SFP_OSPR0的寄存器定义?我好像找不到它。 谢谢
View full article
S32K312的重置原因 你好呀。 我们在现场测试中使用 S32K312 芯片。 没想到,测试过程中芯片竟然重置了好几次。 到目前为止,我们读到的重置原因是 15 和 30。但我们无法弄清楚到底发生了什么,我们渴望解决意外重置问题。 15:MCU_F_EXR_重置 我们知道,检测到 RESET_B 上的下降沿可能会导致外部复位。这可能是原因之一,但我们尚未看到任何迹象。 还有其他原因会导致 MCU_F_EXR_RESET 吗? 30:MCU_多次复位_原因 注释为<除“开机事件”外,还记录了多个重置事件>。 你能进一步解释一下吗? 谢谢。 #重置原因
View full article
i.MX系列处理器库存相关 大家好, 我目前正在从事一个需要大量 i.MX 系列处理器的项目。不幸的是,我在获取必要的库存方面遇到了一些困难。虽然我知道 NXP 不直接销售这些处理器而是通过授权分销商销售,但我发现这些分销商网站上的库存非常有限。 我将非常感谢有关如何批量获取 i.MX 系列处理器的任何建议或意见。 回复:i.MX系列处理器库存相关 我正在寻找 i.MX93 处理器 (MIMX9352CVVXMAB) 谢谢 回复:i.MX系列处理器库存相关 i.MX系列处理器具体型号是什么?告诉我,以便论坛管理员能够帮助您
View full article
MemAcc 在数据闪存中工作,但在代码闪存中不工作 各位聪明人,大家好, 我们目前正在为 S32K324 开发引导加载程序,并将MemAcc与S32K3_S32M27x 实时驱动程序 ASR R21-11 版本 4.0.0 P19驱动程序包中的底层Mem_43_INFLS驱动程序一起使用。 我注意到,只要我将数据写入 Data-Flash 部分,MemAcc_Write() 函数就能完美运行。一旦我有想要写入驱动器的代码闪存部分,就会写入 16 字节到 128 字节之间的数据,然后才导致硬故障。 我已经检查了 HFSR 并且它指出了 FORCED Hardfault 并且 BFSR 确实显示了IMPRECISERR 。 我尝试写入的内存地址是 0x440000 - 0x442000。与 8k 扇区边界对齐的代码闪存部分,在闪存之后仍未初始化。所以它只包含 0xFF。 我尝试切换到 C40 驱动程序进行测试运行,但当驱动程序返回 STATUS_SUCCESS 时,Flash 没有接受任何数据。但这里并没有发生硬故障。 有人知道我该如何进一步调试我的问题吗? 回复:MemAcc 在数据闪存中有效,但在代码闪存中无效 我确实找到了仅在 ISR 期间发生的错误的解决方案。 将写入功能加载到 SRAM 中时,驱动程序设置没有问题。问题是,当我写入 C-Flash 块 0 时,触发了 ISR。ISR 的代码被放置在这个 C-Flash Block 0 内,导致 RWW 错误。 这解释了为什么它可以在其他 Flashblock 内工作,并且在中断被禁用时可以工作,但在中断启用时却不能工作。 回复:MemAcc 在数据闪存中有效,但在代码闪存中无效 我刚刚再次测试检查所有状态寄存器。 BFSR 没有显示不精确的错误,它显示 IBUSERR。 DFSR 也显示 9,表示部分出现域故障。
View full article