1800643_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

1800643_ja-JP

1800643_ja-JP

MIMXRT1170 割り込みの問題

こんにちは、皆さん

GPIO 外部割り込みについて質問があります。MIMXRT1170_igpio_input_interrupt の例では、GPIO13_io0 ピンが入力として定義され、立ち上がりエッジ割り込みが有効になっています。GPIO13_io0 の代わりに GPIO8_io29 を使いたいです。しかし、gpio8 の割り込みハンドラーは見つかりません。

gpio8_29 を外部割り込みとして定義するにはどうすればよいですか?


Re: MIMXRT1170 Interrupt issue

こんにちは@EdwinHz
最近、あなたの回答を見て、何かがおかしいと感じたので、本当にそうなのかどうか疑問に思い始めました。

「GPIO7 から GPIO12 はすべて CM4 ドメインからのみアクセス可能」と述べられていた。SO、RM を調べ始めたところ、次のことがわかりました。

mimlo_0-1758538529495.png

mimlo_1-1758538549273.png


AIPS-4 の説明では、このメモリ マップ範囲は CM7 コアと CM4 コアの両方からアクセスできると明記されています。SO、私の理解では、それはあなたが少し前に述べたことと矛盾しています。

さらに、あなたが貼り付けたバスダイアグラムは、実際には次の経路でGPIO[12-7]へのバス接続を持っていると思います(私の理解が正しいと仮定)。

mimlo_2-1758539110096.png

RM からの情報によると、PGIO はアクセス可能であるため、フローは次のようになると想定しました。間違っていたら訂正してください。しかし、何かが明らかに間違っているので、正す必要があると感じています。

よろしくお願いします、
マイケル

Re: MIMXRT1170 Interrupt issue

私も同じ問題に遭遇しました。何か進展はありますか?

Re: MIMXRT1170 Interrupt issue

ありがとうエドウィン、分かりました

Re: MIMXRT1170 Interrupt issue

こんにちは@muratokuslukさん

ほとんどのピンは CM7 ドメインと CM4 ドメインの両方からアクセスできますが、GPIO7 から GPIO12 はすべて CM4 ドメインからのみアクセスできます。

EdwinHz_5-1707351396046.png


したがって、GPIO8 は CM4 アクセスのみを目的としており、CM7 割り込みはありません。「表 4-2.リファレンスマニュアルの「CM4 ドメイン割り込み概要」には、IRQ 99 に GPIO7 から GPIO11 が示されています。

EdwinHz_6-1707351403332.png

しかし、「表4-1.「CM7 ドメイン割り込みサマリー」には、代わりに CM7_GPIO2 と CM7_GPIO3 IRQ があります。

EdwinHz_7-1707351418503.png

ただし、GPIO8_IO29 をルーティングするパッドである GPIO_EMC_B2_19 は、代替機能 10 ではなく 5 を使用する場合、GPIO_MUX2_IO29 もルーティングします。

EdwinHz_8-1707351431130.png
EdwinHz_9-1707351431131.png

したがって、CM4 を使用する場合は GPIO8 のパッドと割り込みを IRQ 99 で構成し、CM7 を使用する場合は CM7_GPIO2 に同じパッドと割り込みを構成することができ、IRQ は引き続き IRQ 99 (CM7_GPIO2) になります。

プロジェクトをcm7ではなくipgio_input_interrupt_cm4に基づいている場合は、startup_mimxrt1176_cm4.cに「GPIO7_8_9_10_11_IRQHandler()」が見つかります。

これでご質問への回答になったかと思います。


BR、
エドウィン。

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎11-21-2025 06:34 PM
更新人: