Multi Source Translation Content

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

Multi Source Translation Content

讨论

排序依据:
Sony Philips数字接口格式(SPDIF) 收发器是否符合 AES3 规格? 在 Sony Philips数字接口格式(SPDIF) 和 AES3 之间进行转换很容易。 但 AES3 对 RX 和 TX 有额外的抖动要求。 我曾在其他指定 AES3 兼容性/ " 专业 " 标准的 IC 上使用过 Sony Philips数字接口格式(SPDIF) 接口(vs." 消费者 " for Sony Philips数字接口格式(SPDIF))。 我找不到任何相关信息,至少是 iMX93 的信息。 Re: Do the SPDIF transceivers meet AES3 specs? 你好@inojosh i.mx93 的 Sony Philips数字接口格式(SPDIF) 不符合 AES3 标准。 B.R
查看全文
MC33HB200x Hi there! I need to use this SPI Programmable 10 A H-Bridge for one of my project. I read the datasheet and i understand how control the velocity and direction with physical input , but i'm soo confiuse with SPI i read VIN1 and VIN2 are equal at IN1 and IN2 but i don't understand how i can send a PWM value with SPI. I hope someone can help me  Thank you  Sergio  Re: MC33HB200x Thank you soo much  Sergio Re: MC33HB200x Yes, you are correct! Re: MC33HB200x Hello! Thanks for your replace and sorry if i answert only now but i wasen't home. Ok if i understa in SPI mode i decide in which way i want my motor turn and on th pin i send my pwm signal like i decided my motor turn in CW i in SPI i set at one VIN2 and i send muy PWM on ING1 right ? because from datasheet is not too much clear  Thank you  Re: MC33HB200x Through the SPI interface, the microcontroller can digitally configure and control the device. Some of the key parameters that can be set via SPI include: Operating mode: H-bridge or Half-bridge Current limits for protection Slew rate Enabling or disabling outputs Output control using virtual input bits VIN1 and VIN2 But SPI is not used to transmit PWM signals. The PWM signal must be generated by the microcontroller and physically connected to one of the device’s input pins. SPI only determines which input pin will be used for PWM control, but does not carry the PWM signal itself. Hope this helps!
查看全文
MCUXpresso 安全配置工具支持 S32K311 吗? 我们对用于网络安全(HSE)的 S32K311 的编程环境很感兴趣。
查看全文
MC33HB200x 你们好 我需要将这个 SPI 可编程 10 A H 桥用于我的一个项目。我阅读了数据表,明白如何通过物理输入控制速度和方向,但我对SPI非常有信心,我读到VIN1和VIN2在IN1和IN2上是相等的,但我不明白如何使用 SPI发送PWM值。 希望有人能帮助我 谢谢 塞尔吉奥 Re: MC33HB200x 非常感谢 塞尔吉奥 Re: MC33HB200x 是的,你说得对! Re: MC33HB200x 您好! 感谢您的替换,如果我现在才回答,很抱歉,因为我不在家。在 SPI 模式下,我决定电机以哪种方式转动,然后在引脚上发送 PWM 信号,比如我决定电机以 CW 方式转动,在 SPI 模式下,我将 VIN2 设置为一个引脚,然后在 ING1 上发送 PWM 信号,对吗? 因为数据手册上说得不太清楚。 谢谢 Re: MC33HB200x 通过SPI接口,微控制器可以对设备进行数字配置和控制。可通过 SPI 设置的一些关键参数包括 运行模式H 桥或半桥 保护的限流 转换速率 启用或禁用输出 使用虚拟输入位 VIN1 和 VIN2 进行输出控制 但 SPI 并不用于传输 PWM 信号。 PWM 信号必须由微控制器生成,并物理连接到设备的输入引脚之一。SPI 仅决定哪个输入引脚将用于 PWM 控制,但不携带 PWM 信号本身。 希望对您有所帮助!
查看全文
Is the S32K311 supported by MCUXpresso Secure Provisioning Tool? We are interested in a programming environment for the S32K311 for cybersecurity (HSE).
查看全文
S32K344 上の FlexCAN における DMA とウォーターマーク機能 こんにちは、 私は S32K344 FlexCAN モジュールと DMA を使用しています。以下の項目のサポートについて明確にしたいと思います。 DMA サポート: 受信時の個々のメッセージ バッファー (MB)に対して DMA はサポートされていますか? または、DMA は、レガシー RX FIFO / 拡張 RX FIFO を使用する場合にのみサポートされますか? 透かし機能: 「ウォーターマーク」しきい値機能は、Enhanced RX FIFO (ER-FIFO) モードでのみ使用できますか? または、レガシー RX FIFO モードや個々のメッセージ バッファーでもサポートされますか? レガシーRX FIFOメカニズム/ストレージ: リファレンス マニュアルには、レガシー RX FIFO モードでは、MB0 ~ MB5 が RX FIFO 用に予約されていると記載されています。MB0 は RX FIFO 出力に使用され、MB1 ~ MB5 は内部使用のために予約されています。 つまり、FIFO が書き込む (そして CPU が読み取る)メッセージ バッファー (MB0) は 1 つだけということですか? 複数のフレームを受信したが、CPU がまだ MB0 を読み取っていない場合: 背後に内部キュー/バッファがありますか?着信フレームはどこに保存されますか? また、ストレージがオーバーフローしたり「ラップ」したりするとどうなりますか? S32K344-WB S32K3 Re: DMA & Watermark Feature in FlexCAN on S32K344 こんにちは@kapidlitap 、 DMA support いいえ。DMA は RX FIFO に対してのみサポートされているSO、MCR[RFEN] または ERFCR[ERFEN] は 1 である必要があります。DMAとRFENが1の場合、IFLAG1[BUF5I]はDMA要求を生成し、RX FIFO割り込みは生成されません。 透かし機能 はい。ウォーターマークは、Enhanced RX FIFO モードでのみ使用できます。 レガシーRX FIFOメカニズム/ストレージ 事実上、そうです。CPU は、 MB0 構造体に繰り返しアクセスすることにより、受信したフレームを受信した順序で連続的に読み取ることができます。 隠し補助MB(RX SMB)があります。移動プロセスについては、S32K3XX リファレンス マニュアルの 73.3.6.1 章で説明されています。メッセージ バッファーがロックされたまま (いっぱい) で、同じ ID を持つ別の新しいメッセージが到着すると、新しいメッセージによって RX SMB 内のメッセージが上書きされます。 複数の CAN MB を使用して同じ CAN ID メッセージを受信することは通常の操作であり、回避策とはみなされません。お客様は MB のグループを使用して CAN ID のグループを受信することができます。これにより、ソフトウェアで作成された RX FIFO のように、CAN バス上でデータが失われる可能性が低くなります。 よろしくお願いします、 ジュリアン
查看全文
Apps not showing in My apps Dear all, if I access "My apps" page, no apps are listed as you can see in the screenshot below. But if I try to add another app with the same package name of an app I registered in the past, the systems answers with "Package Name already exists". Could you please support me, since sometimes devices are giving this error: "TapLinX registration failed after Free Trial. Provide Valid License Key". Thanks App registration Re: Apps not showing in My apps I sent an email to the support, but I never received an answer. Re: Apps not showing in My apps Hi, I just sent you a private message. Regards, Eduardo. Re: Apps not showing in My apps The problem is that I have an old application already registered that is no more showing in my page. I can't generate a new one because the package name cannot be changed. If I try to create a new one using the old package, the system refuses to do it, stating that the package name already exists. Thanks, Marco Re: Apps not showing in My apps Hello @riveccia Hope you are doing well. By any chance, are you receiving the confirmation email when trying to add the application to your account? Could you please try again the app registration with a unique name and package name and confirm that is being added to your account? Regards, Eduardo.
查看全文
IMX8MP uboot はディスプレイに LVDS を使用するため、ロゴ画像のエッジがギザギザになります。 背景: SDK バージョン -imx-5.10.72-2.2.2 1. U-Boot プロセス中、LVDS ディスプレイのロゴ画像のエッジがギザギザになります。文字 AMNV の斜めの部分が表示されますが、残りの部分は正常に表示されます。 2. 画面解像度は1920x1080、使用するロゴ仕様は次のとおりです。 ファイル freescale.bmp フリースケール.bmp:PC ビットマップ、Windows 98/2000 以降の形式、1920 x 1080 x 32 トラブルシューティング手順: パネルクロックとPLLの値を変更しましたが、動作しません。何が原因でしょうか?トラブルシューティングにご協力ください。ありがとうございます!ご返信をお待ちしております。
查看全文
IMX8MP は、uboot とカーネルの継続的な LVDS 表示を可能にし、ブート時間を短縮します。 コミュニティワーカーの皆さん、こんにちは。 現在使用しているSDKはimx-5.10.72です。ubootを表示した後、カーネルロゴが表示される一時停止期間があります。ナレッジベースを参照して、これを継続して表示するためのパッチを探しましたが、設定後も機能せず、システム表示に影響してジッターが発生します。何か提案や解決策があれば教えていただけますか?ご返信をお待ちしております。ありがとうございます! Re: IMX8MP 实现uboot和kernel的连续lvds显示,缩短开机时间 こんにちは、 ご返信ありがとうございます。5.15パッチを再度検証いたします。トラブルシューティングのヒントと資料をご提供いただき、ありがとうございます。 Re: IMX8MP 实现uboot和kernel的连续lvds显示,缩短开机时间 こんにちは、 提供されたANリンクにはバージョン6.6.36_2.1.0と6.6.52_2.2.0が記載されています。これがバージョン5.10.72に適用されるかどうか、またマザーボードが長期使用に耐えられるかどうかは不明です。 -->パッチにはバージョン固有のものではなく、一般的な方法が含まれています。そのため、5.10.72と互換性があります。信頼性に関してはご心配なく。これらのアプリケーションコントローラー(AN)は、多くのお客様が高速起動を求めていることを考慮して開発されたものです。ただし、このソリューションでは起動時にU-Bootが使用されないため、いくつかのトレードオフを考慮する必要があります。コンソールを使用するため、後でデバッグするには、uboot コンソールを持つ imx-boot ファームウェアに置き換える必要があります。 パッチ5.15のパッチ2は画面のちらつきを修正するためのものです。もう一度1行ずつ確認していただけますか? よろしくお願いします、 志明 Re: IMX8MP 实现uboot和kernel的连续lvds显示,缩短开机时间 こんにちは、Zhiming。5.10 と 5.15 の両方で 5.15 パッチを試しました。手動でパッチを追加した部分は対応する場所に見つかりましたが、表示がよくありません。 提供された AN リンクではバージョン 6.6.36_2.1.0 について説明しています。バージョン 6.6.52_2.2.0 ですが、5.10.72 と互換性があるかどうか、またマザーボードが長期使用に耐えられるかどうかはわかりません。ご質問ありがとうございます。 Re: IMX8MP 实现uboot和kernel的连续lvds显示,缩短开机时间 こんにちは、 このパッチはL5.15カーネルに基づいています。カーネルの変更点にいくつか違いがあり、注意する必要があると思います。パッチのすべての行をインストールできましたか?インストールできなかった場合は、どのように対処しましたか? さらに、起動時間の最適化も検討できます。以下の例を参考に、u-boot部分を削除してください。最適化後、u-boot splは約400ms、カーネルは約300msしかかかりません。これは、電源投入後にカーネルロゴを表示するだけの十分な時間です。これにより、u-bootとカーネル間の表示遷移を考慮する必要がなくなります。 https://docs.nxp.com/bundle/AN14093/page/topics/results.html よろしくお願いします、 志明 Re: IMX8MP 实现uboot和kernel的连续lvds显示,缩短开机时间 こんにちは、Zhiming、参考文章链接マークは次のとおりです: U ブートとカーネルの間の i.MX 8MP LVDS シームレス ディスプレイ (継続表示); その中では実行できません Re: IMX8MP 实现uboot和kernel的连续lvds显示,缩短开机时间 こんにちは@DADAXIN 継続的に表示されるパッチについては、ナレッジ ベースを参照してください。 -->どの記事ですか? よろしくお願いします、 志明
查看全文
frdmrw612_fmstr_example_wifi 通过向导导入 WIFI 示例项目。执行以下操作: 1.etwork_wifi.c 修改 AP SSID 和密码以版本项目。 2.使用 CMD 将映像写入闪存,"loadbin D:NXP_V24frdmrw612_fmstr_example_wificomponentconn_fwloaderfw_binrw61x_sb_ble_15d4_combo_a2.bin,0x085e0000" 。 3.运行 IDE 调试项目后,请在此处停留。 我不知道问题出在哪里? Re: frdmrw612_fmstr_example_wifi 你好@沈先生,希望你一切都好。 请注意,如适用于 RW61x 的 UM11799-恩智浦 Wi-Fi 和蓝牙演示应用程序第 4.1.1 节所述,您的 Wi-Fi 应用程序所需的固件是同一路径中标记为 " rw61x_sb_wifi_a2.bin " 的固件( /元器件/conn_fwloader/fwloader/fw_bin/)。 请在加载该固件后尝试该示例,并告诉我问题是否已解决。
查看全文
FXTH8715116T1 Please tell me which car brands use the FXTH8715116T1 chip, what role this chip plays in the vehicle, and  how it interacts with peripheral components. Could you please help me with this? Thank you.   Audio(PDM | I2S | SAI) Re: FXTH8715116T1 Hello Ruoxi, I cannot disclose specific OEMs. The FXTH8715116T1 is part of our FXTH8715 family, designed for direct TPMS applications in vehicles requiring high pressure ranges (up to 1500 kPa), such as trucks and heavy-duty platforms. It is an integrated TPMS sensor module that sits inside each wheel/tire (typically in a valve‑stem or banded module) and measures pressure/temperature/motion, manages power and periodically transmits data to the car’s TPMS ECU, which then displays warnings or status to the driver. Inside the wheel module, it interfaces with a battery, integrated sensors and RF/LF antennas. On the vehicle side, it communicates with LF initiators for commands and the sensor’s RF frames (315/434 MHz) are received by a TPMS receiver or BCM, which validates IDs, decodes pressure/temperature/acceleration/battery data and updates the vehicle display/warnings. BRs, Tomas
查看全文
S32K342 HSE 拝啓: 当社はサードパーティプログラマーメーカーです。 S32K342 プログラミング フローが完了しました。 HSE ファイルのプログラミングが正常に完了したら、再度電源を入れ、5 秒待ってから 4039_C028h (ビット 0) を読み取って、HSE が成功したかどうかを確認します。 しかし、0x000001C0 (ビット 0 が 0、HSE 失敗) が読み出されました。 HSE が成功したかどうかを確認するために、他にどのようなレジスターをCANますか? よろしくお願いします。 Re: S32K342 HSE 新品のデバイスにインストールしましたか、それとも以前に FW をインストールしようとしたことが既にありましたか? 以下の情報をご提供いただけますでしょうか? SBAFバージョン: HSE FW バージョン: MU レジスタ、FSR、GSR など: HSE GPR3: 「HSE_STATUS_INIT_OK」が「1」に設定されて待機していますか? AB SWAP の CASE、複数回のリセットが必要になる場合があります。 最近、次のThreadでインストール手順について議論しました。 https://community.nxp.com/t5/S32K/S32K3-HSE-インストール-FULL-MEMとAB-SWAP間の相違点/mp/2190106/emcs_t/S2h8ZW1haWx8YW5zd2VyX2FjY2VwdGVkX2FzX3NvbHV0aW9ufE1ISkNBVTZXSFlVWEI1fDIxOTAxMDZ8QUNDRVBURURfU09MVVRJT05TfGhL#M53730 お役に立てれば幸いです
查看全文
MIMXRT1176 EVKBのメモリマップのリクエスト こんにちは、 現在、 MIMXRT1176 EVKBボードを使用したプロジェクトに取り組んでおり、このデバイスの詳細なメモリ マップを取得したいと考えています。 以下の点についてドキュメントまたはガイダンスを提供していただけますか? 完全なメモリレイアウト (ITCM、DTCM、OCRAM、外部フラッシュ、SDRAM など) 各メモリ領域のアドレス範囲 CM7コアとCM4コアのメモリマッピングの違い この情報があれば、MCUXpresso IDEs でリンカー ファイルとメモリ セクションを適切に構成するのに役立ちます。 どうぞよろしくお願いいたします! よろしくお願いします、 バット氏に会う Re: Request for Memory Map of MIMXRT1176 EVKB こんにちは@meetbhatt2113さん、 弊社の製品にご興味をお持ちいただき、またコミュニティをご利用いただき誠にありがとうございます。 ご質問に対して、役立つアプリケーションノートをいくつかお勧めしますので、ご確認ください。 1: https://www.nxp.com.cn/docs/en/application-note/AN12077.pdf 2: https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN13264.pdf これらは、CM7 および CM4 コアからアクセス可能な共有メモリについて説明します。 3: IMXRT1170RM および IMXRT1170 のデータシートもCAN参照できます。 お役に立てれば幸いです。 まだ質問がある場合は、お気軽にご連絡ください。 よろしくお願いします メイリュー
查看全文
frdmrw612_fmstr_example_wifi Import WIFI sample projects through the wizard. Do the following: 1.etwork_wifi.c Modify the AP SSID and password to build the project. 2. Use CMD to write image to flash, "loadbin D:NXP_V24frdmrw612_fmstr_example_wificomponentconn_fwloaderfw_binrw61x_sb_ble_15d4_combo_a2.bin,0x085e0000". 3. IDE debug project, after running, stay here. I don't know what the problem is? Re: frdmrw612_fmstr_example_wifi Hello @MrShen, hope you are doing well. Please notice that the firmware required by your Wi-Fi application is the one labeled as "rw61x_sb_wifi_a2.bin" in the same path ( /components/conn_fwloader/fw_bin/), as stated in section 4.1.1 of the UM11799 - NXP Wi-Fi and Bluetooth Demo Applications for RW61x. Please try the example after loading this firmware and let me know if the issue is solved.
查看全文
IMX8MP 实现uboot和kernel的连续lvds显示,缩短开机时间 社区工作者,你们好:              目前SDK用的imx-5.10.72版本,显示完uboot后,会有空窗期显示kernel的logo,参考连续显示的补丁的知识库,但配置后不能实现效果,并且会影响系统下的显示,导致一直抖动;请问有好的建议和操作吗,期待您的回复,谢谢! Re: IMX8MP 实现uboot和kernel的连续lvds显示,缩短开机时间 Hi, 感谢回复,我后续会对5.15的补丁进行重新验证;感谢提供解决问题的思路和文档操作 Re: IMX8MP 实现uboot和kernel的连续lvds显示,缩短开机时间 Hi, 提供的AN链接,介绍是在6.6.36_2.1.0 and 6.6.52_2.2.0版本,不清楚5.10.72是否适用,以及主板长期使用是否靠谱 -->补丁里的都是通用方法,不是针对特定版本的。所以是可以迁移到5.10.72的。对应可靠性来说,不用担心,这种AN都是许多其他客户对于快速启动有需求才写出来的。取舍需要考虑一下,这个方案启动的时候是没有uboot console的,因此后期调试的话需要替换成有uboot console的imx-boot固件。 5.15的补丁的补丁2是解决闪屏的,你再一行行检查一下呢? Best Regards, Zhiming Re: IMX8MP 实现uboot和kernel的连续lvds显示,缩短开机时间 Zhiming,你好 按照5.15的补丁,在5.10和5.15都尝试过:手动添加补丁的部分能找到对应的位置,但显示效果不佳; 提供的AN链接,介绍是在6.6.36_2.1.0 and 6.6.52_2.2.0版本,不清楚5.10.72是否适用,以及主板长期使用是否靠谱;感谢您对问题的更进! Re: IMX8MP 实现uboot和kernel的连续lvds显示,缩短开机时间 Hi, 那个补丁是基于L5.15的内核,个人感觉内核部分的修改存在的差异需要注意一下,不知道你们都能把补丁每一行打进去了吗?如果有不能打进去,具体是怎么处理的? 另外你们可以考虑优化启动时间,参考下面的这个AN,去掉uboot部分,优化后,uboot spl只需要400ms左右,内核300多ms,这个时间完全可以上电后只显示内核logo。这样就不用考虑uboot和kernel的显示衔接问题。 https://docs.nxp.com/bundle/AN14093/page/topics/results.html Best Regards, Zhiming Re: IMX8MP 实现uboot和kernel的连续lvds显示,缩短开机时间 你好,志明,参考文章链接标题为:u-boot 和内核之间的 i.MX 800 万像素 LVDS 无缝显示(连连连续显示);其中按下补丁操作正在运行,并不能实用 Re: IMX8MP 实现uboot和kernel的连续lvds显示,缩短开机时间 Hi @DADAXIN  参考连续显示的补丁的知识库, -->哪个文章? Best Regards, Zhiming
查看全文
IMX8MP implements continuous lvds display for uboot and kernel to shorten boot time. Hello, community workers: Currently the SDK with imx-5.10.72 version, after displaying uboot, there will be empty window period to display the logo of kernel, refer to the knowledge base of the patch that is continuously displayed, but the configuration can't realize the effect, and it will affect the display under the system, resulting in jittering all the time; please have a good suggestion and operation, I look forward to your reply, thank you! Re: IMX8MP 实现uboot和kernel的连续lvds显示,缩短开机时间 Hi, Thanks for the reply, I'll follow up with a revalidation of the 5.15 patch; thanks for providing the idea and documentation of the problem-solving operation! Re: IMX8MP 实现uboot和kernel的连续lvds显示,缩短开机时间 Hi, the AN link provided by describes it as being in versions 6.6.36_2.1.0 and 6.6.52_2.2.0, it's not clear if 5.10.72 applies and if the motherboard is reliable for long term use -->The ones in the patch are generic methods, not version-specific. So it is possible to migrate to 5.10.72. In terms of reliability, don't worry, these ANs were written by many other customers who had a need for a fast boot. There is a trade-off to be considered, as this program boots without uboot. console, so you need to replace it with the imx-boot firmware with uboot console for later debugging. Patch 2 of the 5.15 patch is fixing the splash screen, how about you check it line by line again? Best Regards, Zhiming Re: IMX8MP 实现uboot和kernel的连续lvds显示,缩短开机时间 Zhiming, Hi Tried both 5.10 and 5.15 as per the 5.15 patch: the part where the patch is added manually finds its counterpart, but it doesn't display well; AN link provided, introduction is at 6.6.36_2.1.0 and version 6.6.52_2.2.0, it's not clear if 5.10.72 applies and if the motherboard is reliable for long term use; thank you for your further questions! Re: IMX8MP 实现uboot和kernel的连续lvds显示,缩短开机时间 Hi, The patch is based on the L5.15 kernel, and I personally feel that there are differences in the kernel modifications that need to be taken care of, so I was wondering if you guys have been able to get every line of the patch in? I wonder if you have been able to type in every line of the patch? If there is something that can't be typed in, how do you deal with it? Also you guys can consider optimizing the boot time, refer to this AN below, remove the uboot part, after optimization, the uboot spl will only take about 400ms, the kernel 300+ms, this time is perfectly fine to show only the kernel logo after powering up. this way you don't have to consider the display interface between the uboot and the kernel. https://docs.nxp.com/bundle/AN14093/page/topics/results.html Best Regards, Zhiming Re: IMX8MP 实现uboot和kernel的连续lvds显示,缩短开机时间 Hi,Zhiming,参考文章链接标题为:i.MX 8MP LVDS seamless display (连续显示) between U-boot and Kernel;其中按照补丁操作,并不能实现 Re: IMX8MP 实现uboot和kernel的连续lvds显示,缩短开机时间 Hi @dadaxin Referring to the knowledge base of continuously displayed patches, the -->Which article? Best Regards, Zhiming
查看全文
IMX8MP uboot使用lvds显示,logo图像存在部分锯齿的现象 背景:SDK版本-imx-5.10.72-2.2.2 1、uboot过程lvds显示,存在logo画面锯齿的现象:字母AMNV中的斜角部分存在,其余部分是正常显示 2、屏的分辨率是1920x1080,使用的logo规格如下: file freescale.bmp freescale.bmp: PC bitmap, Windows 98/2000 and newer format, 1920 x 1080 x 32 排查操作: 我改动了不同的panel时钟和PLL值,但是没有效果;这会是什么情况,请帮忙排查下,谢谢;期待您的回复!
查看全文
frdmrw612_fmstr_example_wifi ウィザードを使用してWIFIサンプルプロジェクトをインポートします。以下の手順に従ってください。 1.etwork_wifi.c AP SSID とパスワードを変更してプロジェクトをビルドします。 2. CMDを使用してイメージをフラッシュに書き込みます。「loadbin D:NXP_V24frdmrw612_fmstr_example_wificomponentconn_fwloaderfw_binrw61x_sb_ble_15d4_combo_a2.bin,0x085e0000」。 3. IDEs デバッグ プロジェクトは、実行後、ここに残ります。 何が問題なのか分かりません。 Re: frdmrw612_fmstr_example_wifi こんにちは@MrShen 、お元気ですか。 Wi-Fi アプリケーションに必要なファームウェアは、 UM11799 - NXP Wi-Fi および Bluetooth デモ アプリケーション for RW61x のセクション 4.1.1 に記載されているように、同じパス ( /components/conn_fwloader/fw_bin/) にある「rw61x_sb_wifi_a2.bin」というラベリングのファームウェアであることに注意してください 。 このファームウェアをロードした後、例を試してみて、問題が解決したかどうかをお知らせください。
查看全文
FXTH8715116T1 FXTH8715116T1チップを採用している自動車ブランド、このチップが車載でどのような役割を果たし、ペリフェラルとどのように連携するのかを教えてください。ご協力いただけますでしょうか。よろしくお願いいたします。   オーディオ(PDM | I2S | SAI) Re: FXTH8715116T1 こんにちは、ルオキシさん 特定の OEM を開示することはできません。FXTH8715116T1 は、FXTH8715 ファミリの一部であり、トラックや大型プラットフォームなど、高圧範囲 (最大 1500 kPa) を必要とする車載の直接 TPMS アプリケーション向けに設計されています。 これは、各ホイール/タイヤの内側(通常はバルブ ステムまたはバンド モジュール内)に取り付けられた統合 TPMS センサ モジュールであり、圧力/温度/動きを測定し、電力を管理し、定期的に車の TPMS ECU にデータを送信して、ドライバに警告やステータスを表示します。 ホイール モジュール内部には、バッテリー、統合センサ、RF/LF アンテナとのインターフェースがあります。車載側では、コマンドのために LF イニシエーターと通信し、センサの RF フレーム (315/434 MHz) が TPMS レシーバまたは BCM によって受信され、ID が検証され、圧力/温度/加速度/バッテリー データがデコードされ、車載のディスプレイ/警告が更新されます。 BRs、トーマス
查看全文
IMX8MP uboot using lvds display, logo image is partially jagged Background: SDK version - imx-5.10.72-2.2.2 1, uboot process lvds display, there is a logo screen jagged phenomenon: the letters AMNV in the oblique angle part of the existence of the rest of the normal display 2. The resolution of the screen is 1920x1080, and the specification of the logo used is as follows: file freescale.bmp freescale.bmp. PC bitmap, Windows 98/2000 and newer format, 1920 x 1080 x 32 Exhaustion operation: I have changed different panel clocks and PLL values, but no effect; what could this be, please help troubleshoot, thanks; looking forward to your reply!
查看全文