MX8QM プロセッサをベースにした設計を計画しています。以下のインターフェースを使用します
GPU、VPU、ディスプレイなどは使用しません。
PMIC 選択ページ ( https://www.nxp.com/products/power-management/pmics-and-sbcs:POWR_MAN_USER_INTERFACE ) では、推奨デバイスは PF81-PF82 ですが、製品ページによると推奨されていません。
SO、推奨されるデバイスは何でしょうか?
PCA9450Cは使えますでしょうか?
よろしくお願いします。
こんにちは、
残念ながら、NXP の PF81-PF82 の交換部品番号はありません。
次のようなサードパーティのソリューションを探すことをお勧めします。
NXP i.MX8 QuadMaxプロセッサ向け統合電源デザイン
また、PCA9450 PMIC は、i.MX8MN/M/P プロセッサと比較して、電力要件がより高い電流消費と異なる電源オン/電源オフ シーケンスであるため、i.MX8QM と互換性がありません。
PF81-PF82製品ファミリは、2034年5月まで当社の長寿プログラムの一部であることをご留意ください。
よろしくお願いいたします。