你好 Linux 电路板支持包 团队,
客户询问了有关如何调整带有 ATF 的 Linux 电路板支持包中的时钟扩频设置的指南。
我检查了最新的 S32G 电路板支持包,找不到以下与时钟扩频相关的锁相环频率调制 (PLLFM) 寄存器配置。
我的问题是,我们有计划在 Linux 电路板支持包 中添加这种支持吗?
BRs,
天祥
理论上,扩频只能在 1516MHz(DS 值略低于 1600MHz)的频率下工作,因为它不能向下扩频,否则就意味着要对 DDR 进行超频,而法雷奥则决定将 DDR 频率提高到 1590MHz(更接近 1600MHz),因为它比 SS 更容易实现。但由于 1590MHz 不在 DS 和校准工具中,因此风险自负。下面是这篇文章:
你好,根纳迪
知道了,谢谢你的快速确认。
BRs,
天祥
目前还不支持用于 DDR PLL 频率调制的时钟扩频,也不打算在短期内添加。如果这与一个或多个客户相关,则需要详细的变更申请。请注意,鉴于 TF-A 集成了该工具生成的代码,因此任何与 DDR 相关的更改都必须与 DDR 工具同步。
此致,
根纳迪