1701892_zh-CN

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

1701892_zh-CN

1701892_zh-CN

NTAG 424 更改密钥 0 后无法登录

大家好,

我遇到了一个无法解决的奇怪问题。我完成了为网络安全平台配置 #NTAG424 的所有步骤:一切都很好,但还有最后一件事

我不得不更改所有 5 个按键,并从这个"循环" 开始,将 4 改为 0:

使用密钥 0 登录

更改按键 X

我知道更改 K0 与更改 K4-1 是不同的,而响应是 91-00,因此似乎一切正常。

现在的问题是:我可以用所有 Kyes 4-1 登录,但用 K0 登录第 2 部分时会出现 91-AE。

我想可能是加密出错了,所以密钥和我想的不一样,但我检查了很多次代码都没问题。我只是根据数据表和 AN12196 更改了密码计算。

有什么提示吗?

谢谢

Re: NTAG 424 no login possible after key 0 change您好@MPucci,
在您的帖子中是否已经实现了 ChangeKey 0 和 1-4?我目前正在实施,但遇到了一些问题。我无法成功修改 Key1-4 以响应 911E,而修改 Key0 后,验证响应是 91AE。我想寻求您的帮助,不胜感激。
Re: NTAG 424 no login possible after key 0 change

你好@KaiLi

我在 AN12196 中没有看到 6.16.2。是因为文件版本不同吗?

Queenie1_1-1752800212185.png

Queenie1_2-1752800287405.png

有什么提示吗?

谢谢!





Re: NTAG 424 no login possible after key 0 change

你好@MPucci

根据您的问题描述,建议您尝试 AN12196 第 6.16.2 章中的步骤。例如

1.通过密钥进行身份验证No 0x00

2. 输入新建键

3. 执行 ChangeKey 命令

4. 重复检查使用新密钥验证 NTAG424 的情况。

BR

凯利

Re: NTAG 424 no login possible after key 0 change

更多信息:我知道这样做不对,但在更改密钥之前,我在所有登录中都使用了相同的 RndA。我无法确定问题的根源,但如果我在登录时使用 5 个不同的 RndA,密钥(甚至 K0)不会出现问题,但如果我在登录时使用相同的 RndA,K0 就会损坏。

所以现在问题解决了,但还不知道原因。

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-22-2025 12:02 AM
Updated by: