Multi Source Translation Content

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

Multi Source Translation Content

讨论

排序依据:
QSPIフラッシュサイズMIMXRT1062 こんにちは、皆さん i.MXRT1062を使った製品を開発しています。 128Mb を超えるサイズの QSPI フラッシュを使用できますか?EVKは128MBのQSPIフラッシュメモリを使用する 表3-1を見てみましょう。i.MX RT1060X プロセッサリファレンスマニュアルのシステムメモリマップ (CM7) によると、FlexSPI2/FlexSPI2 暗号文は最大 240MB、FlexSPI/FlexSPI 暗号文は最大 256MB を使用できるようです。 Q: i.MX RT1062 のブート デバイスとして NOR フラッシュを使用する場合、利用できる最大容量はどれくらいですか? よろしくお願い申し上げます。 Re: QSPI Flash Size MIMXRT1062 @アンドリュー・チョイ i.MX RT1060 のシステム メモリ マップに基づくと、あなたの観察は正しいです。FlexSPI インターフェースは、256 MB のアドレス指定可能な領域にマップされます。 Q1: 128Mb を超えるサイズの QSPI フラッシュを使用できますか?RT1060-EVK ボードにはどのサイズがありますか? A: 128Mb (16 MB) を超える QSPI NOR フラッシュをCAN使用します。プロセッサのメモリマップは、プライマリFlexSPIインターフェース[2]に256MBのアドレス空間(0x6000_0000から0x6FFF_FFFF)を割り当てており、そのサイズまでのフラッシュデバイスを接続して直接アドレス指定することができます。MIMXRT1060-EVKBボードには、64Mビット(8MB)QSPI NORフラッシュ(部品番号IS25WP064AJBLE [1])が搭載されています。 Q2: i.MX RT1062 のブート デバイスとして NOR フラッシュを使用する場合、利用できる最大容量はどれくらいですか? A: i.MX RT1062 でブート デバイスとして使用される単一の NOR フラッシュの最大容量は 256 MB です。この制限は、FlexSPI コントローラの 256 MB のアドレス指定可能な空間によって定義されます。内部ブート ROM は、このインターフェースにコネクテッドされたシリアル NOR フラッシュ デバイスからブートするように設計されており、フラッシュからの Execute-In-Place (XIP) をサポートします。 参考文献: [1] MIMXRT1060EVKBUM [2] IMXRT1060RM
查看全文
S32k344 サンプルコードビルドエラー S32 Design Studio を使用して、サンプル コードを構築しようとしていました。 しかし、ほとんどのサンプルコードではビルド エラーが表示されます。 ビルド前に何かしなければなりませんか? 1. adc_example_S32K344 2.mcu_example_S32K344 ===========ビルド結果 ================================== Re: S32k344 example code build error 親愛なる@Robin_Shen ご提案のとおり、s32Ds を含むすべてのパッケージをアンインストールして再インストールしました。 コードのビルドに成功しました。 よろしくお願いします。 Re: S32k344 example code build error 新しいプロジェクトを作成するときに問題が発生していますか? それとも、私のビデオのすべての手順を実行した後でも問題が発生していますか? 別のコンピューターで問題を再現CANますか? S32DS v3.6.1をアンインストールしてから、 S32DS v3.6.1 + S32K3_S32M27x リアルタイム・ドライバ ASR R21-11 バージョン 6.0.0を再インストールしてください。 Re: S32k344 example code build error 親愛なる@Robin_Shen あなたがアップロードしたビデオでコピーキャットを試みましたが、失敗しました(同じ結果)。 Re: S32k344 example code build error RTD の例をどのようにインポートしたかわかりません。動画の手順を参考にしてください。ビルディング時にエラーは発生しませんでした。 (マイビデオで視聴) Re: S32k344 example code build error 親愛なる@Robin_Shen 再開まで今しばらくお待ちください。 [テスト 1] -> (何も変更せず) を試し、 をクリックしましたが、別のエラーが発生しました。 [テスト 2] -> ([adc] ドライバを追加) を試し、 をクリックしましたが、別のエラーが発生しました。 助けていただけますか? [テスト1] - 何も変更しない == ビルド結果 .エラー ===== [テスト2] - [adc] ドライバを追加 == ビルド結果 .エラー ===== Re: S32k344 example code build error こんにちは、ジョンギュさん 記載されているコードの更新ボタンをクリックしてください。 説明.txt: 3. サンプルアプリケーションの生成、ビルディング、実行 3.1 S32構成の生成 サンプルを実行する前に、設定を生成する必要があります。まずS32 DSのプロジェクトエクスプローラビューに移動し、現在のプロジェクトを選択します。「S32 Configuration Tool」メニューを選択し、必要な設定ツール(ピン、コック、ペリフェラルなど)をクリックします。いずれかをクリックすると、すべてのコンポーネントが生成されます。必要な変更(必要な場合)を行い、「S32 Configuration Tool -> Update Code 」ボタンをクリックします。 3.2 アプリケーションのコンパイル Eclipse のビルド ボタンに対応する下向きARROWを左クリックして、ビルドする構成 (RAM/FLASH (Debug_RAM/Debug_FLASH)) を選択します。 プロジェクトをビルドするには、「プロジェクト > ビルド」を使用します。 次のステップに進む前に、ビルドアクションが完了するまでお待ちください。コンパイラコンソールでエラーメッセージを確認してください。完了すると、*.elf バイナリファイルが作成されます。 よろしくお願いします、 ロビン --------------------------------------------------------------------------------- 注記: - この投稿があなたの質問への回答である場合は、「正解としてマーク」ボタンをクリックしてください。ありがとう! - Threadは最後の投稿から7週間フォローされます。それ以降の返信は無視されます。 後ほど関連する質問がある場合は、新しいThreadを開いて、閉じたThreadを参照してください。 ---------------------------------------------------------------------------------
查看全文
Android Automotive 15 prebuilt and custom image not booting on i.MX 8QXP (NXP MCI board) Hi everyone, We’re working on bringing up Android Automotive OS 15 on the NXP MCI i.MX 8QXP (i.MX 8QuadXPlus) board. We followed the official NXP documentation from this link: https://www.nxp.com/design/design-center/software/embedded-software/i-mx-software/android-automotive-os-for-i-mx-applications-processors:ANDROID-AUTO We downloaded and installed the prebuilt image: automotive-15.0.0_1.1.0_image_8qmek_car Then we flashed it successfully to the board using the standard flashing procedure described in the NXP guide. However, when we try to boot the board, here’s what happens: The NXP loading screen appears for about a minute. As attached below ,  Then the display turns off (no Android UI). On the serial console, we can see boot logs (screenshot attached). The same issue occurs when we build Android 15 from source package (automotive-15.0.0_1.3.0_source) — flashing works fine, but the scenario is same as that of the pre-built image as described above. Are there known issues or patches needed for display or GPU initialization on this board? Any guidance or troubleshooting pointers would be really helpful! i.MX 8 Family | i.MX 8QuadMax (8QM) | 8QuadPlus Re: Android Automotive 15 prebuilt and custom image not booting on i.MX 8QXP (NXP MCI board) For B0, please try Re: Android Automotive 15 prebuilt and custom image not booting on i.MX 8QXP (NXP MCI board) Ours is B0 board and we used this command from the official document , UG10177_Android_Automotive_Quick_Start_Guide.pdf, Page number 9 Re: Android Automotive 15 prebuilt and custom image not booting on i.MX 8QXP (NXP MCI board) please check whether your board is B0 or C0 revision. My board is C0,  I flashed image with command,  .\uuu_imx_android_flash.bat -f imx8qxp -e -u c0 Then this board can boot successfully  Re: Android Automotive 15 prebuilt and custom image not booting on i.MX 8QXP (NXP MCI board) Hello @danielchen ,  Thanks for reaching out, its B0 Board.  Thanks  Re: Android Automotive 15 prebuilt and custom image not booting on i.MX 8QXP (NXP MCI board) Hi @SB_Cbe  I will try to reproduce this issue on my side.   Which board you are using?   B0 or C0?  Regards Daniel
查看全文
multi-camera object detection Hello I'm looking to implement multi-camera object detection. Are there any references, examples, or best-practice architecture available? Thank you in advance. Re: multi-camera object detection Sorry for the late reply. I'm using the i.MX 8M Plus EVK board. Currently I'm implementing multi-camera object detection on this board, and I'm running NPU inference using multiple threads with thread locks. If there are any recommended examples or best-practice architectures for handling multiple camera streams with the NPU (e.g. how to schedule inference, how to share the NPU between threads, etc), I would really appreciate your advice. Best regards, sunghyun Re: multi-camera object detection Hi @sunghyun96  May i ask which chip you are using? BR Harry
查看全文
X-KIT33665EVB Evaluation Board User's Manual I have an X-KIT33665EVB evaluation board that I need to test for CAN2TPL, and since I don't have a user manual, I'm not sure how to configure the pins on the board. Can you send me a copy? Re: X-KIT33665EVB评估板用户手册 Can't find any info on this board, where did you purchase it? Re: X-KIT33665EVB评估板用户手册 The website does not have this model number, which is very similar to FRDM665CANFDEVB. Re: X-KIT33665EVB评估板用户手册 Can you give me a link to this board, I can't find which one it is? MC33665A: Isolated Network High Speed Transceiver and CAN FD Gateway | NXP Semiconductors
查看全文
优化游戏监测刷新率的建议 我们如何通过简单地优化我们的监测的刷新率来使我们的游戏体验更流畅、更身临其境? 我最近一直在探索这个问题,并认为与 恩智浦社区 的所有人分享想法会很棒。 在设置 游戏监测 时 ,调整刷新率可以显著改善流畅和响应式游戏的感觉。确保显示器以支持的最大刷新率运行,启用自适应同步选项并匹配系统输出设置,可以消除屏幕撕裂和输入延迟。我发现,即使是微小的调整——例如使用高质量的电缆、保持驱动程序更新以及微调游戏中的帧数限制——也可以提供更加稳定和愉快 的体验。 我真心相信,优化刷新率不仅仅是为了竞技游戏玩家,它还能提升整体视觉质量,让每个人都感到舒适。这一步很简单,却能让游戏过程更加投入和愉快。 希望其他社区成员能告诉我们哪些设置或方法对您最有效。恩智浦社区是一个交流思想和相互学习的绝佳空间,我期待着您的积极建议和成功案例! Re: Suggestions to Optimize Refresh Rate on a Gaming Monitor 你好, ,请介绍一下具体产品。 致敬, Zhiming
查看全文
Error SW2 = 126 → means wrong key length or invalid key type during key change. We are trying to change PICC Master key in desfire ev 1 what we currently follow listed under  We are using this key for initial authenthication val KEY_2TDEA: ByteArray = byteArrayOf( 0x00.toByte(), 0x00.toByte(), 0x00.toByte(), 0x00.toByte(), 0x00.toByte(), 0x00.toByte(), 0x00.toByte(), 0x00.toByte(), 0x00.toByte(), 0x00.toByte(), 0x00.toByte(), 0x00.toByte(), 0x00.toByte(), 0x00.toByte(), 0x00.toByte(), 0x00.toByte(), 0x00.toByte(), 0x00.toByte(), 0x00.toByte(), 0x00.toByte(), 0x00.toByte(), 0x00.toByte(), 0x00.toByte(), 0x00.toByte() ) We are using this key in change key function to later on authenthicate with this key val NEW_KEY_2TDEA_BYTES: ByteArray = byteArrayOf( 0x1A, 0x2B, 0x3C, 0x4D, 0x5E, 0x6F, 0x70, 0x81, 0x92, 0xA3, 0xB4, 0xC5, 0xD6, 0xE7, 0xF8, 0x09, 0x10, 0x21, 0x32, 0x43, 0x54, 0x65, 0x76, 0x87 ) What we follow in code ! selectApplicationByIndex(0) desFireEV1.authenticate( ACCESS_KEY, IDESFireEV1.AuthType.Native, KeyType.THREEDES, objKEY_2TDEA ) val appsetbuilder = EV1ApplicationKeySettings.Builder() val appsettings = appsetbuilder.setAppKeySettingsChangeable( true ).setAppMasterKeyChangeable(true) .setAuthenticationRequiredForFileManagement(false) .setAuthenticationRequiredForDirectoryConfigurationData( false ).setKeyTypeOfApplicationKeys( KeyType.TWO_KEY_THREEDES ).build() desFireEV1.createApplication(appAID, appsettings) selectApplicationByAID(appAID) desFireEV1.authenticate( 0, IDESFireEV1.AuthType.Native, KeyType.TWO_KEY_THREEDES, objKEY_2TDEA ) //THIS METHOD CRASHED with this error "com.nxp.nfclib.exceptions.PICCException: Length Error SW2 = 126" desFireEV1.changeKey( 0, KeyType.TWO_KEY_THREEDES, NEW_KEY_2TDEA_BYTES, KEY_2TDEA, 0x00.toByte() ) desFireEV1.commitTransaction() selectApplicationByAID(appAID) //this will aithenthciate with new key which has been changed after keyChange setting which we understand desFireEV1.authenticate( 0, IDESFireEV1.AuthType.Native, KeyType.TWO_KEY_THREEDES, newMasterKey ) NOW my question is why changekey method crash with the define error SW2 = 126 Authentication server problems Re: Error SW2 = 126 → means wrong key length or invalid key type during key change. There is a detail steps mentioned in the AN12757 Chapter 6 Key Management. You could download it in Secure Download Area.  
查看全文
マルチカメラ物体検出 Hello マルチカメラオブジェクト検出を実装したいと考えています。 利用できるリファレンス、例、またはベストプラクティスのアーキテクチャはありますか? 事前に感謝いたします。 Re: multi-camera object detection 返信が遅くなり申し訳ありません。 i.MX 8M Plus EVK ボードを使用しています。 現在、このボードにマルチカメラ オブジェクト検出を実装しており、Thread ロック付きの複数の Thread を使用して NPU 推論を実行しています。 NPUで複数のカメラストリームを処理するための推奨例やベストプラクティスアーキテクチャがあれば教えてください(例:推論のスケジュール方法、Thread間で NPU を共有する方法など、さまざまな問題がありますので、アドバイスをいただければ幸いです。 よろしくお願いします、 ソンヒョン Re: multi-camera object detection こんにちは@sunghyun96 どのチップを使っているか教えていただけますか? BR ハリー
查看全文
错误 SW2 = 126 → 表示更改按键时按键长度错误或按键类型无效。 我们正试图更改 desfire ev 1 中的 PICC 主密钥,我们目前所遵循的如下所列 We are using this key for initial authenthication val KEY_2TDEA: ByteArray = byteArrayOf( 0x00.toByte(), 0x00.toByte(), 0x00.toByte(), 0x00.toByte(), 0x00.toByte(), 0x00.toByte(), 0x00.toByte(), 0x00.toByte(), 0x00.toByte(), 0x00.toByte(), 0x00.toByte(), 0x00.toByte(), 0x00.toByte(), 0x00.toByte(), 0x00.toByte(), 0x00.toByte(), 0x00.toByte(), 0x00.toByte(), 0x00.toByte(), 0x00.toByte(), 0x00.toByte(), 0x00.toByte(), 0x00.toByte(), 0x00.toByte() ) We are using this key in change key function to later on authenthicate with this key val NEW_KEY_2TDEA_BYTES: ByteArray = byteArrayOf( 0x1A, 0x2B, 0x3C, 0x4D, 0x5E, 0x6F, 0x70, 0x81, 0x92, 0xA3, 0xB4, 0xC5, 0xD6, 0xE7, 0xF8, 0x09, 0x10, 0x21, 0x32, 0x43, 0x54, 0x65, 0x76, 0x87 ) 我们遵循的准则 ! selectApplicationByIndex(0) desFireEV1.authenticate( ACCESS_KEY, IDESFireEV1.AuthType.Native, KeyType.THREEDES, objKEY_2TDEA ) val appsetbuilder = EV1ApplicationKeySettings.Builder() val appsettings = appsetbuilder.setAppKeySettingsChangeable( true ).setAppMasterKeyChangeable(true) .setAuthenticationRequiredForFileManagement(false) .setAuthenticationRequiredForDirectoryConfigurationData( false ).setKeyTypeOfApplicationKeys( KeyType.TWO_KEY_THREEDES ).build() desFireEV1.createApplication(appAID, appsettings) selectApplicationByAID(appAID) desFireEV1.authenticate( 0, IDESFireEV1.AuthType.Native, KeyType.TWO_KEY_THREEDES, objKEY_2TDEA ) //THIS METHOD CRASHED with this error "com.nxp.nfclib.exceptions.PICCException: Length Error SW2 = 126" desFireEV1.changeKey( 0, KeyType.TWO_KEY_THREEDES, NEW_KEY_2TDEA_BYTES, KEY_2TDEA, 0x00.toByte() ) desFireEV1.commitTransaction() selectApplicationByAID(appAID) //this will aithenthciate with new key which has been changed after keyChange setting which we understand desFireEV1.authenticate( 0, IDESFireEV1.AuthType.Native, KeyType.TWO_KEY_THREEDES, newMasterKey ) 现在我的问题是,为什么更改密钥方法会出现定义错误 SW2 = 126 而崩溃? 身份验证服务器问题 Re: Error SW2 = 126 → means wrong key length or invalid key type during key change. AN12757 第 6 章密钥管理中提到了详细步骤。 您可以在安全下载区下载。  
查看全文
Freemaster version 3.2 crashes during use and does not work properly My side of the development process has been using Freemaster 3.2 version of the program to assist in the development process, recently in the process of using every time you open no response, using the task manager to view the list after the expansion of the display Project-FreeMATER "no response ", as shown in the picture (uninstalled and reinstalled the problem has not been resolved, the community to give support Thank you! )
查看全文
Freemaster3.2版本使用过程中出现崩溃无法正常使用 我这边开发过程中一直使用Freemaster3.2版本进行程序辅助开发,最近在使用过程中每次打开后无任何反应,使用任务管理器查看后展开列表-显示Project-FreeMATER"无响应",如图片所示(卸载后重新安装问题也没有解决,麻烦社区给予支持  谢谢了 )
查看全文
S32 Design Studio 3.6.4 のインストール手順 こんにちは、 3.6.4のインストールマニュアルはありますか?Linux では?3.5 用のファイルには、インストールする必要がある依存関係の数についての説明があります。 ありがとうございます。 Re: Installation Instructions S32 Design Studio 3.6.4 こんにちは、 添付文書をご覧ください。
查看全文
安装说明 S32 Design Studio 3.6.4 您好, 有 3.6.4 的安装手册吗?在 Linux 上?有一个针对 3.5 的版本,其中描述了一些必须安装的依赖项。 谢谢。 Re: Installation Instructions S32 Design Studio 3.6.4 你好、 请参见所附文件。
查看全文
i.MX8M PlusのNPU設定に関する質問 こんにちは、 私はVconnectech Systems Pvt.のSamudralankaiahです。株式会社最近、スマート IP カメラ プロジェクト用に i.MX8M Plus 評価ボードを購入しました。現在、カメラのパフォーマンスを評価中で、NPU に関する以下の詳細を把握したいと考えています。 i.MX8M Plus で利用可能な NPU コアの数。 メモリ キャッシュ、個々の NPU コアへのジョブの割り当て、NPU の構成またはアクセスに使用されるフレームワーク/ライブラリ/API (NPU で推論を実行するために使用される VX デリゲートを除く) などの構成属性。 さらに、FUTURE、特定の NPU コアで推論を実行したい場合、どのように構成すればよいでしょうか? 上記に関する関連詳細またはドキュメントをご提供ください。 よろしくお願いします、 サムドラランカイア Vconnectech システムズ Pvt.株式会社 コアとメモリ NPU|ML Re: Query Regarding NPU Configuration on i.MX8M Plus こんにちは、 SFDC で続行します。 よろしくお願いします、 志明
查看全文
有没有软件可以通过 UART 将程序下载到 S32K144? 之前,我没有使用 Rappid。我不确定这个软件是否还能使用。因此,我想问问是否有其他软件可用?不少 Re: Is there any software that can download programs to the S32K144 via UART? 你好@jfm2 Rappid 引导加载器是过时的软件,已不再维护,最后一个版本已有 10 年历史。 我们为 S32K1 设备的引导加载程序提供以下资源:   使用 UART 的 “S32K1xx 引导加载程序” 应用笔记: https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN12218.pdf https://www.nxp.com/docs/en/application-note-software/AN12218SW.zip   应用笔记 “S32K1xx 固件更新” 讨论 A/B 交换和使用 CAN: https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN12323.pdf https://www.nxp.com/docs/en/application-note-software/AN12323SW.zip 我们为 S12Z、S32K1xx 和 S32K344 提供了 UDS 引导加载程序演示: https://community.nxp.com/t5/S32K-Knowledge-Base/Unified-bootloader-Demo/ta-p/1423099 请注意,这是非官方演示版,仅按原样提供,不提供任何保证和支持,不是生产代码。它使用 CAN 和 LIN。 如果您正在寻找生产代码,有一些第三方提供闪存引导加载程序,例如 https://www.vector.com/int/en/products/products-a-z/embedded-components/flash-bootloader/ 此致, Lukas
查看全文
Freemaster バージョン 3.2 が使用中にクラッシュし、使用できなくなりました。 開発用にFreeMaster 3.2を使用していましたが、最近応答しなくなってしまいました。タスクマネージャーでは「Project-FreeMATER」が「応答なし」と表示されています(画像参照)。アンインストールと再インストールを試しても問題は解決しませんでした。コミュニティの皆様からのご支援をいただければ幸いです。よろしくお願いいたします。 )
查看全文
Android Automotive 15 的预建和自定义映像无法在 i.MX 8QXP(恩智浦 MCI 板)上启动 大家好, 我们正在努力在恩智浦的MCI i.MX 8QXP(i.MX 8Q uadxPlus)板上推出安卓汽车操作系统15。 我们从以下链接下载了恩智浦的官方文档: https://www.nxp.com/design/design-center/software/embedded-software/i-mx-software/android-automotive-os-for-i-mx-applications-processors:ANDROID-AUTO 我们下载并安装了预构建镜像:automotive-15.0.0_1.1.0_image_8qmek_car 然后,我们使用恩智浦指南中描述的标准刷新程序成功将其刷新到板上。 但是,当我们尝试启动板时,会发生以下情况: 恩智浦加载屏幕显示约一分钟。见下文附件、 然后显示屏关闭(无 Android UI)。 在串行控制台上,我们可以看到启动日志(随附屏幕截图)。 当我们使用源代码包(automotive-15.0.0_1.3.0_source)构建 Android 15 时,也会出现同样的问题— 闪存工作正常,但场景与上述预建映像的场景相同。 此板上是否存在已知问题或需要补丁来初始化显示器或 GPU?如果能提供任何指导或故障排除建议,将非常有帮助! i.MX 8 系列 | i.MX 8QuadMax (8QM) | 8QuadPlus Re: Android Automotive 15 prebuilt and custom image not booting on i.MX 8QXP (NXP MCI board) 对于 B0,请尝试 Re: Android Automotive 15 prebuilt and custom image not booting on i.MX 8QXP (NXP MCI board) 我们的是 B0 板,我们使用了官方文档 UG10177_Android_Automotive_Quick_Start_Guide.pdf 中的这个命令,第 9 页 Re: Android Automotive 15 prebuilt and custom image not booting on i.MX 8QXP (NXP MCI board) 请检查您的板是 B0 还是 C0 修订版。 我的板是 C0,我用命令刷新了图像, .\uuu_imx_android_flash.bat -f imx8qxp -e -uc0 然后这个板就可以成功启动了 Re: Android Automotive 15 prebuilt and custom image not booting on i.MX 8QXP (NXP MCI board) 你好 @danielchen, 感谢你联系我,是 B0 板。 谢谢 Re: Android Automotive 15 prebuilt and custom image not booting on i.MX 8QXP (NXP MCI board) 你好@SB_Cbe 我会尝试在我这边重现这个问题。 你在用哪个板?B0 还是 C0? 此致 丹尼尔
查看全文
多摄像头物体检测 Hello 我想实现多摄像头物体检测。 是否有任何参考、示例或最佳实践架构? 提前谢谢您。 Re: multi-camera object detection 对不起,我的回复晚了。 我使用的是 i.MX 8M Plus EVK 板。 目前我正在这个板上实现多摄像机物体检测,我正在使用带线程锁的多线程运行 NPU 推理。 如果有使用 NPU 处理多路摄像机数据流的推荐示例或最佳实践架构(例如,"......"),请与我们联系。如何安排推理、如何在线程间共享 NPU 等),我真的非常希望得到您的建议。 谨致问候, sunghyun Re: multi-camera object detection 你好@sunghyun96 请问您使用的是哪种芯片? BR 哈利
查看全文
QSPI 闪存大小 MIMXRT1062 大家好 我正在使用 i.MXRT1062 开发一款产品。 能否使用容量大于 128Mb 的 QSPI 闪存?EVK 使用 128MB QSPI 闪存 请看表 3-1。i.MX RT1060X 处理器参考手册的系统内存映射(CM7)显示,FlexSPI2/FlexSPI2 密文最多可使用 240MB/FlexSPI/FlexSPI 密文最多可使用 256MB。 问:在 i.MX RT1062 上使用或非闪存作为引导设备时的最大可用容量是多少? 谢谢 Re: QSPI Flash Size MIMXRT1062 @AndrewChoi 根据 i.MX RT1060 的系统内存映射,您的看法是正确的。FlexSPI 接口映射到 256 MB 可寻址区域。 问 1: 能否使用容量大于 128Mb 的 QSPI 闪存?RT1060-EVK 板上的尺寸是多少? 答:你可以使用大于 128Mb (16 MB) 的 QSPI 或非闪存。处理器的内存映射为主 FlexSPI 接口 [2] 分配 256 MB 的地址空间(从 0x6000_0000 到 0x6FFF_FFF),允许您连接和直接寻址不超过该大小的闪存设备。MIMXRT1060-EVKB 主板装有 64 Mbit (8 MB) QSPI 或非 闪存,部件号为 IS25WP064AJBLE [1]。 问题 2:在 i.MX RT1062 上使用或非闪存作为引导设备时的最大可用容量是多少? 答:在 i.MX RT1062 上用作引导设备的单个或非闪存的最大容量为 256 MB。该限制由 FlexSPI 控制器的 256 MB 可寻址空间确定。内部启动 ROM 设计用于从连接到该接口的串行或非闪存设备启动,并支持闪存中的就地执行 (XIP)。 参考文献: [1] mimxrt1060evkbum [2] IMXRT1060RM
查看全文
Query Regarding NPU Configuration on i.MX8M Plus Hi Sir, I am Samudralankaiah from Vconnectech Systems Pvt. Ltd. Recently, we purchased the i.MX8M Plus evaluation board for our Smart IP Camera project. We are currently evaluating the camera performance and would like to understand the following details regarding the NPU: The number of NPU cores available on the i.MX8M Plus. Configuration attributes such as memory caching, job assignment to individual NPU cores, and the frameworks/libraries/APIs used to configure or access the NPU (apart from the VX delegate used for executing inference on the NPU). Additionally, in the future, if we want to execute an inference on a specific NPU core, how can that be configured? Kindly provide the relevant details or documentation regarding the above. Best regards, Samudralankaiah Vconnectech Systems Pvt. Ltd Core and Memory NPU|ML Re: Query Regarding NPU Configuration on i.MX8M Plus Hi, Continue in SFDC. Best Regards, Zhiming
查看全文