2184200_zh-CN

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2184200_zh-CN

2184200_zh-CN

使用交换机上的 SJA1110 PE 下载器下载 s32G274RDB2 程序

当 s32G274RDB2 使用交换机上的 SJA1110 PE 下载器下载程序时,调试操作正常。但是,重新上电后,当交换机设置为从闪存启动时,程序不会更新到最新下载的版本。我想知道我的 PE 调试设置问题出在哪里? 而且,一个月前我还能正常下载,重新加电后也能正常更新到最新的程序。

sdx111_0-1760154232482.pngsdx111_0-1760154232482.pngsdx111_1-1760154262744.pngsdx111_1-1760154262744.png

 

sdx111_3-1760154311544.pngsdx111_3-1760154311544.pngsdx111_4-1760154332323.pngsdx111_4-1760154332323.pngsdx111_5-1760154345607.pngsdx111_5-1760154345607.png


Re: Download the s32G274RDB2 program using the SJA1110 PE downloader on the switch

你好,@sdx111

感谢您的回复。

很抱歉,我这边没有重现这个问题,通过查看共享日志,我没有看到 VM 和其他命令的日志,而且我提到您似乎仍在使用 S32DS3.4、但要结合 SJA1110 SDK 1.0.2?

由于 SJA1110 SDK 1.0.2 是在 S32DS3.5 上版本和测试的,你介意在 S32DS3.5 上重新测试它进行试用吗?


BR

切宁

Re: Download the s32G274RDB2 program using the SJA1110 PE downloader on the switch

1、拨号操作应按下图进行。

sdx111_0-1760182236451.pngsdx111_0-1760182236451.pngsdx111_1-1760182250746.pngsdx111_1-1760182250746.png

2、打印如下图所示。

sdx111_2-1760182317028.pngsdx111_2-1760182317028.pngsdx111_3-1760182336545.pngsdx111_3-1760182336545.png



Re: Download the s32G274RDB2 program using the SJA1110 PE downloader on the switch

你好,@sdx111

谢谢您的帖子。

1.闪烁 SJA1110 的 spi 和重新上电后的开关设置是什么?

2。刷新二进制文件时,您是否使用命令虚拟机在控制台中进行了检查?有哪些版画?


BR

切宁

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎11-21-2025 11:26 PM
更新人: