2184200_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2184200_ja-JP

2184200_ja-JP

スイッチ上のSJA1110 PEダウンローダーを使用してs32G274RDB2プログラムをダウンロードします。

スイッチのSJA1110 PEダウンローダーを使用してs32G274RDB2がプログラムをダウンロードしていた時は、デバッグ操作は正常に動作していました。しかし、電源再投入後、スイッチをフラッシュメモリから起動するように設定しても、プログラムがダウンロードした最新バージョンに更新されません。PEデバッグ設定のどこに問題があるのか知りたいです。また、1ヶ月前までは正常にダウンロードできており、電源再投入時には正常に最新のプログラムに更新できました。

sdx111_0-1760154232482.pngsdx111_1-1760154262744.png

 

sdx111_3-1760154311544.pngsdx111_4-1760154332323.pngsdx111_5-1760154345607.png


Re: Download the s32G274RDB2 program using the SJA1110 PE downloader on the switch

こんにちは、 @sdx111

ご返信ありがとうございます。

申し訳ありませんが、私の側では問題を再現できませんでした。共有されたログを確認すると、VMやその他のコマンドのログが表示されませんでした。また、S32DS3.4をまだ使用しているようです。しかし、SJA1110 SDK と組み合わせるのですか?

SJA1110 SDKs 1.0.2 がリリースされ、S32DS3.5 でテストされましたので、試しに S32DS3.5 で再度テストしていただけますか?


BR

チェイン

Re: Download the s32G274RDB2 program using the SJA1110 PE downloader on the switch

1、ダイヤルアップ操作は次の図に従って実行する必要があります。

sdx111_0-1760182236451.pngsdx111_1-1760182250746.png

2、次の図のように印刷します。

sdx111_2-1760182317028.pngsdx111_3-1760182336545.png



Re: Download the s32G274RDB2 program using the SJA1110 PE downloader on the switch

こんにちは、 @sdx111

ご投稿ありがとうございます。

1. SJA1110 の SPI をフラッシュし、電源を再投入した後のスイッチ設定は何ですか?

2. バイナリをフラッシュしたときに、コマンド VM を使用してコンソールで確認しましたか? 出力内容は何ですか?


BR

チェイン

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-21-2025 11:26 PM
更新者: