Multi Source Translation Content

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Multi Source Translation Content

Discussions

Sort by:
FreeMaster Lite NODE Redに新しいノードを統合することは不可能です 親愛なるみんな FreeMaster Liteを使用してNode-REDにウィジェットを統合したいと考えています。NXPのトレーニング終了後 FreeMASTER Lite 1.1 + Node-RED統合 https://www.nxp.com/design/design-center/training/TIP-FREEMASTER-LITE-NODE-RED (@ minute 0:40)ウィジェットは設定 -> 管理パレットにアクセスすることで追加されるべきであることが示されています。しかし、最新のFreeMaster LiteインストールにはPalett管理オプションがなく、NXPのサイトからダウンロードしたばかりです どんなサポートでも感謝します パオロ Re: Impossible to integrare new node in FreeMaster Lite NODE Red こんにちは、@pberna67 さん。 FreeMASTER Lite バージョン1.5.1を使用しているか確認していただけますか: 2.png2.png2.png また、Node-REDのバージョンは4.0.9です。 1.png1.png1.png クリーンインストールをして「パレット管理」オプションにアクセスできました。 ちょっと確認しますが、ユーザーフォルダから「.node_red」フォルダを削除(または名前変更)して、古いNode-REDの設定が最新のインストールに干渉していないか確認してみてはどうでしょうか。 それでも解決しない場合は、追加の詳細を教えてもらえますか: FreeMASTER Liteは、スタンドアロンインストーラーから実行していますか、それともFreeMASTER 3.2本体に同梱されているインストーラーから実行していますか? お使いのホストOSは何ですか? 外部にNode-REDをインストールしていますか? 敬具、 イウリアン Re: Impossible to integrare new node in FreeMaster Lite NODE Red 親愛なるイウリアン 迅速なご回答ありがとうございます! 私が使用しているFreeMASTERは、FreeMASTER Liteバージョン1.5.1であることを確認します。 pberna67_0-1790026466167.pngpberna67_0-1790026466167.png Node-REDのバージョンは4.09です。 pberna67_1-1790026600039.pngpberna67_1-1790026600039.png FreeMASTER Liteは、スタンドアロンインストーラーから実行していますか、それともFreeMASTER 3.2本体に同梱されているインストーラーから実行していますか? インストールしたパッケージは以下の通りです: pberna67_2-1790027196038.pngpberna67_2-1790027196038.png それ以前にFreeMASTERパッケージは一切インストールされていませんでした。 お使いのホストOSは何ですか? まだWindows 10です 外部にNode-REDをインストールしていますか? いいえ、していません よろしくお願いします。 パオロ Re: Impossible to integrare new node in FreeMaster Lite NODE Red こんにちは、@pberna67 さん。 Node-REDのドキュメントを確認しましたが、NPMがインストールされていない場合に起こる動作のようです。パレット管理機能は、依存関係のダウンロードとインストールにNPMツールを使用しています。 NPMは別途インストールする必要があります。Node-REDコミュニティにはこのトピックについて詳しく説明しているスレッドがあります: https://discourse.nodered.org/t/why-isn't-manage-palette-showing-up/27219/9 お役に立てば幸いです。 イウリアン Re: Impossible to integrare new node in FreeMaster Lite NODE Red 親愛なるイウリアン どこにもnpmプログラムがインストールされているのが見当たりません。node-redパッケージもインストールする必要がありますか?それともすべてインストールすればいいのですが、 ? Node-REDの一部は動作するのに、一部は動作しないというのは奇妙です。あなたが示したスレッドには、追加コンポーネントNPMのインストール方法が示されていません。他に何かアイデアはありますか? 宣言されています: https://www.nxp.com/design/design-center/software/development-software/freemaster-run-time-debugging-tool:FREEMASTER FreeMasterはグラフィカルユーザーインターフェース(GUI)ガイド 設計ツールとの連携機能を備えています。FreeMasterのGUIビルダーに関する事例や、その他の統合に関する詳細情報はありますか? よろしくお願いいたします パオロ
View full article
无法在 FreeMaster Lite NODE Red 中集成新节点 各位 我想使用 FreeMaster Lite 将小部件集成到 NodeRed 中。参加完 NXP 名为“ FreeMASTER Lite 1.1 + Node-RED 集成 https://www.nxp.com/design/design-center/training/TIP-FREEMASTER-LITE-NODE-RED (@ 分钟 0:40)应通过访问“设置”->“管理调色板”来添加该小部件。但是,从 NXP 网站下载的最新版 FreeMaster Lite 中并没有“管理调色板”选项。 感谢大家的支持 Paolo Re: Impossible to integrare new node in FreeMaster Lite NODE Red 嗨@pberna67 , 请确认您运行的是 FreeMASTER Lite 1.5.1 版本: 2.png2.png2.png Node-RED 版本为 4.0.9: 1.png1.png1.png 我进行了全新安装,并且可以访问“管理调色板”选项。 快速检查一下——您可以尝试从用户文件夹中删除(或重命名)`.node_red`文件夹,以确保任何旧的Node-RED设置不会干扰最新的安装。 如果以上信息仍无法解答您的问题,能否提供更多详细信息? 您是通过独立安装程序运行 FreeMASTER Lite,还是通过与主 FreeMASTER 3.2 捆绑的安装程序运行 FreeMASTER Lite? 你的主机操作系统是什么? 你们是否有任何外部 Node-RED 安装? 亲切的问候, 尤利安 Re: Impossible to integrare new node in FreeMaster Lite NODE Red 亲爱的尤利安 谢谢你的快速回复! 我确认我运行的 FreeMASTER 版本是 FreeMASTER Lite 1.5.1: pberna67_0-1790026466167.pngpberna67_0-1790026466167.png Node-RED 版本为 4.09 pberna67_1-1790026600039.pngpberna67_1-1790026600039.png 您是通过独立安装程序运行 FreeMASTER Lite,还是通过与主 FreeMASTER 3.2 捆绑的安装程序运行 FreeMASTER Lite ? 我只安装了以下软件包: pberna67_2-1790027196038.pngpberna67_2-1790027196038.png 之前没有安装过 FreeMASTER 软件包。 你的主机操作系统是什么? 仍然是 Windows 10 你们是否有任何外部 Node-RED 安装? 不,我没有。 谢谢! Paolo Re: Impossible to integrare new node in FreeMaster Lite NODE Red 嗨@pberna67 , 我查阅了Node-RED的文档,如果系统上没有安装NPM,这似乎是预期行为。管理调色板功能依赖于 NPM 工具进行依赖项的下载和安装。 NPM 需要单独安装。Node-RED 社区里有一个帖子更详细地解释了这个问题: https://discourse.nodered.org/t/why-isnt-manage-palette-showing-up/27219/9 希望对您有所帮助。 尤利安 Re: Impossible to integrare new node in FreeMaster Lite NODE Red 亲爱的尤利安 我没有看到任何地方安装了 npm 程序。我还需要安装 node-red 包吗?还是所有东西都应该由其他程序自动安装? ? 奇怪的是,Node-RED 的一部分可以正常工作,但另一部分却不行。您提到的帖子中没有说明如何安装额外的元器件 NPM。还有其他想法吗? 声明如下: https://www.nxp.com/design/design-center/software/development-software/freemaster-run-time-debugging-tool:FREEMASTER FreeMaster 与图形用户界面 (GUI) 导星器设计工具集成。您是否有关于FreeMaster中GUI构建器集成的示例或更多细节? 问候 保罗
View full article
Re: S32G274A LLCE CAN The current self-developed board runs in multi-core mode. One A53 core is used for network communication tasks with other devices, and several other A53 cores run bus communication drivers, with each type of bus using a separate A53 core. A problem has arisen: the current LLCE CAN recovery operation is configured to stop and then start the LLCE CAN mode. In most actual scenarios, communication can be restored, but sometimes bus recovery is executed frequently, affecting the normal operation of other A53 cores (network communication tasks are interrupted). The questions are: what methods are available for LLCE CAN bus recovery, and why does having LLCE CAN running on a separate core still affect other cores? The version information is: S32G_LLCE_1_0_9; SW32G_RTD_4.4_4.0.2_P04_D2312 Re: S32G274A LLCE CAN Hello, @JACK_Q Hello Could you please provide a detailed description of your software and hardware testing environment? 1. In your system, are the M-core and A-core used simultaneously? What tasks does the M7 core run? Which software packages does it rely on? 2. From your description, each core on the A53 side has its own task. What software is it running? Is it a Linux BSP? BR Chenyin
View full article
S32K1_S32M24XとS32K1のRTDパッケージの違いは何ですか? 私はS32K116向けに開発を行っています。 S32DS拡張機能とdUpdatesを使っているときに、2つのS32K1パッケージがインストールされていることに気づきました: 「S32K1_S32M24X リアルタイム・ドライバ AUTOSAR R21-11 バージョン 3.0.0QLP06" および 「S32K1 リアルタイム・ドライバ AUTOSAR R21-11 バージョン 3.0.0」QLP06" この2つの違いは何ですか? もし私のケースでも同じように対応するなら、どちらを残しておくべきか、アンインストールすべきでしょうか? そのうちの1つ(S32K1)を削除してみましたが、そうするとプロジェクトが.mexファイルを読み込めなくなってしまいました。もうファイルはありません。 Re: Difference between S32K1_S32M24X and S32K1 RTD packages? こんにちは、 @daniel_meier さん。 パッケージは似ているように見えますが、互いに依存関係があり、互いに独立して使用できる独立したコンポーネントとして扱うことを意図していません。 したがって、プロジェクトの適切な機能を確保するために、パッケージを再インストールし、両方のパッケージを同時にインストールしておくことをお勧めします。 BR、VaneB
View full article
Impossible to integrare new node in FreeMaster Lite NODE Red Dear All I would like to integrate widgets in NodeRed usinf FreeMaster Lite. Following the NXP training titled FreeMASTER Lite 1.1 + Node-RED Integration https://www.nxp.com/design/design-center/training/TIP-FREEMASTER-LITE-NODE-RED It is shown that (@ minute 0:40) the widget shuld be added accessing to Setting -> Managing Palette . But Managing Palett option is not available in the latest installation of FreeMaster Lite, just downloaded from NXP site Thanks for any support Paolo Re: Impossible to integrare new node in FreeMaster Lite NODE Red Hi @pberna67, Could you confirm that you are running FreeMASTER Lite version 1.5.1: 2.png2.png2.png and that the Node-RED version is 4.0.9: 1.png1.png1.png I did a clean install and could access the `Manage palette` option.  A quick check - could you try removing (or renaming) the `.node_red` folder from your user folder to make sure that any older Node-RED settings do not interfere with the latest installation. If that does not help you could you provide additional details: Are you running FreeMASTER Lite from the stand-alone installer or the one bundled with the main FreeMASTER 3.2 ? What is you host OS system ? Do you have any external Node-RED installations ? Kind regards, Iulian  Re: Impossible to integrare new node in FreeMaster Lite NODE Red Dear Iulian  Thanks for your quick answer ! I confirm that the FrieeMaster I'm  running is FreeMASTER Lite version 1.5.1: pberna67_0-1790026466167.pngpberna67_0-1790026466167.png Node RED version is 4.09 pberna67_1-1790026600039.pngpberna67_1-1790026600039.png Are you running FreeMASTER Lite from the stand-alone installer or the one bundled with the main FreeMASTER 3.2 ? I've installed only the following package: pberna67_2-1790027196038.pngpberna67_2-1790027196038.png There were NO previous FreeMASTER package installed. What is you host OS system ? Still Windows 10 Do you have any external Node-RED installations ? No, I haven't Thanks Paolo Re: Impossible to integrare new node in FreeMaster Lite NODE Red Hi @pberna67, I checked Node-RED documentation and it seems to be an expected behavior if NPM is not installed on the system. Manage Palette functionality relies in NPM tool for dependencies download and installation. NPM should be installed separately. There is a thread on Node-RED community explaining this topic in more details: https://discourse.nodered.org/t/why-isnt-manage-palette-showing-up/27219/9 Hope it helps, Iulian Re: Impossible to integrare new node in FreeMaster Lite NODE Red Dear  Iulian I don't see any npm program installed anywhere. Do I need to install node-red package too , or everything should be installed by  ? It is strange that part of node-red works and part no. In the thread you have indicated is not shown how to install the additional component NPM. Any additional idea? It is declared: https://www.nxp.com/design/design-center/software/development-software/freemaster-run-time-debugging-tool:FREEMASTER that FreeMaster has Integration with Graphical User Interface (GUI) Guider  design tool. Do you have any examples or additional integration details of the GUI builder in FreeMaster ? Regards Paolo
View full article
Config Tools for i.MX 26.09 Now Available We are pleased to announce that Config Tools for i.MX 26.09 are now available. Downloads & links To download the installer for all platforms, please login to our download site via:  https://www.nxp.com/design/designs/config-tools-for-i-mx-applications-processors:CONFIG-TOOLS-IMX Please refer to  Documentation  for installation and quick start guides. For further information about DDR config and validation, please go to this  blog post. Release Notes Full details on the release (features, known issues...) Version 26.09 Framework Added support for downloading all boards associated with a processor when downloading the processor. DDR tool Added support for i.MX 937 Added DDR3 support for i.MX 8MP FRDM board Added support for i.MX93W FRDM and EVK boards at 3600 MT/s Enabled PMIC PF9453 support for i.MX 91 Minor improvements, enhancements, and bug fixes SerDes tool Added support for i.MX 952 System Manager Multiple validation ID issues are resolved. DDR tool – NXP-validated memory configurations for multiple vendors is available System Manager – extended CLI support for a headless setting      
View full article
MCUXpresso Config Tools 26.09 Now Available We are pleased to announce that MCUXpresso Config Tools 26.09 are now available. Downloads Also via installer in MCUXpresso for VS Code https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=NXPSemiconductors.mcuxpresso In order to use it with other toolchains, download the installer for all platforms, please login to our download site via:  https://www.nxp.com/mcuxpresso/config Please refer to https://docs.mcuxpresso.nxp.com/config/latest/ for installation and quick start guides. For online version, login into MCUXpresso site: MCUXpresso WEB Release Notes Full details at https://docs.mcuxpresso.nxp.com/config/latest/ Version 26.09 Framework Support public releases of “preliminary” EAR/PRC processor data. Added support for downloading all boards associated with a processor when downloading the processor.
View full article
Transformed and Quantized your model with NPU of the MX8Mplus     Introduction In this article, we will explain in this article which steps you have to take to transform and quantize your model with different TensorFlow versions. We are only looking into post training quantization. We are using the MX8MPlus EVK run our model that have a dedicated neural network accelerator IP from VeriSilicon (Vivante VIP8000). Press enter or click to view image in full size i.mx8MPlus block diagram from NXP Is the neural processing unit (NPU) from NXP need a fully int8 quantized model we have to look into full int8 quantization of a TensorFlow lite or PyTorch model. Both libraries are supported with the eIQ library from NXP. Here we will only look into the TensorFlow variant. The general overview on how to do post training quantization can be found on the TensorFlow website.  The operations for floating point are more complex than for integer (arithmetic’s, avoiding overflow). This results in the ability to use only the much simpler and smaller arithmetic units instead of the larger floating-point units. ​ ​The physical space needed for float32 operation much larger than for int8. This results in:​ Lower power consumption, ​ Less heat development, ​ The ability to join more calculation units decreasing inference time. Prerequisite To create the code on your PC first, we recommend using Anaconda with a virtual environment running Python 3.6, TensorFlow 2.x, numpy, opencv-python and pandas. Post training quantization with TensorFlow Version 2.x If you created and trained a model via tf.keras there are three similar ways of quantizing the model. First Method — Quantizing a Trained Model Directly The trained TensorFlow model has to be converted into a TFlite model and can be directly quantize as described in the following code block. For the trained model we exemplary use the updated tf,keras_vggface model based on the work of rcmalli . The transformation starts at line 28. from keras_vggface_TF.utils import preprocess_input from keras_vggface_TF.vggfaceTF import VGGFace converter.inference_output_type = tf.int8 import tensorflow as tf import numpy as np tfVersion=tf.version.VERSION.replace(".", "") # can be used as savename print(tf.version.VERSION) # TRAIN A MODEL pretrained_model = VGGFace(model='resnet50', include_top=False, input_shape=(224, 224, 3), pooling='avg') # pooling: None, avg or max #Create a generator for representative Dataset folderpath='./All_croped_images/' def prepare(img):          img = np.expand_dims(img,0).astype(np.float32)          img = preprocess_input(img, version=2) return img repDatagen=tf.keras.preprocessing.image.ImageDataGenerator(preprocessing_function=prepare) datagen=repDatagen.flow_from_directory(folderpath,target_size=(224,224),batch_size=1) def representative_dataset_gen():       for _ in range(10):       Img = datagen.next()       yield [img[0]] #CONVERT YOUR MODEL TO TFLITE AND QUANTIZE TO INT8 converter = tf.lite.TFLiteConverter.from_keras_model(pretrained_model) converter.optimizations = [tf.lite.Optimize.DEFAULT] converter.representative_dataset = representative_dataset_gen converter.target_spec.supported_ops = [tf.lite.OpsSet.TFLITE_BUILTINS_INT8] converter.experimental_new_converter = True converter.target_spec.supported_types = [tf.int8] converter.inference_input_type = tf.int8 quantized_tflite_model = converter.convert() #SAVE THE QUANTIZED MODEL AS TFLITE FILE open('quant_model.tflite' , "wb").write(quantized_tflite_model) After loading/training your model you first have to create a representative data set. The representative data set is used by the converter to get the max and min values to be able to estimate the scaling factor. This limits the error introduced by the quantization from float32 to intX. The error comes from the different number-space of float and int. Converting from float to int8 limits the number-space to integer values between -128 to 127. Calibrating the model on the dynamic range of the input limits this error. Here you can just loop through your images or create a generator as in our example. We used the tf.keras.preprocessing.image.ImageDataGenerator() to yield images and do the necessary prepossessing on the images. As a generator you can of course also use the tf.data.Dataset.from_tensors() or … from.tensor_slices(). Just keep in mind to do the same pre-processing on your data here as you did on the data you trained your network with (normalization, resizing, de-noising, …). This can all be packed into the preprocessing_function call of the generator (line 19). The conversion starts at line 28. A simple TensorFlow lite conversion would look like this: converter = tf.lite.TFLiteConverter.from_keras_model(pretrained_model) tflite_model = converter.convert() open('model.tflite' , "wb").write(tflite_model) The quantization part is in-between: converter = tf.lite.TFLiteConverter.from_keras_model(pretrained_model) converter.optimizations = [tf.lite.Optimize.DEFAULT] converter.representative_dataset = representative_dataset_gen converter.target_spec.supported_ops = [tf.lite.OpsSet.TFLITE_BUILTINS_INT8] converter.experimental_new_converter = True converter.target_spec.supported_types = [tf.int8] converter.inference_input_type = tf.int8 converter.inteference_output_type=tf.int8 quantized_tflite_model = converter.convert() open('quant_model.tflite' , "wb").write(quantized_tflite_model) Line 3 : optimizations other than default are deprecated. No other options are available at the moment (Year 2020). Line 4 : Here we set the representative data set. Line 5 : Here we make sure that we have a full conversion to int8. Without this option, only the weights and biases would be converted but not the activations. This is used when we only want to reduce the model size. However, our NPU needs full int8 quantization. Having the activations still in floating point would result in overall floating-point and could not run on the NPU. Line 6: Enables MLIR-based conversion instead of TOCO conversion, which enables RNN support, easier error tracking. Line 7: Sets the internal constant value to int8. The target_spec corresponds with the TFLITE_BUILTINS from line 5. Line 9 and 10: Set also the input to int8. This is fully available from TF 2.3 Now if we convert the model using TF2.3 with experimental_new_converter=True inference_input_type=tf.int8 inference_output_type=tf.int8 we receive the following model: However if we do not set the inference_input_type and inference_output_type we receive following model: So the effect is that you can determine which input data type the model accepts and returns. This can be important if you work with an embedded camera, as included with the MX8MPEVK. The mipi camera returns 8bit values, so if you want to spare a conversion to float32 int8 input can be handy. But be aware, if you use a model without prediction layers to gain e.g., embeddings, an int8 output will result in very poor performance. Here an output of float32 is recommended. This shows that each problem needs a specific solution. Second and Third Method — Quantize a Saved Model from *.h5 or *.pb Files If you already have your model, you most likely have it saved somewhere either as an Keras h5 file or a TensorFlow protocol buffer pb. We will quickly save our model using TF2.3: import tensorflow as tf f rom keras_vggface_TF.vggfaceTF import VGGFace pretrained_model = VGGFace(model='resnet50', include_top=False, input_shape=(224, 224, 3), pooling='avg') # pooling: None, avg or max # Saving as a protocol buffer !mkdir -p saved_model pretrained_model.save('saved_model/my_model') #saving as a h5 file (if your Tensorflow Version is < 2.0 use this) !mkdir -p keras_model pretrained_model.save('keras_model/my_model.h5') Following the conversion and quantization is very similar as in Method One. The only difference is how we load the model in with the converter. Either load the model and continue as in Method One. #Load the h5 model pretrained_model = tf.keras.models.load_model('my_model.h5') #Then use the converter as before converter = tf.lite.TFLiteConverter.from_keras_model(pretrained_model) Or load the h5 model directly. When using TensorFlow version 2 and above you have to use a compatible converter: # Or load the h5 model from file # TensorFlow version >2.x converter = tf.compat.v1.lite.TFLiteConverter.from_keras_model_file(saved_model_dir + h5_modelname) #works now also with TF2.x # TensorFlowversion < 2.0 converter = tf.lite.TFLiteConverter.from_keras_model_file(saved_model_dir + h5_modelname) If you load from a TensorFlow pb file use: # Or load the pb file from the modelfolder # TensorFlow version >2.x converter = tf.lite.TFLiteConverter.from_saved_model(saved_model_dir) # the folder contains the pb file and a assets and variables folder Converting with TensorFlow Versions below 2.0 If you want to convert a model written in TensorFlow version < 1.15.3 using Keras, not all options are available for TFlite conversion and quantization. The best way is to save the model with the TensorFlow version it was created in (e.g., rcmalli keras-vggface was trained in TF 1.13.2). I would suggest not using the “saving and freeze graph” method to create a pb file as the pb files differ between TF1 and TF2. The TFLiteConverter.from_saved_model does not work, creating quite a hassle to achieve quantization. I would suggest using the above mentioned method using Keras: import keras …. pretrained_model.save('my_model.h5') Then convert and quantize your model with a TensorFlow version from 1.15.3 onward. From this version on a lot of functions where added in preparation for TF2. I suggest using the latest version. This will result in the same models presented here.          
View full article
MFRC531 01T 的设备集成(软件) 我需要将 NXP Mifare 阅读器 (crypto1) MFRC531 01T 集成到系统中,并且我需要一些关于 RS232 相关协议命令的帮助,以便轮询 SID、进行身份验证和读取块/扇区。 Re: Device Integration (Software) for MFRC531 01T 你好@Menspa 遗憾的是,NXP 没有提供基于 MFRC531 的演示示例;因此,您需要参考 MFRC531 数据手册( MFRC531 标准 ISO/IEC 14443 A/B 读卡器解决方案)并使用 NXP 的 NxpNfcRdLib 库来开发您的读/写卡应用程序。
View full article
エマール・ビーチフロントの完成済み4ベッドルームアパートメントを購入するためのステップバイステップの手順 エマールビーチフロントは急速にドバイで最も人気のあるウォーターフロントの目的地の一つとなり、家族や投資家の間で4ベッドルームのアパートメントの需要が高まっています。この島のコミュニティで広々とした入居準備が整った家の購入を検討しているなら、購入プロセスの最初から最後まで理解しておくことで遅延を避け、自信を持って判断できます。 このガイドでは、エマールビーチフロントで4ベッドルームのアパートを購入するための各段階を案内し、ドバイの信頼できる不動産会社タクウェーン・アルダーからの実用的な洞察も添えています。 エマール・ビーチフロントが、すぐに住める4ベッドルームのアパートメントを求める購入者に魅力的な理由 エマールビーチフロントはドバイマリーナとパームジュメイラの間に位置し、プライベートビーチアクセス、リゾートスタイルの施設、スカイラインの眺めを提供しています。ここでの4ベッドルームのアパートは、工事を何年も待たずにより多くの居住空間を求める大家族に適しています。ユニットはすでに建設され引き渡されているため、買い手は実際の物件を検査し、迅速に入居し、賃貸を選べば早く賃貸収入を得始めることができます。 ステップ1:予算と資金調達方法を明確にする リスティングを見る前に、現実的にどれくらいの費用が出せるかを計算しましょう。エマールビーチフロントの4ベッドルームアパートはプレミアムな購入なので、リスティング価格だけでなく全体のコスト面も考慮してください。 次の点を考慮してください。 頭金の要件は、駐在員の場合通常20〜25%です 融資が必要な場合は、UAEの銀行から住宅ローンの事前承認を得てください。 ドバイ土地局の譲渡手数料は、通常、購入価格の4%です。 代理店手数料、通常2パーセント ビルディングおよび地域社会に連動した継続的なサービス料金 早期に住宅ローンの事前承認を得ることで、明確な予算上限ができ、売り手との交渉において自分の立場を強化します。 ステップ2:エマール・ビーチフロントの完成済み物件を絞り込む 予算が決まったら、ニーズに合った、すぐに住める4ベッドルームのアパートを探し始めましょう。エマールビーチフロントにはビーチビスタ、サンライズベイ、ビーチアイルなどのタワーがあるため、建物ごとに利用可能性やレイアウトは大きく異なることがあります。 Takween AlDarのような知識豊富な不動産会社と協力することで、階数、眺望、間取りの効率性、周辺施設への近さなどに基づいて選択肢を絞り込むことができ、最新の在庫状況を反映していない可能性のあるオンラインの物件情報だけに頼る必要がなくなります。 ステップ3:物件の内覧を予約する 完成済みマンションは、未完成物件の購入とは異なり、契約前に実際に物件内を見学することができます。閲覧機能を使って以下の点を確認してください。 実際の部屋のサイズとレイアウトの流れ 仕上げと装備の品質 自然光と眺望の向き 共用エリア、エレベーター、駐車場の状態 以前にその物件が使用されていた場合は、メンテナンス履歴や最近の修理状況について確認してください。 ステップ4:所有権および不動産関連書類の確認 オファーを出す前に、ドバイ土地局を通じて売主の所有権を確認し、権利証を請求してください。担当エージェントは、物件に関連する未払いの住宅ローン、管理費の滞納、または法的紛争がないかどうかも確認する必要があります。この確認手順は、後々の取引におけるトラブルを防ぐためのものです。 ステップ5:覚書を交渉し署名する 物件とドキュメントに満足したら、オファーを提出してください。合意が成立した場合、両当事者はドバイ土地局のTrakheesiシステムを通じて、一般にフォームFとして知られる覚書に署名する。この段階では、通常、購入価格の約10%にあたる手付金を支払います。この手付金は、譲渡手続きが完了するまで保管されます。 ステップ6:異議なし証明書を取得する 売り手は開発者、この場合はEmaarに対して「異議なし証明書」を請求しなければなりません。この証明書は、不動産に未払いのペイメントや制限がないことを確認し、所有権移転の道を切り開きます。プロセッシングは通常数営業日かかり、開発者に料金が支払われます。 ステップ7:ドバイ土地局で譲渡手続きを完了する 異議なし証明書を手に、買主と売主は共にドバイ土地局の事務所、または登録済みの信託センターに出向き、譲渡手続きを完了させる。この面談時に、残高、振込手数料、および適用される諸費用をお支払いいただきます。手続きが完了すると、所有権証書があなたの名義で発行され、正式にあなたがアパートの所有者となります。 ステップ8:公共料金の手続きと入居 移管後は、電気と水道のDEWAに登録し、建物に関連する地域サービスも有効化してください。アパートは準備が整い、入居も準備できているので、工事完了を待たずに引き継ぎ手続きを始め、鍵を受け取り、引っ越しの計画を立てることができます。 Takween AlDarが購入をサポートする方法 エマール・ビーチフロントの即入居可能な4ベッドルームのアパートメントを購入するには複数の手順が必要であり、経験豊富なパートナーがいればストレスとリスクを軽減できます。タクウィーン・アルダールは、物件選び、書類確認、交渉、そして所有権移転に至るまで、購入者を丁寧にサポートし、最初の内覧から最終的な引き渡しまで、透明性と円滑な手続きを保証します。 よくある質問 Q:Emaar Beachfrontで完成済みのマンションを購入するには、どれくらい時間がかかりますか? A: 資金調達やドキュメントが整っている場合、覚書の署名から権利証書の移転完了まで通常2〜4週間かかります。 Q: 外国人はエマールビーチフロントで4ベッドルームのアパートを購入できますか? A:はい、エマール・ビーチフロントは所有権が完全なフリーホールドエリアに位置しているため、あらゆる国籍の購入者が完全な外国人所有権を取得できます。 質問:物件を見学する前に、住宅ローンの事前承認は必要ですか? A:必須ではありませんが、事前承認を得ておくことで予算を把握しやすくなり、売り手にとってあなたの提案の信頼性が高まります。 質問:購入価格以外に、どのような費用を予算に組み込むべきでしょうか? A: 開発業者からはドバイ土地局の譲渡手数料4%、代理手数料2%、そして場合によってはNOCプロセッシング手数料を支払うことを覚悟してください。 Q:エマール・ビーチフロントでは、完成済みのマンションは、未完成の物件よりも良い選択肢でしょうか? A:完成済みのマンションはすぐに入居でき、購入前に内覧も可能ですが、未完成の物件は購入価格が低い場合もありますが、引き渡しまで待つ必要があります。 まとめ エマール・ビーチフロントで完成済みの4ベッドルーム・アパートメントを購入するには、現実的な予算の設定から書類の確認、ドバイ土地局での所有権移転手続きの完了まで、綿密な計画を立てることが重要なプロセスとなります。適切な指導があれば、買い手は自信を持って各ステップを進め、無駄な遅延なく新しいウォーターフロントの家に落ち着くことができます。Takween AlDarは、最初の物件探しから最終引き渡しまで、この旅のあらゆる段階でサポートいたします。
View full article
2026 年最佳个人数据移除服务:独立测试与比较 ⚡快速结论 经过六个月的实际独立测试, Incogni 在 全自动移除和同类最佳价值方面 排名第一 ,约为 ~6.49 美元 /月 。 ⚡INCOGNI - 立即访问 ➤➤   DeleteMe凭借以人为本的礼宾服务方式和行业领先的 750 多家经纪人覆盖率,在 上排名第 2。这两项服务都包括持续的再监测--这是 2026 年最重要的一项功能。 ⚡DELETEME - 立即访问 ➤➤   快速对比表:2026 年最佳数据移除服务 下表根据最重要的指标对所有五项服务进行了排名:自动化水平、经纪人数据库大小、按年计费的每月大致成本,以及我们经过六个月实际测试后的总体得分。 # 服务价格/月度最佳 自动化经纪人覆盖范围 我们的评分 🥇1 INCOGNI - 立即访问 ➤➤ 编辑推荐 自动化& 价值 ~$6.49 ✔ Full 180+ ★★★★★ 5.0 🥈2 DELETEME - 立即访问 ➤➤ 顶级支持 人力清除 ~$10.75 ✔ 混合动力 750多个 ★★★★★ 4.8 3 Optery 最透明 经核实的搬迁证明 ~$3.99 ✔ Full 200+ ★★★★½ 4.5 4 灵气 一体化 隐私 + AV + VPN 捆绑软件 ~$12.00 ✔ Full 100+ ★★★★ 4.0 5 隐私小蜜蜂 高级用户 粒状控制& 深度 ~$14.99 ✔ Full 150+ ★★★★ 4.0 *价格反映年度计划的大致月费。2026 年 5 月验证。 为什么 2026 年数据删除不再是可选的 2026 年的数字隐私环境甚至与五年前截然不同。您的个人信息——家庭住址、电话号码、家庭详细信息——已经从助长垃圾邮件的滋扰演变为人工智能欺诈的关键基础设施。这不是未来的威胁,而是正在发生的事情。 从定向广告到人工智能驱动的冒名顶替 十年前,数据经纪人对你的个人资料所能做的最糟糕的事情就是把它卖给电话推销员。如今,随着先进的生成式人工智能的广泛使用,相同的配置文件已成为语音克隆和深度伪造身份盗窃的蓝图。不良分子从寻人网站上获得你的详细履历后,就能构建超个性化的网络钓鱼活动,与你认识的人发送的真实通信无异。在2026年,隐私是人身安全的直接先决条件,而不仅仅是一种偏好。 "再曝光生命周期" :为什么一次移除申请永远不够 隐私界最危险的神话也许就是提交一次退出请求就能永久解决问题。数据中介平台的架构可持续重新抓取公共记录。即使成功删除,他们的自动爬网程序也会在 60 到 90 天内重新抓取您的数据。这种循环(我们称之为 Re-exposure Lifecycle )正是 Incogni 和 DeleteMe 等服务专注于 持续自动监控 而非一次性扫描的原因。持续压制是唯一真正有效的防御手段。 我们如何对每项服务进行测试和排名 本指南中的所有排名均基于六个月的独立测试,而不是新闻稿或未经验证的用户评论。这正是我们测量的结果: 📊 长期抑制 我们追踪了已删除的个人资料是否在整整六个月的时间内一直处于删除状态,对任何允许数据在不触发新的删除周期的情况下重新出现的服务进行处罚。 🔍 扫描频率 在 2026 年,提供近乎实时或每周监测的服务的排名明显高于按季度或按月扫描的服务,而按季度或按月扫描的服务是不够的。 📁 经纪人数据库覆盖范围 我们对数据经纪商的数量和质量都进行了审核,优先考虑高流量的人员搜索网站和营销数据聚合商,而不是模糊的低风险来源。 💻 用户体验& 透明度 我们评估了仪表板的清晰度、报告的详细程度,以及关键的一点,即每项服务是否提供了可核实的、有文件证明的证据,证明清除工作确实已经完成。 INCOGNI - 立即访问 ➤➤ 回顾 2026:最佳整体数据移除服务 🥇 Incogni - 综合排名第一 编辑推荐 2026 ★★★★★ 5.0 / 5.0 ~6.49 美元/月(年度账单) 🏚由冲浪鲨提供🌎 全球覆盖范围(GDPR + CCPA)📋 180+ 经纪人🔄 持续监测 Incogni 是我们 2026 年的头号选择,也是 市场上整体最佳的个人数据删除服务 。它由Surfshark VPN背后的同一个团队创建,旨在使您在GDPR和CCPA框架下行使删除权的法律程序自动化。设置需要几分钟:您授权Incogni代表您行事,该平台会向180多个数据经纪人发送具有法律约束力的选择退出请求,然后在您的数据重新出现时进行监测并自动重新提交。 Incogni 的独特优势在于 价格、自动化深度和国际影响力。年度计划的月费约为 6.49 美元,与我们测试过的任何竞争服务相比,它都能提供更高的性价比。仪表板简洁直观,进度报告易于解读,持续的再监测循环意味着您在初次扫描后绝不会失去保护--这正是打破再曝光生命周期所需的防御。 适合人群: 任何希望以最具竞争力的价格获得全自动、无需动手、全球法律覆盖的隐私解决方案的人。 ✅优点 市场上最优惠的价格(约 6.49 美元/月) 100% 自动化 - 无需人工操作 180 多个经纪人数据库,完全符合 GDPR 全球标准 持续重新监测和自动清除 简洁、直观的仪表板,可显示实时进度 以久负盛名的 Surfshark 品牌为后盾 ❌缺点 对异常复杂的案件不提供人力支持 经纪人数量少于 DeleteMe(180 对 750+) 手动定制选项有限 DELETEME - 立即访问 ➤➤ 2026 年回顾:最适合由人工引导的支持 🥈 DeleteMe - 综合排名第二 最佳人工引导服务 ★★★★★ 4.8 / 5.0 ~10.75 美元/月(年度账单) 🏚由 Abine 提供🇺🇸 以美国为重点 + 国际性📋 750 多名经纪人👥 人工+自动混合 DeleteMe 在纯自动化领域表现出色,因此排名第二。 750 多家数据经纪商的行业领先数据库,是我们测试过的所有服务中覆盖范围最广的。更重要的是,DeleteMe在其自动化系统之上运用了人工专业知识——一支由隐私专业人员组成的专用的团队负责处理经常忽略或拒绝自动退出的固执经纪人的删除请求。 如果您的情况比较复杂--一个非常普通的名字、多个地址的历史记录或在不知名的地区目录中出现的数据--DeleteMe 的管家式方法可确保万无一失。他们详细的季度报告提供了高度的文件透明度,家庭计划选项使其对家庭来说很实用。价格较高(~10.75 美元/月)对于需要专业级监督的用户来说,这反映了所涉及的人力劳动,是非常合理的。 适合人群: 有复杂隐私需求的用户,他们希望经纪人的覆盖面尽可能广,并保证由人工专家积极管理他们的搬迁。 ✅优点 业内最大的经纪人数据库:750 多个站点 人类隐私专家处理棘手的边缘案例 详细的季度报告,并将结果记录在案 历史悠久,业绩卓著(成立于 2010 年) 家庭计划选项可降低人均成本 ❌缺点 每月费用高于 Incogni(约 10.75 美元/月) 以季度为周期进行报告,而非实时报告 界面不如 Incogni 的仪表板精简 其他推荐服务:Optery、Aura& Privacy Bee Optery - 透明度最高(排名第 3) Optery 通过无与伦比的验证标准赢得了第 3 名的位置。在提交 移除请求 之前 ,其仪表板为用户提供了指向其公开个人资料的直接链接,并且它是我们测试的唯一一项提供 基于屏幕截图的证据以 证明 每项删除都已完成的服务。它的起价约为 3.99 美元/月,也是本列表中最经济实惠的选择--对于注重预算、拒绝信口开河的用户来说,这是一个令人信服的选择。其主要局限性在于,其团队和后续行动的积极性还无法与 Incogni 或 DeleteMe 相提并论。 Aura — 最佳多合一网络安全套件(排名 #4) 对于想要将其整个数字网络安全堆栈整合到单个订阅中的用户来说,Aura是正确的答案。它的价格约为每月12美元,将自动数据删除与防病毒保护、VPN和信用监控捆绑到一个统一的平台中,特别适合家庭使用。该移除工具本身是全自动和有效的,不过其中介数据库中的 100 多个网站明显少于我们的前两个选择。 隐私蜂 - 最适合高级用户(排名第 5 位) Privacy Bee 专为痴迷于隐私的用户而打造,他们希望对其数字足迹进行精细的外科控制。它的价格约为 14.99 美元/月,是本列表中最昂贵的选项,但它提供了最深入的自定义选项--你可以优先处理特定的经纪人类别、锁定特定的数据类型,并精确配置删除计划。同样的复杂性也使它不太适合那些只想不假思索地解决问题的普通用户。 Incogni vs DeleteMe:您应该选择哪个? 这是个人数据删除中最常被问到的问题,因此这里有一个直接、简单的答案: 如果您需要最优惠的价格、完全端到端自动化、全球 GDPR 和 CCPA 覆盖范围,以及无需持续工作的仪表板,请选择 Incogni 。这对绝大多数用户来说都是正确的选择。 如果您的隐私情况确实非常复杂,需要尽可能广泛的经纪人数据库(750 多个),或者需要专业人员积极管理和验证您的案例,请选择 DeleteMe 。 这两项服务都包括持续的重新监测--这在 2026 年是不可谈判的。与手动删除或不作为相比,这两种方法都能提供更好的长期保护。 数据删除之外:建立完整的隐私战略 暗网监控和信用跟踪 数据删除可以解决一个关键的暴露载体,但它本身并不是一个完整的网络安全解决方案。暗网监控增加了重要的第二层:如果您的凭证出现在泄露中,则需要立即发出警报,而不是延迟发现。如果有人试图以你的名义开立账户或进行交易,你会立即收到通知。 密码管理和多因素身份验证 密码泄露会破坏你为保护隐私所做的一切。专用的密码管理器可确保您在每项服务中维护独特、复杂的凭据,从而消除单一密码失败的风险。在任何可用的地方启用多因素身份验证,并尽可能使用身份验证器应用程序而不是短信;基于 SMS 的 MFA 容易受到 SIM 交换攻击,适当的身份验证器应用程序可以防止这种攻击。 设备级安全:防病毒和指纹拦截器 您的本地设备是最后的边界。2026 年强大的防病毒软件不是可选的——现代恶意软件旨在以静默方式收集文件、凭据和行为数据。与此相辅相成的浏览器扩展程序可以主动屏蔽第三方跟踪器并抵制指纹识别,通过这种技术,数据经纪人可以根据浏览器配置和浏览模式建立您的详细档案,完全不使用 cookie。 2026 年您的法律权利:CCPA、GDPR 以及服务如何使用这些权利 CCPA 和不断扩大的美国隐私框架 《加州消费者隐私法》及其随后的修正案赋予了美国消费者要求数据经纪人删除其个人信息的法律强制执行的权利。截至 2026 年,对违规行为的处罚已变得更加具体,选择退出的基础设施也已成熟。 Incogni 和 DeleteMe 等服务作为法定代理人代表你行事--他们利用你的消费者权利提交具有约束力的退出请求,迫使经纪商在监管处罚的威胁下清除你的记录。 GDPR:全球数据权利标准 对于欧盟或英国的用户来说,《通用数据保护条例》仍然是最有力的隐私保护工具。GDPR 的 "删除权 "对任何处理欧盟居民数据的组织都规定了严格的义务。Incogni 由 Surfshark 背后的欧洲团队开发,专门围绕 GDPR 合规性进行架构设计,使其能够向全球范围内的经纪商提出可强制执行的删除请求,这对国际用户尤为重要。 DIY 方法:如何在不使用付费服务的情况下删除数据 零预算也可以手动删除数据,但需要投入大量时间和持续的纪律。基本流程: 在主要的寻人网站上搜索你的全名、城市和州:Spokeo、Whitepages、BeenVerified、Intelius 和 MyLife 是最优先的起始点。 找到每个网站的退出页面或"Do Not Sell My Personal Information" 页面--通常埋藏在网站页脚的 "隐私政策 "下。 完成每个退出工作流程,并保存确认电子邮件作为记录证据。 安排日历提醒,每三到四个月重复一次整个过程,因为重新刮擦会在固定的周期内撤销你的清除。 对于大多数人来说,手动删除的时间成本使得像 Incogni 这样每月约 6.49 美元的服务 成为显而易见的经济选择。也就是说,如果你的风险状况确实很低,并且你对系统化流程有耐心,那么在投资自动化之前,手动优先的方法可以作为有用的基础。 准备好从互联网上删除您的个人数据了吗? 停止暴露你的数字足迹。从我们的顶级服务开始,今天就重新掌控您的个人信息。 ↑ 比较以上所有服务 常见问题 2026 年最好的数据移除服务是什么? Incogni 是我们 2026 年排名第一的数据移除服务--因其集完全自动化、全球法律覆盖面和高级层最低价格(约 6.49 美元/月)于一身而综合排名第一。 DeleteMe 排名第二,是情况复杂、希望由专业人员管理案件的用户的更佳选择。   2026 年 Incogni 的成本是多少? Incogni 的年度计划费用约为 6.49美元/月 (约 77.88 美元/年)。也可选择按月付费,但费用较高。因此,它是目前市场上最具成本效益的高级数据删除服务。   2026 年 DeleteMe 的成本是多少? DeleteMe 的年度计划费用约为 ,每月10.75美元 (每年约 129 美元)。家庭计划可用,在涵盖多个家庭成员时,可以显著降低人均成本。   数据删除服务真的有效吗? 是的,但前提是必须包括持续的再监测。数据经纪商每隔 60 到 90 天就会重新抓取公共记录,因此一次性删除请求无效。像 Incogni 和 DeleteMe 这样的服务可以自动完成整个周期,利用 GDPR 和 CCPA 框架持续压制您的数据。我们为期 6 个月的测试证实,在所有排名靠前的服务中,暴露量都有可衡量的持续减少。   Incogni 比 DeleteMe 更好吗? 对大多数用户来说,是的,Incogni 提供了一个卓越的价值主张:完全自动化、价格更低和全球法律覆盖范围。DeleteMe 是以下用户的更佳选择:需要处理真正复杂案件的用户、需要尽可能广泛的经纪人数据库(750 多个对 180 多个)的用户,或者特别希望由专业人员验证其移除行为而不是仅仅依赖自动化的用户。   我可以免费从数据经纪商那里删除我的数据吗? 是的,大多数数据经纪商都提供免费的退出页面,而且可以免费手动删除。这样做的代价是巨大的:这个过程耗费时间,每隔几个月就必须重复一次,而且需要跟踪几十个经纪人。对于持续的自动保护, Incogni对大多数人来说是一种实用的升级。对于预算紧张的低风险个人来说,DIY 方法最适合作为免费的起点。   重新掌控您的数字足迹 2026 年的数据经纪人经济是无情的。您的个人信息不断被收集、打包和出售,如果落入坏人之手,则会成为人工智能欺诈、社会工程和身份盗窃的原材料。等待不是一种中立的选择,而是一种继续暴露的决定。 经过 6 个月的严格独立测试, Incogni 赢得了我们无条件的最高推荐:最具价值、最无缝的自动化和真正的全球覆盖。 DeleteMe 是您需要最广泛的经纪人覆盖范围和人类专业知识保证时的正确选择。这两项服务直接抵消了 "再曝光生命周期 "的影响,使一次性清除工作在几个月内就会过时。 无论您开始使用哪种服务,都可以在其基础上构建:强大的唯一密码、多因素身份验证和设备级安全性构成了 2026 年所需的完整深度防御方法。您的隐私不是一次性配置的设置,而是一种持续的实践。从今天开始 Re: Best Personal Data Removal Services of 2026: Independently Tested and Compared @Mentorstgf快速结论 经过六个月的实际独立测试, Incogni排名第一 全自动移除服务,性价比一流,价格约为 每月约 6.49 美元。 隐身模式 — 立即访问 ➤➤   DeleteMe 排名第二 以人为本的礼宾服务方式和业内领先的750多家经纪公司覆盖范围而闻名。这两项服务都包含持续再监控功能——这是 2026 年最关键的功能。 DELETEME — 立即访问 ➤➤   快速对比表:2026 年最佳数据移除服务 下表根据最重要的指标对所有五项服务进行了排名:自动化水平、经纪人数据库大小、按年计费的每月大致成本,以及我们经过六个月实际测试后的总体得分。 对于任何想要减少其在线足迹的人来说,这都是一个有用的比较——尤其值得关注的是持续监控和重新删除,而不是依赖一次性选择退出。为期六个月的测试方法也使得自动化服务和人工主导的服务之间的差异更容易理解。
View full article
secure_provisioning工具烧写sb格式加密签名文件后无法使用mcu链接调试 使用 Secure Provisioning 工具刷写 SB 格式加密签名文件后,将无法再通过 MCU-Link 进行调试。 justdomyself_0-1790073326861.png justdomyself_1-1790073357176.png 当我使用mcuexpress调试代码时,出现错误: justdomyself_2-1790073419631.png 我的开发板可以恢复到之前的状态以使用调试功能吗? Re: secure_provisioning 工具烧写 sb格式 加密签名文件后无法用mcu link debug 嗨@justdomyself > 那么,我可以使用安全提供工具来生成新的许可证,并将新的已签名和加密的 sb 格式文件写入芯片吗? 是的,安全配置工具旨在配置芯片,即安装安全资产(密钥),构建签名或加密的应用程序可启动映像并将其安装到闪存中。 Re: secure_provisioning 工具烧写 sb格式 加密签名文件后无法用mcu link debug @liborukropec非常感谢。我的问题已经解决了。 justdomyself_0-1790128360736.png 我还有个问题: 如上图所示,此擦除操作已将存储芯片上的所有数据擦除干净。 那么,我可以使用安全提供工具来生成新的许可证,并将新的已签名和加密的 sb 格式文件写入芯片吗? Re: secure_provisioning 工具烧写 sb格式 加密签名文件后无法用mcu link debug 您好, 如果将 ROM 配置为仅执行已签名映像,然后从 VSCode(或其他 IDE)编写未签名映像的应用程序,则 ROM 将拒绝运行。 此外,如果推进生命周期,则只能通过调试身份验证打开调试器(请参阅文档)。 如果您没有推进生命周期(在工具栏上),您应该能够删除 CMPA。最简单的办法是使用调试探针,然后在“写入”选项卡上使用“擦除整个芯片...”按钮。 liborukropec_0-1790086908628.png 重启电源后,您应该可以再次进行调试。 此致, 伦敦银行间同业拆借利率 (Libor)
View full article
アプリケーションコマンド 皆さん freeMASTERアプリケーションコマンドはNODE REDノードでは利用できないようです。何らかの方法でそれらを呼び出すことは可能でしょうか? よろしくお願いいたします パオロ Re: Application commands こんにちは、@pberna67 さん。 残念ながら、アプリケーションコマンドはFreeMASTERに追加されませんでした。Node-REDノードです。 現時点で追加できる唯一の方法は、『FreeMASTER Node.js Modules』で利用可能な「node-red-contrib-freemaster」Node.jsモジュールを拡張し、手動でインストールすることで以下の動作を実行することです: npm i path_to_the_updated_node-red-contrib-freemaster Node-REDのホームフォルダ($HOME/.node-red)から。 敬具、 イウリアン Re: Application commands 親愛なるイウリアン それは残念だ 😞 ! コマンドが必要です 1) freeMASTER / FreeMaster lite はまだ開発中ですか? 2) 次のリリースでアプリケーションコマンドを統合する計画はありますか?   FreeMaster(ライト版ではなく)でアプリケーションコマンドがあるバージョンにアプローチしようとしていますが、ここではNode Redはサポートされていません 😞 ! パオロ Re: Application commands こんにちは、パオロさん。 FreeMASTERは積極的に開発・改良されている一方、 FreeMASTER Liteは主にバグ修正と重要なアップデートによって維持されている。 アプリケーションコマンド機能は長年利用可能です。FreeMASTERでは現在もメンテナンスとテストが行われていますが、現時点ではさらなる機能強化の予定はありません。可能な限り、アプリケーションを制御するための代替的な仕組み(例:フラグ変数の使用)を推奨します。   Iulian  
View full article
secure_provisioning ツール烧写 sb格式加密签名文件后無法用mcuリンクデバッグ Secure ProvisioningツールでSB形式の暗号化・署名済みファイルをフラッシュした後、MCU-Linkによるデバッグはもはやできません。 justdomyself_0-1790073326861.png justdomyself_1-1790073357176.png mcuexpress を使用してコードをデバッグすると、エラーが発生しました。 justdomyself_2-1790073419631.png このボードはデバッグ機能を使うために元の状態に戻ることはできますか? Re: secure_provisioning 工具烧写 sb格式 加密签名文件后无法用mcu link debug こんにちは、 @justdomyself >では、Secure Provisingツールを使って新しいライセンスを作成し、新しい署名付き暗号化されたSBフォーマットファイルをチップに書き込むことはできますか? はい、Secure Provisioningツールはchipのプロビジョニング、つまり安全な資産(鍵)をインストールし、署名済みまたは暗号化されたアプリケーションのブート可能なイメージを構築し、フラッシュにインストールするために設計されています。 Re: secure_provisioning 工具烧写 sb格式 加密签名文件后无法用mcu link debug @liborukropecどうもありがとうございます。疑問は解決しました。 justdomyself_0-1790128360736.png もう一つ質問があります。 上記の図のように、この消去操作によりメモリチップ全体が消去されました。 では、Secure Provisingツールを使って新しいライセンスを作成し、新しい署名付きで暗号化されたSBフォーマットのファイルをチップに書き込むことはできますか? Re: secure_provisioning 工具烧写 sb格式 加密签名文件后无法用mcu link debug こんにちは、 ROMを署名済みイメージのみを実行するように設定し、その後VSCode(または他のIDE)の非署名イメージからアプリケーションを書き込むと、ROMは実行を拒否します。 また、ライフサイクルを進めると、デバッガはデバッグ認証(Debug Authentication)でのみ開けられます(ドキュメント参照)。 もしライフサイクルを進めていなければ(ツールバーで)、CMPAを消去できるはずです。最も簡単な方法は、デバッグプローブを使用し、[書き込み] タブで「チップ全体を消去...」ボタンを使用することです。 liborukropec_0-1790086908628.png 電源を入れ直せば、再びデバッグできるようになるはずです。 よろしくお願いいたします。 リボル
View full article
应用程序命令 各位 我发现 node red 节点中没有 freeMASTER 应用程序命令。是否有可能以某种方式调用它们? 问候 Paolo Re: Application commands 嗨@pberna67 , 遗憾的是,FreeMASTER 的 Node-RED 节点中没有添加应用程序命令。 目前,添加这些模块的唯一方法是扩展 `FreeMASTER Node.js Modules` 中提供的 `node-red-contrib-freemaster` Node.js 模块,然后手动运行以下命令进行安装: npm i path_to_the_updated_node-red-contrib-freemaster 从 Node-RED 的主文件夹( $HOME/.node-red)。 亲切的问候, 尤利安 Re: Application commands 亲爱的尤利安 很可惜 😞 需要命令 1)freeMASTER/FreeMaster lite还在开发中吗? 2)是否有计划在下一个版本中集成应用程序命令? 我尝试使用带有应用程序命令的 FreeMaster(非精简版),但是它不支持 Node-RED。 😞 ! Paolo Re: Application commands 嗨,保罗, FreeMASTER正在积极开发和改进,而FreeMASTER Lite主要通过修复错误和进行关键更新来维护。 应用程序命令功能已经推出多年。虽然FreeMASTER仍在维护和测试该功能,但目前没有进一步增强的计划。如果可能,我们建议使用替代机制来控制应用程序(例如:使用标志变量)。   Iulian  
View full article
Application commands Dear All I see that freeMASTER Application Commands are not available in NODE RED nodes. Is it possibile to invoke them in some way ? Regards Paolo Re: Application commands Hi @pberna67, Unfortunately, application commands were not added to FreeMASTER;s Node-RED nodes. Currently, the only way you could add them is by extending `node-red-contrib-freemaster` Node.js module available in `FreeMASTER Node.js Modules` and then install them manually by running: npm i path_to_the_updated_node-red-contrib-freemaster from Node-RED's home folder ($HOME/.node-red). Kind regards, Iulian Re: Application commands Dear Iulian It is a pity 😞 ! need command  1) Are freeMASTER / FreeMaster lite still under development ? 2) Any plan to integrate Application commands in  the next release ?   I'm try approaching  FreeMaster (not lite) version which has the Application command, however here Node Red is not supported 😞 ! Paolo Re: Application commands Hi Paolo, FreeMASTER is actively developed and enhanced, whereas FreeMASTER Lite is primarily maintained through bug fixes and critical updates. The Application Commands feature has been available for many years. While it is still maintained and tested in FreeMASTER, there are currently no plans for further enhancements. Where possible, we recommend using alternative mechanisms to control the application (ex: using flag variables).   Iulian  
View full article
How to trigger different reset events on S32K3 for verification Is there a recommended way to trigger each reset source on the evaluation board for verification purposes? For example: DEBUG_DEST SW_DEST HSE_SNVS_RST ...... I want to know all bits corresponding to the register DES & FES Re: How to trigger different reset events on S32K3 for verification It is a bit tricky question. There is no direct injection mechanism for these reset events, and we do not have any dedicated testing code or scripts we could provide — with the exception of the SAF/eMCEM API covering the FCCU portions. That said, I looked into the possible options and the following are the sketched methods that should work in practice. Reset events on S32K3 fall into two categories based on how they can be triggered for verification — software-injectable and hardware-only — split across the two MC_RGM status registers, DES and FES. Software-injectable resets can be triggered directly from code: Direct SW commands — write MC_ME.MODE_CONF with DEST_RST or FUNC_RST and trigger MODE_UPD, maps to DES[SW_DEST] or FES[SW_FUNC] respectively Watchdog expiry — stop the SWT service loop to trigger a functional reset on each timeout, incrementing FREC; once FREC reaches FRET the next reset escalates to destructive and sets DES[MC_RGM_FRE] FCCU fault injection — use eMcem_InjectFault() or the FNCFC fake fault register to trigger functional or destructive reactions depending on NCF channel configuration; injecting a fault not in the configured NCF set specifically triggers the FOSU destructive reset path CMU threshold manipulation — write CMU_FC_x.LTCR/HTCR outside the actual running frequency to produce a CMU frequency fault reset, with reaction type (functional or destructive) controlled through DCM configuration Hardware-only resets require physical stimulation and have no software injection path: STCU_URF requires a PLL loss-of-lock to occur during a live LBIST or MBIST sequence HSE_TMPR_RST and HSE_SNVS_RST are security tamper events — intentionally not injectable via software as they protect cryptographic material FXOSC_FAIL, PLL_LOL, and the LVD flags require disturbing the crystal, PLL dividers, or supply rails at the hardware level Re: How to trigger different reset events on S32K3 for verification Hi David:         OK. Thank you!         We'll conduct a thorough study.
View full article
2026年版、最高の個人データ削除サービス:独立機関によるテストと比較 ⚡簡単な評決 6ヶ月間の実地独立テストを経て、 インコグニが1位にランクイン 完全自動化された除去とクラス最高の価値を約 月額約6.49ドル。 ⚡シークレットモード — 今すぐアクセス ➤➤   DeleteMeは2位にランクイン 人間中心のコンシェルジュ型サービスと、750名以上のブローカーを擁する業界トップクラスのネットワークが評価されています。どちらのサービスにも継続的な再監視機能が含まれており、これは2026年に注目すべき最も重要な機能の一つです。 ⚡DELETEME — 今すぐアクセス ➤➤   クイック比較表:2026年版おすすめデータ削除サービス 以下の表は、最も重要な指標であるオートメーションレベル、ブローカーデータベースの規模、年間請求における月額概算費用、および6か月間の実地テスト後の総合スコアに基づいて、5つのサービスすべてをランク付けしたものです。 # 月額料金で最適なサービス オートメーションブローカー対象 当社のスコア 🥇1 シークレットモード — 今すぐアクセス ➤➤ 編集者のおすすめ オートメーションと価値 約6.49ドル ✔ 満杯 180歳以上 ★★★★★ 5.0 🥈2 DELETEME — 今すぐアクセス ➤➤ 最高評価のサポート 人間による除去 約10.75ドル ✔ ハイブリッド 750以上 ★★★★★ 4.8 3 オプトリー 最も透明性の高い 削除の証明 約3.99ドル ✔ 満杯 200以上 ★★★★½ 4.5 4 オーラ オールインワン プライバシー保護+ウイルス対策+VPNバンドル 約12.00ドル ✔ 満杯 100+ ★★★★ 4.0 5 プライバシービー パワーユーザー きめ細かな制御と深度 約14.99ドル ✔ 満杯 150以上 ★★★★ 4.0 ※表示価格は、年間プランにおける月額概算料金です。2026年5月に検証済み。 2026年にデータ削除がもはや選択肢ではなくなる理由 2026年のデジタルプライバシーを取り巻く状況は、わずか5年前と比べても劇的に異なっているように見える。あなたの個人情報(自宅住所、電話番号、家族構成など)は、かつては迷惑メールの温床となる厄介な存在だったが、今やAIを活用した詐欺行為にとって不可欠なインフラストラクチャへと進化を遂げている。これは未来の脅威ではなく、まさに今起こっていることだ。 ターゲット広告からAIによるなりすましまで 10年前なら、データブローカーがあなたのプロフィールを使ってできる最悪のことは、それをテレマーケターに売ることだった。今日では、高度な生成型AIが広く利用可能になったことで、同じプロファイルが音声クローンやディープフェイクによるなりすましの設計図となってしまう。悪意のある人物が人物検索サイトからあなたの個人情報を入手した場合、あなたの知人から送られてきた本物のメッセージと見分けがつかないほど高度にパーソナライズされたフィッシングキャンペーンを作成する可能性があります。2026年には、 プライバシーは個人の安全の直接的な前提条件である ―単なる好みではない。 「再露出ライフサイクル」:削除依頼が一度だけでは不十分な理由 プライバシーの世界で最も危険な誤解の一つは、オプトアウトのリクエストを一度送信すれば問題が完全に解決するという考え方だろう。データブローカープラットフォームは、公開されている記録を継続的に再収集するように設計されている。削除が成功した後でも、彼らの自動クローラーは60日から90日以内にあなたのデータを再び取得することがよくあります。このサイクルは、 再曝露ライフサイクル ― だからこそ、IncogniやDeleteMeのようなサービスは 継続的な自動監視 単発的な掃討作戦ではなく。継続的な抑圧こそが、実際に有効な唯一の防御策である。 各サービスをどのようにテストし、ランク付けしたか このガイドに掲載されているすべてのランキングは、プレスリリースや検証されていないユーザーレビューではなく、6ヶ月間にわたる独立したテストに基づいています。実際に測定した内容は以下のとおりです。 📊 長期抑制 削除されたプロフィールが6ヶ月間を通して削除されたままだったかどうかを追跡し、新たな削除サイクルをトリガーすることなくデータが再び表示されることを許容したサービスにはペナルティを課しました。 🔍 スキャン周波数 ほぼリアルタイムまたは週ごとの監視を提供するサービスは、四半期ごとまたは月ごとのスキャンを実行するサービスよりもはるかに高い評価を得ており、2026年には不十分な頻度とみなされるだろう。 📁 ブローカーデータベースのカバー範囲 私たちは、掲載されているデータブローカーの数と質の双方を監査し、アクセス数の多い人物検索サイトやマーケティングデータアグリゲーターを、リスクの低い無名の情報源よりも優先しました。 💻 UXと透明性 私たちは、ダッシュボードの分かりやすさ、レポートの詳細さ、そして何よりも重要な点として、各サービスが実際に削除作業が完了したことを検証可能な文書による証拠を提供しているかどうかを評価しました。 INCOGNI — 今すぐアクセス ➤➤ 2026年レビュー:総合的に見て最高のデータ削除サービス 🥇 インコグニ - 総合ランキング1位 編集者のおすすめ 2026 ★★★★★ 5.0 / 5.0 月額約6.49ドル(年間請求) 🏚Surfsharkによる🌎 グローバルな適用範囲(GDPR + CCPA)📋 180名以上のブローカー🔄 継続的なモニタリング インコグニは2026年の私たちの明確なナンバーワン候補であり、 総合的に見て最高の個人データ削除サービス マーケットに出回っている。Surfshark VPNを開発したのと同じチームによって作成されたこのサービスは、GDPRとCCPAの両方の枠組みの下で、データ消去権を行使する法的プロセスを自動化するために特別に設計されています。設定は数分で完了します。Incogniに代理で行動する権限を与えると、プラットフォームは法的拘束力のあるオプトアウト要求を180以上のデータブローカーに送信し、データが再び出現した場合は自動的に監視して再送信します。 インコグニの決定的な強みは、 価格、オートメーション、そして国際的な展開力。年間プランで月額約6.49ドルという価格設定は、私たちがテストしたどの競合サービスよりも、費用対効果に優れている。ダッシュボードはすっきりとして直感的で、進捗状況レポートは理解しやすく、継続的な再監視ループにより、最初のスキャン後も決して無防備な状態になることはありません。これは、再暴露ライフサイクルを断ち切るために必要なまさにその防御策です。 こんな方に最適です: 完全自動化された、手間のかからないプライバシー保護ソリューションを、世界規模の法的補償付きで、最も競争力のある価格で手に入れたい方に最適です。 ✅長所 マーケット最安値(月額約6.49ドル) 100%自動化 - 手作業は一切不要 GDPRに完全準拠した180社以上のブローカーデータベース 継続的な再監視と自動再削除 リアルタイムの進捗状況を表示する、すっきりとした直感的なダッシュボード 定評のあるサーフシャークブランドに支えられています ❌短所 極めて複雑なCASEに対する人的サポートは提供されません。 DeleteMeよりもブローカー数が少ない(180社に対し750社以上) 手動カスタマイズオプションは限られています DELETEME — 今すぐアクセス ➤➤ レビュー2026:人間主導のサポートに最適 🥈 DeleteMe — 総合ランキング2位 最高の人間主導型サービス ★★★★★ 4.8 / 5.0 月額約10.75ドル(年間請求) 🏚アビネ著🇺🇸 米国中心+国際📋 750人以上のブローカー👥 人間と自動化システムのハイブリッド DeleteMeは、純粋な自動化では不十分な部分をうまく処理することで、第2位の地位を獲得しました。業界をリードするデータベースを備えた 750社以上のデータブローカーを擁し、当社がテストしたどのサービスよりも幅広い範囲をカバーしています。さらに重要なのは、DeleteMeは自動化システムの上に人間の専門知識を重ね合わせている点です。プライバシーの専門家からなる専任チームが、自動化されたオプトアウトを日常的に無視または拒否する頑固なブローカーからの削除リクエストに対応します。 状況が複雑な場合(非常に一般的な名前、複数の住所の履歴、あるいはあまり知られていない地域のディレクトリにデータが掲載されている場合など)、DeleteMeのコンシェルジュスタイルのアプローチにより、何も見落とされることはありません。詳細な四半期報告書は高いレベルの透明性を文書化しており、ファミリプランの選択肢は各家庭にとって実用的である。より高い価格(約10.75ドル/月)これは、人的労力が投入されていることを反映しており、プロレベルの監視を必要とするユーザーにとっては十分に正当化される。 こんな方に最適です: 複雑なプライバシー保護ニーズを持つユーザーで、可能な限り幅広いブローカーのサービス範囲と、削除作業を積極的に管理する専門家による安心感を求めているユーザー。 ✅長所 業界最大のブローカーデータベース:750以上のサイト 人間のプライバシー専門家は、困難な例外的なケースに対処する 詳細な四半期報告書と実績 長年の実績(2010年設立) ファミリプランオプションで一人当たりの費用を削減 ❌短所 Incogniよりも月額料金が高い(約10.75ドル/月) リアルタイムではなく、四半期ごとのサイクルで報告する インターフェースはIncogniのダッシュボードほど洗練されていない。 その他の推奨サービス:Optery、Aura、Privacy Bee Optery ― 透明性において最高(第3位) Opteryは、他に類を見ない検証基準により、第3位の地位を獲得しました。そのダッシュボードは、公開されたプロフィールへの直接リンクをユーザーに提供する。 前に 削除リクエストが送信され、テストしたサービスの中で唯一 スクリーンショットに基づく証明 個々の撤去作業がすべて完了したことを確認する。月額約3.99ドルからという価格設定は、このリストの中で最も手頃な選択肢であり、透明性を鵜呑みにしない予算重視のユーザーにとって魅力的な選択肢となる。主な制約は、そのチーム体制とフォローアップの積極性が、IncogniやDeleteMeにまだ及ばない点である。 Aura — 最高のオールインワンセキュリティスイート(第4位) Auraは、デジタルセキュリティ対策全体を単一のサブスクリプションに統合したいユーザーにとって最適なソリューションです。月額約12ドルで、自動データ削除機能、ウイルス対策、VPN、信用情報監視機能を1つの統合プラットフォームにまとめているため、特にファミリに適しています。削除ツール自体は完全に自動化されていて効果的ですが、100以上のサイトを登録しているブローカーデータベースは、上位2つのツールと比べて明らかに規模が小さいです。 Privacy Bee ― パワーユーザーに最適(ランキング5位) Privacy Beeは、デジタルフットプリントをきめ細かく、精密に制御したいと考える、プライバシーにこだわるユーザー向けに作られています。月額約14.99ドルと、このリストの中で最も高額なオプションですが、最も詳細なカスタマイズオプションを提供します。特定のブローカーカテゴリを優先したり、特定のデータタイプをターゲットにしたり、削除スケジュールを精密に設定したりできます。その複雑さゆえに、何も考えずに問題を解決したいだけの一般ユーザーにはあまり適していない。 IncogniとDeleteMe:どちらを選ぶべきか? これは個人データ削除に関して最もよく寄せられる質問なので、簡潔かつ率直な回答を以下に示します。 選ぶ 匿名 最高の価格、完全なエンドツーエンドのオートメーション、グローバルなGDPRおよびCCPAへの対応、そして継続的な作業が一切不要なダッシュボードをお求めなら。これは大多数のユーザーにとって最適な選択です。 選ぶ 削除 もしあなたが本当に複雑なプライバシー問題を抱えている場合、可能な限り広範なブローカーデータベース(750以上)を希望する場合、またはあなたのCASEを積極的に管理・検証する専門家による安心感が必要な場合。 どちらのサービスにも継続的な再監視が含まれており、これは2026年においては譲れない条件となる。どちらの方法も、手作業による除去や何もしないよりも、はるかに優れた長期的な保護効果をもたらします。 データ削除を超えて:包括的なプライバシー戦略の構築 ダークウェブ監視と信用情報追跡 データ削除は、重大な情報漏洩経路の一つに対処するものですが、それだけでは完全なセキュリティ対策にはなりません。ダークウェブの監視は、重要な第二の層を追加します。情報漏洩であなたの認証情報が流出した場合、発見が遅れるのではなく、即座に警告を受ける必要があるからです。それに加えて、信用情報監視サービスも利用すれば、誰かがあなたの名義で口座を開設したり、取引を行ったりしようとした場合に、即座に通知を受け取ることができます。 パスワード管理と多要素認証 パスワードが漏洩すると、プライバシー保護のためにこれまで行ってきたあらゆる対策が無駄になってしまう可能性があります。専用のパスワードマネージャーを使用することで、すべてのサービスで固有かつ複雑な認証情報を維持でき、単一のパスワードによるセキュリティ侵害のリスクを排除できます。利用可能な場所では必ず多要素認証を有効にし、可能な限りSMSではなく認証アプリを使用してください。SMSベースの多要素認証はSIMスワッピング攻撃に対して脆弱ですが、適切な認証アプリを使用すればこれを防止できます。 デバイスレベルのセキュリティ:ウイルス対策と指紋認証ブロッカー ローカルデバイスが最終的な境界線となります。2026年において、強力なウイルス対策ソフトウェアはもはや選択肢ではなく必須となる。現代のマルウェアは、ファイル、認証情報、行動データを密かに収集するように設計されているからだ。さらに、サードパーティのトラッカーを積極的にブロックし、フィンガープリンティング(データブローカーがCookieを一切使用せずに、ブラウザの設定や閲覧パターンに基づいてユーザーの詳細なプロファイルを作成する手法)に抵抗するブラウザ拡張機能を併用することをお勧めします。 2026年におけるあなたの法的権利:CCPA、GDPR、そしてサービス提供者によるそれらの権利の利用方法 CCPAと拡大する米国のプライバシーフレームワーク カリフォルニア州消費者プライバシー法およびその後の改正により、米国の消費者は、データブローカーに対し、自身の個人情報の削除を要求する法的権利を有する。2026年現在、法令遵守違反に対する罰則はより明確になり、オプトアウトのインフラストラクチャも成熟している。次のようなサービス 匿名 そして 削除 彼らはあなたの代理として法的代理人として機能し、あなたの消費者権利に基づいて拘束力のあるオプトアウト要求を提出し、規制上の罰則をちらつかせてブローカーにあなたの記録を削除するよう強制します。 GDPR:グローバルデータ権利基準 EUまたは英国に拠点を置くユーザーにとって、一般データ保護規則(GDPR)は依然として最も強力なプライバシー保護手段である。GDPRの消去権は、EU居住者のデータを扱うあらゆる組織に厳格な義務を課している。Surfsharkを開発したヨーロッパのチームによって開発されたIncogniは、GDPRへの準拠を念頭に置いて特別に設計されており、世界中のブローカーに対して強制力のある削除要求を提出できるため、国際的なユーザーにとって特に価値のあるツールとなっている。 DIYアプローチ:有料サービスを利用せずにデータを削除する方法 手作業によるデータ削除は予算ゼロでも可能ですが、相当な時間と継続的な規律が求められます。基本的なプロセス: 氏名、居住都市、州を主要な人物検索サイト(Spokeo、Whitepages、BeenVerified、Intelius、MyLifeなど)で検索してみましょう。これらが最優先で始めるべきサイトです。 各サイトのオプトアウトページ、または「個人情報の販売を拒否する」ページを探してください。通常、サイトのフッターにあるプライバシーポリシーの下に隠れています。 各オプトアウト手順を完了し、確認メールを証拠として保存してください。 定期的に再スクレイピングを行うと削除したデータが元に戻ってしまうため、3~4か月ごとにこのプロセス全体を繰り返すようにカレンダーにリマインダーを設定してください。 ほとんどの人にとって、手作業による除去にかかる時間コストを考えると、次のようなサービスを利用する方が得策だ。 Incogniは月額約6.49ドル 経済的に見て、明白な選択である。とはいえ、リスク許容度が本当に低く、体系的なプロセスに取り組む忍耐力があるなら、自動化に投資する前に、まずは手作業から始めるアプローチが有用な基盤となり得る。 インターネットから個人データを削除する準備はできていますか? デジタル上の足跡を晒すのはやめましょう。まずは当社の最高評価のサービスをご利用いただき、今日からあなたの個人情報の管理権を取り戻しましょう。 ↑ 上記のすべてのサービスを比較する よくある質問 2026年において、最も優れたデータ削除サービスは何ですか? 匿名 は、2026年のデータ削除サービスの中で最高ランクに位置付けられています。完全オートメーション、グローバルな法的適用範囲、そしてプレミアムプランにおける最低価格(月額約6.49ドル)の組み合わせにより、総合ランキング1位を獲得しました。 削除 ランキング2位であり、複雑な状況を抱え、専門家によるCASEを希望するユーザーにとってより良い選択肢です。   2026年におけるIncogniの価格はいくらですか? Incogni の費用は約 月額6.49ドル 年間プランの場合(約77.88ドル、年1回請求)。月払いオプションもご利用いただけますが、料金は高くなります。これにより、現在マーケットに出回っているプレミアムデータ削除サービスの中で、最も費用対効果の高いサービスとなっています。   DeleteMeの料金は2026年にはいくらになりますか? DeleteMe の費用は約 月額10.75ドル 年間プラン(年間約129ドル)の場合。ファミリプランも用意されており、複数の世帯員をカバーすることで、一人当たりの費用を大幅に削減できます。   データ削除サービスは本当に効果があるのか? はい、ただし継続的な再監視が含まれている場合に限ります。データブローカーは60日から90日ごとに公的記録を再収集するため、一度限りの削除依頼は効果がない。IncogniやDeleteMeのようなサービスは、GDPRやCCPAの枠組みを利用して、継続的にデータを削除するなど、プロセス全体を自動化します。6ヶ月間のテストの結果、上位にランクインしたすべてのサービスにおいて、曝露量の測定可能かつ持続的な減少が確認されました。   IncogniはDeleteMeより優れていますか? ほとんどのユーザーにとって、答えはイエスです。Incogniは、完全自動化、低価格、そしてグローバルな法的対応力という、優れた価値提案を提供します。DeleteMeは、本当に複雑なケースを抱えているユーザー、可能な限り幅広いブローカーデータベース(750以上対180以上)を必要とするユーザー、またはオートメーションだけに頼るのではなく、人間の専門家による削除確認を特に必要とするユーザーにとって、より優れた選択肢です。   データブローカーから自分のデータを無料で削除することはできますか? はい、ほとんどのデータブローカーは無料のオプトアウトページを提供しており、手動での削除も無料で可能です。その代償は大きい。このプロセスは時間がかかり、数か月ごとに繰り返す必要があり、数十もの個々のブローカーを追跡しなければならない。継続的な自動保護のために、 Incogniは、ほとんどの人にとって実用的なアップグレードです。DIY方式は、リスクが低く予算が限られている個人にとって、無料の出発点として最適です。   デジタルフットプリントのコントロールを取り戻そう 2026年のデータブローカー経済は容赦ない。あなたの個人情報は絶えず収集、パッケージ化、販売されており、悪意のある者の手に渡れば、AIを利用した詐欺、ソーシャルエンジニアリング、なりすましなどの悪用材料となる。待つことは中立的な選択ではなく、危険にさらされ続けるという決断である。 6ヶ月にわたる厳格な独立テストの後、 匿名 最高のコストパフォーマンス、最もスムーズなオートメーション、そして真のグローバル展開力を備えているため、文句なしの最高評価を獲得しました。 削除 最も幅広いブローカーサービスと、専門知識を持つ人材によるサポートが必要な場合、最適な選択肢となります。どちらのサービスも、一度限りの除去作業が数か月以内に無意味になってしまう再曝露ライフサイクルに直接対抗するものです。 どのサービスから始めるにしても、それを基盤として構築していくことが重要です。強力で固有のパスワード、多要素認証、そしてデバイスレベルのセキュリティは、2026年に求められる包括的な多層防御アプローチを構成します。プライバシーは一度設定すれば済むものではなく、継続的に維持していくべきものです。今日から始めましょう。 Re: Best Personal Data Removal Services of 2026: Independently Tested and Compared @Mentorstgf簡単な判断 6か月間の実践形式の独立テストの結果、 Incogniは完全自動除去と約 月額6.49ドルで#1位 クラス最高の価値を獲得しました。 インコグニー — 今すぐアクセス ††   DeleteMeは2位にランクイン 人間中心のコンシェルジュ型サービスと、750名以上のブローカーを擁する業界トップクラスのネットワークが評価されています。どちらのサービスにも継続的な再監視機能が含まれており、これは2026年に注目すべき最も重要な機能の一つです。 DELETEME — 今すぐアクセス ††   クイック比較表:2026年版おすすめデータ削除サービス 以下の表は、最も重要な指標であるオートメーションレベル、ブローカーデータベースの規模、年間請求における月額概算費用、および6か月間の実地テスト後の総合スコアに基づいて、5つのサービスすべてをランク付けしたものです。 オンライン上の足跡を減らしたいと考えている人にとって、これは非常に役立つ比較です。特に、一度限りのオプトアウトに頼るのではなく、継続的な監視と再削除に重点を置いている点が重要です。6ヶ月間のテスト期間を設けることで、自動化されたサービスと人間が主導するサービスの違いをより理解しやすくなる。
View full article
デバイス統合(ソフトウェア)MFRC531 01T用 NXP Mifareリーダー(crypto1)MFRC531 01Tと統合する必要があり、SIDのポーリング、認証、ブロック/セクターの読み取りを行うためのRS232経由の関連プロトコルコマンドについてサポートが必要です。 Re: Device Integration (Software) for MFRC531 01T こんにちは@Menspa 残念ながら、NXPはMFRC531に基づくデモ例を提供していません。したがって、MFRC531データシート(標準ISO/IEC 14443 A/BリーダーソリューションMFRC531を参照し、NXPのライブラリNxpNfcRdLibを使用してカード読み書きアプリケーションを開発する必要があります。
View full article
secure_provisioning 工具烧写 sb格式 加密签名文件后无法用mcu link debug After flashing an SB-format encrypted and signed file with the Secure Provisioning tool, debugging via MCU-Link is no longer possible. justdomyself_0-1790073326861.png justdomyself_1-1790073357176.png when  I  use    mcuexpress  debug my code , error happended: justdomyself_2-1790073419631.png Can my this  board  recover to it's old state to  use zhe  debug function? Re: secure_provisioning 工具烧写 sb格式 加密签名文件后无法用mcu link debug Hi @justdomyself  > So, can I use the Secure Provising tool to make a new lisence, to cmobine a new signed and encrypted sb format file to write to the chip? Yes, Secure Provisioning tool is designed to provision chip, i.e. install secure assets (keys), build signed or encrypted application bootable image and install into the flash. Re: secure_provisioning 工具烧写 sb格式 加密签名文件后无法用mcu link debug @liborukropec   Thanks a lot.  I have resolve my question。 justdomyself_0-1790128360736.png I  have another question : As above picture,  This  erase operation has  erased  ful of the memory chip . So,   can  I  use  the Secure Provising tool to make a new  lisence, to cmobine a new  signed  and encrypted  sb format file  to write to the chip? Re: secure_provisioning 工具烧写 sb格式 加密签名文件后无法用mcu link debug Hi, if you configure ROM to execute only signed images and then you write application from VSCode (or other IDE) unsigned image, ROM refuses from running. Also, if you advance the Life Cycle, then the debugger can be opened only via Debug Authentication (see documentation). In case you did not advance life cycle (on the tool bar), you should be able to erase CMPA. Simplest should be using debug probe and on the Write tab use the "Erase whole chip..." button. liborukropec_0-1790086908628.png After power cycle you should be able to debug again. Regards, Libor
View full article