2415567_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2415567_ja-JP

2415567_ja-JP

S32K1_S32M24XとS32K1のRTDパッケージの違いは何ですか?

私はS32K116向けに開発を行っています。
S32DS拡張機能とdUpdatesを使っているときに、2つのS32K1パッケージがインストールされていることに気づきました:

「S32K1_S32M24X リアルタイム・ドライバ AUTOSAR R21-11 バージョン 3.0.0QLP06"
および
「S32K1 リアルタイム・ドライバ AUTOSAR R21-11 バージョン 3.0.0」QLP06"

この2つの違いは何ですか?
もし私のケースでも同じように対応するなら、どちらを残しておくべきか、アンインストールすべきでしょうか?

そのうちの1つ(S32K1)を削除してみましたが、そうするとプロジェクトが.mexファイルを読み込めなくなってしまいました。もうファイルはありません。

Re: Difference between S32K1_S32M24X and S32K1 RTD packages?

こんにちは、 @daniel_meier さん。

パッケージは似ているように見えますが、互いに依存関係があり、互いに独立して使用できる独立したコンポーネントとして扱うことを意図していません。

したがって、プロジェクトの適切な機能を確保するために、パッケージを再インストールし、両方のパッケージを同時にインストールしておくことをお勧めします。


BR、VaneB

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
Thursday
Updated by: