Multi Source Translation Content

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Multi Source Translation Content

Discussions

Sort by:
imx95でlpddr5のmrを読み取る方法 HIの専門家: タイトルにあるように、imx95でLPDDR5のMRレジスタを読み取る方法を教えてください。imx8mpとimx9のBSPを参照して、「lpddr4_mr_read」というコードを見つけました。しかし、私は違いがあり、リファレンス・マニュアルにはMRの読み方についての記述がありません。 よろしくお願いいたします。 Yocto Project Re: how to read lpddr5's mr with imx95 HI db16122: DDR互換性の違いを確認するために、imx-oeiの「製造元ID」を読み取りたい。 Re: how to read lpddr5's mr with imx95 i.MX.-Which の設定ツールに関するユーザーガイドをご参照くださいMRが最も重要ですか? Re: how to read lpddr5's mr with imx95 IMX95 DDRはoei/ddrで初期化されました。 MR書き込みのみを使用し、読み取りの例は示していません。 DDRC->DDR_SDRAM_CFG |= DDRC_DDR_SDRAM_CFG_MEM_EN_MASK; よろしくお願いします。
View full article
MIMXRT700 EVK 电池连接和外部供电说明 嗨,团队、 我们目前正在开发 MIMXRT700 EVK,需要澄清电池连接和外部电路板加电。 我们注意到 PMIC IC 有一个 VBAT 输入,但我们无法确定 EVK 上可以直接连接电池的确切连接器/接头。 请您帮助我们解决以下问题: 请向我们指示 RT700 EVK 上可用的官方电池连接器/接头。 连接器/接头在主板上的确切位置 支持的电池类型/规格 推荐的连接器/部件号 我们还想了解使用外部电源适配器为 RT700 EVK 加电,同时仍支持闪存和调试的正确程序。 目前,我们正在通过 USB 调试端口为电路板供电和调试。我们想知道 从外部为电池和适配器供电时需要进行哪些更改/设置。在此设置中,通过USB/J-Link进行刷新和调试 是否将继续有效。 谢谢& , Suhas 评估板 Re: MIMXRT700 EVK Battery Connection and External Power Up Clarification 你好@suhas1503、 感谢您对 NXP MIMXRT 系列的关注! PMIC 支持电池供电,但在 EVK 上,默认设置为 DNP。您可以在电路图上找到 J37。 详细描述可以在 “MIMXRT700-EVK 板用户手册 [UM12188]” 中找到。请看一看。 Gavin_Jia_0-1779932324256.pngGavin_Jia_0-1779932324256.pngGavin_Jia_0-1779932324256.png Gavin_Jia_1-1779932333707.pngGavin_Jia_1-1779932333707.pngGavin_Jia_1-1779932333707.png 对于 RT700,没有关于 PMIC 电池选择的具体要求;您可以根据 PCA9422 数据表选择电池。 此外,RT700-EVK 支持外接电源适配器供电,并支持 5V 电源。它通过 J45 连接,通过短接 J2 上的针脚 1 和 2 选择电源。详细信息请参见 “MIMXRT700-EVK 板用户手册 [UM12188]” 第 2.2 节。 由外部电源供电时,板载调试器继续正常运行。 致以最诚挚的问候, Gavin Re: MIMXRT700 EVK Battery Connection and External Power Up Clarification 您好, 我正在使用 MIMXRT700-EVK,并将 Murata 2EL M.2 模块连接到 RT700-EVK 上的 M.2 插槽。 我正在测试 MCUXpresso SDK 中的不同示例。 硬件设置: - 主板:MIMXRT700-EVK - M.2 模块:村田 2EL M.2 模块 Murata 2EL 模块连接到 M.2 插槽 电源由JP37通过电池提供。 - MCUXpresso SDK:SDK_26_03_00_MIMXRT700-EVK 观察到的行为: 当 RT700-EVK 通过 JP37 使用电池供电时: 1.hello_world 示例运行正常。 2. xaf_record 示例运行正常。 3. edgefast_bluetooth_examples/peripheral_ht 示例构建和烧录成功,但应用程序在运行时初始化期间失败。 UART 日志如下: BLE外设HT演示开始…… [sdio] 错误:卡片初始化失败 [wifi_io] 错误:SDIO 驱动程序初始化失败。 断言错误“API_SUCCESS == result”: 文件“中间件/wireless/ethermind/port/pal/mcux/bluetooth/controller/controller_wifi_nxp.c” 第 120 行 但是,当我使用相同的 edgefast_bluetooth_examples/peripheral_ht 示例,并分别使用 J54 USB 调试端口和 J45 端口连接适配器时,该示例可以正常工作。 因此,EdgeFast Bluetooth 示例在 J54/J45 配置下可以正常工作,但当使用电池通过 JP37 为电路板供电时则会失败。 hello_world 和 xaf_record 示例在 JP37 电池配置下运行正常。 预期行为: 我希望当 RT700-EVK 通过 JP37 使用电池供电并且连接了 Murata 2EL M.2 模块时,edgefast_bluetooth_examples/peripheral_ht 示例能够成功初始化蓝牙控制器。 问题: 1. 使用 Murata 2EL M.2 模块运行 EdgeFast Bluetooth 示例时,JP37 电源配置是否受支持? 2. 当 JP37 与电池一起使用时,Murata 2EL M.2 模块是否需要任何额外的跳线、开关或电源配置? 3. 为什么在使用 JP37 电池配置时,应用程序会报告以下错误? [sdio] 错误:卡片初始化失败 [wifi_io] 错误:SDIO 驱动程序初始化失败。 4. 当使用 JP37 电池供电时,无线模块是否有任何电源时序或 M.2 电源使能配置要求? 5. 对于使用 Murata 2EL M.2 模块、EdgeFast 蓝牙示例和电池供电的情况,是否有推荐的 RT700-EVK 跳线和电源配置? 如果您需要任何其他信息,例如完整的 UART 日志、跳线配置、SDK 配置、原理图详情或功率测量,请告诉我。 谢谢! Bluetooth Example Fails with SDIO/Wi-Fi Initialization Error When Powered by Battery Through JP37 您好, 我正在使用 MIMXRT700-EVK,并将 Murata 2EL M.2 模块连接到 RT700-EVK 上的 M.2 插槽。 我正在测试 MCUXpresso SDK 中的不同示例。 硬件设置: - 主板:MIMXRT700-EVK - M.2 模块:村田 2EL M.2 模块 Murata 2EL 模块连接到 M.2 插槽 电源由JP37通过电池提供。 - MCUXpresso SDK:SDK_26_03_00_MIMXRT700-EVK 观察到的行为: 当 RT700-EVK 通过 JP37 使用电池供电时: 1.hello_world 示例运行正常。 2. xaf_record 示例运行正常。 3. edgefast_bluetooth_examples/peripheral_ht 示例构建和烧录成功,但应用程序在运行时初始化期间失败。 UART 日志如下: BLE外设HT演示开始…… [sdio] 错误:卡片初始化失败 [wifi_io] 错误:SDIO 驱动程序初始化失败。 断言错误“API_SUCCESS == result”: 文件“中间件/wireless/ethermind/port/pal/mcux/bluetooth/controller/controller_wifi_nxp.c” 第 120 行 但是,当我使用相同的 edgefast_bluetooth_examples/peripheral_ht 示例,并分别使用 J54 USB 调试端口和 J45 端口连接适配器时,该示例可以正常工作。 因此,EdgeFast Bluetooth 示例在 J54/J45 配置下可以正常工作,但当使用电池通过 JP37 为电路板供电时则会失败。 hello_world 和 xaf_record 示例在 JP37 电池配置下运行正常。 预期行为: 我希望当 RT700-EVK 通过 JP37 使用电池供电并且连接了 Murata 2EL M.2 模块时,edgefast_bluetooth_examples/peripheral_ht 示例能够成功初始化蓝牙控制器。 问题: 1. 使用 Murata 2EL M.2 模块运行 EdgeFast Bluetooth 示例时,JP37 电源配置是否受支持? 2. 当 JP37 与电池一起使用时,Murata 2EL M.2 模块是否需要任何额外的跳线、开关或电源配置? 3. 为什么在使用 JP37 电池配置时,应用程序会报告以下错误? [sdio] 错误:卡片初始化失败 [wifi_io] 错误:SDIO 驱动程序初始化失败。 4. 当使用 JP37 电池供电时,无线模块是否有任何电源时序或 M.2 电源使能配置要求? 5. 对于使用 Murata 2EL M.2 模块、EdgeFast 蓝牙示例和电池供电的情况,是否有推荐的 RT700-EVK 跳线和电源配置? 如果您需要任何其他信息,例如完整的 UART 日志、跳线配置、SDK 配置、原理图详情或功率测量,请告诉我。 谢谢! Re: Bluetooth Example Fails with SDIO/Wi-Fi Initialization Error When Powered by Battery Through JP3 你好@suhas1503、 我认为最可能的原因是 EVK 上的 M.2 所需的电源来自其他元器件,而不是 VBAT。我建议你看一下原理图。特别是第 5 页和第 6 页。 在第 5 页中,找出所有与 JP33 类似的跳线帽,并将它们从 SYS_5V0 切换到 VBAT。在表 6 中,找出所有与 JP11 类似的跳线帽,并将它们从 PMIC 切换到 DCDC_3V3。最终目标是使 VBAT 能够为相应的模块供电。从我粗略一看来看,关键是要确保 MCU_3V3 和 WL_3V3 的电源配置正确。 (如果您有新的问题,请随时提交新的工单或帖子。)已关闭帖子中的更新很容易被忽略。感谢您的理解与合作! 致以最诚挚的问候, Gavin Re: Bluetooth Example Fails with SDIO/Wi-Fi Initialization Error When Powered by Battery Through JP3 您好, 我按照您建议的跳线更改操作,并使用电池供电测试了 RT700-EVK。 我按如下方式更改了跳线设置: JP33 → 2–3 JP34 → 2–3 JP36 → 2–3 JP11 → 2–3 JP7 → 2–3 我将3.7V、500mAh 锂聚合物电池连接到 JP37 。 经过这些更改, BLE Peripheral HT 演示成功初始化,BLE 也按预期开始广播。 然而,运行一段时间后, RT700-EVK 开始不断重启。每次 RESET 后,应用程序都会重新启动,BLE 初始化,广播也会重新开始。 因此,跳线更改已启用电池供电下的 BLE 功能,但持续 RESET 问题仍然存在。 请问是什么原因导致电池供电期间反复重启?接下来我应该检查哪些方面?
View full article
在 S32 Design Studio for Power Architecture v2.1 中,PEmicro GDB 启动失败 您好, 我正在测试的电路板是 MTRCKTSPS5744P(带有 MPC5744P MCU 的三相 PMSM 电机控制开发套件)。 不知何故,下载过程不太顺利。 点击调试按钮后,下载失败,此时会弹出此窗口。 eunwoo_lee_0-1789496057004.png 弹出一个窗口,显示此错误信息。 服务启动序列错误 PEmicro GDB 启动失败:GDB 服务器无法与目标处理器建立连接。请检查您的连接和电源。请确认调试配置中的启动设置是否准确。 控制台面板显示此消息。 来自“127.0.0.1”的连接,通过 127.0.0.1。从端口“53438”到7224的连接 PE错误:警告。部件运行时无法读取寄存器。 PE错误:警告。部件运行时无法读取内存。@0(4 字节) PE错误:警告。部件运行时无法读取内存。@0(4 字节) PE错误:警告。部件运行时无法读取寄存器。 PE错误:警告。部件运行时无法读取内存。@0(4 字节) PE错误:警告。部件运行时无法读取内存。@0(4 字节) PE错误:警告。部件运行时无法写入二进制文件。40001000 - 长度:0 - 值:二进制数据 PE错误:警告。部件运行时无法写入二进制文件。40001000 - 长度:460 - 值:二进制数据 PE错误:警告。部件运行时无法写入二进制文件。40001460 - 长度:460 - 值:二进制数据 PE错误:警告。部件运行时无法写入二进制文件。400018c0 - 长度:460 - 值:二进制数据 PE错误:警告。部件运行时无法写入二进制文件。40001d20 - 长度:2e0 - 值:二进制数据 PE错误:GDB客户端处理:发生异常:程序异常! 异常类:EIDCONNCLOSEDGRACEFULLY 消息:连接已正常关闭。 地址 0X0046EA89 通过 127.0.0.1 与“127.0.0.1”断开连接。通过端口“53438”与7224断开连接 目标设备已断开连接。 你知道有什么办法解决这个问题吗? 谢谢。 Re: PEmicro GDB Launch Failure in S32 Design Studio for Power Architecture v2.1 你好, 你知道有什么办法解决这个问题吗? 正如消息中所述,您无法在运行时写入/读取寄存器。首先在调试器中停止代码执行,然后才能修改寄存器、内存等…… MPC5744P 正在运行用户代码,P&E 探针无法停止设备,因此所有内存/寄存器访问均失败,下载操作中止。 这看起来不像是一个闪存编程问题,而更像是调试器在下载之前未能停止 MPC5744P 的运行。 例如,微控制器中是否存在启用了 SWT0 的软件? 或者这是一个没有运行任何软件的全新样本? 顺祝商祺! Peter Re: PEmicro GDB Launch Failure in S32 Design Studio for Power Architecture v2.1 我通过更换扁平电缆解决了这个问题。虽然连接线看起来没问题,但却无法连接调试器。我猜想这条电缆容易受到串扰或线路间噪声的影响。最后我通过缩短电缆解决了这个问题。
View full article
I.MX6ULL ENET1 can't recv data from phy I.M6ULL + 4.19.35 + KSZ 8081rnb  We have 300 units of this device deployed on site. Under most conditions they operate normally and the business/services work as expected. However, we occasionally find that the services become unreachable. Upon investigation, we observed that eth1 (ENET1) stops receiving packets, even though its LINK LED remains solid on and the ACT LED sometimes blinks. In addition, we verified that after unplugging and re-plugging the Ethernet cable on ENET1 once, the network returns to normal. Restarting the device also restores it. Could you please help analyze the possible root cause—is it in the PHY or the MAC? The register values read from it are as follow: The list of registers we read includes both MAC and PHY registers. Since it is quite long, it is listed on the following page. Command: phy eth1 0x1 to read PHY register 1. memtool  i.MX6UL Linux Re: I.MX6ULL ENET1 can't recv data from phy Hi @240697273  The list of registers we read includes both MAC and PHY registers. Since it is quite long, it is listed on the following page. >>>i could not find these registers. please resend it. B,R
View full article
KW45B41Z EVK 无法通过板载调试器 MCU Link 进行编程。 你好, 我正在尝试使用kw45b41zevk_hello_world SDK 示例代码对KW45B41Z-EVK进行编程。开始调试时,板载调试器被检测到,但随后出现以下错误: 未检测到可用短波除尘设备。 连接设备后再试一次。 我已将 USB 电缆连接到J14 ,并将JP22 保持开路状态(以便使用板载调试器本身进行编程)。此外,如KW45UM中所述, JP28 引脚 1 和 2 短路了。然而,即使那样,我仍然无法对示例进行编程和调试。 我也尝试过kw45b41zevk_led_blinky SDK 示例,但它的表现也一样。 我还尝试使用外部调试器通过短接JP22来调试电路板,正如KW45UM中所述,但我遇到了同样的问题。 我附上了遇到的问题的截图。 我还尝试使用安全配置工具擦除闪存并写入映像。首先,我短接JP25以启用SW4 ,进入 ISP 模式,然后长按SW4和RESET (SW3) 。测试连接通过后,我成功擦除了闪存(位置0x00000000 ,大小0x100000 )。然后我使用了以下图片: ${SPT_INSTALL_BIN} \data\sample_data\targets\KW45B41Z8\source_images\kw45b41zevk_led_blinky.s19 我已经成功构建并编程了图像,并且预期的RGB LED1也闪烁,表明 KW45B41Z 微控制器工作正常。然而,即使这样,我仍然无法对电路板进行编程或调试。 Re: KW45B41Z EVK not programming over on board Debugger MCU Link. 你好, @kaif1 你使用的是哪个集成开发环境(IDE)? MCUXpresso IDE 还是 MCUXpresso for VS Code? 让我先试一下,然后告诉你默认的跳线设置。 顺祝商祺! Christine。 Re: KW45B41Z EVK not programming over on board Debugger MCU Link. 你好, @kaif1 请参考我的跳线设置,我在本地验证过,可以成功地将 hello_world 示例烧录到板上。 我使用的是 MCUXpresso IDE,SDK 版本为 25.12.00。 请尝试一下我的跳线设置,然后告诉我是否有效。 顺祝商祺! Christine。 Re: KW45B41Z EVK not programming over on board Debugger MCU Link. 由于安全配置工具能够成功地在芯片上烧录和运行代码,因此物理硬件完全正常,这意味着“检测到 0 个 SWD 设备”错误源于 IDE 的调试探测服务器与板载 MCU-Link 固件之间的通信不匹配。通常可以通过将 MCU-Link 固件更新到与您的 IDE 兼容的最新版本来解决此问题,或者在连接过程中手动按住复位按钮,以防止低功耗应用程序状态锁定调试接口。
View full article
用 MIMX8QP6AVUFFAB 替换 MIMX8QM6AVUFFAB 我们能否用 MIMX8QP6AVUFFAB 替换 MIMX8QM6AVUFFAB? Re: Replacement of MIMX8QM6AVUFFAB with MIMX8QP6AVUFFAB 如果设计不使用 QuadMax 专用的计算/DSP 资源,并且 QP 特定的软件和硬件检查通过,则这种替换是可行的。
View full article
MIMX8QM6AVUFFABをMIMX8QP6AVUFFABに交換する MIMX8QM6AVUFFABをMIMX8QP6AVUFFABに置き換えられるか? Re: Replacement of MIMX8QM6AVUFFAB with MIMX8QP6AVUFFAB 代替は、設計がQuadMax専用の計算/DSPリソースを使わず、QP特有のソフトウェアおよびハードウェアチェックに合格した場合に実用的です。
View full article
MIMXRT700 EVKのバッテリー接続と外部電源投入に関する説明 チームの皆さん、こんにちは。 現在、MIMXRT700 EVKの開発に取り組んでおり、バッテリー接続と外部基板への電源供給に関して確認が必要です。 PMIC ICにはVBAT入力があることは確認できたが、EVK上のバッテリーを直接接続できる正確なコネクタ/ヘッダーを特定することはできなかった。 以下の件についてご協力いただけますでしょうか? RT700 EVKに搭載されている公式のバッテリーコネクタ/ヘッダーの場所を教えてください。 基板上のコネクタ/ヘッダーの正確な位置 対応バッテリーの種類/仕様 推奨コネクタ/部品番号 また、フラッシュ書き込みとデバッグをサポートしつつ、外部電源アダプターを使用してRT700 EVKの電源を入れるための正しい手順についても知りたいです。 現在、USBデバッグポートを介して基板への電源供給とデバッグを行っています。私たちは知りたいのです: バッテリーとアダプターを使用して外部電源でボードに給電する場合、どのような変更/設定が必要ですか? この構成で、USB/J-Link経由のフラッシュ書き込みとデバッグが引き続き機能するかどうか。 よろしくお願いいたします。 スハス 評価ボード Re: MIMXRT700 EVK Battery Connection and External Power Up Clarification こんにちは@suhas1503さん NXP MIMXRTシリーズにご関心をお寄せいただきありがとうございます! PMICはバッテリー電源に対応していますが、EVKではデフォルトでDNPに設定されています。J37は回路図上で確認できます。 詳細な説明は「 MIMXRT700-EVKボードユーザーマニュアル[UM12188] 」に記載されています。ぜひご覧ください。 Gavin_Jia_0-1779932324256.pngGavin_Jia_0-1779932324256.pngGavin_Jia_0-1779932324256.png Gavin_Jia_1-1779932333707.pngGavin_Jia_1-1779932333707.pngGavin_Jia_1-1779932333707.png RT700の場合、PMIC用のバッテリーの選択に関して特別な要件はありません。PCA9422のデータシートに基づいて選択できます。 さらに、RT700-EVKは外部電源アダプターによる給電に対応しており、5V電源にも対応しています。これはJ45を介して接続され、電源はJ2のピン1と2を短絡することで選択されます。詳細は「 MIMXRT700-EVK ボードユーザーマニュアル[UM12188] 」のセクション 2.2 に記載されています。 搭載デバッガは、外部電源から給電されている場合、正常に動作し続けます。 よろしくお願いします、 ギャビン Re: MIMXRT700 EVK Battery Connection and External Power Up Clarification こんにちは、 私はMIMXRT700-EVKを使い、Murata 2EL M.2モジュールをRT700-EVKのM.2ソケットに接続しています。 MCUXpresso SDKのさまざまな例をテストしています。 ハードウェアのセットアップ: - ボード:MIMXRT700-EVK - M.2モジュール:村田2EL M.2モジュール - 村田2ELモジュールはM.2ソケットに接続されています - バッテリーを用いてJP37を通じて電力供給 - MCUXpresso SDK:SDK_26_03_00_MIMXRT700-EVK 観察された行動: RT700-EVKがバッテリーを使用してJP37経由で給電されている場合: 1.hello_worldの例は正しく動作します。 2. xaf_record の例は正しく動作します。 3. edgefast_bluetooth_examples/peripheral_ht例はビルドとフラッシュに成功しますが、実行時の初期化中にアプリケーションが失敗します。 UARTログは以下のとおりです。 BLE ペリフェラルHTデモ開始... [sdio]エラー:カード初期化に失敗 [wifi_io]エラー:SDIOドライバーの初init失敗。 アサートエラー " API_SUCCESS == 結果 ": ファイル「ミドルウェア/ワイヤレス/ethermind/port/pal/mcux/bluetooth/controller/controller_wifi_nxp.c」 120行目 しかし、同じ edgefast_bluetooth_examples/peripheral_ht サンプルを J54 USB デバッグポートとアダプター付きの J45 ポートで使用すると、サンプルは正しく動作します。 したがって、EdgeFast BluetoothのサンプルはJ54/J45構成では正しく動作しますが、JP37を介してバッテリーでボードに電源を供給すると失敗します。 hello_worldとxaf_recordのサンプルは、JP37バッテリー構成で正しく動作します。 期待される動作: edgefast_bluetooth_examples/peripheral_ht例では、バッテリーを使ってJP37にRT700-EVKを通し、村田2EL M.2モジュールを接続したときにBluetoothコントローラーが正常に初期化されると予想しています。 質問: 1. JP37の電源構成は、Murata 2EL M.2モジュールを使用してEdgeFast Bluetoothサンプルを実行する際にサポートされていますか? 2. JP37をバッテリーで使用する場合、村田2EL M.2モジュールは追加のジャンパー、スイッチ、電源構成が必要ですか? 3. なぜJP37のバッテリー構成を使うと、アプリケーションが以下のエラーを報告するのか? [sdio]エラー:カード初期化に失敗 [wifi_io]エラー:SDIOドライバーの初init失敗。 4. JP37を介してバッテリー電源を使用する場合、ワイヤレスモジュールに必要な電源シーケンスやM.2電源有効化の設定はありますか? 5. EdgeFast Bluetoothのサンプルとバッテリー電源でMurata 2EL M.2モジュールを使用する場合、RT700-EVKのジャンパー設定と電源構成で推奨されるものはありますか? UARTログの完全な記録、ジャンパー構成、SDKの設定、回路図の詳細、電力測定など、追加情報が必要な場合はお知らせください。 よろしくお願いします。 Bluetooth Example Fails with SDIO/Wi-Fi Initialization Error When Powered by Battery Through JP37 こんにちは、 私はMIMXRT700-EVKを使い、Murata 2EL M.2モジュールをRT700-EVKのM.2ソケットに接続しています。 MCUXpresso SDKのさまざまな例をテストしています。 ハードウェアのセットアップ: - ボード:MIMXRT700-EVK - M.2モジュール:村田2EL M.2モジュール - 村田2ELモジュールはM.2ソケットに接続されています - バッテリーを用いてJP37を通じて電力供給 - MCUXpresso SDK:SDK_26_03_00_MIMXRT700-EVK 観察された行動: RT700-EVKがバッテリーを使用してJP37経由で給電されている場合: 1.hello_worldの例は正しく動作します。 2. xaf_record の例は正しく動作します。 3. edgefast_bluetooth_examples/peripheral_ht例はビルドとフラッシュに成功しますが、実行時の初期化中にアプリケーションが失敗します。 UARTログは以下のとおりです。 BLE ペリフェラルHTデモ開始... [sdio]エラー:カード初期化に失敗 [wifi_io]エラー:SDIOドライバーの初init失敗。 アサートエラー " API_SUCCESS == 結果 ": ファイル「ミドルウェア/ワイヤレス/ethermind/port/pal/mcux/bluetooth/controller/controller_wifi_nxp.c」 120行目 しかし、同じ edgefast_bluetooth_examples/peripheral_ht サンプルを J54 USB デバッグポートとアダプター付きの J45 ポートで使用すると、サンプルは正しく動作します。 したがって、EdgeFast BluetoothのサンプルはJ54/J45構成では正しく動作しますが、JP37を介してバッテリーでボードに電源を供給すると失敗します。 hello_worldとxaf_recordのサンプルは、JP37バッテリー構成で正しく動作します。 期待される動作: edgefast_bluetooth_examples/peripheral_ht例では、バッテリーを使ってJP37にRT700-EVKを通し、村田2EL M.2モジュールを接続したときにBluetoothコントローラーが正常に初期化されると予想しています。 質問: 1. JP37の電源構成は、Murata 2EL M.2モジュールを使用してEdgeFast Bluetoothサンプルを実行する際にサポートされていますか? 2. JP37をバッテリーで使用する場合、村田2EL M.2モジュールは追加のジャンパー、スイッチ、電源構成が必要ですか? 3. なぜJP37のバッテリー構成を使うと、アプリケーションが以下のエラーを報告するのか? [sdio]エラー:カード初期化に失敗 [wifi_io]エラー:SDIOドライバーの初init失敗。 4. JP37を介してバッテリー電源を使用する場合、ワイヤレスモジュールに必要な電源シーケンスやM.2電源有効化の設定はありますか? 5. EdgeFast Bluetoothのサンプルとバッテリー電源でMurata 2EL M.2モジュールを使用する場合、RT700-EVKのジャンパー設定と電源構成で推奨されるものはありますか? UARTログの完全な記録、ジャンパー構成、SDKの設定、回路図の詳細、電力測定など、追加情報が必要な場合はお知らせください。 よろしくお願いします。 Re: Bluetooth Example Fails with SDIO/Wi-Fi Initialization Error When Powered by Battery Through JP3 こんにちは@suhas1503さん 最も可能性の高い理由は、EVKのM.2に必要な電力がVBATではなく、他のコンポーネントから供給されていることだと考えられます。回路図をご覧になることをお勧めします。特に、シート5とシート6。 シート5で、JP33に似たジャンパーキャップをすべて識別し、SYS_5V0からVBATに切り替えます。シート6で、JP11に似たジャンパーキャップをすべて特定し、PMICからDCDC_3V3に切り替えます。最終的な目標は、VBATが対応するモジュールに電力を供給できるようにすることです。ざっと見たところ、重要なのはMCU_3V3とWL_3V3の電源が正しく設定されていることを確認することのようです。 (新しい質問がある場合は、遠慮なく新しいチケットまたは投稿を送信してください。)閉鎖スレッド内の更新は簡単に見過ごされがちです。ご理解とご協力ありがとうございます! よろしくお願いします、 ギャビン Re: Bluetooth Example Fails with SDIO/Wi-Fi Initialization Error When Powered by Battery Through JP3 こんにちは、 ご指示いただいたジャンパー設定変更を行い、RT700-EVKをバッテリー電源でテストしました。 ジャンパー設定を以下のように変更しました。 JP33 → 2–3 JP34 → 2–3 JP36 → 2–3 JP11 → 2–3 JP7 → 2–3 3.7V、500mAhのLi-PoバッテリーをJP37に接続しました。 これらの変更により、 BLE周辺機器HTデモは正常に初期化され、BLEは期待通り広告を開始しました。 しかし、しばらく動作させた後、 RT700-EVKは連続的にリセットされ始めます。リセットのたびにアプリケーションが再開され、BLEが初期化され、広告が再開されます。 ジャンパーの変更でバッテリー駆動時のBLE機能は有効になりましたが、 継続的なリセットの問題は依然として残っています。 バッテリー駆動時にこの繰り返しリセットが起こる原因や、次に確認すべき点について教えていただけますか?
View full article
Ibis Lx2160a 型号 嗨,大家好 我想知道如何才能获得适用于 lx2160a 的 ibis 型号,有人可以帮帮我吗? 非常感谢您 元 Re: Ibis model for Lx2160a IBIS模型不公开,请在此处创建案例: https://support.nxp.com/s/?language=en_US  并分享你的保密协议。 谢谢!
View full article
mcxn947 加密区指定可范围么,程序内部フラッシュ加密区 暗号化や署名は特定のフラッシュ空間の範囲に適用できますか? 暗号化されたフラッシュ領域内におけるプログラム自身の読み書き動作は、以前とどのように異なりますか(読み戻されるデータは暗号文ですか?書き込まれるデータは平文ですか?)? OTAアップグレードの際、チップの暗号化/復号に適合するアーキテクチャを競合なくするにはどうすればよいのでしょうか? Re: mcxn947 加密区域可以指定范围么,程序内部如何访问flash加密区 こんにちは、 まず明確にしておきたいのは、暗号化が有効になると、チップ上で実行されているプログラムがフラッシュメモリに書き込む際、書き込まれるデータは平文ですが、最終的にフラッシュメモリに保存されるのは暗号文です。そして、チップ上で実行されているプログラムがフラッシュメモリ内の暗号文を読み取ると、平文として出力されます。 正しい 上記の観点に基づくと: そして、Secure Provisioningソフトウェアが読み取るSBファイルは暗号文であり、シリアルISP経由でチップの純正ISP ROMブートローダーに送られるものも暗号文でなければなりません(そうでなければ論理的な欠陥が生じます)。工場出荷時のISP ROMブートローダーは、シリアル通信で受信した暗号文を平文に復号化し、その平文データをフラッシュメモリに書き込みますが、最終的にフラッシュメモリに保存されたデータは再び暗号化され、暗号文になります。 つまり、ISPプログラミング中、工場出荷時のISP ROMブートローダーはまず復号化を行い、次に暗号化を行うため、復号化と暗号化の往復処理が行われる。 もう少し詳しく説明させてください。 はい、SBファイルは暗号化されているため、フラッシュメモリに書き込む前にROMで復号化する必要があります。しかし、SBファイルはOEMと製造工場間のファームウェアを保護するために、完全に独立して暗号化されています。 フラッシュメモリのプログラミング(内蔵型か外付け型かを問わず)はまた別の話で、全く使用されないか、あるいは異なるアルゴリズム、初期ベクトルなどを用いて使用されます。 よろしくお願いいたします。 リボル Re: mcxn947 加密区域可以指定范围么,程序内部如何访问flash加密区 まず明確にしておきたいのは、暗号化が有効になると、チップ上で実行されているプログラムがフラッシュメモリに書き込む際、書き込まれるデータは平文ですが、最終的にフラッシュメモリに保存されるのは暗号文です。そして、チップ上で実行されているプログラムがフラッシュメモリ内の暗号文を読み取ると、平文として出力されます。   上記の観点に基づくと: そして、Secure Provisioningソフトウェアが読み取るSBファイルは暗号文であり、シリアルISP経由でチップの純正ISP ROMブートローダーに送られるものも暗号文でなければなりません(そうでなければ論理的な欠陥が生じます)。工場出荷時のISP ROMブートローダーは、シリアル通信で受信した暗号文を平文に復号化し、その平文データをフラッシュメモリに書き込みますが、最終的にフラッシュメモリに保存されたデータは再び暗号化され、暗号文になります。 つまり、ISPプログラミング中、工場出荷時のISP ROMブートローダーはまず復号化を行い、次に暗号化を行うため、復号化と暗号化の往復処理が行われる。                           Re: mcxn947 加密区域可以指定范围么,程序内部如何访问flash加密区 こんにちは、 MCXNデバイスの場合: 暗号化や署名は特定のフラッシュ空間の範囲に適用できますか? SECツール: - アプリケーション全体に署名 - 暗号化領域は製品のライフ期間中に一度設定され、FUTUREのアップデート(アプリの拡張)のために予約を取る必要があります。 暗号化されたフラッシュ領域内におけるプログラム自身の読み書き動作は、以前とどのように異なりますか(読み戻されるデータは暗号文ですか?書き込まれるデータは平文ですか?)? 暗号化/復号化はリアルタイムで行われます。アプリがフラッシュメモリから読み込む場合、そのことを気にする必要はありません。透過的に処理されます。アプリケーション自体から暗号化されたフラッシュ領域に書き込むことについては、調査が必要です。注意点があるかはわかりません。 OTAアップグレードの際、チップの暗号化/復号に適合するアーキテクチャを競合なくするにはどうすればよいのでしょうか? 前述のとおり、暗号化には適切なサイズのメモリ領域を指定する必要があります。もしアプリケーションが暗号化領域を超えた場合、OTAは動作しますが、暗号化圏外のアプリ部分だけが動作し、IPアドレスは暗号化で保護されません。 よろしくお願いいたします。 リボル
View full article
camera on imx93 board Hi,      I am try to turn on topaz2m camera on imx93 platform board. when I  try to drive camera to output data, v412-ctl is stuck. I enabled the debug printing in CSI driver, get below result.  # v4l2-ctl -d /dev/video0 --set-fmt-video=width=1920,height=1080,pixelformat=GREY; setsid -f v4l2-ctl -d /dev/video0 --stream-mmap --stream-count=1 topaz2m 1-0010: mbus_fmt: 2001 mxc-mipi-csi2.0: format: 0x2001 bypass csc input fmt GREY output fmt GREY dwc-mipi-csi2-host 4ae00000.csi: enter enable=1 dwc-mipi-csi2-host 4ae00000.csi: data_type:0x1e, virtual chan: 0 dwc-mipi-csi2-host 4ae00000.csi: hsa_time=0, hbp_time=0, hsd_time=0, hline_time=1280 dwc-mipi-csi2-host 4ae00000.csi: ipi mode: camera, color_mode: color mode 48 dwc-mipi-csi2-host 4ae00000.csi: format: 0x2001, w/h=(1920, 1080) dwc-mipi-csi2-host 4ae00000.csi: DWC CSI2 Version: 0x3135302a dwc-mipi-csi2-host 4ae00000.csi: DWC CSI2 lanes: 0x1 dwc-mipi-csi2-host 4ae00000.csi: DWC CSI2 HOST RESETN: 0x1 dwc-mipi-csi2-host 4ae00000.csi: DWC CSI2 INT STATUS MAIN: 0x40000 dwc-mipi-csi2-host 4ae00000.csi: DWC CSI2 DATA IDS1: 0x0 dwc-mipi-csi2-host 4ae00000.csi: DWC CSI2 DATA IDS2: 0x0 dwc-mipi-csi2-host 4ae00000.csi: DWC CSI2 DPHY CFG: 0x0 dwc-mipi-csi2-host 4ae00000.csi: DWC CSI2 DPHY MODE: 0x0 dwc-mipi-csi2-host 4ae00000.csi: DWC CSI2 INT STATUS AP MAIN: 0x0 dwc-mipi-csi2-host 4ae00000.csi: DWC CSI2 DATA IDS VC1: 0x0 dwc-mipi-csi2-host 4ae00000.csi: DWC CSI2 DATA IDS VC2: 0x0 dwc-mipi-csi2-host 4ae00000.csi: DWC CSI2 DPHY SHUTDOWN: 0x1 dwc-mipi-csi2-host 4ae00000.csi: DWC CSI2 DPHY RESET: 0x1 dwc-mipi-csi2-host 4ae00000.csi: DWC CSI2 DPHY RX STATUS: 0x30000 dwc-mipi-csi2-host 4ae00000.csi: DWC CSI2 DPHY STOP STATUS: 0x0 dwc-mipi-csi2-host 4ae00000.csi: DWC CSI2 DPHY TEST CTRL0: 0x0 dwc-mipi-csi2-host 4ae00000.csi: DWC CSI2 DPHY TEST CTRL1: 0x0 dwc-mipi-csi2-host 4ae00000.csi: DWC CSI2 PPI PG PATTERN HIGH: 0x0 dwc-mipi-csi2-host 4ae00000.csi: DWC CSI2 PPI PG PATTERN WIDTH: 0x0 dwc-mipi-csi2-host 4ae00000.csi: DWC CSI2 PPI PG CONFIG: 0x0 dwc-mipi-csi2-host 4ae00000.csi: DWC CSI2 PPI PG ENABLE: 0x0 dwc-mipi-csi2-host 4ae00000.csi: DWC CSI2 PPI PG STATUS: 0x0 dwc-mipi-csi2-host 4ae00000.csi: DWC CSI2 IPI MODE: 0x1010000 dwc-mipi-csi2-host 4ae00000.csi: DWC CSI2 IPI VCID: 0x0 dwc-mipi-csi2-host 4ae00000.csi: DWC CSI2 IPI DATA TYPE: 0x1e dwc-mipi-csi2-host 4ae00000.csi: DWC CSI2 IPI SOFT RESET: 0x1 dwc-mipi-csi2-host 4ae00000.csi: DWC CSI2 IPI ADV FEATURE: 0x0 dwc-mipi-csi2-host 4ae00000.csi: DWC CSI2 INT_MSK_PHY_FATAL: 0x3 dwc-mipi-csi2-host 4ae00000.csi: DWC CSI2 INT_MSK_PKT_FATAL: 0x3 dwc-mipi-csi2-host 4ae00000.csi: DWC CSI2 INT_MSK_PHY: 0x3 dwc-mipi-csi2-host 4ae00000.csi: DWC CSI2 INT_MSK_IPI_FATAL: 0x7f dwc-mipi-csi2-host 4ae00000.csi: DWC CSI2 INT_MSK_BNDRY_FRAME_FATAL: 0x0 dwc-mipi-csi2-host 4ae00000.csi: DWC CSI2 INT_MSK_SEQ_FRAME_FATAL: 0x0 dwc-mipi-csi2-host 4ae00000.csi: DWC CSI2 INT_MSK_DATA_ID: 0x0 dwc-mipi-csi2-host 4ae00000.csi: gasket: CAMERA MUX: 0x10150 dwc-mipi-csi2-host 4ae00000.csi: gasket: CSI REG: 0x22c1c dwc-mipi-csi2-host 4ae00000.csi: gasket: MIPI -> ISI pixel ctrl: 0xe07 dwc-mipi-csi2-host 4ae00000.csi: gasket: MIPI -> ISI pixel cnt: 0x0 dwc-mipi-csi2-host 4ae00000.csi: gasket: MIPI -> ISI line cnt: 0x0 ~# /unit_tests/memtool 4ae00140 1 E Reading 0x1 count starting at address 0x4AE00140 0x4AE00140: 00000020 # cat /sys/kernel/debug/clk/cam_pix_root/clk_rate 300000000 from the above result, can see: 1. INT_ST_IPI_FATAL is set, which show fatal IPI interrupt is triggered.  2. IPI interrupt status register shows FIFO is full (data overflow causes data lose) Is the result indicates the pixel clock is not fast enough? but I set it already very high (300000000) /*************************************************************************************** * camera - CSI@4ae00000 - topaz2m: 0x10@I2C2@44350000 * 1. power pin: OSM U6 P0_7 * 2. reset pin: OSM U6 P0_6 * 3. bus-type: 4 (MEDIA_BUS_TYPE_CSI2_DPHY) * 4. cfg-clk-range: 28 (24M) https://community.nxp.com/t5/i-MX-Processors-Knowledge-Base/ov5640-support-on-i-mx93-with-6-12-20-bsp/ta-p/2129317 * 5. hs-clk-range: 0x2b (1500M, imx93 RM page 4542) * 6. data-lanes: 2 **************************************************************************************/ set_node_property(&mipi_csi_ep, remote-endpoint, <&edp_from_mipi_csi_topaz2m>); set_node_property(&mipi_csi_ep, hs-clk-range, <0x2c>); set_node_property(&mipi_csi, assigned-clock-rates, comma(<300000000>, <24000000>)); &lpi2c2 { topaz2m_csi0: topaz2m@10 { compatible = "teledyne,topaz2m"; reg = <0x10>; lid-gpio = <&gpioex_osm_u6 7 GPIO_ACTIVE_HIGH>; pwdn-gpio = <&gpioex_osm_u6 6 GPIO_ACTIVE_HIGH>; csi_id = <0>; mclk = <24000000>; port { edp_from_mipi_csi_topaz2m: endpoint { remote-endpoint = <&mipi_csi_ep>; }; }; }; }; Do you help to share some suggestion so I can go next? Best regards. Johnson Linux Multimedia Re: camera on imx93 board Hi @joanxie ,       kernel version is 6.6.52.      In my previous post, I share related dts already. anyway, I share here again. #include "imx93-11x11-evk.dts" #define set_node_property(n, p, v) n { p = v ; } /*************************************************************************************** * camera - CSI@4ae00000 - topaz2m: 0x10@I2C2@44350000 * 1. power pin: OSM U6 P0_7 * 2. reset pin: OSM U6 P0_6 * 3. bus-type: 4 (MEDIA_BUS_TYPE_CSI2_DPHY) * 4. cfg-clk-range: 28 (24M) https://community.nxp.com/t5/i-MX-Processors-Knowledge-Base/ov5640-support-on-i-mx93-with-6-12-20-bsp/ta-p/2129317 * 5. hs-clk-range: 0x2b (1500M, imx93 RM page 4542) * 6. data-lanes: 2 **************************************************************************************/ set_node_property(&mipi_csi_ep, remote-endpoint, <&edp_from_mipi_csi_topaz2m>); set_node_property(&mipi_csi_ep, hs-clk-range, <0x2c>); set_node_property(&mipi_csi, assigned-clock-rates, comma(<300000000>, <24000000>)); &lpi2c2 { topaz2m_csi0: topaz2m@10 { compatible = "teledyne,topaz2m"; reg = <0x10>; lid-gpio = <&gpioex_osm_u6 7 GPIO_ACTIVE_HIGH>; pwdn-gpio = <&gpioex_osm_u6 6 GPIO_ACTIVE_HIGH>; csi_id = <0>; mclk = <24000000>; port { edp_from_mipi_csi_topaz2m: endpoint { remote-endpoint = <&mipi_csi_ep>; }; }; }; }; Also there is some patch to CSI/ISI driver. CSI patch is I added for imx93, ISI patch is also used on imx8mp and validate working. diff --git a/drivers/staging/media/imx/dwc-mipi-csi2.c b/drivers/staging/media/imx/dwc-mipi-csi2.c index 8a24b0231596..4a29d422d1f1 100644 --- a/drivers/staging/media/imx/dwc-mipi-csi2.c +++ b/drivers/staging/media/imx/dwc-mipi-csi2.c @@ -33,12 +33,12 @@ #include #include #include - +#undef dev_dbg /* * DWC MIPI CSI2 Host registers */ #define DWC_MIPI_CSI2_VERSION 0x0 - +#define dev_dbg dev_info #define DWC_MIPI_CSI2_N_LANES 0x4 #define DWC_MIPI_CSI2_N_LANES_N_LANES(x) ((x) & 0x7) @@ -401,6 +401,12 @@ static const struct csi2h_pix_format dwc_csi2h_formats[] = { }, { .code = MEDIA_BUS_FMT_SBGGR12_1X12, .fmt_reg = 0x2C, + }, { + .code = MEDIA_BUS_FMT_Y8_1X8, + .fmt_reg = 0x2A, + }, { + .code = MEDIA_BUS_FMT_Y10_1X10, + .fmt_reg = 0x2B, }, { /* sentinel */ } @@ -702,12 +708,14 @@ static void disp_mix_gasket_config(struct dwc_mipi_csi2_host *csi2h) fmt_val = DT_YUV422_8; break; case MEDIA_BUS_FMT_SBGGR8_1X8: + case MEDIA_BUS_FMT_Y8_1X8: fmt_val = DT_RAW8; break; case MEDIA_BUS_FMT_SBGGR10_1X10: case MEDIA_BUS_FMT_SGBRG10_1X10: case MEDIA_BUS_FMT_SGRBG10_1X10: case MEDIA_BUS_FMT_SRGGB10_1X10: + case MEDIA_BUS_FMT_Y10_1X10: fmt_val = DT_RAW10; break; case MEDIA_BUS_FMT_SBGGR12_1X12: diff --git a/drivers/staging/media/imx/imx8-isi-cap.c b/drivers/staging/media/imx/imx8-isi-cap.c index c3d6bbeed6a2..ddcac91c84e2 100644 --- a/drivers/staging/media/imx/imx8-isi-cap.c +++ b/drivers/staging/media/imx/imx8-isi-cap.c @@ -54,7 +54,19 @@ struct mxc_isi_fmt mxc_isi_src_formats[] = { .memplanes = 1, .colplanes = 1, .align = 2, - } + }, { + .name = "Grey8 (Y8)", + .fourcc = V4L2_PIX_FMT_GREY, + .depth = { 8 }, + .memplanes = 1, + .colplanes = 1, + }, { + .name = "Grey10 (Y10)", + .fourcc = V4L2_PIX_FMT_Y10, + .depth = { 16 }, + .memplanes = 1, + .colplanes = 1, + }, }; struct mxc_isi_fmt *mxc_isi_get_format(unsigned int index) @@ -100,6 +112,10 @@ struct mxc_isi_fmt *mxc_isi_get_src_fmt(struct v4l2_subdev_format *sd_fmt) sd_fmt->format.code == MEDIA_BUS_FMT_UYVY8_1X16|| sd_fmt->format.code == MEDIA_BUS_FMT_YUYV8_2X8) index = 1; + else if (sd_fmt->format.code == MEDIA_BUS_FMT_Y8_1X8) + index = 2; + else if (sd_fmt->format.code == MEDIA_BUS_FMT_Y10_1X10) + index = 3; else index = 0; return &mxc_isi_src_formats[index]; @@ -752,7 +768,7 @@ static int mxc_isi_capture_release(struct file *file) struct vb2_queue *q = vdev->queue; int ret = -1; - if (!isi_cap->is_link_setup) + if (!isi_cap->is_link_setup || atomic_read(&mxc_isi->usage_count) == 0) return 0; if (isi_cap->is_streaming[isi_cap->id]) @@ -961,6 +977,10 @@ static int mxc_isi_source_fmt_init(struct mxc_isi_cap_dev *isi_cap) src_fmt.pad = source_pad->index; src_fmt.which = V4L2_SUBDEV_FORMAT_ACTIVE; src_fmt.format.code = MEDIA_BUS_FMT_UYVY8_1X16; + bool is_rgb(u32 pix_fmt); + bool is_yuv(u32 pix_fmt); + if (!is_rgb(dst_f->fmt->fourcc) && !is_yuv(dst_f->fmt->fourcc)) + src_fmt.format.code = dst_f->fmt->mbus_code; src_fmt.format.width = dst_f->width; src_fmt.format.height = dst_f->height; ret = v4l2_subdev_call(src_sd, pad, set_fmt, NULL, &src_fmt); @@ -1693,6 +1713,7 @@ static int mxc_isi_register_cap_device(struct mxc_isi_cap_dev *isi_cap, goto err_ctrl_free; vdev->ctrl_handler = &isi_cap->ctrls.handler; + v4l2_dev->ctrl_handler = &isi_cap->ctrls.handler; v4l2_info(v4l2_dev, "Registered %s as /dev/%s\n", vdev->name, video_device_node_name(vdev)); @@ -1924,3 +1945,9 @@ MODULE_DESCRIPTION("IMX8 Image Sensor Interface Capture driver"); MODULE_LICENSE("GPL"); MODULE_ALIAS("ISI Capture"); MODULE_VERSION("1.0"); + +// patch +// line 57-69: mxc_isi_src_formats[], add 2 formats for topaz2m camera +// line 115-118: mxc_isi_get_src_fmt(), add supporting 2 formats for topaz2m camera +// line 980-983: mxc_isi_source_fmt_init(), supporting get format from mbus_code +// line 1716: mxc_isi_register_cap_device(), pass ctrl handler to v4l2_dev diff --git a/drivers/staging/media/imx/imx8-isi-fmt.c b/drivers/staging/media/imx/imx8-isi-fmt.c index db11c809a3d3..16a6317b87e2 100644 --- a/drivers/staging/media/imx/imx8-isi-fmt.c +++ b/drivers/staging/media/imx/imx8-isi-fmt.c @@ -97,7 +97,26 @@ struct mxc_isi_fmt mxc_isi_out_formats[] = { .colplanes = 1, .align = 2, .mbus_code = MEDIA_BUS_FMT_RGB888_1X24, - } + }, { + .name = "Grey8 (Y8)", + .fourcc = V4L2_PIX_FMT_GREY, + .depth = { 8 }, + .color = MXC_ISI_OUT_FMT_RAW8, + .memplanes = 1, + .colplanes = 1, + .mbus_code = MEDIA_BUS_FMT_Y8_1X8, + }, { + .name = "Grey10 (Y10)", + .fourcc = V4L2_PIX_FMT_Y10, + .depth = { 16 }, + .color = MXC_ISI_OUT_FMT_RAW10, + .memplanes = 1, + .colplanes = 1, + .mbus_code = MEDIA_BUS_FMT_Y10_1X10, + }, }; size_t mxc_isi_out_formats_size = ARRAY_SIZE(mxc_isi_out_formats); + +// patch +// line 100-116: mxc_isi_out_formats[], add 2 formats for topaz2m camera diff --git a/drivers/staging/media/imx/imx8-isi-hw.c b/drivers/staging/media/imx/imx8-isi-hw.c index f3b2b98798be..cee34d389309 100644 --- a/drivers/staging/media/imx/imx8-isi-hw.c +++ b/drivers/staging/media/imx/imx8-isi-hw.c @@ -103,7 +103,7 @@ static void printk_pixelformat(char *prefix, int val) (val >> 24) & 0xff); } -static bool is_rgb(u32 pix_fmt) +bool is_rgb(u32 pix_fmt) { if ((pix_fmt == V4L2_PIX_FMT_RGB565) || (pix_fmt == V4L2_PIX_FMT_RGB24) || @@ -120,7 +120,7 @@ static bool is_rgb(u32 pix_fmt) return false; } -static bool is_yuv(u32 pix_fmt) +bool is_yuv(u32 pix_fmt) { if ((pix_fmt == V4L2_PIX_FMT_YUYV) || (pix_fmt == V4L2_PIX_FMT_YUV32) || @@ -812,3 +812,7 @@ void mxc_isi_m2m_start_read(struct mxc_isi_dev *mxc_isi) writel(val, mxc_isi->regs + CHNL_MEM_RD_CTRL); } EXPORT_SYMBOL_GPL(mxc_isi_m2m_start_read); + +// patch +// line 106: is_rgb() discard static declaration so can used outside. +// line 123: is_yuv() discard static declaration so can used outside. Best regards. Johnson Re: camera on imx93 board do you mind sharing the dts file with me? let me double check it, and what bsp version do you use? Re: camera on imx93 board sorry for my delay, there is some issue with community, I missed the message, do you fix this issue?  Re: camera on imx93 board Hi @joanxie ,      Not yet.      Limited for the condition, I have only the data sheet of the camera, no reference manual of the camera and no high speed oscilloscope to measure the actual frequency of the lanes. from the datasheet, the lane speed is 1.2G. so for 2 lanes and RAW8 case, the pixel speed might be 1.2G x 2 / 8 = 300M, is it right?     If it's the case, how do I need to configure CSI/ISP clock to avoid the FIFO overflow? Best regards. Johnson  Re: camera on imx93 board @joanxie : 1.  I have make CSI test mode working correctly with ppi_pg_enable。when preview, I see vertical test pattern. 2. Now I am stucking in the situation that when I preview with topaz2m camera, all the data I dumped with v4l2-ctl is 0.      below is some important register value dumped during dumping data, not seeing any error or fatal. note that the camera is working on imx8mp platform.      first register dump:      INT_ST_MAIN : 4ae0000c 0x00000000      PHY_RX : 4ae00048 0x00010000      PHY_STOPSTATE : 4ae0004c 0x00010003      PIXEL_CNT : 4ac10044 0x000000C1      CHNL_OUT_BUF1_ADDR_Y: 4ae40070 0xB3200000      CHNL_OUT_BUF2_ADDR_Y: 4ae4008c 0xB2C00000    second register dump:    INT_ST_MAIN : 4ae0000c 0x00000000    PHY_RX : 4ae00048 0x00030000    PHY_STOPSTATE : 4ae0004c 0x00000000    PIXEL_CNT : 4ac10044 0x00000131    CHNL_OUT_BUF1_ADDR_Y: 4ae40070 0xB3F00000    CHNL_OUT_BUF2_ADDR_Y: 4ae4008c 0xB2C00000     Do you have any idea why all data ISI output is 0xff, anything I missed out? Best regards. Johnson
View full article
Resets from unknown sources MCXN947 I have a device with an MCXN947.  It's running FreeRTOS.  Using LPTMR, it periodically goes into power-down mode, wakes up on the timer interrupt, maybe does a few things, then goes back into power-down mode.  Something like this:         vTaskSuspendAll();      // FreeRTOS         PM_EnterLowPower(); // LPTMR interrupt will wake us up         xTaskResumeAll();       // FreeRTOS There's really only one other task running when it wakes up and it does some I2C comms. The problem is that the processor occasionally resets (can't reliably reproduce).  The CMC SRS register reads 0x00004010, a warm SW reset.  Code isn't calling reset anywhere, maybe NXP's assert() or FreeRTOS's configASSERT(). Are there other internal sources could be causing a SW reset? MCXN Re: Resets from unknown sources MCXN947 Hello @robert_hines  Yes, it is very likely related. Please first refer to ERR051704 and ERR051993 for verification.   Alice_Yang_0-1789719190798.pngAlice_Yang_0-1789719190798.png Also, SSRS contains cumulative status information, so it should be analyzed together with the current SRS value.   Thank you.   BR Alice Re: Resets from unknown sources MCXN947 The SSRS register reads 0x00004430, so the RSTACK bit is set; could ERR051704 cause that? Re: Resets from unknown sources MCXN947 Would this errata (MCXN_1P02G) cause resets? ERR051704 DCDC: Failure changing to Low drive-strength mode Re: Resets from unknown sources MCXN947 Changing the active voltage to midvoltage (and high drive strength) and the low-power voltage to overdrive (and low drive strength) while dropping in and out of power-down mode once a second, did increase the number of resets, all of the form: SRS 0x00004010 SSRS 0x00004430 It would be nice if NXP could describe the downstream effects of the errata so I could be more confident this is the source of these spurious resets. Re: Resets from unknown sources MCXN947 Hello @robert_hines  Thanks for your testing and feedback. Based on your test results, the observed behavior is very similar to the issue described in ERR051704. While I'm sorry NXP does not currently provide a more detailed description of the downstream effects of this issue. I recommend validating the workaround provided in ERR051704. If you continue to experience any issues after applying the workaround, please feel free to contact me. Thank you. Alice
View full article
Re: S32G274A LLCE CAN 現在、自社開発のボードはマルチコアモードで動作しています。1つのA53コアは他のデバイスとのネットワーク通信タスクに使用され、他の複数のA53コアはバス通信ドライバを実行します。各バスタイプはそれぞれ別のA53コアを使用します。問題が発生しました。現在のLLCE CANリカバリ操作は、LLCE CANモードを停止してから再開するように構成されています。実際のほとんどのシナリオでは通信は復旧できますが、バスリカバリが頻繁に実行される場合があり、他のA53コアの正常な動作に影響を与えます(ネットワーク通信タスクが中断されます)。質問は、LLCE CANバスリカバリにはどのような方法があるか、また、LLCE CANを別のコアで実行しても他のコアに影響を与えるのはなぜか、ということです。バージョン情報は、S32G_LLCE_1_0_9、SW32G_RTD_4.4_4.0.2_P04_D2312です。 Re: S32G274A LLCE CAN こんにちは、 @JACK_Q こんにちは ソフトウェアおよびハードウェアのテスト環境について、詳細な説明をいただけますでしょうか? 1. あなたのシステムでは、MコアとAコアは同時に使用されていますか?M7コアはどのようなタスクを実行しますか?どのソフトウェアパッケージに依存していますか? 2. あなたの説明によると、A53側の各コアはそれぞれ独自のタスクを実行しているようですが、どのようなソフトウェアが動作していますか?Linux BSPでしょうか? BR チェイン
View full article
Difference between S32K1_S32M24X and S32K1 RTD packages? I am developing for the S32K116. I noticed while going through the S32DS Extensions an dUpdates that I have two S32K1 packages installed: "S32K1_S32M24X Real-Time Drivers AUTOSAR R21-11 Version 3.0.0 QLP06" and "S32K1 Real-Time Drivers AUTOSAR R21-11 Version 3.0.0 QLP06" What is the difference between the two? If they do the same for my case, which one should I keep/uninstall? I tried removing one of them (the S32K1 one) but then my projects couldn't load their .mex files anymore. Re: Difference between S32K1_S32M24X and S32K1 RTD packages? Hi @daniel_meier  Although the packages may appear similar, they have dependencies between themselves and with S32DS, and are not intended to be treated as standalone components that can be used independently of one another. Therefore, we recommend reinstalling the package and keeping both packages installed to ensure proper project functionality. BR, VaneB
View full article
iMX93ボード上のカメラ こんにちは、 私はimx93プラットフォームボード上でtopaz2mカメラを起動しようとしています。カメラを駆動してデータを出力しようとすると、v412-ctlが停止します。CSIドライバでデバッグ出力を有効にしたところ、以下の結果が得られました。 # v4l2-ctl -d /dev/video0 --set-fmt-video=width=1920,height=1080,pixelformat=GREY; setsid -f v4l2-ctl -d /dev/video0 --stream-mmap --stream-count=1 topaz2m 1-0010: mbus_fmt: 2001 mxc-mipi-csi2.0: format: 0x2001 bypass csc input fmt GREY output fmt GREY dwc-mipi-csi2-host 4ae00000.csi: enter enable=1 dwc-mipi-csi2-host 4ae00000.csi: data_type:0x1e, virtual chan: 0 dwc-mipi-csi2-host 4ae00000.csi: hsa_time=0, hbp_time=0, hsd_time=0, hline_time=1280 dwc-mipi-csi2-host 4ae00000.csi: ipi mode: camera, color_mode: color mode 48 dwc-mipi-csi2-host 4ae00000.csi: format: 0x2001, w/h=(1920, 1080) dwc-mipi-csi2-host 4ae00000.csi: DWC CSI2 Version: 0x3135302a dwc-mipi-csi2-host 4ae00000.csi: DWC CSI2 lanes: 0x1 dwc-mipi-csi2-host 4ae00000.csi: DWC CSI2 HOST RESETN: 0x1 dwc-mipi-csi2-host 4ae00000.csi: DWC CSI2 INT STATUS MAIN: 0x40000 dwc-mipi-csi2-host 4ae00000.csi: DWC CSI2 DATA IDS1: 0x0 dwc-mipi-csi2-host 4ae00000.csi: DWC CSI2 DATA IDS2: 0x0 dwc-mipi-csi2-host 4ae00000.csi: DWC CSI2 DPHY CFG: 0x0 dwc-mipi-csi2-host 4ae00000.csi: DWC CSI2 DPHY MODE: 0x0 dwc-mipi-csi2-host 4ae00000.csi: DWC CSI2 INT STATUS AP MAIN: 0x0 dwc-mipi-csi2-host 4ae00000.csi: DWC CSI2 DATA IDS VC1: 0x0 dwc-mipi-csi2-host 4ae00000.csi: DWC CSI2 DATA IDS VC2: 0x0 dwc-mipi-csi2-host 4ae00000.csi: DWC CSI2 DPHY SHUTDOWN: 0x1 dwc-mipi-csi2-host 4ae00000.csi: DWC CSI2 DPHY RESET: 0x1 dwc-mipi-csi2-host 4ae00000.csi: DWC CSI2 DPHY RX STATUS: 0x30000 dwc-mipi-csi2-host 4ae00000.csi: DWC CSI2 DPHY STOP STATUS: 0x0 dwc-mipi-csi2-host 4ae00000.csi: DWC CSI2 DPHY TEST CTRL0: 0x0 dwc-mipi-csi2-host 4ae00000.csi: DWC CSI2 DPHY TEST CTRL1: 0x0 dwc-mipi-csi2-host 4ae00000.csi: DWC CSI2 PPI PG PATTERN HIGH: 0x0 dwc-mipi-csi2-host 4ae00000.csi: DWC CSI2 PPI PG PATTERN WIDTH: 0x0 dwc-mipi-csi2-host 4ae00000.csi: DWC CSI2 PPI PG CONFIG: 0x0 dwc-mipi-csi2-host 4ae00000.csi: DWC CSI2 PPI PG ENABLE: 0x0 dwc-mipi-csi2-host 4ae00000.csi: DWC CSI2 PPI PG STATUS: 0x0 dwc-mipi-csi2-host 4ae00000.csi: DWC CSI2 IPI MODE: 0x1010000 dwc-mipi-csi2-host 4ae00000.csi: DWC CSI2 IPI VCID: 0x0 dwc-mipi-csi2-host 4ae00000.csi: DWC CSI2 IPI DATA TYPE: 0x1e dwc-mipi-csi2-host 4ae00000.csi: DWC CSI2 IPI SOFT RESET: 0x1 dwc-mipi-csi2-host 4ae00000.csi: DWC CSI2 IPI ADV FEATURE: 0x0 dwc-mipi-csi2-host 4ae00000.csi: DWC CSI2 INT_MSK_PHY_FATAL: 0x3 dwc-mipi-csi2-host 4ae00000.csi: DWC CSI2 INT_MSK_PKT_FATAL: 0x3 dwc-mipi-csi2-host 4ae00000.csi: DWC CSI2 INT_MSK_PHY: 0x3 dwc-mipi-csi2-host 4ae00000.csi: DWC CSI2 INT_MSK_IPI_FATAL: 0x7f dwc-mipi-csi2-host 4ae00000.csi: DWC CSI2 INT_MSK_BNDRY_FRAME_FATAL: 0x0 dwc-mipi-csi2-host 4ae00000.csi: DWC CSI2 INT_MSK_SEQ_FRAME_FATAL: 0x0 dwc-mipi-csi2-host 4ae00000.csi: DWC CSI2 INT_MSK_DATA_ID: 0x0 dwc-mipi-csi2-host 4ae00000.csi: gasket: CAMERA MUX: 0x10150 dwc-mipi-csi2-host 4ae00000.csi: gasket: CSI REG: 0x22c1c dwc-mipi-csi2-host 4ae00000.csi: gasket: MIPI -> ISI pixel ctrl: 0xe07 dwc-mipi-csi2-host 4ae00000.csi: gasket: MIPI -> ISI pixel cnt: 0x0 dwc-mipi-csi2-host 4ae00000.csi: gasket: MIPI -> ISI line cnt: 0x0 ~# /unit_tests/memtool 4ae00140 1 E Reading 0x1 count starting at address 0x4AE00140 0x4AE00140: 00000020 # cat /sys/kernel/debug/clk/cam_pix_root/clk_rate 300000000 上記の結果から、次のことがわかります。 1. INT_ST_IPI_FATALが設定されており、致命的なIPI割り込みがトリガーされたことを示しています。 2. IPI割り込みステータスレジスタがFIFOが満杯であることを示しています(データオーバーフローによりデータ損失が発生します)。 この結果はピクセルクロックの速度が十分ではないことを示しているのでしょうか?しかし、既に非常に高い値(300000000)に設定しています。 /*************************************************************************************** * camera - CSI@4ae00000 - topaz2m: 0x10@I2C2@44350000 * 1. power pin: OSM U6 P0_7 * 2. reset pin: OSM U6 P0_6 * 3. bus-type: 4 (MEDIA_BUS_TYPE_CSI2_DPHY) * 4. cfg-clk-range: 28 (24M) https://community.nxp.com/t5/i-MX-Processors-Knowledge-Base/ov5640-support-on-i-mx93-with-6-12-20-bsp/ta-p/2129317 * 5. hs-clk-range: 0x2b (1500M, imx93 RM page 4542) * 6. data-lanes: 2 **************************************************************************************/ set_node_property(&mipi_csi_ep, remote-endpoint, <&edp_from_mipi_csi_topaz2m>); set_node_property(&mipi_csi_ep, hs-clk-range, <0x2c>); set_node_property(&mipi_csi, assigned-clock-rates, comma(<300000000>, <24000000>)); &lpi2c2 { topaz2m_csi0: topaz2m@10 { compatible = "teledyne,topaz2m"; reg = <0x10>; lid-gpio = <&gpioex_osm_u6 7 GPIO_ACTIVE_HIGH>; pwdn-gpio = <&gpioex_osm_u6 6 GPIO_ACTIVE_HIGH>; csi_id = <0>; mclk = <24000000>; port { edp_from_mipi_csi_topaz2m: endpoint { remote-endpoint = <&mipi_csi_ep>; }; }; }; }; 次に進むにあたって、何かアドバイスをいただけますか? よろしくお願いいたします。 ジョンソン Linux マルチメディア Re: camera on imx93 board こんにちは、 @joanxie さん。 カーネルのバージョンは6.6.52です。 前回の投稿で、関連するデータシートを既に共有しました。とにかく、ここでまた共有します。 #include "imx93-11x11-evk.dts" #define set_node_property(n, p, v) n { p = v ; } /*************************************************************************************** * camera - CSI@4ae00000 - topaz2m: 0x10@I2C2@44350000 * 1. power pin: OSM U6 P0_7 * 2. reset pin: OSM U6 P0_6 * 3. bus-type: 4 (MEDIA_BUS_TYPE_CSI2_DPHY) * 4. cfg-clk-range: 28 (24M) https://community.nxp.com/t5/i-MX-Processors-Knowledge-Base/ov5640-support-on-i-mx93-with-6-12-20-bsp/ta-p/2129317 * 5. hs-clk-range: 0x2b (1500M, imx93 RM page 4542) * 6. data-lanes: 2 **************************************************************************************/ set_node_property(&mipi_csi_ep, remote-endpoint, <&edp_from_mipi_csi_topaz2m>); set_node_property(&mipi_csi_ep, hs-clk-range, <0x2c>); set_node_property(&mipi_csi, assigned-clock-rates, comma(<300000000>, <24000000>)); &lpi2c2 { topaz2m_csi0: topaz2m@10 { compatible = "teledyne,topaz2m"; reg = <0x10>; lid-gpio = <&gpioex_osm_u6 7 GPIO_ACTIVE_HIGH>; pwdn-gpio = <&gpioex_osm_u6 6 GPIO_ACTIVE_HIGH>; csi_id = <0>; mclk = <24000000>; port { edp_from_mipi_csi_topaz2m: endpoint { remote-endpoint = <&mipi_csi_ep>; }; }; }; }; また、CSI/ISIドライバにもいくつかのパッチが適用されています。CSIパッチはimx93用に追加したもので、ISIパッチもimx8mpで使用し、動作確認済みです。 diff --git a/drivers/staging/media/imx/dwc-mipi-csi2.c b/drivers/staging/media/imx/dwc-mipi-csi2.c index 8a24b0231596..4a29d422d1f1 100644 --- a/drivers/staging/media/imx/dwc-mipi-csi2.c +++ b/drivers/staging/media/imx/dwc-mipi-csi2.c @@ -33,12 +33,12 @@ #include #include #include - +#undef dev_dbg /* * DWC MIPI CSI2 Host registers */ #define DWC_MIPI_CSI2_VERSION 0x0 - +#define dev_dbg dev_info #define DWC_MIPI_CSI2_N_LANES 0x4 #define DWC_MIPI_CSI2_N_LANES_N_LANES(x) ((x) & 0x7) @@ -401,6 +401,12 @@ static const struct csi2h_pix_format dwc_csi2h_formats[] = { }, { .code = MEDIA_BUS_FMT_SBGGR12_1X12, .fmt_reg = 0x2C, + }, { + .code = MEDIA_BUS_FMT_Y8_1X8, + .fmt_reg = 0x2A, + }, { + .code = MEDIA_BUS_FMT_Y10_1X10, + .fmt_reg = 0x2B, }, { /* sentinel */ } @@ -702,12 +708,14 @@ static void disp_mix_gasket_config(struct dwc_mipi_csi2_host *csi2h) fmt_val = DT_YUV422_8; break; case MEDIA_BUS_FMT_SBGGR8_1X8: + case MEDIA_BUS_FMT_Y8_1X8: fmt_val = DT_RAW8; break; case MEDIA_BUS_FMT_SBGGR10_1X10: case MEDIA_BUS_FMT_SGBRG10_1X10: case MEDIA_BUS_FMT_SGRBG10_1X10: case MEDIA_BUS_FMT_SRGGB10_1X10: + case MEDIA_BUS_FMT_Y10_1X10: fmt_val = DT_RAW10; break; case MEDIA_BUS_FMT_SBGGR12_1X12: diff --git a/drivers/staging/media/imx/imx8-isi-cap.c b/drivers/staging/media/imx/imx8-isi-cap.c index c3d6bbeed6a2..ddcac91c84e2 100644 --- a/drivers/staging/media/imx/imx8-isi-cap.c +++ b/drivers/staging/media/imx/imx8-isi-cap.c @@ -54,7 +54,19 @@ struct mxc_isi_fmt mxc_isi_src_formats[] = { .memplanes = 1, .colplanes = 1, .align = 2, - } + }, { + .name = "Grey8 (Y8)", + .fourcc = V4L2_PIX_FMT_GREY, + .depth = { 8 }, + .memplanes = 1, + .colplanes = 1, + }, { + .name = "Grey10 (Y10)", + .fourcc = V4L2_PIX_FMT_Y10, + .depth = { 16 }, + .memplanes = 1, + .colplanes = 1, + }, }; struct mxc_isi_fmt *mxc_isi_get_format(unsigned int index) @@ -100,6 +112,10 @@ struct mxc_isi_fmt *mxc_isi_get_src_fmt(struct v4l2_subdev_format *sd_fmt) sd_fmt->format.code == MEDIA_BUS_FMT_UYVY8_1X16|| sd_fmt->format.code == MEDIA_BUS_FMT_YUYV8_2X8) index = 1; + else if (sd_fmt->format.code == MEDIA_BUS_FMT_Y8_1X8) + index = 2; + else if (sd_fmt->format.code == MEDIA_BUS_FMT_Y10_1X10) + index = 3; else index = 0; return &mxc_isi_src_formats[index]; @@ -752,7 +768,7 @@ static int mxc_isi_capture_release(struct file *file) struct vb2_queue *q = vdev->queue; int ret = -1; - if (!isi_cap->is_link_setup) + if (!isi_cap->is_link_setup || atomic_read(&mxc_isi->usage_count) == 0) return 0; if (isi_cap->is_streaming[isi_cap->id]) @@ -961,6 +977,10 @@ static int mxc_isi_source_fmt_init(struct mxc_isi_cap_dev *isi_cap) src_fmt.pad = source_pad->index; src_fmt.which = V4L2_SUBDEV_FORMAT_ACTIVE; src_fmt.format.code = MEDIA_BUS_FMT_UYVY8_1X16; + bool is_rgb(u32 pix_fmt); + bool is_yuv(u32 pix_fmt); + if (!is_rgb(dst_f->fmt->fourcc) && !is_yuv(dst_f->fmt->fourcc)) + src_fmt.format.code = dst_f->fmt->mbus_code; src_fmt.format.width = dst_f->width; src_fmt.format.height = dst_f->height; ret = v4l2_subdev_call(src_sd, pad, set_fmt, NULL, &src_fmt); @@ -1693,6 +1713,7 @@ static int mxc_isi_register_cap_device(struct mxc_isi_cap_dev *isi_cap, goto err_ctrl_free; vdev->ctrl_handler = &isi_cap->ctrls.handler; + v4l2_dev->ctrl_handler = &isi_cap->ctrls.handler; v4l2_info(v4l2_dev, "Registered %s as /dev/%s\n", vdev->name, video_device_node_name(vdev)); @@ -1924,3 +1945,9 @@ MODULE_DESCRIPTION("IMX8 Image Sensor Interface Capture driver"); MODULE_LICENSE("GPL"); MODULE_ALIAS("ISI Capture"); MODULE_VERSION("1.0"); + +// patch +// line 57-69: mxc_isi_src_formats[], add 2 formats for topaz2m camera +// line 115-118: mxc_isi_get_src_fmt(), add supporting 2 formats for topaz2m camera +// line 980-983: mxc_isi_source_fmt_init(), supporting get format from mbus_code +// line 1716: mxc_isi_register_cap_device(), pass ctrl handler to v4l2_dev diff --git a/drivers/staging/media/imx/imx8-isi-fmt.c b/drivers/staging/media/imx/imx8-isi-fmt.c index db11c809a3d3..16a6317b87e2 100644 --- a/drivers/staging/media/imx/imx8-isi-fmt.c +++ b/drivers/staging/media/imx/imx8-isi-fmt.c @@ -97,7 +97,26 @@ struct mxc_isi_fmt mxc_isi_out_formats[] = { .colplanes = 1, .align = 2, .mbus_code = MEDIA_BUS_FMT_RGB888_1X24, - } + }, { + .name = "Grey8 (Y8)", + .fourcc = V4L2_PIX_FMT_GREY, + .depth = { 8 }, + .color = MXC_ISI_OUT_FMT_RAW8, + .memplanes = 1, + .colplanes = 1, + .mbus_code = MEDIA_BUS_FMT_Y8_1X8, + }, { + .name = "Grey10 (Y10)", + .fourcc = V4L2_PIX_FMT_Y10, + .depth = { 16 }, + .color = MXC_ISI_OUT_FMT_RAW10, + .memplanes = 1, + .colplanes = 1, + .mbus_code = MEDIA_BUS_FMT_Y10_1X10, + }, }; size_t mxc_isi_out_formats_size = ARRAY_SIZE(mxc_isi_out_formats); + +// patch +// line 100-116: mxc_isi_out_formats[], add 2 formats for topaz2m camera diff --git a/drivers/staging/media/imx/imx8-isi-hw.c b/drivers/staging/media/imx/imx8-isi-hw.c index f3b2b98798be..cee34d389309 100644 --- a/drivers/staging/media/imx/imx8-isi-hw.c +++ b/drivers/staging/media/imx/imx8-isi-hw.c @@ -103,7 +103,7 @@ static void printk_pixelformat(char *prefix, int val) (val >> 24) & 0xff); } -static bool is_rgb(u32 pix_fmt) +bool is_rgb(u32 pix_fmt) { if ((pix_fmt == V4L2_PIX_FMT_RGB565) || (pix_fmt == V4L2_PIX_FMT_RGB24) || @@ -120,7 +120,7 @@ static bool is_rgb(u32 pix_fmt) return false; } -static bool is_yuv(u32 pix_fmt) +bool is_yuv(u32 pix_fmt) { if ((pix_fmt == V4L2_PIX_FMT_YUYV) || (pix_fmt == V4L2_PIX_FMT_YUV32) || @@ -812,3 +812,7 @@ void mxc_isi_m2m_start_read(struct mxc_isi_dev *mxc_isi) writel(val, mxc_isi->regs + CHNL_MEM_RD_CTRL); } EXPORT_SYMBOL_GPL(mxc_isi_m2m_start_read); + +// patch +// line 106: is_rgb() discard static declaration so can used outside. +// line 123: is_yuv() discard static declaration so can used outside. よろしくお願いいたします。 ジョンソン Re: camera on imx93 board dtsファイルを共有していただけませんか?確認させてください。また、使用しているbspのバージョンは何ですか? Re: camera on imx93 board 返信が遅れて申し訳ありません。コミュニティに問題が発生しており、メッセージを見逃してしまいました。この問題は解決しましたか? Re: camera on imx93 board こんにちは、 @joanxie さん。 まだ。 状況的に制約があり、カメラのデータシートしか持っておらず、カメラのリファレンスマニュアルはなく、レーンの実際の周波数を測定するための高速オシロスコープもありません。データシートによると、車線速度は1.2Gです。つまり、2レーンでRAW8 CASEの場合、ピクセル速度は1.2G x 2 / 8 = 300Mになるということでしょうか? もしそうであれば、FIFOオーバーフローを回避するために、CSI/ISPクロックをどのように設定すればよいでしょうか? よろしくお願いいたします。 ジョンソン Re: camera on imx93 board @joanxie : 1. ppi_pg_enable を使用して CSI テスト モードが正しく動作するようにしました。プレビューすると、垂直のテスト パターンが表示されます。 2. 現在、topaz2mカメラでプレビューすると、v4l2-ctlでダンプしたすべてのデータが0になるという状況に陥っています。 以下は、データダンプ中にダンプされた重要なレジスタ値の一部です。エラーや致命的な問題は発生していません。カメラはIMX8MPプラットフォーム上で動作しています。 最初のレジスタダンプ: INT_ST_MAIN : 4ae0000c 0x00000000 PHY_RX : 4ae00048 0x00010000 PHY_STOPSTATE : 4ae0004c 0x00010003 PIXEL_CNT : 4ac10044 0x000000C1 CHNL_OUT_BUF1_ADDR_Y: 4ae40070 0xB3200000 CHNL_OUT_BUF2_ADDR_Y: 4ae4008c 0xB2C00000 2番目のレジスタダンプ: INT_ST_MAIN:4ae0000c 0x00000000 PHY_RX : 4ae00048 0x00030000 PHY_STOPSTATE:4ae0004c 0x00000000 PIXEL_CNT : 4ac10044 0x00000131 CHNL_OUT_BUF1_ADDR_Y:4ae40070 0xB3F00000 CHNL_OUT_BUF2_ADDR_Y:4ae4008c 0xB2C00000 なぜすべてのデータISI出力が0xffなのか、何か見落としていることはありますか? よろしくお願いいたします。 ジョンソン
View full article
imx93 板上的摄像头 您好, 我正在尝试在 imx93 平台板上打开 topaz2M 摄像头。当我尝试驱动摄像头输出数据时,v412-ctl 被卡住了。我在 CSI 驱动程序中启用了调试打印功能,结果如下。 # v4l2-ctl -d /dev/video0 --set-fmt-video=width=1920,height=1080,pixelformat=GREY; setsid -f v4l2-ctl -d /dev/video0 --stream-mmap --stream-count=1 topaz2m 1-0010: mbus_fmt: 2001 mxc-mipi-csi2.0: format: 0x2001 bypass csc input fmt GREY output fmt GREY dwc-mipi-csi2-host 4ae00000.csi: enter enable=1 dwc-mipi-csi2-host 4ae00000.csi: data_type:0x1e, virtual chan: 0 dwc-mipi-csi2-host 4ae00000.csi: hsa_time=0, hbp_time=0, hsd_time=0, hline_time=1280 dwc-mipi-csi2-host 4ae00000.csi: ipi mode: camera, color_mode: color mode 48 dwc-mipi-csi2-host 4ae00000.csi: format: 0x2001, w/h=(1920, 1080) dwc-mipi-csi2-host 4ae00000.csi: DWC CSI2 Version: 0x3135302a dwc-mipi-csi2-host 4ae00000.csi: DWC CSI2 lanes: 0x1 dwc-mipi-csi2-host 4ae00000.csi: DWC CSI2 HOST RESETN: 0x1 dwc-mipi-csi2-host 4ae00000.csi: DWC CSI2 INT STATUS MAIN: 0x40000 dwc-mipi-csi2-host 4ae00000.csi: DWC CSI2 DATA IDS1: 0x0 dwc-mipi-csi2-host 4ae00000.csi: DWC CSI2 DATA IDS2: 0x0 dwc-mipi-csi2-host 4ae00000.csi: DWC CSI2 DPHY CFG: 0x0 dwc-mipi-csi2-host 4ae00000.csi: DWC CSI2 DPHY MODE: 0x0 dwc-mipi-csi2-host 4ae00000.csi: DWC CSI2 INT STATUS AP MAIN: 0x0 dwc-mipi-csi2-host 4ae00000.csi: DWC CSI2 DATA IDS VC1: 0x0 dwc-mipi-csi2-host 4ae00000.csi: DWC CSI2 DATA IDS VC2: 0x0 dwc-mipi-csi2-host 4ae00000.csi: DWC CSI2 DPHY SHUTDOWN: 0x1 dwc-mipi-csi2-host 4ae00000.csi: DWC CSI2 DPHY RESET: 0x1 dwc-mipi-csi2-host 4ae00000.csi: DWC CSI2 DPHY RX STATUS: 0x30000 dwc-mipi-csi2-host 4ae00000.csi: DWC CSI2 DPHY STOP STATUS: 0x0 dwc-mipi-csi2-host 4ae00000.csi: DWC CSI2 DPHY TEST CTRL0: 0x0 dwc-mipi-csi2-host 4ae00000.csi: DWC CSI2 DPHY TEST CTRL1: 0x0 dwc-mipi-csi2-host 4ae00000.csi: DWC CSI2 PPI PG PATTERN HIGH: 0x0 dwc-mipi-csi2-host 4ae00000.csi: DWC CSI2 PPI PG PATTERN WIDTH: 0x0 dwc-mipi-csi2-host 4ae00000.csi: DWC CSI2 PPI PG CONFIG: 0x0 dwc-mipi-csi2-host 4ae00000.csi: DWC CSI2 PPI PG ENABLE: 0x0 dwc-mipi-csi2-host 4ae00000.csi: DWC CSI2 PPI PG STATUS: 0x0 dwc-mipi-csi2-host 4ae00000.csi: DWC CSI2 IPI MODE: 0x1010000 dwc-mipi-csi2-host 4ae00000.csi: DWC CSI2 IPI VCID: 0x0 dwc-mipi-csi2-host 4ae00000.csi: DWC CSI2 IPI DATA TYPE: 0x1e dwc-mipi-csi2-host 4ae00000.csi: DWC CSI2 IPI SOFT RESET: 0x1 dwc-mipi-csi2-host 4ae00000.csi: DWC CSI2 IPI ADV FEATURE: 0x0 dwc-mipi-csi2-host 4ae00000.csi: DWC CSI2 INT_MSK_PHY_FATAL: 0x3 dwc-mipi-csi2-host 4ae00000.csi: DWC CSI2 INT_MSK_PKT_FATAL: 0x3 dwc-mipi-csi2-host 4ae00000.csi: DWC CSI2 INT_MSK_PHY: 0x3 dwc-mipi-csi2-host 4ae00000.csi: DWC CSI2 INT_MSK_IPI_FATAL: 0x7f dwc-mipi-csi2-host 4ae00000.csi: DWC CSI2 INT_MSK_BNDRY_FRAME_FATAL: 0x0 dwc-mipi-csi2-host 4ae00000.csi: DWC CSI2 INT_MSK_SEQ_FRAME_FATAL: 0x0 dwc-mipi-csi2-host 4ae00000.csi: DWC CSI2 INT_MSK_DATA_ID: 0x0 dwc-mipi-csi2-host 4ae00000.csi: gasket: CAMERA MUX: 0x10150 dwc-mipi-csi2-host 4ae00000.csi: gasket: CSI REG: 0x22c1c dwc-mipi-csi2-host 4ae00000.csi: gasket: MIPI -> ISI pixel ctrl: 0xe07 dwc-mipi-csi2-host 4ae00000.csi: gasket: MIPI -> ISI pixel cnt: 0x0 dwc-mipi-csi2-host 4ae00000.csi: gasket: MIPI -> ISI line cnt: 0x0 ~# /unit_tests/memtool 4ae00140 1 E Reading 0x1 count starting at address 0x4AE00140 0x4AE00140: 00000020 # cat /sys/kernel/debug/clk/cam_pix_root/clk_rate 300000000 从上述结果可以看出 1。设置了 INT_ST_IPI_FATAL,显示触发了致命的 IPI 中断。 2.IPI 中断状态寄存器显示 FIFO 已满(数据溢出导致数据丢失) 结果是否表明像素时钟不够快?但我已经设置得非常高了(300000000) /*************************************************************************************** * camera - CSI@4ae00000 - topaz2m: 0x10@I2C2@44350000 * 1. power pin: OSM U6 P0_7 * 2. reset pin: OSM U6 P0_6 * 3. bus-type: 4 (MEDIA_BUS_TYPE_CSI2_DPHY) * 4. cfg-clk-range: 28 (24M) https://community.nxp.com/t5/i-MX-Processors-Knowledge-Base/ov5640-support-on-i-mx93-with-6-12-20-bsp/ta-p/2129317 * 5. hs-clk-range: 0x2b (1500M, imx93 RM page 4542) * 6. data-lanes: 2 **************************************************************************************/ set_node_property(&mipi_csi_ep, remote-endpoint, <&edp_from_mipi_csi_topaz2m>); set_node_property(&mipi_csi_ep, hs-clk-range, <0x2c>); set_node_property(&mipi_csi, assigned-clock-rates, comma(<300000000>, <24000000>)); &lpi2c2 { topaz2m_csi0: topaz2m@10 { compatible = "teledyne,topaz2m"; reg = <0x10>; lid-gpio = <&gpioex_osm_u6 7 GPIO_ACTIVE_HIGH>; pwdn-gpio = <&gpioex_osm_u6 6 GPIO_ACTIVE_HIGH>; csi_id = <0>; mclk = <24000000>; port { edp_from_mipi_csi_topaz2m: endpoint { remote-endpoint = <&mipi_csi_ep>; }; }; }; }; 您是否可以提供一些建议,以便我下一步的行程? 顺祝商祺! Johnson Linux 多媒体 Re: camera on imx93 board 你好@joanxie、 内核版本为 6.6.52。 在上一篇文章中,我已经分享了相关的 dts。总之,我在这里再次分享。 #include "imx93-11x11-evk.dts" #define set_node_property(n, p, v) n { p = v ; } /*************************************************************************************** * camera - CSI@4ae00000 - topaz2m: 0x10@I2C2@44350000 * 1. power pin: OSM U6 P0_7 * 2. reset pin: OSM U6 P0_6 * 3. bus-type: 4 (MEDIA_BUS_TYPE_CSI2_DPHY) * 4. cfg-clk-range: 28 (24M) https://community.nxp.com/t5/i-MX-Processors-Knowledge-Base/ov5640-support-on-i-mx93-with-6-12-20-bsp/ta-p/2129317 * 5. hs-clk-range: 0x2b (1500M, imx93 RM page 4542) * 6. data-lanes: 2 **************************************************************************************/ set_node_property(&mipi_csi_ep, remote-endpoint, <&edp_from_mipi_csi_topaz2m>); set_node_property(&mipi_csi_ep, hs-clk-range, <0x2c>); set_node_property(&mipi_csi, assigned-clock-rates, comma(<300000000>, <24000000>)); &lpi2c2 { topaz2m_csi0: topaz2m@10 { compatible = "teledyne,topaz2m"; reg = <0x10>; lid-gpio = <&gpioex_osm_u6 7 GPIO_ACTIVE_HIGH>; pwdn-gpio = <&gpioex_osm_u6 6 GPIO_ACTIVE_HIGH>; csi_id = <0>; mclk = <24000000>; port { edp_from_mipi_csi_topaz2m: endpoint { remote-endpoint = <&mipi_csi_ep>; }; }; }; }; 此外,CSI/ISI 驱动程序也有一些补丁。我为 imx93 添加了 CSI 补丁,在 imx8mp 上也使用了 ISI 补丁,并验证了其有效性。 diff --git a/drivers/staging/media/imx/dwc-mipi-csi2.c b/drivers/staging/media/imx/dwc-mipi-csi2.c index 8a24b0231596..4a29d422d1f1 100644 --- a/drivers/staging/media/imx/dwc-mipi-csi2.c +++ b/drivers/staging/media/imx/dwc-mipi-csi2.c @@ -33,12 +33,12 @@ #include #include #include - +#undef dev_dbg /* * DWC MIPI CSI2 Host registers */ #define DWC_MIPI_CSI2_VERSION 0x0 - +#define dev_dbg dev_info #define DWC_MIPI_CSI2_N_LANES 0x4 #define DWC_MIPI_CSI2_N_LANES_N_LANES(x) ((x) & 0x7) @@ -401,6 +401,12 @@ static const struct csi2h_pix_format dwc_csi2h_formats[] = { }, { .code = MEDIA_BUS_FMT_SBGGR12_1X12, .fmt_reg = 0x2C, + }, { + .code = MEDIA_BUS_FMT_Y8_1X8, + .fmt_reg = 0x2A, + }, { + .code = MEDIA_BUS_FMT_Y10_1X10, + .fmt_reg = 0x2B, }, { /* sentinel */ } @@ -702,12 +708,14 @@ static void disp_mix_gasket_config(struct dwc_mipi_csi2_host *csi2h) fmt_val = DT_YUV422_8; break; case MEDIA_BUS_FMT_SBGGR8_1X8: + case MEDIA_BUS_FMT_Y8_1X8: fmt_val = DT_RAW8; break; case MEDIA_BUS_FMT_SBGGR10_1X10: case MEDIA_BUS_FMT_SGBRG10_1X10: case MEDIA_BUS_FMT_SGRBG10_1X10: case MEDIA_BUS_FMT_SRGGB10_1X10: + case MEDIA_BUS_FMT_Y10_1X10: fmt_val = DT_RAW10; break; case MEDIA_BUS_FMT_SBGGR12_1X12: diff --git a/drivers/staging/media/imx/imx8-isi-cap.c b/drivers/staging/media/imx/imx8-isi-cap.c index c3d6bbeed6a2..ddcac91c84e2 100644 --- a/drivers/staging/media/imx/imx8-isi-cap.c +++ b/drivers/staging/media/imx/imx8-isi-cap.c @@ -54,7 +54,19 @@ struct mxc_isi_fmt mxc_isi_src_formats[] = { .memplanes = 1, .colplanes = 1, .align = 2, - } + }, { + .name = "Grey8 (Y8)", + .fourcc = V4L2_PIX_FMT_GREY, + .depth = { 8 }, + .memplanes = 1, + .colplanes = 1, + }, { + .name = "Grey10 (Y10)", + .fourcc = V4L2_PIX_FMT_Y10, + .depth = { 16 }, + .memplanes = 1, + .colplanes = 1, + }, }; struct mxc_isi_fmt *mxc_isi_get_format(unsigned int index) @@ -100,6 +112,10 @@ struct mxc_isi_fmt *mxc_isi_get_src_fmt(struct v4l2_subdev_format *sd_fmt) sd_fmt->format.code == MEDIA_BUS_FMT_UYVY8_1X16|| sd_fmt->format.code == MEDIA_BUS_FMT_YUYV8_2X8) index = 1; + else if (sd_fmt->format.code == MEDIA_BUS_FMT_Y8_1X8) + index = 2; + else if (sd_fmt->format.code == MEDIA_BUS_FMT_Y10_1X10) + index = 3; else index = 0; return &mxc_isi_src_formats[index]; @@ -752,7 +768,7 @@ static int mxc_isi_capture_release(struct file *file) struct vb2_queue *q = vdev->queue; int ret = -1; - if (!isi_cap->is_link_setup) + if (!isi_cap->is_link_setup || atomic_read(&mxc_isi->usage_count) == 0) return 0; if (isi_cap->is_streaming[isi_cap->id]) @@ -961,6 +977,10 @@ static int mxc_isi_source_fmt_init(struct mxc_isi_cap_dev *isi_cap) src_fmt.pad = source_pad->index; src_fmt.which = V4L2_SUBDEV_FORMAT_ACTIVE; src_fmt.format.code = MEDIA_BUS_FMT_UYVY8_1X16; + bool is_rgb(u32 pix_fmt); + bool is_yuv(u32 pix_fmt); + if (!is_rgb(dst_f->fmt->fourcc) && !is_yuv(dst_f->fmt->fourcc)) + src_fmt.format.code = dst_f->fmt->mbus_code; src_fmt.format.width = dst_f->width; src_fmt.format.height = dst_f->height; ret = v4l2_subdev_call(src_sd, pad, set_fmt, NULL, &src_fmt); @@ -1693,6 +1713,7 @@ static int mxc_isi_register_cap_device(struct mxc_isi_cap_dev *isi_cap, goto err_ctrl_free; vdev->ctrl_handler = &isi_cap->ctrls.handler; + v4l2_dev->ctrl_handler = &isi_cap->ctrls.handler; v4l2_info(v4l2_dev, "Registered %s as /dev/%s\n", vdev->name, video_device_node_name(vdev)); @@ -1924,3 +1945,9 @@ MODULE_DESCRIPTION("IMX8 Image Sensor Interface Capture driver"); MODULE_LICENSE("GPL"); MODULE_ALIAS("ISI Capture"); MODULE_VERSION("1.0"); + +// patch +// line 57-69: mxc_isi_src_formats[], add 2 formats for topaz2m camera +// line 115-118: mxc_isi_get_src_fmt(), add supporting 2 formats for topaz2m camera +// line 980-983: mxc_isi_source_fmt_init(), supporting get format from mbus_code +// line 1716: mxc_isi_register_cap_device(), pass ctrl handler to v4l2_dev diff --git a/drivers/staging/media/imx/imx8-isi-fmt.c b/drivers/staging/media/imx/imx8-isi-fmt.c index db11c809a3d3..16a6317b87e2 100644 --- a/drivers/staging/media/imx/imx8-isi-fmt.c +++ b/drivers/staging/media/imx/imx8-isi-fmt.c @@ -97,7 +97,26 @@ struct mxc_isi_fmt mxc_isi_out_formats[] = { .colplanes = 1, .align = 2, .mbus_code = MEDIA_BUS_FMT_RGB888_1X24, - } + }, { + .name = "Grey8 (Y8)", + .fourcc = V4L2_PIX_FMT_GREY, + .depth = { 8 }, + .color = MXC_ISI_OUT_FMT_RAW8, + .memplanes = 1, + .colplanes = 1, + .mbus_code = MEDIA_BUS_FMT_Y8_1X8, + }, { + .name = "Grey10 (Y10)", + .fourcc = V4L2_PIX_FMT_Y10, + .depth = { 16 }, + .color = MXC_ISI_OUT_FMT_RAW10, + .memplanes = 1, + .colplanes = 1, + .mbus_code = MEDIA_BUS_FMT_Y10_1X10, + }, }; size_t mxc_isi_out_formats_size = ARRAY_SIZE(mxc_isi_out_formats); + +// patch +// line 100-116: mxc_isi_out_formats[], add 2 formats for topaz2m camera diff --git a/drivers/staging/media/imx/imx8-isi-hw.c b/drivers/staging/media/imx/imx8-isi-hw.c index f3b2b98798be..cee34d389309 100644 --- a/drivers/staging/media/imx/imx8-isi-hw.c +++ b/drivers/staging/media/imx/imx8-isi-hw.c @@ -103,7 +103,7 @@ static void printk_pixelformat(char *prefix, int val) (val >> 24) & 0xff); } -static bool is_rgb(u32 pix_fmt) +bool is_rgb(u32 pix_fmt) { if ((pix_fmt == V4L2_PIX_FMT_RGB565) || (pix_fmt == V4L2_PIX_FMT_RGB24) || @@ -120,7 +120,7 @@ static bool is_rgb(u32 pix_fmt) return false; } -static bool is_yuv(u32 pix_fmt) +bool is_yuv(u32 pix_fmt) { if ((pix_fmt == V4L2_PIX_FMT_YUYV) || (pix_fmt == V4L2_PIX_FMT_YUV32) || @@ -812,3 +812,7 @@ void mxc_isi_m2m_start_read(struct mxc_isi_dev *mxc_isi) writel(val, mxc_isi->regs + CHNL_MEM_RD_CTRL); } EXPORT_SYMBOL_GPL(mxc_isi_m2m_start_read); + +// patch +// line 106: is_rgb() discard static declaration so can used outside. +// line 123: is_yuv() discard static declaration so can used outside. 顺祝商祺! Johnson Re: camera on imx93 board 你介意和我分享 dts 文件吗?让我仔细检查一下,你使用的是什么版本的 bsp? Re: camera on imx93 board 抱歉,社区出了点问题,我错过了消息,你们能解决这个问题吗? Re: camera on imx93 board 你好@joanxie、 还没有。 视情况而定,我只有摄像机的数据表,没有摄像机的参考手册,也没有用于测量车道实际频率的高速示波器。根据数据表,车道速度为 1.2G。因此,在 2 条通道和 RAW8 的情况下,像素速度可能为 1.2G x 2 / 8 = 300M,对吗? 如果是这样,我需要如何配置 CSI/ISP 时钟才能避免 FIFO 溢出? 顺祝商祺! 约翰逊 Re: camera on imx93 board @joanxie : 1. 我已经通过启用 ppi_pg_enable 使 CSI 测试模式正常工作。预览时,我看到了垂直测试图案。 2. 现在我遇到的情况是,当我使用 topaz2m 相机预览时,我用 v4l2-ctl 导出的所有数据都是 0。 以下是转储数据时转储的一些重要寄存器值,未发现任何错误或致命错误。请注意,该相机运行在 imx8mp 平台上。 首次寄存器转储: INT_ST_MAIN:4ae0000c 0x00000000 PHY_RX:4ae00048 0x00010000 PHY_STOPSTATE:4ae0004c 0x00010003 像素计数:4ac10044 0x000000C1 CHNL_OUT_BUF1_ADDR_Y: 4ae40070 0xB3200000 CHNL_OUT_BUF2_ADDR_Y: 4ae4008c 0xB2C00000 第二个寄存器转储: INT_ST_MAIN:4ae0000c 0x00000000 PHY_RX:4ae00048 0x00030000 PHY_STOPSTATE:4ae0004c 0x00000000 像素计数:4ac10044 0x00000131 CHNL_OUT_BUF1_ADDR_Y: 4ae40070 0xB3F00000 CHNL_OUT_BUF2_ADDR_Y: 4ae4008c 0xB2C00000 你知道为什么所有数据 ISI 输出都是 0xff 吗?是不是我漏掉了什么? 顺祝商祺! Johnson
View full article
mcxn947 加密区域可以指定范围么,程序内部如何访问flash加密区 Can encryption and signing be applied to a specified range of flash space? How does the program's own read/write behavior within the encrypted flash region differ from before (is the data read back ciphertext? is the data written plaintext?)? During OTA upgrades, how can the architecture be made to match the chip's encryption/decryption without conflicts? Re: mcxn947 加密区域可以指定范围么,程序内部如何访问flash加密区 Hello, To be clear first: once encryption is enabled, when a program running on the chip writes to flash, the data it writes is plaintext, but what is ultimately stored in flash is ciphertext; when the ciphertext in flash is read by a program running on the chip, it comes out as plaintext. Correct Based on above viewpoint : Then, the SB file read by your Secure Provisioning software is ciphertext, and what is sent over serial ISP to the chip’s factory ISP ROM bootloader must also be ciphertext (otherwise there would be a logical flaw). The factory ISP ROM bootloader decrypts the ciphertext received over serial into plaintext, and then writes the plaintext data into flash, but ultimately the data stored in flash is encrypted again, becoming ciphertext. In other words, during ISP programming, the factory ISP ROM bootloader first decrypts and then encrypts, going through a decrypt-then-encrypt round trip. Let me put more light into this: yes SB file is encrypted and must be decrypted by ROM before writing to Flash. But SB file is encrypted completely independently, to protect the firmware between the OEM and manufacturing facility. Programming flash, either internal or external, is different story and either is not used at all or is used with different algorithm, initial vector, etc. Regards, Libor Re: mcxn947 加密区域可以指定范围么,程序内部如何访问flash加密区 To be clear first: once encryption is enabled, when a program running on the chip writes to flash, the data it writes is plaintext, but what is ultimately stored in flash is ciphertext; when the ciphertext in flash is read by a program running on the chip, it comes out as plaintext.   Based on above  viewpoint : Then, the SB file read by your Secure Provisioning software is ciphertext, and what is sent over serial ISP to the chip’s factory ISP ROM bootloader must also be ciphertext (otherwise there would be a logical flaw). The factory ISP ROM bootloader decrypts the ciphertext received over serial into plaintext, and then writes the plaintext data into flash, but ultimately the data stored in flash is encrypted again, becoming ciphertext. In other words, during ISP programming, the factory ISP ROM bootloader first decrypts and then encrypts, going through a decrypt-then-encrypt round trip.                           Re: mcxn947 加密区域可以指定范围么,程序内部如何访问flash加密区 Hi, For MCXN devices: Can encryption and signing be applied to a specified range of flash space? SEC tool: - signs whole application - encryption region is configured once in the product lifetime, you need to make a reserve for future updates (increased size of app) How does the program's own read/write behavior within the encrypted flash region differ from before (is the data read back ciphertext? is the data written plaintext?)? Encryption/decryption is on-the-fly. App reading from flash does not need to care, it is transparent. About writing to encrypted flash region from the application itself, you need to investigate, I'm not sure if there are any caveats. During OTA upgrades, how can the architecture be made to match the chip's encryption/decryption without conflicts? As mentioned above, you need to specify reasonable size of memory region for encryption. If you application exceeds the encrypted region, OTA will work, only the part of the app that will be outside of encrypted area will still work, only your IP won't be protected by the encryption. Regards, Libor
View full article
Re: S32G274A LLCE CAN 当前自研板运行在多核模式下,1个A53核是用来和其他设备网络通信任务的,还有几个A53跑的是一些总线通信的驱动,每个类型的总线单独使用一个A53核。现在出现了一个问题是当前给LLCE CAN配置的恢复操作是设置LLCE CAN的模式先stop再start,在实际运行的场景大部分可以恢复通信的,但是有的时候会频繁的执行总线恢复以至于到影响其他的A53正常运行(网络通信任务中断)。想问的是LLCE CAN有那些方法可以总线恢复,还有是为什么LLCE CAN已经单独放置一个核运行还会影响到其他的核。以下是版本信息:S32G_LLCE_1_0_9;SW32G_RTD_4.4_4.0.2_P04_D2312 Re: S32G274A LLCE CAN Hello, @JACK_Q  您好 麻烦您详细介绍一下您的软硬件测试环境: 1. 在您的系统中,是M核和A核端同时使用吗?M7核运行什么任务?基于哪些软件包? 2. A53端从您的描述来看,每个核都有自己的任务,请问是运行的什么软件?是否是Linux BSP? BR Chenyin
View full article
mcxn947加密区域可以指定范围,程序内部如何访问flash加密区域 能否对指定范围的闪存空间进行加密和签名? 程序在加密闪存区域内的读/写行为与之前有何不同(读取回的数据是密文吗?写入的数据是明文吗?)? 在 OTA 升级过程中,如何使架构与芯片的加密/解密相匹配而不发生冲突? Re: mcxn947 加密区域可以指定范围么,程序内部如何访问flash加密区 你好, 首先要明确一点:一旦启用加密,当芯片上运行的程序向闪存写入数据时,写入的数据是明文,但最终存储在闪存中的是密文;当芯片上运行的程序读取闪存中的密文时,读取出来的却是明文。 正常 基于以上观点: 然后,您的安全配置软件读取的 SB 文件是密文,通过串行 ISP 发送到芯片的工厂 ISP ROM 引导加载程序的内容也必须是密文(否则就会出现逻辑缺陷)。工厂 ISP ROM 引导加载程序将通过串口接收的密文解密为明文,然后将明文数据写入闪存,但最终存储在闪存中的数据又会被加密,变成密文。 换句话说,在 ISP 编程期间,工厂 ISP ROM 引导加载程序首先进行解密,然后再进行加密,经历一个解密再加密的往返过程。 让我再详细解释一下: 是的,SB 文件已加密,必须先由 ROM 解密才能写入 Flash。但SB文件是完全独立加密的,以保护OEM厂商和制造工厂之间的固件安全。 对闪存(无论是内部闪存还是外部闪存)进行编程是另一回事,要么根本不使用闪存,要么使用不同的算法、初始向量等。 此致, 伦敦银行间同业拆借利率 (Libor) Re: mcxn947 加密区域可以指定范围么,程序内部如何访问flash加密区 首先要明确一点:一旦启用加密,当芯片上运行的程序向闪存写入数据时,写入的数据是明文,但最终存储在闪存中的是密文;当芯片上运行的程序读取闪存中的密文时,读取出来的却是明文。   基于以上观点: 然后,您的安全配置软件读取的 SB 文件是密文,通过串行 ISP 发送到芯片的工厂 ISP ROM 引导加载程序的内容也必须是密文(否则就会出现逻辑缺陷)。工厂 ISP ROM 引导加载程序将通过串口接收的密文解密为明文,然后将明文数据写入闪存,但最终存储在闪存中的数据又会被加密,变成密文。 换句话说,在 ISP 编程期间,工厂 ISP ROM 引导加载程序首先进行解密,然后再进行加密,经历一个解密再加密的往返过程。                           Re: mcxn947 加密区域可以指定范围么,程序内部如何访问flash加密区 您好, 对于 MCXN 设备: 能否对指定范围的闪存空间进行加密和签名? 高效密码学标准\(SEC\)工具: - 签署整个申请 - 加密区域在产品生命周期内只需配置一次,您需要预留空间以备将来更新(应用程序体积增大)之需。 程序在加密闪存区域内的读/写行为与之前有何不同(读取回的数据是密文吗?写入的数据是明文吗?)? 加密/解密是即时进行的。应用程序从闪存读取数据无需关心,它是透明的。关于从应用程序本身写入加密闪存区域的问题,你需要进行调查,我不确定是否存在任何注意事项。 在 OTA 升级过程中,如何使架构与芯片的加密/解密相匹配而不发生冲突? 如上所述,您需要指定合理大小的加密内存区域。如果您的应用程序超出加密区域,OTA 更新仍可运行,但只有应用程序超出加密区域的部分仍可运行,您的 IP 地址将不再受加密保护。 此致, 伦敦银行间同业拆借利率 (Libor)
View full article
S32K1_S32M24X 和 S32K1 RTD 封装有什么区别? 我正在为S32K116进行开发。 我在检查 S32DS 扩展和更新时注意到,我安装了两个 S32K1 软件包: “S32K1_S32M24X 实时驱动程序 AUTOSAR R21-11 版本 3.0.0”QLP06” 和 S32K1 实时驱动程序 AUTOSAR R21-11 版本 3.0.0QLP06“ 两者之间有什么区别? 如果他们也对我的情况这样做,我应该保留哪个/卸载哪个? 我尝试移除其中一个(S32K1),但之后我的项目就无法加载它们的 .mex 文件了。文件不再存在。 Re: Difference between S32K1_S32M24X and S32K1 RTD packages? 嗨@daniel_meier 虽然这些软件包看起来可能很相似,但它们彼此之间以及与 S32DS 之间存在依赖关系,因此不应被视为可以彼此独立使用的独立组件。 因此,我们建议重新安装该软件包,并保持两个软件包都已安装,以确保项目功能正常。 BR,VaneB
View full article