Multi Source Translation Content

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

Multi Source Translation Content

ディスカッション

ソート順:
对于 S32K388,如何实现 320 MHz 的最大工作频率? 对于 S32K388, 配置 CM7_CORE_CLK = 320 MHz,Core_CLK 为 160 MHz。 这些时钟是什么?Core 使用的是哪个时钟频率?(CM7_CORE_CLOCK 或 Core_Clock) 另一个频率是在哪里使用的? 如果我们用这种配置测量周期时间,我们会得到的频率是多少? 要达到 320 MHz 的最大工作频率,需要进行哪些设置? Re: FOR S32K388, how to achieve maximum operational frequency of 320 Mhz? 你好@Sambasiva , 请参考图 11。框图 – S32K3xx RM 中的 S32K389,修订版。12、2025-11-11。 CORE_CLK 是系统时钟。 CM7_CORE_CLK 是 CM7 内核的时钟。 所有时钟必须按照表 153 进行精确配置。选项 A++ - 超高性能模式(CM7_CORE_CLK @ 320 MHz)(适用于 S32K388/S32K389)。 此致, 丹尼尔 Re: FOR S32K388, how to achieve maximum operational frequency of 320 Mhz? 谢谢你提供的详细信息。 设置好时钟后,为了验证外设寄存器的时钟,我只能看到用作输入的源信号和用于导出时钟的分频器值。 另外,我看到了 MCU_GetClockFrequency() 整数接口,我可以用它直接测量时钟频率吗?MCU初始化之后呢? 请问有什么方法可以查看核心时钟和系统时钟的准确配置值? Re: FOR S32K388, how to achieve maximum operational frequency of 320 Mhz? 你好@Sambasiva , API Mcu_GetClockFrequency() 并不测量时钟频率。它只是返回一个根据配置的时钟设置计算出的频率值。 要高精度地验证实际时钟频率,请使用 CLKOUT 函数并直接测量输出信号。 BR,丹尼尔
記事全体を表示
i.MX93 SAI1 TX FIFO 错误 平台 板:i.MX93 EVK;/sys/devices/soc0/soc_id=i.MX93 /sys/devices/soc0/revision=1.1。代码包,软件包标记/掩膜尚未记录。 Linux:6.12.20-lts-next-gdfaf2136deb2PREEMPT,A55。 SAI1 在 0x443b0000,TX 通过 44000000.dma-controller-CH21。 SAI1 串行根:来自 VIDEO_PLL 的 40 MHz;40 MHz BCLK,1.25 MHz 帧速率。 SAI3/WM8962 属于 Linux 所有,在以下复现过程中处于空闲状态。 LMX2571 I2S FSK 接收器:活动插槽中为有符号 16 位代码,其他插槽中为零。 常量码 +8500 产生预期的 +17 kHz 射频偏移。 最小 Linux 复现环境(M33 remoteproc 离线) 自定义 DTB 将 SAI1 公开为 ALSA 播放设备;SAI1 PCM 卡 0。 静态 ALSA PCM:硬件:0,0,S16_LE,2 通道,1,250,000 帧/秒; 周期 2,400 帧,缓冲区 19,200 帧。没有高斯滤波器或其他 实时波形生成。TX FIFO深度32字,TX DMA突发8字 先进先出水印 24。静态数据:槽位 0=8500,槽位 1=0。 命令:python3 /root/cp7g_static_playback.py --设备 hw:0,0 --seconds 600 最新结果:在 599.958 秒内写入了 750,000,000 帧,ALSA xruns=0。 SAI1 FEF IRQ 诊断:1 次事件,2.685 毫秒内发生 9 次 IRQ 条目。 首次观测到单调运行时间约为 675.892537 秒,大约 播放停止前 7.16 秒;不是流结束排水事件。 首次中断请求检测(时序在硬件 FEF 断言之后) TCSR=0x90150c01;连续读取时间=41 ns;处理程序在第一次读取之前工作 TCSR 读取=209 ns;第一个 TCSR regmap 读取=120,607 ns(返回 0)。 FEF W1C regmap write=241,007 ns (返回 0),在详细快照之前。 Post-ACK TFR0=0x00020001,读取=242,799 ns。 ACK后eDMA CH21首次原始寄存器读取=241,423纳秒;CH21总计 快照时间=487,722 ns。CH_CSR=0x80000005,CH_ES=0x00000000, CH_INT=0x00000000,CH_SBR=0x00208003,CH_PRI=0x00000000。 TFR0 和 CH21 值是在确认之后而非确认时采集的。 初步 FEF 断言。长时间的读取/写入操作无法证明它们 导致了最初的FIFO错误;CH_ES=0仅表示没有通道错误。 采样时锁定。尽管 ALSA xruns=0,但 FEF 仍然是一个硬件事件。 独立简化固件复制 Linux 系统启动且 ALSA 捕获空闲时,M33 代码驱动了同一个 SAI1 TX。 使用单个自链接 eDMA CH21 TCD,恒定 +8500 / 零槽, 没有主循环回调,没有前台缓冲区填充,没有高斯滤波器。 40 MHz BCLK,FIFO 深度 32,水位线 24,DMA 次循环 16 字节, 它在 SAI1 FEF 上停留了 216 秒(Rev R)。在 FEF 故障后的快照中, CH21_ES=0 和 DMA 全局 ES=0;TCD 仍然是自链接的。类似的故障也曾发生。 在后续的优先和内部 BCLK 试验中。半速试验也失败了。 因此,既不需要Python也不需要M33波形计算/填充。 重现间歇性 SAI1 FEF。Linux 系统下播放也失败了。 M33离线。探针负载和外部导线长度的变化并未消除 问题。 补充观察 运行在 burst-4 / watermark-28 Linux 系统上的一个 FEF 事件大约在 uptime 时发生。 单独启动时耗时 676.889 秒;最近一次 burst-8 故障发生在 675.893 秒。 在最近一次启动过程中,系统日志搜索大约在 670–682 秒处,未发现任何内容。 已记录的活动。相似的正常运行时间仅供参考,并不能证明存在定时器。 向恩智浦提出的问题 1.是否存在已知的 i.MX93 rev 1.1 掩模勘误或低功耗/互连相关问题? 可能延迟 SAI1 和 eDMA CH21 寄存器访问和/或 DMA 的条件 在SAI1 TX及其时钟启用期间,服务时间为100-250微秒? 2. 哪些硬件状态、时钟门控、互连或 eDMA 走线可以 在 FEF 之前,找出第一个被遗漏的 SAI1 FIFO 服务请求? 3. SAI1 TX FEF 是否指示除实际先进先出 (FIFO) 之外的任何其他情况? 在这种异步主配置中是否存在欠载现象? 4. 是否有关于 SAI1/eDMA 突发、水印或时钟限制的文档记录? i.MX93 上是否支持连续 40 MHz BCLK / 1.25 MHz 立体声帧输出? 可以提供自定义 DTB、Linux fsl_sai.c/h变化和静态播放 脚本、M33 自链接 TCD 源、完整启动时钟树和示波器/射频数据。 音频(PDM | I2S | SAI) Re: i.MX93 SAI1 TX FIFO errors 你好, 很抱歉回复晚了,请注意,由于中国假期期间网络带宽有限,回复可能会有所延迟。感谢您的理解。 1. 不,没有勘误表描述了您在设计中看到的行为。 2. TCSR[FEF] 表示已启用的发送 FIFO 出现欠载错误,但它无法确定原因是否是丢失了 DMA 请求。 3. 不,只是先进先出 (FIFO) 不足。 4. 此配置符合 SAI 交换规范。请分享您所做的修改,以便我们检查是否存在任何可能导致此行为的明显问题。请注意,我们不会验证驱动程序的修改。 顺祝商祺!
記事全体を表示
S32 Design Studio License Problem Hello. I recently changed my laptop and reinstalled S32 Design Studio on the new machine. However, I am encountering a license activation error — the software is unable to activate because the license is still bound to my previous laptop. I attempted to return the license through the NXP License Manager, but received a message stating that the license return is not possible. Could you please help me deactivate/release the license from my old machine so that I can activate it on my new laptop?(my license key is 81B8-B707-440D-FE7C) Thank you for your assistance. Re: S32 Design Studio License Problem Hi,  the number of available licenses has been increased.  Re: S32 Design Studio License Problem Hello. I am in the same situation. I am unable to return the license in order to install S32 DS on another machine. Could you please assist?
記事全体を表示
S32K142EVB-Q100 评估板及 S32 Design Studio 3.6.11 我在使用 S32 Design Studio 3.6.11 时,使用 S32K142EVB-Q100 评估板时遇到问题。 我使用S32DS 扩展和更新安装了S32K1xx 开发包和S32K1_S32M24X 实时驱动程序 AUTOSAR R21-11 版本 3.0.0 QLP07 我的问题是,当我使用 S32K142 创建一个新项目时,我无法使用 S32 配置工具,它提示没有数据。我无法配置引脚或其他任何东西。 我该如何开始进行这套设置?   Re: S32K142EVB-Q100 evaluation board with S32 Design Studio 3.6.11 您好, SW32K1_S32M24x_RTD_R21-11_3.0.0_QLP07_D2606 仅包含少量驱动程序插件,请参阅软件包版本说明。 首先安装 S32K1_S32M24X 实时驱动程序 AUTOSAR R21-11 版本 3.0.0QLP06 (SW32K1_S32M24x_RTD_R21-11_3.0.0_QLP06_D2603_DesignStudio_updatesite.zip),然后安装 S32K1_S32M24x 实时驱动程序 AUTOSAR R21-11 版本 3.0.0如果需要的话,请使用QLP07。 创建新项目时,也别忘了选择 GCC v10.2 工具链。如果您的 S32DS 中尚未安装此功能,请通过扩展和更新添加它。   BR,彼得 Re: S32K142EVB-Q100 evaluation board with S32 Design Studio 3.6.11 谢谢,这招管用!
記事全体を表示
i.MX 95 NPU Hi NXP Team, We are evaluating the i.MX 95 for an edge-AI application and would like to clarify the actual NPU performance and benchmarking information. According to the latest i.MX 95 Industrial Data Sheet  the Neural Processing Unit (NPU) is specified as: 8 eTOPS at 1 GHz, NPU can operate at 800 MHz for reduced power consumption,1 MB embedded SRAM within the NPU. However, the i.MX 95 Reference Manual  appear to indicate an NPU performance of up to 2 TOPS. Could NXP please clarify the following: 1) What is the reason for the difference between the 8 eTOPS specified in the latest data sheet and the 2 TOPS mentioned in the Reference Manual  documentation? (is it per core performance since it has 4 neutron ) https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/IMX95XEC.pdf https://www.nxp.com/docs/en/reference-manual/IMX95RM.pdf 2)Does the 8 eTOPS figure represent the theoretical peak performance of the NPU at 1 GHz? 3)What exactly does "eTOPS" represent in this specification? 4) Is the 8 eTOPS capability available on all i.MX 95 variants, or does it depend on the specific SoC ordering/part number? 5) Is there any difference in NPU configuration between the i.MX 95 variants that could explain the 8 TOPS vs 2 TOPS numbers? 6) Could NXP provide real-world NPU benchmark results rather than only the theoretical TOPS/eTOPS number? 7) Could you also provide a benchmark comparison between the i.MX 95 NPU and the i.MX 8M Plus NPU using the same model, input resolution and precision? For an application where the input is coming from a camera, could NXP provide an end-to-end example showing: Camera → ISP → preprocessing → NPU inference → post-processing and the achievable FPS/latency for a representative object-detection model? 😎 How much of the advertised peak NPU performance can typically be achieved for practical INT8 CNN workloads? 9) Are there any publicly available tools or benchmark suites that NXP recommends for customers to measure NPU performance on the i.MX 95 EVK? Thanks Re: i.MX 95 NPU Hello,  eTOPS and TOPS are measured based on different testing methods. eTOPS is a value calculated based on the imx8mp NPU as a reference. For example, if the imx8mp is 2 TOPS, the imx95 NPU is calculated to be 4 times the performance of the imx8mp NPU, which is 8 eTOPS.    Because of the different architecture of NPUs, using TOPS may not truly reflect its performance, so eTOPS is used instead.   There isn't a direct comparation between the NPU imx8mp/imx95, but this examples may give you an idea NPU not working for iMX95 iMX 8M Machine Learning Demos | NXP Semiconductors   Recommended tools and benchmark :   eIQ AI Toolkit It provides an i.MX 95 workflow for converting quantized TensorFlow Lite models to a Neutron-compatible format and profiling models on the target. eIQ Neutron SDK The Neutron conversion tool converts TFLite models into a Neutron-compatible format and can produce simulated NPU performance statistics during conversion. TensorFlow Lite/LiteRT benchmark_model NXP’s i.MX 95 power-measurement application note uses benchmark_tool with a converted INT8 MobileNet model. This is currently the most appropriate tool for repeatable on-target inference measurements. Neutron profiling
記事全体を表示
S32K142EVB-Q100 evaluation board with S32 Design Studio 3.6.11 I am having trouble using the S32K142EVB-Q100 evaluation board with S32 Design Studio 3.6.11 I used the S32DS Extensions and Updates to install S32K1xx Development Package and S32K1_S32M24X Real-Time Drivers AUTOSAR R21-11 Version 3.0.0 QLP07 My problem is that when I create a new project with S32K142 I cannot use the S32 Configuration Tools it says there is no data. I can't configure the pins or anything. How can I get started with this setup?   Re: S32K142EVB-Q100 evaluation board with S32 Design Studio 3.6.11 Hi, SW32K1_S32M24x_RTD_R21-11_3.0.0_QLP07_D2606 contains only a few Driver Plugins, refer to package Release note. First install S32K1_S32M24X Real-Time Drivers AUTOSAR R21-11 Version 3.0.0 QLP06 (SW32K1_S32M24x_RTD_R21-11_3.0.0_QLP06_D2603_DesignStudio_updatesite.zip), and then install S32K1_S32M24x Real-Time Drivers AUTOSAR R21-11 Version 3.0.0 QLP07 if needed it. Also don't forget to select GCC v10.2 toolchain when creating new Project. If this is not installed in your S32DS add it as well through Extension&Updates.   BR, Petr Re: S32K142EVB-Q100 evaluation board with S32 Design Studio 3.6.11 Thanks, that did the trick!
記事全体を表示
FOR S32K388, how to achieve maximum operational frequency of 320 Mhz? FOR S32K388, Configured CM7_CORE_CLK = 320 MHz and Core_CLK is 160 Mhz. What are these clocks and which clock frequency is used for Core?,  (CM7_CORE_CLOCK or Core_Clock) Where is the other frequency is used?  if we measure the cycle time with this configuration what is the frequency we will get? What are the settings required for maximum operational frequency of 320 MHz? Re: FOR S32K388, how to achieve maximum operational frequency of 320 Mhz? Hello @Sambasiva, Refer to Figure 11. Block diagram – S32K389 in S32K3xx RM, Rev. 12, 2025-11-11. CORE_CLK is the system clock. While CM7_CORE_CLK is the clock of the CM7 cores. All the clocks must be configured precisely according to Table 153. Option A++ - Very High Performance mode (CM7_CORE_CLK @ 320 MHz) (For S32K388/S32K389). Regards, Daniel Re: FOR S32K388, how to achieve maximum operational frequency of 320 Mhz? Thanks for the Details. After setting the clock, For verifying the clock for the Peripheral registers i could able to See only the Source used as input and the Divider value for deriving the Clock. Also, I have seen Mcu_GetClockFrequency() Integrface, With this can i able to measure the Clock directly?  After Mcu initialization? Could you please suggest the mechanism to check the exact clock configured for Core and System clocks.  Re: FOR S32K388, how to achieve maximum operational frequency of 320 Mhz? Hello @Sambasiva, The API Mcu_GetClockFrequency() does not measure the clock frequency. It simply returns a frequency value calculated from the configured clock settings. To verify the actual clock frequency with high accuracy, use the CLKOUT function and measure the output signal directly. BR, Daniel
記事全体を表示
PREEMPT_RT on Linux QoriQ Hi, we are currently using the NXP QorIQ Linux kernel from the linux-6.12-rt branch, but we would like to move to a newer kernel version, possibly Linux 6.18. I have a few questions regarding the RT kernel support and branch strategy: What exactly is the difference between linux-6.12-rt and lf-6.12.y? Is a separate linux-6.18-rt branch planned, similarly to linux-6.12-rt? If not, is lf-6.18.y intended to be used directly with CONFIG_PREEMPT_RT=y? My understanding is that linux-6.12-rt contains additional PREEMPT_RT-related changes compared to lf-6.12.y. However, starting with Linux 6.12, the core PREEMPT_RT support has been merged into the upstream kernel: https://kernel-internals.org/locking/preempt-rt/ At the same time, I can see that RT-specific development and stable RT patch releases still continue separately upstream. Given this, I would like to understand how this is handled in the newer NXP QorIQ releases. For Linux 6.18, should we simply use the lf-6.18.y branch with CONFIG_PREEMPT_RT=y, with all NXP-specific changes required for PREEMPT_RT already included there? Or is a separate QorIQ RT branch/release still planned, containing additional RT patches on top of lf-6.18.y? If no separate RT branch is planned, are there any additional RT patches that NXP recommends applying on top of lf-6.18.y? Re: PREEMPT_RT on Linux QoriQ Hello, For QorIQ/Layerscape, do not assume that lf-6.18.y plus CONFIG_PREEMPT_RT=y is equivalent to NXP’s supported RT release. NXP’s current Real-Time Edge material shows Linux PREEMPT_RT 6.18 releases based on LF 6.18, while internal development tracks a separate downstream RT patch stack. Use the matching NXP 6.18 RT release, preferably the latest one available for your QorIQ platform. Compare your current linux-6.12-rt tree against the corresponding LF 6.18 base, but do not assume that enabling CONFIG_PREEMPT_RT=y alone includes all NXP-specific RT changes. Also validate: architecture support for ARCH_SUPPORTS_RT ; NXP networking, DPAA/DPAA2, ENETC, DSA, TSN, PTP, and interrupt behavior; latency under representative load; any driver-specific RT patches in the NXP downstream stack. The upstream article’s main qualification is also relevant: PREEMPT_RT became mainline-selectable in 6.12, but support is architecture-dependent and does not imply that every vendor driver has been validated for deterministic behavior Regards Re: PREEMPT_RT on Linux QoriQ Thanks for clarification. Do you know when, more or less can we expect the NXP Linux 6.18 RT support release? Re: PREEMPT_RT on Linux QoriQ So, if you mean the next 6.18-based RT update, the current roadmap points to Real-Time Edge 3.6 in December 2026. Note that the standard i.MX Linux BSP—not RT—already has newer 6.18 releases, including 6.18.37 on September 24, 2026. Regards
記事全体を表示
S32K388で、最大動作周波数320MHzを実現するにはどうすればよいですか? S32K388の場合、 CM7_CORE_CLKを320MHz、Core_CLKを160MHzに設定しました。 これらのクロックとは何ですか?また、コアにはどのクロック周波数が使用されていますか?(CM7_CORE_CLOCK または Core_Clock) もう一方の周波数はどこで使用されていますか? この構成でサイクル時間を測定した場合、得られる周波数はどれくらいになりますか? 最大動作周波数320MHzを実現するために必要な設定は何ですか? Re: FOR S32K388, how to achieve maximum operational frequency of 320 Mhz? こんにちは、 @Sambasiva さん。 図11を参照してください。ブロック図 – S32K3xx RM の S32K389、Rev.12、2025年11月11日。 CORE_CLKはシステムクロックです。 CM7_CORE_CLKはCM7コアのクロックです。 すべての時計は、表153に従って正確に設定する必要があります。オプション A++ - 超高性能モード (CM7_CORE_CLK @ 320 MHz) (S32K388/S32K389 用)。 よろしくお願いいたします。 ダニエル Re: FOR S32K388, how to achieve maximum operational frequency of 320 Mhz? 詳細を教えていただきありがとうございます。 クロックを設定した後、ペリフェラルレジスタのクロックを確認するために、入力として使われているソースとクロック導出用のディバイダー値だけが確認できました。 また、Mcu_GetClockFrequency()Integrfaceを見たことがありますが、これで時計を直接測定できますか?MCUの初期化後ですか? コアクロックとシステムクロックの正確なクロックを確認する仕組みを教えていただけますか? Re: FOR S32K388, how to achieve maximum operational frequency of 320 Mhz? こんにちは、 @Sambasiva さん。 API関数Mcu_GetClockFrequency()はクロック周波数を測定しません。これは、設定されたクロック設定から計算された周波数値を返すだけです。 クロック周波数を高精度で検証するには、CLKOUT機能を使用して出力信号を直接測定してください。 BR、ダニエル
記事全体を表示
i.MX 95 NPU NXPチームの皆様、こんにちは。 私たちは i.MX 95をエッジAIアプリケーションとして評価しており、実際のNPU性能とベンチマーク情報を明確にしたいと考えています。 最新の i.MX 95 インダストリアル データシートによると、ニューラル プロセッシング ユニット(NPU)は次のように規定されています:1 GHzで8つのeTOPS、消費電力削減のために800 MHzで動作可能、NPU内に1 MBの組み込みSRAMが搭載されています。 しかし、i.MX 95のリファレンスマニュアルではNPU性能が最大2 TOPSと記載されているようです。 NXPの皆さん、以下の点を明確にしていただけますか? 1) 最新のデータシートで指定された8つのeTOPSと、リファレンス・マニュアルのドキュメントに記載されている2つのTOPSの違いは何でしょうか?(コアあたりの性能ですか? Neutronが4つあるので) https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/IMX95XEC.pdf https://www.nxp.com/docs/en/reference-manual/IMX95RM.pdf 2) 8 eTOPSという数値は、1GHzにおけるNPUの理論上のピーク性能を表していますか? 3)この仕様書における「eTOPS」とは具体的に何を意味するのでしょうか? 4) 8 eTOPS機能はすべての i.MX 95バリアントで利用可能ですか?それとも特定のSoCの**ご注文**や部品番号によって異なりますか? 5) i.MX 95バリアント間でNPU構成に違いがあり、それが8 TOPSと2 TOPSの数字を説明できるのでしょうか? 6) NXPは理論上のTOPS/eTOPS数値だけでなく、実際のNPUベンチマーク結果を提供できるか? 7) 同じモデル、入力解像度、精度を用いる i.MX 95 NPUと i.MX 8M Plus NPUのベンチマーク比較も教えていただけますか? カメラからの入力が行われるアプリケーションにおいて、NXPは以下のエンドツーエンドの例を提供できますか? カメラ→ISP→前処理→NPU推論→後処理 代表的なオブジェクト検出モデルの達成可能なFPS/レイテンシはどうでしょうか? 😎 実際のINT8 CNNワークロードで、宣伝されているピークNPU性能のどの程度が通常達成できるのでしょうか? 9) NXPがお客様が推奨する公開ツールやベンチマークスイートで、i.MX 95 EVKのNPU性能を測定できるものはありますか? ありがとうございます Re: i.MX 95 NPU こんにちは、 eTOPSとTOPSは異なる検査方法に基づいて測定されます。 eTOPSは、imx8mp NPUを基準として算出された値です。例えば、imx8mpの性能が2 TOPSの場合、imx95 NPUの性能はimx8mp NPUの4倍、つまり8 eTOPSと計算される。   NPUのアーキテクチャが異なるため、TOPSの使用はその性能を正確に反映しない場合があるため、代わりにeTOPSが使用されます。   NPUのimx8mpとimx95の直接的な比較はありませんが、これらの例からiMX95で動作しないNPUのイメージがつくかもしれません。iMX95 iMX 8M機械学習デモ |NXP Semiconductors    推奨ツールとベンチマーク:   eIQ AIツールキット 量子化されたTensorFlow LiteモデルをNeutron互換フォーマットに変換し、ターゲット上でプロファイリングするための i.MX 95ワークフローを提供します。 eIQ Neutron SDK Neutron変換ツールはTFLiteモデルをNeutron互換形式に変換し、変換時にNPU性能統計のシミュレーションを生成できます。 TensorFlow Lite/LiteRT ベンチマーク モデル NXPの i.MX 95電力測定アプリケーションノートでは、benchmark_toolを変換したINT8 MobileNetモデルを使用しています。これは現在、再現性のある対象物への推論測定を行うための最も適切なツールである。 Neutronプロファイリング
記事全体を表示
imx93 eMMC ブートコンテナセット選択 Hi, 私はeMMCで冗長ブートローダーを機能させようとしていますが、eMMCブートエリア1と2の両方にブートローダーのバージョンが必要です。私の理解では、iMX93 ROMは、プライマリイメージセットとしてSWVersionが最も高いコンテナセットを選択する必要があります。 u-bootでダミーの変更を行い、それらを区別できるように異なるgitハッシュとバージョン文字列を取得して、ブートローダーの2つのバージョンを作成しました。次に、imx-boot ブートコンテナをビルドし、オフセット 1K のヘッダーを変更して OEM コンテナの SWVersion フィールドを手動で変更しました。それらをV1とV2と呼び、V2はより高いSWVersionフィールドを持っています。 次に、これらのバージョンをeMMCブートエリアにフラッシュしました。 これは、さまざまなシナリオで見られる動作です。 ブートエリア 1: V1、ブートエリア 2: V2。V2 の方が SWVersion が高いにもかかわらず、V1 がブートします ブートエリア 1: V2、ブートエリア 2: V1。V2 は期待どおりに起動します Bootarea1: なし、Bootarea2: V2。V2 は期待どおりに起動します bootarea1は、有効である限り常に使用されるようです。上記のシナリオ1でV2が起動すると思います。 私が理解している限り、eMMC高速ブートは有効になっていません。すべてのブート ヒューズは 0 で、変更されていません。セカンダリブートオフセットも、eMMCブートエリアを使用する場合は使用されないと思いますか? eMMC のブート構成は次のとおりです。 => mmc partconf 0 EXT_CSD[179]、PARTITION_CONFIG: BOOT_ACK:0x0 BOOT_PARTITION_ENABLE:0x1 PARTITION_ACCESS:0x0 ブート確認を有効にした場合と有効にしない場合の両方で試してみましたが、動作に違いはありませんでした。 Re: imx93 eMMC ブートコンテナセット選択 仕組みを明確にしていただき、ありがとうございます。これを反映するようにドキュメントが更新されることを願っています。 Re: imx93 eMMC ブートコンテナセット選択 こんにちは 私はこの問題についてさらに調査し、内部で確認しました。 i.MX93 では、eMMC のブート パーティションの場合、プライマリ イメージは boot1 にあり、セカンダリ イメージは boot2 にあります。また、ここではSW_Versionはチェックされません。 つまり、バージョンをスキップしますが、障害が発生した場合はセカンダリ・イメージにジャンプします。ユーザー・パーティションを使用する場合は、前に説明したようにオフセットを設定する必要があります。 混乱を招いたことをお詫び申し上げます。 よろしくお願いします/サルドス、 アルド。 Re: imx93 eMMC ブートコンテナセット選択 ヒューズが2の場合、Secondary_boot_offsetは1MBになります。これは私たちが望むものではありません、ブートローダーはブート領域の先頭に保存されるため、0MBにする必要があります。これは構成可能ですか? 表24から: Secondary_boot_offsetオフセット = 1 MB*(2^n)。fuse が 0 の場合は n = 2。ヒューズが 2 の場合は n = 0。セカンダリ ブート フローは、ヒューズ値が 10 より大きい場合、無効になります。 0000 - 4 MB 0001 - 2 MB 0010 - 1 MB 0011 - 8 MB 0100 - 8MB 0101 - 32MB … 1001 - 512 MB EMMC : 254 - last 128 M 255 - last 24K 一般に、このドキュメントはバイナリ値と 10 進数が混在しているため、非常に混乱を招きます。ヒューズが10進数より大きい場合、セカンダリブートフローは無効になると思いますか?同時に、値 254 と 255 は eMMC に指定されていますか。 Re: imx93 eMMC ブートコンテナセット選択 こんにちは。 1 番目のブート イメージ コンテナ セットのオフセットは、プライマリ ブート デバイスと ROM コード内のハード コードに固定されていることに注意してください。プライマリ ブート デバイスに設定された 2 番目のブート イメージ コンテナのオフセットは、ヒューズ "Secondary_boot_offset" で指定されます。 リファレンスマニュアルの表24に記載されているように、 Secondary_boot_offsetオフセット = 1 MB*(2^n)。fuse が 0 の場合は n = 2。ヒューズが 2 の場合は n = 0。セカンダリ ブート フローは、ヒューズ値が 10 より大きい場合、無効になります Secondary_boot_offset = 0 → n = 2 の場合。 Secondary_boot_offset = 2 → n = 0; よろしくお願いします/サルドス、 アルド。 Re: imx93 eMMC ブートコンテナセット選択 シナリオ 3 では、オフセットが無効な場合、図に従って「No valid Image Set, no image set is taken up for boot」と表示されるはずだと思います。 しかし、セカンダリブートオフセットを設定してみることはできます。eMMCブートエリアを使用する場合、何を設定すればよいですか?ゼロにすべきだと思いますが、それは設定できませんか? Re: imx93 eMMC ブートコンテナセット選択 こんにちは あなたが持っているSecondary_boot_offsetが正しくないようですので、最初のコンテナが不在でない限り、2番目のコンテナを考慮に入れていないのは、図18を参照してください シナリオ 1 と 2 Scenario 3 Best regards/Saludos, Aldo. Re: imx93 eMMC ブートコンテナセット選択 ここでは、3つのケースに関する情報とログを示します。 imx-boot コンテナからのヘッダ od --width=4 -A x -t x1 を使用して出力します。 NXP ヘッダーは両方のコンテナーで同じです。 v1 ヘッダー: ... 000400 00 a0 00 87 OEMヘッダー 000404 10 00 00 00 000408 01 00 00 01 SWバージョン:1、ヒューズバージョン0 00040c 90 00 00 00 ... v1 u-boot git ハッシュ: e65c48e v2 ヘッダー: ... 000400 00 a0 00 87 OEMヘッダー 000404 10 00 00 00 000408 02 00 00 01 SWバージョン:2、ヒューズバージョン:0 00040c 90 00 00 00 ... v2 u-boot git ハッシュ: 669F2A5の ログ flash_bootloader.sh以下は、特定のブート領域 (0 または 1) をフラッシュする簡単なスクリプトです。 Scenario 1: Bootarea1 v1, Bootarea 2 v2 v1 がブートする場合は、バージョン文字列の git hash を参照してください。v2 が起動することを期待しています。 セットアップ: # ./flash_bootloader.sh 0 imx-boot-v1 3960+1レコード 3960+1レコード出力 # ./flash_bootloader.sh 1 imx-boot-v2 ブート ログ: UブートSPL 2024.04 + ge65c48e26ef + p0(2025年1月17日 - 08:03:10 +0000) SOC:0xa1009300 LC:0x2040010 PMIC:オーバードライブ電圧モード EA: eeprom から gzip 圧縮された ddr データを使用する M33準備OK ノーマルブーツ BOOTROM から起動しようとしています ブートステージ:プライマリブート 画像オフセット0x0、ページサイズ0x200、IVTオフセット0x0 ROM_APIによる0x54800からの画像の読み込み 注意: TRDC init が完了しました 注意:BL31:v2.10.0(リリース):android-14.0.0_2.2.0-rc2-0-g7c64d4e86 注意: BL31: 建造 : 2024年8月29日 10:35:32 Uブート 2024.04+ge65c48e26ef+p0(2025年1月17日 - 08:03:10 +0000) Reset Status: POR CPU:NXP i.MX93(52)Rev1.1 A55(1700MHz) CPU:51°Cで拡張産業用温度グレード(-40°C〜125°C) Scenario 2: Bootarea1 v2, Bootarea2 v1 v2 ブートについては、バージョン文字列の git hash を参照してください。 セットアップ: # ./flash_bootloader.sh 0 imx-boot-v2 3960+1レコード 3960+1レコード出力 # ./flash_bootloader.sh 1 imx-boot-v1 3960+1レコード 3960+1レコード出力 ブート ログ: UブートSPL 2024.04 + g669f2a5bf5d + p0(2025年1月17日 - 14:34:22 +0000) SOC:0xa1009300 LC:0x2040010 PMIC:オーバードライブ電圧モード EA: eeprom から gzip 圧縮された ddr データを使用する M33準備OK ノーマルブーツ BOOTROM から起動しようとしています ブートステージ:プライマリブート 画像オフセット0x0、ページサイズ0x200、IVTオフセット0x0 ROM_APIによる0x54800からの画像の読み込み 注意: TRDC init が完了しました 注意:BL31:v2.10.0(リリース):android-14.0.0_2.2.0-rc2-0-g7c64d4e86 注意: BL31: 建造 : 2024年8月29日 10:35:32 Uブート 2024.04+G669f2a5bf5d+p0(2025年1月17日 - 14:34:22 +0000) Reset Status: POR CPU:NXP i.MX93(52)Rev1.1 A55(1700MHz) CPU:50°Cで拡張産業用温度グレード(-40°C〜125°C) Scenario 3: Bootarea1 empty, Bootarea2 v2 v2 ブートについては、バージョン文字列の git hash を参照してください。 セットアップ: # ./flash_bootloader.sh 0 /dev/zero dd: '/dev/mmcblk0boot0' の書き込み中にエラーが発生しました: デバイスに空き領域がありません 8193+0 レコード 8192+0レコード出力 # ./flash_bootloader.sh 1 imx-boot-v2 3960+1レコード 3960+1レコード出力 ブート ログ: UブートSPL 2024.04 + g669f2a5bf5d + p0(2025年1月17日 - 14:34:22 +0000) SOC:0xa1009300 LC:0x2040010 PMIC:オーバードライブ電圧モード EA: eeprom から gzip 圧縮された ddr データを使用する M33準備OK ノーマルブーツ BOOTROM から起動しようとしています ブートステージ:セカンダリブート 画像オフセット0x0、ページサイズ0x200、IVTオフセット0x0 ROM_APIによる0x54800からの画像の読み込み 注意: TRDC init が完了しました 注意:BL31:v2.10.0(リリース):android-14.0.0_2.2.0-rc2-0-g7c64d4e86 注意: BL31: 建造 : 2024年8月29日 10:35:32 Uブート 2024.04+G669f2a5bf5d+p0(2025年1月17日 - 14:34:22 +0000) リセットステータス:WDOG3 CPU:NXP i.MX93(52)Rev1.1 A55(1700MHz) CPU:51°Cで拡張産業用温度グレード(-40°C〜125°C) Re: imx93 eMMC ブートコンテナセット選択 こんにちは それは言われているように動作しますが、図18を参照することもできます。リファレンスマニュアルのブートイメージコンテナセットの選択。 テストを実行するときにブートログを共有するのを手伝ってもらえますか? よろしくお願いします/サルドス、 アルド。 Re: imx93 eMMC boot container set selection こんにちは、 私もこのテーマに興味があります いくつかのテストを行った結果、ブート用に選択された「パーティション」が何らかの理由で破損した場合、mmcblk0boot0とmmcblk0boot1の間には何らかのフォールバックが存在するという結論に至りました。 つまり、Linux側からどのSwupdateが現在アクティブかを完全に把握することは(少なくとも私には方法が見当たりませんが)、imx-boot用のA/B swupdateを安全に実装することはできません boot0/boot1はA/Bアップデートに対応するために作られたものですか、それとも単に同じimx-bootの冗長コピーとして使用されるために作られたものですか? また、U-Boot環境の管理方法についても知りたいです。もしswupdateが失敗した場合、以前の動作するバージョンにロールバックできるかもしれませんが、環境が以前動作していたU-Bootに準拠していない可能性があります 前もって感謝します よろしくお願いします。
記事全体を表示
S32 デザインスタジオライセンス問題 こんにちは、 最近ノートPCを交換し、新しいマシンにS32 Design Studioを再インストールしました。 しかし、ライセンスアクティベーションのエラーが発生しています。ライセンスが以前のノートPCに紐づいているため、ソフトウェアがアクティベートできません。 NXPライセンスマネージャーを通じて免許証を返却しようとしましたが、免許返却が不可能であるというメッセージが出ました。 古いマシンのライセンスを解除・解放して、新しいノートPCで有効化できるように手伝ってもらえますか?(私のライセンスキーは81B8-B707-440D-FE7Cです。 ご協力ありがとうございました。 Re: S32 Design Studio License Problem こんにちは、 利用可能なライセンス数が増加しました。 Re: S32 Design Studio License Problem こんにちは。私も同じ状況です。別のマシンにS32 DSをインストールするためにライセンスを返却することができません。手伝ってもらえますか?
記事全体を表示
KW47: Gap_CheckIfBonded() の deviceId を取得するにはどうすればよいですか? こんにちは、 私はKW47上でBLEアプリケーションを開発しており、Gap_RemoveBond()を使ってボンディング情報を削除したいと考えています。 APIを調べているうちに、Gap_CheckIfBonded()という関数を見つけましたが、deviceIdパラメータにどのような値を渡すべきか、またその値をどのように取得すればよいのかが分かりません。 説明していただけますか? Gap_CheckIfBonded() に渡すべき deviceId は何ですか? KW47でこのデバイスIDを取得するにはどうすればいいですか? よろしくお願いします。 プロトコル:BLE→コネクティビティ プロトコル:Bluetooth Re: KW47: How to obtain deviceId for Gap_CheckIfBonded()? こんにちは、 @hyama さん。 Gap_CheckIfBonded( ) 関数はGAPピアのデバイスIDを入力として受け取り、接続されたピアデバイスがボンディングされているかどうか、対応するNVMインデックスを返します。 Gap_CheckIfBonded()およびGap_RemoveBond()の実例については、KW47-EVKのble_shell_freertos SDK例を参照してください。具体的にはshell_gap.cにおいてファイル。 他に質問がありましたら、お気軽にお知らせください。 BR ハビブ。 Re: KW47: How to obtain deviceId for Gap_CheckIfBonded()? ありがとう。サンプル実装を確認してみます。
記事全体を表示
MCUXpresso IDE 25.6 版本 136 – LPC-Link2 在 Linux 系统上无法自动启动 女士们,先生们, 我在 Linux 系统上使用MCUXpresso IDE v25.6 版本 136和 LPC-Link2 调试探针时遇到了一个可重现的问题。 LPC-Link2 连接后,初始状态下显示为 DFU 模式: 1fc9:000c NXP Semiconductors LPC4330FET180 (device firmware upgrade mode) Linux 系统能够正确检测到 DFU 设备。例如: $ /usr/bin/dfu-util -l Found DFU: [1fc9:000c] ver=0100, devnum=19, cfg=1, intf=0, path="1-6", alt=0, name="DFU", serial="ABCD" 重要的观察结果是LPC-Link2 启动过程本身运行正常。 从终端手动运行 LinkServer 启动命令可以成功启动探测器。然后它重新枚举为: 1fc9:0090 NXP Semiconductors LPC-LINK2 CMSIS-DAP V5.460 我也可以使用LinkFlash成功启动探测器。 但是,如果我在 LPC-Link2 仍处于 DFU 模式时使用绿色“调试”按钮启动调试会话,MCUXpresso IDE 将无法启动探针并报告: No bootable LPC-Link2 found IDE的启动前命令是: /usr/local/LinkServer_26.9.130/binaries/boot_link2 IDE报告: Non-zero return code (1) from pre-launch command: .../boot_link2 相应的 dfu_boot 调用报告称未找到可引导的 LPC-Link2。 我已经验证过,在 MCUXpresso IDE 运行时,同一个 DFU 设备仍然可以从普通终端看到: $ /usr/bin/dfu-util -l Found DFU: [1fc9:000c] ... 如果我先从外部启动 LPC-Link2(例如使用 LinkFlash),蓝色调试按钮可以正常工作,我可以正常调试目标。 我测试了MCUXpresso IDE 25.6 附带的原始 LinkServer 版本和LinkServer 26.9.130版本。行为方式相同。 我还恢复了 IDE 的原始/默认 LinkServer 配置,但没有任何改善。 因此,问题似乎不在于: LPC-Link2 硬件 USB枚举 Linux DFU 支持 LinkServer启动映像 LinkServer启动机制本身 故障似乎具体出在MCUXpresso IDE 在 Linux 上执行的绿色调试启动序列中的自动 LPC-Link2 启动过程中。 作为一种变通方法,我可以启动 LinkFlash,让它启动 LPC-Link2,关闭 LinkFlash,然后使用蓝色的调试按钮。这样做虽然可行,但显然不是预期的工作流程。 有人在 Linux 系统上使用 MCUXpresso IDE 25.6 版本 136 时遇到过这种现象吗?是否有已知的修复程序或补丁可以解决 IDE 的自动 LPC-Link2 启动程序问题? 我特别想知道这是否是已知的 IDE 问题,因为 LPC-Link2 和 LinkServer 启动过程本身显然是可以正常工作的。 Re: MCUXpresso IDE 25.6 Build 136 – LPC-Link2 is not automatically booted on Linux 谢谢。我查过了。 我的系统包含: dfu-util 0.11 MCUXpresso IDE 25.6.136安装本身不包含 dfu-util 二进制文件,因此它似乎使用的是系统版本: /usr/bin/dfu-util 这确实是 0.11 版本。 我还查看了你提供的论坛帖子链接。那里描述的情况看起来可能与此相关,因为它专门涉及 dfu-util 0.11 和 dfu-util -l 返回的 VID:PID 的解析。 但是,我的情况有一个重要的区别:当我在终端手动运行相同的 boot_link2 / dfu_boot 命令时,它可以正常工作。当 MCUXpresso IDE 将 boot_link2 作为绿色调试启动的预启动命令时,就会出现问题。 LinkServer/MCUXpresso IDE 25.6.136 中包含的 dfu_boot 脚本是否可能存在问题仍然存在链接帖子中描述的 dfu-util 0.11 解析问题吗? 该话题是2024年提出的,这个问题有可能在2026年仍然存在吗? bela@bela-ThinkPad-P70:~ $ find /usr/local/mcuxpressoide-25.6.136-type f -name 'dfu-util*' -ls bela@bela-ThinkPad-P70:~ $ which dfu-util dfu-util --version /usr/bin/dfu-util dfu-util 0.11 版权所有 2005-2009 Weston Schmidt、Harald Welte 和 OpenMoko Inc. 版权所有 2010-2021 Tormod Volden 和 Stefan Schmidt 本程序为自由软件,且不提供任何担保。 请将错误报告提交至http://sourceforge.net/p/dfu-util/tickets/ bela@bela-ThinkPad-P70:~ $ Re: MCUXpresso IDE 25.6 Build 136 – LPC-Link2 is not automatically booted on Linux 嗨@jeanvaljean 感谢您的帖子! 请问您能否查看一下您的 IDE 所使用的 dfu-util 版本? 请查看帖子:在 Linux 下使用 lpscrypt 向 LPC Link2 报告 dfu 启动问题 Re: MCUXpresso IDE 25.6 Build 136 – LPC-Link2 is not automatically booted on Linux 嗨@jeanvaljean 很抱歉回复晚了。 是的,由于 dfu 版本仍然相同,这个问题可能会产生影响。请尝试应用我之前分享的帖子中提供的补丁,并告诉我是否解决了问题。 Re: MCUXpresso IDE 25.6 Build 136 – LPC-Link2 is not automatically booted on Linux 你好,卡洛斯, 抱歉回复晚了。我的雅虎邮箱出了问题,我不得不使用另一个邮箱地址重新注册论坛账号。 我就是发起这个话题的冉阿让本人。 感谢您的回复,也感谢您指出 dfu-util 0.11 的问题。由于我是一名硬件工程师,我需要 chatgpt 的帮助才能按照您的建议操作。结果如下: 我已将建议的补丁应用到 dfu_boot 并进行了测试。然而,这并没有解决我的问题。 事实上,启用该补丁后,dfu_boot 会搜索: 0x1fc9:0x000c 我安装的 dfu-util 0.11 将设备报告为: 找到 DFU:[1fc9:000c] 因此,打过补丁的版本找不到该设备。因此,我恢复了原始的 dfu_boot。 但是,有一个重要的观察结果:当从终端启动时,原始的 dfu_boot / boot_link2 组合可以正常工作。我可以成功地从 DFU 模式启动 LPC-Link2,并且它按预期从 1fc9:000c 变为 1fc9:0090。 我还编写了一个简单的预发布脚本: /home/bela/LPC_Projects/boot_and_wait.sh 其中仅包含: #!/bin/bash /usr/local/LinkServer_26.9.130/binaries/boot_link2 睡眠 2 该脚本从终端启动时也能正常运行。 只有当使用相同的脚本作为 MCUXpresso IDE 的预启动命令时才会出现此问题。在这种情况下,IDE 会报告: 预用上市,不用发布命令返回非零代码 (1):/usr/local/LinkServer_26.9.130/二进制/boot_link2 日志显示: 正在查找 VID 为 1fc9、PID 为 000c 的 DFU 设备…… 未找到可启动的 LPC-Link2 然后是 dfu-util -l 的输出。 所以目前看来,问题似乎不仅仅是 dfu-util 0.11 VID/PID 解析问题,因为同样的 dfu_boot 在终端中可以正常工作。 我的配置如下: Linux Mint MCUXpresso IDE v25.6 版本 136 链接服务器 26.9.130 dfu-util 0.11 LPC-Link2 / LPC11U68 MCUXpresso IDE 执行 internal.prelaunch.command 的方式是否存在问题?例如,它的环境、进程处理或 USB 访问方面? 如果您能提供一些下一步的研究方向建议,我将不胜感激。 顺祝商祺! 牛仔裤
記事全体を表示
KW47:如何获取 Gap_CheckIfBonded() 的 deviceId? 你好, 我正在KW47上开发一个 BLE 应用程序,并希望使用 Gap_RemoveBond() 删除绑定信息。 在查看 API 时,我发现了 Gap_CheckIfBonded() 函数,但我不太确定应该将哪个值作为 deviceId 参数传递,或者如何获取该值。 请问您能否解释一下: 应该将哪个 deviceId 传递给 Gap_CheckIfBonded()? 如何在KW47上获取此设备ID? 谢谢! 协议:BLE -> 连接性 协议:蓝牙 Re: KW47: How to obtain deviceId for Gap_CheckIfBonded()? 你好@hyama , Gap_CheckIfBonded()函数以 GAP 对等设备的设备 ID 作为输入,并返回连接的对等设备是否已绑定,以及相应的 NVM 索引。 有关如何使用 Gap_CheckIfBonded() 和 Gap_RemoveBond() 的实际示例,请参阅 KW47-EVK 的 ble_shell_freertos SDK 示例。具体来说,在 shell_gap.c 中文件。 如果您还有其他问题,请告诉我。 BR 哈比卜。 Re: KW47: How to obtain deviceId for Gap_CheckIfBonded()? 谢谢。我会查看示例实现。
記事全体を表示
i.MX93 SAI1 TX FIFO エラー プラットフォーム ボード:i.MX93 EVK;/sys/devices/soc0/soc_id=i.MX93, /sys/devices/soc0/revision=1.1。パッケージのマーキング/マスクはまだ記録されていません。 Linux: 6.12.20-lts-next-gdfaf2136deb2,先取り、A55。 テキサス州0x443b0000のSAI1(44000000.dma-controller-CH21経由)。 SAI1シリアルルート:VIDEO_PLLから40 MHz;40 MHz BCLK、1.25 MHzのフレームレート。 SAI3/WM8962はLinux所有で、以下の複製では使用されていません。 LMX2571 I2S FSKシンク:アクティブスロットには符号付き16ビットコード、その他のスロットにはゼロ。 定数コード+8500は期待される+17 kHzのRFオフセットを生成します。 最小限のLinux再現(M33リモートプロックオフライン) カスタムDTBはSAI1をALSA再生デバイスとして公開します。SAI1 PCMカード0。 静的ALSA PCM:hw:0,0、S16_LE、2チャネル、1,250,000フレーム/秒; 期間は2,400フレーム、バッファは19,200フレームです。ガウスフィルターやその他のフィルターは使用していません。 リアルタイム波形生成。TX FIFO深度32ワード、TX DMAバースト8ワード、 FIFO透かし24。静的データ: スロット 0=8500、スロット 1=0。 コマンド: python3 /root/cp7g_static_playback.py --device hw:0,0 --seconds 600 最新の結果:7億5000万フレームを599.958秒で書き込み、ALSA xruns=0。 SAI1 FEF IRQ診断:1エピソード、2.685ms間に9回のIRQエントリ。 単調稼働時間約675.892537秒で初めて観測されました。 再生が停止する7.16秒前でした。ストリーム終了時のドレインイベントではありません。 最初の割り込み処理(FEFハードウェアアサーション後のタイミング) TCSR=0x90150c01; 連続読み取り時間=41 ns; 最初の読み取り前にハンドラが動作 TCSR読み取り=209 ns; 最初のTCSR regmap読み取り=120,607 ns (戻り値0)。 FEF W1C regmap 書き込み=241,007 ns (戻り値 0)、詳細スナップショット前。 ACK後TFR0=0x00020001、読み取り時間=242,799 ns。 ACK後のeDMA CH21の最初の生レジスタ読み出し=241,423 ns; 合計CH21 スナップショット時間=487,722 ns。CH_CSR=0x80000005、CH_ES=0x00000000、 CH_INT=0x00000000、CH_SBR=0x00208003、CH_PRI=0x00000000。 TFR0とCH21の値は、確認後ではなく、 初期FEFアサーション。長い読み書きでは、 初期のFIFOエラーを引き起こしました。CH_ES=0はチャネルエラーがなかったことを示すだけです サンプリングされるとラッチ(吸付)ができた。FEFはALSA xruns=0にもかかわらずハードウェアイベントです。 独立簡易ファームウェア再現 Linux起動時にALSAキャプチャがアイドル状態の場合、M33コードは同じSAI1 TXを駆動しました 単一のセルフリンクeDMA CH21 TCDを使用し、一定の+8500スロット、 メジャーループのコールバックもフォアグラウンドバッファのリフィルもガウスフィルターもありません。 40 MHz BCLK、FIFO 深度 32、ウォーターマーク 24、DMA マイナーループ 16 バイト、 216秒後(Rev R)にSAI1 FEFで停止しました。FEF障害発生後のスナップショットでは、 CH21_ES=0、DMAグローバルES=0の場合、TCDは依然として自己リンク状態でした。同様の故障が発生した 後の優先順位付け試験および内部BCLK試験において。半額料金での試行も失敗に終わった。 したがって、PythonもM33波形計算/再充填も必要ありません。 断続的なSAI1 FEFを再現する。Linuxの再生も M33、オフライン。プローブの負荷と外部ワイヤの長さの変更は除去されませんでした 問題。 追加の観察 burst-4 / watermark-28のLinux実行では、稼働時間にFEFエピソードが1回ほどありました 別ブートでは676.889秒、最新のバースト8フォルトは675.893秒でした。 最新の起動で約670〜682秒のシステムジャーナル検索では、何も見つかりませんでした 記録された活動。同様の稼働時間はあくまで示唆的なものであり、タイマーの存在を証明するものではありません。 NXPへの質問 1.i.MX93 rev 1.1マスクのエラタムや低消費電力/インターコネクトの既知のものはありますか? SAI1およびeDMA CH21レジスタへのアクセスやDMAを遅らせる可能性のある状態 SAI1 TXとそのクロックが有効である間に100〜250 USのサービスができるのでしょうか? 2. ハードウェアの状態、クロックゲーティング、インターコネクト、またはeDMAトレースが可能なもの FEFの前に最初に見落としたSAI1のFIFOサービスリクエストを特定しますか? 3. SAI1 TX FEFは実際のFIFO以外の状態を示しているか? この非同期マスター構成でアンダーラン? 4. SAI1/eDMAのバースト、ウォーターマーク、またはクロックの制約は文書化されていますか? i.MX93上の連続40MHz BCLK / 1.25 MHzステレオフレーム出力の場合? カスタムDTBやLinux fsl_sai.c/hも提供可能です変更と静的再生 スクリプト、M33自己リンクTCDソース、完全なブートクロックツリー、およびスコープ/RFデータ。 オーディオ(PDM |I2S |SAI) Re: i.MX93 SAI1 TX FIFO errors こんにちは、 遅れて申し訳ございません。中国の祝日期間中は通信帯域幅が限られているため、返信が遅れる場合がございますのでご了承ください。ご理解いただきありがとうございます。 1. いいえ、あなたの設計で見られる挙動を説明する訂正表はありません。 2. TCSR[FEF]は、有効化された送信FIFOにアンダーランエラーが発生し、原因がDMA要求の喪失かどうかは特定できないことを意味します。 3. いいえ、単にFIFOアンダーランです。 4. この構成はSAIスイッチング仕様の範囲内です。この挙動の原因となる明らかな問題がないか確認するために、変更点を教えてください。ドライバの改造は当方で検証されていませんのでご注意ください。 よろしくお願いいたします。
記事全体を表示
S32K322 custom board: debugger cannot connect, RESET_b stays low Hello , I'm using the S32K 322 MCU, and the board is a pre-development blank chip, not a production board. I haven't changed any HSM-related settings, and I'm using S32DS version 3.6.10. While debugging with Flash Debug, the above message appears and debugging is not working, so I would like to inquire. Thanks, for your helps This is Lee Re: S32K322 custom board: debugger cannot connect, RESET_b stays low Hi, The Secure Debug message may be a consequence rather than the root cause. Since this is a custom board and RESET_b remains low, I would first investigate hardware-related issues such as power supplies, reset circuitry, or an external device holding RESET_b asserted. A device held in reset cannot be accessed by the debugger, which can lead to this message even when Secure Debug is not enabled.   BR, Petr Re: S32K322 custom board: debugger cannot connect, RESET_b stays low additionally i use Multilink Universal FX Port G Mini 10 pin jtag 
記事全体を表示
MCUXpresso IDE 25.6 ビルド136 – Linux上でLPC-Link2が自動的に起動されません ご列席の皆様、 Linux上の MCUXpresso IDE v25.6 Build 136 とLPC-Link2デバッグプローブで再現可能な問題が発生しています。 LPC-Link2が接続されると、最初はDFUモードで表示されます: 1fc9:000c NXP Semiconductors LPC4330FET180 (device firmware upgrade mode) LinuxはDFUデバイスを正しく検出します。例えば: $ /usr/bin/dfu-util -l Found DFU: [1fc9:000c] ver=0100, devnum=19, cfg=1, intf=0, path="1-6", alt=0, name="DFU", serial="ABCD" 重要な点は、 LPC-Link2のブートプロセス自体は正しく動作しているということである。 端末からLinkServerの起動コマンドを手動で実行すると、プローブが正常に起動します。すると、次のように再列挙されます。 1fc9:0090 NXP Semiconductors LPC-LINK2 CMSIS-DAP V5.460 また、LinkFlashを使ってプローブを正常に起動することもできます。 しかし、LPC-Link2がまだDFUモードのまま緑色の Debugボタン でデバッグセッションを開始すると、MCUXpresso IDEはプローブの起動に失敗し、次のように報告します: No bootable LPC-Link2 found IDEsの事前発射指令は以下の通りです: /usr/local/LinkServer_26.9.130/binaries/boot_link2 IDEの報告は以下の通りです: Non-zero return code (1) from pre-launch command: .../boot_link2 そして、対応するdfu_bootコマンドの実行結果から、起動可能なLPC-Link2が見つからなかったことが報告されます。 MCUXpresso IDEが稼働している間も、通常の端末から同じDFUデバイスがまだ見えることを確認しました: $ /usr/bin/dfu-util -l Found DFU: [1fc9:000c] ... 例えば、LPC-Link2を外部から起動した場合(例えばLinkFlashで)、 青いDebugボタンが正しく動作 し、ターゲットを通常通りデバッグできます。 MCUXpresso IDE 25.6に付属していたオリジナルのLinkServerバージョンとLinkServer 26.9.130の両方をテストしました。動作は同じです。 また、IDEsの元/デフォルトのLinkServer設定も復元しましたが、改善はありませんでした。 したがって、問題は次のようではないようです。 LPC-Link2ハードウェア USB列挙 Linux DFUサポート LinkServerのブートイメージ LinkServerのブートメカニズム自体 この失敗は、 Linuxの緑色のデバッグ起動シーケンスの一部としてMCUXpresso IDEによって自動的に行われるLPC-Link2ブートに特化したようです。 回避策として、LinkFlashを起動してLPC-Link2を起動させ、LinkFlashを閉じてから青いDebugボタンを使うことができます。これは機能するが、明らかに本来のワークフローではない。 Linux 上のMCUXpresso IDE 25.6 Build 136でこの挙動を見た方はいらっしゃいますか?IDEのLPC-Link2自動起動手順に関する既知の修正やパッチはありますか? 特に、LPC-Link2とLinkServerの起動プロセス自体が明らかに動作しているので、これが既知のIDE問題かどうか知りたいです。 Re: MCUXpresso IDE 25.6 Build 136 – LPC-Link2 is not automatically booted on Linux ありがとう。確認しました。 私のシステムには以下があります: dfu-util 0.11 MCUXpresso IDE 25.6.136インストール自体にはDFU-utilバイナリは含まれていないため、システムバージョンを使用しているようです: /usr/bin/dfu-util これは確かにバージョン0.11です。 あなたがリンクしてくれたフォーラムの投稿も確認しました。そこで説明されている状況は、dfu-util 0.11 と dfu-util -l によって返される VID:PID の解析に特に関係しているため、潜在的に関連性があるように思われます。 しかし、私の場合に重要な違いがあります。同じboot_link2/dfu_bootコマンドをターミナルから手動で実行すると正しく動作します。この問題は、MCUXpresso IDEが緑色のデバッグローンチの事前実行コマンドとしてboot_link2を呼び出したときに発生します。 LinkServer/MCUXpresso IDE 25.6.136に含まれているdfu_bootスクリプトは可能でしょうか?リンク先の投稿で説明されているdfu-util 0.11の解析問題はまだ残っていますか? その話題は2024年のものですが、この問題が2026年になってもまだ存在している可能性はありますか? bela@bela-ThinkPad-P70:~ $ find /usr/local/mcuxpressoide-25.6.136-type f -name 'dfu-util*' -ls bela@bela-ThinkPad-P70:~ $ which dfu-util dfu-util --version /usr/bin/dfu-util dfu-util 0.11 著作権 2005-2009 Weston Schmidt、Harald Welte、および OpenMoko Inc. 著作権 2010-2021 トルモッド・ヴォルデンおよびシュテファン・シュミット このプログラムはフリーソフトウェアであり、保証は一切ありません バグがあれば http://sourceforge.net/p/dfu-util/tickets/ に報告してください bela@bela-ThinkPad-P70:~ $ Re: MCUXpresso IDE 25.6 Build 136 – LPC-Link2 is not automatically booted on Linux こんにちは、 @jeanvaljean 投稿ありがとうございます! IDEで使っているdfu-utilのバージョンを確認してもらえますか? 投稿をご確認ください:Linuxでlpscryptを使ってLPCのLink2にdfuブート問題を報告してください Re: MCUXpresso IDE 25.6 Build 136 – LPC-Link2 is not automatically booted on Linux こんにちは、 @jeanvaljean 返信が遅くなり申し訳ありません。 はい、その話題はDFU版が同じなので影響を与えるかもしれません。以前投稿した記事に記載されているパッチを適用してみて、問題が解決するかどうか教えてください。 Re: MCUXpresso IDE 25.6 Build 136 – LPC-Link2 is not automatically booted on Linux こんにちは、カルロスさん。 返信が遅くなり申し訳ありません。Yahooメールに問題が発生したため、別のメールアドレスでフォーラムに新規登録する必要がありました。 私はこのThreadを始めたジャン・ヴァルジャンと同じです。 ご返信いただき、またdfu-util 0.11の問題点をご指摘いただき、ありがとうございます。私はハードウェアエンジニアなので、chatgptさんのアドバイスに従うために、皆さんの助けが必要でした。結果は以下の通りです。 提案されたパッチをdfu_bootに適用し、テストしました。しかし、それは私の問題を解決しませんでした。 実際、パッチを有効にした状態でdfu_boot検索しました: 0x1fc9:0x000c インストール済みのdfu-util 0.11では、デバイスは次のように報告されます。 DFUが見つかりました: [1fc9:000c] そのため、パッチ適用されたバージョンはデバイスを見つけられませんでした。そこで、元のdfu_bootを復元しました。 ただし、重要な点があります。オリジナルのdfu_boot / boot_link2の組み合わせは、ターミナルから起動すると正しく動作します。DFUモードからLPC-Link2を正常に起動でき、1fc9:000cから1fc9:0090に予想通り変わります。 また、簡単な起動前スクリプトも作成しました。 /ホーム/ベラ/LPC_Projects/boot_and_wait.sh 内容物は以下のとおりです。 #!/bin/bash /usr/local/LinkServer_26.9.130/binaries/boot_link2 睡眠2 このスクリプトは、ターミナルから起動した場合でも正しく動作します。 この問題は、同じスクリプトがMCUXpresso IDEの事前起動コマンドとして使われている場合にのみ発生します。その場合、IDEは次のように報告しています: 起動前コマンド /usr/local/LinkServer_26.9.130/binaries/boot_link2 からの戻りコードがゼロ以外 (1) です。 そしてログには以下のように表示されます。 VID 1fc9、PID 000c の DFU デバイスを検索しています... 起動可能なLPC-Link2が見つかりませんでした 続いて、dfu-util -l の出力が表示されます。 現時点で問題は単なるdfu-util 0.11 VID/PID解析の問題ではなく、同じ方法がターミナルから動作しているため、dfu_bootが問題として動作しているようです。 私の設定は以下の通りです。 Linux Mint MCUXpresso IDE v25.6 ビルド136 リンクサーバー 26.9.130 dfu-util 0.11 LPC-Link2 / LPC11U68 MCUXpresso IDEのinternal.prelaunch.commandの実行に問題がある可能性もあります。例えば、環境、プロセス処理、USBアクセスなどです。 次にどこを探せば良いか、何かご提案があればありがたいです。 よろしくお願いいたします。 ジーンズ
記事全体を表示
eTPU crank, cam, injections and Ignitions on S32K3 Hello, I need to implement drivers to actuate Injections and ignitions phased with crank and cam signals. I need to understand which is the best solution to implement this drivers. My doubt are: 1) The API provided by AN4907SW.zip are compatible with eTPU present in S32K3xx? 2)If no, it's a good solution adapt this API for S32K3xx or the best solution it's use ConfigTool ? There is an example for S32K3xx about this application? Regards, Francesco. Re: eTPU crank, cam, injections and Ignitions on S32K3 Hi @francescovico  Converting data from big-endian to little-endian involves reversing the byte order by adjusting bit shifts and masks according to the data type size. GCC provides built-in functions to simplify this process, for example: uint32_t __builtin_bswap32 (uint32_t x). You can find more details in the GCC documentation: 7.2.3 Byte-Swapping Builtins Re: eTPU crank, cam, injections and Ignitions on S32K3 Hi @VaneB , if I understood well , the Automotive functions (CRANK, SPARK...), are made for big endian microcontrollers. To use eTPU with Automotive functions on S32K364 (little endian), I need to download a function set selecting : francescovico_0-1761136257258.pngfrancescovico_0-1761136257258.png And change the functions: uint32_t *fs_memcpy32(uint32_t *dest,uint32_t *source,uint32_t size); void fs_memset32(uint32_t *start,uint32_t value,int32_t size); to swap each 32 bit values to read/write little endian code and parameters, it's true? Regards, Francesco. Re: eTPU crank, cam, injections and Ignitions on S32K3 Hi @francescovico  The S32K39/37/36 Microcontrollers for Electrification Applications, includes eTPU. However, there is currently no dedicated documentation or demo similar to the MPC5634's AN4907 available for these devices. That said, the AN4907 document, demo, and microcode are suitable for the S32K39/37/36 family, but please note that these devices use a little-endian architecture. Therefore, you will need to modify the memory access API. You can refer to the motor control-related modules in the CodeWarrior eTPU Function Selector, which has been updated to little-endian. BR, VaneB Re: eTPU crank, cam, injections and Ignitions on S32K3 Thanks for pointing this out! There was an endianity conversion issue. As a result, the missing tooth mask was not configured correctly and it counted 350 deg per rev resp 700 deg per cycle. Now, the demo app in the original post is fixed. Re: eTPU crank, cam, injections and Ignitions on S32K3 Hi @MilanBrejl , Now I'm trying to use Fuel Cyl 1 etpu driver. It seem that  the driver use s24AngleNormalEnd as "start angle" and stop all injections at s24AngleStop. The duration u24InjectionTime it's never respected. It's possible? Attached there is a .rar file that contain  picoscope acquisition of "fuel cyl 1" where the injector parameter are: Etpu_Fuel_Ip_ConfigType fuel_1_config = { .s24AngleNormalEnd = DEG2TCR2(-180), .s24AngleStop = DEG2TCR2(-360), .s24AngleOffsetRecalc = DEG2TCR2(-30), .u24InjectionTime = USEC2TCR1(1200), .u24CompensationTime = USEC2TCR1(0), .u24InjectionTimeMinimum = USEC2TCR1(0), .u24OffTimeMinimum = USEC2TCR1(0), .eGenerationDisable = ETPU_FUEL_GENERATION_ALLOWED }; In the picoscope acquisition it's visible start of injection exactly at 180° , stop of injection at 360° and injection duration of 30 ms (it should be 1,2ms). Regards, Francesco. Re: eTPU crank, cam, injections and Ignitions on S32K3 Hi @MilanBrejl  , Now I'm trying to use Fuel Cyl 1 etpu driver. It seem that  the driver use s24AngleNormalEnd as "start angle" and stop injection ever at s24AngleStop. The duration u24InjectionTime it's never respected. It's possible? Attached there is a .rar file that contain  picoscope acquisition of "fuel cyl 1" where the injector parameter are: Etpu_Fuel_Ip_ConfigType fuel_1_config = { .s24AngleNormalEnd = DEG2TCR2(-180), .s24AngleStop = DEG2TCR2(-360), .s24AngleOffsetRecalc = DEG2TCR2(-30), .u24InjectionTime = USEC2TCR1(1200), .u24CompensationTime = USEC2TCR1(0), .u24InjectionTimeMinimum = USEC2TCR1(0), .u24OffTimeMinimum = USEC2TCR1(0), .eGenerationDisable = ETPU_FUEL_GENERATION_ALLOWED }; In the picoscope acquisition it's visible start of injection exactly at 180° , stop of injection at 360° and injection duration of 30 ms (it should be 1,2ms). Regards, Francesco. Re: eTPU crank, cam, injections and Ignitions on S32K3 Hi @MilanBrejl , You are right, the s24AngleOffsetRecalc must be a positive number, but putting: s24AngleOffsetRecalc = DEG2TCR2(30) The result it's the same (. I'm using S32K364 that have 2 ETPU (A and B) with 16 channels. Using fuel driver on ETPUA the driver work correctly, but I need to use ETPUB channel 0. My necessity it's to share TCR1 and TCR2 from ETPUA to ETPUB, using STAC registers. It's possible that STAC registers are not correctly initialized? Regards, Francesco. Re: eTPU crank, cam, injections and Ignitions on S32K3 Hi @francescovico, this is how to configure STAC_ENG1 and STAC_ENG2 registers to share TCR1 and TCR2 from eTPU1 to eTPU2: MilanBrejl_0-1770199430269.pngMilanBrejl_0-1770199430269.png Let me know if it helps.  Regards, Milan Re: eTPU crank, cam, injections and Ignitions on S32K3 Hi @MilanBrejl , my registers are exactly the same of your suggestion: ETPU_A_B_REGISTER.pngETPU_A_B_REGISTER.png But the problem it's still present. In the attached picoscope acquisition you can see the spark generated with ETPU A in BLU and spark generated with ETPU B in RED. Both sparks have end angle 180 degree and dwell time 8000 us. Regards, Francesco.   Re: eTPU crank, cam, injections and Ignitions on S32K3 Hi @francescovico, I duplicated your issue on my site and found the root cause. It is not enough to share TCR1/TCR2 time/angle buses between both eTPU engines. Spark and Fuel functions do time to angle transformation, based on the actual engine speed. It uses TRR (Tick Rate Register). This register is part of the Angle Clock logic and it is maintained by Crank eTPU function, running on eTPU A. Hence, TRR has the correct value on eTPU A only. Then, time to angle transformation on eTPU B, using eTPU B TRR, returns a wrong result. This is pretty fundamental, I probably never met anybody running engine control over both eTPU engines and hence this has not been solved. And especially with the new S32K3 devices limited to 16+16 channels this becomes important. Thanks for bringing up this use-case and thanks for your patience. The attached demo application is based on the previous one (in this thread) and adds the following changes: Spark 2 channel is moved from eTPU engine A to eTPU engine B MilanBrejl_0-1770672522362.pngMilanBrejl_0-1770672522362.png Channel masks are updated accordingly MilanBrejl_1-1770672675064.pngMilanBrejl_1-1770672675064.png Channel links need to support usage of both engines (use macro ETPU_IP_CHANNEL_TO_LINK) MilanBrejl_2-1770672729220.pngMilanBrejl_2-1770672729220.png pin configuration is updated, interrupt configuration updated And now new features of Crank eTPU FW: eTPU FW image is updated. The Crank function can run on both engines and update the TRR value also for the other eTPU engine.  This new feature requires to set one new parameter to the Crank configuration MilanBrejl_4-1770673143063.pngMilanBrejl_4-1770673143063.png where MilanBrejl_3-1770673103441.pngMilanBrejl_3-1770673103441.png I hope this helps.  Regards, Milan Re: eTPU crank, cam, injections and Ignitions on S32K3 Hi @MilanBrejl , Now It's working perfectly. Thank you very much for the support! Regards, Francesco. Re: eTPU crank, cam, injections and Ignitions on S32K3 Hello, I'm also researching the K396 board and want to use ETPU for crankshaft, camshaft, and oil injectors. Could we discuss this further? Re: eTPU crank, cam, injections and Ignitions on S32K3 Hi @MilanBrejl  I'm currently working on V12 ECU projekt with s32k396.  For the first prototype i will be using the lqfp176 packaging and was happy to see that this project is written in that packaging. I would like to ask you, if there would be a way to have more Linking channel for the crank_instance? Etpu_Crank_Ip_InstanceType crank_instance = { .u8ChanNum = ETPU_CRANK_CHAN, .u8OtherEngChanNum = ETPU_CRANK_OTHER_ENG_CHAN, .ePriority = ETPU_PRIORITY_HIGH, .ePolarity = ETPU_CRANK_IP_POLARITY_FALLING, .u8TeethTillGap = TEETH_TILL_GAP, .u8TeethInGap = TEETH_IN_GAP, .u8TeethPerCycle = TEETH_PER_CYCLE, .u24Tcr2TicksPerTooth = TCR2_TICKS_PER_TOOTH, .u24Tcr2TicksPerAddTooth = 0, .eLogToothPeriods = ETPU_CRANK_IP_LOG_TOOTH_PERIODS_ON, .u32LinkCam = ((ETPU_IP_CHANNEL_TO_LINK(ETPU_CAM_CHAN) << 0) + (ETPU_IP_CHANNEL_TO_LINK(ETPU_CAM_CHAN) << 8) + (ETPU_IP_CHANNEL_TO_LINK(ETPU_CAM_CHAN) << 16) + (ETPU_IP_CHANNEL_TO_LINK(ETPU_CAM_CHAN) << 24)), .u32Link1 = ((ETPU_IP_CHANNEL_TO_LINK(ETPU_SPARK_1_CHAN) << 0) + (ETPU_IP_CHANNEL_TO_LINK(ETPU_SPARK_2_CHAN) << 8) + (ETPU_IP_CHANNEL_TO_LINK(ETPU_SPARK_3_CHAN) << 16) + (ETPU_IP_CHANNEL_TO_LINK(ETPU_SPARK_4_CHAN) << 24)), .u32Link2 = ((ETPU_IP_CHANNEL_TO_LINK(ETPU_FUEL_1_CHAN) << 0) + (ETPU_IP_CHANNEL_TO_LINK(ETPU_FUEL_2_CHAN) << 8) + (ETPU_IP_CHANNEL_TO_LINK(ETPU_FUEL_3_CHAN) << 16) + (ETPU_IP_CHANNEL_TO_LINK(ETPU_FUEL_4_CHAN) << 24)), .u32Link3 = ((ETPU_IP_CHANNEL_TO_LINK(ETPU_KNOCK_1_CHAN) << 0) + (ETPU_IP_CHANNEL_TO_LINK(ETPU_KNOCK_2_CHAN) << 8) + (ETPU_IP_CHANNEL_TO_LINK(ETPU_INJ_BANK_1_CHAN) << 16) + (ETPU_IP_CHANNEL_TO_LINK(ETPU_INJ_BANK_2_CHAN) << 24)), .u32Link4 = ((ETPU_IP_CHANNEL_TO_LINK(ETPU_INJ_1_CHAN) << 0) + (ETPU_IP_CHANNEL_TO_LINK(ETPU_INJ_2_CHAN) << 8) + (ETPU_IP_CHANNEL_TO_LINK(ETPU_INJ_3_CHAN) << 16) + (ETPU_IP_CHANNEL_TO_LINK(ETPU_INJ_4_CHAN) << 24)), .pCpba = NULL_PTR, .pCpbaToothPeriodLog = NULL_PTR }; I would like to use eTPU engine A for like 12 DI, 12 Ignition, and crank, rightbank intake CAM, rightbank exhaust bank, eTPU engine B for 12 PI injection, and leftside CAM instances. Or perhaps eTPU engine A for 6DI,6Ignition,6PI, Knock, RH CAMx2, eTPU engine B 6DI,6Ignition,6PI, Knock, LH CAMx2. but for this i would need like 2 more Link entries. and im not even counting all the other things i would likely need too. i will want WMI, and Nitro too. i know its a big project but i would really be thankful for some help.  Im new to eTPU programming, and for this whole NXP ecosystem. Thanks in advance for your answer, Richard Re: eTPU crank, cam, injections and Ignitions on S32K3 Hi @rudikakk11, If the current set of parameters .u32Link1 to .u32Link4 (up to 16 channels) is extended to .u32Link1 to .u32Link12 (up to 48 channels) would it work for you? Regards, Milan Re: eTPU crank, cam, injections and Ignitions on S32K3 Hi @MilanBrejl  That would be perfect! The eTPU compilers are all pay-to-use? Just in case i would need any more modification or self made functions.  Thank you for your reply and thanks in advance for the next! Richard Re: eTPU crank, cam, injections and Ignitions on S32K3 Hi, @MilanBrejl  One more question, how do you control the HPFP (High Pressure Fuel Pumps) of the GDI engine? I couldnt find a function for it in the libraries. My thought was to use an injection instance for it. Regards, Richard Re: eTPU crank, cam, injections and Ignitions on S32K3 Yes, I think the INJ function is general enough to support various functionality. But I don't know your requirements. Re: eTPU crank, cam, injections and Ignitions on S32K3 The updated Crank function is up at eTPU Function Selector: https://www.nxp.com/webapp/etpu_cw/ It supports linking up to 48 channels on stall.
記事全体を表示
imx93 eMMC启动容器设置选择 Hi, 我正在尝试让 eMMC 中的冗余引导加载程序工作,我希望在 eMMC 引导区域 1 和 2 中都有一个引导加载程序版本。据我了解,iMX93 ROM 应该选择具有最高 SWVersion 的容器集作为主映像集。 我通过在 u-boot 中进行虚拟更改来创建两个版本的引导加载程序,以获取不同的 git 哈希和版本字符串,以便我可以区分它们。然后我构建了 imx-boot 启动容器,并通过更改偏移量 1K 处的标题手动修改了 OEM 容器的 SWVersion 字段。我们将它们称为 V1 和 V2,其中 V2 具有更高的 SWVersion 字段。 然后我将这些版本刷入 eMMC 启动区域。 这是我在不同场景中看到的行为: 引导区域1:V1,引导区域2:V2。V1 可以启动,即使 V2 具有更高的 SWVersion 引导区域1:V2,引导区域2:V1。V2 启动正常 引导区域 1:无,引导区域 2:V2。V2 启动正常 似乎只要 bootarea1 有效,它就总是被使用。我希望 V2 能够在上述场景 1 中启动。 据我了解,eMMC 快速启动尚未启用。所有启动保险丝均为 0 且未经修改。同样是二次启动偏移,我认为在使用 eMMC 启动区域时它不会被使用? eMMC 具有以下启动配置: => mmc 零件配置 0 EXT_CSD[179],分区配置: 启动确认:0x0 启动分区启用: 0x1 分区访问:0x0 我尝试了启用和不启用启动确认的情况,但行为没有区别。 回复:imx93 eMMC 启动容器集选择 感谢您解释其工作原理。我希望文档可以更新以反映这一点。 回复:imx93 eMMC 启动容器集选择 你好, 我对这个问题进行了进一步调查,并进行了内部检查。 在 i.MX93 上,对于 eMMC 上的启动分区,主映像位于 boot1 中,而次映像位于 boot2 中。此外,这里不会检查 SW_Version。 所以说版本被跳过了,但如果发生故障,它会跳转到辅助映像,如果使用用户分区,则需要设置偏移量,正如我们之前讨论的那样。 对于造成的混乱,请接受我的道歉。 致以最诚挚的问候/问候, 阿尔多。 回复:imx93 eMMC 启动容器集选择 如果 fuse 为 2,则 Secondary_boot_offset 将为 1 MB。这不是我们想要的,它应该是 0 MB,因为引导加载程序存储在引导区域的开始处。这可以配置吗? 从表 24 可以看出: Secondary_boot_offset 偏移量 = 1 MB*(2^n)。如果保险丝为 0,则 n = 2。如果保险丝为 2,则 n = 0。如果保险丝值大于 10,则禁用二次启动流程。 0000 - 4 MB 0001 - 2 MB 0010 - 1 MB 0011 - 8 MB 0100 - 8MB 0101 - 32MB … 1001 - 512 MB EMMC : 254 - last 128 M 255 - last 24K 总体来说,该文档非常混乱,因为混合了二进制和十进制值。我猜如果保险丝大于十进制 10,二次启动流就会被禁用?同时,eMMC 指定了值 254 和 255? 回复:imx93 eMMC 启动容器集选择 你好,。 请注意,第一个启动映像容器集的偏移量在主启动设备上是固定的,并且硬编码在 ROM 代码中。主启动设备上设置的第二个启动映像容器的偏移量由保险丝“Secondary_boot_offset”指定: 如参考手册表 24 所述: Secondary_boot_offset 偏移量 = 1 MB*(2^n)。如果保险丝为 0,则 n = 2。如果保险丝为 2,则 n = 0。如果保险丝值大于 10,则禁用二次启动流程 如果Secondary_boot_offset = 0 → n = 2; 如果Secondary_boot_offset = 2→n = 0; 致以最诚挚的问候/问候, 阿尔多。 回复:imx93 eMMC 启动容器集选择 我相信,如果偏移量无效,则根据图表,场景 3 应该导致“没有有效的图像集,没有拾取用于启动的图像集”。 但我可以尝试设置辅助启动偏移。使用eMMC启动区域时应该设置为什么?我认为它应该是零,但是无法设置? 回复:imx93 eMMC 启动容器集选择 你好, 看来您拥有的 Secondary_boot_offset 不正确,这就是为什么不考虑第二个容器,除非第一个容器不存在,请参考图 18 场景 1 和 2 Scenario 3 Best regards/Saludos, Aldo. 回复:imx93 eMMC 启动容器集选择 以下是有关这三起案件的信息和日志。 imx-boot 容器的标头 使用 od --width=4 -A x -t x1 输出 两个容器的 NXP 标头相同。 v1 标头: ... 000400 00 a0 00 87 OEM标头 000404 10 00 00 00 000408 01 00 00 01 软件版本:1,保险丝版本 0 00040c 90 00 00 00 ... v1 u-boot git哈希: e65c48e v2 标头: ... 000400 00 a0 00 87 OEM标头 000404 10 00 00 00 000408 02 00 00 01 软件版本:2,保险丝版本:0 00040c 90 00 00 00 ... v2 u-boot git 哈希: 669f2a5 日志 下面的 flash_bootloader.sh 是一个简单的脚本,它刷新给定的启动区域(0 或 1)。 Scenario 1: Bootarea1 v1, Bootarea 2 v2 v1 启动,请参阅版本字符串中的 git hash。期待 v2 启动。 设置: #./flash_bootloader.sh 0 imx-boot-v1 3960+1 条记录 3960+1 条记录 #./flash_bootloader.sh 1 imx-boot-v2 启动日志: U-Boot SPL 2024.04+g e65c48e 26ef+p0(2025 年 1 月 17 日 - 08:03:10 +0000) SOC:0xa1009300 信用证:0x2040010 PMIC:过驱动电压模式 EA:使用来自 eeprom 的 gzip 压缩的 ddr 数据 M33 准备就绪 正常启动 尝试从 BOOTROM 启动 引导阶段:主引导 图像偏移量 0x0,页面大小 0x200,ivt 偏移量 0x0 通过 ROM_API 从 0x54800 加载映像 注意:TRDC 初始化完成 注意:BL31:v2.10.0(发布):android-14.0.0_2.2.0-rc2-0-g7c64d4e86 通知:BL31:建造时间:2024年8月29日 10:35:32 U-Boot 2024.04+g e65c48e 26ef+p0(2025 年 1 月 17 日 - 08:03:10 +0000) Reset Status: POR CPU:NXP i.MX93(52) Rev1.1 A55,1700 MHz CPU:扩展工业温度等级(-40C 至 125C),51C 时 Scenario 2: Bootarea1 v2, Bootarea2 v1 v2 启动,查看版本字符串中的 git hash 设置: #./flash_bootloader.sh 0 imx-boot-v2 3960+1 条记录 3960+1 条记录 #./flash_bootloader.sh 1 imx-boot-v1 3960+1 条记录 3960+1 条记录 启动日志: U-Boot SPL 2024.04+g 669f2a5 bf5d+p0(2025 年 1 月 17 日 - 14:34:22 +0000) SOC:0xa1009300 信用证:0x2040010 PMIC:过驱动电压模式 EA:使用来自 eeprom 的 gzip 压缩的 ddr 数据 M33 准备就绪 正常启动 尝试从 BOOTROM 启动 引导阶段:主引导 图像偏移量 0x0,页面大小 0x200,ivt 偏移量 0x0 通过 ROM_API 从 0x54800 加载映像 注意:TRDC 初始化完成 注意:BL31:v2.10.0(发布):android-14.0.0_2.2.0-rc2-0-g7c64d4e86 通知:BL31:建造时间:2024年8月29日 10:35:32 U-Boot 2024.04+g 669f2a5 bf5d+p0(2025 年 1 月 17 日 - 14:34:22 +0000) Reset Status: POR CPU:NXP i.MX93(52) Rev1.1 A55,1700 MHz CPU:扩展工业温度等级(-40C 至 125C),50C 时 Scenario 3: Bootarea1 empty, Bootarea2 v2 v2 启动,查看版本字符串中的 git hash 设置: #./flash_bootloader.sh 0 /dev/zero dd:写入“/dev/mmcblk0boot0”时出错:设备上没有剩余空间 8193+0 条记录 8192+0 条记录 #./flash_bootloader.sh 1 imx-boot-v2 3960+1 条记录 3960+1 条记录 启动日志: U-Boot SPL 2024.04+g 669f2a5 bf5d+p0(2025 年 1 月 17 日 - 14:34:22 +0000) SOC:0xa1009300 信用证:0x2040010 PMIC:过驱动电压模式 EA:使用来自 eeprom 的 gzip 压缩的 ddr 数据 M33 准备就绪 正常启动 尝试从 BOOTROM 启动 引导阶段:二次引导 图像偏移量 0x0,页面大小 0x200,ivt 偏移量 0x0 通过 ROM_API 从 0x54800 加载映像 注意:TRDC 初始化完成 注意:BL31:v2.10.0(发布):android-14.0.0_2.2.0-rc2-0-g7c64d4e86 通知:BL31:建造时间:2024年8月29日 10:35:32 U-Boot 2024.04+g 669f2a5 bf5d+p0(2025 年 1 月 17 日 - 14:34:22 +0000) 重置状态:WDOG3 CPU:NXP i.MX93(52) Rev1.1 A55,1700 MHz CPU:扩展工业温度等级(-40C 至 125C),51C 时 回复:imx93 eMMC 启动容器集选择 你好, 它的行为确实如其所述,您可以参考参考手册中的图 18。启动映像容器集选择。 您能帮我分享运行测试时的启动日志吗? 致以最诚挚的问候/问候, 阿尔多。 Re: imx93 eMMC boot container set selection 你好, 我也对这个话题很感兴趣。 通过一些测试,我得出结论:当选定的启动“分区”损坏时,mmcblk0boot0 和 mmcblk0boot1 之间存在某种备用方案。 这意味着无法(至少我目前还没找到办法)从 Linux 端完全确定当前活动的启动版本,因此无法安全地为 imx-boot 实现 A/B 版本更新。 boot0/boot1 是否旨在兼容 A/B 更新,还是仅仅作为同一 imx-boot 的冗余副本而构建的? 此外,如何管理 u-boot 环境?如果 swupdate 失败,或许可以回滚到之前的可用版本,但该环境可能不再与之前的可用 u-boot 兼容。 提前致谢 此致
記事全体を表示