2417326_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2417326_ja-JP

2417326_ja-JP

S32K388で、最大動作周波数320MHzを実現するにはどうすればよいですか?

S32K388の場合、

CM7_CORE_CLKを320MHz、Core_CLKを160MHzに設定しました。

これらのクロックとは何ですか?また、コアにはどのクロック周波数が使用されていますか?(CM7_CORE_CLOCK または Core_Clock)

もう一方の周波数はどこで使用されていますか?

この構成でサイクル時間を測定した場合、得られる周波数はどれくらいになりますか?

最大動作周波数320MHzを実現するために必要な設定は何ですか?

Re: FOR S32K388, how to achieve maximum operational frequency of 320 Mhz?

こんにちは、 @Sambasiva さん。

図11を参照してください。ブロック図 – S32K3xx RM の S32K389、Rev.12、2025年11月11日。

danielmartynek_0-1790753879349.png

CORE_CLKはシステムクロックです。

CM7_CORE_CLKはCM7コアのクロックです。

すべての時計は、表153に従って正確に設定する必要があります。オプション A++ - 超高性能モード (CM7_CORE_CLK @ 320 MHz) (S32K388/S32K389 用)。


よろしくお願いいたします。

ダニエル


Re: FOR S32K388, how to achieve maximum operational frequency of 320 Mhz?

詳細を教えていただきありがとうございます。

クロックを設定した後、ペリフェラルレジスタのクロックを確認するために、入力として使われているソースとクロック導出用のディバイダー値だけが確認できました。

また、Mcu_GetClockFrequency()Integrfaceを見たことがありますが、これで時計を直接測定できますか?MCUの初期化後ですか?

コアクロックとシステムクロックの正確なクロックを確認する仕組みを教えていただけますか?

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
10 hours ago
Updated by: