2417450_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2417450_ja-JP

2417450_ja-JP

i.MX 95 NPU


NXPチームの皆様、こんにちは。

私たちは i.MX 95をエッジAIアプリケーションとして評価しており、実際のNPU性能とベンチマーク情報を明確にしたいと考えています。

最新の i.MX 95 インダストリアル データシートによると、ニューラル プロセッシング ユニット(NPU)は次のように規定されています:1 GHzで8つのeTOPS、消費電力削減のために800 MHzで動作可能、NPU内に1 MBの組み込みSRAMが搭載されています。

しかし、i.MX 95のリファレンスマニュアルではNPU性能が最大2 TOPSと記載されているようです。

NXPの皆さん、以下の点を明確にしていただけますか?

1) 最新のデータシートで指定された8つのeTOPSと、リファレンス・マニュアルのドキュメントに記載されている2つのTOPSの違いは何でしょうか?(コアあたりの性能ですか? Neutronが4つあるので)

https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/IMX95XEC.pdf

Screenshot from 2026-09-30 15-15-23.png


https://www.nxp.com/docs/en/reference-manual/IMX95RM.pdf

Screenshot from 2026-09-30 15-12-08.png


2) 8 eTOPSという数値は、1GHzにおけるNPUの理論上のピーク性能を表していますか?

3)この仕様書における「eTOPS」とは具体的に何を意味するのでしょうか?

4) 8 eTOPS機能はすべての i.MX 95バリアントで利用可能ですか?それとも特定のSoCの**ご注文**や部品番号によって異なりますか?

5) i.MX 95バリアント間でNPU構成に違いがあり、それが8 TOPSと2 TOPSの数字を説明できるのでしょうか?

6) NXPは理論上のTOPS/eTOPS数値だけでなく、実際のNPUベンチマーク結果を提供できるか?

7) 同じモデル、入力解像度、精度を用いる i.MX 95 NPUと i.MX 8M Plus NPUのベンチマーク比較も教えていただけますか?

カメラからの入力が行われるアプリケーションにおいて、NXPは以下のエンドツーエンドの例を提供できますか?

カメラ→ISP→前処理→NPU推論→後処理

代表的なオブジェクト検出モデルの達成可能なFPS/レイテンシはどうでしょうか?

実際のINT8 CNNワークロードで、宣伝されているピークNPU性能のどの程度が通常達成できるのでしょうか?

9) NXPがお客様が推奨する公開ツールやベンチマークスイートで、i.MX 95 EVKのNPU性能を測定できるものはありますか?

ありがとうございます

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
昨日
更新者: