Multi Source Translation Content

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Multi Source Translation Content

Discussions

Sort by:
美国航空旅行合作伙伴 - We Gooo 欢迎来到We gooo ,您值得信赖的美国航空旅行代理,我们为您对接各大航空公司,提供便捷流畅的预订体验。创建我的后,您可以轻松管理行程、随时掌握航班信息、获取个性化推荐,同时还能全面了解相关条款和条件。
View full article
アメリカの航空旅行パートナー - We Gooo We gooo へようこそ 。アメリカで信頼される航空旅行代理店です。航空会社とつなぎ、シームレスな予約体験を提供します。プロフィールを作成することで、旅行を簡単に管理し、フライト情報を最新に把握し、パーソナライズされたおすすめを受け取る上で、重要な利用規約も理解できます。
View full article
PCA9450启动 各位团队成员,大家好! 我的设计中使用了PCA9459CHNY,但是没有得到输出电压。 我尝试了所有配置,但仍然无法获得输出电压。 i.MX 8M | i.MX 8M Mini | i.MX 8M Nano Re: Bring-Up of PCA9450 你好, 请问您是否在使用评价板?如果可以的话,您能否也分享一下您的配置详情? Re: Bring-Up of PCA9450 你好@areyoutthere 能否详细介绍一下设置情况,包括输入、预期输出、控制信号以及设备的配置方式?这应该有助于缩小问题范围。 谢谢, 费利佩·索拉诺 RidgeRun公司的嵌入式软件工程师 联系我们:[email protected] 开发者维基: https://developer.ridgerun.com 网站: www.ridgerun.com
View full article
Air Travel Partner in the USA - We Gooo Welcome to We gooo, your trusted air travel agent in the USA, connecting you with airlines and offering a seamless booking experience. By creating a profile with us, you can easily manage your trips, stay up to date with flight information, and receive personalized recommendations, all while understanding the key terms and conditions involved.
View full article
机械图纸需求:RK055HDMIPI4MA0 显示屏 PCB 外形图、安装孔和 FPC 连接器 我正在设计一款定制的 i.MX RT1176 板,以 MIMXRT1170-EVKB Rev C3 为参考设计。它将使用 RK055HDMIPI4MA0 5.5 英寸 MIPI DSI 显示套件,通过套件 PCB 上的四个安装孔直接安装到我的板上。因此,我的板外形和安装孔需要与该PCB相匹配。 我找不到这块PCB板的机械图纸。我查看了 RK055HDMIPI4MA0 产品页面、MIMXRT1170-EVKB 用户指南和设计文件,以及 Rocktech RK055MHD091A0-CTG 面板数据手册,但该手册仅涵盖玻璃模块。 请提供 RK055HDMIPI4MA0 PCB 的机械图纸,格式为 DXF 或 PDF,或者提供 STEP 模型,图纸需包含以下内容: 1.PCB外形尺寸和厚度。 2. 安装孔相对于 PCB 边缘的位置、成品孔径、孔是否镀层以及推荐的螺钉或支架。 3. PCB 背面的 FPC 连接器:零件编号、位置、引脚 1 位置、触点侧以及电缆开口朝向。 4. 提供的 FPC 电缆:零件号、长度、触点类型、同侧或异侧。 5.PCB背面最高的元器件,以及任何禁入区域。 如果旧款 RK055HDMIPI4M PCB 在机械结构上有所不同,也请提供其图纸。 作为参考,以下是我目前为止的计算结果: - 在 MIMXRT1170-EVKB 布局中,LCD 安装孔 SS1 至 SS4 形成 147.253 x 72.905 毫米的图案,孔径为 3.53 毫米,并配有 16.1 毫米长的 M3 支架。 - 我测量了显示屏PCB的尺寸,大约为155 x 83.5毫米。 - 在 EVKB 上,显示器的连接器位于 J48 一侧约 8 毫米处,50 毫米长的电缆是能够应对这种偏移的最短电缆。我想把板上的两个连接器对齐。 感谢您的帮助。 NIC Re: Mechanical drawing request: RK055HDMIPI4MA0 display PCB outline, mounting holes and FPC connecto 嗨@nicnewdigate , 感谢您对恩智浦产品的关注。遗憾的是,该PCB的机械图纸并未公开,因此我们无法分享。由此给您带来的不便,我深表歉意,并感谢您的理解。
View full article
Mechanical drawing request: RK055HDMIPI4MA0 display PCB outline, mounting holes and FPC connector I am designing a custom i.MX RT1176 board, using the MIMXRT1170-EVKB Rev C3 as the reference design. It will use the RK055HDMIPI4MA0 5.5-inch MIPI DSI display kit, mounted directly on my board through the four mounting holes in the kit's PCB. My board outline and mounting holes therefore need to match that PCB. I could not find a mechanical drawing of this PCB. I have checked the RK055HDMIPI4MA0 product page, the MIMXRT1170-EVKB user guide and design files, and the Rocktech RK055MHD091A0-CTG panel datasheet, which only covers the glass module. Could you please send a mechanical drawing of the RK055HDMIPI4MA0 PCB, as DXF or PDF, or a STEP model, showing: 1. The PCB outline dimensions and thickness. 2. The mounting hole positions relative to the PCB edges, the finished hole diameter, whether the holes are plated, and the recommended screws or standoffs. 3. The FPC connector on the back of the PCB: part number, position, pin 1 location, contact side, and which way the cable opening faces. 4. The supplied FPC cable: part number, length, and contact type, same-side or opposite-side. 5. The tallest component on the back of the PCB, and any keep-out areas there. If the older RK055HDMIPI4M PCB differs mechanically, I would be grateful for its drawing too. For reference, here is what I have worked out so far: - In the MIMXRT1170-EVKB layout, the LCD mounting holes SS1 to SS4 form a 147.253 x 72.905 mm pattern of 3.53 mm plated holes, fitted with M3 standoffs 16.1 mm long. - I measured the display PCB at about 155 x 83.5 mm. - On the EVKB, the display's connector sits about 8 mm to one side of J48, and a 50 mm cable is the shortest that copes with the offset. I would like to line the two connectors up on my board. Thank you for your help. Nic Re: Mechanical drawing request: RK055HDMIPI4MA0 display PCB outline, mounting holes and FPC connecto Hi @nicnewdigate, Thank you for your interest on NXP products. Unfortunately, mechanical drawing of this PCB is not publicly available, so we’re unable to share it. I apologize for the inconvenience this may cause and appreciate your understanding.
View full article
Selftest in s32k312 Hello NXP Team, I am working with the S32K312 SAR ADC and I would like to understand the ADC self-test feature in more detail, especially Algorithm S, Algorithm C, and the RTD self-test API. I have gone through the S32K3 reference manual and available documentation, but I would like to understand what is actually happening inside the ADC hardware during these self-test algorithms. 1. Algorithm S – Supply Self-Test From the documentation, my understanding is that Algorithm S contains three steps and checks internal ADC-related voltages such as the bandgap/reference/supply voltages. Could you please explain in more detail what happens internally for each Algorithm S step? For example: What internal signal is connected to the SAR ADC during S0, S1 and S2? Which supply/reference is measured in each step? Does the ADC perform these tests using the same SAR conversion path used for normal ADC conversions? Is the sampling capacitor/CDAC also involved during Algorithm S? What exactly is compared against the Self-Test Analog Watchdog thresholds? Are the expected values/thresholds derived from factory calibration information? I would like to understand the complete signal path: Internal test voltage → sampling network → SAR/CDAC → comparator → conversion result → self-test watchdog comparison 2. Algorithm C – Capacitive Self-Test I am particularly interested in understanding Algorithm C. The documentation mentions that Algorithm C contains multiple steps (C0–C11) and performs a capacitive self-test. Could you please explain what the ADC hardware is actually doing during these steps? My current understanding is that the SAR ADC contains a capacitive DAC/CDAC and Algorithm C internally exercises different capacitor combinations in order to detect errors in the sampling/conversion capacitor network. Is this understanding correct? More specifically: What is being changed between C0, C1, C2 … C11? Are individual capacitors or groups of binary-weighted capacitors being switched/tested? Is an external analog input used during Algorithm C, or is the test completely internal? What voltage/charge is applied to the capacitor network? What does the ADC result returned for each Algorithm C step physically represent? Documentation mentions an "offset/error" compared with a previously calibrated value. Where is this calibrated reference value stored? How is the expected result determined? Why is an ideal Algorithm C result expected to be approximately zero? What type of hardware faults can Algorithm C detect? For example: capacitor mismatch, open/shorted capacitor, switch failure, leakage, comparator error, charge redistribution error. If possible, could you provide a simplified internal block-level explanation showing how the sampling capacitor/CDAC, comparator and SAR logic participate in Algorithm C? 3. Difference Between Normal Conversion and Algorithm C For a normal ADC conversion, I understand the operation approximately as: Input sampling → charge stored in sampling/CDAC network → SAR successive approximation → conversion result During Algorithm C, is the normal external input sampling phase replaced by an internally generated capacitor test condition? In other words, does Algorithm C mainly test the analog SAR conversion path itself, rather than measuring an external ADC channel? 4. RTD Self-Test API I am using the S32K3 RTD ADC driver and would also like to understand exactly what happens when the RTD self-test API is called, for example: Adc_Sar_Ip_SelfTest() Could you please explain the internal software sequence performed by this function? Could you please clarify which of these operations are actually performed by the RTD API and which operations must be configured by the application? I am particularly interested in knowing: Whether Algorithm S and Algorithm C run automatically as one hardware sequence after the API starts the self-test. Whether the RTD API itself evaluates the results or whether the ADC hardware analog watchdog performs the actual PASS/FAIL comparison. What return value/status from the RTD function indicates a failed self-test. 5. Self-Test Analog Watchdog Thresholds Could you also explain how the Self-Test Analog Watchdog thresholds are determined? Are the upper/lower threshold values: fixed values recommended by NXP, device-specific factory calibration values, generated by Tresos/RTD configuration, or values that the application developer must configure manually? For Algorithm C specifically, how are the allowed positive/negative error limits determined for each C0–C11 step? 6. Self-Test Timing Finally, I would like to understand the timing of the complete self-test. If Algorithm S contains 3 steps and Algorithm C contains 12 steps: S0 → S1 → S2 → C0 → C1 → ... → C11 does each step internally perform a complete ADC operation consisting of something similar to: pre-sampling + sampling + SAR conversion + evaluation/watchdog comparison? If so, is there any documentation or formula that can be used to calculate the expected execution time of: Algorithm S, Algorithm C, and the complete S+C self-test? My main goal is to understand the hardware operation of the S32K312 SAR ADC self-test, rather than only how to call the RTD function. If possible, please point me to any S32K3-specific application note, detailed ADC self-test documentation, or RTD source/documentation that explains these sequences. Thank you. Re: Selftest in s32k312 Hello, I have gone through the S32K3 reference manual and available documentation, but I would like to understand what is actually happening inside the ADC hardware during these self-test algorithms. For such purpose I have wrote application note in ST which explains it to the details. The test are the same as S32K inhered the module from MPC56xx devices. Most of your questions are answered in it, however it is not to be found publicly. I can share it via ticket if you rise one on NXP.com I will not explain on public community how in the details the self test work. Basic answers are: What internal signal is connected to the SAR ADC during S0, S1 and S2? ADC internal bandgap voltage (S0 - step0) – (Vbandgap / Vref) ADC supply voltage (S1 - step1) – (VDDA / Vbandgap) ADC reference voltage (S2 - step2) – (Vref' / Vref) What is being changed between C0, C1, C2 … C11? Capacitive Self-test Algorithm C includes a sequence of 11 (or varius) test conversions (steps) by setting the capacitive elements comprising the sampling capacitor/ capacitive DAC. This algorithm is designed to highlight faults in the sampling capacitor matrix. Each step considers two elements of the sampling capacitor matrix. For each step a sequence of pre-sampling, sampling and evaluation phases are executed. Best regards, Peter
View full article
s32k312でのセルフテスト NXPチームの皆様、こんにちは。 私はS32K312 SAR ADCを使用しており、ADCの自己テスト機能、特にアルゴリズムS、アルゴリズムC、およびRTD自己テストAPIについてより詳しく理解したいと考えています。 S32K3のリファレンスマニュアルや利用可能なドキュメントは確認しましたが、これらの自己テストアルゴリズム中にADCハードウェア内で実際に何が起きているのかを理解したいです。 1. アルゴリズムS – 供給自己テスト ドキュメントによると、アルゴリズムSは3つのステップで構成されており、バンドギャップ/基準/供給電圧などの内部ADC関連電圧をチェックするようです。 各アルゴリズムSステップで内部で何が起こっているのか、もう少し詳しく説明していただけますか? 例: S0、S1、S2の間、SAR ADCに接続されている内部信号は何ですか? 各ステップで測定される供給/参照物質はどれですか? ADCは、通常のADC変換で使用されるのと同じSAR変換パスを使用してこれらのテストを実行しますか? アルゴリズムSの実行中に、サンプリングコンデンサ/CDACも関与しますか? Self-Test アナログ Watchdogの閾値と比べて具体的に何が比較されるのでしょうか? 期待値/閾値は、工場出荷時の校正情報に基づいて算出されたものですか? 信号経路全体を理解したいです。 内部テスト電圧→サンプリングネットワーク→SAR/CDAC→コンパレータ→変換結果→自己テスト監視犬比較 2. アルゴリズムC – 容量性自己診断 私は特にアルゴリズムCを理解することに興味があります。 ドキュメントには、アルゴリズムCが複数のステップ(C0–C11)を持ち、容量性の自己テストを行うと記載されています。 これらのステップでADCハードウェアが実際に何をしているのか説明していただけますか? 私の現在の理解では、SAR ADCには容量性DAC/CDACが内蔵されており、アルゴリズムCは内部的にさまざまなコンデンサの組み合わせを動作させることで、サンプリング/変換コンデンサネットワークのエラーを検出します。 この理解は正しいでしょうか? より具体的に言うと: C0、C1、C2…C11の間で何が変わっているのでしょうか? 個々のコンデンサや2進加重コンデンサのグループがスイッチング・テストされているのでしょうか? アルゴリズムCの際に外部アナログ入力が使われるのか、それともテストは完全に内部で行われるのか? コンデンサネットワークにはどのような電圧/電荷が印加されますか? アルゴリズムCの各ステップで返されるADCの結果は、物理的に何を表していますか? ドキュメントには、以前にキャリブレーションされた値と比較して「オフセット/誤差」があると記載されています。この校正済み基準値はどこに保存されていますか? 期待される結果はどのように決定されるのですか? 理想的なアルゴリズムCの結果がほぼゼロになると期待されるのはなぜですか? アルゴリズムCはどのようなハードウェア障害を検出できるのでしょうか?例えば: コンデンサの不一致、 コンデンサのオープン/ショート、 スイッチの故障、 漏れ、 比較器エラー、 電荷再分配エラー。 可能であれば、サンプリングコンデンサ/CDAC、コンパレータ、SARロジックがアルゴリズムCにどのように関与しているか、簡略化された内部ブロックレベルの説明を教えていただけますか? 3. 通常変換とアルゴリズムCの違い 通常のADC変換の場合、その動作はおおよそ次のようになると理解しています。 入力サンプリング → サンプリング/CDACネットワークに蓄積された電荷 → SAR逐次近似 → 変換結果 アルゴリズムCの実行中、通常の外部入力サンプリングフェーズは、内部で生成されるコンデンサテスト条件に置き換えられますか? 言い換えれば、アルゴリズムCは主に外部ADCチャネルを測定するのではなく、アナログSAR変換経路自体をテストしているのでしょうか? 4. RTDセルフテストAPI 私はS32K3のRTD ADCドライバーを使っており、RTDセルフテストAPIが呼び出されたときに正確に何が起こるのかも知りたいです。例えば: Adc_Sar_Ip_SelfTest() この関数が実行する内部ソフトウェアのシーケンスについて説明していただけますか? これらの操作のうち、どれが実際にRTD APIによって行われ、どの操作がアプリケーションによって設定されるのか、明確に教えていただけますか? 私が特に知りたいのは以下の点です。 APIが自己テストを開始した後、アルゴリズムSとアルゴリズムCが1つのハードウェアシーケンスとして自動的に実行されるかどうか。 RTD API自体が結果を評価するのか、ADCハードウェアのアナログウォッチドッグが実際のPASS/FAIL比較を行うのか。 RTD関数からの戻り値/ステータスのうち、自己診断テストの失敗を示すものはどれですか。 5. 自己テストアナログ監視犬閾値 自己テストのアナログ監視ドッグ閾値がどのように決定されるのかも説明していただけますか? 上限値/下限値は以下のとおりです。 NXPが推奨する固定値、 デバイス固有の工場出荷時校正値、 Tresos/RTD構成によって生成されました。 あるいは、アプリケーション開発者が手動で設定しなければならない値は? アルゴリズムCに関して具体的に、C0~C11の各ステップにおける許容される正負の誤差範囲はどのように決定されるのでしょうか? 6. セルフテストのタイミング 最後に、自己診断テスト全体の実施時期について教えていただきたいです。 アルゴリズムSが3ステップ、アルゴリズムCが12ステップの場合: S0 → S1 → S2 → C0 → C1 → ... → C11 各ステップは内部的に以下のような完全なADC演算を実行しますか? 事前サンプリング+サンプリング+SAR変換+評価/ウォッチドッグ比較? もしそうなら、以下の予想実行時間を計算するためのドキュメントや数式はありますか? アルゴリズムS、 アルゴリズムC、 そして、S+Cの完全な自己診断テストは? 私の主な目標は、RTD関数を呼び出す方法だけでなく、S32K312 SAR ADCのセルフテストのハードウェア動作を理解することです。 可能であれば、S32K3専用のアプリケーションノート、詳細なADC自己テストドキュメント、またはRTDのソースやドキュメントでこれらのシーケンスを説明していただければ教えてください。 よろしくお願いします。 Re: Selftest in s32k312 こんにちは、 S32K3のリファレンスマニュアルや利用可能なドキュメントは確認しましたが、これらの自己テストアルゴリズム中にADCハードウェア内で実際に何が起きているのかを理解したいです。 そのために、詳細を説明したアプリケーションノートをSTで作成しました。テスト結果は、S32KがMPC56xxデバイスからモジュールを引き継いだのと同じです。 あなたの質問のほとんどはそこに回答されていますが、一般には公開されていません。もし NXP.com で1つ上がったらチケットで共有できます 自己診断テストの仕組みを詳細に説明するつもりはありません。 基本的な答えは次のとおりです。 S0、S1、S2の間、SAR ADCに接続されている内部信号は何ですか? ADC内部バンドギャップ電圧(S0 - step0)-(Vbandgap / Vref) ADC電源電圧(S1 - ステップ1)-(VDDA / Vbandgap) ADC基準電圧(S2 - ステップ2) – (Vref' / Vref) C0、C1、C2…C11の間で何が変わっているのでしょうか? 容量性自己テストアルゴリズムCは、11(または可変)のテスト変換(ステップ)のシーケンスを含み、 サンプリングコンデンサ/容量性DACを構成する容量性素子。このアルゴリズムは次のようになります。 サンプリングコンデンサマトリックスの欠陥を強調するために設計されています。各ステップは2つの要素を考慮します サンプリングコンデンサマトリックスの。各ステップでは、事前サンプリング、サンプリング、および 評価段階が実行されます。 よろしくお願いいたします。 ピーター
View full article
选择用于 PXI 控制器的 MPU 我想创建一个开源的 PXI 机箱控制器(如果有人不知道的话,它基本上是一个 ARM 单板计算机,通过 PCIe 连接到背板,外围 PXI 模块也做同样的事情,但使用的是 PCIe EP 而不是 RC)。 所以,我需要一个可以运行linux发行版的MPU,例如:Ubuntu 系统在图形模式下运行,性能良好,因为上面会运行一些专用软件,例如:LabVIEW 和自定义外围模块控制实用程序,每秒可处理 Gb 的原始数据。它还应该至少有 2 个独立的 PCIe RC,这是 PXI 规范所要求的,而且速度越快越好:如果速度足够快,例如,就可以实现以下功能:将原始数据连续地馈送到射频 AWG 的 DAC,不受 AWG 内存大小的限制。如果能连接大量 LPDDR4 内存就太好了,不只是普通的 32 位总线,而是 64 位以上的总线。 TI 的新款 Am69a 看起来很棒,但似乎价格不菲,而且它非常新,所以没有完整的勘误表、软件示例、驱动程序等等——对于我这个硬件开发人员来说,编程只是业余爱好,感觉挑战太大了。 另一种选择是瑞芯微RK3588,它价格更便宜,也更老一些,但是它的PCIe速度太慢,只有2x2 Gen 3。我当然可以接受,但是……也许您有更好的想法,或者最近做过类似的事情?很想听听他们的想法。 🙂 USB Re: Choosing an MPU for PXI controller 您好, 感谢您对恩智浦半导体产品的关注, 对于 PCIe 要求,工业处理器中的最新 PCIe 代数为 Gen 3。LS2048/88A 具有 4 个 PCIe 控制器(Gen3),支持 1x8、4x4、4x2、4x1 通道配置,而 LX2160A 最多有 24 条 PCIe Gen3 通道,支持高达 x8 的端口。Layerscape 还拥有卓越的以太网连接性能,能够处理超过几 Gbps 的数据。DDR 也能够满足 2 个分别为 64 位和 72 位的控制器,但是它们运行在 DDR4 上。 https://www.nxp.com/products/processors-and-microcontrollers/arm-processors/layerscape-processors:QORIQ-ARM 另一个缺点是它们不能原生运行图形界面,工业图形处理器是 i.MX 处理器,它们运行在 32 位 DDR 上,最高支持 10 Gbps 以太网,最高支持 2 个 PCIe Gen 3,但它们可以运行图形。 此致
View full article
i.MX RT1064カスタムボード – SGTL5000コーデックがI2Cで応答しない こんにちは、 MIMXRT1064プロセッサとSGTL5000オーディオコーデックを使ってカスタムPCBを設計しました。 SGTL5000回路については、標準/リファレンスSGTL5000回路図に従いました。 RT1064とSGTL5000間の接続は以下の通りです。 LPI2C1_SCL → GPIO_AD_B1_00 LPI2C1_SDA → GPIO_AD_B1_01 SAI1_MCLK → GPIO_AD_B1_09 SAI1_RXD → GPIO_AD_B1_12 SAI1_TXD → GPIO_AD_B1_13 SAI1_RX_BCLK → GPIO_AD_B1_11 SAI1_RX_LRCLK → GPIO_AD_B1_10 回路図の関連部分も添付しました。 私の主な問題は、ファームウェアをフラッシュした後、 SGTL5000からI2C ACKを受信しないことです。 私は以下の電圧を測定しました。 SCL = 約3.3V SDA = 約3.3V MCLK = 約1.6V デバッグのために、I2Cピンを一時的にGPIOに変更し、9つのクロックパルスを生成し、ビットバンギングによるI2Cアドレススキャンを実行し、その後ピンをLPI2C1に戻す関数を作成しました。 static void i2c_hw_debug(void) ヤージュ gpio_pin_config_t in = ヤージュ kGPIO_デジタル入力、 0、 kGPIO_NoIntmode }; IOMUXC_SetPinMux(IOMUXC_GPIO_AD_B1_00_GPIO1_IO16, 0U); IOMUXC_SetPinMux(IOMUXC_GPIO_AD_B1_01_GPIO1_IO17, 0U); IOMUXC_SetPinConfig( IOMUXC_GPIO_AD_B1_00_GPIO1_IO16、 0x00B0U); IOMUXC_SetPinConfig( IOMUXC_GPIO_AD_B1_01_GPIO1_IO17、 0x00B0U); gpio_pin_config_t out_init = ヤージュ kGPIO_デジタル出力、 1、 kGPIO_NoIntmode }; GPIO_PinInit(GPIO1, 16, &out_init); GPIO_PinInit(GPIO1, 17, &in); for (int i = 0; i < 9; i++) ヤージュ GPIO_PinWrite(GPIO1, 16, 0U); SDK_DelayAtLeastUs(10U, SystemCoreClock); GPIO_PinWrite(GPIO1, 16, 1U); SDK_DelayAtLeastUs(10U, SystemCoreClock); } PRINTF("I2Cアドレスをスキャンしています...\r\n"); for (uint8_t addr = 0x03; addr <= 0x77; addr++) ヤージュ if (bb_probe(16, 17, addr)) ヤージュ PRINTF("ACKが0x%02Xで見つかりました\r\n", addr); } } IOMUXC_SetPinMux( IOMUXC_GPIO_AD_B1_00_LPI2C1_SCL、 1U); IOMUXC_SetPinMux( IOMUXC_GPIO_AD_B1_01_LPI2C1_SDA、 1U); } MIMXRT1064でSGTL5000コーデックを初期化するにはどうすればよいのでしょうか?また、ハードウェアの接続や設定がすべて正しいのに、なぜコーデックからACKが来ないのでしょうか? ありがとうございます。 Re: i.MX RT1064 Custom Board – SGTL5000 Codec Not Responding Over I2C こんにちは、 @Anushka_SS さん、 むしろ evkmimxrt1064_sai例コードをベースにアプリケーションを作成することをお勧めします。このコードはRT1064とWM8960コーデックの統合を体現しています。とはいえ、 fsl_sgtl5000.c/.h ドライバーファイルも提供しており、プロジェクトにコンポーネントとしてインポートでき、 CODEC_WM8960_ENABLE をアン定義してCODEC_SGTL5000_ENABLE を定義することで使用可能なコーデックを単に変更するだけで有効になります。SGTL5000ドライバファイルには、このコーデックを正しく初期化し使用するための必要なルーチンが含まれています。 これがお役に立てば幸いです。また、他に何かご不明な点がありましたらお知らせください。 BR、 エドウィン。 Re: i.MX RT1064 Custom Board – SGTL5000 Codec Not Responding Over I2C ありがとう。すでにこれをやっています:SDKsのfsl_sgtl5000ドライバを使った新しいプロジェクトをCODEC_SGTL5000_ENABLE。問題はドライバが初期化する前に発生します:SGTL5000 NAKはアドレス(0x0Aおよび0x2A、LPI2Cステータス902)を割り当てます。実行時に検証された結果:オーディオ PLL = 786.432 MHz、SAI1 MCLK = 12.288 MHz(CCMレジスタから読み戻し)、LPI2Cクロック = 10 MHz。私はLPI2C1にGPIO_AD_B1_00/01を、MCLKにGPIO_AD_B1_09を使用しています。SGTL5000モジュールはジャンパーワイヤーでカスタムRT1064ボードに接続しています。ハードウェア面で他にチェックすべきこと(パッド設定、MCLK信号強度、RT1064特有の点など)を教えてもらえますか? Re: i.MX RT1064 Custom Board – SGTL5000 Codec Not Responding Over I2C カスタムボードにはRT1064とSGTL5000コーデックの両方を入れています。各チップを個別にテストしました。SGTL5000はTeensy 4.1搭載、RT1064は外部PJRC SGTL5000オーディオシールド搭載です。どちらも単体では問題なく動作しますが、ピンをはんだ付けして接続すると動作せず、次のような出力が出ます: === SGTL5000 育て上げテスト === I2Cスキャン(Teensyスタイル)... スキャン完了:0台のデバイス オーディオPLL = 786432000 Hz SAI1 mux=2 prediv=3 div=15 -> MCLK = 12288000 Hz(12288000 を期待) LPI2Cクロック=10000000Hz(100000000を期待) ――やってみて1―― CHIP_ID @0x A: status=902 id=0x 0 0 CHIP_ID @0x2A: status=902 id=0x 0 0 -- 2を試して-- CHIP_ID @0x A: status=902 id=0x 0 0 CHIP_ID @0x2A: status=902 id=0x 0 0 -- 3回試して -- CHIP_ID @0x A: status=902 id=0x 0 0 CHIP_ID @0x2A: status=902 id=0x 0 0 SGTL5000出ない。停止。 私が測定している電圧は以下のとおりです。 SCL: 3.2V SDA: 3.2V MCLK: 1.5~1.6V Re: i.MX RT1064 Custom Board – SGTL5000 Codec Not Responding Over I2C 更新情報:MCLKテスト結果 RT1064ボードとコーデックボードは別々のボードで、ジャンパー線で接続されています。同じRT1064 I2Cファームウェアで、異なる2つのソースからMCLKを使ってコーデックをテストしました。 テスト1:RT1064(SAI1_MCLK、GPIO_AD_B1_09、12.288 MHz)からのMCLK MCLKピンにDCマルチメーターを接続すると、約1.57V(電源電圧は約3.1V)を示す。 低速ビットバンギングI2C(約1kHz):コーデックはACKを返しますが、CHIP_IDは0xA011ではなく0xBFFF / 0xA01Fを読み取ります。 LPI2C 5、10、20、50、100 kHz: すべての速度で NAK (ステータス 902)。 MCLKパッドの設定が弱い場合(0x1008)、コーデックは全く応答せず、MCLKピンは約0Vになります。 MCLKパッドの駆動設定を変えても、違いはなかった。 テスト2:Teensy 4からのMCLK(ピン23) RT1064のMCLKジャンパー線がコーデックボードから外れました。 Teensy MCLKはコーデックボードのMCLKパッドに接続され、Teensy GNDはコーデックボードのGNDに接続されました。 RT1064はジャンパー線を通じてI2C(SCL/SDA)を駆動しています。 RT1064 LPI2C(100 kHz):CHIP_ID = 0xA011、問題CODEC_Init。 Teensy MCLKにDCマルチメーターを接続すると、約1.7V(電源電圧3.3V)の電圧が表示されます。 これまでの結論 コーデックボード、電源、I2C配線、I2Cファームウェアはすべて動作しています。問題はRT1064ボードからMCLKだけが出ていることです。マルチメーターでは直流レベルは正常に見えますが、コーデックはRT1064から送信される12.288 MHzのクロックが使えないかのように振る舞います。 Re: i.MX RT1064 Custom Board – SGTL5000 Codec Not Responding Over I2C なぜRT1064がMCLKピンのコーデックに適切なクロック信号を供給しないのか、教えていただけますか? これはハードウェアの問題でしょうか?それともRT1064プログラムの設定の問題、例えばMCLKクロックソース、オーディオ PLL設定、クロック分圧器、ピンマルチクサ設定、SAI設定などが原因の可能性が高いでしょうか?
View full article
适用于 Mcuxpresso 的 MIMXRT1010 SDK 您好, 我一直使用 mcuxpresso ide(版本 25.6)和 SDK_2.x_FRDM-K64F,利用连接到 FRDM-K64F 评估套件上的 nrf24l01 芯片,在 2.4 GHz 频段上构建网络。我想在网络中添加几套MIMXRT1010评估套件。我正在尝试安装 SDK_2_11_0_EVK-MIMXRT1010-AGM01.zip,以便使用同一个 IDE 在 RT1010s 上构建系统。它似乎已经下载并安装,但却被默默忽略了。系统提示该软件已存在,但在“已安装的SDK”面板中只有FRDM-K64F。我已经仔细地重新编译了SDK,确保包含了mcuxpresso IDE,并且我是在Linux系统上进行开发。 我是否可能受到了某种未知病毒的攻击? 非常感谢您的帮助。 干杯 奈杰尔 Re: MIMXRT1010 SDK for Mcuxpresso 嗨@ve3id , 以下是一些需要测试的项目,以确保 SDK 已正确重新安装: 在“已安装的 SDK”面板中,单击“打开 SDK 处理首选项页面”: 你应该会看到类似这样的内容: 请在所有列出的 SDK 搜索根路径中搜索“SDK_2_11_0_EVK-MIMXRT1010-AGM01.zip”,然后手动将其删除。 如果您尚未修改工作区的 SDK 位置路径,则应该看到已选择“通用 'mcuxpresso' 文件夹”选项,并且仅显示 'mcuxpresso\02\SDKPackages' 搜索根目录,因为这是默认位置。 删除后,点击重新加载按钮刷新 SDK 列表: 然后再次尝试将 SDK zip 文件拖放到“已安装的 SDK”文件夹中。如果过一段时间仍未出现,请尝试再次重新加载 SDK 列表。 BR, 埃德温。 Re: MIMXRT1010 SDK for Mcuxpresso 谢谢回复。我完全按照你说的做了,/home/nigel/mcuxpresso/02/SDKPackages# 目录是唯一显示的目录,我删除了里面的 zip 文件并重新拖入,它再次出现,但之后却没有出现在已安装 SDK 面板中。我试了两次,但刷新后仍然没有出现在已安装的SDK面板中。 Re: MIMXRT1010 SDK for Mcuxpresso 我还尝试了从“可用SDK”面板中“下载并安装SDK”选项。我选择了 MIMXR1011 处理器,它将此文件下载到 /02/SDKPakcages 目录 com.nxp.mcuxpresso.sdk.sdk_2.x_mimxrt1011xxxxx_p2site_26.9.0.20191125144617176723704789806225.zi,但它没有在面板中显示为已安装。 Re: MIMXRT1010 SDK for Mcuxpresso 问题解决了! 我尝试直接在 ~/mcuexpresso/02/SDKPackages 目录中手动解压缩,但失败了,因为它想要覆盖 cmsis 编译器,而我不想这样做。于是我在现有的 SDKPackages 目录下创建了一个名为 MIMX 的目录,并将其解压到该目录中,瞧,它就出现在我的“已安装 SDK”面板中了。我可以用 MIMXRT1011 微处理器启动一个新项目,看来我现在可以开始了。 谢谢你帮我指明了正确的方向! 干杯 奈杰尔
View full article
NX20P0477UKZを使用した水分検出 こんにちは、チームの皆さん、 当社は、部品番号NX20P0477UKZを使用したカスタム基板を開発しました。水分検知機能は搭載しておりません。 私たちの設計では、携帯電話を接続するために1.5メートルのケーブルを使用しています。つまり、ケーブルの片端はカスタムボードで接続され、もう片方はモバイル接続のために外部に露出しています。 外部に曝露されたケーブルからの湿気を検出しようとすると、水分を検知できません。この問題を解決するための方法をご教示ください。 よろしくお願いします。 Re: Moisture detection using NX20P0477UKZ こんにちは、カダム 良い一日! このNX20P0477は、デバイスが接続されていない状態で動作することを想定しており、主な目的は事前にFLAGBを主張することで湿気条件下での接続を防ぐことです。 ケーブルや機器が接続されると(モバイル電話はケーブルを介して接続されます)、CCラインの電気的条件はより複雑になり、水の存在とアクティブな接続が組み合わさると予測不能な挙動を引き起こします。したがって、これらの条件下では装置は水分イベント情報を確実に識別または検出できません。 この情報がお役に立てば幸いです。他に何かご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。 良い一日をお過ごしください。幸運を祈ります。 Re: Moisture detection using NX20P0477UKZ こんにちは、ラファール。 迅速なご対応ありがとうございます。 私たちは、いかなる機器も接続せずにテストを実施しています。私たちのアプリケーションでは、ケーブルの片方を搭載タイプCコネクタに接続し、もう一方の端は開いたままにしています。ケーブルの開いた端を水に浸していますが、フラッグピン(C1)は常に高さにあり、湿気を検出できません。 水分を検出するために、CP_EN(B2)ピンをハイレベルに設定しています。 機能の検証方法を教えていただけますか? よろしくお願いします。 Re: Moisture detection using NX20P0477UKZ CC1とCC2は水道蛇口の状態を検出するために電圧が必要なようです。あなたのテストシナリオでは、ケーブルの片方を搭載タイプCコネクタに接続し、もう一方の端は開いたままにしています。これはCC1またはCC2のピンに電圧がかかっていないということですか? Re: Moisture detection using NX20P0477UKZ こんにちは、ラファール。 私たちの問題について何か進展はありますか? この問題は私たちにとって非常に重要です。 できるだけ早くご回答いただければ幸いです。 よろしくお願いします。
View full article
i.MX95 19×19 EVK – AAOS 16でのIMX95-OS08A20カメラサポート こんにちは、NXP チームの皆様、 現在、NXP i.MX95 19×19 EVK(IMX95LPD5EVK-19)とAndroid オートモーティブ OS(AAOS)16を扱っています。 弊社の要件は、i.MX95 BSPで公式にサポートされているカメラモジュールを使用することです。 我々は以前、AN14853に記載されているソニーのIMX219、IMX258、IMX477カメラモジュールを評価した。しかしながら、Innowave IMX258はi.MX95 BSPで公式にはサポートされていないことを承知しております。 NXPからのガイダンスに基づくと、IMX95-OS08A20はi.MX95 19×19 EVK用のNXPサポート対象カメラモジュールであると理解しています。 私たちの具体的なユーすCASEについて、以下の点を確認したいと思います。 1. IMX95-OS08A20は、i.MX95 19×19 EVK(IMX95LPD5EVK-19)上のAAOS 16で正式にサポートされていますか? 2. IMX95-OS08A20には、どのNXP BSP / AAOS 16リリースを使用すべきですか? 3. 必要なカメラドライバーとISPサポートはすでにAAOS 16 BSPに含まれていますか? 4. OS08A20を有効にするために追加のパッチ、ソフトウェアパッケージ、設定変更が必要ですか? 5. 19×19 EVK上のOS08A20カメラには、どのデバイスツリー/DTB構成を使用すべきですか? 6. AAOS 16では、どのようなカメラ解像度とフレームレートがサポートされていますか? 7. AAOS 16とOS08A20を組み合わせるためのEVS構成やサンプルアプリケーションはありますか? 8.購入すべきカメラモジュール/部品番号と必要なケーブルまたはアダプターの正確な番号をご確認ください。 9. 可能であれば、IMX95-OS08A20の推奨購入情報またはNXP代理店情報を提供してください。 現在の環境は以下のとおりです。 ボード: NXP i.MX95 19×19 EVK (IMX95LPD5EVK-19) ソフトウェア: Android オートモーティブ OS 16 BSP: NXP i.MX95 BSP カメラの購入は、当社のAAOS 16 + BSP環境との互換性を確認した後に行いたいと考えています。 NXPの参考資料: https://www.nxp.com/design/design-center/development-boards-and-designs/IMX95-OS08A20 よろしくお願いします。 Android Re: i.MX95 19×19 EVK – IMX95-OS08A20 Camera Support with AAOS 16 こんにちは、 OS08A20はi.MX95のAAOSではサポートされていないカメラで、このプロセッサではOX03C10とAP1302カメラセンサーをサポートしています。 よろしくお願いいたします。 アルド。 Re: i.MX95 19×19 EVK – IMX95-OS08A20 Camera Support with AAOS 16 こんにちは、アルドさん。 ご説明いただきありがとうございます。 i.MX95のAAOSではOS08A20はサポートされておらず、AAOSでサポートされているカメラソリューションはOX03C10とAP1302であると理解しています。 弊社の要件は、i.MX95 19×19 EVK(IMX95LPD5EVK-19)上でAAOS 16を実現することです。 対応カメラのオプションについて、以下の情報を教えていただけますか? i.MX95 19×19 EVK 上で AAOS 16 を使用する場合、OX03C10 と AP1302 のどちらが推奨されますか? 購入すべきカメラモジュール/部品番号は正確には何ですか? 必要なカメラボード、デシリアライザー、アダプタ、またはケーブルは何ですか? NXP AAOS 16 / BSPのリリースはどのものが選んだカメラを公式にサポートしていますか? 必要なカメラドライバ、ISPサポート、デバイスツリー設定、EVSサポートはすでにAAOS 16のBSPに含まれていますか? 追加のパッチ、ファームウェア、または設定変更が必要ですか? NXPの製品ページ/ご注文情報/カメラモジュールの推奨代理店を教えていただけますか? 私たちが目指す環境は以下の通りです。 基板:NXP i.MX95 19×19 EVK(IMX95LPD5EVK-19) ソフトウェア:Android オートモーティブ OS 16 BSP:NXP i.MX95 BSP 購入前に、対応しているハードウェアと必要なアクセサリーの正確な内容を確認したいと考えています。 再開まで今しばらくお待ちください。 よろしくお願いします、 グナナ・プラサンナ
View full article
使用 NX20P0477UKZ 进行湿度检测 各位团队成员,大家好! 我们开发了使用 P/N: NX20P0477UKZ 的定制电路板。我们无法检测到水分。 我们的设计采用1.5米长的电缆连接手机。因此,电缆的一端连接到我们定制的板,另一端则暴露在外,用于连接移动设备。 所以当我们试图检测暴露在外的电缆中的水分时。我们无法检测到水分。请指导我们如何解决这个问题。 谢谢! Re: Moisture detection using NX20P0477UKZ 你好 kadamm 再会! NX20P0477 旨在未连接任何设备时运行,其主要目的是通过预先断言 FLAGB 来防止在潮湿条件下连接。 一旦电缆或设备连接(即使是通过电缆连接的手机),CC 线路上的电气条件就会变得更加复杂,水的存在以及活动的连接会导致不可预测的行为。因此,在这些条件下,该设备无法可靠地区分或检测潮湿事件。 希望这些信息对您有所帮助,如果您还需要其他帮助,请告诉我。 祝你今天过得愉快,一切顺利。 Re: Moisture detection using NX20P0477UKZ 你好,拉法尔。 感谢您的快速回复。 我们是在不连接任何设备的情况下进行测试的。根据我们的应用,我们将一根电缆的一端连接到我们板载的C型连接器上,电缆的另一端保持开放状态。我们将电缆开口端浸入水中,但标志引脚(C1)始终为高电平,无法检测到水分。 我们将 CP_EN(B2) 引脚置为高电平以检测湿度。 请问我们如何验证功能性? 谢谢! Re: Moisture detection using NX20P0477UKZ 看来 CC1 和 CC2 需要一定的电压才能检测水龙头状态。在您的测试场景中,我们将一根线缆的一端连接到板载C型接口,另一端保持开路。这是否意味着CC1或CC2引脚上没有电压? Re: Moisture detection using NX20P0477UKZ 你好,拉法尔。 我们的问题有任何进展吗? 这个问题对我们至关重要。 期待您的尽快回复。 谢谢!
View full article
i.MX95 19×19 EVK – IMX95-OS08A20 相机支持,带 AAOS 16 您好,NXP团队: 我们目前正在使用 NXP i.MX95 19×19 EVK (IMX95LPD5EVK-19) 和 Android Automotive OS (AAOS) 16。 我们的要求是使用 i.MX95 电路板支持包。官方支持的摄像头模块。 我们之前评测过 AN14853 中列出的索尼 IMX219、IMX258 和 IMX477 相机模块。但是,我们了解到 Innowave IMX258 在 i.MX95 电路板支持包中没有得到官方支持。 根据 NXP 的指导,我们了解到 IMX95-OS08A20 是 NXP 支持的 i.MX95 19×19 EVK 相机模块。 我们想就我们的具体使用案例确认以下几点: 1. IMX95-OS08A20 是否在 i.MX95 19×19 EVK (IMX95LPD5EVK-19) 上正式支持 AAOS 16? 2. IMX95-OS08A20 应该使用哪个确切的 NXP 电路板支持包 / AAOS 16 版本? 3. AAOS 16 电路板支持包中是否已包含所需的摄像头驱动程序和 ISP 支持? 4. 启用 OS08A20 是否需要任何额外的补丁、代码包,软件包或配置更改? 5. 19×19 EVK 上的 OS08A20 摄像机应该使用哪种设备树/DTB 配置? 6. AAOS 16 支持哪些相机分辨率和帧速率? 7. 是否有适用于 AAOS 16 的 OS08A20 的 EVS 配置或示例应用程序? 8. 请确认我们需要购买的确切摄像头模块/零件编号以及所需的线缆或适配器。 9. 如果可能,请提供 IMX95-OS08A20 的推荐购买信息或 NXP 代理商信息。 我们目前的处境是: 板: NXP i.MX95 19×19 EVK (IMX95LPD5EVK-19) 软件: Android Automotive OS 16 电路板支持包。: NXP i.MX95 电路板支持包。 我们只有在确认该相机与我们确切的 AAOS 16 + 电路板支持包 环境兼容后,才会继续购买该相机。 NXP 参考: https://www.nxp.com/design/design-center/development-boards-and-designs/IMX95-OS08A20 谢谢! Android Re: i.MX95 19×19 EVK – IMX95-OS08A20 Camera Support with AAOS 16 你好, OS08A20 不是 i.MX95 的 AAOS 支持的摄像头,对于此处理器,我们支持 OX03C10 和 AP1302 摄像头传感器。 此致敬礼/Saludos, 阿尔多。 Re: i.MX95 19×19 EVK – IMX95-OS08A20 Camera Support with AAOS 16 嗨,阿尔多, 谢谢你的解释。 我们了解到 i.MX95 的 AAOS 不支持 OS08A20,而 AAOS 支持的相机解决方案是 OX03C10 和 AP1302。 我们的具体要求是 i.MX95 19×19 EVK (IMX95LPD5EVK-19) 上的 AAOS 16。 请问您能否提供以下关于支持的相机选项的信息? 对于 i.MX95 19×19 EVK 上的 AAOS 16,推荐使用 OX03C10 还是 AP1302? 我们应该购买的摄像头模块/零件编号是多少? 需要哪种摄像头板、解串器、适配器或线缆? NXP AAOS 16 / 电路板支持包 的哪个版本正式支持所选相机? AAOS 16 电路板支持包中是否已包含所需的摄像头驱动程序、ISP 支持、设备树配置和 EVS 支持? 是否需要其他补丁、固件或配置更改? 请问能否提供NXP摄像头模块的产品页面/订购信息/推荐代理商信息? 我们的目标环境是: 板:NXP i.MX95 19×19 EVK (IMX95LPD5EVK-19) 软件:Android Automotive OS 16 电路板支持包。:NXP i.MX95 电路板支持包。 在进行购买之前,我们希望确认具体支持的硬件和所需的配件。 感谢您的支持。 此致, 格纳纳·普拉桑纳
View full article
MIMXRT1010 SDK for Mcuxpresso Hi, I have been using mcuxpresso ide (V25.6) with SDK_2.x_FRDM-K64F to build a network on 2.4 GHz using the nrf24l01 attached to FRDM-K64F eval kits.  I want to add a couple of MIMXRT1010 eval kits to the network.  I am trying to install SDK_2_11_0_EVK-MIMXRT1010-AGM01.zip to use the same IDE to build a system on the RT1010s.  It appears to download and install but silently gets ignored. There is a message saying that it already exists, but the only one in the 'installed SDKs' panel is the FRDM-K64F.  I have re-built the SDK carefully checking that I have included the mcuxpresso IDE and am developing on linux.   Is it possible that I am being stomped by an unknown bug? Any help appreciated. cheers Nigel Re: MIMXRT1010 SDK for Mcuxpresso Hi @ve3id, Here are a few things to test to make sure that the SDK is re-installed properly: On the Installed SDKs panel, click on the "Open SDK handling preferences page": You should see something like this: Please search for the 'SDK_2_11_0_EVK-MIMXRT1010-AGM01.zip' on all of the SDK search root paths that are listed there and delete it manually. If you haven't modified the SDK location paths for your workspace, you should see the option "Common 'mcuxpresso' folder" selected, and only the 'mcuxpresso\02\SDKPackages' search root, as this one is the default location. Once deleted, refresh the SDK list by clicking on the reload button: Then try drag and dropping the SDK zip file to the Installed SDKs once more. If it doesn't appear after a while, try reloading the SDK list once again. BR, Edwin. Re: MIMXRT1010 SDK for Mcuxpresso Problem solved! I tried unzipping it manually inside the ~/mcuexpresso/02/SDKPackages directory directly and it failed because it wanted to over-write cmsis compiler, which I didn't want it to do. So I created an MIMX directory underneath the existing SDKPackages directory unzipped it there, and hey presto it appears in my 'installed  SDK' panel.  I can start a new project with the MIMXRT1011 mpu, so it looks like I am good to go now. thanks for your help in pointing me the right way! cheers Nigel Re: MIMXRT1010 SDK for Mcuxpresso I also tried the 'download and install SDKs option from inside the 'available SDKs' panel.  I selected the MIMXR1011 processor and it downloaded this file into the /02/SDKPakcages directory com.nxp.mcuxpresso.sdk.sdk_2.x_mimxrt1011xxxxx_p2site_26.9.0.20191125144617176723704789806225.zi but it does not show in the panel as installed. Re: MIMXRT1010 SDK for Mcuxpresso Thanks for the reply. I tried exactly what you said, the /home/nigel/mcuxpresso/02/SDKPackages# directory was the only one shown, I deleted the zip file in there and dragged it again, it appeared again but then did not appear in the installed SDKs panel.  I did it twice, but still doesn't appear in the installed sdks panel after a refresh. 
View full article
MIMXRT1010 SDK for Mcuxpresso こんにちは、 私はmcuxpresso ide(V25.6)と、SDK_2.x_FRDM-K64Fを使って、FRDM-K64F評価キットにnrf24l01を接続して2.4 GHzのネットワークを構築しています。MIMXRT1010評価キットを2つネットワークに追加したい。RT1010sで同じIDEを使ってシステムを構築するためにSDK_2_11_0_EVK-MIMXRT1010-AGM01.zipをインストールしようとしています。ダウンロードとインストールは完了したように見えるが、その後は何も通知されずに放置される。すでに存在しているというメッセージはありますが、「インストール済みSDKs」パネルにあるのはFRDM-K64Fだけです。私はdmaxpresso IDEを含めているか慎重にSDKを再構築し、Linux上で開発しています。 未知のバグに攻撃されている可能性はありますか? どんなご協力でもありがたいです。 乾杯 ナイジェル Re: MIMXRT1010 SDK for Mcuxpresso こんにちは、 @ve3id さん。 SDKが正しく再インストールされていることを確認するために、いくつかテストすべきポイントをご紹介します。 インストール済みSDKsパネルで「Open SDK handling preferences」ページをクリックしてください: 次のような画面が表示されるはずです。 そこに掲載されているすべてのSDK検索ルートで「SDK_2_11_0_EVK-MIMXRT1010-AGM01.zip」を検索し、手動で削除してください。 もしワークスペースのSDKの位置パスを変更していなければ、「Common 'mcuxpresso' folder」が選択されているのが確認でき、デフォルトの位置は'mcuxpresso\02\SDKPackages'の検索ルートだけが表示されるはずです。 削除後は、リロードボタンをクリックしてSDKsリストを更新してください: その後、SDKのzipファイルをもう一度ドラッグ&ドロップしてインストール済みSDKsに切り替えてみてください。しばらくしても表示されない場合は、再度SDKリストを再読み込みしてみてください。 BR、 エドウィン。 Re: MIMXRT1010 SDK for Mcuxpresso 問題解決! ~/mcuexpresso/02/SDKPackages ディレクトリ内で手動で解凍しようとしましたが、cmsis コンパイラを上書きしようとしたため失敗しました。上書きは望んでいませんでした。そこで既存のSDKPackagesディレクトリの下にMIMXディレクトリを作成し、そこに解凍したところ、すぐに「インストール済みSDKs」パネルに現れました。MIMXRT1011 MPで新しいプロジェクトを始められるので、今は問題なさそうです。 正しい方向へ導いてくださり、ありがとうございました! 乾杯 ナイジェル Re: MIMXRT1010 SDK for Mcuxpresso ご返信ありがとうございます。あなたが言った通りに試しましたが、/home/nigel/mcuxpresso/02/SDKPackages#ディレクトリだけが表示されていました。そこに入っていたzipファイルを削除して再度ドラッグしましたが、再び表示されましたが、インストールされたSDKパネルには表示されませんでした。2回試しましたが、更新してもインストールされたSDKsパネルに表示されません。 Re: MIMXRT1010 SDK for Mcuxpresso また、「利用可能なSDKs」パネル内の「SDKsのダウンロードとインストール」オプションも試しました。MIMXR1011プロセッサを選択し、このファイルを/02/SDKPakcagesディレクトリにダウンロードしました com.nxp.mcuxpresso.sdk.sdk_2.x_mimxrt1011xxxxx_p2site_26.9.0.20191125144617176723704789806225.zi ですが、パネルにはインストール済みとして表示されません。
View full article
SDK Builder Changed? The MCUXpresso SDK Builder seems to have changed from 25.12 onwards and trying to update a previous configuration (SDK_25.09.00_FRDM-MCXN947) now presents me with all the middleware options selected in grey with seemingly no way to deselect the ones I don't want (which is most of them). A box at the bottom says that I can set "Filtering Criteria" but that takes me to a new page where all my board/processor/toolchain information has disappeared. Just building the SDK produces a 738MB (vs. 56MB for my 25.09 configuration) zip file and once downloaded it appears to contain support and middleware all the processors rather than just the one that I'm interested in. Just to add to the confusion the directory structure now seems quite different compared to 25.09. This is using Firefox if that makes a difference. Am I doing something wrong or is this the way the SDK Builder is supposed to work now? Andy Re: SDK Builder Changed? As an update I've just tried to update to the 26.09 release and have exactly the same problems although the  generated archive is now over 1Gb of data.
View full article
i.MX RT1064 定制板 – SGTL5000 编解码器通过 I2C 无响应 您好, 我设计了一款采用MIMXRT1064处理器和SGTL5000音频编解码器的定制 PCB。 对于 SGTL5000 电路,我遵循了标准/参考 SGTL5000 原理图。 RT1064 和 SGTL5000 之间的连接方式如下: LPI2C1_SCL → GPIO_AD_B1_00 LPI2C1_SDA → GPIO_AD_B1_01 SAI1_MCLK → GPIO_AD_B1_09 SAI1_RXD → GPIO_AD_B1_12 SAI1_TXD → GPIO_AD_B1_13 SAI1_RX_BCLK → GPIO_AD_B1_11 SAI1_RX_LRCLK → GPIO_AD_B1_10 我也附上了原理图的相关部分。 我的主要问题是,在刷写固件后,我没有收到来自 SGTL5000 的任何 I2C ACK 。 我测量了以下电压: SCL ≈ 3.3 V SDA ≈ 3.3 V MCLK 约为1.6 V 为了进行调试,我编写了一个函数,该函数暂时将 I2C 引脚更改为 GPIO,生成 9 个时钟脉冲,执行位操作 I2C 地址扫描,然后将引脚恢复为 LPI2C1。 static void i2c_hw_debug(void) { gpio_pin_config_t 输入 = { kGPIO_数字输入, 0, kGPIO_NoIntmode }; IOMUXC_SetPinMux(IOMUXC_GPIO_AD_B1_00_GPIO1_IO16, 0U); IOMUXC_SetPinMux(IOMUXC_GPIO_AD_B1_01_GPIO1_IO17, 0U); IOMUXC_SetPinConfig( IOMUXC_GPIO_AD_B1_00_GPIO1_IO16, 0x00B0U); IOMUXC_SetPinConfig( IOMUXC_GPIO_AD_B1_01_GPIO1_IO17, 0x00B0U); gpio_pin_config_t out_init = { kGPIO_数字输出, 1、 kGPIO_NoIntmode }; GPIO_PinInit(GPIO1, 16, &out_init); GPIO_PinInit(GPIO1, 17, &in); for (int i = 0; i < 9; i++) { GPIO_PinWrite(GPIO1, 16, 0U); SDK_DelayAtLeastUs(10U, SystemCoreClock); GPIO_PinWrite(GPIO1, 16, 1U); SDK_DelayAtLeastUs(10U, SystemCoreClock); } PRINTF("正在扫描 I2C 地址...\r\n"); for (uint8_t addr = 0x03; addr <= 0x77; addr++) { 如果 (bb_probe(16, 17, addr)) { PRINTF("在 0x%02X 处找到 ACK\r\n", addr); } } IOMUXC_SetPinMux( IOMUXC_GPIO_AD_B1_00_LPI2C1_SCL, 1U); IOMUXC_SetPinMux( IOMUXC_GPIO_AD_B1_01_LPI2C1_SDA, 1U); } 如何使用 MIMXRT1064 初始化 SGTL5000 编解码器?为什么即使所有硬件连接和配置看起来都正确,我也没有收到来自编解码器的 ACK? 谢谢。 Re: i.MX RT1064 Custom Board – SGTL5000 Codec Not Responding Over I2C 嗨@Anushka_SS , 我建议您以evkmimxrt1064_sai示例代码为基础来开发您的应用程序。该代码示例展示了 RT1064 和 WM8960 编解码器的集成。也就是说,我们也提供了fsl_sgtl5000.c/.h驱动程序文件,可以将其作为元器件导入到项目中,只需取消定义CODEC_WM8960_ENABLE并改为定义CODEC_SGTL5000_ENABLE即可启用该驱动程序。SGTL5000 驱动程序文件包含正确初始化和使用此编解码器所需的例程。 如果这有帮助,或者您还需要任何进一步的帮助,请告诉我。 BR, 埃德温。 Re: i.MX RT1064 Custom Board – SGTL5000 Codec Not Responding Over I2C 谢谢。我已经完成了这项工作:使用 SDK 的 fsl_sgtl5000 驱动程序和 CODEC_SGTL5000_ENABLE 创建了一个新项目。问题发生在驱动程序初始化之前:SGTL5000 NAK 其地址(0x0A 和 0x2A,LPI2C 状态 902)。运行时验证:音频 PLL = 786.432 MHz,SAI1 MCLK = 12.288 MHz(从 CCM 寄存器读取),LPI2C 时钟 = 10 MHz。我使用 GPIO_AD_B1_00/01 作为 LPI2C1,使用 GPIO_AD_B1_09 作为 MCLK。SGTL5000 模块通过跳线连接到我的定制 RT1064 板。您能否建议一下硬件方面还有哪些需要检查的地方(焊盘设置、MCLK 信号完整性、RT1064 特有的问题等等)? Re: i.MX RT1064 Custom Board – SGTL5000 Codec Not Responding Over I2C 我的定制板上同时安装了RT1064和SGTL5000编解码器。我分别测试了每个芯片:用 Teensy 4.1 测试了 SGTL5000,用外部 PJRC SGTL5000 音频扩展板测试了 RT1064。这两个芯片单独使用都没问题,但是当我把它们的引脚焊接在一起时,就无法正常工作,并出现以下输出: === SGTL5000 启动测试 === I2C扫描(Teensy风格)…… 扫描完成:0 个设备 音频锁相环 = 786432000 Hz SAI1 mux=2 prediv=3 div=15 -> MCLK = 12288000 Hz (预期 12288000) LPI2C 时钟频率 = 10000000 Hz(预期值为 10000000) -- 尝试 1 -- CHIP_ID @0x A: status=902 id=0x 0 0 CHIP_ID @0x2A:状态=902 id=0x 0 0 -- 尝试 2 -- CHIP_ID @0x A: status=902 id=0x 0 0 CHIP_ID @0x2A:状态=902 id=0x 0 0 -- 尝试 3 -- CHIP_ID @0x A: status=902 id=0x 0 0 CHIP_ID @0x2A:状态=902 id=0x 0 0 SGTL5000 无应答。停止。 我测量的电压值是: SCL:3.2V SDA:3.2 伏 MCLK:1.5–1.6V Re: i.MX RT1064 Custom Board – SGTL5000 Codec Not Responding Over I2C 更新:MCLK 测试结果 RT1064 板和编解码器板是两个独立的板子,通过跳线连接。我使用来自两个不同来源的 MCLK,并采用相同的 RT1064 I2C 固件对编解码器进行了测试。 测试 1:来自 RT1064 的 MCLK(SAI1_MCLK,GPIO_AD_B1_09,12.288 MHz) 直流万用表测量 MCLK 引脚上的电压,读数约为 1.57 V(电源电压约为 3.1 V)。 慢速位操作 I2C(~1 kHz):编解码器发出 ACK,但 CHIP_ID 读取的是 0xBFFF / 0xA01F 而不是 0xA011。 LPI2C 在 5、10、20、50 和 100 kHz 时:每个速度下均为 NAK(状态 902)。 当 MCLK 焊盘设置较弱 (0x1008) 时,编解码器完全没有响应,MCLK 引脚读数约为 0 V。 不同的MCLK焊盘驱动设置没有区别。 测试 2:来自 Teensy 4 的 MCLK(引脚 23) RT1064 MCLK 跳线已从编解码器板上断开。 Teensy MCLK 连接到编解码器板的 MCLK 焊盘,Teensy GND 连接到编解码器板的 GND。 RT1064 仍然通过跳线驱动 I2C (SCL/SDA)。 RT1064 LPI2C 在 100 kHz 时: CHIP_ID = 0xA011 且 CODEC_Init OK 。 使用直流万用表测量 Teensy MCLK,读数约为 1.7 V(3.3 V 电源)。 目前为止的结论 编解码器板、其电源、I2C 线路和 I2C 固件都正常工作。问题只出在来自 RT1064 板的 MCLK 信号上。在万用表上,直流电平看起来正常,但编解码器表现得好像来自 RT1064 的 12.288 MHz 时钟信号无法使用。 Re: i.MX RT1064 Custom Board – SGTL5000 Codec Not Responding Over I2C 请问您能否帮我理解一下为什么RT1064没有通过MCLK引脚向编解码器提供正确的时钟信号? 这可能是硬件相关的问题,还是更有可能是我的 RT1064 程序中的配置问题,例如 MCLK 时钟源、音频 PLL 配置、时钟分频器、引脚多路复用器配置或 SAI 设置?
View full article
i.MX RT1064 Custom Board – SGTL5000 Codec Not Responding Over I2C Hi, I have designed a custom PCB using the MIMXRT1064 processor and the SGTL5000 audio codec. For the SGTL5000 circuit, I followed the standard/reference SGTL5000 schematic. The connections between the RT1064 and SGTL5000 are as follows: LPI2C1_SCL → GPIO_AD_B1_00 LPI2C1_SDA → GPIO_AD_B1_01 SAI1_MCLK → GPIO_AD_B1_09 SAI1_RXD → GPIO_AD_B1_12 SAI1_TXD → GPIO_AD_B1_13 SAI1_RX_BCLK → GPIO_AD_B1_11 SAI1_RX_LRCLK → GPIO_AD_B1_10 I have attached the relevant part of my schematic as well. My main problem is that after flashing the firmware, I am not receiving any I2C ACK from the SGTL5000. I measured the following voltages: SCL = approximately 3.3 V SDA = approximately 3.3 V MCLK = approximately 1.6 V For debugging, I wrote a function that temporarily changes the I2C pins to GPIO, generates 9 clock pulses, performs a bit-banged I2C address scan, and then restores the pins back to LPI2C1. static void i2c_hw_debug(void) { gpio_pin_config_t in = { kGPIO_DigitalInput, 0, kGPIO_NoIntmode }; IOMUXC_SetPinMux(IOMUXC_GPIO_AD_B1_00_GPIO1_IO16, 0U); IOMUXC_SetPinMux(IOMUXC_GPIO_AD_B1_01_GPIO1_IO17, 0U); IOMUXC_SetPinConfig( IOMUXC_GPIO_AD_B1_00_GPIO1_IO16, 0x00B0U); IOMUXC_SetPinConfig( IOMUXC_GPIO_AD_B1_01_GPIO1_IO17, 0x00B0U); gpio_pin_config_t out_init = { kGPIO_DigitalOutput, 1, kGPIO_NoIntmode }; GPIO_PinInit(GPIO1, 16, &out_init); GPIO_PinInit(GPIO1, 17, &in); for (int i = 0; i < 9; i++) { GPIO_PinWrite(GPIO1, 16, 0U); SDK_DelayAtLeastUs(10U, SystemCoreClock); GPIO_PinWrite(GPIO1, 16, 1U); SDK_DelayAtLeastUs(10U, SystemCoreClock); } PRINTF("Scanning I2C addresses...\r\n"); for (uint8_t addr = 0x03; addr <= 0x77; addr++) { if (bb_probe(16, 17, addr)) { PRINTF("ACK found at 0x%02X\r\n", addr); } } IOMUXC_SetPinMux( IOMUXC_GPIO_AD_B1_00_LPI2C1_SCL, 1U); IOMUXC_SetPinMux( IOMUXC_GPIO_AD_B1_01_LPI2C1_SDA, 1U); } How can I initialize the SGTL5000 codec with the MIMXRT1064, and why am I not receiving an ACK from the codec even though all the hardware connections and configurations appear to be correct? Thanks. Re: i.MX RT1064 Custom Board – SGTL5000 Codec Not Responding Over I2C Hi @Anushka_SS, I would suggest basing your application on the evkmimxrt1064_sai example code instead. This code exemplified the integration of the RT1064 and a WM8960 codec. That said, we do also provide the fsl_sgtl5000.c/.h driver files, which can be imported as a component to the project, and enabled by simply changing the codec used by undefining CODEC_WM8960_ENABLE and defining CODEC_SGTL5000_ENABLE instead. The SGTL5000 driver files have the necessary routines to properly initialize and use this codec. Let me know if this helps, and if you require any further assistance. BR, Edwin. Re: i.MX RT1064 Custom Board – SGTL5000 Codec Not Responding Over I2C Thank you. I have already done this: a fresh project using the SDK's fsl_sgtl5000 driver with CODEC_SGTL5000_ENABLE. The problem occurs before the driver initializes: the SGTL5000 NAKs its address (0x0A and 0x2A, LPI2C status 902). Verified at run time: Audio PLL = 786.432 MHz, SAI1 MCLK = 12.288 MHz (read back from the CCM registers), LPI2C clock = 10 MHz. I am using GPIO_AD_B1_00/01 for LPI2C1 and GPIO_AD_B1_09 for MCLK. The SGTL5000 module is connected to my custom RT1064 board with jumper wires. Can you suggest what else to check on the hardware side (pad settings, MCLK signal integrity, anything specific to the RT1064)? Re: i.MX RT1064 Custom Board – SGTL5000 Codec Not Responding Over I2C I have both the RT1064 and the SGTL5000 codec on my custom board. I tested each chip independently: the SGTL5000 with a Teensy 4.1, and the RT1064 with an external PJRC SGTL5000 audio shield. Both work fine on their own, but when I connect them together by soldering their pins, it doesn't work, and I get this output: === SGTL5000 bring-up test === I2C scan (Teensy style)... Scan done: 0 device(s) Audio PLL = 786432000 Hz SAI1 mux=2 prediv=3 div=15 -> MCLK = 12288000 Hz (expect 12288000) LPI2C clock = 10000000 Hz (expect 10000000) -- try 1 -- CHIP_ID @0x A: status=902 id=0x 0 0 CHIP_ID @0x2A: status=902 id=0x 0 0 -- try 2 -- CHIP_ID @0x A: status=902 id=0x 0 0 CHIP_ID @0x2A: status=902 id=0x 0 0 -- try 3 -- CHIP_ID @0x A: status=902 id=0x 0 0 CHIP_ID @0x2A: status=902 id=0x 0 0 SGTL5000 not answering. Stop. The voltages I'm measuring are: SCL: 3.2 V SDA: 3.2 V MCLK: 1.5–1.6 V Re: i.MX RT1064 Custom Board – SGTL5000 Codec Not Responding Over I2C Update: MCLK testing results The RT1064 board and the codec board are two separate boards, connected with jumper wires. I tested the codec using MCLK from two different sources, with the same RT1064 I2C firmware. Test 1: MCLK from the RT1064 (SAI1_MCLK, GPIO_AD_B1_09, 12.288 MHz) A DC multimeter on the MCLK pin reads about 1.57 V (supply about 3.1 V). Slow bit-bang I2C (~1 kHz): the codec ACKs, but CHIP_ID reads 0xBFFF / 0xA01F instead of 0xA011. LPI2C at 5, 10, 20, 50 and 100 kHz: NAK at every speed (status 902). With a weak MCLK pad setting (0x1008), the codec doesn't answer at all and the MCLK pin reads about 0 V. Different MCLK pad drive settings made no difference. Test 2: MCLK from a Teensy 4 (pin 23) RT1064 MCLK jumper wire disconnected from the codec board. Teensy MCLK connected to the codec board's MCLK pad, Teensy GND connected to the codec board's GND. RT1064 still drives I2C (SCL/SDA) through jumper wires. RT1064 LPI2C at 100 kHz: CHIP_ID = 0xA011 and CODEC_Init OK. A DC multimeter on the Teensy MCLK reads about 1.7 V (3.3 V supply). Conclusion so far The codec board, its power supplies, the I2C wiring and the I2C firmware all work. The problem is only the MCLK coming from the RT1064 board. The DC level looks normal on a multimeter, but the codec behaves as if the 12.288 MHz clock arriving from the RT1064 is not usable. Re: i.MX RT1064 Custom Board – SGTL5000 Codec Not Responding Over I2C Can you please help me understand why the RT1064 is not providing a proper clock signal to the codec on the MCLK pin? Could this be a hardware-related issue, or is it more likely to be a configuration problem in my RT1064 program, such as the MCLK clock source, Audio PLL configuration, clock divider, pin mux configuration, or SAI settings?
View full article