Multi Source Translation Content

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Multi Source Translation Content

Discussions

Sort by:
S32K3X4EVB-T172:连接板载调试器 USB (J41) 时 Lauterbach JTAG 失败 – 如何正确使用 你好, 我正在使用 S32K3X4EVB-T172(Rev B),并通过 JTAG 连接器连接 Lauterbach TRACE32 调试器。 我希望仅使用板载调试器 (J41) 作为 USB 虚拟 COM 端口来读取 LPUART6 日志(PTA15 = LPUART6_RX,PTA16 = LPUART6_TX,如硬件用户手册中所述),同时使用 TRACE32 进行调试。 问题: J41 未连接:TRACE32 连接正常(SYStem.Up OK)。 J41 已连接:虚拟 COM 端口出现在 Windows 中,但 TRACE32 报告“调试端口失败”。 看起来板载调试器正在驱动 S32K3 的 JTAG/SWD 和/或 RESET 线。 问题: 是否有跳线或电阻组可以将板载调试器与 MCU JTAG/SWD/RESET 线隔离,同时保持 LPUART6 (PTA15/PTA16) 与板载调试器的连接? 如果必须移除电阻器,它们分别是什么参考标识符?硬件用户手册(修订版 A3,08/2024)仅涵盖跟踪隔离电阻器(R192、R452、R190、R435、R511),不涵盖板载调试器。 当使用外部调试器时,是否有推荐的配置或固件设置,使板载调试器保持被动状态(仅 UART)? 设置: 板:S32K3X4EVB-T172 Rev B,S32K314 调试器:JTAG 连接器上的 Lauterbach TRACE32 软件:S32DS 3.5,RTD 5.0.0 谢谢! Re: S32K3X4EVB-T172: Lauterbach JTAG fails when on-board debugger USB (J41) is connected – how to us 你好@EddiePark , 从第 7 页(共 13 页)可以看出,OpenSDA 信号通过以下电阻连接。 R600 - JTAG_TCLK/SWD_CLK R591 - JTAG_TMS/SWD_DIO R588 - JTAG_TDI R246 - JTAG_TDO R239 - RESET_MCU 您可以移除这些电阻器,这将禁用板载调试器,并允许您继续使用 PTA15/16 作为通过 micro-USB 连接器的 UART 输出。 当使用外部调试器时,没有推荐的配置或固件设置可以让板载调试器保持被动状态。 此致, 朱利安
View full article
MC33FS6523CAE SBCの過熱シャットダウンが予想よりも高い温度で発生する 私はVCUアプリケーションで NXP MC33FS6523CAE SBCモジュールを使用しています。 AMUX/MUX_OUT 出力 を通じてSBCダイの温度を測定しています 。 データシートによると、SBCは約160℃で熱シャットダウンに入ると想定されています。この動作を検証するため、SBCの温度を上昇させ、AMUXの温度出力を監視しました。 しかし、SBCは 160℃ 付近ではシャットダウンしなかった 。代わりに、測定温度が約 202℃ に達した後にシャットダウンが発生した 。 また、バッテリー電圧を直接測定することでAMUXの出力を検証したところ、電圧測定値は正確であることが確認されました。 もう少し詳しく教えていただけますか: MC33FS6523CAEにおいて、約202℃付近でのシャットダウンは想定される動作でしょうか? この部品の正確な過熱シャットダウン閾値と許容範囲はどれくらいですか? AMUXのダイ温度出力は、シャットダウン温度のしきい値に直接対応することを意図しているのでしょうか? この違いを説明する設定ビットや動作モード、レギュレーター固有の熱シャットダウン挙動などはありますか? デバイス NXP SBC: MC33FS6523CAE Re: MC33FS6523CAE SBC Thermal Shutdown Occurs at Higher Temperature Than Expected こんにちは、バラートさん。 追加のご質問をいただき、ありがとうございます。以下に私の回答を記載します。 1.SPIやAMUXを通じてレギュレーターごとのTSDセンサ値に直接アクセスすることはできません。レギュレータごとの意味のある温度指標を得る唯一の方法は、温度警告フラグ(TWARN)を使用することです。TWARNは、TSD(最低約160℃)よりもかなり早い、約125℃という一般的な閾値で作動します。TWARN_PRE、TWARN_CORE、またはTWARN_CCAが設定されている場合、それは、その特定のレギュレータのパストランジスタ付近の局所温度がシャットダウン領域に近づいていることを示します。これは、利用可能な回路内早期警報システムの中で最も有用なものです。 2. 以下のアプローチが可能である: - テスト対象のレギュレーターに目標動作電流(例えばMC33FS6523のVCOREは2.2A)で負荷し、そのレギュレーターのパストランジスタに熱を集中させる。 - SPIを通じてDIAGレジスタをポーリングしながら、周囲温度をゆっくり上げる。 - そのレギュレーターのTWARNフラグが最初に設定され(通常約125°C)、センサが作動していることを確認し、基準点を示します。 - ランプアップを続行します。TSDがアサートされ、レギュレータの出力がゼロに低下します。その時点でAMUXダイの温度を記録するのは、あくまでおおよその基準として。 - TSDは自動回復:接合温度がTSD −ヒステリシス(通常約10°C)を下回ると自動的に再始動するため、サイクルを繰り返します。 3. 温度上昇中に以下のSPIレジスタをポーリングします。 4. AMUX温度は一般的なダイセンサーであり、特定のレギュレーターのTSDトリップポイントの検証や予測には使用できません。TSD検証において、唯一信頼できる指標は、DIAGレジスタ内のTSDフラグと、影響を受けるレギュレータの出力電圧の目に見える低下である。 BRs、トーマス Re: MC33FS6523CAE SBC Thermal Shutdown Occurs at Higher Temperature Than Expected こんにちは、 @TomasVaverka さん。 ご説明いただきありがとうございます。 AMUX/MUX_OUTの温度は内部ダイ温度センサーからのものであり、VPRE、VCORE、VCCA、VAUX、CAN_5Vのローカルサーマルシャットダウン回路で使われている温度とは異なると理解しています。 各レギュレーターブロックの熱遮断閾値を検証する推奨方法を教えていただけますか? 具体的には: 1.レギュレーターのサーマルシャットダウンセンサー付近の局所温度を読み取ったり推定したりする方法はありますか? 2. 160°Cの最小シャットダウン閾値を検証するためのNXPの推奨テストセットアップや手順はありますか? 3.熱テスト中に、どのレギュレーターブロックが熱シャットダウンを引き起こしたかを確認するために、特定の診断・ステータスレジスタを監視すべきでしょうか? 4. AMUX/MUX_OUTのダイ温度は、シャットダウン検証温度ではなく、概算的な基準としてのみ使用できるのでしょうか? 今回のテストでは、シャットダウンが発生する前にAMUX/MUX_OUTの温度が約202℃に達し、MUX_OUTの電圧も外部で検証しました。この閾値の正しい検証方法を確認したいと思います。 よろしくお願いします、 バラート Re: MC33FS6523CAE SBC Thermal Shutdown Occurs at Higher Temperature Than Expected こんにちは、バラートさん。 MC33FS6523CAEレギュレータの熱シャットダウンしきい値は160℃(最小)と規定されており、各レギュレータブロック(VPRE、VCORE、VCCA、VAUX、CAN_5V)ごとにローカルに実装されています。 AMUX/MUX_OUTピンを通じて得られる温度は内部のダイ温度センサによって生成されており、個々の熱シャットダウン回路で使用される温度とは必ずしも同じではないことに注意してください。レギュレーターは電源装置の近くに設置された専用の熱センサによって保護されています。したがって、MUX_OUTから報告される温度は、内部で熱遮断の判断に使用される温度とは異なります。 BRs、トーマス
View full article
S32K3X4EVB-T172:ラウターバッハJTAGが搭載デバッガUSB(J41)コネクテッド時に失敗する – 使用方法 こんにちは、 私はS32K3X4EVB-T172(Rev B)をJTAGコネクタに接続し、Lauterbach TRACE32デバッガを使用しています。 搭載デバッガ(J41)をUSBの仮想COMポートとしてのみ使い、LPUART6ログ(PTA15 = LPUART6_RX、PTA16 = LPUART6_TX、ハードウェアユーザーマニュアルに記載されています)を読み込みつつ、同時にTRACE32でデバッグしたいと考えています。 問題: J41接続されていません:TRACE32正常に接続しています(SYStem.Up OK)。 J41コネクテッド:仮想COMポートはWindowsに表示されますが、TRACE32「デバッグポート失敗」と表示されます。 搭載デバッガがS32K3のJTAG/SWDおよび/またはRESETラインを駆動しているようです。 質問: 搭載デバッガをMCU(JTAG/SWD/RESET)ラインから分離しつつ、LPUART6(PTA15/PTA16)接続を搭載デバッガに保持するためのジャンパーや抵抗セットはありますか? 抵抗器を取り外す必要がある場合、それらの抵抗器の参照指定子はどれですか?ハードウェアユーザーマニュアル(Rev A3、2024年8月)は、TRACEアイソレータ抵抗器(R192、R452、R190、R435、R511)のみを扱っており、搭載デバッガは含まれていません。 外部デバッガを使う際に搭載デバッガがパッシブ(UARTのみ)を維持するための推奨される設定やファームウェア設定はありますか? 設定: ボード:S32K3X4EVB-T172 Rev B、S32K314 デバッガ:JTAGコネクタのLauterbach TRACE32 ソフトウェア:S32DS 3.5、RTD 5.0.0 よろしくお願いします。 Re: S32K3X4EVB-T172: Lauterbach JTAG fails when on-board debugger USB (J41) is connected – how to us こんにちは、 @EddiePark さん、 13枚中7枚のシートで、OpenSDA信号は以下の抵抗器を介して接続されていることがわかります R600 - JTAG_TCLK/SWD_CLK R591 - JTAG_TMS/SWD_DIO R588 - JTAG_TDI R246 - JTAG_TDO R239 - RESET_MCU これらの抵抗を減らすと搭載のデバッガが無効化され、micro-USBコネクタを通じてPTA15/16をUART出力として使い続けられます。 外部デバッガを使用した際に搭載デバッガが受動的に機能する設定やファームウェア設定の推奨はありません。 よろしくお願いします、 ジュリアン
View full article
i.MX用設定ツール このツールの i.MX 26.06 設定ツール i.mx952 も動作しません。エラー:プロセッサデータベースをダウンロードできません。 Re: Config Tools for i.MX こんにちは、 @onkarbhalerao さん。 NXPサポートまでご連絡いただきありがとうございます。 こちら側でテストしてみましたが、特に問題は確認されませんでした。 インターネット接続をもう一度確認して、もう一度お試しいただけますか? 問題が続く場合は、MCUXpresso SDK Builderを使って必要なファイルを手動でダウンロードできます よろしくお願いします、 チャビラ Re: Config Tools for i.MX 設定ツールでi.mx952を選択しても、ピン配置(ピンマッピング)が表示されません。
View full article
关于 MIMXRT1180-EVK 芯片(配备 Micron MT35X 显存)的 flexspi_octal_polling_transfer 超时 (7001) 的查询 您好,NXP技术支持团队, 我正在MIMXRT1180-EVK (MCUXpresso SDK 2026.09.00) 上测试 flexspi_octal_polling_transfer 示例,该芯片带有板载Micron MT35XU512A OSPI 闪存。 运行示例时,flexspi_nor_get_vendor_id() 始终失败,并出现 kStatus_FLEXSPI_SequenceExecutionTimeout (7001) 错误。 代码审查结果如下: 板载 Micron MT35X 默认以1-1-1 单路 SPI (SDR)模式启动。 该示例尝试使用 LUT 序列索引 3 (NOR_CMD_LUT_SEQ_IDX_READID_OPI) 立即读取 ID,该索引严格配置为8-8-8 OPI DDR (8PAD DDR,带 16 个虚拟周期) 。 由于这种模式不匹配,闪存不会切换 DQS,从而触发信号 FLEXSPI_TransferBlocking() 中的超时。 此外,进入八进制模式所需的 LUT 命令(例如序列索引 2 中的 1 位写使能)目前在 customLUTOctalMode (hardware_init.c) 中未填充。 请问您能否就以下方面提供建议: 是否有官方补丁或参考,引用代码可以将这款 EVK 上的 Micron MT35X 从 1-1-1 SPI 模式转换为 8-8-8 OPI DDR 模式? 现有的 SDK 示例中,哪个包含了经过验证的 Micron MT35X LUT 序列和初始化例程? 感谢您的支持。 Re: Inquiry regarding flexspi_octal_polling_transfer timeout (7001) on MIMXRT1180-EVK with Micron MT 嗨@Bill_lee , 感谢您对 NXP MIMXRT 系列产品的关注! 请先确认 ReadMe 中描述的硬件改造是否已正确实施。板载八路闪存应默认设置为八路模式。 此致, 加文
View full article
2026年版 最高かつ最高のIPTVサービス 2026年に最も優れたIPTVサービスはNigma TVです。Nigma TVは、51,000以上のライブTVチャネルと160,000以上のオンデマンド映画やシリーズを真の4K/UHD品質で提供するプレミアムストリーミングプラットフォームです。高度な凍結防止テクノロジと高性能サーバーを採用することで、主要なスポーツイベント開催時でも、最大99.9%の稼働率で非常にスムーズなストリーミングを実現します。Nigma TVは、主要なすべてのデバイス(Firestick、スマートテレビ、Android、iOS、PC、Mac)と完全に互換性があり、世界中でシームレスな視聴体験を提供します。月額わずか13.99ドルからプランをご利用いただけます。24時間の無料トライアルもご用意しており、クレジットカードは不要です。2026年現在、数千人のアクティブユーザーが、このサービスを世界で最も信頼できるIPTVプロバイダーの一つとして評価している。 公式サイト: https://nigma.tv Re: Top and Best IPTV Service 2026 🔥 iptvhdlive.com — あらゆるスポーツを視聴できます リンク探しに疲れたり、アプリを切り替えたり、大きな試合中のラグに悩まされたなら、iptvhdlive.com はあなたのために作られたプラットフォームです。このプレミアム有料サービスは、世界中の主要なスポーツすべてをHD、フルHD、4Kウルトラ画質で、滑らかで安定したストリーミングで提供します。 iptvhdlive.comで 、あらゆるスポーツをHD/4Kでライブ視聴しよう FIFA(ワールドカップ) UFC(PPV、ファイトナイト、プレリム) ボクシング(トップランク、マッチルーム、PBCのペイパービュー) NBA(レギュラーシーズン+プレーオフ) NFL(フルシーズン+スーパーボウル) クリケット、テニス、F1、MotoGP、WWEなど Re: Top and Best IPTV Service 2026 良い議論ですね。 2026年にはHypo TVも比較の選択肢として追加したいと思います。人気デバイスでライブテレビ、スポーツ、映画、国際チャネルを提供しており、無料トライアルはプランを選ぶ前にストリームの品質やチャネルの利用可能性を確認するのに役立ちます。
View full article
面向 i.MX 的配置工具 此工具中的 i.MX 26.06 配置工具 i.mx952 也无法工作,错误为:无法下载处理器数据库。 Re: Config Tools for i.MX 你好@onkarbhalerao , 感谢您联系恩智浦技术支持。 我这边已经测试过了,没有发现任何问题。 请您检查一下网络连接,然后重试。 如果问题仍然存在,您可以使用MCUXpresso SDK Builder手动下载所需文件。 此致, 查维拉 Re: Config Tools for i.MX 我无法看到引脚图(当我在配置工具中选择 i.mx952 时,看不到引脚映射)。
View full article
Config Tools for i.MX Config Tools for i.MX 26.06  in this tool i.mx952 not working also 95 , error : cannot download the processor database. Re: Config Tools for i.MX Hi @onkarbhalerao, Thank you for contacting NXP Support. I have tested this on my side and did not observe any issues. Could you please double check your internet connection and try again? If the issue persists, you can manually download the required files using the MCUXpresso SDK Builder Best regards, Chavira Re: Config Tools for i.MX I am not able to see pin outs (pin mapping when i select i.mx952 in the config tool
View full article
2026 年顶级和最佳 IPTV 服务 2026年最好的IPTV服务是Nigma TV,这是一个优质的流媒体平台,以真正的4K/UHD质量提供51,000多个直播电视频道和16万多部电影和电视剧在线点播。它采用先进的防冻技术和高性能服务器设计,即使在大型体育赛事直播期间,也能确保超流畅的流媒体传输,正常运行时间高达 99.9% 。Nigma TV与所有主要设备 (Firestick、智能电视、安卓、iOS、PC、Mac) 完全兼容,在全球范围内 提供无缝的观看体验。计划起价仅为 13.99 美元/月,提供 24 小时免费试用,无需信用卡。截至 2026 年,数以千计的活跃用户将该服务评为全球最可靠的 IPTV 提供商之一。 官方网站: https://nigma.tv Re: Top and Best IPTV Service 2026 🔥 iptvhdlive.com — 您的全方位体育频道 如果您厌倦了寻找链接、切换应用程序或在大型比赛期间应对延迟,iptvhdlive.com 就是为您打造的平台。这项高级付费服务提供世界上所有主要体育赛事——全部采用高清、全高清和 4K 超高清画质,播放流畅稳定。 观看所有体育赛事高清/4K直播,尽在iptvhdlive.com 国际足联(世界杯) UFC(付费观看、格斗之夜、垫场赛) 拳击(Top Rank、Matchroom、PBC PPV) NBA(常规赛+季后赛) NFL(完整赛季+超级碗) 板球、网球、一级方程式赛车、MotoGP、WWE等等 Re: Top and Best IPTV Service 2026 讨论很精彩。我还要补充一点, Hypo TV也是 2026 年值得比较的选择。它提供直播电视、体育赛事、电影和国际频道,支持多种主流设备,而且提供免费试用,方便用户在选择套餐前体验流畅的流媒体质量和频道覆盖范围。
View full article
Top and Best IPTV Service 2026 Best IPTV service in 2026 is Nigma TV — a premium streaming platform delivering 51,000+ live TV channels and 160,000+ on-demand movies and series in true 4K/UHD quality. Designed with advanced anti-freeze technology and high-performance servers, it ensures ultra-smooth streaming with up to 99.9% uptime, even during major live sports events. Fully compatible with all major devices (Firestick, Smart TV, Android, iOS, PC, Mac), Nigma TV offers a seamless viewing experience worldwide. Plans start at just $13.99/month, with a free 24-hour trial available — no credit card required. As of 2026, thousands of active users rate the service among the most reliable IPTV providers globally. Official site: https://nigma.tv Re: Top and Best IPTV Service 2026 🔥 iptvhdlive.com — Your All‑Sports If you’re tired of hunting for links, switching apps, or dealing with lag during big matches, iptvhdlive.com is the platform built for you. This premium paid service delivers every major sport in the world — all in HD, Full HD, and 4K Ultra Quality with smooth, stable streaming. Watch every sport live in HD/4K iptvhdlive.com FIFA (World Cup) UFC (PPV, Fight Night, Prelims) Boxing (Top Rank, Matchroom, PBC PPVs) NBA (Regular Season + Playoffs) NFL (Full Season + Super Bowl) Cricket, Tennis, Formula‑1, MotoGP, WWE, and more Re: Top and Best IPTV Service 2026 Good discussion. I’d also add Hypo TV as another option to compare for 2026. It offers live TV, sports, movies, and international channels across popular devices, and the free trial is helpful for checking stream quality and channel availability before choosing a plan.
View full article
MIMXRT1180-EVKとMicron MT35Xにおけるflexspi_octal_polling_transferタイムアウト(7001)に関する問い合わせ こんにちは、NXPテクニカルサポートチームの皆さん、 私はflexspi_octal_polling_transfer例をMIMXRT1180-EVK(MCUXpresso SDK 2026.09.00)でテストしており、オンボードにはMicron MT35XU512A OSPIフラッシュが搭載されています。 サンプルを実行すると、flexspi_nor_get_vendor_id() が kStatus_FLEXSPI_SequenceExecutionTimeout (7001) で一貫して失敗します。 コードをレビューした結果: オンボードのMicron MT35Xは、デフォルトの1-1-1シングルSPI(SDR)モードで起動します。 この例では、LUTシーケンスインデックス3(NOR_CMD_LUT_SEQ_IDX_READID_OPI)を使用して即時読み取りIDを試みます。これは、 8-8-8 OPI DDR (16ダミーサイクルを備えた8PAD DDR)専用に構成されています。 このモードの不一致により、フラッシュはDQSを切り替えず、FLEXSPI_TransferBlocking()でタイムアウトが発生します。 さらに、8進モードに入るために必要なLUTコマンド(シーケンスインデックス2の1ビット書き込みイネーブルなど)は、現在customLUTOctalMode(hardware_init.c)に実装されていません。 以下の点についてアドバイスいただけますか: このEVK上でMicron MT35Xを1-1-1 SPIモードから8-8-8 OPI DDRモードに移行するための公式パッチまたはリファレンスコードはありますか? 既存のSDKの例で、Micron MT35Xの検証済みLUTシーケンスと初期化ルーチンが含まれているものはありますか? 再開まで今しばらくお待ちください。 Re: Inquiry regarding flexspi_octal_polling_transfer timeout (7001) on MIMXRT1180-EVK with Micron MT こんにちは、 @Bill_lee さん。 NXP MIMXRTシリーズにご関心をお寄せいただきありがとうございます! まず、ReadMeに記載されているハードウェアの改修が正しく実施されていることを確認してください。内蔵のオクタルフラッシュメモリは、デフォルトでオクタルモードに設定されているはずです。 よろしくお願いします、 ギャビン
View full article
Inquiry regarding flexspi_octal_polling_transfer timeout (7001) on MIMXRT1180-EVK with Micron MT35X Hi, NXP Technical Support Team, I am testing the flexspi_octal_polling_transfer example on the MIMXRT1180-EVK (MCUXpresso SDK 2026.09.00), which features an onboard Micron MT35XU512A OSPI flash. When running the example, flexspi_nor_get_vendor_id() consistently fails with kStatus_FLEXSPI_SequenceExecutionTimeout (7001). Upon reviewing the code: The onboard Micron MT35X powers up in default 1-1-1 Single SPI (SDR) mode. The example attempts an immediate Read ID using LUT sequence index 3 (NOR_CMD_LUT_SEQ_IDX_READID_OPI), which is configured strictly for 8-8-8 OPI DDR (8PAD DDR with 16 dummy cycles). Because of this mode mismatch, the flash does not toggle DQS, triggering a timeout in FLEXSPI_TransferBlocking(). Furthermore, the LUT commands required for entering Octal mode (such as 1-bit Write Enable in sequence index 2) are currently unpopulated in customLUTOctalMode (hardware_init.c). Could you please advise on: Any official patch or reference code to transition the Micron MT35X from 1-1-1 SPI mode to 8-8-8 OPI DDR mode on this EVK? Which existing SDK example includes the validated LUT sequence and initialization routine for Micron MT35X? Thank you for your support. Re: Inquiry regarding flexspi_octal_polling_transfer timeout (7001) on MIMXRT1180-EVK with Micron MT Hi @Bill_lee , Thanks for your interest in NXP MIMXRT series! Please first verify that the hardware rework described in the ReadMe has been correctly implemented. The onboard Octal Flash should default to Octal Mode. Best regards, Gavin
View full article
FRDM-A-S32K344:使用板载 I2C 设备的 LPI2C 主示例项目 大家好, 我正在使用 FRDM-A-S32K344 (S32K344MINI-EVB) 板,具体操作如下: S32DS 3.5.8 RTD 4.0.0 (R21-11) 我已成功导入并版本了I2c_Ip_Example_S32K344_Q172项目,并查看了现有配置。 在查阅了电路板用户手册后,我注意到默认的 LPI2C 总线连接到几个板载 I²C 设备,包括FXLS8964 加速度计、 P3T1750 温度传感器。 我想评估LPI2C 在主模式下的性能,并与板载从设备之一(最好是 FXLS8964 或 P3T1750)进行通信。 请问您能否提供以下信息: LPI2C 主控模式的推荐配置。 是否有适用于 FRDM-A-S32K344 的示例项目? 使用 I2c_Ip 驱动程序从板载传感器读取数据的指南。 任何示例项目、应用笔记或参考实现都将不胜感激。 感谢您的支持。 此致, 维尔 Re: FRDM-A-S32K344: LPI2C Master Example Project Using Onboard I2C Devices 你好@ Veereshh 我建议安装 S32 DS V3.6.x 和 RTD 7.0.1。 如果您仍然希望使用 RTD 4.0.0,您可以参考 S32 DS V3.6.x 的示例项目,或者直接 请使用最新版本的RTD开发您的应用程序。 Re: FRDM-A-S32K344: LPI2C Master Example Project Using Onboard I2C Devices 嗨@Senlent , 谢谢你的解释。 由于我目前使用的是S32 DS v3.5 ,并且已经从 RTD 示例中导入了I2c_Ip_Example_S32K344_Q172项目(I2C 从模式运行正常),我正在考虑以下方法: 手动下载应用程序代码中心示例“使用 MCAL 驱动程序在 FRDM-A-S32K344 上使用 LPI2C 和 GPIO 进行运动和温度传感” 。 重复使用应用程序源文件(例如 accelerometer_sensor、motion_detector、temperature_sensor 文件和应用程序代码)。 将它们集成到我现有的 RTD 示例项目中,并根据需要调整配置。 对于 S32DS v3.5.8 来说,这听起来像是一个合理的方案吗? 或者,考虑到应用程序代码中心示例与我当前环境之间的 RTD 版本差异,您是否会推荐不同的迁移路径? 感谢您的指导。 此致, 维尔 Re: FRDM-A-S32K344: LPI2C Master Example Project Using Onboard I2C Devices 你好@ Veereshh 您使用的 S32 DS 版本太旧了;您应该安装最新版本,因为旧版本不包含“代码中心”选项。 Re: FRDM-A-S32K344: LPI2C Master Example Project Using Onboard I2C Devices 嗨@Senlent , 谢谢你的建议。 我查看了应用程序代码中心示例“使用 MCAL 驱动程序在 FRDM-A-S32K344 上使用 LPI2C 和 GPIO 进行运动和温度传感” ,并开始按照实现步骤进行操作。 但是,我注意到我的S32 Design Studio v3.5.8在打开工作区后,仪表板中没有显示“从应用程序代码中心导入项目”选项,而您分享的屏幕截图中却有该选项。 这会不会是因为我的S32DS版本比较旧? 如果是这样,在使用 S32DS v3.5.8 时,是否有其他方法可以导入或下载应用程序代码中心示例项目? 如果可以,请问如何在 S32DS v3.5.8 中手动导入项目? 感谢您的支持。 此致, 维尔 Re: FRDM-A-S32K344: LPI2C Master Example Project Using Onboard I2C Devices 你好@ Veereshh 您可以从“从应用程序代码中心导入项目”中找到很多示例。 但是需要注意的是,这些演示中使用的 RTD 版本是最新版本。
View full article
FRDM-A-S32K344: LPI2C Master Example Project Using Onboard I2C Devices Hello Community, I am working with the FRDM-A-S32K344 (S32K344MINI-EVB) board using: S32DS 3.5.8 RTD 4.0.0 (R21-11) I successfully imported and built the I2c_Ip_Example_S32K344_Q172 project and reviewed the existing configuration. After reviewing the board user manual, I noticed that the default LPI2C bus is connected to several onboard I²C devices, including the FXLS8964 accelerometer, P3T1750 temperature sensor. I would like to evaluate LPI2C in Master mode and communicate with one of the onboard slave devices (preferably the FXLS8964 or P3T1750). Could you please provide: Recommended configuration for LPI2C Master mode. Any available example project for FRDM-A-S32K344. Guidance on reading data from the onboard sensors using the I2c_Ip driver. Any example project, application note, or reference implementation would be greatly appreciated. Thank you for your support. Best Regards, Veer Re: FRDM-A-S32K344: LPI2C Master Example Project Using Onboard I2C Devices Hi@Veereshh I suggest installing S32 DS V3.6.x and RTD 7.0.1. If you still wish to use RTD 4.0.0, you can refer to the example projects for S32 DS V3.6.x or simply use the latest version of RTD to develop your application. Re: FRDM-A-S32K344: LPI2C Master Example Project Using Onboard I2C Devices Hi @Senlent , Thank you for the clarification. Since I am currently using S32 DS v3.5 and already have the I2c_Ip_Example_S32K344_Q172 project imported from the RTD examples (I2C Slave mode working successfully), I am considering the following approach: Download the Application Code Hub example "Motion and Temperature Sensing using LPI2C and GPIO on FRDM-A-S32K344 with MCAL Drivers" manually. Reuse the application source files (such as accelerometer_sensor, motion_detector, temperature_sensor files, and the application code). Integrate them into my existing RTD example project and adapt the configuration as required. Does this sound like a reasonable approach for S32DS v3.5.8? Or would you recommend a different migration path considering the RTD version differences between the Application Code Hub example and my current environment? Thank you for your guidance. Best Regards, Veer Re: FRDM-A-S32K344: LPI2C Master Example Project Using Onboard I2C Devices Hi@Veereshh The version of S32 DS you are using is too old; you should install the latest version, as older versions do not include the "Code Hub" option. Re: FRDM-A-S32K344: LPI2C Master Example Project Using Onboard I2C Devices Hi @Senlent , Thank you for your suggestion. I reviewed the Application Code Hub example "Motion and Temperature Sensing using LPI2C and GPIO on FRDM-A-S32K344 with MCAL Drivers" and started following the implementation steps. However, I noticed that my S32 Design Studio v3.5.8 does not show the "Import Project from Application Code Hub" option in the Dashboard after opening the workspace, while it is available in the screenshot you shared.  Could this be because my S32DS version is older? If so, is there an alternative way to import or download the Application Code Hub example projects when using S32DS v3.5.8? If yes, could you please provide the steps to import the project manually in S32DS v3.5.8? Thank you for your support. Best Regards, Veer Re: FRDM-A-S32K344: LPI2C Master Example Project Using Onboard I2C Devices Hi@Veereshh You can find a lot of demo from "Import Project from Application Code Hub" However, it should be noted that the RTD version used in these demos is the latest one.
View full article
FRDM-A-S32K344:オンボードI2Cデバイスを使用したLPI2Cマスターのサンプルプロジェクト コミュニティの皆様、こんにちは。 私はFRDM-A-S32K344(S32K344MINI-EVB)ボードを使用して作業しています。 S32DS 3.5.8 RTD 4.0.0 (R21-11) I2c_Ip_Example_S32K344_Q172プロジェクトのインポートとビルドに成功し、既存の設定を確認しました。 基板のユーザーマニュアルを確認したところ、デフォルトのLPI2Cバスは FXLS8964加速度センサや P3T1750温度センサを含む複数のオンボードI²Cデバイスに接続されていることに気が付きました。 LPI2Cをマスターモードで評価し、オンボードのスレーブデバイス(できればFXLS8964またはP3T1750)のいずれかと通信したいと考えています。 以下の情報を提供していただけますか: LPI2Cマスターモードの推奨構成。 FRDM-A-S32K344用の利用可能なサンプルプロジェクトはありますか? I2c_Ipドライバを使ってオンボードセンサからデータを読み取るためのガイダンス。 プロジェクトの例、アプリケーションノート、または参考実装があれば大変ありがたいです。 ご支援ありがとうございます。 よろしくお願いします、 ヴィール Re: FRDM-A-S32K344: LPI2C Master Example Project Using Onboard I2C Devices こんにちは、@ Veereshh S32 DS V3.6.xとRTD 7.0.1をインストールすることをお勧めします。 それでもRTD 4.0.0を使用したい場合は、S32 DS V3.6.xの例プロジェクトを参照するか、単に参照してください RTDの最新バージョンを使ってアプリケーションを開発しましょう。 Re: FRDM-A-S32K344: LPI2C Master Example Project Using Onboard I2C Devices こんにちは、 @Senlent さん。 ご説明いただきありがとうございます。 現在S32 DS v3.5を使用しており、RTDサンプルからI2c_Ip_Example_S32K344_Q172プロジェクトを既にインポート済み(I2Cスレーブモードは正常に動作)なので、以下の方法を検討しています。 Application Code Hubの例 「FRDM-A-S32K344 with MCALドライバを用いたLPI2CおよびGPIOを使った動作と温度センシング」 を手動でダウンロードしてください。 アプリケーションのソースファイル(accelerometer_sensor、motion_detector、temperature_sensorファイル、アプリケーションコードなど)を再利用します。 それらを既存のRTDサンプルプロジェクトに統合し、必要に応じて構成を調整してください。 これはS32DS v3.5.8にとって妥当なアプローチと言えるでしょうか? それとも、アプリケーション Code Hubの例と現在の環境のRTDバージョンの違いを考慮して、別の移行経路をおすすめしますか? ご指導ありがとうございました。 よろしくお願いします、 ヴィール Re: FRDM-A-S32K344: LPI2C Master Example Project Using Onboard I2C Devices こんにちは、@ Veereshh お使いのS32 DSのバージョンは古すぎます。最新バージョンをインストールしてください。古いバージョンには「コードハブ」オプションが含まれていません。 Re: FRDM-A-S32K344: LPI2C Master Example Project Using Onboard I2C Devices こんにちは、 @Senlent さん。 ご提案ありがとうございます。 Application Code Hub の例 「FRDM-A-S32K344 with MCALドライバを用いたLPI2CとGPIOを使ったモーションおよび温度センシング」 を確認し、実装ステップを踏み始めました。 しかし、私の S32 Design Studio v3.5.8 では、ワークスペースを開いたダッシュボードに 「Application Code Hubからプロジェクトをインポートする」 オプションが表示されず、あなたが共有したスクリーンショットでは表示されていることに気づきました。 これは私のS32DS版が古いからかもしれません。 もしそうなら、S32DS v3.5.8を使ってアプリケーションコードハブのサンプルプロジェクトをインポートまたはダウンロードする代替方法はありますか? もしそうなら、S32DS v3.5.8でプロジェクトを手動でインポートする手順を教えていただけますか? 再開まで今しばらくお待ちください。 よろしくお願いします、 ヴィール Re: FRDM-A-S32K344: LPI2C Master Example Project Using Onboard I2C Devices こんにちは、@ Veereshh 「Import Project from Application Code Hub」から多くのデモが見つかります。 ただし、これらのデモで使用されているRTDバージョンは最新版であることに留意すべきである。
View full article
[RTD600 IP] Pad keeping - Run vs Standby domain pins Pad Keeping As explained in the S32K3xx Low Power Management Application Note (AN), the S32K3 family is capable of retaining the output value of some selected pads when device is power-gated in Standby mode. All pins will retain their last set states in run mode during standby mode, and all pins will be placed to its default states after reset event by default. Which means that during the time between wakeup and Port reinitialization, the pins are uncontrollable and driven by default reset values. When pad keeping is enabled, HW ensures that the pin can retain its states from wakeup until the user unlocks it. The S32K3 family provides two pin groups: Run domain & Standby domain, however, the differences between them are not explicitly mentioned in the low power management application. Run domain pins are active only while the MCU is running, while Standby domain pins can also remain functional during Standby Referring to Chapter 41.12 Pad Keeping from S32K3XXRM (Rev. 12), all of the active pins in Standby are: Pin Function in Standby GPIO_4 CMP0_OUT GPIO_5 RESET_b GPIO_9 CMP2_OUT GPIO_11 CMP0_RRT GPIO_12 CLKOUT_STANDBY; CMP1_OUT GPIO_69 CMP2_RRT GPIO_110 CMP0_RRT GPIO_131 CMP0_OUT GPIO_138 CLKOUT_STANDBY GPIO_143 CMP1_RRT GPIO_158 CMP1_OUT GPIO_159 CMP1_RRT GPIO_174 CMP0_OUT GPIO_175 CMP0_RRT GPIO_196 CMP2_OUT GPIO_197 CMP2_RRT (As specified in the RM, see the IOMUX attached to it for details on different derivatives.) Configuration for Pad Keeping for both groups require the same global configuration, but standby domain pins require an additional step.  You could consider DCM.DCMRWF1[STANDBY_IO_CONFIG] field as a global enable for all pad keeping purposes during Standby mode. Additionally, for Standby domain pins, the corresponding MSCRn[PKE] field in SIUL2 must be set. Note: MSCRn[PKE] only needs to be set for Standby domain pins, and does not have effect on Run domain pins. Run domain pins Before entering standby: Configure SIUL2 output for desired pad (HIGH/LOW). Write 0 to DCM.DCMRWF1[STANDBY_IO_CONFIG] (enable global pad keeping). Complete Standby Entry Sequence described in RM. Standby domain pins Before entering standby: Configure SIUL2 output for desired pad (HIGH/LOW). Write 1 to SIUL2.MSCRn[PKE] (enable individual pad keeping). Write 0 to DCM.DCMRWF1[STANDBY_IO_CONFIG] (enable global pad keeping). Complete Standby Entry Sequence described in RM. For both Run and Standby domain pins After standby exit (wake-up event): Write 1 to DCM.DCMRWF1[STANDBY_IO_CONFIG] field on Standby mode exit to disable pad keeping. Note: After enabling Pad Keeping, user must write 1 to DCM.DCMRWF1[STANDBY_IO_CONFIG] to disable it before calling Port_Init() / Siul2_Port_Ip_Init(), otherwise pin initialization may fail. Example routine - Pad keeping  /* ------------------------------------------------------------------------- * Test HW : FRDM-A-S32K344 * MCU : S32K344_172HDQFP * IDE : S32DS 3.6.10 * RTD : S32K3_RTD_7_0_1_D2602_ASR_REL_4_9_REV_0000_20260206 * Debugger : P&E Micro * Target : Internal_FLASH * -------------------------------------------------------------------------*/ The attached example configures PTD13 (GPIO109) & PTD14 (GPIO110). PTD13 is a run domain pin, while PTD14 is a standby domain pin.  The macro PKE_CONFIG can be enabled to configure both SIUL2.MSCRn[PKE] & DCM.DCMRWF1[STANDBY_IO_CONFIG] directly through registers. Otherwise, configuration can be done through Siul2_Ip_Port and Power_Ip drivers: Enable SIUL2.MSCRn[PKE]: Enable DCM.DCMRWF1[STANDBY_IO_CONFIG]: After configuring Pad Keeping, the routine waits for USR_SW0 to be pressed, then sets both PTD13 & PTD14 HIGH and enters Standby. MCU can be waken up with USR_SW1. Green LED reflects MCU status (RUN = HIGH, STANDBY = LOW). Note: A small delay is added at to visualize time between standby exit (wake-up) and port initialization. Measurements Using the attached routine, the following measurements were done: 1. Pad Keeping enabled for both PTD13 & PTD14. 2. Pad Keeping enabled for PTD13 and disabled for PTD14. 3. Pad Keeping disabled for both PTD13 & PTD14.   This example is provided as is with no guarantees and no support.
View full article
機械図面の依頼:RK055HDMIPI4MA0ディスプレイ基板の外形、取り付け穴、FPCコネクタ 私はMIMXRT1170-EVKB Rev C3をリファレンス・デザインとして、カスタム i.MX RT1176ボードを設計しています。RK055HDMIPI4MA0 5.5インチMIPI DSIディスプレイキットを使用し、キットのPCBにある4つの取り付け穴を通して、私のボードに直接取り付けます。したがって、私の基板の外形と取り付け穴は、そのプリント基板と一致させる必要があります。 このPCBの機械図は見つかりませんでした。RK055HDMIPI4MA0製品ページ、MIMXRT1170-EVKBユーザーガイドとデザインファイル、そしてガラスモジュールのみを扱うRocktech RK055MHD091A0-CTGパネルデータシートを確認しました。 RK055HDMIPI4MA0 PCBの機械図面(DXFまたはPDF形式)、またはSTEPモデルを送っていただけますか?以下を示すものです。 1.プリント基板の外形寸法と厚さ。 2. 取り付け穴の位置がPCBのエッジに対してどのように位置するか、完成した穴の直径、穴がメッキされているか、推奨されるネジやスタンドオフ。 3. PCB背面のFPCコネクタ:部品番号、位置、ピン1の位置、接点側、ケーブル開口部の向き。 4. 付属FPCケーブル:部品番号、長さ、接点タイプ、同側または反対側。 5.プリント基板の裏面にある最も背の高い部品、およびその周辺の立ち入り禁止区域。 もし旧型のRK055HDMIPI4M基板が機械的に異なる構造になっているのであれば、その図面も提供していただけるとありがたいです。 参考までに、これまでに私がまとめた内容は以下の通りです: - MIMXRT1170-EVKBレイアウトでは、LCD取り付け穴SS1からSS4は147.253×72.905mmの3.53mmのメッキ穴パターンを形成し、長さ16.1mmのM3スタンドオフが装着されています。 - ディスプレイPCBのサイズを約155 x 83.5 mmで測定しました。 - EVKBでは、ディスプレイコネクターがJ48の片側に約8mmあり、オフセットに対応するためには50mmケーブルが最短です。基板上の2つのコネクタを一直線に並べたいです。 ご協力ありがとうございます。 ニック Re: Mechanical drawing request: RK055HDMIPI4MA0 display PCB outline, mounting holes and FPC connecto こんにちは、 @nicnewdigate さん、 NXP製品にご関心をお寄せいただき、ありがとうございます。残念ながら、 このPCBの機械図面は公開されていないため、共有できません。ご迷惑をおかけして申し訳ございませんが、ご理解いただけますようお願い申し上げます。
View full article
s32k312 自检 您好,NXP团队, 我正在使用 S32K312 SAR ADC,我想更详细地了解 ADC 自检功能,特别是算法 S、算法 C 和 RTD 自检 API。 我已经查阅了 S32K3 参考手册和相关文档,但我仍然想了解在这些自检算法执行期间,ADC 硬件内部实际发生了什么。 1. 算法 S – 供给自测 根据文档,我的理解是算法 S 包含三个步骤,并检查内部 ADC 相关电压,例如带隙/参考/电源电压。 请您更详细地解释一下算法 S 的每个步骤内部发生了什么? 例如: 在 S0、S1 和 S2 期间,SAR ADC 连接的是什么内部信号? 每个步骤中测量的是哪个供应量/参考量? ADC 执行这些测试时是否使用与正常 ADC 转换相同的 SAR 转换路径? 算法 S 过程中是否也用到了采样电容/CDAC? 具体来说,与自检模拟看门狗阈值进行比较的是什么? 预期值/阈值是否源自工厂校准信息? 我想了解完整的信号路径: 内部测试电压 → 采样网络 → SAR/CDAC → 比较器 → 转换结果 → 自检看门狗比较 2. 算法 C – 电容式自测试 我对理解算法 C 特别感兴趣。 文档中提到算法 C 包含多个步骤(C0–C11),并执行电容式自检。 请问您能否解释一下在这些步骤中,ADC硬件实际执行了哪些操作? 我目前的理解是,SAR ADC 包含一个电容式 DAC/CDAC,算法 C 在内部使用不同的电容组合来检测采样/转换电容网络中的错误。 这种理解是否正确? 更具体地说: C0、C1、C2……C11 之间发生了哪些变化? 是单个电容还是二进制加权电容组进行切换/测试? 算法 C 中是否使用了外部模拟输入,还是测试完全在内部进行? 电容器组上施加的电压/电荷是多少? 算法 C 的每个步骤返回的 ADC 结果在物理上代表什么? 文档中提到与先前校准值相比存在“偏移/误差”。这个校准后的参考值存储在哪里? 如何确定预期结果? 为什么理想的算法 C 的结果预期接近于零? 算法 C 可以检测哪些类型的硬件故障?例如: 电容不匹配, 电容开路/短路 交换机故障 泄漏, 比较器误差 电荷重新分配错误。 如果可以,能否提供一个简化的内部模块级解释,说明采样电容/CDAC、比较器和SAR逻辑如何参与算法C? 3. 普通转换与算法C的区别 对于正常的ADC转换,我大致理解其工作原理如下: 输入采样 → 采样/CDAC 网络中存储的电荷 → SAR 逐次逼近 → 转换结果 在算法 C 中,正常的外部输入采样阶段是否被内部生成的电容测试条件所取代? 换句话说,算法 C 主要测试模拟 SAR 转换路径本身,而不是测量外部 ADC 通道吗? 4. RTD 自检 API 我正在使用 S32K3 RTD ADC 驱动程序,并且想了解调用 RTD 自检 API 时究竟发生了什么,例如: Adc_Sar_Ip_SelfTest() 请问您能否解释一下该函数执行的内部软件序列? 请问这些操作中哪些是由 RTD API 实际执行的,哪些需要由应用程序配置? 我特别想知道: API 启动自检后,算法 S 和算法 C 是否作为硬件序列自动运行。 究竟是 RTD API 本身评估结果,还是 ADC 硬件模拟看门狗执行实际的 PASS/FAIL 比较。 RTD 函数返回的什么值/状态表明自检失败? 5. 自检模拟看门狗阈值 您能否也解释一下自检模拟看门狗阈值是如何确定的? 上限/下限阈值是: NXP推荐的固定值 设备特定的出厂校准值, 由 Tresos/RTD 配置生成, 或者这些值需要应用程序开发人员手动配置? 具体来说,对于算法 C,如何确定每个 C0–C11 步骤的允许正/负误差限值? 6. 自检计时 最后,我想了解一下完整自测的时间安排。 如果算法 S 包含 3 个步骤,算法 C 包含 12 个步骤: S0 → S1 → S2 → C0 → C1 → ... → C11 每个步骤内部是否都执行完整的ADC操作,类似于: 预采样+采样+SAR转换+评估/监督比较? 如果是这样,是否有任何文档或公式可以用来计算以下程序的预期执行时间: 算法 S, 算法C, 完整的S+C自测题是什么? 我的主要目标是了解 S32K312 SAR ADC 自检的硬件操作,而不仅仅是如何调用 RTD 函数。 如果可以,请提供任何针对 S32K3 的应用笔记、详细的 ADC 自检文档或 RTD 源文件/文档,以解释这些序列。 谢谢! Re: Selftest in s32k312 你好, 我已经查阅了 S32K3 参考手册和相关文档,但我仍然想了解在这些自检算法执行期间,ADC 硬件内部实际发生了什么。 为此,我编写了一篇ST应用笔记,其中对此进行了详细解释。测试与 S32K 相同,继承了 MPC56xx 设备的模块。 您的大部分问题都可以在书中找到答案,但是这本书没有公开版本。如果您在NXP.com上提交工单,我可以通过工单分享给您。 我不会在公共社区详细解释自测的工作原理。 基本答案如下: 在 S0、S1 和 S2 期间,SAR ADC 连接的是什么内部信号? ADC内部带隙电压(S0 - step0)–(Vbandgap / Vref) ADC供电电压(S1 - step1)–(VDDA / Vbandgap) ADC参考电压(S2 - step2)–(Vref' / Vref) C0、C1、C2……C11 之间发生了哪些变化? 电容式自检算法 C 包括一系列 11 次(或若干次)测试转换(步骤),通过设置 构成采样电容器/电容式数模转换器的电容元件。该算法是 旨在突出显示采样电容矩阵中的故障。每一步都考虑两个要素 采样电容矩阵。每个步骤都包括一系列预采样、采样和 评估阶段已执行。 顺祝商祺! Peter
View full article
Bring-Up of PCA9450 Hello Team, I am using PCA9459CHNY in my design but I am not getting the output voltages.  I have tried all the configurations but still didn't able to get the output voltages i.MX 8M | i.MX 8M Mini | i.MX 8M Nano Re: Bring-Up of PCA9450 Hello, Could you please confirm whether you are using the evaluation board? If so, could you also share some details about your setup? Re: Bring-Up of PCA9450 Hello @areyoutthere  Could you share more details about the setup, including the input, expected outputs, control signals, and how the device is being configured? That should help narrow down the issue. Thanks,  Felipe Solano Embedded SW Engineer at RidgeRun Contact us: [email protected] Developers wiki: https://developer.ridgerun.com Website: www.ridgerun.com
View full article
PCA9450の立ち上げ こんにちは、チームの皆さん、 設計にPCA9459CHNYを使っていますが、出力電圧が出ません。 全ての構成を試しましたが、出力電圧を取得できませんでした。 i.MX 8M | i.MX 8M Mini | i.MX 8M Nano Re: Bring-Up of PCA9450 こんにちは、 評価ボードを使っているかどうか確認していただけますか?もしそうなら、あなたのセットアップについても教えていただけますか? Re: Bring-Up of PCA9450 こんにちは@areyoutthere セットアップの詳細、入力、期待出力、制御信号、デバイスの設定方法などを教えていただけますか?それは問題の絞り込みに役立つはずだ。 ありがとう、 フェリペ・ソラーノ RidgeRunの組み込みソフトウェアエンジニア お問い合わせ:[email protected] 開発者向けWiki: https://developer.ridgerun.com ウェブサイト: www.ridgerun.com
View full article