こんにちは、
私はmcuxpresso ide(V25.6)と、SDK_2.x_FRDM-K64Fを使って、FRDM-K64F評価キットにnrf24l01を接続して2.4 GHzのネットワークを構築しています。MIMXRT1010評価キットを2つネットワークに追加したい。RT1010sで同じIDEを使ってシステムを構築するためにSDK_2_11_0_EVK-MIMXRT1010-AGM01.zipをインストールしようとしています。ダウンロードとインストールは完了したように見えるが、その後は何も通知されずに放置される。すでに存在しているというメッセージはありますが、「インストール済みSDKs」パネルにあるのはFRDM-K64Fだけです。私はdmaxpresso IDEを含めているか慎重にSDKを再構築し、Linux上で開発しています。
未知のバグに攻撃されている可能性はありますか?
どんなご協力でもありがたいです。
乾杯
ナイジェル
こんにちは、 @ve3id さん。
SDKが正しく再インストールされていることを確認するために、いくつかテストすべきポイントをご紹介します。
インストール済みSDKsパネルで「Open SDK handling preferences」ページをクリックしてください:
次のような画面が表示されるはずです。
そこに掲載されているすべてのSDK検索ルートで「SDK_2_11_0_EVK-MIMXRT1010-AGM01.zip」を検索し、手動で削除してください。
もしワークスペースのSDKの位置パスを変更していなければ、「Common 'mcuxpresso' folder」が選択されているのが確認でき、デフォルトの位置は'mcuxpresso\02\SDKPackages'の検索ルートだけが表示されるはずです。
削除後は、リロードボタンをクリックしてSDKsリストを更新してください:
その後、SDKのzipファイルをもう一度ドラッグ&ドロップしてインストール済みSDKsに切り替えてみてください。しばらくしても表示されない場合は、再度SDKリストを再読み込みしてみてください。
BR、
エドウィン。
問題解決!
~/mcuexpresso/02/SDKPackages ディレクトリ内で手動で解凍しようとしましたが、cmsis コンパイラを上書きしようとしたため失敗しました。上書きは望んでいませんでした。そこで既存のSDKPackagesディレクトリの下にMIMXディレクトリを作成し、そこに解凍したところ、すぐに「インストール済みSDKs」パネルに現れました。MIMXRT1011 MPで新しいプロジェクトを始められるので、今は問題なさそうです。
正しい方向へ導いてくださり、ありがとうございました!
乾杯
ナイジェル
ご返信ありがとうございます。あなたが言った通りに試しましたが、/home/nigel/mcuxpresso/02/SDKPackages#ディレクトリだけが表示されていました。そこに入っていたzipファイルを削除して再度ドラッグしましたが、再び表示されましたが、インストールされたSDKパネルには表示されませんでした。2回試しましたが、更新してもインストールされたSDKsパネルに表示されません。
また、「利用可能なSDKs」パネル内の「SDKsのダウンロードとインストール」オプションも試しました。MIMXR1011プロセッサを選択し、このファイルを/02/SDKPakcagesディレクトリにダウンロードしました com.nxp.mcuxpresso.sdk.sdk_2.x_mimxrt1011xxxxx_p2site_26.9.0.20191125144617176723704789806225.zi ですが、パネルにはインストール済みとして表示されません。