2417737_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2417737_ja-JP

2417737_ja-JP

i.MX95 19×19 EVK – AAOS 16でのIMX95-OS08A20カメラサポート

こんにちは、NXP チームの皆様、

現在、NXP i.MX95 19×19 EVK(IMX95LPD5EVK-19)とAndroid オートモーティブ OS(AAOS)16を扱っています。

弊社の要件は、i.MX95 BSPで公式にサポートされているカメラモジュールを使用することです。

我々は以前、AN14853に記載されているソニーのIMX219、IMX258、IMX477カメラモジュールを評価した。しかしながら、Innowave IMX258はi.MX95 BSPで公式にはサポートされていないことを承知しております。

NXPからのガイダンスに基づくと、IMX95-OS08A20はi.MX95 19×19 EVK用のNXPサポート対象カメラモジュールであると理解しています。

私たちの具体的なユーすCASEについて、以下の点を確認したいと思います。

1. IMX95-OS08A20は、i.MX95 19×19 EVK(IMX95LPD5EVK-19)上のAAOS 16で正式にサポートされていますか?

2. IMX95-OS08A20には、どのNXP BSP / AAOS 16リリースを使用すべきですか?

3. 必要なカメラドライバーとISPサポートはすでにAAOS 16 BSPに含まれていますか?

4. OS08A20を有効にするために追加のパッチ、ソフトウェアパッケージ、設定変更が必要ですか?

5. 19×19 EVK上のOS08A20カメラには、どのデバイスツリー/DTB構成を使用すべきですか?

6. AAOS 16では、どのようなカメラ解像度とフレームレートがサポートされていますか?

7. AAOS 16とOS08A20を組み合わせるためのEVS構成やサンプルアプリケーションはありますか?

8.購入すべきカメラモジュール/部品番号と必要なケーブルまたはアダプターの正確な番号をご確認ください。

9. 可能であれば、IMX95-OS08A20の推奨購入情報またはNXP代理店情報を提供してください。

現在の環境は以下のとおりです。

ボード:
NXP i.MX95 19×19 EVK (IMX95LPD5EVK-19)

ソフトウェア:
Android オートモーティブ OS 16

BSP:
NXP i.MX95 BSP

カメラの購入は、当社のAAOS 16 + BSP環境との互換性を確認した後に行いたいと考えています。

NXPの参考資料:
https://www.nxp.com/design/design-center/development-boards-and-designs/IMX95-OS08A20

よろしくお願いします。

AndroidRe: i.MX95 19×19 EVK – IMX95-OS08A20 Camera Support with AAOS 16

こんにちは、

OS08A20はi.MX95のAAOSではサポートされていないカメラで、このプロセッサではOX03C10とAP1302カメラセンサーをサポートしています。

よろしくお願いいたします。
アルド。

Re: i.MX95 19×19 EVK – IMX95-OS08A20 Camera Support with AAOS 16

こんにちは、アルドさん。

ご説明いただきありがとうございます。

i.MX95のAAOSではOS08A20はサポートされておらず、AAOSでサポートされているカメラソリューションはOX03C10とAP1302であると理解しています。

弊社の要件は、i.MX95 19×19 EVK(IMX95LPD5EVK-19)上でAAOS 16を実現することです。

対応カメラのオプションについて、以下の情報を教えていただけますか?

  1. i.MX95 19×19 EVK 上で AAOS 16 を使用する場合、OX03C10 と AP1302 のどちらが推奨されますか?
  2. 購入すべきカメラモジュール/部品番号は正確には何ですか?
  3. 必要なカメラボード、デシリアライザー、アダプタ、またはケーブルは何ですか?
  4. NXP AAOS 16 / BSPのリリースはどのものが選んだカメラを公式にサポートしていますか?
  5. 必要なカメラドライバ、ISPサポート、デバイスツリー設定、EVSサポートはすでにAAOS 16のBSPに含まれていますか?
  6. 追加のパッチ、ファームウェア、または設定変更が必要ですか?
  7. NXPの製品ページ/ご注文情報/カメラモジュールの推奨代理店を教えていただけますか?

私たちが目指す環境は以下の通りです。

基板:NXP i.MX95 19×19 EVK(IMX95LPD5EVK-19)
ソフトウェア:Android オートモーティブ OS 16
BSP:NXP i.MX95 BSP

購入前に、対応しているハードウェアと必要なアクセサリーの正確な内容を確認したいと考えています。

再開まで今しばらくお待ちください。

よろしくお願いします、
グナナ・プラサンナ

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
水曜日
更新者: