Multi Source Translation Content

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Multi Source Translation Content

Discussions

Sort by:
s32k396 Basic Secure Boot qeustion 32K396 上使用 HSE FW 0.2.50.0 FULL_MEM,当前生命周期为 CUST_DEL。 测试过程:原始运行正常,现在修改认证范围内的地址 0x00453FF0 从 0xFF 修改为 0xFE,保持 AppBL Header、认证标签和 IVT 不变,IVT bootCfgWord 为 0x00000009。板卡断电重新上电后,使用 J-Link Attach 连接,不下载镜像,并通过空 SetupTarget 禁用了连接时的 RAM/ECC 初始化。此时 PC 停在 0x2040012E,0x2040012C~0x2040012E 的指令为 WFI 和跳回 WFI 的分支,符合 JTAG Recovery 等待循环,目前未配置用户 Secure Recovery 应用。 问题:请确认该版本在 BSB 认证失败后的完整处理流程及可靠判据:为什么已经进入 JTAG Recovery 等待循环,GPR3 bit5 仍为 0,是否与该位仅表示“SBAF 引导应用核进入 Recovery”、而本次恢复路径由 HSE FW 触发有关,以及应该通过哪个状态位或错误信息明确确认失败原因是 AppBL 认证不通过? Re: s32k396 Basic Secure Boot qeustion 感谢您提供的详细测试说明。这里需要指出的是,没有配置任何用户安全恢复应用程序。 请问您能否详细说明一下在您的配置中,恢复流程是如何工作的?尤其: 如果未配置安全恢复应用程序,AppBL 身份验证失败后预期会采取什么恢复措施? 是否已明确配置并启用 JTAG 恢复功能? 观察到的 WFI 回路本身是否被认为是意外的,还是仅仅担心 GPR3[5] 仍然被清除? 请提供与 J-Link 连接后立即读取的相关恢复配置和 HSE/SBAF 状态信息。 如果没有配置用户安全恢复应用程序,则可能会出现 WFI 循环。因此,请先明确AppBL认证失败后的预期恢复流程和设备预期行为。 Re: s32k396 Basic Secure Boot qeustion 观察到这个gpr3的bit5没有置位,这是个标志位,手册里面写的恢复模式会置1,为啥没回复?具体测试为附件
View full article
AMMCLIB 1.1.44を提供してください。S32DSプラグインはRTD 7.0.0と互換性があります。 こんにちは、S32 Design StudioにAMMCLIBプラグインをインストールした際にバージョン依存の問題に直面しました。 私は同僚と同じプロジェクトに取り組んでおり、両者ともRTDバージョン7.0.0とS32DSバージョン3.6以上を使用しています。私の同僚がAMMCLIB 1.1.44をインストールしました。正常に動作しています。しかし、S32DSの拡張機能とアップデートではAMMCLIB 1.1.46しか見つかりません。 バージョン1.1.46をインストールする際、プロンプトには、以下の依存関係が不足していることを示しています。 必要な依存関係が見落とされていること: com.nxp.RTD.S32K3_S32M27X 7.0.1は見つかりませんでした。 欠けている要件: com.nxp.AMMCLIB.S32K3xx.root.feature.feature.group 1.1.46.202609081018 は必要です com.nxp.RTD.S32K3_S32M27X.feature.feature.group [7.0.1,99.99.99) チームの開発環境の一貫性を維持するため、RTD 7.0.0 を引き続き使用したいと考えています。+ AMMCLIB 1.1.44、RTDプラグイン方法を通じてそれらを統合します。 以下の点を確認するのをご協力ください: 1. AMMCLIB 1.1.44用のS32DSプラグインのダウンロードリンク、過去の更新サイト、またはオフラインインストールパッケージを提供していただけますか?S32K3xx用ですか? 2. このプラグインは、具体的にどのS32DSバージョンとアップデートをサポートしていますか?RTD 7.0.0と互換性がありますか? 3.もし旧バージョンの公式ダウンロードがもう入手できない場合、同僚のすでにインストールされている1.1.44からプラグインを入手・インストールするサポート方法はありますか?環境? 必要なのはS32DSプラグイン/更新サイトインストールパッケージで、S32設定ツールを使ってAMMCLIBコンポーネントを追加しコードを生成することです。 添付ファイルは、インストール失敗を示すエラーメッセージのスクリーンショットです。ありがとう! Re: Please provide the AMMCLIB 1.1.44 S32DS plugin compatible with RTD 7.0.0 こんにちは、 @feixingren1さん S32DS拡張およびアップデートを通じて利用可能なAMMCLibパッケージは、パッケージ名からも示すようにRTDに依存しています。つまり、特定のRTDバージョンに対応して設計されており、ソフトウェア依存関係もインストールする必要があります。あなたの場合、エラーメッセージはパッケージにRTD 7.0.1が必要であることを示しています。したがって、必要なRTDバージョンとその依存関係がS32DSのインストールに存在しない限り、インストールは完了できません。 あなたが特にAMMCLib v1.1.44に興味を持っているため、S32DS Extensions and Updates を通じて入手できるバージョンをインストールする必要はありません。代わりに、 オートモーティブ Math and モータ制御 Library Set for S32K3から、希望のバージョンのスタンドアロンパッケージを直接ダウンロードできます。 統合に関しては、NXP S32K3xx、MWCT2DxxS、MWCT20xxS Devices向けオートモーティブ数学・モータ制御ライブラリセットユーザーマニュアルには、ライブラリをS32 Design Studio for S32 Platformに単独で統合する方法を説明した専用セクションがあります。 BR、VaneB
View full article
KEILとLID2634の互換性 コミュニティの皆さん、こんにちは。 LID2634ボードの購入手続きを進めております。 しかし、NXPファームウェアを書き込むには、KEIL MDK 5.36のライセンスが必要です。(私はこの分野は初心者です。) 問い合わせたところ、KEILは現在バージョン6を提供しているとのことでしたが、それ以前のバージョンで作業するには、KEILからプロフェッショナルライセンスを購入する必要があるとのことでした。 私の質問は以下の通りです。 1.KEILのプロフェッショナルライセンスは必須ですか、それともKEIL 5.36が必須ですか?そうでなければ、Essential/Communityライセンスで進めるべきでしょうか? 2. 文書にはKEIL 5.36バージョンしか記載されていなかった。購入前に、コンパイラやデバッガのオプションなど、互換性に関する他の事項も確認しておくべきでしょうか? 3. CASのサンプルコードのほとんどがPythonで書かれているようですが、これはKEILはファームウェアの書き込みにのみ使用し、残りのPythonベースのロジックはオンボードコンピュータに組み込むという意味でしょうか?NXPのMACレイヤー上で作業する予定がある場合。 4. また、ボードの設定、マルチタグやマルチアンカーの設定など、すぐに始められる設定例やgitリポジトリがあれば教えていただきたいです。 ありがとう Re: KEIL compatibility with LID2634 こんにちは、 あなたの調子が良いといいのですが。ご不便をおかけして申し訳ありませんが、この製品の情報はNDA(秘密保持契約)に基づいており、公開されていません。この情報を共有する安全なチャネルではなく、同じ理由で私もデータを持っていません。 このため、代理店ネットワークに掲載されている当社の代理店のいずれかにご連絡いただくことをお勧めします。NXP。また、この製品やIC取得の際に直接のお問い合わせがいれば、直接連絡を取ってください。 ご迷惑をおかけして申し訳ございません。 よろしくお願いいたします。 リカルド
View full article
Can_43_LLCE 1.0.9 (S32G): ビルド後のロード可能な構成はサポートされていますか、または予定されていますか? こんにちは、 「CAN_LLCEと LLCE_Af Postbuild Loadable をサポートしているのか?」についてフォローアップしています(2025年4月)NXPのサポートはCan_43_LLCEの「ポストビルドモデル」と答えました。ロード可能な問題が未解決のまま残された。CAN_LLCEとLLCE_AfはPostbuild Loadableをサポートしていますか?- NXPコミュニティ セットアップ: S32G274A、S32G_LLCE_1_0_9 (Can_43_LLCE 1.0.9、RTD AUTOSAR 4.4)。 目標:CANの設定をビルド後読み込み可能に更新し、アプリケーションイメージ全体を再フラッシュせずに実現すること。 1.0.9パッケージでは、以下の通りです: ポストビルドテーブルは絶対ポインタを持つコンスタント構造体で、アプリケーションイメージにコンパイルされます。 ビルド後のデータ用のロード可能または再配置可能なフォーマット、Sレコード出力、またはローダーは見つかりませんでした。 質問: Can_43_LLCEでは、ビルド後のロード可能な設定がサポートされていますか、または予定されていますか?はいの場合、どのバージョンで、いつからですか? もしそうでなければ、完全な再フラッシュなしでCANフィルターを更新するサポート方法は何ですか? Can_43_LLCEやLlce_Afでのポストビルドに関するアプリケーションノートはありますか? 前もって感謝します、 アイマン Re: Can_43_LLCE 1.0.9 (S32G): is post-build loadable configuration supported or planned? こんにちは、アイマンユニスさん お問い合わせいただき、また情報をお寄せいただきありがとうございます。 ご質問を拝受いたしました。確認させていただきます。 BR ジョーイ Re: Can_43_LLCE 1.0.9 (S32G): is post-build loadable configuration supported or planned? こんにちは、アイマンユニスさん お問い合わせいただきありがとうございます。 最新のLLCEマニュアルによると、現在、CAN_LLCEとLLCE_AfはPostbuild Loadableをサポートしていません。この機能を追加する具体的な計画はありません。 社内からの提案によると、お客様が新しい変更リクエストを提案したい場合、マーケティング部門に相談する必要があります。より詳細な企業情報を提供する必要があります。 現在、参考となる関連資料はございません。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。 BR ジョーイ
View full article
KW47: Is it necessary to wait for gAdvertisingStateChanged_c before calling Gap_StartAdvertising? Hello, I am implementing advertising control on the KW47. To stop advertising, I use Gap_StopAdvertising(). However, there are cases where I would like to start advertising again before receiving the gAdvertisingStateChanged_c event after issuing the stop request. In this situation, is it safe to call Gap_StartAdvertising() while the Gap_StopAdvertising() operation is still in progress? Specifically, which of the following sequences is recommended? --- Gap_StopAdvertising() ↓ Wait for gAdvertisingStateChanged_c ↓ Gap_StartAdvertising() ---- or --- Gap_StopAdvertising() ↓ Gap_StartAdvertising() --- Does the SDK handle the state transition internally, or is it necessary to wait for the gAdvertisingStateChanged_c event that indicates advertising has stopped before calling Gap_StartAdvertising()? Thank you for your support. Best regards. Protocol: Bluetooth Re: KW47: Is it necessary to wait for gAdvertisingStateChanged_c before calling Gap_StartAdvertising Hello @hyama, Could you provide a more context on the scenario where you would like to restart advertising before receiving the gAdvertisingStateChanged_c event? The recommended approach is to wait for the gAdvertisingStateChanged_c event to verify that the advertising state transition has completed successfully. While Gap_StopAdvertising() initiates the procedure, the callback confirms the result of the operation. For example, instead of receiving a gAdvertisingStateChanged_c event, the application may receive a gAdvertisingCommandFailed_c event indicating that the requested operation could not be completed. BR Habib Re: KW47: Is it necessary to wait for gAdvertisingStateChanged_c before calling Gap_StartAdvertising Thank you for the clarification. We asked this question because we expected the SDK might internally handle the stop and start requests in sequence, even if Gap_StartAdvertising() was called before receiving the gAdvertisingStateChanged_c event. Since waiting for the gAdvertisingStateChanged_c event is the recommended approach, we will modify our implementation accordingly. Thank you for your support.
View full article
S32R41:Cortex-M7ロックステップ機能の有効化と検証方法 NXPチームの皆様、こんにちは。 NXP S32R41の自動車用レーダーSoCを扱い、デバッグにはLauterbach TRACE32を使っています。 S32R41のCortex-M7コアのハードウェアロックステップ機能を有効にして検証する方法を理解したいです。 以下の質問について、教えていただけますか? ロックステップを有効にする方法: S32R41ではCortex-M7のロックステップモードはデフォルトで有効ですか?それとも設定が必要ですか?設定が必要な場合、具体的な手順は何でしょうか?ハードウェア設定、DCFレコード、起動ソフトウェア、または特定のレジスタで制御されますか? 構成レジスタ: S32R41固有のレジスタやビットフィールドは、ロックステップが有効かどうかを示しますか?レジスタ名、アドレス、ビット位置、期待値をご提供ください。 ロックステップの検証方法: Cortex-M7コアが独立モードではなく、実際にハードウェアのロックステップモードで動作していることを確認するにはどうすればよいですか?設定レジスタの確認だけで十分ですか、それとも追加のステータスレジスタが必要ですか? ロックステップエラー検出: どのレジスタがロックステップコンパレータの状態を示しますか?コンパレータが正しく動作しているか、またロックステップの不一致が検出されていないかをどうやって判断すればよいですか? TRACE32デバッグ:ロックステップ構成とステータスを検査するための推奨されるTRACE32コマンドシーケンスまたはデバッグ手順はありますか? ドキュメント: S32R41リファレンスマニュアル、セーフティマニュアル、またはロックステップの設定および検証手順を説明した他の公式文書の関連セクションを教えていただけますか? ロックステップ機能が正しく有効化されていること、そしてその動作がS32R41専用のドキュメント化された方法で検証できることを確認したいのです。 なお、私はS32R41について質問しており、S32K3ファミリについてはお願いしているので、S32R41に適用されるレジスタの定義や手順を教えていただけると助かります。 再開まで今しばらくお待ちください。 よろしくお願いいたします。 Re: S32R41: How to Enable and Verify Cortex-M7 Lockstep Functionality こんにちは、 S32R41では、Cortex-M7プロセッサがハードウェアのロックステップコアペアとして実装されています。ロックステップ操作はS32R41のハードウェア構成の一部であり、アプリケーションソフトウェア、スタートアップコード、またはS32K3スタイルのUTEST_MISC[LOCKSTEP_EN] DCFレコードによって有効化されるわけではありません。NXP S32R41の製品情報には、Cortex-M7の実装がロックステップコア構成であると明示的に記述されています。 1.ソフトウェアの有効化シーケンスは必要ありません 2. 設定はS32K3レジスタを使用して検証してはならない。 3. デバッガーの可視性は実用的なアーキテクチャ上の指標を提供する TRACE32論理的なCortex-M7プロセッサに接続されます。冗長なチェッカーコアを、独立してデバッグ可能な追加のCortex-M7として提示するわけではありません。したがって、各ロックステップペアの機能的なメンバーのみがデバッグ対象として表示されることが想定されます。 4. 同期不一致の報告 Cortex-M7のロックステップ比較ロジックで検出された不一致は、S32R41のセーフティ故障管理経路を通じて報告されます。アプリケーションは対応するFCCU故障およびその必要な反応をS32R41セーフティマニュアルに従って設定しなければなりません。 5. ロックステップを有効にするために特別なTRACE32コマンドは必要ありません。 6. 以下のS32R41関連文書を参照してください。 S32R41リファレンスマニュアル、特にCortex-M7、FCCUおよびリセット/故障管理の章; S32R41セーフティマニュアル、特にCortex-M7のロックステップ実行、ロックステップ比較、FCCU故障処理に関する安全機構; 該当するS32R41改訂版に関連するデバイス固有のFCCU故障マッピング、 サポートされたS32R41ソフトウェア/デバッグパッケージに付属していたTRACE32 S32R41の起動スクリプト。 よろしくお願いいたします。 ピーター
View full article
[S32K3] about LVD Interrupt Hello, I am trying to use the LVD interrupt feature on the S32K3 MCU. I set LVDIEEnable = true in the MCU configuration. Although 5V is currently supplied to the MCU, Power_Ip_PMC_VoltageErrorIsr() keeps being triggered continuously. I would like to ask if this is normal behavior, or if I have misconfigured something. Re: [S32K3] about LVD Interrupt Hello, @danielmartynek  A voltage of 5V is being applied to the following pins: Using a 100-pin MCU (FS32K312NHT0VPAST) VREFH: PIN 8 VDD_HV_A: PIN 10 VDD_HV_A-2: PIN 37 VDD_HV_A-3: PIN 62 VDD_HV_A-4: PIN 87 Although 5V is supplied, the LVD5AF flag register keeps being set. Are there any additional points or registers I should check? BRs, Sean Re: [S32K3] about LVD Interrupt Hi @ssean, If LVD5AF stays set after you clear it. The voltage must be lower than the specified threshold: Can you measure the voltage? Thanks, Daniel Re: [S32K3] about LVD Interrupt Can you please specif the part number? Which RTD revision do you use? Thank you, Daniel Re: [S32K3] about LVD Interrupt Hello @danielmartynek  I am currently using RTD 4.0.0 HF04. I identified a few errors in the RTD code as well as an issue in my configuration. After making the necessary adjustments, I confirmed that the interrupt is triggered properly at the LVD voltage level. Thank you for your support. BRs, Sean Sung
View full article
[S32K3] 关于 低压检测 中断 你好, 我正在尝试在 S32K3 MCU 上使用 低压检测 中断功能。 我在MCU配置中设置了LVDIEEnable = true。 虽然目前已向 MCU 提供 5V 电压,但 Power_Ip_PMC_VoltageErrorIsr() 仍然持续触发信号。 我想请问这是正常现象吗?还是我的配置出了问题? Re: [S32K3] about LVD Interrupt 你好, @danielmartynek 在以下引脚上施加 5V 电压: 使用100引脚MCU(FS32K312NHT0VPAST) VREFH:引脚 8 VDD_HV_A:引脚 10 VDD_HV_A-2:引脚 37 VDD_HV_A-3:引脚 62 VDD_HV_A-4:引脚 87 虽然提供了 5V 电压,但 LVD5AF 标志寄存器仍然被置位。 还有其他需要检查的地方或登记簿吗? BRs, 肖恩 Re: [S32K3] about LVD Interrupt 嗨@ssean , 如果清除 LVD5AF 后它仍然保持设置状态。 电压必须低于规定的阈值: 你能测量一下电压吗? 谢谢! 丹尼尔 Re: [S32K3] about LVD Interrupt 请问可以提供零件编号吗? 你使用的是哪个版本的RTD? 谢谢! 丹尼尔 Re: [S32K3] about LVD Interrupt 你好@danielmartynek 我目前使用的是 RTD 4.0.0 版本。HF04。 我发现 RTD 代码中存在一些错误,我的配置中也存在一个问题。 经过必要的调整后,我确认在低压检测电压等级下可以正确触发中断。 感谢您的支持。 BRs, 宋
View full article
KEIL compatibility with LID2634 Hello community, We are in progress of purchasing LID2634 board. But to flash the NXP firmware there is a need of KEIL MDK 5.36 license. (Am new to this). When enquired KEIL has version of 6 right now - but if I wish to work on backward versions I must buy Professional License from them. My questions are : 1. Is Professional License of KEIL is must, or KEIL 5.36 is must? Else should I go ahead with Essential/Community license? 2. Documents had mentioned only KEIL 5.36 version. Should I also ensure other things like compiler, debugger options for compatibility before purchase. 3. I see most of the CAS example samples are in python - Does that mean I will use KEIL only for flashing firmware and rest of the python based logics go inside onboard computer? If I'm planning to work on top of NXPs MAC layer. 4. I also wish to know any examples or git repo available on setting up the board, Multi Tag and Multi Anchor configured setups etc to quickly start with. Thanks Re: KEIL compatibility with LID2634 Hello, Hope you are doing well. Sorry for the inconvenience this might cause you but as the information of this product it's under NDA (Non-Disclosure Agreement) the information it's not public, this is not a secure channel to share any information of this device, and I do not have the data as well for the same reason. For this reason, I recommend you contacting one of our distributors available in the Distributor Network|NXP. Or if you have a direct contact who helped you with information about this product or getting the IC in a first place, please communicate directly with him/her. I apologize for the inconveniences this might cause you. Best Regards, Ricardo
View full article
Please provide the AMMCLIB 1.1.44 S32DS plugin compatible with RTD 7.0.0 Hello, I encountered a version dependency issue when installing the AMMCLIB plugin in S32 Design Studio. I am collaborating with a colleague on the same project, and we are both using RTD version 7.0.0 and S32DS versions above 3.6. My colleague has installed AMMCLIB 1.1.44 and it is functioning normally; however, in my S32DS Extensions and Updates, I can only find AMMCLIB 1.1.46. When installing version 1.1.46, a prompt indicates that the following dependencies are missing: Missing required dependency: com.nxp.RTD.S32K3_S32M27X 7.0.1 could not be found. Missing requirement: com.nxp.AMMCLIB.S32K3xx.root.feature.feature.group 1.1.46.202609081018 requires com.nxp.RTD.S32K3_S32M27X.feature.feature.group [7.0.1,99.99.99) To maintain consistency in our team's development environment, we hope to continue using RTD 7.0.0 + AMMCLIB 1.1.44, integrating them through the RTD plugin method. Please assist in confirming: 1. Can you provide the download link, historical update site, or offline installation package for the S32DS plugin for AMMCLIB 1.1.44 for S32K3xx? 2. Which specific S32DS versions and updates are supported by this plugin? Is it compatible with RTD 7.0.0? 3. If the official download for the old version is no longer available, is there a supported method to obtain and install the plugin from a colleague's already installed 1.1.44 environment? What we need is the S32DS plugin/update site installation package, so as to use the S32 Configuration Tools to add the AMMCLIB component and generate code. The attachment is a screenshot of the error message indicating the installation failure. Thank you! Re: Please provide the AMMCLIB 1.1.44 S32DS plugin compatible with RTD 7.0.0 Hi @feixingren1  The AMMCLib package available through S32DS Extensions and Updates is RTD-dependent, as indicated by the package name. This means that it is designed to work with specific RTD versions and has software dependencies that must also be installed. In your case, the error message indicates that the package requires RTD 7.0.1, so the installation cannot be completed unless the required RTD version and its associated dependencies are present in your S32DS installation. Since you are specifically interested in AMMCLib v1.1.44, there is no need to install the version available through S32DS Extensions and Updates. Instead, you can download the standalone package for the desired version directly from Automotive Math and Motor Control Library Set for S32K3. Regarding integration, the User Manual for Automotive Math and Motor Control Library Set for NXP S32K3xx, MWCT2DxxS, and MWCT20xxS Devices includes a dedicated section that explains how to integrate the library into S32 Design Studio for S32 Platform as a standalone package. BR, VaneB
View full article
请提供 AMMCLIB 1.1.44S32DS插件与RTD 7.0.0兼容 您好,我在 S32 Design Studio 中安装 AMMCLIB 插件时遇到了版本依赖问题。 我正在与一位同事合作进行同一个项目,我们都在使用 RTD 版本 7.0.0 和 S32DS 版本 3.6 以上。我的同事安装了 AMMCLIB 1.1.44它运行正常;但是,在我的 S32DS 扩展和更新中,我只能找到 AMMCLIB 1.1.46。 安装 1.1.46 版本时,提示信息表明缺少以下依赖项: 缺少必需的依赖项: 找不到 com.nxp.RTD.S32K3_S32M27X 7.0.1。 缺少要求: com.nxp.AMMCLIB.S32K3xx.root.feature.feature.group 1.1.46.202609081018 需要 com.nxp.RTD.S32K3_S32M27X.feature.feature.group [7.0.1,99.99.99) 为了保持团队开发环境的一致性,我们希望继续使用 RTD 7.0.0 版本。+ AMMCLIB 1.1.44,通过RTD插件方法集成它们。 请协助确认: 1. 能否提供适用于 AMMCLIB 1.1.44 的 S32DS 插件的下载链接、历史更新站点或离线安装包?适用于 S32K3xx? 2. 此插件支持哪些具体的 S32DS 版本和更新?它与RTD 7.0.0兼容吗? 3.如果旧版本的官方下载已不再可用,是否有受支持的方法可以从同事已安装的 1.1.44 版本中获取并安装该插件?环境? 我们需要的是 S32DS 插件/更新站点软件包,以便使用 S32 配置工具添加 AMMCLIB 元器件并生成代码。 附件是显示安装失败的错误信息的屏幕截图。谢谢你! Re: Please provide the AMMCLIB 1.1.44 S32DS plugin compatible with RTD 7.0.0 你好@feixingren1 通过 S32DS 扩展和更新提供的 AMMCLib 软件包是 RTD 相关的,正如软件包名称所示。这意味着它设计用于特定的 RTD 版本,并且具有必须安装的软件依赖项。就您的情况而言,错误信息表明该软件包需要 RTD 7.0.1 版本。因此,除非您的 S32DS 安装中存在所需的 RTD 版本及其相关依赖项,否则无法完成安装。 既然您对 AMMCLib v1.1.44 特别感兴趣,无需安装通过 S32DS 扩展和更新提供的版本。或者,您可以直接从S32K3 汽车数学和电机控制库集下载所需版本的独立组网 (SA)软件包。 关于集成,NXP S32K3xx、MWCT2DxxS 和 MWCT20xxS 器件的汽车数学和电机控制库集用户手册包含一个专用的章节,解释了如何将该库作为独立软件包内置到 S32 平台的 S32 设计工作室中。 BR,VaneB
View full article
s32k396 基本セキュアブートに関する質問 32K396では、HSE FW 0.2.50.0 FULL_MEMが使用され、現在の有効期間はCUST_DELです。 テストプロセス:最初は、システムは正常に動作しました。次に、認証範囲内のアドレス 0x00453FF0 を 0xFF から 0xFE に変更し、AppBL ヘッダー、認証タグ、および IVT は変更しませんでした。IVT bootCfgWord を 0x00000009 に設定しました。電源をオフにしてから再度オンにした後、イメージをダウンロードせずに J-Link Attach 接続を使用し、空の SetupTarget を使用して接続中の RAM/ECC 初期化を無効にしました。この時点で、PC は 0x2040012E で停止しました。0x2040012C から 0x2040012E までの命令は WFI および WFI に戻る分岐であり、JTAG リカバリ待機ループと一致しています。現在、ユーザーのセキュアリカバリアプリケーションは構成されていません。 質問: BSB認証失敗後のこのバージョンの完全な処理プロセスと信頼できる基準を確認してください。JTAGリカバリ待機ループに入った後もGPR3ビット5が0のままなのはなぜですか?このビットは「SBAFブートアプリケーションカーネルがリカバリに入った」ことのみを示し、リカバリパスはHSE FWによってトリガーされることに関係していますか?また、どのステータスビットまたはエラーメッセージを使用して、失敗の原因がAppBL認証失敗であることを明確に確認する必要がありますか? Re: s32k396 Basic Secure Boot qeustion 詳細なテスト説明をありがとうございました。ここで重要なのは、ユーザーのSecure Recoveryアプリケーションが設定されていないということです。 あなたの設定でリカバリーフローがどのように機能するのか、詳しく教えていただけますか?特に: Secure Recoveryアプリケーションが設定されていない場合、AppBL認証失敗後にどのような復旧アクションが期待されますか? JTAGリカバリは明示的に設定され、有効化されていましたか? 観測されたWFIループ自体は予期せぬものとみなされるのか、それともGPR3[5]がクリアされたままであることだけが懸念事項なのか? J-Linkとの接続直後に読み取った、関連する復旧構成情報とHSE/SBAFステータス情報を提供してください。 ユーザーのSecure Recoveryアプリケーションが設定されていなければ、観察されるWFIループは予想されます。したがって、まずはAppBL認証失敗後の想定される回復フローとデバイスの動作を明確にしてください。 Re: s32k396 Basic Secure Boot qeustion gpr3のビット5が設定されていないことを確認しました。これはフラグビットであり、マニュアルにはリカバリモードでは1に設定されるべきと記載されています。なぜリカバリされなかったのでしょうか?詳細なテスト結果を添付します。
View full article
[S32K3] LVD割り込みについて こんにちは、 S32K3 MCUのLVD割り込み機能を使おうとしています。 MCUの設定でLVDIEEnable = trueに設定しています。 現在MCUには5Vが供給されていますが、Power_Ip_PMC_VoltageErrorIsr()は継続的にトリガーされています。 これは正常な動作なのか、それとも私が何か設定を間違えたのか教えていただきたいです。 Re: [S32K3] about LVD Interrupt こんにちは、 @danielmartynek 以下のピンに5Vの電圧が印加されています。 100ピンMCUの使用(FS32K312NHT0VPAST) VREFH: PIN 8 VDD_HV_A: ピン10 VDD_HV_A-2: ピン37 VDD_HV_A-3: ピン62 VDD_HV_A-4: ピン87 5Vが供給されているにもかかわらず、LVD5AFフラグレジスタが常にセットされたままになっている。 他に確認すべき箇所や記録簿はありますか? よろしくお願いいたします。 ショーン Re: [S32K3] about LVD Interrupt こんにちは、 @ssean さん。 LVD5AFをクリアした後も設定が維持される場合。 電圧は規定のしきい値よりも低くなければならない。 電圧を測定できますか? ありがとうございます ダニエル Re: [S32K3] about LVD Interrupt 部品番号を教えてもらえますか? あなたはどのRTD改訂版を使用していますか? ありがとうございました。 ダニエル Re: [S32K3] about LVD Interrupt こんにちは、 @danielmartynek さん。 現在、RTD 4.0.0を使用しています。HF04。 RTDコードにいくつかエラーがあることと、私の設定に問題があることを特定しました。 必要な調整を行った後、LVD電圧レベルで割り込みが正しくトリガーされることを確認しました。 再開まで今しばらくお待ちください。 よろしくお願いいたします。 ショーン・ソン
View full article
KEIL 与 LID2634 的兼容性 大家好, 我们正在采购LID2634板。 但是要刷写 NXP 固件,需要 KEIL MDK 5.36 许可证。(我是新手)。 经询问,KEIL 目前有 6 版本——但如果我想使用旧版本,我必须从他们那里购买专业许可证。 我的问题是: 1.是必须持有 KEIL 专业执照,还是必须持有 KEIL 5.36 证书?否则我应该选择基础版/社区版许可证吗? 2. 文件只提到了 KEIL 5.36 版本。购买前是否也应该确认一下编译器、调试器选项等兼容性问题? 3. 我看到大多数 CAS 示例都是用 Python 编写的——这是否意味着我只需要使用 KEIL 来烧录固件,而其余基于 Python 的逻辑都放在板载计算机中?如果我计划在NXP的MAC层之上进行开发。 4. 我还想知道是否有关于设置板、多标签和多锚点配置设置等的示例或 git 仓库可供参考,以便快速入门。 谢谢 Re: KEIL compatibility with LID2634 你好, 希望你一切都好。很抱歉给您带来不便,但由于该产品的信息受保密协议(NDA)约束,因此不对外公开。这不是分享该设备任何信息的安全渠道,出于同样的原因,我也没有相关数据。 因此,我建议您联系我们代理商网络|NXP中的一家代理商。或者,如果您有直接联系人曾帮助您了解该产品的信息或最初帮助您获得集成电路,请直接与他/她联系。 由此给您带来的不便,我深表歉意。 顺祝商祺! 里卡多
View full article
KW47:在调用 Gap_StartAdvertising 之前,是否必须等待 gAdvertisingStateChanged_c? 你好, 我正在 KW47 上实现广告控制。 要停止广告,我使用 Gap_StopAdvertising()。但是,有些情况下,在发出停止请求后,我希望在收到 gAdvertisingStateChanged_c 事件之前重新开始投放广告。 在这种情况下,当 Gap_StopAdvertising() 操作仍在进行时,调用 Gap_StartAdvertising() 是否安全? 具体来说,推荐使用以下哪种顺序? --- Gap_停止广告() ↓ 等待 gAdvertisingStateChanged_c ↓ Gap_StartAdvertising() ---- 或 --- Gap_停止广告() ↓ Gap_StartAdvertising() --- SDK 是否在内部处理状态转换,还是必须等待指示广告已停止的 gAdvertisingStateChanged_c 事件,然后才能调用 Gap_StartAdvertising()? 感谢您的支持。 顺祝商祺! 协议:蓝牙 Re: KW47: Is it necessary to wait for gAdvertisingStateChanged_c before calling Gap_StartAdvertising 你好@hyama , 能否提供更多关于您希望在收到 gAdvertisingStateChanged_c 事件之前重新启动广告的场景的背景信息? 建议的做法是等待 gAdvertisingStateChanged_c 事件,以验证广告状态转换是否已成功完成。Gap_StopAdvertising() 启动该过程,回调函数确认操作结果。例如,应用程序可能不会收到 gAdvertisingStateChanged_c 事件,而是收到 gAdvertisingCommandFailed_c 事件,这表明请求的操作无法完成。 BR 哈比卜 Re: KW47: Is it necessary to wait for gAdvertisingStateChanged_c before calling Gap_StartAdvertising 谢谢你的解释。 我们提出这个问题是因为我们预期 SDK 可能会在内部按顺序处理停止和启动请求,即使在收到 gAdvertisingStateChanged_c 事件之前调用了 Gap_StartAdvertising()。 由于等待 gAdvertisingStateChanged_c 事件是推荐的做法,我们将相应地修改我们的实现。 感谢您的支持。
View full article
s32k396 Basic Secure Boot qeustion On a 32K396, HSE FW 0.2.50.0 FULL_MEM is used, and the current lifetime is CUST_DEL. Testing Process: Initially, the system ran normally. Then, the address 0x00453FF0 within the authentication range was changed from 0xFF to 0xFE, while keeping the AppBL Header, authentication tag, and IVT unchanged. The IVT bootCfgWord was set to 0x00000009. After powering off and on again, a J-Link Attach connection was used, without downloading the image, and RAM/ECC initialization during connection was disabled using an empty SetupTarget. At this point, the PC stopped at 0x2040012E. The instructions from 0x2040012C to 0x2040012E are WFI and branches that jump back to WFI, consistent with the JTAG Recovery wait loop. Currently, no user Secure Recovery application is configured. Question: Please confirm the complete handling process and reliable criteria for this version after BSB authentication failure: Why is GPR3 bit5 still 0 even after entering the JTAG Recovery waiting loop? Is it related to the fact that this bit only indicates "SBAF boot application kernel into Recovery" and the current recovery path is triggered by HSE FW? And which status bit or error message should be used to clearly confirm that the failure is due to AppBL authentication failure? Re: s32k396 Basic Secure Boot qeustion Thank you for the detailed test description. The statement that no user Secure Recovery application is configured may be important here. Could you please clarify how the recovery flow is intended to work in your configuration? In particular: What recovery action is expected after the AppBL authentication failure if no Secure Recovery application is configured? Was JTAG Recovery explicitly configured and enabled? Is the observed WFI loop itself considered unexpected, or is the concern only that GPR3[5] remains cleared? Please provide the relevant recovery configuration and the HSE/SBAF status information read immediately after connecting with J-Link. The observed WFI loop may be expected if no user Secure Recovery application is configured. Therefore, please first clarify the intended recovery flow and the expected device behavior after the AppBL authentication failure. Re: s32k396 Basic Secure Boot qeustion We observed that bit 5 of gpr3 was not set. This is a flag bit, and the manual states that it should be set to 1 in recovery mode. Why didn't it recover? Detailed tests are attached.
View full article
S32R41: How to Enable and Verify Cortex-M7 Lockstep Functionality Hello NXP Team, I am working with the NXP S32R41 automotive radar SoC and using Lauterbach TRACE32 for debugging. I would like to understand how to enable and verify the hardware lockstep functionality of the Cortex-M7 cores on the S32R41. Could you please help clarify the following questions? How to enable Lockstep: Is the Cortex-M7 lockstep mode enabled by default on the S32R41, or does it need to be configured? If configuration is required, what are the exact steps to enable it? Is it controlled by hardware configuration, DCF records, startup software, or specific registers? Configuration registers: Which S32R41-specific registers and bit fields indicate whether Lockstep is enabled? Please provide the register names, addresses, bit positions, and expected values. How to verify Lockstep: How can I confirm that the Cortex-M7 cores are actually operating in hardware lockstep mode rather than independent mode? Is checking the configuration register sufficient, or are additional status registers required? Lockstep error detection: Which registers indicate the status of the lockstep comparator? How can I determine whether the comparator is functioning correctly and whether any lockstep mismatch has been detected? TRACE32 debugging: Is there a recommended TRACE32 command sequence or debugging procedure to inspect the lockstep configuration and status? Documentation: Could you point me to the relevant sections of the S32R41 Reference Manual, Safety Manual, or other official documentation describing the lockstep configuration and verification procedure? I want to ensure that the lockstep functionality is correctly enabled and that its operation can be verified using documented, S32R41-specific methods. Please note that I am specifically asking about the S32R41, not the S32K3 family, so I would appreciate register definitions and procedures applicable to the S32R41. Thank you for your support. Best regards Re: S32R41: How to Enable and Verify Cortex-M7 Lockstep Functionality Hello, On the S32R41, the Cortex‑M7 processors are implemented as hardware lockstep core pairs. Lockstep operation is part of the S32R41 hardware configuration and is not enabled by application software, startup code, or an S32K3-style UTEST_MISC[LOCKSTEP_EN] DCF record. The NXP S32R41 product information explicitly describes the Cortex‑M7 implementation as having a lockstep core configuration. 1. No software enable sequence is required 2. The configuration should not be verified using S32K3 registers 3. Debugger visibility provides a practical architectural indication TRACE32 connects to the logical Cortex‑M7 processor. It does not present the redundant checker core as an additional independently debuggable Cortex‑M7. Therefore, only the functional member of each lockstep pair is expected to appear as a debug target. 4. Lockstep mismatch reporting A mismatch detected by the Cortex‑M7 lockstep comparison logic is reported through the S32R41 safety fault-management path. The application must configure the corresponding FCCU fault and its required reaction in accordance with the S32R41 Safety Manual. 5. No special TRACE32 command is required to enable lockstep. 6. Please refer to the following S32R41-specific documents: S32R41 Reference Manual, particularly the Cortex‑M7, FCCU and reset/fault-management chapters; S32R41 Safety Manual, particularly the safety mechanisms covering Cortex‑M7 lockstep execution, lockstep comparison and FCCU fault handling; the device-specific FCCU fault mapping associated with the applicable S32R41 revision; the TRACE32 S32R41 startup scripts supplied with the supported S32R41 software/debug package. Best regards, Peter
View full article
Can_43_LLCE 1.0.9 (S32G):是否支持或计划支持构建后可加载配置? 你好, 我们正在跟进“CAN_LLCE 和 LLCE_Af 是否支持 Postbuild Loadable?”这个问题。(2025年4月)NXP 支持人员回答了 Can_43_LLCE 的“Postbuild 模型”。可加载的问题仍未解决。CAN_LLCE 和 LLCE_Af 是否支持 Postbuild Loadable? - NXP 社区 设置:S32G274A,S32G_LLCE_1_0_9(Can_43_LLCE 1.0.9,RTD AUTOSAR 4.4)。 目标:更新 CAN 配置,使其可在版本后加载,而无需重新刷写整个应用程序映像。 在 1.0.9 版本软件包中,我们看到: 构建后表是带有绝对指针的常量结构,会被编译到应用程序映像中。 我们没有找到任何可加载或可重定位的格式、S 记录输出或构建后数据的加载器。 问题: Can_43_LLCE 是否支持/计划支持版本后可加载配置?如果是,是哪个版本?何时发布的? 如果不行,那么在不完全重新刷写固件的情况下,更新 CAN 滤波器的官方方法是什么? 是否有关于使用 Can_43_LLCE 和 Llce_Af 进行构建后处理的应用笔记? 提前致谢, 艾曼 Re: Can_43_LLCE 1.0.9 (S32G): is post-build loadable configuration supported or planned? 你好, AymanYounis 感谢您与我们联系并提供信息。 我已经收到您的问题,我会帮您核实。 BR 乔伊 Re: Can_43_LLCE 1.0.9 (S32G): is post-build loadable configuration supported or planned? 你好, AymanYounis 感谢您与我们联系。 根据最新的 LLCE 手册,目前 CAN_LLCE 和 LLCE_Af 不支持 Postbuild Loadable。目前还没有添加此功能的明确计划。 根据内部建议,如果客户想要提出新的变更请求,则需要咨询市场部。需要提供更多业务信息。 我们目前没有相关文件可供参考,引用。给您带来的不便,敬请谅解。 BR 乔伊
View full article
S32R41:如何启用和验证 Cortex-M7 锁步功能 您好,NXP团队, 我正在使用 NXP S32R41 汽车雷达 SoC,并使用 Lauterbach TRACE32 进行调试。 我想了解如何在 S32R41 上启用和验证 Cortex-M7 内核的硬件锁步功能。 请问您能否帮忙解答以下问题? 如何启用锁步模式: S32R41 是否默认启用 Cortex-M7 锁步模式,还是需要手动配置?如果需要配置,具体步骤是什么?它是通过硬件配置、DCF 记录、启动软件还是特定寄存器来控制的? 配置寄存器:哪些S32R41特有的寄存器和位域指示是否启用了锁步功能?请提供寄存器名称、地址、位位置和预期值。 如何验证硬件锁步模式:如何确认 Cortex-M7 内核确实运行在硬件锁步模式而不是独立模式下?检查配置寄存器是否足够,还是需要额外的状态寄存器? 锁步错误检测:哪些寄存器指示锁步比较器的状态?如何确定比较器是否正常工作以及是否检测到任何锁步不匹配? TRACE32 调试:是否有推荐的 TRACE32 命令序列或调试程序来检查锁步配置和状态? 文档:能否指出 S32R41 参考手册、功能安全手册或其他官方文档中描述锁定步骤配置和验证程序的相关章节? 我希望确保锁定步进功能已正确启用,并且可以使用已记录的、S32R41 特定方法验证其运行情况。 请注意,我特指S32R41 ,而不是 S32K3 系列,因此我希望得到适用于 S32R41 的寄存器定义和程序。 感谢您的支持。 顺祝商祺! Re: S32R41: How to Enable and Verify Cortex-M7 Lockstep Functionality 你好, 在 S32R41 上,Cortex-M7 处理器以硬件锁步内核对的形式实现。锁步操作是 S32R41 硬件配置的一部分,并非通过应用程序软件、启动代码或 S32K3 风格的 UTEST_MISC[LOCKSTEP_EN] DCF 记录启用。NXP S32R41 产品信息明确描述了 Cortex-M7 实现采用锁步内核配置。 1.无需软件启用序列 2. 不应使用 S32K3 寄存器验证配置。 3. 调试器可见性提供了实际的架构指示 TRACE32 连接到逻辑 Cortex-M7 处理器。它没有将冗余的检查器核心作为额外的、可独立调试的 Cortex-M7 呈现出来。因此,只有每个锁步对的功能成员才会作为调试目标出现。 4. 锁步不匹配报告 Cortex-M7 锁步比较逻辑检测到的不匹配将通过 S32R41 功能安全故障管理路径报告。应用程序必须按照 S32R41 功能安全手册配置相应的 FCCU 故障及其所需的响应。 5. 无需特殊的 TRACE32 命令即可启用锁步。 6. 请参阅以下与 S32R41 相关的文档: S32R41 参考手册,特别是 Cortex-M7、FCCU 和复位/故障管理章节; S32R41 功能安全手册,特别是涵盖 Cortex-M7 锁步执行、锁步比较和 FCCU 故障处理的安全机制; 与适用的 S32R41 版本相关的设备特定 FCCU 故障映射; TRACE32 S32R41 启动脚本随受支持的 S32R41 软件/调试软件包一起提供。 顺祝商祺! Peter
View full article
Can_43_LLCE 1.0.9 (S32G): is post-build loadable configuration supported or planned? Hello, We are following up on "Do CAN_LLCE and LLCE_Af support Postbuild Loadable?" (April 2025). NXP support answered "Postbuild model" for Can_43_LLCE. The loadable question was left open. Do CAN_LLCE and LLCE_Af support Postbuild Loadable? - NXP Community Setup: S32G274A, S32G_LLCE_1_0_9 (Can_43_LLCE 1.0.9, RTD AUTOSAR 4.4). Goal: update CAN config as post-build loadable without reflashing the full application image. In the 1.0.9 package, we see: Post-build tables are const structures with absolute pointers, compiled into the application image. We found no loadable or relocatable format, S-record output, or loader for post-build data. Questions: Is post-build loadable configuration supported/planned for Can_43_LLCE? If yes, which version and when? If not, what is the supported way to update CAN filters without a full reflash? Is there an application note for post-build with Can_43_LLCE and Llce_Af? Thanks in advance, Ayman Re: Can_43_LLCE 1.0.9 (S32G): is post-build loadable configuration supported or planned? Hi,AymanYounis Thank you for contacting us and your information. I have received your question and will help you to check it. BR Joey Re: Can_43_LLCE 1.0.9 (S32G): is post-build loadable configuration supported or planned? Hi,AymanYounis Thank you for contacting us. According to the latest LLCE manual, currently CAN_LLCE and LLCE_Af do not support Postbuild Loadable. There are no definite plans to add this feature. According to internal suggestions, if a customer wants to propose a new change request, this requires consulting the marketing. More business information needs to be provided. We currently do not have relevant documents for reference. Apologize for the inconvenience caused. BR Joey
View full article